Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
S32K344 – HSE_BファームウェアをインストールしたアプリケーションでPFLASH Block 2が利用可能ですか? こんにちは、 S32K344 (HSE_FW_S32K344_0_2_55_0、0.2.55.0 ビルド pb150130 (2025 年 1 月 30 日)) を中心とした配電ユニットを開発中です。タイプ:標準FW構成)デュアルバンクブートローダーとセキュアファームウェアアップデート付き。Flashレイアウトのある一点で行き詰まっており、明確な回答をいただけると幸いです。 問題点 NVMの設定領域(アプリケーションが書き込むランタイムパラメータ)は現在、実行中のコードと同じブロック内のPFLASHブロック0に存在しています。実行時にそれらに書き込むと、コア上で書き込み中の読み取り停止が発生し、プログラム/消去操作の間、ユニットがフリーズします。これは私たちのアプリケーションには受け入れられません(PDUはセーフティに関わる負荷を駆動します)。 最も簡単な解決策は、これらの領域を実行コードを含まないブロックに移動することです。ブロック2(0x600000–0x6FFFFF、セクター368–381)が自然な候補です。アプリケーションバンクでは使用されておらず、HSEがデータを保存するブロックでもありません。 これまでに確認したこと – S32K3xxリファレンスマニュアルにはPFLASHブロック構造が説明されていますが、HSE予約については何も触れていません。 – 公開されているHSE Basic FW FAQによると、ブロック0と1はアプリケーションに対して保証されており、HSEファームウェアはブロック3の一部(FULL_MEM構成で176KB)を予約しています。ブロック2については全く言及されていません。 – 私たちが検討したHSEデモアプリケーションやRTDの例もBlock 2を使用していないため、そこから何も推測できません。 – HSEファームウェアリファレンスマニュアルv2.4のNDA/DocStoreアクセス申請を提出しましたが、この内容はこの内容をカバーしていると理解しています。リクエストは保留中です。 質問 HSE_Bファームウェアをインストールした場合、Block 2はFULL_MEM設定のアプリケーション(コードとデータ)に完全に利用可能でしょうか?AB_SWAPについてはどうでしょうか? アプリケーションコアから実行時にブロック2を消去・プログラミングすることに関して、HSE関連の制限はありますか?HSE、SBAF、またはセキュアブートによってロックまたは監視されているセクター)? HSEファームウェア、SBAF、アプリケーション間のPFLASHブロックの完全な割り当てを説明した公開文書はありますか?もしなければ、NDA申請が処理される間にHSEファームウェア リファレンス・マニュアルへのアクセスを手伝ってもらえませんか? 確定的な答えが出るまでは、設計は意図的にブロック0と1に限定されており、そのため読み書きの問題が残ります。 ご協力ありがとうございます。 Re: S32K344 – Is PFLASH Block 2 available to the application with HSE_B firmware installed? 共有していただきありがとうございます 😉 Re: S32K344 – Is PFLASH Block 2 available to the application with HSE_B firmware installed? こんにちは、 @manu_fenixecu さん、 A1。はい、ブロック2は完全にユーザーフラッシュです。 S32K344、S32K314、およびS32K324のフラッシュメモリのレイアウトについては、HSE-B FW RM v2.7の図33(FULL_MEM)および図34(AB_SWAP)を参照してください。 A2.HSE-B FW RM v2.7、セクション14.6.4.2(HSE_CONFIG_GPR3)— アプリケーションはビット27を読み取るべきです。 A3。公開されている唯一の参考資料は、S32K3xx RM rev12、表198(「HSE_Bファームウェア使用機能フラグが有効になっている場合の構成の詳細」)です。HSE-B FW RMはNDAなしに共有できません。HSE関連のサポートについては、この公開コミュニティではなくサポートチケットを使用してください。 よろしくお願いいたします。 ダニエル
View full article
i.MX RT1170 は、スペクトラム拡散クロックを有効にした後、起動に失敗しました。 MCUXpressoを使用してRT1170 EVKでSSCを有効にしようとしています。 参照番号:AN12879 手順: 1. ベースプロジェクト:SDKの例evkmimxrt1170_semc_cm7 2. IDEを使ってSSCを設定する IDE_Clocking.png source_diff.png 3. 起動に失敗しました Boot_Failed.png 4. 時々正常に起動できる(~ 1/50) 何か手順を飛ばしてしまったでしょうか? よろしくお願いします。 見た Re: i.MX RT1170 Failed to boot after Spread Spectrum Clocking is enabled ここで行われた変更点を、単にデモコードを投稿するだけでなく詳しく教えてもらえますか?この投稿から3年経った今、私がこの元の投稿で詳述したのと同じ問題を抱えている状況では、何が必要なのかを判断するのは難しい。 よろしくお願いします。 Re: i.MX RT1170 Failed to boot after Spread Spectrum Clocking is enabled こんにちは、 @SeenFan さん。 SDRAMはDCDと起動ROMで初期化できます。その後、起動ROMがアプリケーションコードをSDRAMにコピーします。一番重要なのはキャッシュの問題だと思います。こちらのリンクを参照してください。 https://community.nxp.com/t5/i-MX-RT-Knowledge-Base/How-to-move-CM4-core-project-to-SDRAM-in-RT1176/ta-p/1363185 2. SDRAMでのデバッグ https://community.nxp.com/t5/MCUXpresso-IDE/Running-and-debugging-program-in-SDRAM/mp/1405167 3. i.MXRTでキャッシュされていないメモリを使用する https://community.nxp.com/t5/i-MX-RT-Knowledge-Base/Using-NonCached-Memory-on-i-MXRT/ta-p/1183369 よろしくお願いいたします。 ジン Re: i.MX RT1170 Failed to boot after Spread Spectrum Clocking is enabled こんにちは、ジンさん SDRAM上のプログラムを検索して実行したい場合。 注意すべき点は何ですか? よろしくお願いします。 見た Re: i.MX RT1170 Failed to boot after Spread Spectrum Clocking is enabled こんにちは、ジンさん それは動作します。どうもありがとう。 よろしくお願いします。 見た Re: i.MX RT1170 Failed to boot after Spread Spectrum Clocking is enabled こんにちは、 @SeenFan さん。 これは、RT1170 FlexSPIがデフォルト設定時にクロックソースとしてPLL2を使用するためです。PLL2の周波数を変更すると、FlexSPIが次の命令を取得できなくなる場合があります。これを解決するには、fsl_clock.cをSRAMに変換できます。私のデモコードを参照してください。 よろしくお願いいたします。 ジン
View full article
Eureka on PIC CLB Certain PIC MCUs (e.g., pic16f13145 family) have FPGA-like programmable logic called Configurable Logic Block. The pic16f13115 I'm using has 32 cells each with a 4-input lookup table and a D flip-flop. To learn to use the tools, today I implemented and simulated support for Charlieplexing of 6 LEDs with PWM brightness control. I used Verilog to define the circuit instead of using the logic CAD canvas. I was pounding my head on the wall for about half my time. Slowly, I got the Verilog right, got it to synthesize (build), then got it simulating. It is cool that the CLB programmed logic works even when the CPU is sleeping. It's perfect for safety-critical applications. Can be used, for example, to implement complex interrupt trigger logic. There is great flexibility in hooking up CLB logic to peripheral inputs and outputs. It's much more flexible than the clunkier CLC programmable logic that's been a fixture of PICs. Just thought I'd share my Eureka experience. Power
View full article
PIC CLB 上的 Eureka 某些 PIC MCU(例如 pic16f13145 系列)具有类似 FPGA 的可编程逻辑,称为可配置逻辑块。 我使用的 pic16f13115 有 32 个单元,每个单元都有一个 4 输入查找表和一个 D 触发器。 为了学习如何使用这些工具,今天我实现了对 6 个 LED 的 Charlieplexing 的 PWM 亮度控制支持,并进行了模拟。我使用 Verilog 来定义电路,而不是使用逻辑 CAD 画布。 我差不多有一半的时间都在用头撞墙。我慢慢地把 Verilog 代码写对了,让它能够综合(构建),然后让它能够仿真。 CLB 编程逻辑即使在 CPU 休眠状态下也能正常工作,这很棒。它非常适合功能安全至关重要的应用。例如,可用于实现复杂的触发信号逻辑。CLB 逻辑与外围输入输出的连接方式非常灵活。它比PIC单片机中一直使用的笨重的CLC可编程逻辑电路灵活得多。 只是想和大家分享一下我的 Eureka 经历。 电源
View full article
学ぶ 私はNXP S32K144を使い始めたばかりです。初心者におすすめの開発環境は何ですか?また、最初に何を学ぶべきでしょうか? Re: LEARNING こんにちは、 @JASAMANG さん、 初心者には、 S32 Design Studio for S32 Platform とS32K144評価ボードを組み合わせて使うことをおすすめします。 IDEに加えて、 S32K1リアルタイム・ドライバ (RTD) パッケージをインストールしてください。現在の開発フローでは、推奨される組み合わせは S32 Design Studio v3.6.0とS32K1 RTD 3.0.0です。RTDパッケージはHelp > S32DS拡張機能とアップデートを通じてインストール可能です。 以下の学習経路をたどることをお勧めします。 既存のS32K144 RTDサンプル(LED点滅サンプルやGPIOサンプルなど)をインポートして実行します。 基本的なプロジェクト構造、ビルドプロセス、フラッシュ書き込み、デバッグについて学びます。 S32の設定ツール、特にピン、クロック、ペリフェラルの設定に慣れておく。 GPIO、割り込み、タイマー、PWM、ADCについて引き続き説明します。 これらの基礎が明らかになったら、FreeMASTERやMCATなどのモータ制御の例やツールに進みましょう。 既存の例から始める方が、最初からアプリケーション全体を作るよりも一般的に簡単です。 RTDの設置手順については、 S32K1 RTDオフライン設置ガイドを参照してください。この記事は古いS32DS/RTDの組み合わせを示しつつ、パッケージ依存関係や一般的なオフラインインストールフローについて説明しています。ダウンロードするRTDバージョンのリリースノートで、必要なS32DSバージョンおよび依存パッケージを必ず確認してください。 この議論も役立つかもしれません: S32 Design StudioにSDK/RTDをインストールする。レガシーSDKとRTDの違いを説明し、AUTOSARおよび非AUTOSARの点滅LED例へのリンクを提供しています S32Kナレッジベースには、役立つ事例や技術記事も掲載されています。 問題が発生した場合は、まずS32Kコミュニティフォーラムを検索することをお勧めします。多くのよくある質問や問題点は、すでにそこで議論され、回答されています。 また、特定の問題に直面した場合は 専用Thread を作成してください。これにより議論が明確になり、他のユーザーが関連情報を見つけやすくなります。   最後の返信から7日間Threadを積極的に監視しています。その後は、更新のための購読メールのみを受け取り、それらは時折見逃されることもあります。この期間以降に関連する質問があれば、新しいThreadを作成し、元のThreadを参照してください。   回答がご質問への回答となっている場合は、 「解決策として承認」をクリックしてください。関連する質問がある場合は、新しいThreadを作成し、元のThreadを参照してください。   よろしくお願いいたします。 パベル Re: LEARNING 情報提供ありがとうございます。 🙏  Re: LEARNING 情報提供ありがとうございます 🙏
View full article
S32K344 – 安装 HSE_B 固件的应用程序是否可以使用 PFLASH Block 2? 你好, 我们正在围绕 S32K344 (HSE_FW_S32K344_0_2_55_0, 0.2.55.0 版本 pb150130 (2025 年 1 月 30 日)) 开发配电单元。类型:标准固件配置)具有双库引导加载程序和安全固件更新。我们在 Flash 布局的某一点上遇到了困难,希望能得到一个明确的答案。 问题 我们的 NVM 配置区域(应用程序写入的运行时参数)目前位于 PFLASH 块 0 中,与正在执行的代码位于同一块中。在运行时向它们写入数据会触发内核的读写停顿,从而在编程/擦除操作期间冻结单元。对于我们的应用来说,这是不可接受的(PDU 驱动与功能安全相关的负载)。 显而易见的解决方法是将这些区域移动到不包含已执行代码的块中。块 2(0x600000–0x6FFFFF,扇区 368–381)是自然的候选者:它没有被我们的应用程序银行使用,而且它也不是 HSE 存储其数据的块。 我们目前已核查的内容 – S32K3xx 参考手册描述了 PFLASH 块结构,但没有提及 HSE 预留。 – 公开的 HSE 基本固件常见问题解答指出,第 0 和 1 块保证供应用程序使用,并且 HSE 固件保留了第 3 块的一部分(在 FULL_MEM 配置中为 176 KB)。它完全没有提到第二区。 – 我们看到的 HSE 演示应用程序和 RTD 示例也没有使用 Block 2,因此我们无法从中推断出任何信息。 – 我们已提交 HSE 固件参考手册 v2.4 的 NDA / DocStore 访问请求,据我们了解,该手册涵盖了此内容。请求正在处理中。 问题 安装 HSE_B 固件后,在 FULL_MEM 配置下,Block 2 是否完全可供应用程序(代码和数据)使用?AB_SWAP 呢? 在运行时从应用程序核心擦除/编程 Block 2 是否存在任何与 HSE 相关的限制(例如,(由 HSE、SBAF 或安全启动锁定或监测的扇区)? 是否有公开文档描述了 HSE 固件、SBAF 和应用程序之间完整的 PFLASH 块分配情况?如果不行,能否请哪位好心人帮我们在保密协议申请处理期间获取 HSE 固件参考手册? 在得到确切答案之前,我们的设计特意限制在模块 0 和 1 内,这就给我们留下了边读边写的问题。 提前感谢您的帮助。 Re: S32K344 – Is PFLASH Block 2 available to the application with HSE_B firmware installed? 谢谢分享 😉 Re: S32K344 – Is PFLASH Block 2 available to the application with HSE_B firmware installed? 你好@manu_fenixecu , A1. 是的,Block 2 完全是用户闪存。 有关 S32K344、S32K314 和 S32K324 的闪存布局,请参阅 HSE-B FW RM v2.7 中的图 33(FULL_MEM)和图 34(AB_SWAP)。 A2. HSE-B FW RM v2.7,第 14.6.4.2 节 (HSE_CONFIG_GPR3) — 应用程序应读取第 27 位。 A3.唯一公开的参考资料是 S32K3xx RM rev12,表 198(“启用 HSE_B 固件使用功能标志时的配置详细信息”)。没有签署保密协议,HSE-B FW RM 不能共享。如需 HSE 相关支持,请使用支持工单,而不是在此公共社区中提问。 此致, 丹尼尔
View full article
i.MX RT1170 Failed to boot after Spread Spectrum Clocking is enabled Trying to enable SSC on RT1170 EVK with MCUXpresso. Ref: AN12879 Steps: 1. Base project: SDK Example evkmimxrt1170_semc_cm7 2. Using IDE to config SSC  IDE_Clocking.png source_diff.png 3. Boot failed Boot_Failed.png 4. Sometimes can boot normally (~ 1/50) Any step I missed? Regards Seen Re: i.MX RT1170 Failed to boot after Spread Spectrum Clocking is enabled Can you detail the changes that were made here, rather than just post demo code? It's difficult to determine what is needed 3 years after this post, when I am having the same problem detailed in this original post. Thank you. Re: i.MX RT1170 Failed to boot after Spread Spectrum Clocking is enabled Hi @SeenFan , SDRAM can be initialized by DCD and boot ROM.  Then boot ROM will copy your application code to SDRAM. I think the most important thing is the cache problem. You can refer to these link. https://community.nxp.com/t5/i-MX-RT-Knowledge-Base/How-to-move-CM4-core-project-to-SDRAM-in-RT1176/ta-p/1363185 2.debug in sdram https://community.nxp.com/t5/MCUXpresso-IDE/Running-and-debugging-program-in-SDRAM/m-p/1405167 3.Using NonCached Memory on i.MXRT https://community.nxp.com/t5/i-MX-RT-Knowledge-Base/Using-NonCached-Memory-on-i-MXRT/ta-p/1183369 Regards, Jing Re: i.MX RT1170 Failed to boot after Spread Spectrum Clocking is enabled Hi Jin, If I want to locate and run program on SDRAM.  What I need to pay attention to? Regards Seen Re: i.MX RT1170 Failed to boot after Spread Spectrum Clocking is enabled Hi Jing, It works. Thanks a lot. Regards Seen Re: i.MX RT1170 Failed to boot after Spread Spectrum Clocking is enabled Hi @SeenFan , This is because RT1170 FlexSPI use PLL2 as clock source when use default configure. When you change PLL2 frequency, FlexSPI may fail to get next instruction. To resolve this, you can put fsl_clock.c to SRAM. Please refer to my demo code. Regards, Jing
View full article
学习 我是NXP S32K144的新手。对于初学者来说,推荐的开发环境是什么?我应该首先学习什么? Re: LEARNING 你好@JASAMANG , 对于初学者,我建议使用S32 Design Studio for S32 Platform以及 S32K144 评估板。 除了 IDE 之外,请安装S32K1 实时驱动程序 (RTD)软件包。对于当前的开发流程,推荐的组合是S32 Design Studio v3.6.0 与 S32K1 RTD 3.0.0 。可以通过“帮助”>“S32DS 扩展和更新”安装 RTD 软件包。 我建议按照以下学习路径进行学习: 导入并运行现有的 S32K144 RTD 示例,例如闪烁 LED 或 GPIO 示例。 学习项目的基本结构、构建过程、烧录和调试。 熟悉 S32 配置工具,特别是引脚、时钟和外设配置。 继续讲解 GPIO、中断、定时器、PWM 和 ADC。 一旦这些基本概念清晰明了,就可以开始学习电机控制示例和工具,例如 FreeMASTER 和 MCAT。 通常来说,从现有示例入手比从头开始创建完整的应用程序要容易得多。 有关 RTD 安装指导,请参阅S32K1 RTD 离线安装指南。虽然这篇文章演示的是较旧的 S32DS/RTD 组合,但它解释了软件包依赖关系和一般的离线安装流程。务必在下载的 RTD 版本的发行说明中核实所需的 S32DS 版本和依赖软件包。 您可能也会发现以下讨论很有用:将 SDK/RTD 安装到 S32 Design Studio 中。它解释了传统 SDK 和 RTD 之间的区别,并提供了 AUTOSAR 和非 AUTOSAR LED 闪烁示例的链接。 您还可以在S32K 知识库中找到有用的示例和技术文章。 如果遇到问题,我建议先在S32K 社区论坛上搜索一下。许多常见问题和疑虑已经在那里讨论并得到了解答。 另外,如果您遇到具体问题,请另开新帖。这有助于保持讨论的清晰性,也使其他用户更容易找到相关信息。   我们会在最后一条回复发出后的七天内持续监测帖子。此后,我们只会收到更新订阅邮件,偶尔可能会错过这些邮件。此后如有任何相关问题,请另开新帖并引用原帖。   如果某个回复解答了您的问题,请点击“接受为解决方案”。如有任何相关问题,请另开新帖并引用原帖。   顺祝商祺! 帕维尔 Re: LEARNING 感谢您提供信息 🙏 Re: LEARNING 我非常感谢您提供的信息。 🙏 
View full article
启用扩频时钟后,i.MX RT1170 无法启动。 尝试使用 MCUXpresso 在 RT1170 EVK 上启用 SSC。 参考编号:AN12879 步骤: 1. 基础项目:SDK 示例 evkmimxrt1170_semc_cm7 2. 使用IDE配置SSC IDE_Clocking.png source_diff.png 3. 启动失败 启动失败.png 4. 有时可以正常启动(约 1/50) 我漏掉了什么步骤吗? 此致 已见 Re: i.MX RT1170 Failed to boot after Spread Spectrum Clocking is enabled 能否详细说明一下这里做了哪些更改,而不仅仅是贴出示例代码?时隔三年,我仍然遇到与原帖中详细描述的相同问题,因此很难确定需要什么。 谢谢! Re: i.MX RT1170 Failed to boot after Spread Spectrum Clocking is enabled 嗨@SeenFan , 同步动态随机存取存储器(SDRAM) 可由 DCD 和启动 ROM 初始化。然后启动 ROM 会将您的应用程序代码复制到同步动态随机存取存储器(SDRAM)。我认为最重要的是缓存问题。您可以参考这些链接。 https://community.nxp.com/t5/i-MX-RT-Knowledge-Base/How-to-move-CM4-core-project-to-SDRAM-in-RT1176/ta-p/1363185 2.在 同步动态随机存取存储器(SDRAM) 中调试 https://community.nxp.com/t5/MCUXpresso-IDE/Running-and-debugging-program-in-SDRAM/mp/1405167 3.在 i.MXRT 上使用非缓存内存 https://community.nxp.com/t5/i-MX-RT-Knowledge-Base/Using-NonCached-Memory-on-i-MXRT/ta-p/1183369 此致, 景 Re: i.MX RT1170 Failed to boot after Spread Spectrum Clocking is enabled 嗨,金, 如果我想在同步动态随机存取存储器(SDRAM)上定位并运行程序。 我需要注意什么? 此致 已见 Re: i.MX RT1170 Failed to boot after Spread Spectrum Clocking is enabled 嗨,静, 有用。多谢。 此致 已见 Re: i.MX RT1170 Failed to boot after Spread Spectrum Clocking is enabled 嗨@SeenFan , 这是因为 RT1170 FlexSPI 在使用默认配置时使用 PLL2 作为时钟源。当您更改 PLL2 频率时,FlexSPI 可能无法获取下一条指令。要解决这个问题,你可以把 fsl_clock.c 放到 SRAM 里。请参考我的示例代码。 此致, 景
View full article
S32K344 – Is PFLASH Block 2 available to the application with HSE_B firmware installed? Hello, We are developing a Power Distribution Unit around the S32K344 (HSE_FW_S32K344_0_2_55_0, 0.2.55.0 build pb150130 (30 janvier 2025). Type : Standard FW configuration) with a dual-bank bootloader and secure firmware update. We are stuck on one point of the flash layout and would appreciate a definitive answer. The problem Our NVM configuration regions (runtime parameters written by the application) currently live in PFLASH Block 0, in the same block as the executing code. Writing to them at runtime triggers read-while-write stalls on the core, which freezes the unit for the duration of the program/erase operation. This is not acceptable for our application (the PDU drives safety-relevant loads). The obvious fix is to move these regions to a block that does not contain executed code. Block 2 (0x600000–0x6FFFFF, sectors 368–381) is the natural candidate: it is not used by our application banks, and it is not the block where HSE stores its data. What we have checked so far – The S32K3xx Reference Manual describes the PFLASH block structure but does not say anything about HSE reservations. – The public HSE Basic FW FAQ states that Blocks 0 and 1 are guaranteed for the application, and that the HSE firmware reserves part of Block 3 (176 KB in FULL_MEM configuration). It does not mention Block 2 at all. – The HSE demo application and RTD examples we looked at do not use Block 2 either, so we cannot infer anything from them. – We have submitted an NDA / DocStore access request for the HSE Firmware Reference Manual v2.4, which we understand covers this. The request is pending. Questions With HSE_B firmware installed, is Block 2 entirely available to the application (code and data) in FULL_MEM configuration? What about AB_SWAP? Is there any HSE-related restriction on erasing/programming Block 2 at runtime from the application core (e.g. sectors locked or monitored by HSE, SBAF or secure boot)? Is there a public document that describes the full PFLASH block allocation between HSE firmware, SBAF and the application? If not, could someone help us get access to the HSE Firmware Reference Manual while our NDA request is processed? Until we have a confirmed answer, our design is deliberately confined to Blocks 0 and 1, which leaves us with the read-while-write issue. Thank you in advance for your help. Re: S32K344 – Is PFLASH Block 2 available to the application with HSE_B firmware installed? Hello @manu_fenixecu, A1. Yes, Block 2 is entirely user flash. Refer to HSE-B FW RM v2.7, Figure 33 (FULL_MEM) and Figure 34 (AB_SWAP) for the flash memory layout of S32K344, S32K314, and S32K324. A2. HSE-B FW RM v2.7, Section 14.6.4.2 (HSE_CONFIG_GPR3) — the application should read bit 27. A3. The only publicly available reference is the S32K3xx RM rev12, Table 198 ("Configuration details when the HSE_B firmware usage feature flag is enabled"). The HSE-B FW RM cannot be shared without an NDA in place. For HSE-related support, please use support tickets rather than this public community. Regards, Daniel Re: S32K344 – Is PFLASH Block 2 available to the application with HSE_B firmware installed? Thank you for sharing 😉
View full article
SC16IS740 最大水晶周波数 NXP技術サポートチームへ、 弊社では、3.3V電源でSC16IS740を使用しています。 XTAL1とXTAL2間で直接接続可能な最大外部結晶発振器の周波数を確認していただけますか? データシートには以下のように記載されています。 外部クロック、水晶発振器(最大24MHz)に適用されます。 再開まで今しばらくお待ちください。 よろしくお願いいたします。 アビシェク Re: SC16IS740 Maximum Crystal Frequency こんにちは、AbishekDevanさん 良い一日! はい、おっしゃる通りです。外部水晶発振器を使用した場合の限界周波数は24MHzです。 良い一日をお過ごしください。幸運を祈ります。
View full article
主题:MPC5605 内存读取问题,地址为 0x00100010 你好, 我们遇到一个使用 MPC5605 的 ECU 问题。 在执行 EOL 内存转储操作期间,我们的工具箱使用直接 CPU 字节访问来读取内存: *((uint8_t *)地址) 从 CAN 日志中可以看到: ```文本 从 0x00100008 读取 8 个字节 -> 成功 从 0x00100010 读取 8 个字节 -> ECU 停止响应并重置 ``` 我们查阅了 MPC5606BK 参考手册,`16234_MPC5606BRM`,修订版 2: - 表 3-1,第 49 页显示“0x00100000 - 0x001FFFFF”为**保留**。 - 第 871-872 页描述了闪存映射和闪存仿真映射。 请问您能否澄清一下: 1. `0x00100010` 是 MPC5605 的有效/可读地址吗? 2. 如果这是一个保留地址,当软件直接读取它时会发生什么?它会导致异常或 RESET 吗? 3. 我们应该使用哪一参考手册章节来获取准确的 MPC5605 内存映射? 我们还会从 ECU 硬件中收集完整的 MPC5605 零件编号和芯片版本。 此致, 卡西拉詹 C 开发板 Re: Subject: MPC5605 memory-read issue at 0x00100010 你好, 地址 0x00100010 属于 0x00100000-0x001FFFFF 范围,该范围在 MPC560xB 内存映射中标记为保留。应用程序不得访问保留区域。访问此类位置可能会产生与总线相关的异常或其他设备特定的故障响应,如果不处理该异常,可能会导致通信丢失或RESET。 第三章 记忆映射 petervlna_0-1789455244473.pngpetervlna_0-1789455244473.png 顺祝商祺! Peter Re: Subject: MPC5605 memory-read issue at 0x00100010 谢谢你的回复
View full article
i.MX95 - UUUツールのフラッシュが時々失敗する 専門家の皆様へ 私はi.MX95 EVKを使用しており、imx-bootと(カーネル+ルートファイルシステム)をemmcにフラッシュしています。フラッシュ書き込みには、UUUスクリプトのemmc_allオプションを使用しました。 時々、そのオプションを使ったフラッシュ書き込みで失敗する現象が見られました。以下に、エラー発生時のコードスニペットを示します。 0x200000002:13-294A7876CE324A4D>Okay (0.403s) 2:13-294A7876CE324A4D>Start Cmd:FB: ucmd if env exists emmc_ack; then ; else setenv emmc_ack 0; fi; 2:13-294A7876CE324A4D>Okay (0.008s) 2:13-294A7876CE324A4D>Start Cmd:FB: ucmd sleep 1 2:13-294A7876CE324A4D>Okay (1.007s) 2:13-294A7876CE324A4D>Start Cmd:FB: ucmd mmc partconf ${emmc_dev} ${emmc_ack} 1 0 2:13-294A7876CE324A4D>Fail (0.187s) 同様の不具合を経験された方がいらっしゃいましたら、また、この問題を軽減するための解決策をご存知でしたら、ぜひお知らせください。 よろしくお願いいたします! BR、 アルン・クマール Re: i.MX95 - UUU tool flashing fails occasionally こんにちは、 使っているコマンドの全文を共有してもらえますか?また、FRDMボードのEVKやBSP版、UUU版でテストしている場合も教えてください。 よろしくお願いいたします。
View full article
件名:MPC5605のメモリ読み取りに関する問題(アドレス:0x00100010) こんにちは、 MPC5605を使用しているECUに問題が発生しています。 EOLメモリダンプ操作中、ツールボックスはCPUの直接バイトアクセスを使ってメモリを読み込みます。 *((uint8_t *)address) CANのログより: 「`テキスト」 0x00100008から8バイトを読み込みました -> 成功 0x00100010から8バイトを読み取ると、ECUが応答しなくなりリセットされる。 「`」 MPC5606BKリファレンスマニュアル『16234_MPC5606BRM』、リバノリファレンス2を確認しました: - 表3-1、49ページでは、`0x00100000 - 0x001FFFFF`が**予約済み**と表示されています。 - 871~872ページでは、フラッシュメモリマップとフラッシュエミュレーションマッピングについて説明しています。 もう少し詳しく教えていただけますか: 1. 「0x00100010」はMPC5605にとって有効で読みやすいアドレスか? 2. 予約済みアドレスの場合、ソフトウェアが直接読み取った場合どうなりますか?CANは例外やリセットを引き起こすことはできますか? 3. 正確なMPC5605メモリマップにはどのリファレンス・マニュアルセクションを使うべきか? また、ECUハードウェアからMPC5605の完全な部品番号とシリコンリビジョンも収集しています。 よろしくお願いします、 カシラジャン C 開発ボード Re: Subject: MPC5605 memory-read issue at 0x00100010 こんにちは、 アドレス0x00100010は、MPC560xBメモリマップで予約済みとしてマークされている0x00100000-0x001FFFFFの範囲に属します。予約済み地域はアプリケーションソフトウェアでアクセスしてはなりません。そのような場所へのアクセスはバス関連の例外やデバイス固有の故障応答を引き起こす可能性があり、例外が処理されない場合、通信の喪失やリセットにつながることがあります。 第3章 メモリーマップ petervlna_0-1789455244473.pngpetervlna_0-1789455244473.png よろしくお願いいたします。 ピーター Re: Subject: MPC5605 memory-read issue at 0x00100010 ご返信ありがとうございます
View full article
ユーザーガイドで言及されているPIDパラメータの重要性と、それらの計算方法について教えてください。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 私はBLDC制御用にMagniV開発ボードを使っています......。速度と電流ループ制御とPI制御についてはNXPのコードも参考にしました。PI制御ループのパラメータ計算はfreemasterツールを使用して行います。PIDループのパラメータ計算にも同様のツールはありますか?また、コードに付属していたユーザーガイドに記載されているNXP PID機能で使用されるPIDパラメータの重要性を定義してください。 Re: PID parameters significance mentioned in User guide and how to calculate them ? 別のプロセスの場合: 1. モーター95W、12V、抵抗Rは約1.2Ω、インダクタンスLは約2.5mH 2. スイッチの周波数は160Hz、つまり1000 rad/s(1000/3.1416/2=160Hz)であることを示唆しています。 3. そしてZ_finalは1である。 SO: S = 1/(R+2*pi*L*freq) = 1/(1.2+2*3.14156*2.5e-3*160)= 1/(1.2+2.5) ジャンプはこちらです: 1.Kp = 2*3.1416*2.5e-3*160-R= 5-1.2= 3.8 2.Ki = w^2*L = 2500 3. Vol curr はスタンドリズであるため、 :Kp = 3.8 * 8/12 = 3.8 * 0.667=2.5 この段階で、AIはLが間違っている可能性があると述べた。 ---------------- 適切なモーターパラメータを計算してみましょう。 エンジンがcos(theta)=0.85の場合 >>> import numpy as np >>> np.acos(0.85) np.float64(0.5548110329800715) >>> np.sin(0.555) np.float64(0.5269433002033014) するとsin(θ)=0.5。 つまり、エンジンがSTDで停止したとき、Curr_RとCurr_Lは等しいです。 so:R = 12*0.707/(8*0.707)= 1.5オーム、これは正しいです。 L:9000rpmは150Hzなので、誤差は帯域幅の問題だと思います。1500Hz、あるいは3000Hzより高くあるべきです もし freq_std=1500なら、Lは12*0.85/(2*π*1.5e3)であるはずです。= 10mH ~ 5mH つまり、Ki = 14e3*10e-3 = 140 または 70。 Kp = 2*pi*1.5e3*L-R = 94-1.5= ... それでも間違っている…。 Re: PID parameters significance mentioned in User guide and how to calculate them ? やあ。 私はPID制御に関しては初心者です。 これが私が見つけた最初の投稿です。 以下は、このフォーラムにおける私の発見と知識の一部です。 S32K344 - FreeRTOSと統合されたFOC これが最初の行です。 EVボードをインストールした後、PMSM_appconfig.hを取得しました。PIDパララム、initパララムは: #define CLOOP_D_KP(0.368399F) #define CLOOP_D_KI(0.0298853F) #define CLOOP_Q_KP(0.371817F) #define CLOOP_Q_KI(0.0298853F) これはFOCコントロールなので、ここには2つのPIパラメータがあります。 したがって、Kpが最も重要なものです。 では、私の計算は以下の通りです: PID(err_of_vol) = カール。 電圧範囲は12Vです モーターの出力は95Wで、出力カールは :95/12=8A です。 SO: Kp = 8/12 = 0.67...しかしモーターは前述と後ろのロールをサポートCANできるため、Volは2つの部分に分割しなければなりません。 SO :   if you using +12V to サポート all roll on roll back, kp should be 8*2/12=1.33 DC+とDC-を反転させるようなものを使用する場合は、0.67になるはずです。 調整する場合、常に小さい値から始まります。例えば、その20%。つまり、最終的に0.37は20%×1.33=より大きいです。0.27 KiはKpの約10%であり、Ki = 1/12*Kpとなる。 しかし、それは全くの間違いのようだ。 Qianwen(AIチャット)について何か聞いたんだけど 1. NXPは、最初の段階では、現在の株価と株価を据え置くべきである。 2. 計算の基準となるのは、制御空間のゼロ点と極点です。 後で調べてみます。 それによると、モーターの PID パラメータは、まずモーターの L、R を測定し、次に計算します。 Re: PID parameters significance mentioned in User guide and how to calculate them ? <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちは、 私たちはウェブ上のモータ制御の例の構造にPIコントローラを使用しています。ご指摘の通り、McatはPIコントローラのパラメータ計算に役立ちます(カスケード制御構造におけるPMSMや、6ステップ構造におけるBLDCの制御)。現時点では、PIDコントローラー付きの構造や設定支援ツールを使った例はウェブ上にありませんが、もちろんAMCLIBライブラリも顧客制御構造の構成要素としてこの機能を提供しています。 お役に立てれば幸いです。 よろしくお願いいたします。 ダイアナ
View full article
NXP Matlab Simulink Interaction I am Trying to flash Simulink model into S32K312 MINI-EVB. It is using CAN interface for input and output of the model. Need to understand why my traces are not matching with what i am getting in Simulink Simulation model. There are differences in the model run in Simulink and that on NXP hardware, maybe because of timestep and other factors, just need support to check what i might be doing wrong.
View full article
NXP Matlab Simulink 交互 我正在尝试将 Simulink 模型刷写到 S32K312 MINI-EVB 中。该模型采用CAN接口进行输入输出。我需要了解为什么我的轨迹与我在 Simulink 仿真模型中得到的结果不符。Simulink 中的模型运行结果与 NXP 硬件上的模型运行结果存在差异,可能是由于时间步长和其他因素造成的,我需要帮助来检查我可能做错了什么。
View full article
FRDM-IMX93 ASCII ボードファイル こんにちは、 このリンクからFRDM-IMX93デザインファイルを取得しました: https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/frdm-i-mx-93-development-board:FRDM-IMX93 しかし、それらをAltiumにインポートするためのAllegroやExtracta.exeを持っていません。LAY-94611_B.brdをACII形式で提供してもらえますか?それならAltiumにインポートできます。 ありがとうございます Re: FRDM-IMX93 ASCII Board File こんにちは、 私もこのファイルが必要です。ボードをよりよく理解し、開発に役立てたいからです。送ってくれる? Re: FRDM-IMX93 ASCII Board File こんにちは、 @Cwootton さん! NXPサポートにご連絡いただきありがとうございます! 必要なファイルは近日中にメールでお送りします。 よろしくお願いします、 チャビラ
View full article
PID parameters significance mentioned in User guide and how to calculate them ? I am using MagniV development board for for BLDC control .... I have also took reference from NXP code for speed and current loop control with PI control ..... for PI control loop parameters calculations are done using freemaster tool....Is there any such tool for PID loop parameter calculation ? Also please define significance of PID parameters used in NXP PID function mentioned in user guide that came with code . Re: PID parameters significance mentioned in User guide and how to calculate them ? for another process: 1. motor 95W, 12V, the R is about: 1.2ohm, and L is about:2.5mH 2. it suggest the switch freq is 160Hz, which is 1000 rad/s( 1000/3.1416/2=160Hz) 3. and it suggest the Z_final is 1. so: s = 1/(R+2*pi*L*freq) = 1/(1.2+2*3.14156*2.5e-3*160) = 1/(1.2+2.5)  here is a jump: 1.Kp = 2*3.1416*2.5e-3*160-R = 5-1.2 = 3.8 2.Ki = w^2*L = 2500 3.because the Vol, curr is standlize, so :Kp = 3.8 * 8/12 = 3.8*0.667=2.5 at this stage, AI said the L maybe wrong. ---------------- let me try to calc the right motor params. if engine is cos(theta)=0.85 >>> import numpy as np >>> np.acos(0.85) np.float64(0.5548110329800715) >>> np.sin(0.555) np.float64(0.5269433002033014) then sin(theta)=0.5. so: when engine at std power out. the Curr_R and Curr_L is equal. so:R = 12*0.707/(8*0.707) = 1.5ohm, this is right. L:9000rpm is 150Hz,so, I think the error is bandwith, it should be higher than 1500Hz, and maybe 3000Hz if freq_std=1500, which means the L should be 12*0.85/(2*pi*1.5e3) = 10mH ~5mH so:Ki = 14e3*10e-3 = 140 or 70. Kp = 2*pi*1.5e3*L -R = 94-1.5 = ... still wrong.... Re: PID parameters significance mentioned in User guide and how to calculate them ? hi,there. I am a naive to pid ctrl. this is the first post I found. here are some my foundings in this forum and knowledge. S32K344 - FOC integrated with FreeRTOS this is the beginning line. After I install the EV boards, I got the PMSM_appconfig.h,  the pid params, init params is : #define CLOOP_D_KP (0.368399F) #define CLOOP_D_KI (0.0298853F) #define CLOOP_Q_KP (0.371817F) #define CLOOP_Q_KI (0.0298853F) this is FOC controler, so there are two PI params here. so the Kp is the most important one. so,here is my calc: the PID(err_of_vol) = Curr. Vol range is 12V the motor power is 95W, so the output Curr is :95/12=8A. so: Kp = 8/12 = 0.67... but  the motor can support forword and backword rolling, so the  Vol must split into 2Parts. so :   if you using +12V to support all roll on roll back, kp should be 8*2/12=1.33 if you using something like revert the DC+ DC-, it should be just 0.67. if you tune it, it always start an a more small value. for example 20% of it.  so at last, the 0.37 is more larger than 20%*1.33= 0.27 Ki is about 10percent of Kp, here is Ki = 1/12*Kp but it seems it is totally wrong. I heard sth about Qianwen(An AI-Chat) 1. NXP should Standlize the Curr & Vol, for the very first stage. 2.what the calc is based Zero,and Polor Point of Control Space.  I will try to figure it out later,  it said, the motor's PID params will first try to measure motors' L,R then calc. Re: PID parameters significance mentioned in User guide and how to calculate them ? Hello, We use PI controllers in the structures of our motor control examples on the web. As you write, Mcat helps with the calculation of parameters for the PI controllers used (for PMSM in the cascade control structure for BLDC in the structure for sixstep). At the moment we do not have an example on the web that would use a structure with a PID controller or a tool that would help to set it, but of course, our AMCLIB library also offers this function as a building block for customer control structures. I hope it helps. Best regards, Diana
View full article
FRDM-IMX93 ASCII 板文件 你好, 我从这个链接下载了FRDM-IMX93设计文件: https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/frdm-i-mx-93-development-board:FRDM-IMX93 但是我没有 Allegro 或 Extracta.exe 来将它们导入 Altium。请提供 ACII 格式的 LAY-94611_B.brd 文件,以便我将其导入 Altium 系统。 谢谢! Re: FRDM-IMX93 ASCII Board File 你好, 我也需要这份文件来更好地了解电路板并帮助进行开发。你能发给我吗? Re: FRDM-IMX93 ASCII Board File 嗨@Cwootton ! 感谢您联系恩智浦技术支持! 我稍后会通过电子邮件将所需文件发送给您。 此致, 查维拉
View full article