こんにちは、
S32K344 (HSE_FW_S32K344_0_2_55_0、0.2.55.0 ビルド pb150130 (2025 年 1 月 30 日)) を中心とした配電ユニットを開発中です。タイプ:標準FW構成)デュアルバンクブートローダーとセキュアファームウェアアップデート付き。Flashレイアウトのある一点で行き詰まっており、明確な回答をいただけると幸いです。
問題点
NVMの設定領域(アプリケーションが書き込むランタイムパラメータ)は現在、実行中のコードと同じブロック内のPFLASHブロック0に存在しています。実行時にそれらに書き込むと、コア上で書き込み中の読み取り停止が発生し、プログラム/消去操作の間、ユニットがフリーズします。これは私たちのアプリケーションには受け入れられません(PDUはセーフティに関わる負荷を駆動します)。
最も簡単な解決策は、これらの領域を実行コードを含まないブロックに移動することです。ブロック2(0x600000–0x6FFFFF、セクター368–381)が自然な候補です。アプリケーションバンクでは使用されておらず、HSEがデータを保存するブロックでもありません。
これまでに確認したこと
– S32K3xxリファレンスマニュアルにはPFLASHブロック構造が説明されていますが、HSE予約については何も触れていません。
– 公開されているHSE Basic FW FAQによると、ブロック0と1はアプリケーションに対して保証されており、HSEファームウェアはブロック3の一部(FULL_MEM構成で176KB)を予約しています。ブロック2については全く言及されていません。
– 私たちが検討したHSEデモアプリケーションやRTDの例もBlock 2を使用していないため、そこから何も推測できません。
– HSEファームウェアリファレンスマニュアルv2.4のNDA/DocStoreアクセス申請を提出しましたが、この内容はこの内容をカバーしていると理解しています。リクエストは保留中です。
質問
確定的な答えが出るまでは、設計は意図的にブロック0と1に限定されており、そのため読み書きの問題が残ります。
ご協力ありがとうございます。
共有していただきありがとうございます
こんにちは、 @manu_fenixecu さん、
A1。はい、ブロック2は完全にユーザーフラッシュです。
S32K344、S32K314、およびS32K324のフラッシュメモリのレイアウトについては、HSE-B FW RM v2.7の図33(FULL_MEM)および図34(AB_SWAP)を参照してください。
A2.HSE-B FW RM v2.7、セクション14.6.4.2(HSE_CONFIG_GPR3)— アプリケーションはビット27を読み取るべきです。
A3。公開されている唯一の参考資料は、S32K3xx RM rev12、表198(「HSE_Bファームウェア使用機能フラグが有効になっている場合の構成の詳細」)です。HSE-B FW RMはNDAなしに共有できません。HSE関連のサポートについては、この公開コミュニティではなくサポートチケットを使用してください。
よろしくお願いいたします。
ダニエル