2413094_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2413094_ja-JP

2413094_ja-JP

SC16IS740 最大水晶周波数

NXP技術サポートチームへ、

弊社では、3.3V電源でSC16IS740を使用しています。

XTAL1とXTAL2間で直接接続可能な最大外部結晶発振器の周波数を確認していただけますか?

データシートには以下のように記載されています。

外部クロック、水晶発振器(最大24MHz)に適用されます。

再開まで今しばらくお待ちください。

よろしくお願いいたします。

アビシェク


Re: SC16IS740 Maximum Crystal Frequency

こんにちは、AbishekDevanさん

良い一日!

はい、おっしゃる通りです。外部水晶発振器を使用した場合の限界周波数は24MHzです。

良い一日をお過ごしください。幸運を祈ります。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
3 週間前
更新者: