Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
FRDM-IMX8MPLUS:J18 引脚映射和 GPIO 使用的 I/O 电压 你好, 我正在使用 FRDM-IMX8MPLUS 板,想将 PIR 运动传感器连接到 J18 40 针扩展接头上。传感器的输出是 3.3V 推挽信号,输入到 GPIO 输入端。UM12340(修订版)1.0) 描述了 J18,但它没有接头的引脚表或 I/O 电压。请您确认以下事项? 1. I/O 电压:J18 信号引脚的电压是 3.3V 还是 1.8V?哪个 NVCC 电源轨为每个连接到接头的焊盘组供电? 2. 引脚映射:这些 SoC 焊盘分别连接到哪个 J18 引脚(如果有的话)? - GPIO1_IO10 - GPIO1_IO13 - GPIO1_IO01 - SAI5_RXFS - ECSPI2_SS0 - ECSPI1_SS0 - SAI5_RXD3 3. 串联元件:SoC 与 J18 引脚之间是否有电平转换器、缓冲器或串联电阻? 4. 输入容差:如果接头电压为 1.8V,它能否安全地接受 3.3V 输入,还是我需要一个电平转换器? 如果能提供一张 J18 引脚表,标明每个引脚的电压,就能解答所有这些问题。指向电路板原理图正确页面的指针也行。 谢谢 FRDM 培训 i.MX 8 系列 | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus Re: FRDM-IMX8MPLUS: J18 pin mapping and I/O voltage for GPIO use 我在公开文档中找不到您列出的特定焊盘对应的 J18 引脚编号。然而,J18 40 针接头(2x20)通常提供对 GPIO、SAI(音频)、ECSPI(SPI)和 I2C 接口的访问[^9][^11]。您需要查阅电路板原理图或“FRDM-IMX8MPLUS 原理图”PDF,将每个 SoC 焊盘映射到其物理 J18 引脚编号。 **3.系列零件/换挡器** 板上**没有用于这些信号的电平转换器**。处理器 I/O 直接连接到接头[^10][^11]。 **4.输入容差和建议** 由于接头的工作电压为**1.8V**,因此**不耐受3.3V**。直接从 PIR 传感器施加 3.3V 推挽信号可能会损坏 i.MX 8M Plus SoC。 你有两种选择: - **使用 1.8V PIR 传感器**:找到一个可以用 1.8V 供电且具有 1.8V 推挽输出的 PIR 运动传感器。 - **添加外部电平转换器**:保留您当前的 3.3V PIR 传感器,但在传感器和 J18 接头之间放置一个双向逻辑电平转换器(例如 TXB0108、PCA9306),将 3.3V 信号降至 1.8V。 要了解确切的引脚映射,我建议从 NXP 官方产品页面下载板的设计文件(原理图),并查看 `FRDM-IMX8MPLUS Schematic.pdf`。 Re: FRDM-IMX8MPLUS: J18 pin mapping and I/O voltage for GPIO use 嗨@db16122 @cole 您可以从原理图中找到信息: https://www.nxp.com/downloads/en/schematics/FRDM-IMX8MPLUS-SCH-95022_B1.zip 此致, 志明
View full article
i.MX 8M Quad Evk I2C interface I need to interface an AM/FM tuner module with the NXP i.MX 8M Quad EVK using the I2C interface for tuner configuration and control. Could you please guide me on how to establish this hardware interface. Additionally, does the i.MX 8M Quad EVK expose I2S signals that can be used to receive digital audio output from the tuner module? If so, could you please share the relevant connector details and pin mapping? Re: i.MX 8M Quad Evk I2C interface Hello, Yes, the MCIMX8M-EVK has J801 connector to access I2C2 of the processor. Regarding access to I2S interface will be a little bit more difficult since an adapter will be needed. These signals are connected to M.2 KEY-E J1401 connector or J1801 connector. Please check it in the next design file: Design Files for the i.MX 8M Evaluation Kit (EVKB) Best regards.
View full article
在 PN5190B2 上移植固件更新 我想将NFC固件更新库代码移植到我的控制器上。我不太清楚应该在SW6592中包含哪些库,又应该移除哪些库,才能实现SPI主机目标通信和固件更新。主机是我的控制器,目标是NFC PN5190B2设备。 我需要将我的控制器移植到您的固件更新SW6592示例代码中的步骤。 此外,还要列出需要删除的不必要的库或代码文件……仅需进行必要的移植。 Re: porting firmware update on pn5190b2 你好@rajesh1111111111111 要将 SW6592 固件更新示例移植到您的控制器,无需更改上层固件更新逻辑。 您只需将SW6592平台相关的底层驱动程序替换为您的控制器对应的驱动程序,主要包括: SPI通信驱动程序; PN5190B2 RESET 和握手 GPIO 控制; 延迟、定时器和超时功能; 操作系统或平台抽象接口(如适用)。 应保留现有的固件更新流程、命令处理、固件映像传输、验证和错误处理逻辑。 可以删除特定于平台的板支持文件、未使用的通信接口、不相关的示例应用程序、调试代码以及未使用的 RTOS 或外围设备驱动程序。但是,具体的文件列表取决于 SW6592 版本和项目结构。 BR 凯莉
View full article
[KW45B41Z] J-Link GDB 服务器错误:无法连接到自定义硬件上的目标 亲爱的团队, 我遇到了上述问题。请帮我解决这个问题。 硬件:定制板,搭载 KW45B41Z 芯片;调试器:SEGGER J-Link;IDE:MCUXpresso 尝试对我的定制 KW45B41Z 板进行烧录/调试时,J-Link GDB 服务器抛出以下弹出错误:“J-Link GDB 服务器报告了一个错误。原因:错误:无法连接到目标。 我附上了我的IDE和错误弹出窗口的截图。当J-Link在自定义设计中连接失败时,针对这款特定的MCU,建议的故障排除步骤是什么?
View full article
IAR Plugin Manager for S32DS3.5 I am trying to integrate IAR EWARM FS 8.50.10 into S32 Design Studio 3.5. According to the NXP integration guide, the recommended flow is to install the IAR Plugin Manager from the IAR Eclipse update site and then use the Plugin Manager to install the corresponding IAR Eclipse plugin. However, the latest IAR Plugin Manager available from the current update site requires Java 17, while S32DS 3.5 is running with Java 11.0.11. As a result, the Plugin Manager cannot be resolved/started in S32DS 3.5. The Error Log shows: Require-Capability: osgi.ee; filter:="(&(osgi.ee=JavaSE)(version=17))" Could anyone confirm: Which IAR Plugin Manager version/build was validated with S32DS 3.5? Where can I download the older Java 11-compatible IAR Plugin Manager package/update site? For IAR EWARM FS 8.50.10, which IAR Eclipse plugin version/build should be used with S32DS 3.5? If anyone still has a working S32DS 3.5 + IAR 8.50.10 environment, could you please share the installed IAR Plugin Manager/plugin version numbers? Thanks! Re: IAR Plugin Manager for S32DS3.5 Hello @LeoYang-, I have sent you a private message. Best regards, Julián
View full article
OpenSSLプロバイダーでCMS復号が失敗:EVP_PKEY_CTX_set_ecdh_cofactor_modeコマンドがサポートされていません se05x-openssl-privder の GitHub リポジトリで報告されたこの問題と同様の問題に遭遇しました。 https://github.com/NXPPlugNTrust/se05x-openssl-provider/issues/4 この問題に対する解決策はありますか? SE050
View full article
セキュリティ脆弱性 CVE-2026-98432 – NXP Linuxカーネル5.4および5.15への影響 こんにちは、NXPサポートチームの皆さん、 現在、以下のLinuxカーネルを使用しています: - Linux-FSLC-IMX 5.4 - Linux-FSLC-IMX 5.15 - Linux-IMX 5.15 これらのカーネルバージョンが重大なセキュリティ脆弱性CVE-2026-98432(CVSS 9.8)の影響を受けているかどうかを知りたいです。 CVE参照番号: https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2026-98432 以下の点について説明していただけますか? 1. これらのカーネルバージョンはこの脆弱性の影響を受けますか? 2. もしそうなら、影響を受けたカーネルブランチに対してすでにセキュリティパッチがリリースされていますか? 3. どのカーネルバージョンやリリースに修正が含まれているか? 4. 対応するパッチやコミット参照を教えていただけますか? サポートにあらかじめ感謝いたします。 よろしくお願いいたします。 Re: Security Vulnerability CVE-2026-98432 – Impact on NXP Linux Kernels 5.4 and 5.15 こんにちは、 はい、特定のベンダーブランチに既に修正のバックポートが含まれていない限り、リストされている3つのカーネルベースラインすべてが影響を受けるとみなすべきです。   パッチはリリースされましたか? 上流および維持されている安定版ブランチにはパッチが適用されています。Linux 5.4は、上流で維持される安定版が存在しないため、ベンダーやローカルバックポートが必要です。 どのバージョンに修正が含まれていますか? 関連するメンテナンスブランチについては、Linux 5.15.223およびそれ以降の5.15.yリリースに含まれています。5.4では、ユニバーサルの上流固定バージョンは存在せず、ベンダー固有のパッケージやブランチのみが固定と宣言できます。 対応するパッチは何ですか? 主要な参照資料は、 e3f33b0a1d89d738e2b913dab519226eaf76e15bで、「ipv4: RCU 猶予期間後に inet_opt と ireq_opt を解放する」というタイトルです。
View full article
[KW45B41Z]J-Link GDBサーバーエラー:カスタムハードウェア上でターゲットに接続できません チームの皆様へ 私は上記の問題に直面しています。この問題を解決するのを手伝ってください。 ハードウェア:KW45B41Zデバッガ付きカスタムボード:SEGGER J-Link IDE:MCUXpresso カスタムKW45B41Zボードのフラッシュ/デバッグを試みると、J-Link GDBサーバーから次のポップアップエラーが表示されます。「J-Link GDBサーバーがエラーを報告しました。」理由:エラー:ターゲットに接続できません。」 IDEとエラーポップアップのスクリーンショットを添付しました。カスタムデザインでJ-Linkが接続できない場合、この特定のMCUで推奨されるトラブルシューティング手順は何ですか?
View full article
pn5190b2のファームウェアアップデートを移植する コントローラ用のNFCファームウェアアップデートライブラリコードを移植したいと思っています。SPIホストターゲット通信とファームウェアアップデートを実行するために、sw6592からどのライブラリを含め、何を削除すればよいのか分からず困っています。ホストはコントローラで、ターゲットはNFC PN5190B2デバイスです コントローラの移植手順をあなたのファームウェアアップデートSW6592例コードで使いたいです。 また、削除すべき不要なライブラリやコードファイルのリストも記載されています。必要な移植作業のみが必要です。 Re: porting firmware update on pn5190b2 こんにちは@rajesh1111111111111 SW6592のファームウェアアップデート例をコントローラに移植する場合、上位層のファームウェア更新ロジックを変更する必要はありません。 SW6592のプラットフォーム依存の低レベルドライバを、コントローラー対応のドライバに置き換えるだけでよく、主に以下が含まれます: SPI通信ドライバ; PN5190B2リセットおよびGPIO制御のハンドシェイク; 遅延、タイマー、タイムアウト機能; 該当する場合はOSまたはプラットフォーム抽象化インターフェース。 既存のファームウェア更新フロー、コマンド処理、ファームウェアイメージ転送、検証、およびエラー処理ロジックは維持されるべきである。 プラットフォーム固有のボードサポートファイル、未使用の通信インターフェース、無関係な例アプリケーション、デバッグコード、未使用のRTOSや周辺機器ドライバは削除されることがあります。ただし、正確なファイルリストはSW6592のバージョンとプロジェクト構造によって異なります。 BR ケリー
View full article
porting firmware update on pn5190b2 I want to port the nfc firmware update library code for my controller. I am confused like which libraries should i include and what to remove from the sw6592... to perform spi host target  communication and perform firmware update.  host is my controller and target is nfc pn5190b2 device  i want porting steps for my controller to use your firmware update SW6592 example code.. also list of unneccessary libraries or code files to remove ...only neccesary porting required.  Re: porting firmware update on pn5190b2 Hello @rajesh1111111111111  For porting the SW6592 firmware update example to your controller, the upper-layer firmware update logic does not need to be changed. You only need to replace the SW6592 platform-dependent low-level drivers with the corresponding drivers for your controller, mainly including: SPI communication driver; PN5190B2 reset and handshake GPIO control; Delay, timer, and timeout functions; OS or platform abstraction interfaces, if applicable. The existing firmware update flow, command handling, firmware image transfer, verification, and error-handling logic should be retained. Platform-specific board support files, unused communication interfaces, unrelated example applications, debug code, and unused RTOS or peripheral drivers may be removed. However, the exact file list depends on the SW6592 version and project structure. BR kelly
View full article
[KW45B41Z] J-Link GDB Server Error: Could not connect to target on custom hardware Dear Team, I'm facing the above mentioned issue. Please help me to resolve this. Hardware: Custom board with KW45B41Z Debugger: SEGGER J-Link IDE: MCUXpresso When attempting to flash/debug my custom KW45B41Z board, the J-Link GDB Server throws the following popup error: "J-Link GDB Server reported an error. Reason: ERROR: Could not connect to target." I have attached a screenshot of my IDE and the error popup. What are the recommended troubleshooting steps for this specific MCU when J-Link fails to connect on a custom design? 
View full article
从样例中导入的工程报错 IDE版本: S32 Design Studio for S32 Platform Version: 3.6.1 Build id: 250327 RTD为:SW32ZE_RTD_R21-11_2.0.1_D2505_DesignStudio_updatesite.zip Re: 从样例中导入的工程报错 Hi,zzf Thank you for contacting us. Which example are you using? Have you used the update code button before building this project? BR Joey
View full article
适用于 S32DS3.5 的 IAR 插件管理器 我正在尝试将IAR EWARM FS 8.50.10集成到S32 Design Studio 3.5中。 根据 NXP 集成指南,推荐的流程是从 IAR Eclipse 更新站点安装IAR 插件管理器,然后使用插件管理器安装相应的 IAR Eclipse 插件。 然而,当前更新站点提供的最新 IAR 插件管理器需要Java 17 ,而 S32DS 3.5 运行的是Java 11.0.11 。因此,在 S32DS 3.5 中无法解析/启动插件管理器。错误日志显示: Require-Capability: osgi.ee; filter:="(&(osgi.ee=JavaSE)(version=17))" 请问有人能确认一下吗? 哪个 IAR Plugin Manager 版本/构建版本已通过 S32DS 3.5 验证? 哪里可以下载旧版兼容 Java 11 的 IAR 插件管理器软件包/更新站点? 对于IAR EWARM FS 8.50.10 ,应该使用哪个 IAR Eclipse 插件版本/构建版本与 S32DS 3.5 配合使用? 如果还有人拥有可用的S32DS 3.5 + IAR 8.50.10环境,能否请您分享一下已安装的 IAR 插件管理器/插件版本号? 谢谢您! Re: IAR Plugin Manager for S32DS3.5 你好@LeoYang- , 我已向您发送私信。 此致, 朱利安
View full article
Security Vulnerability CVE-2026-98432 – Impact on NXP Linux Kernels 5.4 and 5.15 Hello NXP Support Team, We are currently using the following Linux kernels: - linux-fslc-imx 5.4 - linux-fslc-imx 5.15 - linux-imx 5.15 We would like to know whether these kernel versions are affected by the critical security vulnerability CVE-2026-98432 (CVSS 9.8). CVE reference: https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2026-98432 Could you please clarify the following points? 1. Are these kernel versions affected by this vulnerability? 2. If so, have security patches already been released for the affected kernel branches? 3. Which kernel versions or releases include the fix? 4. Could you please provide the corresponding patch or commit references? Thank you in advance for your support. Best regards Re: Security Vulnerability CVE-2026-98432 – Impact on NXP Linux Kernels 5.4 and 5.15 Hello, Yes, all three listed kernel baselines should be considered affected unless the specific vendor branch already contains a backport of the fix.   Have patches been released? Upstream and maintained stable branches have patches. Linux 5.4 requires a vendor or local backport because it no longer has an upstream maintained stable release. Which versions include the fix? For the relevant maintained branch, Linux 5.15.223 and later 5.15.y releases include it. For 5.4, there is no universal upstream fixed version, only vendor-specific packages or branches can be declared fixed. What is the corresponding patch? The primary reference is e3f33b0a1d89d738e2b913dab519226eaf76e15b, titled ipv4: free inet_opt and ireq_opt after an RCU grace period.
View full article
CMS decrypt fails with OpenSSL provider: EVP_PKEY_CTX_set_ecdh_cofactor_mode command not supported I have experienced a problem which may same as this issue opened on the GitHub repository of se05x-openssl-privder: https://github.com/NXPPlugNTrust/se05x-openssl-provider/issues/4 Are there any solution for this issue? SE050
View full article
网络安全漏洞 常见漏洞与后门-2026-98432 – 对 NXP Linux 内核 5.4 和 5.15 的影响 您好,NXP支持团队, 我们目前使用的是以下Linux内核: - linux-fslc-imx 5.4 - linux-fslc-imx 5.15 - linux-imx 5.15 我们想知道这些内核版本是否受到严重网络安全漏洞 常见漏洞与后门-2026-98432 (CVSS 9.8) 的影响。 常见漏洞与后门 参考编号: https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2026-98432 请您澄清以下几点? 1. 这些内核版本是否受此漏洞影响? 2. 如果是这样,受影响的内核分支是否已经发布了网络安全补丁? 3. 哪些内核版本或版本包含了此修复程序? 4. 请提供相应的补丁或提交引用? 感谢您提前给予的支持。 顺祝商祺! Re: Security Vulnerability CVE-2026-98432 – Impact on NXP Linux Kernels 5.4 and 5.15 你好, 是的,除非特定供应商分支已经包含该修复程序的向后移植版本,否则所有列出的三个内核基线都应视为受到影响。   补丁发布了吗? 上游和维护稳定的分支都有补丁。Linux 5.4 需要厂商或本地移植,因为它不再有上游维护的稳定版本。 哪些版本包含了此修复? 对于相关的维护分支,Linux 5.15.223 及更高版本的 5.15.y 都包含了它。对于 5.4 版本,没有通用的上游固定版本,只能声明供应商特定的软件包或分支为固定版本。 对应的补丁是什么? 主要参考资料是e3f33b0a1d89d738e2b913dab519226eaf76e15b ,标题为 ipv4:在 RCU 宽限期后释放 inet_opt 和 ireq_opt。
View full article
CMS 解密失败,OpenSSL 提供程序提示:不支持 EVP_PKEY_CTX_set_ecdh_cofactor_mode 命令。 我遇到了一个问题,可能与 se05x-openssl-privder 的 GitHub 仓库中提出的这个问题相同: https://github.com/NXPPlugNTrust/se05x-openssl-provider/issues/4 这个问题有解决办法吗? SE050
View full article
S32DS3.5用のIARプラグインマネージャー 私は IAR EWARM FS 8.50.10 を S32 Design Studio 3.5に統合しようとしています。 NXPの統合ガイドによると、推奨される流れはIAR Eclipseのアップデートサイトから IARプラグインマネージャー をインストールし、その後プラグインマネージャーを使って対応するIAR Eclipseプラグインをインストールすることです。 ただし、最新のアップデートサイトから入手可能なIARプラグインマネージャーは Java 17を必要とし、S32DS 3.5は Java 11.0.11で動作しています。その結果、S32DS 3.5ではプラグインマネージャーを解決または起動できません。エラーログには以下が表示されます。 Require-Capability: osgi.ee; filter:="(&(osgi.ee=JavaSE)(version=17))" 誰か確認できますか: どのIARプラグインマネージャーのバージョン/ビルドがS32DS 3.5で検証されましたか? 古いJava 11対応のIARプラグインマネージャーパッケージ/アップデートサイトはどこでダウンロードできますか? IAR EWARM FS 8.50.10の場合、S32DS 3.5 で使用する IAR Eclipse プラグインのバージョン/ビルドはどれですか? もしまだ動作する S32DS 3.5 + IAR 8.50.10 環境を持っている方がいれば、インストールされているIARプラグインマネージャーやプラグインのバージョン番号を共有していただけませんか? よろしくお願いします! Re: IAR Plugin Manager for S32DS3.5 こんにちは、 @LeoYang- さん、 プライベートメッセージを送りました。 よろしくお願いします、 ジュリアン
View full article
从样例中导入的工程报错 IDE版本: S32 Design Studio for S32 Platform 版本:3.6.1 版本 ID:250327 RTD为:SW32ZE_RTD_R21-11_2.0.1_D2505_DesignStudio_updatesite.zip Re: 从样例中导入的工程报错 嗨,zzf 感谢您与我们联系。 你用的是哪个例子?在构建此项目之前,您是否使用过更新代码按钮? BR 乔伊
View full article
例から入った工程报错 IDE バージョン: S32 Design Studio for S32 Platform バージョン: 3.6.1 ビルドID: 250327 RTD は:SW32ZE_RTD_R21-11_2.0.1_D2505_DesignStudio_updatesite.zip Re: 从样例中导入的工程报错 こんにちは、zzf お問い合わせいただきありがとうございます。 どの例を使っていますか?このプロジェクトをビルディングする前にアップデートコードボタンを使ったことはありますか? BR ジョーイ
View full article