Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
ARC Raiders U4N 试炼第五赛季带来全新挑战 ARC Raiders 第 5 赛季试炼即将改变玩家体验游戏终局内容的方式,带来一系列全新的目标、战斗挑战和外观奖励。随着玩家重返锈带,许多玩家都在寻找更好的方法来准备装备、完成赛季目标和收集宝贵的资源。了解ARC Raiders BluePrints等系统可以帮助玩家规划他们的游戏进程,并在进入艰难的战斗之前做出更好的决定。 新的试炼赛季将于 2026 年 7 月 7 日第四赛季结束后到来,带来以技巧、适应性和实验性为重点的全新内容。新的目标和排名奖励将使那些精心管理装备并了解战场情况的玩家有更多成功的机会。许多玩家也在密切关注季节性经济,包括 ARC 突袭者蓝图和其他有用资源的供应情况。 第五季引入更多样化的审判目标 试炼赛季 5 将于 2026 年 7 月 7 日 12:00 UTC 正式开始,持续至 2026 年 9 月 30 日 07:00 UTC。在此期间,玩家可以完成挑战,提升排名,并根据表现解锁专属奖励。 更新后的目标系统旨在为比赛创造更多变化。玩家不再需要每轮都重复相同的策略,而是需要根据每个试炼的要求调整自己的游戏风格。有些目标要求玩家使用特定武器对特定的 ARC 单位造成伤害,而另一些目标则考验玩家在危险情况下的生存技能。 其中一项重点挑战是直接承受爆炸“砰”的伤害。这种类型的目标鼓励玩家承担风险,并谨慎管理他们的健康状况、位置和时机。它造成了这样一种局面:明智的决策与战斗能力同等重要。 原有目标仍将继续保留,为经验丰富的玩家提供熟悉的任务,同时也为想要提升技能的玩家带来新的挑战。这种组合既能保持《Trials》的独特风格,又能让每一季都感觉不一样。 战斗挑战鼓励玩家尝试不同的装备搭配 第五赛季的一个重点是鼓励玩家探索不同的装备选择。在许多游戏中,玩家最终都会选择用起来顺手的武器和策略。试验的运作方式不同,它会奖励那些愿意尝试的人。 玩家可能需要更换武器、调整移动习惯或改变应对敌人的方法。在正常游戏过程中很少使用的武器,在完成特定挑战时可能会变得非常有用。这使得准备与成功之间建立了更紧密的联系。 开发人员提到的 ARC 活动增加也给每项任务带来了更大的压力。玩家必须考虑何时战斗,何时躲避危险,以及如何有效地利用他们的资源。这些决定可能决定试验能否顺利完成,还是会失去宝贵的进展。 斯考塔套装奖励显示赛季进度 第五赛季最大的奖励是 Scorta 套装,该套装会根据玩家的最终排名而变化。该系统为竞技选手提供了一种在赛季结束后展示自己成绩的直观方式。 达到更高等级的玩家,包括“神枪手”和“酒馆传奇”,可以解锁该服装的特殊红色和蓝色版本。这些外观奖励代表着本赛季的出色表现,可以让经验丰富的玩家在未来的战斗中脱颖而出。 其他奖励包括绿色斗士背包、压力表背包挂饰、液压泵背包附件和“来啊,放马过来”表情。这些物品注重自定义功能,为玩家提供更多个性化角色的方式。 奖励机制表明,试炼正在成为 ARC Raiders 长期发展的重要组成部分。玩家完成挑战不仅是为了获得暂时的奖励,更是为了建立一个能够反映他们成就的收藏品。 第五赛季拓展了ARC突袭者的未来 凭借全新的目标、改进的进度系统和专属外观,Trials 第 5 赛季为玩家提供了更多重返锈带的理由。战斗挑战与排名奖励相结合,打造了一个既能支持竞技玩家,又能支持那些只想提升技能的玩家的系统。 对于想要在整个赛季保持最佳状态的玩家来说,管理资源和升级收藏仍然非常重要。可靠地获取有用的装备可以使困难的任务变得更容易,尤其是在面对更强大的敌人和不可预测的情况时。 对季节性资源日益增长的需求也使得ARC Raiders 物品的出售成为许多玩家在准备下一次冒险时关注的话题。拥有合适的装备和材料可以帮助玩家更专注于完成试炼,而不是为准备工作而烦恼。 随着第五赛季的进行,挑战系统很可能成为 ARC Raiders 体验的另一个重要组成部分。在新赛季中,能够快速适应、尝试不同策略并建立强大阵容的玩家将有最大的机会脱颖而出。
View full article
Don't support S32K344's PlatformSDK_S32K3_2022_03 version Hi,     Previous I develop S32K344 code based on S32K344 WB board. The platform is S32DS.3.4 and RTD AUTOSAR 4.4.2, the project work well.      Now I want to develop S32G3 code, which requires S32DS.3.5. So I uninstalled the S32DS.3.4 and RTD 4.4.2 ,  install S32DS.3.5. After installation complete, I begin to install Extension and Updates. I can't find S32K3's RTD 4.4.2 version, so I have to install S32K3's RTD 3.0.0 version. After K3's RTD installing done, I import the old S32K344 project and try to open *.mex file, but the project prompt that "current tool doesn't support S32K344‘s PlatformSDK_S32K3_2022_03 version." How to resolve this issue? Jimmybai_0-1783429229890.png Re: Don't support S32K344's PlatformSDK_S32K3_2022_03 version Hi Julián,       Thank you for your reply. I create a new application project in S32DS.3.5 and K3 RTD3.0.0, but I can't find *.mex file in new project. Step1: Select S32K344 and M7(Gcc 10.2 for arm 32-bit) Jimmybai_0-1783477945662.png Step2. Select core and parameter Jimmybai_1-1783477971865.png Step3. Get new project s32k3_can_uart_rtd3, but I can't find the following file previous exist in S32DS.3.4 instance. .ClockConfigurationMappings.txt .ClockYaml.txt .s32k3_wb_can_rtd3.mex .S32K344_flash.cmm file .RTD folder. Jimmybai_1-1783478149445.png So, what's the problem for my new RTD3.0.0 project? Re: Don't support S32K344's PlatformSDK_S32K3_2022_03 version Hi @Jimmybai, This is simply an incompatibility error between RTD 2.0.0 & RTD 3.0.0. Unfortunately, there is no simple way of importing it directly from 2.0.0 to 3.0.0. Instead, I recommend to manually port over your application: 1. In your new S32DS instance with RTD 3.0.0, create a new project through "File > New > S32DS Application Project" 2. Select processor, NXP GCC 10.2 toolchain, and attach the new RTD 3.0.0 in the next window. 3. Once the project is created, copy and paste over all of the source files from your pre-existing project. 4. Lastly, open .mex file and copy over the configuration manually.  You can try to use the "Import > S32 Configuration Tools > Import Configuration (*.mex)" option to import the .mex file, however, I've found that RTD 2.0.0 and below mostly creates errors in S32CT, and manually porting the application is a better solution. Best regards, Julián Re: Don't support S32K344's PlatformSDK_S32K3_2022_03 version Hello @Jimmybai, Have you attached the RTD to the project?  Julin_AragnM_0-1783526527781.png Best regards, Julián
View full article
EB许可证激活失败:错误“允许的数量 (0)”和 50019 我无法激活我的单用户 EB Tresos 离线许可证。在本地退回旧许可证后,我的激活码的所有许可证席位在 FlexNet 云服务器上都被锁定。 我尝试过在线激活和离线激活两种方式。每种方法的相应结果分别显示在附图中的两张截图中。
View full article
8MPLUSLPD4-EVK - 自动开机 大家好, 当接通电源并打开 SW3 时,8MPLUSLPD4-EVK 启动。 根据我们的理解和假设,需要按下 ONOFF 按钮 (SW1) 才能打开板。 但实际上,EVK 无需按下 ONOFF 按钮 *SW1 即可开启。 能否解释一下自动开机功能的工作原理以及开关按钮的使用场景? 如果我的理解有误,请指正。 🙂 Re: 8MPLUSLPD4-EVK - Autopower ON 你好@ramkrish 希望你一切都好。 实际上,这种行为是正确的。 打开SW3开关后,电路板应该会通电。 当您通过软件关闭电路板电源时,您可以使用 SW1(ONOFF)再次打开板。 顺祝商祺! 萨拉斯。
View full article
Zephyr:RW61X用の圧縮FWサポート CONFIG_NXP_COMPRESS_WIFI_NB_FW は、 https://github.com/nxp-zephyr/nxp-zephyr/commit/e64f39fa2a05edec7bd8a2b24d9f1236c43d6c35でデフォルトで有効になっています。 rw61x_sb_wifi_a2_compressed.bin ファイルがないと、CMake が失敗します。圧縮処理が抜けているのでしょうか?どの圧迫方法がサポートされていますか? ローダーに変化は見られませんでした。圧縮ファームウェアは自動的に処理されますか? Re: zephyr: support compressed FW for RW61X NXPのZephyrフォーラムがあることを今見かけました。これをあちらに移動すべきでしょうか? Re: zephyr: support compressed FW for RW61X 私はnxp-v4.4-branchを使用しています。Zephyr/Samples/Net/WiFi/Shellはfrdm_rw612で使っています。 何が起こったのか分かりました。私はこの西側アップデートエラーを見落としていました。 === 更新中 wifi_nb_fw (modules/hal/nxp/zephyr/blobs): 致命的な:宛先パス「modules/hal/nxp/zephyr/blobs」はすでに存在しており、空のディレクトリではありません。 次にファームウェアを取得するために、 https://docs.zephyrproject.org/latest/boards/nxp/frdm_rw612/doc/index.html#wireless-connectivity-supportに従って「west blobs fetch hal_nxp」を使用しました。 これにより圧縮イメージがダウンロードされず、CONFIG_NXP_COMPRESSED_WIFI_NB_FW が設定されている場合に表示されるエラーが発生しました。 blobs ディレクトリには既に次の場所からのファイルが含まれていました: https://github.com/nxp-zephyr/hal_nxp/tree/nxp-v4.4-branch/zephyr/blobs/license/ 私は.mcuxpressotools/.mcux-venv-3.12/bin/westからwestを使用していました。これはバージョン1.5.0です。 古いバージョン(v1.3.0)を試してみたところ、westはエラーを起こすことなく、既存の空でないディレクトリにリポジトリを追加するだけでした。 Re: zephyr: support compressed FW for RW61X こんにちは、 あなたの調子が良いといいのですが。何を検査しているのか、詳しく教えていただけますか? 具体的な例を使って作業していますか? 何か変更を加えましたか? よろしくお願いいたします。 リカルド
View full article
RDDRONE-BMS772開発ボード RDDRONE-BMS772ボードについてもっと詳しく知りたいです。このボードには外部温度センサー用のピンがあり、付属品にはサーミスタも含まれています。このボードはバッテリー温度の測定に使用できますか?ただし、付属品にはサーミスタしか記載されておらず、温度センサーは記載されていません。もしこのボードで温度を測定できる場合、温度センサーは別途購入する必要がありますか?また、温度センサーはどこに取り付ければ良いのでしょうか? Re: RDDRONE-BMS772开发板 こんにちは fan007 良い一日! RDDRONE-BMS772ボードについてもっと詳しく知りたいです。 外部温度センサー用のピンや、サーミスタもアクセサリとして含まれています。このボードはバッテリー温度を測るために使えますか?ただし、アクセサリには温度センサではなくサーミスタのみが記載されています。もし基板で温度測定ができるなら、温度センサは別途購入する必要がありますか?温度センサーはどこに設置すべきでしょうか? RDDRONE-BMS772リファレンスデザインの入門には、このボードの購入に含まれるすべての内容を説明した章があります。 はい、外部サーミスタとケーブルが付属しており、温度センサとして機能します。ただし、より信頼性が高いと考える別のセンサを使うこともできます。この基板にはこのセンサを接続するための専用ポートがあります。その関連性や利用に関するより詳細な情報は、当ウェブサイトのドキュメントでご覧いただけます。 ご確認ください: UM11421、RDDRONE-BMS772 リファレンスデザイン - ユーザーガイド (この文書にアクセスするには当事務所のアカウントが必要です) RDDRONE-BMS772にはオプションの外部温度センサーを追加することも可能です コネクタJ1を使用する基板。この外部センサの応用例としては バッテリーパック内部のセル温度を監視する。 この情報がお役に立てば幸いです。他に何かご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。 良い一日をお過ごしください。幸運を祈ります。
View full article
ARCレイダーズU4Nトライアルシーズン5では新たな挑戦が待ち受けている ARC Raidersシーズン5のトライアルでは、新たな目標、戦闘チャレンジ、そして装飾アイテムの報酬など、プレイヤーがエンドゲームに取り組む方法を変える準備が進められています。プレイヤーがラストベルトに戻ってくるにつれ、多くのプレイヤーは装備の準備、シーズン目標の達成、貴重な資源の収集をより効率的に行う方法を模索している。ARC Raiders BluePrintsのようなシステムを理解することで、プレイヤーは進行を計画し、困難な遭遇に臨む前により良い判断を下すことができます。 新たなトライアルシーズンは、2026年7月7日にシーズン4が終了した後に登場し、スキル、適応力、そして実験に焦点を当てた新しいコンテンツを提供します。新たな目標とランキング報酬が導入されたことで、装備を慎重に管理し、戦場を理解しているプレイヤーは、より多くの成功の機会を得られるようになるでしょう。多くのプレイヤーは、ARCレイダーズの設計図やその他の有用なリソースの入手可能性など、季節ごとの経済動向を注意深く見守っています。 シーズン5では、より多様な裁判目標が導入されます。 トライアルシーズン5は、2026年7月7日12:00(UTC)に正式に開始され、2026年9月30日07:00(UTC)まで開催されます。この期間中、プレイヤーはチャレンジをクリアし、ランキングを上げ、パフォーマンスに基づく限定報酬をアンロックできます。 更新された目標システムは、試合中の多様性を高めることに重点を置いています。プレイヤーは、毎ラウンド同じ戦略を繰り返すのではなく、各トライアルの要件に応じてプレイスタイルを調整する必要がある。目標によっては、特定の武器を使って特定のARCユニットにダメージを与えることが求められるものもあれば、危険な状況下でのサバイバルスキルが試されるものもある。 注目すべき課題の一つは、爆発的な「ポップ」ダメージを直接受けることである。この種の目標は、プレイヤーがリスクを取り、体力、ポジショニング、タイミングを慎重に管理することを促します。それは、賢明な意思決定能力が戦闘能力と同じくらい重要になる状況を生み出す。 過去の目標も引き続き利用可能となり、経験豊富なプレイヤーには馴染みのあるタスクを提供するとともに、スキルアップを目指すプレイヤーには新たな挑戦の機会を提供する。この組み合わせにより、トライアルズの独自性を維持しつつ、各シーズンがそれぞれ異なる印象を与えることができる。 戦闘チャレンジは装備の試行錯誤を促す シーズン5の大きな焦点の一つは、プレイヤーに様々な装備の選択肢を試してもらうことです。多くのゲームでは、プレイヤーは最終的に自分にとって使いやすい武器や戦略に落ち着く。Trialsは、実験を厭わない人に報酬を与えることで、他とは異なる仕組みで機能する。 プレイヤーは武器を切り替えたり、移動習慣を調整したり、敵との遭遇に対するアプローチを変えたりする必要があるかもしれません。通常のゲームプレイではめったに使われない武器が、特定のチャレンジをクリアするのに非常に役立つことがあります。これにより、準備と成功の間の結びつきがより強固になる。 開発者らが言及したARCの活動増加は、あらゆる任務にさらなるプレッシャーを与えることになる。プレイヤーは、いつ戦うべきか、いつ危険を避けるべきか、そして資源をいかに効果的に活用すべきかを考えなければならない。これらの決断がトライアルの完了と貴重な進行を失うかの分かれ目となることがあります。 スコルタ衣装報酬で季節ごとの進捗状況を表示 シーズン5最大の報酬は、プレイヤーの最終ランキングに応じて変化するスコルタの衣装です。このシステムは、競技プレイヤーがシーズン終了後に自分の成果を目に見える形で示す手段を提供します。 ホットショットやカンティーナ・レジェンドなどの上位ランクに到達したプレイヤーは、特別な赤と青の衣装バージョンをアンロックできます。これらのコスメティック報酬は強力なシーズンパフォーマンスを示し、経験豊富なプレイヤーが今後のバトルで際立つことを可能にします。 その他の報酬には、グリーンブルーザーバックパック、圧力計バックパックチャーム、油圧ポンプバックパックアタッチメント、そして「かかってこい」エモートが含まれます。これらのアイテムはカスタマイズに重点を置いており、プレイヤーがキャラクターをより自分好みにカスタマイズできる方法を提供します。 報酬体系を見ると、トライアルはARCレイダーズの長期的な成長において重要な要素になりつつあることがわかる。プレイヤーは一時的な特典を得るためのチャレンジをクリアするだけでなく、自分の実績を反映したコレクションも構築しています。 シーズン5、ARCレイダースの未来を拡大 新たな目標、改善された進行システム、そして限定コスメティックアイテムなど、トライアルシーズン5では、プレイヤーがラストベルトに戻ってくる理由がさらに増えます。戦闘チャレンジとランキング報酬の組み合わせにより、競技プレイヤーと単にスキルの向上を楽しむプレイヤーの両方をサポートするシステムが生まれています。 シーズンを通して万全の準備を整えておきたいプレイヤーにとって、リソースの管理とコレクションのアップグレードは依然として重要です。有用な装備を確実に手に入れることで、特に強力な敵や予測不能な状況に直面した際には難しいミッションが容易になります。 季節資源の需要増加により、 多くの プレイヤーが次の冒険を準備する際に注目する話題となっています。適切な装備や素材を揃えておくことで、準備に苦労するよりも試練のクリアに集中できます。 シーズン5が進むにつれて、チャレンジシステムはARCレイダーズのゲーム体験におけるもう一つの重要な要素となる可能性が高い。素早く適応し、様々な戦略を試し、強力なコレクションを構築できるプレイヤーは、新シーズンで頭角を現す可能性が最も高いでしょう。
View full article
EB License Activation Failed: Error "quantity allowed (0)" & 50019 I cannot activate my single-user EB tresos offline license. After returning the old license locally, all license seats of my activation code are locked on the FlexNet cloud server. I have tried both online activation and offline activation workflows. The corresponding results for each method are shown in the two attached screenshots respectively.
View full article
8MPLUSLPD4-EVK - Autopower ON Hi Team, 8MPLUSLPD4-EVK turns ON (boots) when power supply is provided and SW3 is turned ON. Based on our understanding and assumption ONOFF button (SW1) needs to be pressed to turn ON Board. But in actual case EVK turns ON without pressing ONOFF Button *SW1. Could you clarify how this auto power on works and use case of ONOFF button? Correct me if my understanding is wrong 🙂 Re: 8MPLUSLPD4-EVK - Autopower ON Hello @ramkrish  I hope you are doing very well. Actually, that behavior is correct. When you Turn On the SW3, is expected that board will power up. When you power off the board by software, you can Turn on again with the SW1 (ONOFF). Best regards, Salas.
View full article
TagWriter can not read the PN7160 tag I am running the RWandCE example(LPC55S69+PN7160). When I use the TagWriter app on an Android phone to read the tag, it fails with no response. The log shows that it activated the poll mode. However, TagInfo can read it, but it shows a "communication interrupt" popup, and the result on the phone may be incorrect. Is this because both poll and listen are enabled in the discovery loop? But my requirement is that both poll and listen must be enabled simultaneously. And  I have also closed all emulation cards on my android phone. BillyHu_0-1783415582716.png Please help me, thanks. LPC55xx Re: TagWriter can not read the PN7160 tag 你好@BillyHu 希望你一切都好。 请尝试将PN7160固件更新到最新版本。您可以参考“PN7160 - 通过MCUXpresso进行固件更新”了解更多信息。 问候, 爱德华多。 Re: TagWriter can not read the PN7160 tag 你好,爱德华多, 我的固件版本已经是 12.50.11 了。单独使用轮询和监听功能时,两者都能正常工作,但当在 discoveryTechnologies 中同时启用这两个功能时,我无法使用 tagwriter 读取 PN7160 的卡模拟信息。您那边遇到过这个问题吗? 谢谢! Re: TagWriter can not read the PN7160 tag 亲爱的爱德华多: 您有什么建议吗?PN7160出现这种现象正常吗? 谢谢!
View full article
zephyr: support compressed FW for RW61X CONFIG_NXP_COMPRESS_WIFI_NB_FW is enabled by default in https://github.com/nxp-zephyr/nxp-zephyr/commit/e64f39fa2a05edec7bd8a2b24d9f1236c43d6c35 Cmake fails without a rw61x_sb_wifi_a2_compressed.bin file. Is there a missing compression step?  What compress method is supported? I didn't see any changes to the loader.  Will it automatically handle a compressed fw? Re: zephyr: support compressed FW for RW61X I now see there is a NXP zephyr forum. Should this be moved there? Re: zephyr: support compressed FW for RW61X I'm using nxp-v4.4-branch zephyr/samples/net/wifi/shell on frdm_rw612. I see what happened.  I had overlooked this west update error:  === updating wifi_nb_fw (modules/hal/nxp/zephyr/blobs): fatal: destination path 'modules/hal/nxp/zephyr/blobs' already exists and is not an empty directory. Then to get the FW, I used "west blobs fetch hal_nxp" per https://docs.zephyrproject.org/latest/boards/nxp/frdm_rw612/doc/index.html#wireless-connectivity-support This didn't download the compressed images leading to the error I saw with CONFIG_NXP_COMPRESSED_WIFI_NB_FW set. The blobs directory already had files from here it: https://github.com/nxp-zephyr/hal_nxp/tree/nxp-v4.4-branch/zephyr/blobs/license/ I was using west from .mcuxpressotools/.mcux-venv-3.12/bin/west which is v1.5.0. I tried an older version (v1.3.0) and west just adds the repo to the existing non-empty directory without failing. Re: zephyr: support compressed FW for RW61X Hello, Hope you are doing well. Could you please clarify what are you testing? Are you working with a specific example? Did you make any modification? Best Regards, Ricardo
View full article
在 AUTOSAR 中使用 EBtresos,但未能激活。 您好, 我试图在 AUTOSAR 中使用 EBtresos,但未能激活。 激活代码 :7416-E905-5CC2-F20A ERROR: flxActAppActivationSend (50040,41147,10248) 指定的数量超过允许的最大数量 (0)。 与 FlexNet Operations Server 的连接失败。 因此,我需要另一个激活代码才能使用 EBtresos。 谢谢! Re: 在 AUTOSAR 中使用 EBtresos,但未能激活。 HI 给您带来的不便,我们深表歉意!我已经将此问题报告给了内部团队,一旦收到他们的回复,我会立即通知您。 此致敬礼,罗宾 Re: 在 AUTOSAR 中使用 EBtresos,但未能激活。 感谢您的耐心等待。 内部团队已更新网页上的激活码。 请点击下方链接查找最新激活码: S32K3 标准软件 -> 汽车软件 - EB tresos Studio / AUTOSAR 配置工具 -> EB tresos Studio 29.0.0
View full article
EBエラー こんにちは、みんな: EB Tresosの有効化時にエラーが発生しました。 エラー: flxActAppActivationSend (50040,41147,10248) 指定された数量は、許容最大数量(0)を超えています。 FlexNetオペレーションサーバーへの接続に失敗しました。 私のコードは7416-E905-5CC2-F20Aで、有効期限は2026年9月30日までです。 この問題を解決する方法についてアドバイスをいただけませんか?ご協力いただけると幸いです。 Re: EB ERROR こんにちは、 つまり、EBから提供された無料ライセンスはすべて使い果たされたということだ。 NXPのウェブサイトに新しい情報が掲載されるまでには、通常数日かかります。 よろしくお願いいたします。 ピーター
View full article
How to enable the external U.FL antenna on FRDM-RW612 EVK Hi NXP Team, I'm using the FRDM-RW612 EVK with the wifi_cli example from the SDK. The Wi-Fi firmware loaded is rw61x_sb_wifi_a2.bin. I have connected a Molex 1461539050 external antenna to the UFL connector (J11) on the EVK. However, I do not observe any improvement in the RSSI compared to the onboard PCB antenna. In some cases, the RSSI is even slightly lower. Prathyush_27_0-1783428299975.png From the FRDM-RW612 schematics and user guide, I understand that the RF switch (U16 - RTC7608U) selects between the onboard PCB antenna and the external UFL connector and that RF_CNTL_3 is the control signal for this switch: RF_CNTL_3 = 0 -> PCB antenna (default) RF_CNTL_3 = 1 -> External UFL antenna How to control RF_CNTL_3 ? Is RF_CNTL_3 driven automatically by the Wi-Fi firmware ? If yes what is its default value ? How to modify that value ? Is any hardware or firmware configuration required to enable the external antenna on the EVK? Any guidance or example code would be greatly helpful. Thank you. Re: How to enable the external U.FL antenna on FRDM-RW612 EVK Hi, Let me check this. Regards, Daniel. Re: How to enable the external U.FL antenna on FRDM-RW612 EVK Hi @DanielRuvalcaba , were you able to check this, please let me know if you have any updates regarding this. Thanks & Regards, Prathyush Re: How to enable the external U.FL antenna on FRDM-RW612 EVK Hi, I've sent you a private message. Regards, Daniel. Re: How to enable the external U.FL antenna on FRDM-RW612 EVK Hi @DanielRuvalcaba I also would like to switch antenna to UFL connector (J11) on FRDM-RW612. Could you please share information how to do it? Are we switching antenna through Front-end module (FEM) settings? Regards Marcin Re: How to enable the external U.FL antenna on FRDM-RW612 EVK Hi, I reached you via private message. Regards, Daniel. Re: How to enable the external U.FL antenna on FRDM-RW612 EVK Hi @Tusisima , To enable the u.FL antenna require a special calibration file, as antenna selection is controlled through this calibration data. You should reach NXP's support person to get the calibration file. Re: How to enable the external U.FL antenna on FRDM-RW612 EVK How did you fixed this? 
View full article
S32K328:CM7_0 CM7_2 DTCMバックドアへのアクセスが不正確なバスフォールトを引き起こす NXPチームの皆様、こんにちは。   当社では、RTD 7.xを搭載したS32K328を使用しています。   ソフトウェアのセットアップ: - CM7_0はブートローダーを実行します。 - CM7_1は第二のアプリケーションで使用されます。 - CM7_2はアプリケーションコードの実行を目的としていません。 - TCMバックドア/AHBS経路を通じてCM7_2 DTCMをシステムメモリとして使用できるかどうかCM7_0評価しています。   リファレンス・マニュアルの文脈: 「メモリマップ」章では、ITCM/DTCMは他のマスター、特にCortex-M7コアやeDMAから32ビットAHBSインターフェースからアクセス可能であると述べられています。 「TCMをシステムメモリとして」のセクションでは、有効化されたコアは無効化または待機中のコアのTCMを以下以下で使用可能とされています: 1. ターゲットコアTCMコントローラクロックの有効化: MC_ME PRTN2_COFB2_CLKEN[REQ64] for Cortex-M7_2 2. ターゲットコアCPUWAITの設定: DCM_GPR DCMRWF4[CM7_2_CPUWAIT] 3. ターゲットコアクロック/アクセスパスの有効化: MC_ME PRTN0_CORE4_PCONF[CCE]   私たちが試したこと: 1. DCM_GPR DCMRWF4[CM7_2_CPUWAIT]を設定します。 2. MC_ME PRTN2_COFB2_CLKEN[REQ64]を設定します。 3. MC_ME PRTN2_PUPD[PCUD]を設定します。 4. MC_ME CTL_KEYシーケンスを適用しました。 5. PRTN2_PUPD[PCUD]がクリアされるまで待機しました。 6. PRTN2_COFB2_STATを読み取り、bit0/BLOCK64がアクティブであることを確認した。 7. MC_ME PRTN0_CORE4_PCONF[CCE]を設定します。 8. MC_ME PRTN0_CORE4_PUPD[CCUPD]を設定します。 9. MC_ME CTL_KEYシーケンスを適用しました。 10. PRTN0_CORE4_STAT[CCS]が1になるまで待機しました。 11. 実験のため、MPUを一時的に無効にした。 12. CM7_2 DTCMバックドアアドレスへの32ビット書き込みを1回試行しました。   観測結果: - PRTN2_COFB2_STATはTCMコントローラのクロック要求がアクティブであることを示します。 - PRTN0_CORE4_STAT[CCS] が 1 になります。 - CM7_2 DTCMバックドア領域への最初の32ビット書き込みにより、不正確なバスフォルトが発生し、ハードフォルトにエスカレートします。   質問: 1.S32K328の場合、CM7_0からアクセス可能な正しいCM7_2 DTCMバックドア/システムアドレス範囲は何ですか? 2. CM7_2 CM7_0 CM7_2がCPU待機中にいる間、DTCMバックドアアクセスはサポートされていますか? 3.MC_MEとDCM_GPRの設定以外に、CM7_0がCM7_2のDTCMバックドアに書き込めるようにするには、XRDCの設定が必要ですか? 4. テストのためにMPUを一時的に無効にした場合でも、MPU領域は必要ですか? 5. TCMバックドアパスを使用する前に、MSCM/MCM/XBIC/ENEDCの設定が必要ですか? 6.PRTN2_COFB2_STAT[BLOCK64]はTCMコントローラークロックが有効であることCM7_2確認するための正しいステータスビットでしょうか? 7. PRTN0_CORE4_STAT[CCS]は、クロック/アクセスパスが有効であることCM7_2確認するための正しいステータスビットでしょうか? 8. バックドアアクセスによるDTCM ECC初期化の場合、CM7_0からの32ビット書き込みで十分でしょうか? 9. 最初のバックドア書き込みによって不正確なバスフォルトが発生した場合、その障害がXRDC、インターコネクト、またはマッピングされていないアドレスのいずれに起因するものかを特定するために、どのフォルト/XRDCレジスタをチェックする必要がありますか?   現在の目標: 私たちは最小限の煙試験のみを検証したいのです。 - CM7_2 DTCMバックドアへの32ビット書き込み1回、 - それから読み返します、 - 生産用途を検討する前に。   よろしくお願いします。 Re: S32K328: CM7_0 access to CM7_2 DTCM backdoor causes imprecise BusFault こんにちは、 @krishna_Bugudi さん、 1. S32K3xx_memory_map.xlsx を参照してください。DTCM_2 バックドア (アドレス 0x21800000) 2. はい 3. なし 4. なし 5. なし 6. はい、RMのセクション3.4「TCMをシステムメモリとして」を参照してください。 7. はい 8. はい、RMの表102を参照してください。メモリECC初期化の概要 9. XRDCが無効になっていると書かれていましたね。したがって、XRDCによって報告されることはない。 住所はどこに書きますか? よろしくお願いいたします。 ダニエル Re: S32K328: CM7_0 access to CM7_2 DTCM backdoor causes imprecise BusFault こんにちは、ダニエルさん。   ご確認いただきありがとうございます。   テストを更新してRM/NXPの手順に完全に準拠するようにしましたが、依然としてストアのハングアップが発生しています。   確認済みの住所: 私たちは以下の宛先に手紙を書いています。   0x21800000   これはS32K3xx_memory_map.xlsxと一致します。   DTCM_2 バックドア: - 開始アドレス: 0x21800000 - 終了アドレス: 0x2181FFFF - S32K328実装サイズ:128KB   メモリマップには、PRAM2_TCM_XBICがS32K328の以下の場所に存在することも示されています。 0x40408000 - 0x4040BFFF   そしてそれを次のように説明しています。 「クロスバー整合性チェッカー(PRAM2およびTCMバックドアAHBスプリッター)」   一方、0x40400000 の TCM_XBIC は S32K328 用に予約済みとしてマークされています。   最新のテストシーケンス:   1. MC_ME PRTN2_COFB2_CLKEN[REQ64]を設定します。 2. MC_ME PRTN2_PUPD[PCUD]を設定します。 3. MC_ME CTL_KEYシーケンスを適用します。 4. PRTN2_PUPD[PCUD]がクリアされるまで待ちます。 5. PRTN2_COFB2_STATを読み込む。   観察結果: PRTN2_COFB2_STAT = 0x00000039   6. DCM_GPR DCMRWF4[CM7_2_CPUWAIT]を設定します。 読み上げ確認: DCMRWF4 = 0x00080000   7. MC_ME PRTN0_CORE4_ADDR を安全なループアドレスに設定します。 読み返し: PRTN0_CORE4_ADDR = 0x00402408   8. MC_ME PRTN0_CORE4_PCONF[CCE]を設定します。 9. MC_ME PRTN0_CORE4_PUPD[CCUPD]を設定します。 10. MC_ME CTL_KEYシーケンスを適用します。 11. PRTN0_CORE4_STAT[CCS]が1になるまで待ちます。   観察結果: PRTN0_CORE4_STAT = 0x00000001   12. MPU CM7_0一時的に無効化して隔離する。 無効化前のMPU_CTRL = 0x00000003   13. 32ビット書き込みを1回試行します。   *(volatile uint32_t *)0x21800000 = 0u;   最新のパンくずリスト:   [CORE2_DTCM_SMOKE] S4B: WORD0 書き込み開始アドレス=0x21800000   店舗の次のパンくずリストに到達していません。   [CORE2_DTCM_SMOKE] S4B1: DSBの前にWORD0ストアが発行されました   そのため、ストア自体が次の指示に到達する前に停止したり完了しないように見えます。今回の最新のテストでは、DSB(深層破壊領域)には到達していません。   質問: あなたが確認した内容: - 0x21800000 は正しい DTCM_2 バックドア アドレスです。 - CM7_2がCPUWAIT中である間はCM7_0アクセスがサポートされます。 - XRDC/MPU/MSCM/MCM/XBIC/ENEDC の追加設定は不要です。 - PRTN2_COFB2_STAT[BLOCK64] は正しいステータスビットです。 - PRTN0_CORE4_STAT[CCS] は正しいステータスビットです。 - 32ビット書き込みはDTCM ECC初期化に有効です。   最初の32ビットストアが完成前に0x21800000止まる原因は何でしょうか?   S32K328のPRAM2_TCM_XBIC(アドレス0x40408000)でTCMバックドアAHBスプリッタエラーを検査すべきでしょうか?   もしそうなら、以下の場所を教えていただけますか: 1.PRAM2_TCM_XBIC ステータス/エラーレジスタを読み取ります。 2. DTCM_2バックドアトランザクションの失敗時に想定されるエラー表示。 3. アクセスを再試行する前にエラークリアシーケンスが必要かどうか。 4. ストアが完了しなかった場合にキャプチャする必要のあるその他の MC_ME/DCM/MSCM/XBIC/fault レジスタ。   よろしくお願いいたします。 クリシュナ Re: S32K328: CM7_0 access to CM7_2 DTCM backdoor causes imprecise BusFault こんにちは、クリシュナさん。 Copilot は次のように述べています。「テストしたところ、プロジェクトでデフォルトの MPU が有効になっている場合 (system.c で設定) にのみこのエラーを再現できました。」S32DS RTDプロジェクトによって生成されました。プロジェクトでMPUが無効化されているかどうかを確認するためにMPUレジスタをダンプすることはできますか? よろしくお願いいたします。 ダニエル
View full article
不支持 S32K344 的 PlatformSDK_S32K3_2022_03 版本 您好, 之前我开发了基于 S32K344 WB 板的 S32K344 代码。该平台为 S32DS.3.4 和 RTD AUTOSAR 4.4.2,项目运行良好。 现在我想开发 S32G3 代码,这需要 S32DS.3.5。所以我卸载了 S32DS.3.4 和 RTD 4.4.2,安装了 S32DS.3.5。安装完成后,我开始安装扩展程序和更新。我找不到 S32K3 的 RTD 4.4.2 版本,所以我只能安装 S32K3 的 RTD 3.0.0 版本。版本。K3 的 RTD 安装完成后,我导入了旧的 S32K344 项目并尝试打开 *.mex 文件,但项目提示“当前工具不支持 S32K344 的 PlatformSDK_S32K3_2022_03 版本”。如何解决这个问题? Jimmybai_0-1783429229890.png Re: Don't support S32K344's PlatformSDK_S32K3_2022_03 version 嗨,朱利安, 感谢你的回复。我在 S32DS.3.5 和 K3 RTD3.0.0 中创建了一个新的应用程序项目,但在新项目中找不到 *.mex 文件。 步骤1:选择S32K344和M7(Gcc 10.2 for arm 32 bit) Jimmybai_0-1783477945662.png 步骤2.选择核心和参数 Jimmybai_1-1783477971865.png 步骤3。我获取了新项目 s32k3_can_uart_rtd3,但我找不到之前在 S32DS.3.4 实例中存在的以下文件。 .ClockConfigurationMappings.txt .ClockYaml.txt .s32k3_wb_can_rtd3.mex .S32K344_flash.cmm 文件 .RTD文件夹。 Jimmybai_1-1783478149445.png 那么,我的新RTD3.0.0项目遇到了什么问题呢? Re: Don't support S32K344's PlatformSDK_S32K3_2022_03 version 嗨@Jimmybai , 这仅仅是 RTD 2.0.0 和 RTD 3.0.0 之间的不兼容错误。遗憾的是,没有简单的方法可以直接从 2.0.0 版本导入到 3.0.0 版本。我建议手动移植您的应用程序: 1.在您新的安装了 RTD 3.0.0 的 S32DS 实例中,通过“文件 > 新建 > S32DS 应用程序项目”创建一个新项目 2. 选择处理器、NXP GCC 10.2 工具链,并在下一个窗口中附加新的 RTD 3.0.0。 3. 项目创建完成后,将现有项目中的所有源文件复制并粘贴到新项目中。 4. 最后,打开 .mex 文件手动将配置文件复制到该文件中。 您可以尝试使用“导入 > S32 配置工具 > 导入配置 (*.mex)”选项导入 .mex 文件。但是,我发现 RTD 2.0.0 及以下版本在 S32CT 中大多会造成错误,手动移植应用程序是一个更好的解决方案。 此致, 朱利安 Re: Don't support S32K344's PlatformSDK_S32K3_2022_03 version 你好@Jimmybai , 您是否已将RTD添加到项目中? Julin_AragnM_0-1783526527781.png 此致, 朱利安
View full article
ARC Raiders U4N Trials Season 5 Brings New Challenges ARC Raiders Season 5 Trials is preparing to change the way players approach the endgame with a new collection of objectives, combat challenges, and cosmetic rewards. As players return to the Rust Belt, many are looking for better ways to prepare their loadouts, complete seasonal goals, and collect valuable resources. Understanding systems like ARC Raiders BluePrints can help players plan their progression and make better decisions before entering difficult encounters. The new Trials season arrives after Season 4 concludes on July 7, 2026, bringing fresh content focused on skill, adaptability, and experimentation. With new objectives and ranking rewards, players who manage their equipment carefully and understand the battlefield will have more opportunities to succeed. Many players are also watching the seasonal economy closely, including the availability of ARC Raiders BluePrints and other useful resources. Season 5 Introduces More Diverse Trial Objectives Trials Season 5 officially starts on July 7, 2026, at 12:00 UTC and runs until September 30, 2026, at 07:00 UTC. During this period, players can complete challenges, improve their rankings, and unlock exclusive rewards based on their performance. The updated objective system focuses on creating more variety during matches. Instead of repeating the same strategies every round, players will need to adjust their playstyle depending on the requirements of each Trial. Some objectives require players to damage specific ARC units with certain weapons, while others test survival skills in dangerous situations. One of the highlighted challenges involves taking explosive “Pop” damage directly. This type of objective encourages players to take risks and carefully manage their health, positioning, and timing. It creates situations where smart decision-making becomes just as important as combat ability. Returning objectives will also remain available, giving experienced players familiar tasks while adding new challenges for those who want to improve. This combination helps maintain the identity of Trials while keeping each season feeling different. Combat Challenges Encourage Loadout Experimentation A major focus of Season 5 is encouraging players to explore different equipment choices. In many games, players eventually settle on comfortable weapons and strategies. Trials works differently by rewarding those who are willing to experiment. Players may need to switch weapons, adjust movement habits, or change their approach to enemy encounters. A weapon that is rarely used in normal gameplay could become extremely useful for completing a specific challenge. This creates a stronger connection between preparation and success. The increased ARC activity mentioned by the developers also adds more pressure to every mission. Players must think about when to fight, when to avoid danger, and how to use their resources effectively. These decisions can make the difference between completing a Trial and losing valuable progress. Scorta Outfit Rewards Show Seasonal Progress The biggest reward in Season 5 is the Scorta outfit, which changes based on a player’s final ranking. This system gives competitive players a visible way to show their achievements after the season ends. Players reaching higher tiers, including Hotshot and Cantina Legend, can unlock special red and blue versions of the outfit. These cosmetic rewards represent strong seasonal performance and allow experienced players to stand out during future battles. Additional rewards include the Green Bruiser backpack, Pressure Gauge backpack charm, Hydraulic Pump backpack attachment, and the “Come at me” emote. These items focus on customization while giving players more ways to personalize their characters. The reward structure shows that Trials is becoming an important part of ARC Raiders’ long-term progression. Players are not only completing challenges for temporary benefits but also building a collection that reflects their achievements. Season 5 Expands the Future of ARC Raiders With new objectives, improved progression, and exclusive cosmetics, Trials Season 5 gives players more reasons to return to the Rust Belt. The combination of combat challenges and ranking rewards creates a system that supports both competitive players and those who simply enjoy improving their skills. For players who want to stay prepared throughout the season, managing resources and upgrading their collection remains important. Reliable access to useful gear can make difficult missions easier, especially when facing stronger enemies and unpredictable situations. The growing demand for seasonal resources has also made ARC Raiders Items for sale a topic many players follow when preparing their next adventure. Having the right equipment and materials available can help players focus more on completing Trials instead of struggling with preparation. As Season 5 continues, the challenge system will likely become another major part of the ARC Raiders experience. Players who adapt quickly, experiment with different strategies, and build strong collections will have the best chance of standing out during the new season.
View full article
S32K328:CM7_0 访问 CM7_2 DTCM 后门导致总线故障不精确 您好,NXP团队,   我们正在使用 S32K328 和 RTD 7.x。   软件设置: - CM7_0 运行引导加载程序。 - CM7_1 被第二个应用程序使用。 - CM7_2 不用于执行应用程序代码。 - 我们正在评估 CM7_0 是否可以通过 TCM 后门/AHBS 路径使用 CM7_2 DTCM 作为系统内存。   参考手册内容: “内存映射”章节指出,其他主设备(包括其他 Cortex-M7 内核和 eDMA)可以通过 32 位 AHBS 接口访问 ITCM/DTCM。 “TCM 作为系统内存”部分指出,已启用的核心可以在以下情况下使用已禁用/等待的核心的 TCM: 1. 启用目标核心 TCM 控制器时钟: MC_ME PRTN2_COFB2_CLKEN[REQ64] 适用于 Cortex-M7_2 2. 设置目标核心 CPUWAIT: DCM_GPR DCMRWF4[CM7_2_CPUWAIT] 3. 启用目标内核时钟/访问路径: MC_ME PRTN0_CORE4_PCONF[CCE]   我们尝试了: 1. 设置 DCM_GPR DCMRWF4[CM7_2_CPUWAIT]。 2. 设置 MC_ME PRTN2_COFB2_CLKEN[REQ64]。 3. 设置 MC_ME PRTN2_PUPD[PCUD]。 4. 应用 MC_ME CTL_KEY 序列。 5. 等待 PRTN2_PUPD[PCUD] 清除。 6. 读取 PRTN2_COFB2_STAT 并观察到 bit0/BLOCK64 处于活动状态。 7. 设置 MC_ME PRTN0_CORE4_PCONF[CCE]。 8. 设置 MC_ME PRTN0_CORE4_PUPD[CCUPD]。 9. 应用 MC_ME CTL_KEY 序列。 10. 等待 PRTN0_CORE4_STAT[CCS] 变为 1。 11. 为进行实验,暂时禁用了 MPU。 12. 尝试向 CM7_2 DTCM 后门地址进行一次 32 位写入。   观察到的结果: - PRTN2_COFB2_STAT 表示 TCM 控制器时钟请求处于活动状态。 - PRTN0_CORE4_STAT[CCS] 变为 1。 - 首次向 CM7_2 DTCM 后门区域写入 32 位数据会导致不精确的 BusFault 升级为 HardFault。   问题: 1.对于 S32K328,从 CM7_0 可访问的正确 CM7_2 DTCM 后门/系统地址范围是什么? 2. 当 CM7_2 处于 CPUWAIT 状态时,是否支持从 CM7_0 访问 CM7_2 DTCM 后门? 3.除了 MC_ME 和 DCM_GPR 设置之外,是否还需要任何 XRDC 配置才能允许 CM7_0 写入 CM7_2 DTCM 后门? 4. 即使在测试中暂时禁用 MPU,是否也需要任何 MPU 区域? 5. 使用 TCM 后门路径之前是否需要进行任何 MSCM/MCM/XBIC/ENEDC 设置? 6.PRTN2_COFB2_STAT[BLOCK64] 是否是确认 CM7_2 TCM 控制器时钟是否活动的正确状态位? 7. PRTN0_CORE4_STAT[CCS] 是否是确认 CM7_2 时钟/访问路径是否处于活动的正确状态位? 8. 对于通过后门访问进行 DTCM ECC 初始化,从 CM7_0 写入 32 位是否足够? 9. 如果第一次后门写入导致不精确的总线故障,应该检查哪些故障/XRDC 寄存器来确定故障是由于 XRDC、互连还是未映射地址引起的?   当前目标: 我们只想验证一个最基本的冒烟测试: - 对 CM7_2 DTCM 后门进行一次 32 位写入, 然后回读, 在考虑任何生产用途之前。   谢谢! Re: S32K328: CM7_0 access to CM7_2 DTCM backdoor causes imprecise BusFault 你好@krishna_Bugudi , 1. 请参阅 S32K3xx_memory_map.xlsx 文件,DTCM_2 后门位于 0x21800000 2. 是 3. 无 4. 无 5. 无 6. 是的,请参阅 RM 第 3.4 节 TCM,即系统内存。 7. 是 8. 是的,请参阅 RM,表 102。内存 ECC 初始化摘要 9. 您提到XRDC已被禁用。因此,XRDC 不会报告此问题。 你要写什么地址? 此致, 丹尼尔 Re: S32K328: CM7_0 access to CM7_2 DTCM backdoor causes imprecise BusFault 你好,丹尼尔,   谢谢你的确认。   我们已更新测试,使其完全按照 RM/NXP 的顺序执行,但仍然看到商店挂起。   已确认地址: 我们写信给:   0x21800000   这与 S32K3xx_memory_map.xlsx 匹配:   DTCM_2 后门: 起始地址:0x21800000 - 结束地址:0x2181FFFF - S32K328 实现大小:128 KB   内存映射表还显示 PRAM2_TCM_XBIC 位于 S32K328 的以下位置: 0x40408000 - 0x4040BFFF   并将其描述为: “横杆完整性检查器(PRAM2 和 TCM 后门 AHB 分线器)”   TCM_XBIC 位于 0x40400000,标记为 S32K328 保留。   最新测试序列:   1. 设置 MC_ME PRTN2_COFB2_CLKEN[REQ64]。 2. 设置 MC_ME PRTN2_PUPD[PCUD]。 3. 应用 MC_ME CTL_KEY 序列。 4. 等待 PRTN2_PUPD[PCUD] 清除。 5. 读取 PRTN2_COFB2_STAT。   观察到: PRTN2_COFB2_STAT = 0x00000039   6. 设置 DCM_GPR DCMRWF4[CM7_2_CPUWAIT]。 回读确认: DCMRWF4 = 0x00080000   7. 将 MC_ME PRTN0_CORE4_ADDR 设置为安全循环地址。 回读: PRTN0_CORE4_ADDR = 0x00402408   8. 设置 MC_ME PRTN0_CORE4_PCONF[CCE]。 9. 设置 MC_ME PRTN0_CORE4_PUPD[CCUPD]。 10. 应用 MC_ME CTL_KEY 序列。 11. 等待 PRTN0_CORE4_STAT[CCS] 变为 1。   观察到: PRTN0_CORE4_STAT = 0x00000001   12. 暂时禁用 CM7_0 MPU 进行隔离。 禁用前的 MPU_CTRL = 0x00000003   13. 尝试一次 32 位写入操作:   *(volatile uint32_t *)0x21800000 = 0u;   最新面包屑日志:   [CORE2_DTCM_SMOKE] S4B:WORD0 写入开始地址=0x21800000   商店之后的下一个面包屑导航:   [CORE2_DTCM_SMOKE] S4B1:WORD0 存储于 DSB 之前   因此,商店本身似乎在执行到以下指令之前就停滞不前或未能完成。在最新的测试中,DSB 并未达到。   问题: 既然你已经确认了这一点: - 0x21800000 是正确的 DTCM_2 后门地址, - 当 CM7_2 处于 CPUWAIT 状态时,支持对 CM7_0 的访问, - 无需额外的 XRDC/MPU/MSCM/MCM/XBIC/ENEDC 设置, - PRTN2_COFB2_STAT[BLOCK64] 是正确的状态位, - PRTN0_CORE4_STAT[CCS] 是正确的状态位, - 32 位写入对 DTCM ECC 初始化有效,   什么原因会导致第一次 32 位存储到 0x21800000 的操作在完成前停滞?   我们是否应该检查 S32K328 上 0x40408000 处的 PRAM2_TCM_XBIC 是否存在 TCM 后门 AHB 分路器错误?   如果可以,请您提供以下信息: 1.要读取的 PRAM2_TCM_XBIC 状态/错误寄存器。 2. DTCM_2 后门交易失败的预期错误指示。 3. 在重试访问之前是否需要任何错误清除序列。 4. 当存储操作未完成时,应捕获的任何其他 MC_ME/DCM/MSCM/XBIC/故障寄存器。   此致, 克里希那 Re: S32K328: CM7_0 access to CM7_2 DTCM backdoor causes imprecise BusFault 你好,克里希纳, Copilot 说:我已经测试过了,只有当项目中启用默认 MPU(在 system.c 中配置)时才会出现此错误。由 S32DS RTD 项目生成)。能否导出 MPU 寄存器,以验证您的项目中是否禁用了 MPU? 此致, 丹尼尔
View full article
S32K344のPlatformSDK_S32K3_2022_03バージョンはサポートしないでください こんにちは、 以前、私はS32K344 WBボードをベースにS32K344コードを開発しました。プラットフォームはS32DS.3.4、RTD AUTOSAR 4.4.2で、プロジェクトは良好に機能しています。 今度はS32G3コードを開発したいのですが、そのためにはS32DS.3.5が必要です。そこでS32DS.3.4とRTD 4.4.2をアンインストールし、S32DS.3.5をインストールしました。インストールが完了したら、拡張機能とアップデートのインストールを開始します。S32K3のRTD 4.4.2バージョンが見つからないので、S32K3のRTD 3.0.0をインストールするしかありませんバージョン。K3のRTDインストールが終わった後、古いS32K344プロジェクトをインポートして*.mexファイルを開こうとしましたが、「現在のツールはS32K344のPlatformSDK_S32K3_2022_03バージョンをサポートしていません」というプロンプトが表示されます。この問題を解決するにはどうすればよいでしょうか? Jimmybai_0-1783429229890.png Re: Don't support S32K344's PlatformSDK_S32K3_2022_03 version こんにちは、ジュリアンさん。 お返事ありがとうございます。S32DS.3.5とK3 RTD3.0.0で新しいアプリケーションプロジェクトを作成しましたが、新しいプロジェクトで*.mexファイルが見つかりません。 ステップ1:S32K344とM7(Arm 32ビット用GCC 10.2)を選択する Jimmybai_0-1783477945662.png ステップ2。コアとパラメータを選択してください Jimmybai_1-1783477971865.png ステップ3。新しいプロジェクトs32k3_can_uart_rtd3を取得しますが、以下のファイルがS32DS.3.4インスタンスに存在しませんでした。 .ClockConfigurationMappings.txt .ClockYaml.txt .s32k3_wb_can_rtd3.mex .S32K344_flash.cmm ファイル .RTDフォルダ。 Jimmybai_1-1783478149445.png では、私の新しいRTD3.0.0プロジェクトで問題は何でしょうか? Re: Don't support S32K344's PlatformSDK_S32K3_2022_03 version こんにちは、 @Jimmybai さん。 これは単にRTD 2.0.0とRTD 3.0.0間の互換性の問題です。残念ながら、2.0.0から3.0.0へ直接インポートする簡単な方法はありません。代わりに、手動でアプリケーションを移植することをお勧めします: 1.RTD 3.0.0 を搭載した新しい S32DS インスタンスでは、「File > New > S32DS Application Project」を通じて新しいプロジェクトを作成する 2. プロセッサ、NXP GCC 10.2ツールチェーンを選択し、次のウィンドウで新しいRTD 3.0.0を付けます。 3. プロジェクトが作成されたら、既存のプロジェクトからすべてのソースファイルをコピーして上書きします。 4. 最後に、.mexファイルを開きます。ファイルを作成し、設定を手動でコピーします。 「S32 Configuration Tools > インポート > Import Configuration (*.mex)」オプションを使って.mexをインポートしてみてくださいしかし、RTD 2.0.0以降は主にS32CTでエラーが発生し、手動で移植する方が良い解決策だと感じています。 よろしくお願いします、 ジュリアン Re: Don't support S32K344's PlatformSDK_S32K3_2022_03 version こんにちは、 @Jimmybai さん、 RTDをプロジェクトに添付しましたか? Julin_AragnM_0-1783526527781.png よろしくお願いします、 ジュリアン
View full article
EB ERROR hello everyone: There is an error when activating EB Tresos: ERROR: flxActAppActivationSend (50040,41147,10248) The quantity specified exceeds maximum quantity allowed (0). Connection to FlexNet Operations Server failed. My code is 7416-E905-5CC2-F20A, which is valid until 09/30/2026. Could anyone advise on how to resolve this? I would appreciate your help. Re: EB ERROR Hello, It means all the free licenses we get from EB are now depleted. It usually takes few days until new one will appear at the NXP web. best regards, Peter
View full article