Flash 配置混乱 RT1176 八路 DDR 您好,恩智浦 我在配置Macronix Octal DDR模式的闪存时遇到了一些问题。 我正在基于 NXP FMU-6XRT 参考设计的定制板上使用 PX4 代码栈。我使用的是 MX25UM51245G 而不是 MX25UM51345G,但这两个部件之间的差异很小。 我尝试在 Macronix 八进制 DDR 模式下运行它,并启用 DQS 外部采样,采样频率至少为 100MHz。参考设计运行频率为 200MHz。启动内存配置即使在 166MHz 的频率下也能成功测试所需配置的内存。 我尝试的配置是以下默认配置。第一个程序“g_flash_config”可以成功启动、写入、读取等,但对于软件来说并不理想。"g_flash_fast_config" 失败。 我尝试在“fast_config”的DTR模式下将频率降低到166MHz、133MHz、50MHz和30MHz,但都没有效果。 我尝试使用从启动内存配置生成的 FCB,但由于结构布局存在一些差异,因此很难将其应用于 PX4 代码。 我也尝试过 csHoldTime、csSetupTime 和 dataValidTime 的不同组合,但都没有结果。 我尝试在低频 DTR 八进制中使用 DQS 内部模式,但也没有成功。 接下来我还可以尝试什么? #include
/****************************************************************************
* Public Data
****************************************************************************/
locate_data(".boot_hdr.conf")
const struct flexspi_nor_config_s g_flash_config = {
.memConfig =
{
#if !defined(CONFIG_BOARD_BOOTLOADER_INVALID_FCB)
.tag = FLEXSPI_CFG_BLK_TAG,
#else
.tag = 0xffffffffL,
#endif
.version = FLEXSPI_CFG_BLK_VERSION,
.readSampleClksrc=kFlexSPIReadSampleClk_LoopbackInternally,
.csHoldTime = 1,
.csSetupTime = 1,
.deviceModeCfgEnable = 1,
.deviceModeType = kDeviceConfigCmdType_Generic,
.waitTimeCfgCommands = 1,
.controllerMiscOption =
(1u << kFlexSpiMiscOffset_SafeConfigFreqEnable),
.deviceType = kFlexSpiDeviceType_SerialNOR,
.sflashPadType = kSerialFlash_1Pad,
.serialClkFreq = kFlexSpiSerialClk_100MHz,
.sflashA1Size = 64ul * 1024u * 1024u,
.dataValidTime =
{
[0] = {.time_100ps = 0},
},
.busyOffset = 0u,
.busyBitPolarity = 0u,
.lookupTable =
{
/* Read Dedicated 3Byte Address Read(0x03), 24bit address */
[0 + 0] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x03, RADDR_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x18), //0x871187ee,
[0 + 1] = FLEXSPI_LUT_SEQ(READ_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x04, STOP_EXE, FLEXSPI_1PAD, 0),//0xb3048b20
},
},
.pageSize = 256u,
.sectorSize = 4u * 1024u,
.blockSize = 64u * 1024u,
.isUniformBlockSize = false,
.ipcmdSerialClkFreq = 1,
.serialNorType = 2,
.reserve2[0] = 0x7008200,
};
const struct flexspi_nor_config_s g_flash_fast_config = {
.memConfig =
{
.tag = FLEXSPI_CFG_BLK_TAG,
.version = FLEXSPI_CFG_BLK_VERSION,
.readSampleClksrc=kFlexSPIReadSampleClk_LoopbackInternally,
.csHoldTime = 3,
.csSetupTime = 3,
.deviceModeCfgEnable = 1,
.deviceModeType = kDeviceConfigCmdType_Spi2Xpi,
.waitTimeCfgCommands = 1,
.deviceModeSeq =
{
.seqNum = 1,
.seqId = 6, /* See Lookup table for more details */
.reserved = 0,
},
.deviceModeArg = 2, /* Enable OPI DDR mode */
.controllerMiscOption =
(1u << kFlexSpiMiscOffset_SafeConfigFreqEnable) | (1u << kFlexSpiMiscOffset_DdrModeEnable),
.deviceType = kFlexSpiDeviceType_SerialNOR,
.sflashPadType = kSerialFlash_8Pads,
.serialClkFreq = kFlexSpiSerialClk_133MHz,
.sflashA1Size = 64ul * 1024u * 1024u,
.dataValidTime =
{
[0] = {.time_100ps = 10},
},
.busyOffset = 0u,
.busyBitPolarity = 0u,
.lookupTable =
{
/* Read */// EEH+11H+32bit addr+20dummy cycles+ 4Bytes read data
/* Macronix manual says 20 dummy cycles @ 200Mhz, FlexSPI peripheral Operand value needs to be 2N in DDR mode hence 0x28 */
[0 + 0] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0xEE, CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x11), //0x871187ee,
[0 + 1] = FLEXSPI_LUT_SEQ(RADDR_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x20, DUMMY_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x28),//0xb3288b20,
[0 + 2] = FLEXSPI_LUT_SEQ(READ_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x04, STOP_EXE, FLEXSPI_1PAD, 0x00), //0xa704,
/* Read status */
[4 * 2 + 0] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x05, CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0xfa),
[4 * 2 + 1] = FLEXSPI_LUT_SEQ(RADDR_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x20, DUMMY_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x04),
[4 * 2 + 2] = FLEXSPI_LUT_SEQ(READ_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x04, STOP_EXE, FLEXSPI_1PAD, 0x00),
/* Write enable SPI *///06h
[4 * 3 + 0] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x06, STOP_EXE, FLEXSPI_1PAD, 0x00),//0x00000406,
/* Write enable OPI SPI *///06h
[4 * 4 + 0] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x06, CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0xF9),
/* Erase sector */
[4 * 5 + 0] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x21, CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0xDE),
[4 * 5 + 1] = FLEXSPI_LUT_SEQ(RADDR_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x20, STOP_EXE, FLEXSPI_1PAD, 0x00),
/*Write Configuration Register 2 =01, Enable OPI DDR mode*/ //72H +32bit address + CR20x00000000 = 0x01
[4 * 6 + 0] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x72, CMD_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x00),//0x04000472,
[4 * 6 + 1] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x00, CMD_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x00),//0x04000400,
[4 * 6 + 2] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x00, WRITE_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x01),//0x20010400,
/*Page program*/
[4 * 9 + 0] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x12, CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0xED),//0x87ed8712,
[4 * 9 + 1] = FLEXSPI_LUT_SEQ(RADDR_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x20, WRITE_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x04),//0xa3048b20,
},
},
.pageSize = 256u,
.sectorSize = 4u * 1024u,
.blockSize = 64u * 1024u,
.isUniformBlockSize = false,
.ipcmdSerialClkFreq = 1,
.serialNorType = 2,
.reserve2[0] = 0x7008200,
}; Re: Flash configuration confusion RT1176 Octal DDR 你好@SimonHugr , 如果您计划使用 DDR 模式,请记住还必须考虑字节交换配置。本文提供了一些有用的信息,说明在使用 DDR 模式时,MX25UM51245GXDI00 的字节交换为何如此重要。
我强烈建议使用启动内存配置来生成 FCB,安全配置工具v26.6 提供了 MX25UM51245G 的模板,可以作为您配置的良好起点。另外,您可能也知道,这个工具可以帮助您测试配置。
此外,我建议查看这篇社区帖子,特别是从第 15 点开始的步骤。该部分更详细地解释了安全配置工具如何生成启动内存配置,并有助于阐明该工具生成的参数和输出。
最后,您可以使用 flexspi_nor_polling_transfer_cm7 示例来验证生成的 FCB,并在继续进行启动配置之前验证读取和写入操作是否正常工作。
BR 哈比卜 Re: Flash configuration confusion RT1176 Octal DDR 很遗憾,目前还没有结果。我仍然认为这与数据顺序互换有关,我可能漏掉了一些配置字节…… Re: Flash configuration confusion RT1176 Octal DDR 谢谢你,马斯米塞姆 事实上,我注意到例如数据应该互换一下。我将再次检查我的查找表。 Re: Flash configuration confusion RT1176 Octal DDR 参考此帖: https://community.nxp.com/t5/i-MX-RT-Crossover-MCUs/Internal-Boot-from-Flash-memory-not-starting-on-imxRT1176-custom/mp/1830699 我应该通过编辑 misc 选项来交换数据顺序,根据 Zephyr RTOS 的说明(https://github.com/zephyrproject-rtos/hal_nxp/blob/3a36ee1f8b9fc2168fc0bf80377ace8298292993/mcux/mcux-sdk-ng/devices/RT/RT1170/MIMXRT1176/drivers/romapi/fsl_romapi.h#L340-L355 ) 数据交换字节已经插入,但我感觉好像漏掉了什么。 .pageSize = 256u,
.sectorSize = 4u * 1024u,
.blockSize = 64u * 1024u,
.isUniformBlockSize = false,
.ipcmdSerialClkFreq = 1,
.isDataOrderSwapped = true
.serialNorType = 2,
.reserve2[0] = 0x7008200, Re: Flash configuration confusion RT1176 Octal DDR 嘿@SimonHugr , 我首先要确认的是 MX25UM51245G 和 MX25UM51345G 之间的实际区别。虽然零件编号非常相似,但它们并不是完全相同的设备。根据 Macronix 的数据手册,MX25UM51345G 明确支持 DOPI(双倍传输速率 OPI)字节模式数据序列,而 MX25UM51245G 属于不同的产品型号。这会影响 FlexSPI 控制器使用的命令格式、字节顺序和 LUT 配置。 您还可以对比一下我的配置,我的配置适用于 MX25UM513 和 MX25UW6345G: https://github.com/Masmiseim36/Coremark_iMXRT/blob/master/XiP/flexspi_flash_OSPI_Macronix.c 雷加尔斯 Re: Flash configuration confusion RT1176 Octal DDR 你好,哈比卜 对于我们的固件,我无法使用安全配置工具生成 FCB,而是需要在固件启动时加载 FCB,因此我需要创建 mem_config 和 flash_config 结构并自行配置。 我发现 Zephyr 项目在 flash_nor_config 中引用了一个 isDataOrderSwapped 字节。 https://github.com/zephyrproject-rtos/hal_nxp/blob/3a36ee1f8b9fc2168fc0bf80377ace8298292993/mcux/mcux-sdk-ng/devices/RT/RT1170/MIMXRT1176/drivers/romapi/fsl_romapi.h#L347-L348 Claude 提到 controllerMiscOption 的第 5 位有一个 padSettingOverride 位,第 7 位有一个 dataSwap 位,但我不太确定 LLM 是否严重地臆造了这些信息。 使用安全配置工具生成 FCB 并使用此工具将其转换为 C 结构体时 https://community.nxp.com/t5/i-MX-RT-Crossover-MCUs-Knowledge/i-MX-RT-FLEXSPI-booting-guide/ta-p/1669262 我没有设置第 5 位或第 7 位,所以我认为 LLM 有问题,但是 isDataSwapped 已设置,并且在 FCB 中通常被引用为 reserved0[0]。 我在安全配置工具中找不到 MX25UM51245G 的模板,只有 MX25U51245G(四闪存)、MX25UM51345G 和 MX25UMxxx45G 的模板。 但我尝试过的所有八进制DDR配置都无法启动。 有趣的是,尽管 BT_FUSE_SEL = 1 且引脚 BOOTMODE0/1 = 0,MCU 在某些配置后通常会自动进入 ISP 模式。这种情况并不稳定,我不确定是什么配置导致了这个问题。 MCU在读取闪存失败后是否会进入ISP模式? 谢谢 BR Re: Flash configuration confusion RT1176 Octal DDR 你好@SimonHugr , 很抱歉,MX25UM51245G 没有模板,只有 MX25U51245G 和 MX25UM51345G 可用。
根据您的描述,使用您当前的启动内存配置设置,与闪存设备的通信似乎工作正常。单击“转换为完整 FCB”后,该工具会将配置编程到闪存中,然后使用您指定的参数将其读取回来,如下所述:
Habib_MS_0-1784753481563.png
如果所选设置中有任何一项不被闪存设备支持,该工具应报告类似于以下内容的错误:
Habib_MS_1-1784753506390.png
为了进一步验证社区帖子中提到的使用 FCB 变流器生成的 LUT 是否正常工作,请您在从内部 RAM 运行应用程序时,使用 flexspi_nor_polling_transfer_cm7 SDK 示例进行测试。如果您对示例有任何疑问,请随时联系我。
此外,您能否提供一些关于您尝试启动的应用程序的更多详细信息? -这是 SDK 示例还是您自己的应用程序? 你使用的是哪个集成开发环境(IDE)? -您的应用程序是执行 XIP 还是非 XIP? -除了启动过程之外,您是否在任何其他阶段访问过闪存?
关于进入 ISP 模式,请确保您的定制板上的启动引脚符合MIMXRT1160/1170 硬件开发指南第 5 章“启动、复位和其他”中提到的建议?这样做是为了避免与启动引脚相关的任何硬件问题。
回答您的问题,如果没有有效的镜像文件,您可以进入ISP模式,如图10-1所示的RM“启动流程”:
Habib_MS_2-1784754516601.png
BR 哈比卜
Re: Flash configuration confusion RT1176 Octal DDR 你好,哈比卜。 我现在至少已经让八进制 SPI STR 模式在 200MHz 下工作了。问题出在一些未描述的神秘的“reserve2”字节上。我还选择在设备模式序列之上设置一个配置命令序列,并添加一个额外的字节。 设置字节交换并没有起到任何作用,但我对在 200MHz STR 八进制下能够达到的速度感到满意。 顺祝商祺!
查看全文