2396704_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2396704_ja-JP

2396704_ja-JP

リクエスト: RAppID Init v2.1.0(またはそれ以降)MPC5644Aデバイスサポート — ダウンロードリンクが必要

こんにちは、
私はMPC5644Aを基にしたプロジェクトに取り組んでおり、このデバイスをサポートするRAppID Initツールを入手する必要があります。
私は元々私たちのプラットフォーム用に作成されたRAppID Initプロジェクトファイル(.rsp)を持っています。ファイルヘッダーには以下のように表示されます。

ツールバージョン:2.1.0(ツールバージョンメジャー 2、ツールバージョンマイナー 1、サブバージョン番号 0)
対象デバイス: MPC5644A
作成日:2013年4月

つまり、MPC5644Aサポートは明らかにRAppID Init v2.1.0に存在していました。しかし、現在のNXPのウェブサイトでは一致するダウンロードが見つかりません:

「RAppID Initialization for Power Architecture」ページ(RAPPID)には11件の公開ダウンロードが掲載されていますが、MPC564xA ファミリをカバーしているものはなく(MPC564xL、MPC560xB/xS、MPC563xM、MPC567xR/xK/xF、MPC5748G、MPC577xK/Mのみ)、
アーカイブのセクションでは「Archive: Pin Wizard for MPC564xA」は見つかりましたが、「Init for MPC564xA」パッケージは見つかりませんでした。ピンウィザードはシステムやペリフェラルの初期化をカバーしておらず、私の.rspも開けられませんプロジェクトファイル。

モデレーターの方、RAppID Init v2.1.0のダウンロードリンクを教えていただけますか?あるいはMPC5644Aデバイスサポート付きで、既存の.rspを開いて変更できるようになった後soでもありますプロジェクト?
ご協力ありがとうございます。

Re: Request: RAppID Init v2.1.0 (or later) with MPC5644A device support — download link needed

こんにちは、

はい、おっしゃる通りです。RAPPID-564XASWは既に存在します。

しかし、NXPはそれを公式ウェブページでは提供していない。

入手するための手続きについて、社内で確認してみます。

よろしくお願いいたします。

ピーター






Re: Request: RAppID Init v2.1.0 (or later) with MPC5644A device support — download link needed

Please check the link at RAppID Initialization for Power Architecture | NXP Semiconductors   
RAppID Boot Loader Utility   Init for MPC564xL

https://www.nxp.com/design/design-center/software/embedded-software/rappid-initialization-for-power-...

ところで、MPC5644Aはどんなアプリケーションでうまくいっていますか?

Re: Request: RAppID Init v2.1.0 (or later) with MPC5644A device support — download link neededそのページは既に見ていますが、私のものはMPC5644Aなので少し違います。

また、私のMPC5644Aは車両制御に使われているようです。
Re: Request: RAppID Init v2.1.0 (or later) with MPC5644A device support — download link neededいつ返事が来るのでしょうか?Re: Request: RAppID Init v2.1.0 (or later) with MPC5644A device support — download link needed

https://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=ETPUGCT&appType=license&location=null
eTPUのグラフィカル設定ツールはいかがでしょうか?それもかなり役に立ちそうだ。製品自体がかなり古いため、サービス遅延が予想されるかもしれません

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
3 週間前
更新者: