Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
S32K default attribute of SRAM when disable MPU Hi nxp technical team, I would like to know the default attributes of SRAM when the MPU of the S32K chip is not enabled? Specifically, what are the attributes of "share" and "cache" in the SRAM default settings? I have consulted the ARMv7-m architecture reference manual, which indicates that the device type of SRAM is "device", seemingly meaning that the entire SRAM is sharable and non-cacheable. See the following picture. Returning to my project, the project using MWCT2016s (i.e. S32K312) has abnormal HSE function when the MPU is not enabled, and it is necessary to configure MPU to set the SRAM area as sharable and non-cacheable. However, in the project using S32K322, the HSE function is normal when the MPU is not enabled.  Therefore, I would like to know the SRAM attributes of the S32K chip when the MPU is not enabled, or if there are any other settings that affect the SRAM attributes and thereby cause the differences between the two projects? Re: S32K default attribute of SRAM when disable MPU Hi @Johnson97, It uses the default memory map: https://developer.arm.com/documentation/dui0646/c/Cortex-M7-Peripherals/Optional-Memory-Protection-Unit/MPU-Control-Register?lang=en "When the ENABLE bit is set to 0, the system uses the default memory map. This has the same memory attributes as if the MPU is not implemented, see Table 2.11. The default memory map applies to accesses from both privileged and unprivileged software." https://developer.arm.com/documentation/dui0646/c/The-Cortex-M7-Processor/Memory-model/Behavior-of-memory-accesses?lang=en#CHDBJAJD As you can see in Table 2.11 and Table 2.12, the memory type for SRAM is Normal, Non-shareable, WBWA. Regards, Daniel
View full article
車載ネットワーク通信についてのIWTL 車内通信(CAN、LIN、FlexRayなど)やECUなどについて学びたいです。 これを教えてくれるリソースはありますか?MITのOCWを調べましたが、役立つものは特に見当たりません。 スイッチ Re: IWTL about in-vehicle network communication こんにちは、 まずはこのThreadをご覧ください: https://community.nxp.com/t5/In-Vehicle-Networking/Where-do-I-learn-about-in-vehicle-networking/mp/2374280/emcs_t/S2h8ZW1haWx8dG9waWNfc3Vic2NyaXB0aW9ufE1QVVZKSzJHVUlaRUxPfDIzNzQyODB8U1VCU0NSSVBUSU9OU3xoSw#M194 でも個人的には、学習にはAIを使うつもりです。AIはあなたのニーズに合わせて学習を調整できるからです。 よろしくお願いいたします。 ピーター
View full article
ライブラリを追加する CodeWarriorから移行したばかりで、新しいiMacにMCUXをインストールしたばかりです。私は赤外線リモコンを含む新しいプロジェクトに取り組んでおり、IRemoteライブラリ(GitHubから入手)を使用したいと考えています。ライブラリファイルはダウンロードしましたが、SDK_2.x_LPCXpresso824MAX(私が使っている開発ボード)には追加できません。「静的ライブラリの作成と使用方法」というドキュメントの手順に従ったのですが、手順とスクリーンショットは私のものよりかなり古いバージョンのもののようです。 私の問題を解決してくれるような「初心者向けガイド」を持っている人はいませんか? Re: Add a library こんにちは、 ライブラリにはどのようなファイル形式がありますか?拡張子は.aですか、それとも.hですか? 「ユーザーアプリケーションにユーザー静的ライブラリを追加する」第2章( MCUXpresso IDEで静的ライブラリの作成と使用 方法)の5ページで述べた手順は、新しいバージョンのMCUXpresso IDEにも引き続き適用されます。ガイドに示されているウィンドウは最近のMCUXpressoバージョンでも同じです。手順に問題がありますか? また、どのバージョンを使っているのか確認してもらえますか? SDKに関しては、「SDK_2.x_」と書いたのですね。どの古いバージョンを使っているか確認してもらえますか?最新のSDKバージョン26.06を使うようにアップデートすることもできます。SDK Builderからダウンロードできます 敬具、ルイス Re: Add a library これは私の問題の一部です。ファイルには拡張子がなく、単に「IRemote-4.7.1」という名前で、ダウンロードフォルダ内ではフォルダとして表示されます。古いバージョンのSDKを使っているとは思いません。バージョンは26.06.00です。もしかすると、実際のIRemoteライブラリを読み込んでいないのかもしれません。ただダウンロードボタンを押してしまっただけかもしれません Re: Add a library Hello おそらくライブラリのGithubフォルダ全体をダウンロードしていると思います。通常、Githubユーザーは.h/.c/.hpp/.cppを保存します。srcフォルダ内のなど。 必要な.h/.aファイルだけをsrcフォルダからダウンロードするか、Githubで検索するだけで、Githubプロジェクト全体をダウンロードせずに、ガイドに従ってライブラリとリンクへのパスを追加できます。 敬具、ルイス
View full article
[S32N55 / HSE2] 调试卡请求 — HSE_DEBUG_INVALID_DEBUG_DOMAIN_MAP_ERR 您好, 后续内容:S32N55 (HSE2) 安全调试。CRS(APP)挑战-响应认证现在可以工作(最终响应0x4A4A4A4A)。我现在正在执行调试卡请求 (HSE_DEBUG_CMD_CARD_REQUEST),它返回: HSE_DEBUG_INVALID_DEBUG_DOMAIN_MAP_ERR ((hseDebugError_t)0x20) — "调试卡中的调试功能域映射无效。" 我根据您之前的反馈发送的内容: Packet2 调试功能域信号列表:数组样式,List[22..26] = 每个 0x01(CRS:Cortex-M7、PCIe、CRS NoC/CAN NoC、CANXL0-1、CANXL2-3),所有其他字节为 0x00。 Packet3 enabledDebugDomainMap (uint64_t): 0x07C00000 按照建议(位 22-26)。 AuthScheme:macAlgo = HSE_MAC_ALGO_CMAC = 0x11。 AuthTag:对卡片信息进行 AES256-CMAC 认证,authLen = 16。 我尝试过对 enabledDebugDomainMap(uint64_t,传输 8 字节)进行以下操作: 小端序:00 00 C0 07 00 00 00 00 → 0x20 大端序:00 00 00 00 07 C0 00 00 → 0x20 bit27 (0x08000000,匹配 AUTH 目标 0x1B) → 0x20 所有返回值均为 0x20。 问题: 1.对于 CRS,HSE 期望的 enabledDebugDomainMap (uint64_t) 的确切值是什么,以及其字节顺序是什么? 2. enabledDebugDomainMap(Packet3 位掩码)是否必须与调试功能域信号列表(Packet2,数组 List[22..26])一致?它们之间究竟是什么关系? 3. RM 示例说明“功能域 1,3 已启用 → 0x00..A0”。能否解释一下功能域到位的映射关系,以便我计算 CRS 值? 4. HSE 是否在验证 AuthTag 之前验证功能域映射?我想确认 0x20 是否仅表示功能域映射错误,还是其他字段(例如 AuthTag / 签名数据范围)也可能导致 HSE 在此停止。 我还想确认卡 AuthTag 的签名数据范围:我目前对卡信息字段(authKeyRef + reserved0 + ownerId + authScheme + signal list + 功能域映射 + UID list)计算 AES256-CMAC。这是要签署的正确数据吗? 顺祝商祺! Re: [S32N55 / HSE2] Debug Card Request — HSE_DEBUG_INVALID_DEBUG_DOMAIN_MAP_ERR 你好, @EddiePark 感谢你的帖子。 1.很高兴得知第一阶段顺利通过。关于您提出的第二阶段问题,我仍在核实相关信息以获得更清晰的描述,如有任何有价值的更新,我会稍后回复您。 为了确保信息一致,能否请您再次与我分享最新的日志和相应的脚本?可以像往常一样通过消息分享。 BR 陈银
View full article
Request for Assistance: S32 Design Studio for ARM License Renewal Error Dear NXP Support Team, Hello, I am writing to request support regarding an error encountered while trying to renew the license for S32 Design Studio for S32. Below are the details of my license and the error message received: < License Information > < Error Message > Could you please advise on how to resolve this issue and successfully extend/renew the license? Thank you for your time and assistance. Best regards, Suhyun Sung Re: Request for Assistance: S32 Design Studio for ARM License Renewal Error Hi,  please try the activation again. I returned old licenses.  Re: Request for Assistance: S32 Design Studio for ARM License Renewal Error @jiri_kral  The license is now active and working fine. Thanks for your help! BRs, Sean Sung
View full article
LX2160AでMPキーの取得に失敗しました こんにちは、NXPさん。 LLDP LX2160Aベースの安全なブートシステムを構築し、MPキーの機能検証も行っています。 LX2160Aボードのセキュアブートシステムのインストールと起動は問題なく、ITSのビット値は1だと考えていますが、「mp_app -p」コマンドを実行すると「Device is not initiated」エラーが出ます。 この問題について確認するためのアドバイスはありますか? ありがとうございました。 ジェフリー Re: LX2160A get MP key failed 顧客はLLDPの文書6.4.4項を守りましたか?   のような Linuxプロンプトからtee-supplicant & commandを実行してください。 Linuxカーネルのバージョンによっては、右フォルダからinsmod securekeydev.koを使用していました また、顧客が「mp_app」を実行する際にカーネルPrintkを有効にしてもらい、ログを共有してください。 エコー 8 > /proc/sys/kernel/printk dmesg Re: LX2160A get MP key failed こんにちは、イーピンワンさん はい、 mp_appコマンドを実行する前に、tee-supplicantを起動してsecurekeydev.koをロードします。 以下はdmesgの情報です。 Jeffrey Re: LX2160A get MP key failed AEチームからの以下のアップデートをご参照ください。 お客様のフィードバックによると、「error: caam_submit_mp_get_pub_key_op: submit_job」と表示され、SECへの送信失敗を示しています。 お客様に以下のLinuxシステムでのテストをお願いしてください。 1. xtestを実行してエラーレポートを確認しますか? 2. LX2160用のCAAMモジュールをインストールするには「modprobe caam」を実行してください。もしモジュールのインストールが失敗した場合は、カーネルバージョンに対応したモジュールを更新してください。 3.エラーを報告する場合は、以下のパッチを適用してSECの戻り結果を確認し、エラーの種類を特定して、完全なログを共有してください。 diff --git a/securekeydev/securekey_caam.cb/securekeydev/securekey_caam.cインデックス b82acd3..d657742 100644 --- a/securekeydev/securekey_caam.c+++ b/securekeydev/securekey_caam.c@@ -59,12 +59,14 @@ static int submit_job(struct device *jrdev, uint32_t *desc) /* caam_jr_enqueue 関数を呼び出して、ジョブ記述子のヘッダーをキューに追加します。*/ ret = caam_jr_enqueue(jrdev, desc, caam_op_done, NULL); + pr_err( "caam_jr_enqueue ret (%d)\n" , ret); if (!ret) wait_for_comption_interruptible(&comp); それ以外 return ret; ret = job_comp_status; + pr_err( "job_comp_status ret (%d)\n" , ret); return ret; } よろしくお願いいたします。 Re: LX2160A get MP key failed あなたのコメントについてですが、 1. xtestを実行して、エラーレポートを確認しますか? 添付のxtestログを参照してください。 2. LX2160 用の caam モジュールをインストールするには、「modprobe caam」を実行してください。モジュールのインストールに失敗した場合は、カーネル バージョンと互換性のあるモジュールを更新してください。 既にカーネルにcaamモジュールを組み込みました。 3.エラーを報告する場合は、以下のパッチを適用してSECの戻り結果を確認し、エラーの種類を特定して、完全なログを共有してください。 caamとmp_appに関するdmesgの出力は以下のとおりです。   よろしくお願いします。 Re: LX2160A get MP key failed 1. Linuxカーネルでcaamジョブリングが正常に動作しているか確認してください。下のコマンドを実行してcaam jr割り込みの増加を確認してください root@localhost:~# cat /proc/interrupts | grep jr 378: 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 172 レベル 8010000.jr 379: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 173 レベル 8020000.jr 380: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 174 レベル fsl-jr0 root@localhost:~# root@localhost:~# root@localhost:~# dd if =/dev/hwrng of=/tmp/random.dat bs=1 count=16 16+0 レコード 16+0の記録が出ている 16バイトをコピーしました。0.000420759秒、38.0 kB/秒 root@localhost:~# root@localhost:~# root@localhost:~# cat /proc/interrupts | grep jr 378: 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 172 レベル 8010000.jr 379: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 173 レベル 8020000.jr 380: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 174 レベル fsl-jr0 root@localhost:~# 2. submit_job() では、呼び出された関数 caam_jr_enqueue() は、成功時に (-EINPROGRESS = -115) を返します。caam enqueueの戻り結果を確認するために、以下のパッチを適用してみてください。 https://github.com/nxp-qoriq/linux/commit/4d370a1036958d7df9f1492c345b4984a4eba7f6#diff-8acc41c534456288daba59a125ddb3f779635dc493ff4888545adbf1dd0a17c1R327 diff --git a/securekeydev/securekey_caam.cb/securekeydev/securekey_caam.cインデックス b82acd3..808e8da 100644 --- a/securekeydev/securekey_caam.c+++ b/securekeydev/securekey_caam.c@@ -59,12 +59,14 @@ static int submit_job(struct device *jrdev, uint32_t *desc) /* caam_jr_enqueue 関数を呼び出して、ジョブ記述子のヘッダーをキューに追加します。*/ ret = caam_jr_enqueue(jrdev, desc, caam_op_done, NULL); - if (!ret) + pr_err( "caam_jr_enqueue ret (%d)\n" , ret); + if (ret == -EINPROGRESS) wait_for_comption_interruptible(&comp); それ以外 return ret; ret = job_comp_status; + pr_err( "job_comp_status ret (%d)\n" , ret); return ret; } Re: LX2160A get MP key failed 1. Linuxカーネルでcaamジョブリングが正常に動作しているか確認してください。下のコマンドを実行してcaam jr割り込みの増加を確認してください 回答:はい 2. submit_job() では、呼び出された関数 caam_jr_enqueue() は、成功時に (-EINPROGRESS = -115) を返します。caam enqueueの戻り結果を確認するために、以下のパッチを適用してみてください。 回答:私たちのシステムはLinuxカーネルv5.15.71-rt51を使っており、追加のパッチは不要に思えます。 3. さらに、-pコマンドmp_app実行後、プロセスはwait_for_completion_interruptible()で停止し、SO戻りを待っています。     Re: LX2160A get MP key failed カーネルのソースコードをもう一度確認してください。 caam_jr_enqueue() はこの分岐で戻り値を更新します。 https://github.com/nxp-qoriq/linux/blob/95448dd0dc9b621ae027cbefedaaa7c3d0d3ad2d/drivers/crypto/caam/jr.c#L565 Re: LX2160A get MP key failed AEチームからの以下のアップデートをご参照ください。 1. チームは、LSDKドキュメントに記載されているとおり、この機能はLS1046Aボードでのみ実行可能であることを確認しました。 2. 顧客のLX2160およびLS1046のランニングログから、いずれもLSDK20.04で動作しています。カーネルバージョン4.19では、caam_jr_enqueue()はこのバージョンで0を返すため、私のパッチを適用する必要はありません。 https://github.com/nxp-qoriq/linux/blob/94e0473db2feed7ed6b84848c8d227faf72297c2/drivers/crypto/caam/jr.c#L408 3. 私の方でもさらにテストが必要です。 調査結果が出次第、更新します。 Re: LX2160A get MP key failed すべてのドライバ、暗号通貨、CAAMのソースファイルを確認しましたが、同じです。 以下のようにubootスクリプトを使用してITSを有効にします。 mw.l 0x1e80200 0x4 mw.l 0x1e80020 0x2 ITSの有効化プロセスは不完全だと思いますか? Re: LX2160A get MP key failed AEチームからの以下のアップデートをご参照ください。 お客様はu-bootの「md」コマンドでITSビットが有効かどうかを確認できます。 md 0x1e80200 顧客はcaam_jr_enqueue()関数のソースコードを共有できますか?ソースコードパスは「linux/ドライバ/crypto/caam/jr.c」です。 あるいはソースコードのリンクを共有してもらえます。 Re: LX2160A get MP key failed レジスタ値については下記を参照してください。jr.c ソースコードについては添付ファイルを参照してください。 Re: LX2160A get MP key failed ITSの持ち分は爆発した。 jr.cのソースコードを確認してください。submit_jobにパッチを適用する必要があります。 diff --git a/securekeydev/securekey_caam.cb/securekeydev/securekey_caam.cインデックス b82acd3..808e8da 100644 --- a/securekeydev/securekey_caam.c+++ b/securekeydev/securekey_caam.c@@ -59,12 +59,14 @@ static int submit_job(struct device *jrdev, uint32_t *desc) /* caam_jr_enqueue 関数を呼び出して、ジョブ記述子のヘッダーをキューに追加します。*/ ret = caam_jr_enqueue(jrdev, desc, caam_op_done, NULL); - if (!ret) + pr_err( "caam_jr_enqueue ret (%d)\n" , ret); + if (ret == -EINPROGRESS) wait_for_comption_interruptible(&comp); それ以外 return ret; ret = job_comp_status; + pr_err( "job_comp_status ret (%d)\n" , ret); return ret; } Re: LX2160A get MP key failed ご指摘のとおりsubmit_job()にパッチを適用しましたが、結果として「mp_app -p」を実行した後、「wait_for_completion_interruptible」で停止します。 LSDKとLLDPのユーザーマニュアルの説明によると、セキュリティアプリケーション はプラットフォームLS1046ARDB上で完全に検証・検証されており、LS1046ボードでLSDKでこの問題を確認しており、動作しています。 別のLX2160製品もLSDK付きで確認すると、こちらも「wait_for_completion_interruptible」で止まっています。 LSDKを使うにせよLLDPを使うにせよ、プラットフォームLX2160A何らかの問題が生じます。 NXPはLX2160Aプラットフォーム上でセキュリティアプリケーションの検証を行いましたか?
View full article
LX2160A 获取 MP 密钥失败 您好,NXP, 我们正在构建基于LLDP的LX2160A安全启动系统,并验证MP密钥功能。 在我们的 LX2160A 板上安装并启动安全启动系统没有问题,因此我们认为 ITS 位值为 1,但在执行“mp_app -p”命令后出现“设备未初始化”错误。 您有什么建议可以帮我检查这个问题吗? 谢谢! 杰弗里 Re: LX2160A get MP key failed 客户是否遵循了 LLDP 文档第 6.4.4 节?   例如 在 Linux 提示符下运行 tee-supplicant & 命令。 根据所使用的 Linux 内核版本,从正确的文件夹运行 insmod securekeydev.ko 脚本。 请让客户在运行“mp_app”时启用内核 printk,并分享他们的日志。 echo 8 > /proc/sys/kernel/printk dmesg Re: LX2160A get MP key failed 王一平你好, 是的,我们在执行 mp_app 命令之前启动 tee-supplicant 并加载 securekeydev.ko。 以下是 dmesg 信息。 杰弗里 Re: LX2160A get MP key failed 请参考AE团队的以下更新。 从客户的反馈中,我看到“错误:caam_submit_mp_get_pub_key_op:submit_job”,这表明向 SEC 发送作业失败。 请客户在其Linux系统中执行以下测试: 1. 运行 xtest,看看有没有错误报告? 2. 请运行“modprobe caam”为LX2160安装caam模块,如果安装模块失败,请更新与您的内核版本兼容的模块。 3.如果也报告错误,请应用以下补丁检查 高效密码学标准(SEC) 返回结果以确定错误类型,并分享其完整日志。 diff --git a/securekeydev/securekey_caam.cb/securekeydev/securekey_caam.c索引 b82acd3..d657742 100644 --- a/securekeydev/securekey_caam.c+++ b/securekeydev/securekey_caam.c@@ -59,12 +59,14 @@ static int submit_job(struct device *jrdev, uint32_t *desc) /* 调用 caam_jr_enqueue 函数,将作业描述符头加入队列。 */ ret = caam_jr_enqueue(jrdev, desc, caam_op_done, NULL); + pr_err( "caam_jr_enqueue ret (%d)\n" , ret); 如果(!ret) wait_for_completion_interruptible(&comp); 别的 返回ret; ret = job_comp_status; + pr_err( "job_comp_status 返回 (%d)\n" , ret); 返回ret; } 此致, Re: LX2160A get MP key failed 关于您的评论, 1. 运行 xtest,看看有没有错误报告? 请参考附件中的xtest日志。 2. 请运行“modprobe caam”为 LX2160 安装 caam 模块,如果安装模块失败,请更新与您的内核版本兼容的模块。 我们已经在内核中构建了 caam 模块。 3.如果也报告错误,请应用以下补丁检查 高效密码学标准(SEC) 返回结果以确定错误类型,并分享其完整日志。 关于 caam 和 mp_app 的 dmesg 返回如下信息。   谢谢! Re: LX2160A get MP key failed 1. 请确保 caam job ring 在 Linux 内核中运行良好,请运行以下命令检查 caam jr 中断是否增加。 root@localhost:~# cat /proc/interrupts | grep jr 378: 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 172 Level 8010000.jr 379: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 173 Level 8020000.jr 380: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 174 级 fsl-jr0 root@localhost:~# root@localhost:~# root@localhost:~# dd if =/dev/hwrng of=/tmp/random.dat bs=1 count=16 16+0 条记录 16+0 条记录 复制了 16 字节,耗时 0.000420759 秒,速度为 38.0 kB/秒 root@localhost:~# root@localhost:~# root@localhost:~# cat /proc/interrupts | grep jr 378: 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 172 Level 8010000.jr 379: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 173 Level 8020000.jr 380: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 174 级 fsl-jr0 root@localhost:~# 2. 在 submit_job() 中,被调用的函数 caam_jr_enqueue() 在成功时返回 (-EINPROGRESS = -115)。请尝试应用以下补丁来检查 caam enqueue 返回结果。 https://github.com/nxp-qoriq/linux/commit/4d370a1036958d7df9f1492c345b4984a4eba7f6#diff-8acc41c534456288daba59a125ddb3f779635dc493ff4888545adbf1dd0a17c1R327 diff --git a/securekeydev/securekey_caam.cb/securekeydev/securekey_caam.c索引 b82acd3..808e8da 100644 --- a/securekeydev/securekey_caam.c+++ b/securekeydev/securekey_caam.c@@ -59,12 +59,14 @@ static int submit_job(struct 设备 *jrdev, uint32_t *desc) /* 调用 caam_jr_enqueue 函数,将作业描述符头加入队列。 */ ret = caam_jr_enqueue(jrdev, desc, caam_op_done, NULL); -如果(!ret) + pr_err( "caam_jr_enqueue ret (%d)\n" , ret); +如果(ret == -EINPROGRESS) wait_for_completion_interruptible(&comp); 别的 返回ret; ret = job_comp_status; + pr_err( "job_comp_status 返回 (%d)\n" , ret); 返回ret; } Re: LX2160A get MP key failed 1. 请确保 caam job ring 在 Linux 内核中运行良好,请运行以下命令检查 caam jr 中断是否增加。 答:是的 2. 在 submit_job() 中,被调用的函数 caam_jr_enqueue() 在成功时返回 (-EINPROGRESS = -115)。请尝试应用以下补丁来检查 caam enqueue 返回结果。 答:我们的系统使用 Linux 内核 v5.15.71-rt51,似乎不需要进行任何额外的补丁。 3. 此外,运行 mp_app -p 命令后,进程在 wait_for_completion_interruptible() 处停止,目前仍在等待返回。     Re: LX2160A get MP key failed 请仔细检查您的内核源代码。 caam_jr_enqueue() 在此分支中具有更新返回值。 https://github.com/nxp-qoriq/linux/blob/95448dd0dc9b621ae027cbefedaaa7c3d0d3ad2d/drivers/crypto/caam/jr.c#L565 Re: LX2160A get MP key failed 请参考AE团队的以下更新。 1. 团队确认此功能只能在 LS1046A 板上执行,如 LSDK 文档所述。 2. 从 LX2160 和 LS1046 的客户运行日志来看,这两款机器都运行的是 LSDK20.04 版本。内核版本 4.19,caam_jr_enqueue() 在此版本中返回 0,无需应用我的补丁。 https://github.com/nxp-qoriq/linux/blob/94e0473db2feed7ed6b84848c8d227faf72297c2/drivers/crypto/caam/jr.c#L408 3. 我这边还需要进一步测试。 有调查结果后会更新。 Re: LX2160A get MP key failed 请参考AE团队的以下更新。 客户可以通过 u-boot 'md' 命令检查 ITS 位是否已启用。 md 0x1e80200 客户可以共享caam_jr_enqueue()函数源代码吗?源代码路径是“linux/drivers/crypto/caam/jr.c”。 或者他们可以分享他们的源代码链接。 Re: LX2160A get MP key failed 我们检查了所有驱动程序/加密/caam 源文件,它们都相同。 我们通过如下的 uboot 脚本启用 ITS。 mw.l 0x1e80200 0x4 mw.l 0x1e80020 0x2 你认为智能交通系统(ITS)的激活过程是否未完成? Re: LX2160A get MP key failed 注册值请参见下方,jr.c 源代码请参见附件。 Re: LX2160A get MP key failed 我们已经按照您之前提到的方法修补了 submit_job(),结果是在运行“mp_app -p”后,程序会在“wait_for_completion_interruptible”处停止。 根据 LSDK 和 LLDP 用户手册中的描述,安全应用程序在 LS1046ARDB 平台上已得到充分验证,我们在 LS1046 板上使用 LSDK 验证了此问题,并且它运行正常。 使用 LSDK 验证我们的另一个 LX2160 产品,它也会在“wait_for_completion_interruptible”处停止。 无论使用 LSDK 还是 LLDP,我们在 LX2160A 平台上都会遇到一些问题。 NXP是否对LX2160A平台进行了网络安全应用验证? Re: LX2160A get MP key failed 它的某个部分被炸毁了。 检查你的 jr.c 源代码,你需要为 submit_job 应用补丁。 diff --git a/securekeydev/securekey_caam.cb/securekeydev/securekey_caam.c索引 b82acd3..808e8da 100644 --- a/securekeydev/securekey_caam.c+++ b/securekeydev/securekey_caam.c@@ -59,12 +59,14 @@ static int submit_job(struct 设备 *jrdev, uint32_t *desc) /* 调用 caam_jr_enqueue 函数,将作业描述符头加入队列。 */ ret = caam_jr_enqueue(jrdev, desc, caam_op_done, NULL); -如果(!ret) + pr_err( "caam_jr_enqueue ret (%d)\n" , ret); +如果(ret == -EINPROGRESS) wait_for_completion_interruptible(&comp); 别的 返回ret; ret = job_comp_status; + pr_err( "job_comp_status 返回 (%d)\n" , ret); 返回ret; }
View full article
NFC天线工具 - 皮肤效果 你好!我有一个关于NFC天线工具的问题。该工具在计算天线参数时是否考虑了趋肤效应? Re: NFC Antenna Tool - Skin effect 你好@lucas_uy_13 是的,确实如此。
View full article
LX2160A get MP key failed Hi NXP, We are building LX2160A secure boot system based on LLDP and verifying MP key function. Install and start up the secure boot system on our LX2160A board are OK and so we think ITS bit value is 1, but get "Device is not initiated" error after execute "mp_app -p" command. Do you have any advice to check this issue ? Thank you, Jeffrey  Re: LX2160A get MP key failed Did customer follow LLDP document section 6.4.4?   Such as Run tee-supplicant & command from the Linux prompt. Depending on the Linux kernel version used insmod securekeydev.ko from right folder Please also let customer enable kernel printk when run 'mp_app', and share their log. echo 8 > /proc/sys/kernel/printk dmesg Re: LX2160A get MP key failed Hi yipingwang, Yes, we start tee-supplicant and load securekeydev.ko before execute mp_app command. The following is dmesg information. Jeffrey Re: LX2160A get MP key failed Please refer to the following update from the AE team. From customer's feedback, I can see "error: caam_submit_mp_get_pub_key_op: submit_job", it indicates send job to SEC failed. Please ask customer do below test in their Linux system, 1. run xtest, to see any error report? 2. please run "modprobe caam" to install caam module for LX2160, if install module failed, please update modules compatible with your kernel version. 3. If also report error, apply below patch to check SEC return result to identify the error type, and share their full log. diff --git a/securekeydev/securekey_caam.c b/securekeydev/securekey_caam.c index b82acd3..d657742 100644 --- a/securekeydev/securekey_caam.c +++ b/securekeydev/securekey_caam.c @@ -59,12 +59,14 @@ static int submit_job(struct device *jrdev, uint32_t *desc) /* Call caam_jr_enqueue function for Enqueue a job descriptor head. */ ret = caam_jr_enqueue(jrdev, desc, caam_op_done, NULL); + pr_err("caam_jr_enqueue ret (%d)\n", ret); if (!ret) wait_for_completion_interruptible(&comp); else return ret; ret = job_comp_status; + pr_err("job_comp_status ret (%d)\n", ret); return ret; } Regards, Re: LX2160A get MP key failed About your comments, 1. run xtest, to see any error report? Please refer to attached xtest log. 2. please run "modprobe caam" to install caam module for LX2160, if install module failed, please update modules compatible with your kernel version. We built caam module in kernel already. 3. If also report error, apply below patch to check SEC return result to identify the error type, and share their full log. The dmesg about caam and mp_app return as below.   Thank you. Re: LX2160A get MP key failed 1. Please make sure caam job ring work well in Linux kernel, please run below command to check caam jr interrupt increase or not root@localhost:~# cat /proc/interrupts | grep jr 378: 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 172 Level 8010000.jr 379: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 173 Level 8020000.jr 380: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 174 Level fsl-jr0 root@localhost:~# root@localhost:~# root@localhost:~# dd if=/dev/hwrng of=/tmp/random.dat bs=1 count=16 16+0 records in 16+0 records out 16 bytes copied, 0.000420759 s, 38.0 kB/s root@localhost:~# root@localhost:~# root@localhost:~# cat /proc/interrupts | grep jr 378: 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 172 Level 8010000.jr 379: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 173 Level 8020000.jr 380: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 174 Level fsl-jr0 root@localhost:~# 2. In submit_job() the called function caam_jr_enqueue() return (-EINPROGRESS = -115) on success. Please try apply below patch to check caam enqueue return result. https://github.com/nxp-qoriq/linux/commit/4d370a1036958d7df9f1492c345b4984a4eba7f6#diff-8acc41c534456288daba59a125ddb3f779635dc493ff4888545adbf1dd0a17c1R327 diff --git a/securekeydev/securekey_caam.c b/securekeydev/securekey_caam.c index b82acd3..808e8da 100644 --- a/securekeydev/securekey_caam.c +++ b/securekeydev/securekey_caam.c @@ -59,12 +59,14 @@ static int submit_job(struct device *jrdev, uint32_t *desc) /* Call caam_jr_enqueue function for Enqueue a job descriptor head. */ ret = caam_jr_enqueue(jrdev, desc, caam_op_done, NULL); - if (!ret) + pr_err("caam_jr_enqueue ret (%d)\n", ret); + if (ret == -EINPROGRESS) wait_for_completion_interruptible(&comp); else return ret; ret = job_comp_status; + pr_err("job_comp_status ret (%d)\n", ret); return ret; } Re: LX2160A get MP key failed 1. Please make sure caam job ring work well in Linux kernel, please run below command to check caam jr interrupt increase or not Ans: Yes 2. In submit_job() the called function caam_jr_enqueue() return (-EINPROGRESS = -115) on success. Please try apply below patch to check caam enqueue return result. Ans: Our system uses Linux kernel v5.15.71-rt51 and it seems need not do any additional patches. 3. In addition, after run mp_app -p command, the process stops at wait_for_completion_interruptible() and it is waiting the return so far.     Re: LX2160A get MP key failed Please double check your kernel source code. caam_jr_enqueue() has update return value in this brach. https://github.com/nxp-qoriq/linux/blob/95448dd0dc9b621ae027cbefedaaa7c3d0d3ad2d/drivers/crypto/caam/jr.c#L565 Re: LX2160A get MP key failed Please refer to the following update from the AE team. Customer can check whether ITS bit enabled by u-boot 'md' command. md 0x1e80200 Can customer share caam_jr_enqueue() function source code? The source code path is "linux/drivers/crypto/caam/jr.c". Or they can share us their source code link. Re: LX2160A get MP key failed We checked all drivers/crypto/caam source files and they are the same. We enable ITS by uboot scripts as below mw.l 0x1e80200 0x4 mw.l 0x1e80020 0x2 Do you think the ITS activation process is incomplete ? Re: LX2160A get MP key failed Register value please see below and jr.c source code please see attached file . Re: LX2160A get MP key failed We have patched submit_job() as you mentioned before and the result is stops at  "wait_for_completion_interruptible" after run "mp_app -p". According to the description from LSDK and LLDP user manual, security applications are fully validated and verified on LS1046ARDB platform, we verify this issue on our LS1046 board with LSDK and it's working. Verify our another LX2160 product with LSDK and it also stops at "wait_for_completion_interruptible". Whether use LSDK or LLDP, we get the some issue on LX2160A platform. Did NXP do security applications validation on LX2160A platform ? Re: LX2160A get MP key failed ITS bit has been blown. Check your jr.c source code, you need to apply the patch for submit_job. diff --git a/securekeydev/securekey_caam.c b/securekeydev/securekey_caam.c index b82acd3..808e8da 100644 --- a/securekeydev/securekey_caam.c +++ b/securekeydev/securekey_caam.c @@ -59,12 +59,14 @@ static int submit_job(struct device *jrdev, uint32_t *desc) /* Call caam_jr_enqueue function for Enqueue a job descriptor head. */ ret = caam_jr_enqueue(jrdev, desc, caam_op_done, NULL); - if (!ret) + pr_err("caam_jr_enqueue ret (%d)\n", ret); + if (ret == -EINPROGRESS) wait_for_completion_interruptible(&comp); else return ret; ret = job_comp_status; + pr_err("job_comp_status ret (%d)\n", ret); return ret; } Re: LX2160A get MP key failed Please refer to the following update from the AE team. 1. Team confirms that this feature just be performed on LS1046A board as LSDK document mentioned. 2. From customer running log for LX2160 and LS1046, both run with LSDK20.04, kernel version 4.19, caam_jr_enqueue() return 0 in this version, not need apply my patch. https://github.com/nxp-qoriq/linux/blob/94e0473db2feed7ed6b84848c8d227faf72297c2/drivers/crypto/caam/jr.c#L408 3. I need further test on my side. Will update when get findings.
View full article
支援要請:S32 Design StudioによるARMライセンス更新エラー 親愛なるNXPサポートチームへ、 こんにちは、 S32 Design Studioのライセンス更新を試みる際に発生したエラーについてサポートをお願いしたいのでお願いしています。 以下に、私のライセンスの詳細と受信したエラーメッセージを示します。 < License Information ><ライセンス情報> < Error Message ><エラーメッセージ> この問題を解決し、ライセンスの延長や更新を成功させる方法についてアドバイスをいただけますか? お時間とご協力に感謝いたします。 よろしくお願いいたします。 ソン・スヒョン Re: Request for Assistance: S32 Design Studio for ARM License Renewal Error こんにちは、 もう一度アクティベーションをお試しください。古いライセンスを返却しました。 Re: Request for Assistance: S32 Design Studio for ARM License Renewal Error @jiri_kral ライセンスは現在有効で、正常に動作しています。 ご協力いただきありがとうございます! よろしくお願いいたします。 ショーン・ソン
View full article
RT1176(1コアあたり1つのイーサネット)におけるデュアルコアイーサネット例 i.MX リクエスト NXPチームの皆様、こんにちは。 現在、 MCUXpresso IDE v11.9.1(ビルド2170、2024年4月19 日)を使って i.MX RT1176 評価ボード を開発中 です。 NXP が、独立したイーサネットインターフェースを持つCortex-M7とCortex-M4コアの両方の利用を示すマルチコアの例プロジェクトを提供しているかどうか知りたいです。 私の要望は以下のとおりです。 イーサネットポート1 は Cortex-M7 コア で初期化・管理されるべき です。 イーサネットポート2 は Cortex-M4 コア で初期化・管理されるべき です。 両方のイーサネットインターフェースは、それぞれのコア上で同時に独立して動作すべきです。 もしコア間通信(RPMsgやMU)が必要な場合は、推奨されるアプローチを説明する例やドキュメントがあれば教えていただけるとありがたいです。 MCUXpresso SDKの例を探しましたが、このユースケースに合うプロジェクトは見つかりませんでした。 教えていただけませんか? M7コアにイーサネットコントローラーを使い、M4コアにもう一方のイーサネットコントローラーを搭載している公式のNXPマルチコア例はありますか? もしそのような例があれば、プロジェクトを共有していただけるか、対応するSDK例名やリポジトリリンクを教えていただけませんか? もしそのような例が存在しない場合は、i.MX RT1176でこの構成を実装するための推奨アーキテクチャを教えていただけますか? 参考プロジェクト、アプリケーションノート、またはドキュメントがあれば大変ありがたいです。 再開まで今しばらくお待ちください。 よろしくお願いいたします。 アラヴィンド・トガラリ Re: Request for Dual-Core Ethernet Example on i.MX RT1176 (One Ethernet per Core) @Aravind_Togaralli様、 残念ながら、Cortex-M7とCortex-M4が独立したイーサネットインターフェースを同時に動作させている公式な例は現在存在しません。 しかし、推奨されるアーキテクチャは、2つのイーサネットサブシステムを完全に独立させておくことです。 一方のイーサネットコントローラ(例:ENET/ENET_QOS)をCM7に、もう一方をCM4に割り当てます。 各コアは独自のMACドライバー、PHY制御、lwIPスタック、netifインスタンス、DMAディスクリプタ、パケットバッファ、割り込み、ネットワーク構成を管理すべきです。 RPMsg-Lite、MU、または共有メモリは、コア間の制御およびステータス通信が必要な場合にのみ使用してください。 開発中にRDC/XRDC2を使ってイーサネット周辺機器とメモリリソースを2コア間で分離することを検討してください。 イーサネットDMAバッファの場合、選択したメモリ領域が対応するCPUとイーサネットDMAマスターの両方がアクセスできるようにしてください。 提案する実装方法は以下のとおりです。 動作するRT1170マルチコアのサンプルから始めましょう。 標準的なlwIPの例を使ってCM7でイーサネットを起動します。 2つ目のイーサネットコントローラーを使ってCM4でイーサネットを起動します。 両方のイーサネットインターフェースがIPCなしで同時に動作しているか確認してください。 必要に応じてRDC/XRDC2アイソレータを追加してください。 アプリケーションがコア間相互作用を必要とする場合にのみ、RPMsg-LiteまたはMU/共有メモリ通信を導入してください。 また、RT1170マルチコアアプリケーション開発に関する指針や推奨が記載されているアプリケーションノート AN13264 役立つかもしれません。 よろしくお願いいたします。 シェリー・チャン
View full article
组合固件下载后,i.MX95 上的 IW612 蓝牙 UART 无响应 你好, 我们正在Verdin i.MX95 WB上运行NXP Android 15 BSP (Linux 6.6.58)来启用蓝牙。板载无线模块为基于 NXP IW612 的 u-blox MAYA-W260 。 Wi-Fi 通过 SDIO 正常工作,并且组合固件已成功加载: Request firmware: sduart_nw61x_v1.bin.se Wlan: FW download over WLAN FW is active 蓝牙似乎无法正常工作。无论何时我们在 Android 设置中启用该功能,UI 开关都会卡住,并且找不到蓝牙设备。 蓝牙已连接到LPUART6 (/dev/ttyLP5)。NXP厂商HAL成功打开UART。 我们最初发现硬件流控制阻止了传输;在暂时禁用 CRTSCTS 后,HAL 发送了 4 字节的 HCI 重置命令: 01 03 0c 00 UART 计数器随后显示: tx:4 rx:0 IW612 没有响应。直接手动进行 UART 测试,波特率为 115200,8N1,没有硬件流控制,也会出现同样的结果。 我们目前的配置是: mchar_port = /dev/ttyLP5 baudrate_fw_init = 115200 由于 Wi-Fi 驱动程序已经下载了组合固件,因此 enable_download_fw 保持禁用状态。 请问您能否澄清一下: 通过 SDIO 加载 sduart_nw61x_v1.bin.se 后,IW612 蓝牙 UART 是否应该直接响应波特率为 115200 的 HCI RESET? 是否需要先执行启动睡眠触发器、唤醒命令、供应商命令或其他初始化序列? IW612 是否必须进行硬件流控制?固件初始化后,CTS 的预期状态应该是什么? 我们是否应该使用 UART 固件下载路径(uartspi_n61x_v1.bin.se)而不是依赖 Wi-Fi 加载的组合固件? 对于 i.MX95 上的 IW612,是否有推荐的 bt_vendor.conf 文件? 任何参考配置或预期的UART跟踪信息都将非常有帮助。 顺祝商祺! Android Linux Re: IW612 Bluetooth UART not responding on i.MX95 after combo firmware download 你好, @vins-idg 1.通过 SDIO 加载 sduart_nw61x_v1.bin.se 后,IW612 蓝牙 UART 是否应该直接响应 115200 的 HCI 复位信号? 原则上,是的——一旦组合固件激活且 BT UART 模块唤醒/就绪,控制器就应该响应 HCI 重置并发出命令完成事件。 2. 是否需要先执行启动睡眠触发器、唤醒命令、供应商命令或其他初始化序列? 对于正常的 Android 启动,不要仅仅依赖手动发送 HCI Reset 命令。让 NXP 厂商 HAL 或 NXP UART 驱动程序执行初始化序列。 3. IW612 是否必须采用硬件流控制?CTS状态应该是什么? 对于量产的 IW612 BT UART 设计,应启用硬件流控制并正确接线。禁用 CRTSCTS 仅作为诊断步骤有用;不应将其视为最终修复方法。 4. 我们是否应该使用 uartspi_n61x_v1.bin.se 而不是通过 Wi-Fi 加载的组合固件? 你可以尝试使用单独的固件来调试问题,但这应该不是根本原因。使用组合固件,应该也能正常工作。 5.让我先在本地测试一下,然后把在我这边运行正常的配置文件分享给你。 请给我一些时间。 顺祝商祺! Christine。 Re: IW612 Bluetooth UART not responding on i.MX95 after combo firmware download 你好, @vins-idg 你那边情况如何? 我花了一些时间来准备构建 Android 16 源代码的环境。 现在我可以开始版本了,但是版本完成还需要一些时间,请再给我一些时间。 顺祝商祺! Christine。 Re: IW612 Bluetooth UART not responding on i.MX95 after combo firmware download 你好, @vins-idg 很抱歉回复晚了,感谢您的耐心等待。 我已经完成了本地测试,现在 IW612 在我的 I.MX95-19*19-EVK 上可以正常工作。由于没有 Verdin 板,我使用 I.MX95-19*19-EVK 完成了测试。 下面显示的是 bt_vendor.conf 的截图,您还可以看到右侧的蓝牙功能可以正常工作。 实际上,我只是使用了默认的 bt_vendor.conf 文件,并没有对其进行任何修改。 希望对你有所帮助。 如果仍然无法解决您的问题,请提供您的 dts 文件和 dmesg 日志,以便我进一步检查。 因为这里是公共场所,为了保护您的安全信息,您可以将您的 dts 文件发送到我的私人工作邮箱: [email protected] 。 顺祝商祺! Christine。 Re: IW612 Bluetooth UART not responding on i.MX95 after combo firmware download 你好, @vins-idg 你那边情况如何? 如果需要我提供任何其他信息,请告诉我。 顺祝商祺! Christine。 Re: IW612 Bluetooth UART not responding on i.MX95 after combo firmware download 你好, @vins-idg 你有没有机会看到我上面的评论? 你那边情况如何? 如果需要我提供任何其他信息,请告诉我。 顺祝商祺! Christine。
View full article
SPC5745BFVHM2 Which specific chip model do I need? Re: SPC5745BFVHM2 Hello, Could you explain the question more closely? Best regards, Peter Re: SPC5745BFVHM2 Hi, what's the model number of this BGA100 chip? Which model is a replacement for it? I've searched for a long time but can't find the original model. Thanks for your help.(Chip diagrams have been added.)
View full article
PN7642 SPIコントローラインターフェース SPIコントローラインターフェースはPN7642の文書およびPN7642.hで言及されています。OM27642EVK(SPIMとして)にも搭載されていますが、それだけです。 そのSPIコントローラーの例やドライバーが見つかりません(ホストSPIのことではありません)。 AI検索では、特定のSPI関数呼び出し、phhalSpi.h、phhalSpi.c.があると言われていますが、似たようなものは見つかりません。 存在するのか、そしてどうやって見つければいいのか? 助けてくださってありがとうございます。 Re: PN7642 SPI controller interface こんにちは、当社の製品にご関心をお寄せいただきありがとうございます。 PN7642にはSDKの例セットがあります。既にいくつかインポート済みかどうかは分かりません。       ご覧の通り、クイックスタートパネルからサンプルをインポートするだけで済みます。> Import SDKのサンプルを画像のように検索できます。 OM27642EVKにはフォロワーピンとリーダーピンがあることにご注意ください。クイックスタートガイドのドキュメントの7節にもご注意ください。
View full article
i.MX 8QuadXPlus / i.MX 8DualXPlus でサイドバンド ECC エラーインジェクションをテストする方法は? NXPチームの皆様、こんにちは。 私は i.MX 8QuadXPlus / i.MX 8DualXPlusプラットフォーム(40ビットDDR3Lインターフェース、32ビットデータ+8ビットECC)でDDRサイドバンドECC機能をテストしています。 AN13566によると、ECC_REGION_PARITY_LOCKを通じてECCパリティ領域をアンロックし、ECCパリティビットを修正することでインラインECCエラーを注入できます。しかし、サイドバンドECCに関する詳細なエラー注入や検証手順は見つかりませんでした。 AN13566、サイドバンドECCは追加のECCバイトを使用し、コントローラーがDDR読み込み時にこのバイトを確認すると述べています。また、サイドバンドECCは修正可能な単一ビットエラーを検出した後に自動スクラブRMW操作をサポートすることも記載されています。 サイドバンドECCのテスト方法について教えていただけますか? サイドバンドECCには、ハードウェアエラー注入レジスタやデータポイズニングレジスタはありますか? ソフトウェアはどのようにして1ビットの訂正可能な誤りを注入できるのでしょうか? ソフトウェアはどうやって二ビットの修正不可能なエラーを注入できるのでしょうか? どのECCステータスレジスタと割り込み信号をチェックすべきですか? サイドバンドECCのスクラブ操作がデータを修正し、書き戻したことをどうやって確認できますか? 例のコード、テスト手順、またはDDRコントローラーのレジスタシーケンスはありますか? 当社の構成は以下のとおりです。 SoC: i.MX 8QuadXPlus / i.MX 8DualXPlus DDRタイプ:DDR3L DDRインターフェース:40ビット、32ビットデータ+8ビットECC ありがとうございます。 Re: How to test Sideband ECC error injection on i.MX 8QuadXPlus / i.MX 8DualXPlus? こんにちは、 @kkfly IMX8DXL RMドキュメントのECCレジスタの説明を参照してください。 https://www.nxp.com/products/iMX8XLite 特に、 ECC構成レジスタ0(ECCCFG0)とECC構成レジスタ1(ECCCFG1)のレジスタ。 BR Re: How to test Sideband ECC error injection on i.MX 8QuadXPlus / i.MX 8DualXPlus? ドキュメントには「注:このSoCではECCデータポイズニングはサポートされていません」と記載されています。このビット設定は必ず0にしてください。』ということは、IMX8DXLとIMX8QXPはECCエラー注入をサポートしていないということですか?
View full article
SPC5745BFVHM2 我需要哪种型号的芯片? Re: SPC5745BFVHM2 你好, 您能把问题解释得更详细一些吗? 顺祝商祺! Peter Re: SPC5745BFVHM2 您好,请问这款BGA100芯片的型号是什么?哪款型号可以替代它?我找了很久,但还是找不到原版模型。谢谢你的帮助。(Chip)已添加图表。)
View full article
LX2160ARDB デフォルトブートイメージ こんにちは、 LX2160A-RDB-Bボードで デフォルトのブートイメージを使う方法をご存 知の方はいませんか? 評価ボード Re: LX2160ARDB Default boot images 最新のLayerscape Yocto BSP v26.06を使うこともできます 以下のプリコンパイル済みイメージは、 https://www.nxp.com/lgfiles/llsdk/walnascar/ にホストされています。 14 firmware_lx2160ardb-rev2_uboot_emmcboot.img LX2160ARDB eMMCブート用BSPファームウェアイメージ 15 firmware_lx2160ardb-rev2_uboot_sdboot.img LX2160ARDB SDブート用BSPファームウェアイメージ 16 firmware_lx2160ardb-rev2_uboot_xspiboot.img LX160ARDB xSPIブート用BSPファームウェアイメージ 23 fsl-image-networking-lx2160ardb-rev2.rootfs.tar.gz Layerscape rootfsは基本的なネットワーク機能をサポートしていますLX2160ARDB 24 fsl-image-networking-full-lx2160ardbrev2.rootfs.tar.gz Layerscape rootfsはLX2160ARDB上で完全なネットワーク機能をサポートしています 25 フレックスインストーラー ツールの展開 4 boot_lx2160ardb-rev2_lts_6.12.tgz LX2160ARDBのブートパーティションイメージ Yocto用レイヤースケープソフトウェア開発キットユーザーガイド: UG10374.pdf Layerscape Linux SDK ユーザーガイド: UG10381.pdf
View full article
How install S32K144EVB SDK in S32 Design Studio Hello, Today, I have installed S32 Design Studio to evaluate a S32K144EVB board. I would like to run a small test, but reading manual, when I create a New Application Project, when I click over "SDK" button, it doesn't appear any S32 SDK. How I can install a SDK for my board Thanks. Re: How install S32K144EVB SDK in S32 Design Studio Hi @ptcaos  First, you need to download the software version that is compatible with your S32DS IDE. The supported IDE version is specified in the software's Release Notes document. For this example, I will use the latest RTD release available for S32K1 devices: Download S32K1_S32M24x_RTD_R21-11_3.0.0_D2503_DesignStudio_updatesite.zip. This package can be found under Real-Time Drivers for S32K1 → Automotive SW - S32K1_S32M24x - Real-Time Drivers for Cortex-M → S32K1_S32M24x Real-Time Drivers AUTOSAR R21-11 Version 3.0.0. In S32 Design Studio 3.6.x, navigate to Help → S32DS Extensions and Updates. In the S32DS Extensions and Updates window, click Add Update Site in the lower-right corner. Select the .zip file downloaded previously. Once added, the package will appear in the list of available extensions and updates. Select the packages you would like to install and click Install/Update. Accept the license agreement and click Finish. Upon successful installation, S32DS will prompt you to restart the IDE for the changes to take effect. Important: When creating a new project, make sure to select a toolchain version that is compatible with the installed RTD package. For example, RTD 3.0.0 was developed and tested using NXP GCC 10.2.0. This information is available in the corresponding Release Notes document.  BR, VaneB Re: How install S32K144EVB SDK in S32 Design Studio Spoiler (Highlight to read) Hello @VaneB  I have installed  S32K1_S32M24X Real-Time Drivers Version 3.0.0 QLP07 doing the same procedure you described but when I create a "New S32DS Application Project", there is no SDK available. I attatch two screenshots: one taken in the processors selection menu and another one taken after pressing "SDK" button. Thanks. Hello  I have installed S32K1_S32M24X Real-Time Drivers Version 3.0.0 QLP07 doing the same procedure you described but when I create a "New S32DS Application Project", there is no SDK available.I attatch two screenshots: one taken in the processors selection menu and another one taken after pressing "SDK" button.Thanks. Re: How install S32K144EVB SDK in S32 Design Studio Hello @ptcaos , I had exactly the same problem, and the solution suggested by @VaneB  worked for me as well. I installed NXP GCC for Arm Release version 10.2 build 1728, and then, when creating the project, selected GCC 10.2 as the toolchain. After that, RTD 3.0.0 became available as an SDK option. So the important point seems to be that installing the RTD alone is not enough — the compatible GCC 10.2 toolchain also needs to be installed and selected. Thanks to NXP TechSupport for the solution! Re: How install S32K144EVB SDK in S32 Design Studio Hi @ptcaos  Please install NXP GCC for Arm Release version 10.2 build 1728. This should make RTD 3.0.0 available as an SDK option when creating a new project, as long as GCC 10.2 is selected as the project's toolchain.
View full article
SPC5745BFVHM2 どのチップモデルが必要ですか? Re: SPC5745BFVHM2 こんにちは、 この質問について、もう少し詳しく説明してもらえますか? よろしくお願いいたします。 ピーター Re: SPC5745BFVHM2 こんにちは、このBGA100チップのモデル番号は何ですか?どのモデルが代わりですか?長い間検索しましたが、オリジナルモデルは見つかりませんでした。ご協力ありがとうございました。(チップ)図が追加されました。
View full article
AEC-Q100 Is the MFS2613HMDA2AD AEC-Q100 qualified? Are all FS26 part numbers AEC-Q100 qualified? Thanks,  Enrico Re: AEC-Q100 Hello ESof Good day! Yes, the entire FS26 family is AEC-Q100 qualified. The documentation verifying this is classified as confidential, so if you require it, I would recommend opening a case directly with us to see what we can do and begin the NDA process. I hope this information has helped you, please let me know if you need help with anything else. We apologize for any inconvenience this may cause you. Have a great day and best of luck.
View full article