Multi Source Translation Content

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

Multi Source Translation Content

讨论

排序依据:
S9KEAZN16AM WDOG 时序说明:128 个总线时钟与观察到的 80 微秒和 2.5 毫秒延迟对比 你好, 我正在与S9KEAZN16AM合作,想了解一下 WDOG 初始化时间的相关问题。 配置 MCU:S9KEAZN16AM 总线时钟:16.777216 MHz WDOG 时钟源:1 kHz LPOCLK 重置类型:软件重置(SYSRESETREQ) 根据KEA64参考手册,在看门狗解锁序列之后: “解锁序列完成后,用户必须在 128 个总线时钟周期内重新配置看门狗;否则,看门狗将强制 RESET MCU。” 总线时钟频率为 16.777216 MHz: 128 个总线时钟周期 ≈ 7.63 微秒 说明 为了确保可靠运行,我们目前的实施方案需要以下延迟: 软件重置();   SysTick_DelayUs(2500);   禁用中断();   WDOG_Init(&Wdog_cfg);   SysTick_DelayUs(80);   启用中断(); 我们发现两个问题: 如果移除或减少Software_Reset() 之后的 2.5 毫秒延迟,看门狗计数器并不总是能正确启动/运行。 如果移除WDOG_Init() 之后的 80 µs 延迟,看门狗配置将无法始终正确应用。 问题 128 总线时钟要求是否仅限于解锁后的配置窗口,还是之后还会进行额外的内部同步? 使用1 kHz LPO 时钟是否会引入额外的同步延迟? RESET后是否存在已知的启动时间要求,可以解释为何需要约 2.5 毫秒? 是否有推荐的状态位或轮询机制可以替代固定延迟? 主要令人困惑的是,观察到的延迟( 80 µs 和 2.5 ms )明显大于记录在案的128 总线时钟(~7.6 µs)要求所隐含的时序。 任何指导都将不胜感激。 谢谢!
查看全文
S32DS Arm V1.3 起動コードが失敗しました こんにちは、私のS32DS Arm V1.3のソフトウェアアクティベーションコードが期限切れになりました。時間を延長する手助けをしてもらえますか? 私の元の認証コードはFF3F-27C7-FFAB-837Fでした。 Re: S32DS arm V1.3 activation code failed こんにちは、 現在は延長されています。 よろしくお願いいたします。 ピーター 回复: S32DS arm V1.3 activation code failed 私の認証ID(0D3F-EFEF-B771-DA51)は新しいもので、同じバージョンのソフトウェアをオンラインでもオフラインでも認証しようとしましたが、どちらも失敗しました。失敗画面は添付ファイルをご覧ください。解決にご協力いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
查看全文
S9KEAZN16AM WDOG timing clarification: 128 bus clocks vs observed 80 µs and 2.5 ms delays Hello, I am working with S9KEAZN16AM and would like some clarification regarding WDOG initialization timing. Configuration MCU: S9KEAZN16AM Bus Clock: 16.777216 MHz WDOG Clock Source: 1 kHz LPOCLK Reset Type: Software Reset (SYSRESETREQ) According to the KEA64 Reference Manual, after the watchdog unlock sequence: "On completing the unlock sequence, the user must reconfigure the watchdog within 128 bus clocks; otherwise, the watchdog forces a reset to the MCU." With a bus clock of 16.777216 MHz: 128 bus clocks ≈ 7.63 µs Observations Our current implementation requires the following delays for reliable operation: Software_Reset();   SysTick_DelayUs(2500);   DisableInterrupts();   WDOG_Init(&Wdog_cfg);   SysTick_DelayUs(80);   EnableInterrupts(); We observe two issues: If the 2.5 ms delay after Software_Reset() is removed or reduced, the watchdog counter does not always start/run correctly. If the 80 µs delay after WDOG_Init() is removed, the watchdog configuration is not always applied correctly. Questions Is the 128 bus clock requirement only the configuration window after unlock, or does additional internal synchronization occur afterwards? Can the use of the 1 kHz LPO clock introduce additional synchronization delays? Is there any known startup timing requirement after a software reset that could explain the need for ~2.5 ms? Is there a recommended status bit or polling mechanism that should be used instead of fixed delays? The main point of confusion is that the observed delays (80 µs and 2.5 ms) are significantly larger than the timing implied by the documented 128 bus clock (~7.6 µs) requirement. Any guidance would be greatly appreciated. Thank you.
查看全文
変数の読み取り中にタイムアウトがランダムに発生する こんにちは。私はこのプロジェクトの前任者たちが設置したバッテリー試験装置を使って作業しています。 テストリグはnxp S32K144EVBボードをUSBでコンピューターに接続しています。 コードはSimulinkファイルから構築され、テストの監視はFreeMASTER 3.2を介して行われます。 このプロジェクトは数ヶ月間ノートPCで作業しており、新しいノートPCを交換する必要がありました。しかし、同じFreeMASTERバージョン、同じドライバ、同じプロジェクトファイルを使っていても、すべての変数が「?」と読み取られます。一見ランダムな時間経過後にタイムアウトエラーが発生するため。 どんなご支援でも大変感謝いたします。 12分間の実行後、問題なくログに記録されたエラー: Re: Random occurences of timeouts while reading variables こんにちは、 私はまだその問題に直面していないと思いますが、いくつか提案があります。役に立つかもしれません。 S32K144EVBをUSBではなく12V電源から起動してみてください。S32K144EVB の入門 FreeMASTERプロジェクトをEVBに接続するために、さまざまな方法を試してみてください: オンボードのUSBコネクタを使用する 外部シリアル-USB変換アダプター デバッグプローブを使って直接S32K144 MCUに接続してください 重要度の低い変数については、更新時間を短縮してみてください。 ノートPCがスリープモードに入らないようにしてください(バッテリー節約のためにUSB電源が切れる可能性があります)。 FreeMASTERプロジェクトをゼロから新規作成してみてください。 よろしくお願いいたします。 ソリン・バンシラ
查看全文
NXPS32K358: FreeRTOS Tasks Not Running After Bootloader Jumps to Application We have created a sample application project and are using it as the bootloader. The actual application project is identical, with the only difference being the flash start address. The bootloader successfully jumps to the application, and the application starts executing. However, within the application, the xTaskCreate() function does not executed. Is there any additional configuration required when jumping from a bootloader to a FreeRTOS-based application? For example, are there any startup, interrupt, vector table, stack pointer, or scheduler-related configurations that must be performed before the application can create and execute FreeRTOS tasks? I referred the Unified bootloader Demo ticket from community. I didn't get the solution. Issue is only when we include FreeRTOS, without RTOS the application is working fine.  Its working for S32K344 not for NXPS32K358. Please let me know if any additional information is required. Re: NXPS32K358: FreeRTOS Tasks Not Running After Bootloader Jumps to Application Hi @Indhumathi, This "xTaskCreate() does not execute" is ambiguous and could mean different things. Can you check the following? 1. Execution never reaches xTaskCreate() The application starts, but something hangs or faults before the call. 2. xTaskCreate() is called but returns an error The function is called and returns an error, for example errCOULD_NOT_ALLOCATE_REQUIRED_MEMORY. 3. Tasks are created, but the scheduler never runs them xTaskCreate() succeeds (returns pdPASS) and the tasks are created, but vTaskStartScheduler() is never called, fails, or SysTick/PendSV are not operating correctly after the bootloader jump. As a result, the tasks remain in the Ready state and never get CPU time. Also, is vApplicationMallocFailedHook() called? Which heap implementation are you using? What is the state of CM7_2? Is it running, held in reset, or started by the bootloader? Thank you, BR, Daniel Re: NXPS32K358: FreeRTOS Tasks Not Running After Bootloader Jumps to Application Bootloader-to-Application Jump Code Used in Our Project: void Boot_JumpToApp(uint32 i_AppAddr) { uint32_t appStack; uint32_t func; uint8 i;   DisableAllInterrupts();   S32_SysTick->CSRr = 0; S32_SysTick->RVR = 0; S32_SysTick->CVR = 0;       for(i = 0; i < 10; i++)     {     S32_NVIC->ICER[i] = 0xFFFFFFFFU;     S32_NVIC->ICPR[i] = 0xFFFFFFFFU;     }     appStack = *(volatile uint32_t *)0x00442000; __set_MSP(appStack); S32_SCB->VTOR = 0x00442000; func = *(uint32_t volatile *)(((uint32_t)0x00442004)); (* (void (*) (void)) func)(); } Re: NXPS32K358: FreeRTOS Tasks Not Running After Bootloader Jumps to Application Hello @Indhumathi, To narrow down the root cause, could you please verify whether the following interrupt handlers are actually being executed? SVC handler (vPortSVCHandler) — responsible for starting the first FreeRTOS task PendSV handler (vPortPendSVHandler) — responsible for context switching between tasks SysTick handler (vPortSysTickHandler / xPortSysTickHandler) — responsible for the FreeRTOS tick The simplest way to check is to place a breakpoint or a GPIO toggle at the entry of each handler in the application. Thank you, Regards, Daniel
查看全文
Ara240 16GB M.2 Module Which quantization precisions are officially supported in Ara240 16GB M.2 Module ?(INT4,8,16) Re: Ara240 16GB M.2 Module According to Ara240 Discrete Neural Processing Unit Data Sheet Precision Officially documented support INT4 No documented support found INT8 Supported INT16 Supported INT32 Supported, though not in your INT4/8/16 list
查看全文
Ara240 16GB M.2モジュール Ara240 16GB M.2モジュールで公式にサポートされている量子化精度はどれですか?(INT4、8、16) Re: Ara240 16GB M.2 Module Ara240離散神経プロセッシングユニットのデータシートによると 高精度 公式に文書化されたサポート INT4 ドキュメントのサポートは見つかりませんでした INT8 サポートされる INT16 サポートされる INT32 サポートされていますが、INT4/8/16 のリストには含まれていません。
查看全文
NXPS32K358:引导加载程序跳转到应用程序后,FreeRTOS 任务未运行 我们创建了一个示例应用程序项目,并将其用作引导加载程序。实际的应用程序项目与之完全相同,唯一的区别在于闪存起始地址。 引导加载程序成功跳转到应用程序,应用程序开始执行。但是,应用程序中的 xTaskCreate() 函数并未执行。 从引导加载程序跳转到基于 FreeRTOS 的应用程序时,是否需要任何额外的配置?例如,在应用程序能够创建和执行 FreeRTOS 任务之前,是否必须执行任何与启动、中断、向量表、堆栈指针或调度程序相关的配置? 我提到了 统一引导加载程序演示 社区提交的工单。我没有找到解决方案。问题只出现在引入 FreeRTOS 时,不引入 RTOS 时应用程序运行正常。  它适用于 S32K344,但不适用于 NXPS32K358。 如有需要,请告知是否需要提供其他信息。 Re: NXPS32K358: FreeRTOS Tasks Not Running After Bootloader Jumps to Application 我们项目中使用的引导加载程序到应用程序的跳转代码: 无效 Boot_JumpToApp(uint32 i_AppAddr) { uint32_t appStack; uint32_t func; uint8 i;   DisableAllInterrupts();   S32_SysTick->CSRr = 0; S32_SysTick->RVR = 0; S32_SysTick->CVR = 0;   for(i = 0; i < 10; i++)     { S32_NVIC->ICER[i] = 0xFFFFFFFFU; S32_NVIC->ICPR[i] = 0xFFFFFFFFU;    } appStack = *(volatile uint32_t *)0x00442000; __set_MSP(appStack); S32_SCB->VTOR = 0x00442000; func = *(uint32_t volatile *)(((uint32_t)0x00442004)); (* (void (*) (void)) func)(); } Re: NXPS32K358: FreeRTOS Tasks Not Running After Bootloader Jumps to Application 你好@Indhumathi , 为了缩小问题根源范围,请您验证一下以下中断处理程序是否正在执行? SVC 处理程序 (vPortSVCHandler) — 负责启动第一个 FreeRTOS 任务 PendSV 处理程序 (vPortPendSVHandler) — 负责任务之间的上下文切换 SysTick 处理程序(vPortSysTickHandler / xPortSysTickHandler)——负责 FreeRTOS 滴答 最简单的检查方法是在应用程序中每个处理程序的入口处设置断点或 GPIO 开关。 谢谢! 此致, 丹尼尔
查看全文
S32DS arm V1.3 activation code failed Hello, the software activation code of my S32DS Arm V1.3 has expired. Could you help me extend the time.   My original activation code was:FF3F-27C7-FFAB-837F Re: S32DS arm V1.3 activation code failed Hello, It is extended now. Best regards, Peter 回复: S32DS arm V1.3 activation code failed My activation ID (0D3F-EFEF-B771-DA51) is new, and both online and offline activation failed when I tried to activate the same version of the software. The failure screen is in the attachment below. I hope you can help me solve this. Thank you.
查看全文
NXPS32K358: ブートローダーがアプリケーションにジャンプした後にFreeRTOSタスクが実行されない サンプルアプリケーションプロジェクトを作成し、それをブートローダーとして使用しています。実際のアプリケーションプロジェクトは同一で、唯一の違いはフラッシュスタートのアドレスだけです。 ブートローダーは無事にアプリケーションにジャンプし、アプリケーションは実行を開始します。しかし、アプリケーション内ではxTaskCreate()関数は実行されません。 ブートローダーからFreeRTOSベースのアプリケーションにジャンプする際に、追加の設定が必要ですか?例えば、FreeRTOSタスクを作成・実行する前に、起動、割り込み、ベクターテーブル、スタックポインタ、スケジューラ関連の設定などを行う必要がありますか? 私はそのことを紹介しました コミュニティからの統一ブートローダーデモ チケット。解決策は得られませんでした。問題はFreeRTOSを含めたときだけで、RTOSなしでアプリケーションは問題なく動作することです。  S32K344では動作しますが、NXPS32K358では動作しません。 追加情報が必要な場合はお知らせください。 Re: NXPS32K358: FreeRTOS Tasks Not Running After Bootloader Jumps to Application 私たちのプロジェクトで使用されているブートローダーからアプリケーションへのジャンプコード: void Boot_JumpToApp(uint32 i_AppAddr) { uint32_t appStack; uint32_t 関数; uint8 i;   DisableAllInterrupts();   S32_SysTick->CSRr = 0; S32_SysTick->RVR = 0; S32_SysTick->CVR = 0;   for(i = 0; i < 10; i++)     { S32_NVIC->ICER[i] = 0xFFFFFFFFU; S32_NVIC->ICPR[i] = 0xFFFFFFFFU;    } appStack = *(volatile uint32_t *)0x00442000; __set_MSP(appStack); S32_SCB->VTOR = 0x00442000; func = *(uint32_t volatile *)(((uint32_t)0x00442004)); (* (void (*) (void)) func)(); } Re: NXPS32K358: FreeRTOS Tasks Not Running After Bootloader Jumps to Application こんにちは、 @Indhumathi さん。 根本原因を絞り込むために、以下の割り込みハンドラが実際に実行されているか確認していただけますか? SVCハンドラ(vPortSVCHandler)—最初のFreeRTOSタスクを開始する役割を担う PendSVハンドラー(vPortPendSVHandler)—タスク間のコンテキスト切り替えを担当 SysTick ハンドラ (vPortSysTickHandler / xPortSysTickHandler) — FreeRTOS のティック処理を担当 最も簡単な確認方法は、アプリケーション内の各ハンドラのエントリにブレークポイントやGPIOトグルを配置することです。 ありがとうございました。 よろしくお願いいたします。 ダニエル
查看全文
S32K118 FlexIO Hello. I would like to consult about implementing both-edge detection for motor Hall sensor signals using the FlexIO module on S32K118. Currently, I need to capture both rising and falling edges of three Hall feedback signals from the BLDC motor. I am trying to configure FlexIO pins as input capture channels. However, I am confused about how to set FlexIO to detect both rising and falling edges simultaneously. Could you share the proper FlexIO timer and shifter configuration workflow for dual-edge capture。Besides.I also want to know if interrupts can be triggered on every edge, and whether there are known limitations or precautions when using FlexIO for Hall signal sampling on the S32K118 platform. Thank you very much. Re: S32K118 FlexIO Hello @Niuyanlin, If application is Hall sensor in BLDC motor feedback, I suggest looking into the FTM module instead. The following application note mentions how to configure the module for single and dual edge capture, and how to generate a capture interrupt: AN5303: Features and Operation Modes of FlexTimer Module on S32K – Application Note. "The Hall sensors are connected to the channels of the independent FTM (FTM_CHx). The FTM can then detect both the falling and rising edges of the Hall sensor signals and generate a capture interrupt." FlexIO, by contrast, requires constructing input capture behavior indirectly through timer-decrement modes, and it can work, but in my opinion, FTM module is better suited. Best regards, Julián Re: S32K118 FlexIO Hello, Julian, Thank you very much for your prompt reply and valuable suggestions. I recognize that FTM is a superior choice for feedback from BLDC motor Hall sensors. However, due to insufficient peripheral resources in the project, we had to implement input capture functionality using FlexIO. We would greatly appreciate it if you could provide a detailed software implementation plan related to FlexIO for our reference. Best regards, Niu Yanlin Re: S32K118 FlexIO Hello @Niuyanlin, Since FlexIO does not have the dedicated input capture capability, most of the documentation is based on communication emulation. The main suggestion I can give is to refer to S32K1's reference manual chapter 54. You can refer to the following application notes, which detail how to configure shifters and timers, along with the respective interrupts: AN14284: Timing Parameter Tuning for FlexIO Emulated Interface | NXP Semiconductors AN12174: Using FlexIO to emulate communications and timing peripherals – Application Note Understanding FlexIO The FlexIO module can generate an interrupt from 3 sources: Shifter error, Shifter status flag and Timer status flag. To enable the interrupts, you need to set the bits in the SHIFTSIEN, SHIFTEIEN and TIMIEN. However, there are no routines for input capture or BLDC motor control. I apologize for the inconveniences. Best regards, Julián
查看全文
GUIGuider 1.10.1 から 2.0.0 への移行 私たちはGUIGuiderプロジェクトをバージョン1.10.1で構築してきましたが、新しいバージョン2.0.0に移行して新機能を試してみたいと思っています。古いGUIGuiderプロジェクトファイルが新しいバージョンでは読み込めないことが分かりました。おそらくそれはプロジェクトが使う新しいJSON構造の2.0.0のせいだと思います。 GUIGuiderの新しいバージョンにプロジェクトを簡単に移行する方法はありますか?それとも手動で変換する必要がありますか?
查看全文
iMXEBOOKDC5 触摸控制器 IC 零件编号 亲爱的团队, 我正在使用iMXEBOOKDC5和i.MX8ULP EVK 。 目前为止,一切进展顺利。电子墨水显示屏工作正常,按钮和操纵杆也都能正常工作。 我现在想启用显示屏上的触摸面板。但是,我无法确定 EPD 模块上使用的触摸控制器 IC 的零件编号,因为 IC 上的标记似乎已被激光打标擦除。 我曾尝试自己查找相关信息,但没有成功。 请问您能否分享一下: iMXEBOOKDC5 显示屏上使用的触摸控制器 IC 部件号。 任何可用于支持触摸功能的 Linux 驱动程序、库或软件包。 感谢您的帮助。 顺祝商祺! 评估板 Re: Touch Controller IC Part Number for iMXEBOOKDC5 你好, 所使用的触摸控制器IC是汇顶科技(Goodix Technology)生产的GT911。 您可以通过以下链接查看驱动程序: https://github.com/nxp-imx/linux-imx/blob/lf-6.18.y/drivers/input/touchscreen/goodix.c 顺祝商祺! Re: Touch Controller IC Part Number for iMXEBOOKDC5 亲爱的, 感谢您的支持 顺便问一下,您能否提供电子墨水面板的 wayform bin 文件? BRs, 莱德
查看全文
S32K5の2つの異なるコルテックスM7からメインプラットフォームドメインのSEMA42ユニットにアクセスする S32K5の2つの異なるCortex M7コア(M7_0とM7_1)からメインプラットフォームのSEMA42_1ユニットにアクセスしようとしています。システムがフリーズします。ここで社内作業スペースを共有することはできません。 訂正ERR053433には次のように記載されています:SEMA42:複数のアプリケーションコアによるSEMA42_0およびPBRIDGE_2への同時アクセスによりシステムがハングします。 残念ながら、SEMA42_1を使用するという回避策では、システムハングアップの問題は解決しません。 S32K56xで2つのCortex M-7コアを設定・検証し、Design StudioのSEMA42_1ユニットのgate0にアクセスして最適化-OSを有効にしてもらえますか? システムのフリーズ問題は、以下のいずれか1つを使用することで解消されます。 最適化を無効にする -O0 命令キャッシュを無効にする SoC上の別のドメインのSRAMを使用する例CPE デバッガー経由でステップインする Re: Accessing SEMA42 unit on main platform domain from two different cortex M7 in S32K5 こんにちは、 @seasonedbit さん。 ご存知かもしれませんが、S32K5は現在プリプロダクション段階にあります。イネーブルメント(ドキュメント、ソフトウェア、ボード)は承認されたお客様のみが利用可能であり、そのため当社のグローバルオンラインサポートチームからはまだサポートされていません。 最初にこの装置を提供したFAEやNXPの担当者に連絡していただけますか?彼らはさらなる支援を提供できるでしょう。 ご理解いただきありがとうございます。 よろしくお願いします、 ジュリアン
查看全文
IMXRT1172 LPSPI EDMA転送APIを使用する場合、SPI転送が完了する前にDMA IRQハンドラが呼び出されます。 こんにちは、 私はIMXRT1172上でSDKのLPSPI EDMA転送API(2.16.100)を使って、SPIデータを同時に読み書きしています(つまり、同じサイズのバッファを持つ2つのDMAチャネルでのTX+RX転送)。残念ながら、EDMAコールバックは転送が実際に完了する前に呼び出されているようです。コールバック内でLPSPIのSR、FSR、RSRを確認すると、DMAは処理が完了したと考えているにもかかわらず、SPIはまだビジー状態であると考えていることがわかります。つまりMBFは設定されたままで、TXCOUNTは1です。 SR = 0x01000100 (MBF、WCF) FSR TXCOUNT = 1、RXCOUNT = 0 RSR = 0x00000002 (RXEMPTY、!SOF) もしTXだけを扱うなら、SPIペリフェラルがDMAから最後に読み込まれたバイトをまだ処理している可能性があるので、ある程度理にかなっているかもしれません。その場合、DMA周辺機器はRAMからSPIのデータTXレジスタへの最後のバイトの読み込みを終えていますが、SPIはそれを送信する作業をまだ必要としていました。 しかし、TXとRXを同時に行う場合、TXCOUNTが1ならRXCOUNTも1になるはずだと予想していました。つまり、DMAはすべてのTXデータがクロックアウトされるまでRXで完了してはならない。なぜなら、最後のバイトはSPI RXデータレジスタからDMAによってRAMに転送される必要があり、これは転送の最後のクロックサイクルでのみ発生するからである。 これは本当に問題なのでしょうか? もしそうなら、SDKで問題ですか? それともハードウェアIPで? DMAコールバック内でLPSPI SRをチェックして、SPIエラーが発生しているかどうかを判断できればと思っていました。 ありがとうございます -m Re: Using IMXRT1172 LPSPI EDMA transfer API, DMA IRQ handler called before SPI transfer is done こんにちは、 @nxp16 さん。 私たちの製品にご関心を寄せ、コミュニティをご利用いただき、本当にありがとうございます。 DMA完了とSPIバス完了は、2つの異なる概念です。 eDMAコールバックは、DMAエンジンがメモリとLPSPI FIFO/レジスタパス間で設定されたバイト数のデータの転送を完了したことを示します。これは必ずしも、LPSPIバスステートマシンが最後のフレームを完了した、あるいはアイドル状態に戻ったことを意味するものではありません。 LPSPIバスの完了を確認するには、SR[TCF]を確認するか、SR[MBF]がクリアされるまでお待ちください。 お役に立てれば幸いです。 よろしくお願いいたします。 5月 Re: Using IMXRT1172 LPSPI EDMA transfer API, DMA IRQ handler called before SPI transfer is done はい、しかしTX/RX転送の場合、DMAが完了した時点でTX_COUNTとRX_COUNTの両方がゼロになることを期待していました。つまり、RX DMAが最後のSPIクロックより前に完了することは不可能であるはずです。なぜなら、SPI周辺機器はその時間までにデータの最後のビットをRX FIFOにシフトしておらず、DMAは最後のバイトをRX FIFOにシフトするまでRAMにコピーできないからです。その場合、TXとRXの両方がDMAが完成する前に完了しているはずです。もしTXの転送だけなら、DMAがSPIより先に完了し、TX_COUNTはまだ1のままかもしれません。 ありがとうございます -m Re: Using IMXRT1172 LPSPI EDMA transfer API, DMA IRQ handler called before SPI transfer is done こんにちは、 @Mike_M3 さん、 ご意見ありがとうございます。 あなたの指摘はRXデータパスに関しても正しいです。RX EDMAチャネルが完了すると、期待されるRXデータはすでにRAMに移されています。しかし、これはLPSPIバスの完了とはまだ同じではありません。 TXCOUNT/RXCOUNTはFIFO占有率インジケーターです。RXCOUNT=0はDMAによってRX FIFOが消耗されたことを意味し、TXCOUNT=1は送信/コマンドFIFO内の保留中のエントリを1つ示すことがあります。LPSPIでは、送信FIFOはコマンドやTCRエントリにも使用されるため、TXCOUNTは単なるRX補完のミラーではありません。MBF=1は、LPSPIバスステートマシンがまだ完全にアイドル状態に戻っていないことを示します。 したがって、転送完了の条件としてTXCOUNT/RXCOUNTの等価性を使用することはお勧めしません。LPSPIバス完了条件については、代わりにSR[TCF]=1またはSR[MBF]=0を使用してください。割り込みベースの表示が望ましい場合は、kLPSPI_TransferCompleteInterruptEnableを有効にし、EDMAコールバックをDMA完了表示専用にしてください。 よろしくお願いいたします。 5月
查看全文
S32K314でDMAを使用したUARTが正しく動作しません こんにちは、 現在、DMAと連携するようにLPUART0チャネルの設定を試みています。UARTチャネルは1Mbpsのビットレートで動作している必要があります。 現在のUARTとDMAの設定は以下のようになっています。 MCUではクロックが有効化され、バッファはキャッシュできない領域内に宣言され、DMAのISR優先度はLPUARTよりも小さいです。 私たちの問題は、RXバッファ内のデータを見ることができない、あるいはデータが不完全であることです。 私たちのワークフローはこうです(LINコミュニケーションに似ています) 😞 受信バッファを準備 -> AsyncReceive スレーブにヘッダーを送信する -> AsyncSend 次のサイクルでスレーブからデータが受信されるまで待機します(私の関数は1msのタスクで実行されます)。 AsyncSendの実行後にブレークポイントを設けると、RXバッファ内のスレーブからのすべてのデータ送信が確認できます。 そのまま実行させても、何も表示されないか、不完全な結果しか得られない。 私の推測では、DMA割り込みは後から発生する。 私たちの設定のどこが問題なのか、あるいは次に何をチェックすればいいのか、いくつかヒントを教えてもらえますか? ご回答をお待ちしています。 コスミン Re: Uart using DMA is not working correct on S32K314 こんにちは、@ CosminSbera 1. DMA要求オプションを有効にするのを忘れないでください。 2. 「プラットフォーム」コンポーネントでLPUART0_IRQn割り込みを有効にするのを忘れないでください。 「プラットフォーム」->」LPUART0_IRQn--LPUART_UART_IP_0_IRQHandler」
查看全文
i.MX93プロセッサ向けパラレルプログラミングシステム 私はIMX93プロセッサを使っていて、2台のボードを同時にプログラムする必要があります。しかし、それを試すと、ボードの1つでHID(W)エラーが発生し、他のボードのフラッシュは正常に完了します。 uu.exe -m 1:10 -b uuu-xxxxxx.flash uu.exe -m 1:7 -b uuu-xxxxxx.flash パス(1:10,1:7)を指定しても同じエラーが発生します。 案内してください。 Re: Parallel Programming System for i.MX93 Processors こんにちは、 次のコマンドを実行してみてください。 uuu -d -m 1:7 -m 1:10 uuu-xxxxxx.flash 何が手に入るの? uuu -lsusb 列挙されたポート番号に従って、正しいポート番号を使用していることを確認してください。 よろしくお願いいたします。
查看全文
S32K314 上使用 DMA 的 UART 功能无法正常工作 你好, 我们目前正在尝试配置 LPUART0 通道以使其与 DMA 配合使用。UART 通道需要以 1Mbps 的比特率工作。 我们目前的 UART 和 DMA 配置如下所示。 MCU 中时钟已启用,缓冲区在不可缓存区域内声明,DMA ISR 的优先级低于 LPUART。 我们的问题是,我们无法看到 RX 缓冲区中的数据,或者数据不完整。 我们的工作流程如下(类似于LIN通信)。 😞 准备接收缓冲区 -> 异步接收 将头部信息发送到从设备 -> AsyncSend 等待下一个周期从从设备接收到数据(我的函数运行时间为 1 毫秒)。 如果我在 AsyncSend 执行后设置断点,我可以看到从设备发送的所有数据都在 RX 缓冲区中。 如果我让它运行,要么什么都没有,要么运行不完整。 我的假设是 DMA 中断稍后发生。 您能否提供一些关于配置中哪里出了问题的线索,或者我接下来应该检查哪些方面? 谢谢! 科斯明 Re: Uart using DMA is not working correct on S32K314 嗨@CosminSbera 1.不要忘记启用DMA请求选项。 2.不要忘记在“平台”组件中启用 LPUART0_IRQn 中断。 “平台”->“LPUART0_IRQn --LPUART_UART_IP_0_IRQHandler“
查看全文
FETMX6ULL-C:LCDとCTPが同時に接続された際のランダムなCTP I2C通信エラー、CTP ハードウェアプラットフォーム:FETMX6ULL-Cコアボード。   CTP接続時はI2Cエラーなしで安定的に動作します。   LCDディスプレイとCTPを同時に接続すると、CTP上でランダムにI2C通信例外が発生し、タッチ機能が時折動作しなくなる。 LCD回路によって発生する電磁干渉が、タッチパネルのI2C信号の不安定化を引き起こしているのではないかと疑っています。   関連するカーネルのdmesgログを分析のために添付します。   当社のソフトウェア環境:Linux 4.1.15BSP。   CTPはI2Cバスを介して通信します。ハードウェアの配線と電源を確認しましたが、問題は依然として解決していません。   技術的なご提案をお待ちしております。
查看全文
T2081プロセッサMT29F64G08AECAB NANDフラッシュへのアクセス こんにちは、 T2081プロセッサを使ってMT29F64G08AECAB NANDフラッシュにアクセスしようとしています。 NANDフラッシュデバイスの総容量は8GBで、CE1(Chip Enable 1)とCE2(Chip Enable 2)はそれぞれCS5とCS6を介してIFCコントローラに接続されています。 CS5はCE1に接続された4GBのNANDフラッシュに使用されます。 CS6はCE2に接続された4GBのNANDフラッシュに使用されます。 このNANDデバイスのXMLフラッシュ構成ファイルは、以下のパスに存在しません。 {CodeWarrior}\PA\bin\plugins\support\Products\ProductData\FPDevices.mwpdb\FP そこで、Flash Programmer for Power Architectureプロセッサ アプリケーションノート(AN4349)という文書を参照して新しいXMLファイルを作成しました。 私には以下の質問があります。 フラッシュプログラマの設定ファイル(.xml)では、NANDフラッシュのサイズを4GB (チップセレクトあたり)に設定すべきでしょうか、それとも8GB (CS5とCS6を合わせたデバイス全体の容量)に設定すべきでしょうか? CS5の4GBサイズのNANDフラッシュ構成に合わせて、T2081QDS_init_core.tclファイルを修正しました。 製造元IDとデバイスIDを読み取るための診断テストを実行すると、コンソールに次のエラーが表示されます。   参考資料として、T2081QDS_init_core.tclファイルとMT29F64G08AECAB.xmlファイルを添付しました。 設定を確認し、 T2081プロセッサを使ってNANDフラッシュデバイスにアクセスする正しい手順を教えていただけますか? よろしくお願いいたします。 ヴィマル。 QorIQ T2デバイス Re: Accessing MT29F64G08AECAB NAND Flash on T2081 Processor こんにちは、 現在タイムアウトが発生している可能性が最も高い原因は、 TCL のチップセレクトインデックスの誤り、 IFC クロックの初期化不足、 CSOR ページ/ブロックのジオメトリの不一致、タイミングが厳しすぎる、または正しい NAND ID シーケンスを実装していないアルゴリズムを指す XML エントリです。実際のXMLと修正 T2081QDS_init_core.tcl されたCS5/CS6のセクションを共有してくれれば、フィールドを直接確認して値を登録できます。 フラッシュプログラマのターゲット/チップセレクトごとに4GBを使用し、最初にCS5のみを起動して、IDタイムアウトを8GBのXMLサイズの問題としてではなく、IFCの初期化/アルゴリズム/ジオメトリの問題としてデバッグしてください。   よろしくお願いします。 Re: Accessing MT29F64G08AECAB NAND Flash on T2081 Processor こんにちは、 @Bio_TICFSL さん、 ご回答ありがとうございます。 Chip Select 5(CS5)を使って4GBのNANDフラッシュにアクセスしようとしましたが、先ほど述べた問題が依然として解決しています。 参考資料として、 T2081QDS_init_core.tclファイルとテキスト形式のXMLファイルを添付しました。 これらのファイルと設定値をご確認いただき、適切な解決策を教えていただけますか? よろしくお願いいたします。 ヴィマル。 Re: Accessing MT29F64G08AECAB NAND Flash on T2081 Processor こんにちは、   前回の返信について、まだご回答をいただいていないため、改めてご連絡いたします。   MT29F64G08AECAB NANDフラッシュのタイミングパラメータに関して、いくつか疑問があります。添付のデータシート画像にあるタイミング表をご参照ください。 NXP T2081 IFCインターフェースでどのNANDタイミングモードを使うべきでしょうか?   これらのタイミング値から、対応する入力クロックサイクルはどのように導き出されるのでしょうか?   NxP T2081プロセッサからIFC経由でNANDフラッシュ(MT29F64G08AECAB)にアクセスする方法について、アドバイスをいただけますか? よろしくお願いいたします。 ヴィマル。
查看全文