2398030_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2398030_zh-CN

2398030_zh-CN

S9KEAZN16AM WDOG 时序说明:128 个总线时钟与观察到的 80 微秒和 2.5 毫秒延迟对比

你好,

我正在与S9KEAZN16AM合作,想了解一下 WDOG 初始化时间的相关问题。

配置

  • MCU:S9KEAZN16AM
  • 总线时钟:16.777216 MHz
  • WDOG 时钟源:1 kHz LPOCLK
  • 重置类型:软件重置(SYSRESETREQ)

根据KEA64参考手册,在看门狗解锁序列之后:

“解锁序列完成后,用户必须在 128 个总线时钟周期内重新配置看门狗;否则,看门狗将强制 RESET MCU。”

ppande19_1-1784788705383.pngppande19_1-1784788705383.pngppande19_1-1784788705383.png



总线时钟频率为 16.777216 MHz:


128 个总线时钟周期 ≈ 7.63 微秒

说明

为了确保可靠运行,我们目前的实施方案需要以下延迟:


软件重置();
 
SysTick_DelayUs(2500);
 
禁用中断();
 
WDOG_Init(&Wdog_cfg);
 
SysTick_DelayUs(80);
 
启用中断();

我们发现两个问题:

  1. 如果移除或减少Software_Reset() 之后的 2.5 毫秒延迟,看门狗计数器并不总是能正确启动/运行。

  2. 如果移除WDOG_Init() 之后的 80 µs 延迟,看门狗配置将无法始终正确应用。

问题

  1. 128 总线时钟要求是否仅限于解锁后的配置窗口,还是之后还会进行额外的内部同步?
  2. 使用1 kHz LPO 时钟是否会引入额外的同步延迟?
  3. RESET后是否存在已知的启动时间要求,可以解释为何需要约 2.5 毫秒?
  4. 是否有推荐的状态位或轮询机制可以替代固定延迟?

主要令人困惑的是,观察到的延迟( 80 µs 和 2.5 ms )明显大于记录在案的128 总线时钟(~7.6 µs)要求所隐含的时序。

任何指导都将不胜感激。

谢谢!

Re: S9KEAZN16AM WDOG timing clarification: 128 bus clocks vs observed 80 µs and 2.5 ms delays

如果在 ICS 完全锁定之前尝试初始化看门狗或运行严格的定时循环,则在该时间段内,实际总线时钟频率会较低或不稳定。较低的实际总线时钟意味着 128 个总线周期将比 7.6 µs 长得多,或者您的初始化序列在硬件外设完全脱离其RESET状态之前执行。约2.5毫秒的延迟使ICS有足够的时间完全锁定并稳定16.777216 MHz总线频率。

Re: S9KEAZN16AM WDOG timing clarification: 128 bus clocks vs observed 80 µs and 2.5 ms delays

你好,

等待约 2.5 毫秒,以便内部时钟源 (ICS) 完全锁定并稳定总线时钟 (16.777216 MHz)。过早初始化看门狗或运行紧密循环会导致时钟不稳定/降低,从而造成时序偏差或在外部设备RESET之前执行。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
3 周之前
更新人: