Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
需要支持:Wayland-EGL 插件和 IVI-Shell 的视频播放性能问题 您好,NXP团队: 我们需要您的帮助,解决我们在 Yocto Linux 系统中遇到的 Wayland/Weston shell 相关问题。 我们目前正在使用kiosk-shell和ivi-shell验证视频播放功能。使用kiosk-shell ,可以检测到 wayland-egl 插件并进行访问,视频播放流畅,不会出现丢帧或系统卡顿的情况。但是,使用ivi-shell时,我们无法正确访问/获取 wayland-egl 插件,视频播放出现丢帧和间歇性卡顿。 以下是问题概要: 项目观察 平台 i.MX8QXP C0 MEK OS Yocto Linux [ Scarthgap L6.6.5] 韦斯顿壳牌1号 信息亭外壳 韦斯顿壳牌2号 ivi-shell 图形界面 韦兰/韦兰-EGL 视频播放 基于 GStreamer 的播放 观察 测试用例结果 kiosk-shell + wayland-egl 插件可用且可访问 信息亭外壳 + 视频播放 视频播放流畅,无丢帧或卡顿现象。 ivi-shell + wayland-egl wayland-egl 插件无法被正确检测/访问。 ivi-shell + 视频播放 观察到掉帧和间歇性卡顿 需要支持 请您协助我们解决以下几个问题? 在 i.MX8QXP Yocto Linux 6.6.5 版本上, ivi-shell是否完全支持 wayland-egl? 要使用 IVI-shell 启用 wayland-egl,是否需要对 Weston、IVI-shell 或合成器进行任何特定的配置更改? i.MX8QXP 上的 ivi-shell 有什么推荐的 weston.ini 配置吗? ivi-shell 在视频播放或 GPU 加速渲染方面是否存在任何已知限制? 是否有适用于 ivi-shell + wayland-egl + 视频播放的参考文档、补丁或示例应用程序? 丢帧/卡顿是否与合成器配置、缓冲区处理、GPU/VPU 集成或 GStreamer 接收器选择有关? 申请它 请提供指导、推荐配置以及任何可用的参考文档或补丁程序来解决此问题。 Re: Support Required: Wayland-EGL Plugin and Video Playback Performance Issue with IVI-Shell 你好, 您可以参考以下文档: https://wayland.pages.freedesktop.org/weston/toc/ivi-shell.html https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors-Knowledge-Base/AGL-architecture-and-How-to-port-in-i-MX8qm/ta-p/1383200 此致敬礼/Saludos, 阿尔多。
View full article
如何在定制的RW610板上配置BLE MAC地址 您好,NXP团队: 我有一块定制的 RW610 开发板,我正在上面测试一个 BLE SDK 示例项目。 当开发板开始广播时,BLE MAC 地址显示为88:88:88:88:88:88 。但是,当我在 FRDM-RW612 EVK 上测试相同的 SDK 示例时,它使用唯一的蓝牙 MAC 地址进行广播。 我想了解: RW610上的BLE MAC地址是如何分配的? 如何为我的定制RW610板配置或编程一个唯一的BLE MAC地址? MAC地址是预期存储在外部闪存中,还是由软件生成? 设置BLE MAC地址是否需要对SDK API或电路板配置进行任何更改? 任何指导或参考资料都将不胜感激。 谢谢,此致敬礼! 普拉蒂尤什。 Re: How to Configure BLE MAC Address on a Custom RW610 Board 您好, FRDM-RW612 已经预设了 BD 地址。 对于您的定制板,您需要将 BD 地址编程到 OTP 存储器中。 请参阅 RW61x 校准结构应用笔记: https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN13639.pdf 为了测试目的,您可以使用静态 BD 地址。例如,您可以使用蓝牙 shell 中的 id-create 命令创建和选择一个设备。更多详情请参阅 UM11799。 问候, 丹尼尔。 Re: How to Configure BLE MAC Address on a Custom RW610 Board 嗨,丹尼尔, 非常感谢您的指导和支持。 我在定制的 RW610 板上实现了一个临时的静态 BLE 地址用于测试。 非常感谢您的帮助。 问候, 普拉蒂尤什
View full article
Unresolved: The programmer cannot burn TEA2016 and TEA2017. Our customer received two batches of I2C programmers for programming TEA2016 and TEA2017. The older programmers worked without issues, but the newly delivered programmers mostly encountered problems during programming, making it impossible to program. The customer's description is below: Please refer to the documentation. Re: 尚未解決: 燒錄器不能燒錄 TEA2016和 TEA2017 Hello 風火 Good day! There is no record of any complaints about the new programmer. Please provide the I²C waveforms captured during a successful programming cycle (old programmer) and a failing cycle (new programmer) It would also be very helpful if you could share the part number or distinguishing number between these two products. If I'm not mistaken, you're using RDK01DB1563, right? Have a great day and best of luck. Re: 尚未解決: 燒錄器不能燒錄 TEA2016和 TEA2017   The waveforms of the old and new boxes testing the same product are shown below. Please help analyze why the new box cannot be tested. _0-1784508231440.png _1-1784508244694.png The new box test FAIL waveform is as follows: _2-1784508277742.png _3-1784508289288.png _4-1784508300765.png _5-1784508337980.png _6-1784508346130.png Thank you! Re: 尚未解決: 燒錄器不能燒錄 TEA2016和 TEA2017 I've provided the waveform in this post; could you please analyze it for me? Thank you!
View full article
尚未解決: 燒錄器不能燒錄 TEA2016和 TEA2017 我们的客户有两个批次的I2C烧录器,用于烧录TEA2016和TEA2017.其中旧的烧录器使用没有问题,新交付的烧录器大多数情况下烧录出现问题,导致无法烧录。以下为客户描述:請參考文檔 Re: 尚未解決: 燒錄器不能燒錄 TEA2016和 TEA2017 风火你好 再会! 没有关于这位新程序员的任何投诉记录。 请提供在成功编程周期(旧编程器)和失败编程周期(新编程器)中捕获的 I²C 波形。 如果您能提供这两个产品的零件编号或区分编号,那就非常有帮助了。如果我没记错的话,你用的是 RDK01DB1563,对吧? 祝你今天过得愉快,一切顺利。 Re: 尚未解決: 燒錄器不能燒錄 TEA2016和 TEA2017   新舊盒子測試同一臺產品的波形如下,請幫忙分析為什麼新的盒子測試不了 _0-1784508231440.png _1-1784508244694.png 新的盒子測試FAIL波形如下: _2-1784508277742.png _3-1784508289288.png _4-1784508300765.png _5-1784508337980.png _6-1784508346130.png 謝謝! Re: 尚未解決: 燒錄器不能燒錄 TEA2016和 TEA2017 我在這個帖子上提供波型,請幫忙分析一下,謝謝!
View full article
imx8mpはYocto 6.0に対応していますか? こんにちは、 IMX8MPはYocto 6.0に対応していますか? もしそうなら、発売予定日はいつですか? お客様からこの件について質問が寄せられています。 よろしくお願いします。 Re: Does the imx8mp support Yocto 6.0? はい、i.MX8MPはNXP Yocto 6.0(Wrynose)BSPでサポートされており、LF6.18.20_2.0.0リリースは2026年6月25日に公開されました   https://github.com/nxp-imx/meta-imx Re: Does the imx8mp support Yocto 6.0? どうもありがとうございます
View full article
s32k388-MBIST-LBIST s32k388的LBIST和MBIST的功能执行分别需要占用MCU多少执行时间? Re: s32k388-MBIST-LBIST 你好@xlele , NXP 为该 MCU 提供 SPD(功能安全外设驱动器)。 https://www.nxp.com/design/design-center/software/functional-safety-software/s32-safety-software-framework-saf-and-safety-peripheral-drivers-spd:SAF 下载包含驱动程序的质量软件包。 并参考这份文件: ...\Bist\S32K3XX\BIST_profile\S32K388\S32K388_SAF_BIST_ProfileReport.xlsx GCC表格显示了测量结果。 BIST序列不可配置。 此致, 丹尼尔
View full article
Does the imx8mp support Yocto 6.0? Hello, does the imx8mp support Yocto 6.0? If so, when is the expected release date? We have customers asking about this. Thank you. Re: Does the imx8mp support Yocto 6.0? Yes, i.MX8MP is supported in the NXP Yocto 6.0 (Wrynose) BSP, and the LF6.18.20_2.0.0 release was published on 25 June 2026   https://github.com/nxp-imx/meta-imx Re: Does the imx8mp support Yocto 6.0? thank you very much
View full article
需要提高射频鲁棒性 # NXH3675 @pramodhag @VishwaOzlo 你好, 我们正在寻求提高 audiohub 和 wasra 设备(外壳和耳塞)之间的射频鲁棒性。我们遇到的一个问题是,CIS 连接的 PHY 不对称,M 到 S 为 2M,S 到 M 为 1M。 仅仅更改此设置不会创建 CIG,因为我们连接的是 2 个耳机。请帮助我们确定其他可以调整的参数,以便使用 1M PHY 实现从属到主的更好性能。 谢谢。 射频 Re: Need to improve RF robustness 你好, 希望你一切都好。   对于由此造成的不便,我深表歉意,但 NXH3675 及其配套产品(文档、软件和板)仅提供给已签署保密协议的特定客户。   如需了解有关芯片、技术及相关支持的更多信息,请联系我们代理商网络|NXP中的代理商之一。他们不仅可以帮助您完成保密协议流程,还可以帮助您检查是否可以获得相关文件以及他们可以为您提供的支持。 我已经给你发了私信。 此致, 安娜·索菲亚。
View full article
imx8mp 是否支持 Yocto 6.0? 你好, imx8mp 是否支持 Yocto 6.0? 如果属实,预计版本日期是什么时候? 有顾客询问过这个问题。 谢谢! Re: Does the imx8mp support Yocto 6.0? 是的,NXP Yocto 6.0 (Wrynose) 电路板支持包。 支持 i.MX8MP,LF6.18.20_2.0.0 版本已于 2026 年 6 月 25 日发布。   https://github.com/nxp-imx/meta-imx Re: Does the imx8mp support Yocto 6.0? 非常感谢
View full article
Need to improve RF robustness # NXH3675 @pramodhag @VishwaOzlo Hello, We are looking for improvements in the RF robustness between the audiohub and wasra based units (case and buds). One of the points that we came across is having asymmetric PHY for the CIS connection with M to S as 2M and S to M as 1M. Just by changing this would not create the CIG as we connect to 2 buds. Please help us with other parameters that could be tuned to get a better performance with 1M PHY for Slave to Master. Thanks. RF Re: Need to improve RF robustness Hello, Hope you are doing well.   I apologize for the inconveniences, but NXH3675 and enablement (documentation, software and boards) are available for select customers with an approved NDA.   For more information about the chips, technology and any related support, could you please contact one of our distributors available in the Distributor Network|NXP? They can not only help you with the NDA process, but also help you check if you can get documentation and the support they can offer you. I already sent you a private message. Best regards, Ana Sofia.
View full article
Which is the best ewallet app development company in 2026? The best eWallet app development company in 2026 is one that combines fintech expertise, strong security standards, scalable technology, and a proven track record of delivering custom digital payment solutions. At Nimble AppGenie, we specialize in building secure and feature-rich eWallet applications tailored to the needs of startups, fintech companies, banks, and enterprises. Our solutions include multi-currency wallets, peer-to-peer payments, QR code and NFC payments, payment gateway integration, KYC/AML compliance, AI-powered fraud detection, and seamless third-party integrations. With a focus on innovation, regulatory compliance, and user experience, Nimble AppGenie helps businesses launch reliable digital wallet platforms that are built to scale in today's rapidly evolving fintech landscape.
View full article
iMX 937プロセッサの最小から最大スリープ電流mAはどれくらいですか?   私のプロジェクトではI.MX937プロセッサを使っていますが、i.MX 937プロセッサの典型的なスリープ電流(mA)はどれくらいですか?   Re: What is the min to max sleep current mA for the iMX 937 processor これらのリソースを使い続けるためには、 150μAのスリープ電流は i.MX 937 / i.MX 93プロセッサ自体では現実的ではありません 。 なぜ: モード 電流/電力への影響 150μAに適合しますか? 機能的な適合性 BBSM / RTCモード データシートには、 1.8Vで0.14mW 電力測定アプリのメモには、約 合計97.978 µW わずか  NVCC_BBSM_1P8  アクティブ。 パワーの面では、はい いいえ — BBSM/RTCロジックのみに電源が供給され、GPIOウェイクアップはオフになり、タイマー/PWM/ADCは使用できません。 中断 データシートには、 標準値:15.1mW 25℃で。 いいえ — 150 µA相当をはるかに超える いいえ/制限付き — サスペンドはクロックをオフにし、Cortex-A55の電源を落とし、内部の論理/アナログブロックを停止させることができます。 WFIにおけるLinux Suspend + M33 アプリのノートにはこの用途で合計 122.4 mW 記載されています。 なし 建築的には近いが、それでも現在の目標をはるかに上回っている。 Cortex-M33を用いた低消費電力実行/AONMIX AONMIXは他のドメインが電源オフ中でも動作可能で、タイマー/PWMおよびタイマーリソースを含みます。 150 µAの要件を満たしているとは文書化されていません これはペリフェラルがアクティブでなければならない場合の i.MX 93モードクラスの関連ですが、150 μAクラスのモードではありません。   150 µA の予算は、 1.8Vで0.27mW または 3.3Vで0.495mW 。それはi.MX 93の範囲内です BBSM/RTC専用 アクティブなタイマー出力、ADC、PWM、RTC、およびGPIOを備えた状態ではない状態。 推奨アーキテクチャ:i.MX 937を BBSM/RTCまたは完全電源ゲートスリープ に置き、常時稼働機能(タイマー出力、ADC監視、PWM、GPIO監督)を非常に低消費電力のコンパニオンMCUまたはアナログ/RTC回路に移すこと。条件が満たされると、伴随デバイスが i.MX 937を起動させることができます。 i.MX 937は、非常に限られたRTC/BBSMスタイルの状態でのみ~150μAを供給できます。その予算内でタイマー/PWM/ADC/GPIOの機能を有効に保つことはできません。 Re: What is the min to max sleep current mA for the iMX 937 processor 当社のアプリケーションでは、低消費電力/スリープモードで機能を維持するために以下のリソースが必要です: 1 タイマー出力ピン 1つのADC入力 1 PWM RTC 2~3個のGPIO スリープ時の必要電流は150μAです。 Re: What is the min to max sleep current mA for the iMX 937 processor i.MX 937 / i.MX 93プロセッサ自体については、データシートにはmA単位の「スリープ電流」は一切記載されていません。SUSPENDモードの総電力=25°Cで15.1 mWを指定し、この数値はユースケース依存であることが記されています。SUSPENDは最も低消費電力モードで、クロックはオフ、不要な電源はオフ、パワーゲート可能なSoC部分はゲート、Cortex-A55は完全にパワーゲート、DRAMは自己更新/保持状態です。 予算編成のために同等の電流が必要な場合は、以下を使用してください。 yipingwang_0-1784086916714.png したがって、15.1 mWはおおよそ次の通りに対応します: 想定供給基準 等価電流 5.0V入力 3.0 mA 3.3V入力 4.6 mA これは単なるSoCレール電流ではなく、等価入力電流です。実際のプロセッサ電流は複数の電源レールに分散されます。 もし基板やSOMのディープスリープ電流のことを指しているなら、測定値はより高いもので構成依存することがあります。i.MX93 SOM DSMの測定結果の一つでは、 5Vで4.04mAという値が報告されており、その他の最適化/構成依存の報告では、5Vで1.5mAから9.3mA程度となっている。 プロセッサ仕様には15.1 mWの典型的なSUSPEND電力を使用します。実際の入力レールに対してのみmAに変換してください。例えば、5Vで約3.0mAです。
View full article
Safety manual related to S32K388 I'm currently compiling security documentation for the S32K388. We've already signed an NDA. I previously applied for security access, but it was automatically revoked a few days before I even downloaded the documentation. I reapplied for access two weeks ago, but it hasn't been approved yet. Yesterday, I also sent the NDA materials as an attachment to the support team via email. I urgently need the security-related materials; I need to compile the security-related detection functions into the security manual for our team's use. Re: 关于S32K388的安全手册相关 Dear customer, thank you. Let me confirm that your secure files account has been activated. Your request for S32K3xx safety manual is now in status Pending. It is up to the document owner to grant your access rights. You will be notified by separate email as soon as your access will be approved. Thank you. Have a nice day. Pavla Re: 关于S32K388的安全手册相关 xlele_0-1784014118814.png It's still under review, but this status has been going on for almost two weeks. Re: 关于S32K388的安全手册相关 xlele_0-1784013997876.png Resubmitting now will result in this registration failure status. Re: 关于S32K388的安全手册相关 Dear customer, your secure files registration has been rejected by mistake. Kindly register again: https://www.nxp.com/webapp-signup/docstoreReg Please let me know once done, I can then activate your account in order to have your access granted asap. Thank you. Have a nice day. Best regards Pavla
View full article
S32 Design Studio for ARM v2.2 ライセンスが切れました こんにちは、 S32 Design Studio for ARM v2.2のライセンスは期限切れです。 期限切れのライセンス(9D36-2407-A13E-C846)の延長にご協力ください。 flower_wee_0-1784000004900.png Re: S32 Design Studio for ARM v2.2 License Expired こんにちは、 お客様のS32DSライセンスが延長されました。
View full article
S32 Design Studio for ARM v2.2 许可证已过期 你好, S32 Design Studio for ARM v2.2 的许可证已过期。 请帮忙延长已过期的许可证:9D36-2407-A13E-C846。 flower_wee_0-1784000004900.png Re: S32 Design Studio for ARM v2.2 License Expired 你好, 您的S32DS许可证已延期。
View full article
SOM module recommendation to replace AM3354 Hi Expert,   Any recommendation for SOM module to replace TI AM3354 with following feature needed with Module TP: US$40~U$44   Featured Needed: Ethernet SGMII/RGMII SPI 24-bits LCD controller eMMC 8GB RAM 512MB    Please recommend it can meet close to target price.    Best rgds, KPK     Re: SOM module recommendation to replace AM3354 Both TechNexion and Variscite support APAC customers. For Singapore, TechNexion may provide more convenient regional support due to its Taiwan headquarters. I recommend contacting TechNexion ([email protected]) and Variscite ([email protected]) directly to discuss Singapore distribution coverage, local support resources, stocking policy, and design-win support Re: SOM module recommendation to replace AM3354 hi Yiping, i also just study the Variscite DART-6UL or TechNexian PICO-IMX6ULL. Not sure if they have any local support in APAC region?  Do you have any contact point to share? Re: SOM module recommendation to replace AM3354 1. NXP i.MX93 SOM (Best Long-Term Option) The i.MX93 supports: 24-bit Parallel RGB Display eMMC 5.1  Multiple SPI interfaces  Gigabit Ethernet with TSN Pros Current generation MPU Long NXP longevity roadmap Lower power than AM335x Linux support active for many years Cons Native SGMII not directly available like Layerscape/i.MX95 SOM price typically exceeds US$45 once 512MB DDR + 8GB eMMC are included Expected SOM Price Approximately US$45–60 depending on volume 2. NXP i.MX6ULL SOM (Best Price Match) The i.MX6ULL provides: 24-bit Parallel RGB LCD interface up to WXGA eMMC support SPI ports 512MB DDR variants readily available Typical SOM configurations already exist with: 512MB DDR3 8GB eMMC Dual Ethernet Pros Closest price to AM3354 Mature Linux BSP Large SOM ecosystem Easy migration from AM335x-style designs Cons No native SGMII Ethernet limited to Fast Ethernet (10/100) on most modules Expected SOM Price US$25–40 in production volumes   For native SGMII, you'll generally move to: i.MX94x / i.MX95 families  Layerscape LS1028A/LS1043A These usually push SOM pricing well beyond US$44.
View full article
PNEV5180B 2.0 PN5180 Altium 原理图 PNEV5180B 2.0 PN5180 原理图是否有 ALtium 格式? 此外,PCB板也很有用,主要用于NFC天线。 我们想使用PN5180,并希望尽快投入使用。 Re: PNEV5180B 2.0 PN5180 Altium Schematics 你好@David-Lightbug 希望你一切都好。 非常抱歉,PN5180 设计文件暂不可用。或许您可以参考PN5180 评估板快速入门指南,其中包含一些显示相关原理图的图片。另外,请参考PN5180天线设计。 如果可能的话,我建议考虑使用PN5190 | NFC 前端进行支付。以下是与PNEV5190BP相关的设计文件: -模块板 底板 问候, 爱德华多。 Re: PNEV5180B 2.0 PN5180 Altium Schematics 您好, 浏览 Altium 原理图,它们似乎都是 BGA 封装/ 你有 PNEV5190M(BGA 封装电路图)和 PNEV5190BP,也是 BGA。 我找到了评估板手册 PNEV5180B,其中显示了 QFN 封装,但没有显示 Altium 文件。 你能帮忙吗? Re: PNEV5180B 2.0 PN5180 Altium Schematics 您好, 感谢您的快速回复。 我将改用PN5190。 该代码是否与 PN5180 兼容/类似?我这样问是因为我注意到有 PN5180 的 Arduino 库,但没有 PN5180 的。 你们有图书馆吗?我们只想尽快启动并开始使用该产品。板设计很可能在两周内完成并制作完成。 谢谢! Re: PNEV5180B 2.0 PN5180 Altium Schematics 您好, 我们提供适用于 PN5190 的NFC读取器库。该库是为 NXP 产品组合中的一些主机 MCU 设计的,例如 LPC1769 和 Kinetis K82;将功能移植到第三方平台不在我们的支持范围内,必须完全由客户完成。您可以参考以下文章,并将其作为移植工作的参考: -将 NFC 阅读器库与 LPC55S69 结合使用 - NFC读取器库移植 FRDM_K64F -将 NFC 阅读器库移植到 i.MX RT1050 - NXP 社区 PN5190 的可用设计文件基于我们的开发板 ( PNEV5190BP ),该开发板嵌入了 BGA 封装。VFLGA40 封装也有一个参考设计:模块板 PN5190 HVQFN 设计文件;但是,该文件的目的是说明此特定封装所需的连接。 问候, 爱德华多。
View full article
PNEV5180B 2.0 PN5180 Altium Schematics Are the PNEV5180B 2.0 PN5180 schematics available in ALtium format ? ALso PCB would be useful , mainly for the NFC antenna. We want to use the PN5180 and want to get  up and working asap Re: PNEV5180B 2.0 PN5180 Altium Schematics Hello @David-Lightbug Hope you are doing well. Please accept my apologies, PN5180 design files are not available. Perhaps you could refer to the PN5180 Evaluation board quick start guide, which includes some pictures showing the relevant schematics. Also, please refer to the PN5180 Antenna design. If possible, I will recommend considering PN5190 | NFC Frontend for payment. Following design files related to PNEV5190BP are available: - Module board - Base board Regards, Eduardo. Re: PNEV5180B 2.0 PN5180 Altium Schematics Hi, Going through the altium schematics , they all appear to be the BGA package/  You have the PNEV5190M  (BGA packagein cct diagram) and   PNEV5190BP also BGA. I have found the evaluation board manual, PNEV5180B that shows the QFN package but not the altium files. Can you help. Re: PNEV5180B 2.0 PN5180 Altium Schematics Hi, We offer a NFC Reader Library for PN5190. This library is designed for some Host MCUs from NXP's portfolio, such as LPC1769 and Kinetis K82; porting the functionality to a third-party platform is out of our support and must be done entirely by the customers. You can refer to the following articles and use them as a reference for the porting: - Using NFC Reader Library with LPC55S69 - NFC Reader Library Porting FRDM_K64F - NFC Reader Library Porting to i.MX RT1050 - NXP Community The available design files for PN5190 are based on our Development Board (PNEV5190BP), which embeds the BGA package. There is also a reference design for the VFLGA40 package: Module board PN5190 HVQFN design files; however, the purpose of this file is to illustrate the required connections for this specific package. Regards, Eduardo. Re: PNEV5180B 2.0 PN5180 Altium Schematics Hi, Thanks for your quick reply. I will change to use the PN5190. Are the code compatible/ similar to the PN5180 , the reason I am asking is that I have noticed there are Arduino libraries  for the PN5180 but not the PN5180. DO you have libraires - we just want to get up and going quickly with the product.  The board design is likely to be ready and made in less than two weeks. Thanks
View full article
S32 Design Studio for ARM v2.2 License Expired Hello, The license for S32 Design Studio for ARM v2.2 has expired. Please help extend the expired license: 9D36-2407-A13E-C846. flower_wee_0-1784000004900.png Re: S32 Design Studio for ARM v2.2 License Expired Hi,  your S32DS license has been extended. 
View full article
建议用SOM模块替换AM3354 专家您好!   是否有推荐的SOM模块可以替代TI AM3354,并具备以下功能?模块TP:40~44美元   需要特色人才: 以太网 SGMII/RGMII SPI 24位液晶控制器 8GB eMMC 内存 512MB   请推荐一款价格接近目标价位的产品。   此致敬礼,KPK     Re: SOM module recommendation to replace AM3354 TechNexion和Variscite都为亚太地区的客户提供服务。对于新加坡而言,由于 TechNexion 的总部位于台湾,因此可以提供更便捷的区域支持。我建议联系 TechNexion([email protected])和 Variscite([email protected])。直接讨论新加坡分销覆盖范围、本地支持资源、库存政策和设计中标支持。 Re: SOM module recommendation to replace AM3354 嗨,一平,我也在研究Variscite DART-6UL或TechNexian PICO-IMX6ULL。 不确定他们在亚太地区是否有本地支持?您有任何联系方式可以分享吗? Re: SOM module recommendation to replace AM3354 1. NXP i.MX93 SOM(最佳长期选择) i.MX93 支持: 24 位并行 RGB 显示屏 eMMC 5.1 多个SPI接口 千兆以太网,带TSN 优点 当前一代微处理器 NXP 长期发展路线图 功耗低于 AM335x Linux 支持已持续多年 缺点 原生 SGMII 不像 Layerscape/i.MX95 那样直接可用 一旦包含 512MB DDR + 8GB eMMC,SOM 的价格通常会超过 45 美元。 预期SOM价格 根据体积大小,价格约为45至60美元。 2. NXP i.MX6ULL SOM(最优价格匹配) i.MX6ULL 提供: 24 位并行 RGB LCD 接口,最高支持 WXGA 分辨率 eMMC 支持 SPI端口 512MB DDR内存条现货供应 典型的SOM配置已经存在,包括: 512MB DDR3 8 GB eMMC 双以太网 优点 AM3354 的最接近价格 成熟的 Linux 电路板支持包。 大型土壤有机质生态系统 轻松从 AM335x 型设计迁移 缺点 没有原生 SGMII 大多数模块的以太网接口仅限于快速以太网 (10/100)。 预期SOM价格 生产量为 25-40 美元   对于原生SGMII ,您通常会迁移到: i.MX94x / i.MX95 系列 Layerscape LS1028A/LS1043A 这些通常会将SOM的价格推高到44美元以上。
View full article