2394854_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2394854_zh-CN

2394854_zh-CN

PNEV5180B 2.0 PN5180 Altium 原理图

PNEV5180B 2.0 PN5180 原理图是否有 ALtium 格式?

此外,PCB板也很有用,主要用于NFC天线。


我们想使用PN5180,并希望尽快投入使用。

Re: PNEV5180B 2.0 PN5180 Altium Schematics

你好@David-Lightbug

希望你一切都好。

非常抱歉,PN5180 设计文件暂不可用。或许您可以参考PN5180 评估板快速入门指南,其中包含一些显示相关原理图的图片。另外,请参考PN5180天线设计

如果可能的话,我建议考虑使用PN5190 | NFC 前端进行支付。以下是与PNEV5190BP相关的设计文件:

-模块板
底板

问候,
爱德华多。

Re: PNEV5180B 2.0 PN5180 Altium Schematics

您好,



浏览 Altium 原理图,它们似乎都是 BGA 封装/ 你有 PNEV5190M(BGA 封装电路图)和 PNEV5190BP,也是 BGA。

我找到了评估板手册 PNEV5180B,其中显示了 QFN 封装,但没有显示 Altium 文件。


你能帮忙吗?

Re: PNEV5180B 2.0 PN5180 Altium Schematics

您好,


感谢您的快速回复。

我将改用PN5190。

该代码是否与 PN5180 兼容/类似?我这样问是因为我注意到有 PN5180 的 Arduino 库,但没有 PN5180 的。


你们有图书馆吗?我们只想尽快启动并开始使用该产品。板设计很可能在两周内完成并制作完成。

谢谢!

Re: PNEV5180B 2.0 PN5180 Altium Schematics

您好,

我们提供适用于 PN5190 的NFC读取器库。该库是为 NXP 产品组合中的一些主机 MCU 设计的,例如 LPC1769 和 Kinetis K82;将功能移植到第三方平台不在我们的支持范围内,必须完全由客户完成。您可以参考以下文章,并将其作为移植工作的参考:

-将 NFC 阅读器库与 LPC55S69 结合使用

- NFC读取器库移植 FRDM_K64F

-将 NFC 阅读器库移植到 i.MX RT1050 - NXP 社区

PN5190 的可用设计文件基于我们的开发板 ( PNEV5190BP ),该开发板嵌入了 BGA 封装。VFLGA40 封装也有一个参考设计:模块板 PN5190 HVQFN 设计文件;但是,该文件的目的是说明此特定封装所需的连接。

问候,
爱德华多。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
2 週間前
更新者: