Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
PN5190B2HN/C131Y 芯片FW版本 PN5190B2HN/C131Y,手册写了内置FW3.2。但是官方FW只更新到FW3.08,这两个有什么区别吗 想了解下FW 3.07版本及以上的导入的时间 Re: PN5190B2HN/C131Y 芯片FW版本 已初始化固件版本 3.2,支持加密固件下载。 有关FW3.07的版本历史记录,请参考以下链接: RN00066:PN5190 B2 固件版本 v03.08 | 恩智浦半导体
View full article
PN5190B2HN/C131Yチップのファームウェアバージョン PN5190B2HN/C131Yのマニュアルには、ファイアウォール3.2が内蔵されていると記載されています。しかし、公式のファイアウォールは3.08にしかアップデートされていません。この2つの違いは何でしょうか? ファームウェアバージョン3.07以降のインポート時間を知りたいです。 Re: PN5190B2HN/C131Y 芯片FW版本 FW 3.2で初期化され、暗号化されたファームウェアダウンロードをサポートします。 FW3.07のバージョン履歴については、以下のリンクを参照してください。 RN00066:PN5190 B2 ファームウェアリリース v03.08 |NXP Semiconductors
View full article
rt1180 闪存程序 您好, 我在 rt1180 上遇到了一个奇怪的问题,如果我使用 MCUXpresso 提供的默认配置在 M33 上创建一个新项目,编译并下载到 flash 中,程序运行正常,可以正确打印默认的“Hello Word”,所以一切都运行正常。 如果我在 M7 上用一个新项目做同样的事情,编译没问题,但是当我尝试调试时,结果却是这样: LinkServer RedlinkMulti 驱动程序 v24.12(2024 年 12 月 18 日 18:34:07 - crt_emu_cm_redlink 版本 869) 在 C:/Users/colombos/Documents/MCUXpressoIDE_24.12.148/workspace/MIMXRT1189_Project_m7/Debug\MIMXRT1189xxxxx.xml 中找到芯片 XML 文件 已重新连接到现有 LinkServer 进程。 ============= 脚本:RT1180_connect_M33_wake_M7_ITC.scp ============= RT1180 连接 M33 并唤醒 M7 至 ITC 脚本 DpID = 5BA02477 APID = 0x74770001 ************ 运行 BootLoader 进入串口下载器模式 ************* PC = 1001BC6A,SP = 2001FFF4 DpID = 5BA02477 APID = 0x74770001 R15 = 0x1001C086 ********** 初始化 CM33 ************ 将 0xE000E180 + 0x00000040 填充为 0xFFFFFFFF 将 0xE000E280 + 0x00000040 填充为 0xFFFFFFFF 将 0x201E0000 + 0x00020000 填充为 0x00000000 将 0x20200008 + 0x0001FFF8 填充为 0x00000000 ************* 启用 CM7 ************** ************ 准备计时器 ************* ******** 创建着陆区 ********* 将 0x303C0000 + 0x00020000 填充为 0x00000000 将 0x303E0000 + 0x00020000 填充为 0x00000000 将 0x30400000 + 0x00020000 填充为 0x00000000 将 0x30420000 + 0x00020000 填充为 0x00000000 ************* CM7 开球 ************** Resp1:0xE1D20206 Resp2:0x000000D6 TAP 0:5BA02477 AP 0:APID:74770001 ROM 表:00000002 TAP 0:5BA02477 AP 1:APID:44770002 ROM 表:80000003 TAP 0:5BA02477 核心 2:M7 APID:74770001 ROM 表:E00FD003* TAP 0:5BA02477 核心 3:M33 APID:74770001 ROM 表:E00FF003 APID = 0x74770001 ============= 脚本结束 =============================================== 探针固件:板载 MCU-LINK (r1E2) CMSIS-DAP V3.153 (NXP半导体) 序列号:OK1PG5OV03J1X VID:PID: 1FC9:0143 USB路径:0001:002a:00 在搜索到合适的内存后,使用核心 2 的内存 (30)模拟器已连接 调试接口类型 = CoreSight DP(DAP DP ID 5BA02477)通过 SWD TAP 0 DAP AP 2 上的处理器类型 = Cortex-M7(CPU ID 00000C27) 硬件断点数量 = 8 闪存补丁数量 = 0 硬件监视点数量 = 4 探针(0): 已连接&复位。DpID: 5BA02477。CPU ID:00000C27。信息: 调试协议:SWD。RTCK:已禁用。向量捕获:已禁用。 CoreSight调试ROM的内容: RBASE E00FD000: CID B105100D PID 000008E88C ROM(类型 0x1) ROM 1 E00FE000: CID B105100D PID 04000BB4C8 ROM(类型 0x1) ROM 2 E00FF000: CID B105100D PID 04000BB4C7 ROM(类型 0x1) ROM 3 E000E000: CID B105E00D PID 04000BB00C Gen SCS (类型 0x0) ROM 3 E0001000: CID B105E00D PID 04000BB002 Gen DWT (type 0x0) ROM 3 E0002000: CID B105E00D PID 04000BB00E Gen (类型 0x0) ROM 3 E0000000: CID B105E00D PID 04000BB001 Gen ITM (type 0x0) ROM 2 E0041000:CID B105900D PID 04001BB975 CSt ARM ETMv4.0 类型 0x13 跟踪源 - 内核 ROM 2 E0042000: CID B105900D PID 04004BB906 CSt 类型 0x14 调试控制 - 触发信号,例如电休克疗法 ROM 1 E0043000:CID B105900D PID 04001BB908 CSt CSTF 类型 0x12 跟踪链路 - 跟踪漏斗/路由器 CM7 修订版 7.0 DTCM:512KB ITCM:512KB LoUU:等级 2:LoC:等级 2 一级缓存类型:指令+数据 ICache 32K:WT:是 WB:是 RA:是 WA:是 集数:512 关联数:2 行大小:8 DCache 32K:WT:是 WB:是 RA:是 WA:是 集数:256 关联数:4 行大小:8 NXP:MIMXRT1189xxxxx 使用 SFDP JEDEC ID MIMXRT1180_SFDP_FlexSPI1_A_QSPI.cfx 检查了 SPI 接口的 v.2 外部闪存设备。 图像'iMXRT1180_SFDP_FlexSPI1_A_QSPI 2024年12月18日 17:30:53' 打开闪存驱动程序 MIMXRT1180_SFDP_FlexSPI1_A_QSPI.cfx 发送 VECTRESET 以运行闪存驱动程序 驱动程序启动超时后(302 次 5 毫秒重试) 司机地址 起始时间:20000000 条目:2000009D 结束:2000075C 堆栈:20002760 邮箱:2000A760 驾驶员登记州 R0: 00000000 R1:00000000 R2:00000000 R3:00000000 R4:2000A760 R5:00000000 R6:00000000 R7:00000000 R8:00000000 R9:00000000 R10:00000000 R11:00000000 R12:00000000 SP:20002740 LR:FFFFFFF9(主线程异常) PC:E7FEE7FE xPSR:40000003 MSP:20002740 PSP:20002760 CFBP:00000001(CONTROL=0x0,FAULTMASK=0x0,BASEPRI=0x0,PRIMASK=0x1) MSP 中的堆叠异常信息 2000275C:xPSR:41000000 20002758:VECTPC:200000A2 20002754: LR: 2000009D 20002750: R12: 00000000 2000274C: R3: 00000000 20002748: R2: 00000000 20002744: R1: 00000000 20002740: R0: 00000000 异常登记 E000ED04:ICSR:00400803(ISRPENDING,VECTPEND=0(无),RETTOBASE,VECTACTIVE=3(硬故障)) E000ED08:VTOR:00000000 TBLBASE=0(编码),TBLOFF=0x0 E000ED28:MMFSR:01(IACCVIOL) E000ED29:BFSR:00 E000ED2A:UFSR:0001(未定义字符串) E000ED2C:HFSR:40000000(强制) E000ED30:DFSR:00000001(已暂停) E000ED3C:AFSR:00000000 E000ED24:SHCSR:00000000 E000ED34:MMAR:00000000 E000ED38:BFAR:00000000 E000EDFC:DEMCR:01000000(TRCENA) VECTPC 指令接近 41000000 40FFFFFC:(无法读取 - Nn(05)。DAP接入中的线路ACK故障) 40FFFFFE:(无法辨认) Flash Driver V.2 启动失败 - rc Ef(34): 初始化闪存超时。 芯片初始化失败 - Ef(34): 闪存初始化超时。 初始化闪存驱动程序 MIMXRT1180_SFDP_FlexSPI1_A_QSPI.cfx 失败 请帮我解决这个问题。 我使用的是 MCUXpresso 24.12 build 148 和 SDK 24.12.00,然后我尝试将 MCU-Link 更新到 3.153 版本。 演示板是: SCH-5077 REV C3 700-5077 REV C1(用笔尖签名) 西蒙娜 Re: rt1180 program on flash 我认为这仍然是一个非常合理的问题。该产品已不再处于预生产阶段,但问题依然存在。我们应该如何配置设备以从外部闪存执行 M7 核心代码? Re: rt1180 program on flash 你好,希望你一切都好。 RT1180目前处于预生产阶段,请联系您的恩智浦代表了解更多详细信息。 此致, 奥马尔 Re: rt1180 program on flash 如果需要,这些项目
View full article
rt1180 program on flash Hi, i've a weird problem on rt1180, if i make a new project on M33 with default config proposed by MCUXpresso, compile and download into flash the program works with no problem, print the default "Hello Word" correcty so all things are done with no problem. If i do the same thing with a new project on M7 compile correcltly but when i try do debug this is the result: LinkServer RedlinkMulti Driver v24.12 (Dec 18 2024 18:34:07 - crt_emu_cm_redlink build 869) Found chip XML file in C:/Users/colombos/Documents/MCUXpressoIDE_24.12.148/workspace/MIMXRT1189_Project_m7/Debug\MIMXRT1189xxxxx.xml Reconnected to existing LinkServer process. ============= SCRIPT: RT1180_connect_M33_wake_M7_ITC.scp ============= RT1180 Connect M33 and Wake M7 to ITC Script DpID = 5BA02477 APID = 0x74770001 ************ runBootLoader to enter serial downloader mode ************* PC = 1001BC6A, SP = 2001FFF4 DpID = 5BA02477 APID = 0x74770001 R15 = 0x1001C086 ********** Initialize CM33 ************ Filling 0xE000E180 + 0x00000040 with 0xFFFFFFFF Filling 0xE000E280 + 0x00000040 with 0xFFFFFFFF Filling 0x201E0000 + 0x00020000 with 0x00000000 Filling 0x20200008 + 0x0001FFF8 with 0x00000000 ************* Enable CM7 ************** ************ Prepare Clock ************* ******** Creating Landing Zone ********* Filling 0x303C0000 + 0x00020000 with 0x00000000 Filling 0x303E0000 + 0x00020000 with 0x00000000 Filling 0x30400000 + 0x00020000 with 0x00000000 Filling 0x30420000 + 0x00020000 with 0x00000000 ************* Kickoff CM7 ************** Resp1 : 0xE1D20206 Resp2 : 0x000000D6 TAP 0: 5BA02477 AP 0: APID: 74770001 ROM Table: 00000002 TAP 0: 5BA02477 AP 1: APID: 44770002 ROM Table: 80000003 TAP 0: 5BA02477 Core 2: M7 APID: 74770001 ROM Table: E00FD003* TAP 0: 5BA02477 Core 3: M33 APID: 74770001 ROM Table: E00FF003 APID = 0x74770001 ============= END SCRIPT ============================================= Probe Firmware: MCU-LINK on-board (r1E2) CMSIS-DAP V3.153 (NXP Semiconductors) Serial Number: OK1PG5OV03J1X VID:PID: 1FC9:0143 USB Path: 0001:002a:00 Using memory from core 2 after searching for a good core ( 30) Emulator Connected debug interface type = CoreSight DP (DAP DP ID 5BA02477) over SWD TAP 0 processor type = Cortex-M7 (CPU ID 00000C27) on DAP AP 2 number of h/w breakpoints = 8 number of flash patches = 0 number of h/w watchpoints = 4 Probe(0): Connected&Reset. DpID: 5BA02477. CpuID: 00000C27. Info: Debug protocol: SWD. RTCK: Disabled. Vector catch: Disabled. Content of CoreSight Debug ROM(s): RBASE E00FD000: CID B105100D PID 000008E88C ROM (type 0x1) ROM 1 E00FE000: CID B105100D PID 04000BB4C8 ROM (type 0x1) ROM 2 E00FF000: CID B105100D PID 04000BB4C7 ROM (type 0x1) ROM 3 E000E000: CID B105E00D PID 04000BB00C Gen SCS (type 0x0) ROM 3 E0001000: CID B105E00D PID 04000BB002 Gen DWT (type 0x0) ROM 3 E0002000: CID B105E00D PID 04000BB00E Gen (type 0x0) ROM 3 E0000000: CID B105E00D PID 04000BB001 Gen ITM (type 0x0) ROM 2 E0041000: CID B105900D PID 04001BB975 CSt ARM ETMv4.0 type 0x13 Trace Source - Core ROM 2 E0042000: CID B105900D PID 04004BB906 CSt type 0x14 Debug Control - Trigger, e.g. ECT ROM 1 E0043000: CID B105900D PID 04001BB908 CSt CSTF type 0x12 Trace Link - Trace funnel/router CM7 Rev. 7.0 DTCM: 512KB ITCM: 512KB LoUU: Level 2: LoC: Level 2 Level 1 Cache Type: Instruction+Data ICache 32K: WT: Y WB: Y RA: Y WA: Y NumSets: 512 Assoc: 2 LineSize: 8 DCache 32K: WT: Y WB: Y RA: Y WA: Y NumSets: 256 Assoc: 4 LineSize: 8 NXP: MIMXRT1189xxxxx Inspected v.2 External Flash Device on SPI using SFDP JEDEC ID MIMXRT1180_SFDP_FlexSPI1_A_QSPI.cfx Image 'iMXRT1180_SFDP_FlexSPI1_A_QSPI Dec 18 2024 17:30:53' Opening flash driver MIMXRT1180_SFDP_FlexSPI1_A_QSPI.cfx Sending VECTRESET to run flash driver AFTER driver startup timeout (302 5ms retries) Driver Addresses Start: 20000000 Entry: 2000009D End: 2000075C Stack: 20002760 Mailbox:2000A760 Driver Register State R0: 00000000 R1: 00000000 R2: 00000000 R3: 00000000 R4: 2000A760 R5: 00000000 R6: 00000000 R7: 00000000 R8: 00000000 R9: 00000000 R10: 00000000 R11: 00000000 R12: 00000000 SP: 20002740 LR: FFFFFFF9 (exception from main thread) PC: E7FEE7FE xPSR: 40000003 MSP: 20002740 PSP: 20002760 CFBP: 00000001 (CONTROL=0x0, FAULTMASK=0x0, BASEPRI=0x0, PRIMASK=0x1) Stacked Exception information at MSP 2000275C: xPSR: 41000000 20002758: VECTPC: 200000A2 20002754: LR: 2000009D 20002750: R12: 00000000 2000274C: R3: 00000000 20002748: R2: 00000000 20002744: R1: 00000000 20002740: R0: 00000000 Exception registers E000ED04: ICSR: 00400803 (ISRPENDING, VECTPEND=0(none), RETTOBASE, VECTACTIVE=3(hard fault)) E000ED08: VTOR: 00000000 TBLBASE=0(INCODE), TBLOFF=0x0 E000ED28: MMFSR: 01 (IACCVIOL) E000ED29: BFSR: 00 E000ED2A: UFSR: 0001 (UNDEFINSTR) E000ED2C: HFSR: 40000000 (FORCED) E000ED30: DFSR: 00000001 (HALTED) E000ED3C: AFSR: 00000000 E000ED24: SHCSR: 00000000 E000ED34: MMAR: 00000000 E000ED38: BFAR: 00000000 E000EDFC: DEMCR: 01000000 (TRCENA) VECTPC instructions near 41000000 40FFFFFC: (can't read - Nn(05). Wire ACK Fault in DAP access) 40FFFFFE: (can't read) Flash Driver V.2 startup failed - rc Ef(34): Timed-out initializing flash. chip initialization failed - Ef(34): Timed-out initializing flash. failed to initialize flash driver MIMXRT1180_SFDP_FlexSPI1_A_QSPI.cfx please help me to fix this issue. i'm using MCUXpresso 24.12 build 148 and SDK 24.12.00 then i've just tried to update MCU-Link to version 3.153 the demoboard is: SCH-5077 REV C3 700-5077 REV C1(is signed with a point with pen) Simone Re: rt1180 program on flash I think this is still a very valid question. The product is not in pre-production anymore, but the issue still remains. How should we configure the device to execute M7 core code from external flash. Re: rt1180 program on flash Hello, I hope you are well.  RT1180 is a product in pre-production, please contact your NXP representative for more detailed information.  Best regards, Omar Re: rt1180 program on flash if needed the projects
View full article
DDR Configuration and Testing on FRDM i.MX 95 Hello NXP Community, I am a beginner using Config Tools for i.MX 26.09 on Ubuntu with the FRDM i.MX 95 board. I need guidance on how to configure LPDDR4X, select the correct DDR preset, and run DDR tests. In the DDR Test window, the test remains in the Queued state, and I am unsure how to configure the serial connection or USB HID option. Could someone explain the correct step-by-step procedure, including prerequisites, running DDR tests, and integrating the generated configuration into the boot firmware? I have attached a screenshot for reference. Any official documentation or beginner-friendly tutorials would be appreciated. Thank you! Re: DDR Configuration and Testing on FRDM i.MX 95 ERR051301: DDRC: Memory controller Performance Degraded During Write Traffic Description During processing of certain write transactions, the write performance is degraded. Workaround To prevent the write performance degradation, set bit 7 (value of 0x80) to register offset 0xf04 within the DDRC register space. Note: The "*_timing.c" file generated by DDR tool implements the workaround FYI for AN15053 DDR Quick Boot on i.Mx9 and AN14606 Running multiboards setups with config tools for i.mx DDR tool Do you use customer board or official evaluation kit? Can this error happend at low clock freq? Re: DDR Configuration and Testing on FRDM i.MX 95 Hi @deepak_k  Currently, the DDR Config Tool is not supported in an Ubuntu environment; therefore, please ensure that you run the Config Tool on Windows OS. For detailed usage instructions, Please refer to the User Guide for the Config Tool in the attachment. B.R
View full article
S32K344を使用してASM330LHH IMUデータをW25Q64JV外部フラッシュに記録する HIチーム 私はASM330LHH IMUセンサをS32K344 MCUとインターフェースし、取得したセンサデータ(例えば加速度センサやジャイロスコープの測定値)をS32 Design Studio(S32DS)3.6.8を使ってW25Q64JVSSIQ外部QSPIフラッシュメモリに保存する実装に取り組んでいます。 現在、IMUデータ取得と外部フラッシュストレージ機構の統合において課題に直面しています。 以下のトピックについてアドバイスをいただけるとありがたいです。 1. QSPIを通じた外部フラッシュ(W25Q64JV)イネーブルメント S32K344で QuadSPI(QSPI)ペリフェラル をW25Q64JV外部フラッシュとインターフェースするために設定する際の推奨手順は何ですか? すでに QSPI RTDドライバと設定モジュールはS32DS 3.6.8で使うはずです 初期化後にQSPI通信をどのように検証できますか? JEDEC IDを読み取り、外部フラッシュメモリが正しく検出されていることを確認するための推奨手順は何ですか? 2. ASM330LHHセンサーデータの外部フラッシュストレージとの統合 ASM330LHHセンサードライバーとW25Q64JVフラッシュドライバーを統合するための推奨ソフトウェアアーキテクチャは何ですか? 以下の手順に従うべきでしょうか? IMUセンサーを初期化してください。 加速度センサ/ジャイロスコープのデータを取得。 センサーサンプルをRAMにバッファリングしてください。 バッファリングされたデータを外部フラッシュメモリに書き込みます。 ページに合わせたFlash書き込み、セクター消去マネジメント、循環ログメカニズムの実装に関するベストプラクティスはありますか? タイムスタンプやセンサ記録は効率的なデータ取得を支援するためにどのように整理すべきでしょうか? 3. 保存データの検証と妥当性確認 外部フラッシュに保存されたIMUデータが元々取得したセンサーデータと一致していることを確認するための推奨される方法は何でしょうか? ページプログラムの各操作後に、読み戻し検証を実行する必要があるでしょうか? データの完全性を確保するために一般的に用いられる検証方法は以下の通りです: フラッシュメモリの読み書き検証 チェックサムまたはCRC検証 メモリダンプ分析 UART/CAN 診断ログ記録 保存された加速度センサやジャイロスコープのデータをリアルタイムセンサの読み取り値と比較して正確性を確認するにはどうすればよいのでしょうか?   Re: Logging ASM330LHH IMU Data to W25Q64JV External Flash Using S32K344 こんにちは、 @sharathkumar2026 さん、 1.FRDM-A-S32K344ボード用搭載のW25Q64 Winbondメモリとの通信例として、すでにアプリケーションコードハブ「QSPIフラッシュメモリ読み書きデモ(FRDM-A-S32K344)」があります。 この例では、JEDEC IDとステータスレジスタの読み出しによるデバイス識別、連続的なセクター消去、ページ書き込み、読み戻し、データ整合性検証を行い、GPIOを経由したRGBLEDフィードバックで動作進行状況や合格/失敗状態を示します。 S32DSから直接インポートできます: 2. ASM330LHHはサードパーティ製のデバイスなので、どのコマンドを送るか、データの読み方を知るには、そのデータシートやユーザーマニュアルを探す必要があります。 FreeMASTERの例を使ってモーションセンシングを確認することをお勧めします。これはLPI2C上でFXLS8964AF加速度センサから3軸加速度データを読み取るもので、S32K312をベースにしてFreeMASTERを使用していますが、参考として使うのも有用かもしれません。 3. これはアプリケーションが必要とする堅牢性のレベルによります。読み戻し検証は通常不要です。各操作後に返されたステータスを確認し、CRCを使用して各レコードを検証するだけで十分です。 よろしくお願いします、 ジュリアン
View full article
SAFフレームワークライセンスに関する問い合わせ こんにちは、 私たちはNXP S32Kシリーズを安全に重要な鉄道製品として評価し、S32K3セーフティソフトウェアフレームワーク(SAF)を検討しています。 ライセンスに関して、以下の質問があります。 SAFシングルプロジェクトライセンスは、複数の拠点(アメリカ、インド)から同じプロジェクトに取り組む複数のエンジニアが利用できますか? 同じプロジェクト内で、同じS32K3 MCUファミリを使った複数の基板があります。SAF単一プロジェクトライセンスは、同じプロジェクトに属している限り、すべてのボードで使用できますか? Re: SAF Framework License query こんにちは、 @beherehardik さん、 このトピックは当社のオンライン技術サポートの範囲外です。 もし御社にNXP FAEが割り当てられている場合は、直接連絡してください。それ以外の場合は、お近くの代理店にお問い合わせください。 ご理解いただきありがとうございます。 よろしくお願いいたします。 ダニエル
View full article
Logging ASM330LHH IMU Data to W25Q64JV External Flash Using S32K344 HI team I am working on an implementation where the ASM330LHH IMU sensor is interfaced with the S32K344 MCU, and the acquired sensor data (for example, accelerometer and gyroscope measurements) must be stored in a W25Q64JVSSIQ external QSPI Flash memory using S32 Design Studio (S32DS) 3.6.8. Currently, I am facing challenges in integrating the IMU data acquisition with the external Flash storage mechanism. I would appreciate guidance on the following topics: 1. External Flash (W25Q64JV) Enablement Through QSPI What are the recommended steps to configure the QuadSPI (QSPI) peripheral in S32K344 for interfacing with the W25Q64JV external Flash? I have already QSPI RTD drivers and configuration modules should be used in S32DS 3.6.8 How can the QSPI communication be validated after initialization? What is the recommended procedure to read the JEDEC ID and verify that the external Flash is detected correctly? 2. Integration of ASM330LHH Sensor Data with External Flash Storage What is the recommended software architecture for integrating the ASM330LHH sensor driver with the W25Q64JV Flash driver? What sequence should be followed to: Initialize the IMU sensor. Acquire accelerometer/gyroscope data. Buffer the sensor samples in RAM. Program the buffered data into external Flash memory. Are there any best practices for implementing page-aligned Flash writes, sector erase management, and circular logging mechanisms? How should timestamps and sensor records be organized to support efficient data retrieval? 3. Verification and Validation of Stored Data What is the recommended approach to verify that the IMU data stored in external Flash matches the originally acquired sensor data? Should read-back verification be performed after every page program operation? What validation methods are commonly used to ensure data integrity, such as: Flash read/write verification Checksum or CRC validation Memory dump analysis UART/CAN diagnostic logging How can the stored accelerometer and gyroscope data be compared against real-time sensor readings to confirm correctness?   Re: Logging ASM330LHH IMU Data to W25Q64JV External Flash Using S32K344 Hello @sharathkumar2026, 1. There is an already existing example for communicating with the on-board W25Q64 Winbond memory for the FRDM-A-S32K344 board in our Application Code Hub: QSPI Flash Memory Read/Write demo for FRDM-A-S32K344.  The example performs a device identification via JEDEC ID and status register readout, a continuous sector erase, page write, read-back, and data integrity verification, with RGB LED feedback via GPIO to indicate operation progress and pass/fail status. You can import it directly through S32DS:  2. The ASM330LHH is a third-party device, so you must look for its datasheet, or user manual in order to know which commands to send and how to read the data. I can recommend going over the Motion Sensing using FreeMASTER example. It reads 3-axis acceleration data from an FXLS8964AF accelerometer over LPI2C: It is based on S32K312, and uses FreeMASTER, however, it may prove useful to use it as reference. 3. This depends on the level of robustness your application needs. Read-back verification is usually not needed, simply check returned status after every operation and validate each record with CRC. Best regards, Julián
View full article
FRDM i.MX 95におけるDDR構成とテスト こんにちは、NXPコミュニティの皆さん、 私はUbuntu上でFRDM i.MX 95ボードを使用してi.MX 26.09用Config Toolsを使い始めたばかりの初心者です。 LPDDR4Xの設定方法、適切なDDRプリセットの選択方法、およびDDRテストの実行方法について指導が必要です。 DDRテストウィンドウでは、テストが「キューイング中」の状態のままになっており、シリアル接続またはUSB HIDオプションの設定方法がわかりません。 前提条件、DDRテストの実施、生成された設定をブートファームウェアに統合する手順など、正しいステップバイステップの手順を誰か説明してもらえますか? 参考のためにスクリーンショットを添付しました。公式のドキュメントや初心者向けのチュートリアルがあれば教えてください。 ご回答をお待ちしています。 Re: DDR Configuration and Testing on FRDM i.MX 95 ERR051301: DDRC:メモリコントローラのパフォーマンス低下 書き込みトラフィック記述中に特定の書き込みトランザクションのプロセッシング中に書き込み性能が低下します。回避策:書き込みパフォーマンスの低下を防ぐには、ビット7(値0x80)をDDRCレジスタ空間内のレジスタオフセット0xf04に設定します。注: 「*_timing.c」DDRツールによって生成されたファイルは回避策を実装しています AN15053 i.Mx9 での DDR クイックブートと AN14606 i.mx DDR ツール用設定ツールを使用したマルチボード設定の実行に関する参考情報 顧客ボードや公式評価キットを使っていますか?このエラーは低クロック周波数でも起こり得ますか? Re: DDR Configuration and Testing on FRDM i.MX 95 こんにちは、 @deepak_k さん。 現在、DDR設定ツールはUbuntu環境ではサポートされていません。そのため、設定ツールはWindows OS上で実行してください。 詳細な使用方法については、添付ファイル内の設定ツールのユーザーガイドをご参照ください。 B.R
View full article
FRDM i.MX 95 上的 DDR 配置和测试 NXP社区的各位朋友,大家好! 我是一名新手,正在使用 Ubuntu 系统上的 i.MX 26.09 版本配置工具,搭配 FRDM i.MX 95 板。 我需要有关如何配置 LPDDR4X、选择正确的 DDR 预设以及运行 DDR 测试的指导。 在 DDR 测试窗口中,测试一直处于“已排队”状态,我不确定如何配置串行连接或 USB HID 选项。 能否请哪位解释一下正确的步骤,包括前提条件、运行 DDR 测试以及将生成的配置集成到启动固件中? 我附上了截图供您参考。任何官方文档或适合初学者的教程都将不胜感激。 谢谢! Re: DDR Configuration and Testing on FRDM i.MX 95 ERR051301: DDRC: 内存控制器性能在写入流量期间下降 描述 在处理某些写入事务期间,写入性能下降。解决方法:为防止写入性能下降,将 DDRC 寄存器空间内寄存器偏移量 0xf04 的位 7(值为 0x80)设置为 0x80。注意:"*_timing.c"DDR 工具生成的文件实现了该变通方案。 供参考:AN15053 DDR 快速启动(适用于 i.MX9 和 AN14606),以及使用 i.MX DDR 配置工具运行多板设置 你们使用的是客户提供的评测板还是官方评测工具包?这种错误会在低时钟频率下发生吗? Re: DDR Configuration and Testing on FRDM i.MX 95 嗨@deepak_k 目前,DDR 配置工具在 Ubuntu 环境下不受支持;因此,请确保在 Windows 操作系统上运行配置工具。 有关详细使用说明,请参阅附件中的配置工具用户指南。 B.R
View full article
使用 S32K344 将 ASM330LHH IMU 数据记录到 W25Q64JV 外部闪存 大家好 我正在开发一个实现方案,其中ASM330LHH IMU 传感器与S32K344 MCU连接,并且必须使用S32 Design Studio (S32DS) 3.6.8将采集到的传感器数据(例如,加速度计和陀螺仪测量值)存储在W25Q64JVSSIQ 外部 QSPI Flash 存储器中。 目前,我在将IMU数据采集与外部闪存存储机制集成方面面临挑战。 我希望就以下几个方面获得指导: 1. 通过 QSPI 启用外部闪存 (W25Q64JV) 在 S32K344 中配置QuadSPI (QSPI) 外设以与 W25Q64JV 外部 Flash 连接时,推荐的步骤是什么? 我已经有了QSPI RTD驱动程序,并且需要在S32DS 3.6.8中使用配置模块。 初始化后如何验证QSPI通信? 读取 JEDEC ID 并验证外部闪存是否被正确检测到的推荐步骤是什么? 2. 将 ASM330LHH 传感器数据与外部闪存存储集成 将ASM330LHH 传感器驱动程序与W25Q64JV Flash 驱动程序集成,推荐的软件架构是什么? 应该按照什么顺序进行: 初始化IMU传感器。 获取加速度计/陀螺仪数据。 将传感器样本缓存到内存中。 将缓存的数据编程到外部闪存中。 对于实现页对齐闪存写入、扇区擦除管理和循环日志记录机制,有哪些最佳实践? 应如何组织时间戳和传感器记录以支持高效的数据检索? 3. 存储数据的验证和确认 验证存储在外部闪存中的 IMU 数据与原始采集的传感器数据是否匹配的推荐方法是什么? 每次页面程序操作后是否都应该执行回读验证? 常用的数据完整性验证方法有哪些?例如: 闪存读写验证 校验和或 CRC 验证 内存转储分析 UART/CAN诊断日志记录 如何将存储的加速度计和陀螺仪数据与实时传感器读数进行比较,以确认其正确性?   Re: Logging ASM330LHH IMU Data to W25Q64JV External Flash Using S32K344 你好@sharathkumar2026 , 1.在我们的应用程序代码中心,已经有一个与 FRDM-A-S32K344 板载 W25Q64 Winbond 存储器通信的示例: FRDM-A-S32K344 的 QSPI Flash Memory Read/Write demo 。 该示例通过 JEDEC ID 和状态寄存器读取执行设备识别、连续扇区擦除、页面写入、读取和数据完整性验证,并通过 GPIO 使用 RGB LED 反馈来指示操作进度和通过/失败状态。 您可以通过S32DS直接导入: 2. ASM330LHH 是第三方设备,因此您必须查找其数据手册或用户手册,才能知道要发送哪些命令以及如何读取数据。 我建议您参考一下使用 FreeMASTER 进行运动传感的示例。它通过 LPI2C 协议读取FXLS8964AF加速度计的三轴加速度数据:该示例基于 S32K312 协议,并使用了 FreeMASTER 库,但您可以将其作为参考。 3. 这取决于您的应用程序所需的健壮性级别。通常不需要回读验证,只需在每次操作后检查返回状态并使用 CRC 验证每个记录即可。 此致, 朱利安
View full article
s32k396 Basic Secure Boot qeustion 32K396 上使用 HSE FW 0.2.50.0 FULL_MEM,当前生命周期为 CUST_DEL。 测试过程:原始运行正常,现在修改认证范围内的地址 0x00453FF0 从 0xFF 修改为 0xFE,保持 AppBL Header、认证标签和 IVT 不变,IVT bootCfgWord 为 0x00000009。板卡断电重新上电后,使用 J-Link Attach 连接,不下载镜像,并通过空 SetupTarget 禁用了连接时的 RAM/ECC 初始化。此时 PC 停在 0x2040012E,0x2040012C~0x2040012E 的指令为 WFI 和跳回 WFI 的分支,符合 JTAG Recovery 等待循环,目前未配置用户 Secure Recovery 应用。 问题:请确认该版本在 BSB 认证失败后的完整处理流程及可靠判据:为什么已经进入 JTAG Recovery 等待循环,GPR3 bit5 仍为 0,是否与该位仅表示“SBAF 引导应用核进入 Recovery”、而本次恢复路径由 HSE FW 触发有关,以及应该通过哪个状态位或错误信息明确确认失败原因是 AppBL 认证不通过? Re: s32k396 Basic Secure Boot qeustion 感谢您提供的详细测试说明。这里需要指出的是,没有配置任何用户安全恢复应用程序。 请问您能否详细说明一下在您的配置中,恢复流程是如何工作的?尤其: 如果未配置安全恢复应用程序,AppBL 身份验证失败后预期会采取什么恢复措施? 是否已明确配置并启用 JTAG 恢复功能? 观察到的 WFI 回路本身是否被认为是意外的,还是仅仅担心 GPR3[5] 仍然被清除? 请提供与 J-Link 连接后立即读取的相关恢复配置和 HSE/SBAF 状态信息。 如果没有配置用户安全恢复应用程序,则可能会出现 WFI 循环。因此,请先明确AppBL认证失败后的预期恢复流程和设备预期行为。 Re: s32k396 Basic Secure Boot qeustion 观察到这个gpr3的bit5没有置位,这是个标志位,手册里面写的恢复模式会置1,为啥没回复?具体测试为附件
View full article
AMMCLIB 1.1.44を提供してください。S32DSプラグインはRTD 7.0.0と互換性があります。 こんにちは、S32 Design StudioにAMMCLIBプラグインをインストールした際にバージョン依存の問題に直面しました。 私は同僚と同じプロジェクトに取り組んでおり、両者ともRTDバージョン7.0.0とS32DSバージョン3.6以上を使用しています。私の同僚がAMMCLIB 1.1.44をインストールしました。正常に動作しています。しかし、S32DSの拡張機能とアップデートではAMMCLIB 1.1.46しか見つかりません。 バージョン1.1.46をインストールする際、プロンプトには、以下の依存関係が不足していることを示しています。 必要な依存関係が見落とされていること: com.nxp.RTD.S32K3_S32M27X 7.0.1は見つかりませんでした。 欠けている要件: com.nxp.AMMCLIB.S32K3xx.root.feature.feature.group 1.1.46.202609081018 は必要です com.nxp.RTD.S32K3_S32M27X.feature.feature.group [7.0.1,99.99.99) チームの開発環境の一貫性を維持するため、RTD 7.0.0 を引き続き使用したいと考えています。+ AMMCLIB 1.1.44、RTDプラグイン方法を通じてそれらを統合します。 以下の点を確認するのをご協力ください: 1. AMMCLIB 1.1.44用のS32DSプラグインのダウンロードリンク、過去の更新サイト、またはオフラインインストールパッケージを提供していただけますか?S32K3xx用ですか? 2. このプラグインは、具体的にどのS32DSバージョンとアップデートをサポートしていますか?RTD 7.0.0と互換性がありますか? 3.もし旧バージョンの公式ダウンロードがもう入手できない場合、同僚のすでにインストールされている1.1.44からプラグインを入手・インストールするサポート方法はありますか?環境? 必要なのはS32DSプラグイン/更新サイトインストールパッケージで、S32設定ツールを使ってAMMCLIBコンポーネントを追加しコードを生成することです。 添付ファイルは、インストール失敗を示すエラーメッセージのスクリーンショットです。ありがとう! Re: Please provide the AMMCLIB 1.1.44 S32DS plugin compatible with RTD 7.0.0 こんにちは、 @feixingren1さん S32DS拡張およびアップデートを通じて利用可能なAMMCLibパッケージは、パッケージ名からも示すようにRTDに依存しています。つまり、特定のRTDバージョンに対応して設計されており、ソフトウェア依存関係もインストールする必要があります。あなたの場合、エラーメッセージはパッケージにRTD 7.0.1が必要であることを示しています。したがって、必要なRTDバージョンとその依存関係がS32DSのインストールに存在しない限り、インストールは完了できません。 あなたが特にAMMCLib v1.1.44に興味を持っているため、S32DS Extensions and Updates を通じて入手できるバージョンをインストールする必要はありません。代わりに、 オートモーティブ Math and モータ制御 Library Set for S32K3から、希望のバージョンのスタンドアロンパッケージを直接ダウンロードできます。 統合に関しては、NXP S32K3xx、MWCT2DxxS、MWCT20xxS Devices向けオートモーティブ数学・モータ制御ライブラリセットユーザーマニュアルには、ライブラリをS32 Design Studio for S32 Platformに単独で統合する方法を説明した専用セクションがあります。 BR、VaneB
View full article
KEILとLID2634の互換性 コミュニティの皆さん、こんにちは。 LID2634ボードの購入手続きを進めております。 しかし、NXPファームウェアを書き込むには、KEIL MDK 5.36のライセンスが必要です。(私はこの分野は初心者です。) 問い合わせたところ、KEILは現在バージョン6を提供しているとのことでしたが、それ以前のバージョンで作業するには、KEILからプロフェッショナルライセンスを購入する必要があるとのことでした。 私の質問は以下の通りです。 1.KEILのプロフェッショナルライセンスは必須ですか、それともKEIL 5.36が必須ですか?そうでなければ、Essential/Communityライセンスで進めるべきでしょうか? 2. 文書にはKEIL 5.36バージョンしか記載されていなかった。購入前に、コンパイラやデバッガのオプションなど、互換性に関する他の事項も確認しておくべきでしょうか? 3. CASのサンプルコードのほとんどがPythonで書かれているようですが、これはKEILはファームウェアの書き込みにのみ使用し、残りのPythonベースのロジックはオンボードコンピュータに組み込むという意味でしょうか?NXPのMACレイヤー上で作業する予定がある場合。 4. また、ボードの設定、マルチタグやマルチアンカーの設定など、すぐに始められる設定例やgitリポジトリがあれば教えていただきたいです。 ありがとう Re: KEIL compatibility with LID2634 こんにちは、 あなたの調子が良いといいのですが。ご不便をおかけして申し訳ありませんが、この製品の情報はNDA(秘密保持契約)に基づいており、公開されていません。この情報を共有する安全なチャネルではなく、同じ理由で私もデータを持っていません。 このため、代理店ネットワークに掲載されている当社の代理店のいずれかにご連絡いただくことをお勧めします。NXP。また、この製品やIC取得の際に直接のお問い合わせがいれば、直接連絡を取ってください。 ご迷惑をおかけして申し訳ございません。 よろしくお願いいたします。 リカルド
View full article
Can_43_LLCE 1.0.9 (S32G): ビルド後のロード可能な構成はサポートされていますか、または予定されていますか? こんにちは、 「CAN_LLCEと LLCE_Af Postbuild Loadable をサポートしているのか?」についてフォローアップしています(2025年4月)NXPのサポートはCan_43_LLCEの「ポストビルドモデル」と答えました。ロード可能な問題が未解決のまま残された。CAN_LLCEとLLCE_AfはPostbuild Loadableをサポートしていますか?- NXPコミュニティ セットアップ: S32G274A、S32G_LLCE_1_0_9 (Can_43_LLCE 1.0.9、RTD AUTOSAR 4.4)。 目標:CANの設定をビルド後読み込み可能に更新し、アプリケーションイメージ全体を再フラッシュせずに実現すること。 1.0.9パッケージでは、以下の通りです: ポストビルドテーブルは絶対ポインタを持つコンスタント構造体で、アプリケーションイメージにコンパイルされます。 ビルド後のデータ用のロード可能または再配置可能なフォーマット、Sレコード出力、またはローダーは見つかりませんでした。 質問: Can_43_LLCEでは、ビルド後のロード可能な設定がサポートされていますか、または予定されていますか?はいの場合、どのバージョンで、いつからですか? もしそうでなければ、完全な再フラッシュなしでCANフィルターを更新するサポート方法は何ですか? Can_43_LLCEやLlce_Afでのポストビルドに関するアプリケーションノートはありますか? 前もって感謝します、 アイマン Re: Can_43_LLCE 1.0.9 (S32G): is post-build loadable configuration supported or planned? こんにちは、アイマンユニスさん お問い合わせいただき、また情報をお寄せいただきありがとうございます。 ご質問を拝受いたしました。確認させていただきます。 BR ジョーイ Re: Can_43_LLCE 1.0.9 (S32G): is post-build loadable configuration supported or planned? こんにちは、アイマンユニスさん お問い合わせいただきありがとうございます。 最新のLLCEマニュアルによると、現在、CAN_LLCEとLLCE_AfはPostbuild Loadableをサポートしていません。この機能を追加する具体的な計画はありません。 社内からの提案によると、お客様が新しい変更リクエストを提案したい場合、マーケティング部門に相談する必要があります。より詳細な企業情報を提供する必要があります。 現在、参考となる関連資料はございません。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。 BR ジョーイ
View full article
KW47: Is it necessary to wait for gAdvertisingStateChanged_c before calling Gap_StartAdvertising? Hello, I am implementing advertising control on the KW47. To stop advertising, I use Gap_StopAdvertising(). However, there are cases where I would like to start advertising again before receiving the gAdvertisingStateChanged_c event after issuing the stop request. In this situation, is it safe to call Gap_StartAdvertising() while the Gap_StopAdvertising() operation is still in progress? Specifically, which of the following sequences is recommended? --- Gap_StopAdvertising() ↓ Wait for gAdvertisingStateChanged_c ↓ Gap_StartAdvertising() ---- or --- Gap_StopAdvertising() ↓ Gap_StartAdvertising() --- Does the SDK handle the state transition internally, or is it necessary to wait for the gAdvertisingStateChanged_c event that indicates advertising has stopped before calling Gap_StartAdvertising()? Thank you for your support. Best regards. Protocol: Bluetooth Re: KW47: Is it necessary to wait for gAdvertisingStateChanged_c before calling Gap_StartAdvertising Hello @hyama, Could you provide a more context on the scenario where you would like to restart advertising before receiving the gAdvertisingStateChanged_c event? The recommended approach is to wait for the gAdvertisingStateChanged_c event to verify that the advertising state transition has completed successfully. While Gap_StopAdvertising() initiates the procedure, the callback confirms the result of the operation. For example, instead of receiving a gAdvertisingStateChanged_c event, the application may receive a gAdvertisingCommandFailed_c event indicating that the requested operation could not be completed. BR Habib Re: KW47: Is it necessary to wait for gAdvertisingStateChanged_c before calling Gap_StartAdvertising Thank you for the clarification. We asked this question because we expected the SDK might internally handle the stop and start requests in sequence, even if Gap_StartAdvertising() was called before receiving the gAdvertisingStateChanged_c event. Since waiting for the gAdvertisingStateChanged_c event is the recommended approach, we will modify our implementation accordingly. Thank you for your support.
View full article
S32R41:Cortex-M7ロックステップ機能の有効化と検証方法 NXPチームの皆様、こんにちは。 NXP S32R41の自動車用レーダーSoCを扱い、デバッグにはLauterbach TRACE32を使っています。 S32R41のCortex-M7コアのハードウェアロックステップ機能を有効にして検証する方法を理解したいです。 以下の質問について、教えていただけますか? ロックステップを有効にする方法: S32R41ではCortex-M7のロックステップモードはデフォルトで有効ですか?それとも設定が必要ですか?設定が必要な場合、具体的な手順は何でしょうか?ハードウェア設定、DCFレコード、起動ソフトウェア、または特定のレジスタで制御されますか? 構成レジスタ: S32R41固有のレジスタやビットフィールドは、ロックステップが有効かどうかを示しますか?レジスタ名、アドレス、ビット位置、期待値をご提供ください。 ロックステップの検証方法: Cortex-M7コアが独立モードではなく、実際にハードウェアのロックステップモードで動作していることを確認するにはどうすればよいですか?設定レジスタの確認だけで十分ですか、それとも追加のステータスレジスタが必要ですか? ロックステップエラー検出: どのレジスタがロックステップコンパレータの状態を示しますか?コンパレータが正しく動作しているか、またロックステップの不一致が検出されていないかをどうやって判断すればよいですか? TRACE32デバッグ:ロックステップ構成とステータスを検査するための推奨されるTRACE32コマンドシーケンスまたはデバッグ手順はありますか? ドキュメント: S32R41リファレンスマニュアル、セーフティマニュアル、またはロックステップの設定および検証手順を説明した他の公式文書の関連セクションを教えていただけますか? ロックステップ機能が正しく有効化されていること、そしてその動作がS32R41専用のドキュメント化された方法で検証できることを確認したいのです。 なお、私はS32R41について質問しており、S32K3ファミリについてはお願いしているので、S32R41に適用されるレジスタの定義や手順を教えていただけると助かります。 再開まで今しばらくお待ちください。 よろしくお願いいたします。 Re: S32R41: How to Enable and Verify Cortex-M7 Lockstep Functionality こんにちは、 S32R41では、Cortex-M7プロセッサがハードウェアのロックステップコアペアとして実装されています。ロックステップ操作はS32R41のハードウェア構成の一部であり、アプリケーションソフトウェア、スタートアップコード、またはS32K3スタイルのUTEST_MISC[LOCKSTEP_EN] DCFレコードによって有効化されるわけではありません。NXP S32R41の製品情報には、Cortex-M7の実装がロックステップコア構成であると明示的に記述されています。 1.ソフトウェアの有効化シーケンスは必要ありません 2. 設定はS32K3レジスタを使用して検証してはならない。 3. デバッガーの可視性は実用的なアーキテクチャ上の指標を提供する TRACE32論理的なCortex-M7プロセッサに接続されます。冗長なチェッカーコアを、独立してデバッグ可能な追加のCortex-M7として提示するわけではありません。したがって、各ロックステップペアの機能的なメンバーのみがデバッグ対象として表示されることが想定されます。 4. 同期不一致の報告 Cortex-M7のロックステップ比較ロジックで検出された不一致は、S32R41のセーフティ故障管理経路を通じて報告されます。アプリケーションは対応するFCCU故障およびその必要な反応をS32R41セーフティマニュアルに従って設定しなければなりません。 5. ロックステップを有効にするために特別なTRACE32コマンドは必要ありません。 6. 以下のS32R41関連文書を参照してください。 S32R41リファレンスマニュアル、特にCortex-M7、FCCUおよびリセット/故障管理の章; S32R41セーフティマニュアル、特にCortex-M7のロックステップ実行、ロックステップ比較、FCCU故障処理に関する安全機構; 該当するS32R41改訂版に関連するデバイス固有のFCCU故障マッピング、 サポートされたS32R41ソフトウェア/デバッグパッケージに付属していたTRACE32 S32R41の起動スクリプト。 よろしくお願いいたします。 ピーター
View full article
[S32K3] about LVD Interrupt Hello, I am trying to use the LVD interrupt feature on the S32K3 MCU. I set LVDIEEnable = true in the MCU configuration. Although 5V is currently supplied to the MCU, Power_Ip_PMC_VoltageErrorIsr() keeps being triggered continuously. I would like to ask if this is normal behavior, or if I have misconfigured something. Re: [S32K3] about LVD Interrupt Hello, @danielmartynek  A voltage of 5V is being applied to the following pins: Using a 100-pin MCU (FS32K312NHT0VPAST) VREFH: PIN 8 VDD_HV_A: PIN 10 VDD_HV_A-2: PIN 37 VDD_HV_A-3: PIN 62 VDD_HV_A-4: PIN 87 Although 5V is supplied, the LVD5AF flag register keeps being set. Are there any additional points or registers I should check? BRs, Sean Re: [S32K3] about LVD Interrupt Hi @ssean, If LVD5AF stays set after you clear it. The voltage must be lower than the specified threshold: Can you measure the voltage? Thanks, Daniel Re: [S32K3] about LVD Interrupt Can you please specif the part number? Which RTD revision do you use? Thank you, Daniel Re: [S32K3] about LVD Interrupt Hello @danielmartynek  I am currently using RTD 4.0.0 HF04. I identified a few errors in the RTD code as well as an issue in my configuration. After making the necessary adjustments, I confirmed that the interrupt is triggered properly at the LVD voltage level. Thank you for your support. BRs, Sean Sung
View full article
[S32K3] 关于 低压检测 中断 你好, 我正在尝试在 S32K3 MCU 上使用 低压检测 中断功能。 我在MCU配置中设置了LVDIEEnable = true。 虽然目前已向 MCU 提供 5V 电压,但 Power_Ip_PMC_VoltageErrorIsr() 仍然持续触发信号。 我想请问这是正常现象吗?还是我的配置出了问题? Re: [S32K3] about LVD Interrupt 你好, @danielmartynek 在以下引脚上施加 5V 电压: 使用100引脚MCU(FS32K312NHT0VPAST) VREFH:引脚 8 VDD_HV_A:引脚 10 VDD_HV_A-2:引脚 37 VDD_HV_A-3:引脚 62 VDD_HV_A-4:引脚 87 虽然提供了 5V 电压,但 LVD5AF 标志寄存器仍然被置位。 还有其他需要检查的地方或登记簿吗? BRs, 肖恩 Re: [S32K3] about LVD Interrupt 嗨@ssean , 如果清除 LVD5AF 后它仍然保持设置状态。 电压必须低于规定的阈值: 你能测量一下电压吗? 谢谢! 丹尼尔 Re: [S32K3] about LVD Interrupt 请问可以提供零件编号吗? 你使用的是哪个版本的RTD? 谢谢! 丹尼尔 Re: [S32K3] about LVD Interrupt 你好@danielmartynek 我目前使用的是 RTD 4.0.0 版本。HF04。 我发现 RTD 代码中存在一些错误,我的配置中也存在一个问题。 经过必要的调整后,我确认在低压检测电压等级下可以正确触发中断。 感谢您的支持。 BRs, 宋
View full article
KEIL compatibility with LID2634 Hello community, We are in progress of purchasing LID2634 board. But to flash the NXP firmware there is a need of KEIL MDK 5.36 license. (Am new to this). When enquired KEIL has version of 6 right now - but if I wish to work on backward versions I must buy Professional License from them. My questions are : 1. Is Professional License of KEIL is must, or KEIL 5.36 is must? Else should I go ahead with Essential/Community license? 2. Documents had mentioned only KEIL 5.36 version. Should I also ensure other things like compiler, debugger options for compatibility before purchase. 3. I see most of the CAS example samples are in python - Does that mean I will use KEIL only for flashing firmware and rest of the python based logics go inside onboard computer? If I'm planning to work on top of NXPs MAC layer. 4. I also wish to know any examples or git repo available on setting up the board, Multi Tag and Multi Anchor configured setups etc to quickly start with. Thanks Re: KEIL compatibility with LID2634 Hello, Hope you are doing well. Sorry for the inconvenience this might cause you but as the information of this product it's under NDA (Non-Disclosure Agreement) the information it's not public, this is not a secure channel to share any information of this device, and I do not have the data as well for the same reason. For this reason, I recommend you contacting one of our distributors available in the Distributor Network|NXP. Or if you have a direct contact who helped you with information about this product or getting the IC in a first place, please communicate directly with him/her. I apologize for the inconveniences this might cause you. Best Regards, Ricardo
View full article