Multi Source Translation Content

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

Multi Source Translation Content

讨论

排序依据:
IMX 8MQ Linux display not remoting when pressed the on/off button Tuna38_0-1787099918843.pngTuna38_0-1787099918843.pngTuna38_0-1787099918843.png I used the hdmi port in kit. I can press that button but the display can not off . Re: IMX 8MQ Linux display not remoting when pressed the on/off button Hello @Tuna38  Hope you are doing very well. Is it replicable in the EVK board? Please share the steps and details of BSP version. Best regards, Salas. Re: IMX 8MQ Linux display not remoting when pressed the on/off button I use the newest version of linux embedded. That images show logs when press the on/off buttton. But when pressed the button, the display is not off .
查看全文
LS1046ARDB Mbed 串口驱动程序安装 Windows 11 2026 你好, 我正在尝试按照“LS1046A 参考设计板入门指南”第 10 节“启动 LS1046ARDB ”与 LS1046ARDB 建立串行通信。 指南中关于 Mbed Windows 串口驱动程序的链接会重定向到一个包含不同代码仓库的 GitHub 页面。https://developer.mbed.org/handbook/Windows 串行配置 我似乎在入门指南链接的仓库中找不到“mbedWinSerial_16466.exe”。 我使用的是Windows 11系统。 我还尝试更新 CMSIS-DAP 固件,并在关闭存储服务的情况下连接到串行控制台,但仍然无法检测到 Mbed 串行 COM 端口。 非常感谢您的帮助! Re: LS1046ARDB Mbed Serial Driver Install Windows 11 2026 你好, Windows 无法自动识别串口。 设备管理器中将该板识别为大容量存储设备,文件资源管理器中也出现了 MBED 驱动器,但设备管理器中未识别出 mbed 串行端口。 Re: LS1046ARDB Mbed Serial Driver Install Windows 11 2026 你好, Mbed Windows 串口驱动程序已被 DAPLink 取代。 daplink.io的主要指导原则是: “如果您的计算机运行的是 Windows 10、Mac OSX 或 Linux 系统,并且使用的是 DAPLink 固件版本 0240 或更高版本,则无需安装驱动程序。” 由于客户使用的是 Windows 11,因此完全不需要安装串口驱动程序——一旦通过 USB 连接电路板,Windows 应该会自动识别串口 COM 端口。   此致
查看全文
Z248 EVB 基板:Z248 A0 EVB、MRAMは未書き込み(初回書き込み時) プローブ: S32 デバッグプローブ — OS 1.1.0/ ブートローダー 1.0.1 (最新版確認済み) ツール:S32DS 3.6.6+ S32K5 開発パッケージ 3.6.6EAR + デバッガーコア 3.6.10 SWDチェーンISが検出されました: デバイス[0]: コアタイプ=S32K5(376) デバイス[1]: コアタイプ=DAPv5(232) しかし、ccs_config_chain が失敗します (ccs_error=39): 「S32K5: 初期化シーケンスが見つかりません」(サブコアエラー 73) 「S32K5: バスエラー」(サブコアエラー 76) 検証済み OK: VTREF=3.3V、SRST_B=3.3V、デバッグモードのJ6/J9(ピン3-4)、 12V、次に48Vの電源シーケンス 試した: LS および非 LS M7 コア、JTAG 10MHz~2MHz、リセット遅延 0/500ms、 初期化スクリプト s32k5xx_attach.py / attach_first_instruction.py / generic_bareboard.py / generic_bareboard_all_cores.py 質問: 初期ブートチェーンプログラミング(HSE / IVT / DCD / BOOT マネージャ / MICROSAR)ですか? S32デバッグプローブ+S32DSを介してサポートされるBLANK Z248 A0のことですか? UM12524セクション4.7.1では、ラウターバッハ専用のフルフラッシングパネルが記載されています TRACE32、4.7.2はすでに構築済みのエルフがブートボード上にあることを前提としています。 初回フラッシュ時にTRACE32が必須である場合は、ご確認ください。 Re: Z248 EVB こんにちは、 @hjlim1 さん。 現在お手元にある製品、まだ正式に発売されていないNPI(新製品導入)についてお手伝いしています。 これらの製品の早期アクセス権を得たお客様は、現場エンジニアを割り当てていることにご注意ください。指定されたフィールドエンジニアが、この製品に関する問題や懸念、問い合わせの主要なサポートチャネルとなります。 正式リリース後、オンラインサポートチームはより幅広いサポートを展開していきます。それまでは、私たちは必要な支援を提供する体制が整っていません。 ご理解いただきありがとうございます。 よろしくお願いいたします。 パベル
查看全文
Skywell BE11 ヘッドユニット ブリックモード こんにちは、 私はハンガリー出身のアッティラ ポトンディです。 ヘッドユニットを元の状態に戻すためのご協力をお願いしたいのですが。 私はドイツで中古車を購入しましたが、スカイウェル販売店に送った手紙には何の返事もありません。 車体番号はLMELBL1P4NRC03065です。 スカイウェル BE11 NXP i.MX8QXP プロセッサ 残念ながら、どちらの国の代理店もメーカーも質問に答えてくれないので、あなたにお願いします。 ターミナル経由でいくつかのAPKファイルを削除しようとしたところ、システムがクラッシュし、ターミナル経由でパスワードの入力を求められました。 よろしくお願い申し上げます。 アッティラ Re: Skywell BE11 Head unit Brick mode こんにちは、 特にヘッドユニットが既に不安定な状態なので、この件に関しては非常に注意した方が良いでしょう。i.MX8QXPベースのシステムでは、システムのAPKを削除したり端末からファイルを変更したりすると、Androidが簡単に起動できなくなることがあります。正確なSkywellのファームウェアやビルド、そして正しい復旧手順がなければ、端末のパスワードを推測したり、さらにパッケージを削除したりするのはおすすめしません。
查看全文
What are the differences between J-Flash and MCUXpress IDE when using OTFAD? What is the difference between J-Flash and MCUXpress IDE when applying OTFAD? I am currently testing OTFAD configuration using an RT1010 EVK. I used the MCUXpress SPT program to configure OTFAD and download the firmware. I set the BOOT mode of the configured EVK to FlexSPI Boot mode. I have a question regarding JTAG access afterward. Although I did not configure any JTAG security settings, the J-Flash program connects to the target, but I cannot read or rewrite the flash memory afterwards. However, if I build the original project in MCUXpress IDE and download it using a feature like "Debug & Download?", I can download a version where OTFAD is not configured. I would like to know the difference between these two programs. Why is access not possible in J-Flash? But why is it possible in the IDE? i.MXRT Security Re: What are the differences between J-Flash and MCUXpress IDE when using OTFAD? Dear @TnseoRnr , 1. Why can't Flash be accessed in J-Flash? J-Flash relies on its own Flash algorithm and J-Link configuration. For external Flash on i.MX RT devices, the programming tool typically needs to first load a Flash driver algorithm into the on-chip RAM and execute it. This RAM-resident code is responsible for FlexSPI initialization, erase operations, and programming. If the SEGGER Flash Loader, JLinkScript, FlexSPI LUT, or FCB configuration used by the current J-Flash project does not match the device state after SPT configuration, you may encounter a situation where the debugger can connect to the core, but cannot reliably read, erase, or program the external Flash. 2. Why can Flash still be accessed from MCUXpresso IDE? The MCUXpresso IDE download and debug flow is typically more than a simple JTAG-based write to external Flash. Instead, it performs a complete target initialization and RAM-resident Flash driver procedure: Downloads a Flash driver into the internal RAM of the i.MX RT device. → Initializes the FlexSPI interface. → Buffers the application image in segments and invokes Flash erase/program APIs. Similarly, LinkServer uses a .cfx Flash driver and performs downloading through a reset → run Flash driver → program sequence. As a result, MCUXpresso IDE may be able to reinitialize the Flash and successfully perform erase/program operations, even when a J-Flash project is not properly configured for the current OTFAD or FlexSPI state. Best Regards, Shelly
查看全文
CodeWarrior License Questions We use CodeWarrior 10.6 on a legacy product and need to install it on a new P.C.  I'm unable to find an offline CodeWarrior 10.6 offline install and the online install fails (missing download site). I can find a 10.7 download.  We have permanent floating licenses for 10.6.  Will these continue to work with 10.7 or can someone point me to an offline 10.6 install? thanks Re: CodeWarrior License Questions CodeWarrior 10.6 is no longer hosted, so the online installer fails. Your 10.6 floating licenses generally remain valid for 10.7, but you’ll need to confirm with NXP support since license compatibility can vary by major version. The only way to get an offline 10.6 installer now is through NXP’s support portal or by requesting it directly from their support team, as it isn’t publicly available anymore.
查看全文
RIOP RT1189 – build and flash workflow from GitHub sources Hi, I’m currently working with the NXP RIOP evaluation board and have successfully completed the Getting Started guide and tested the pre-programmed FreeMASTER demo. My next step is to rebuild the demo from source, flash it back to the board and verify that my complete build and flash pipeline works. I checked the following documentation and sources: Getting Started: GS-REMOTE-IO-PLATFORM RIOP User Guide: UG10224 GitHub repository: nxp-appcodehub/rd-riop-demo The GitHub repository contains the two projects riop_M33LEADER_DEMO riop_M7FOLLOWER_DEMO and specifies the required SDK and tool versions, including the MIMXRT1189 SDK 25.09.00. What is still not completely clear to me is how to get from these two projects to the same bootable firmware configuration that is delivered on the board. Questions: What is the recommended way to build the M33 and M7 projects? Do I simply import and build both projects separately in MCUXpresso, or is there a required build order or dependency between them? Can I also use the VS Code Extension? How are the resulting M33 and M7 images programmed to the RIOP? Is the Secure Provisioning Tool the intended way to create and flash the complete application? Is there an existing Secure Provisioning Tool configuration or example that shows how the two images are combined, including the correct memory layout and flash addresses? How is image authentication handled for the RIOP demo? Is secure boot/signature verification enabled in the factory configuration, and is any key provisioning required when flashing a self-built version of the demo? Is there a way to determine which version of rd-riop-demo is currently programmed on the board before overwriting it? From the example code, it looks like the RT1189 Boot ROM starts the M33 application and the M33 then starts the M7 at 0x303C0000 using MCMGR. Is this the complete boot flow of the factory image, or is there an additional boot stage that is not part of the GitHub repository? Is the original factory image available somewhere so that the board can be restored to its Out-of-Box state if necessary? Is there also a command-line/headless build workflow available? In the longer term I would like to make the build reproducible and suitable for CI. The Getting Started guide explains the Out-of-Box demo well, and the GitHub repository provides the sources, but I’m currently missing the connection between the two: GitHub sources -> build M33/M7 -> create bootable image -> flash -> run the same demo Maybe I overlooked the relevant section in UG10224 or another document. Thank you! Re: RIOP RT1189 – build and flash workflow from GitHub sources Hi Shelly, thank you very much for the detailed answer! Best Regards Marco Re: RIOP RT1189 – build and flash workflow from GitHub sources Dear @Embernard , Regarding your questions, please find the responses below:   1. The RIOP demo supports both MCUXpresso IDE and VS Code + MCUXpresso for VS Code. We recommend using VS Code. After importing the riop_M7FOLLOWER_DEMO and riop_M33LEADER_DEMO projects, it is recommended to build the M7 follower project first, followed by the M33 leader project. This is because the M33 project references the riop_M7FOLLOWER_DEMO.axf.o file generated by the M7 project as the multicore slave image. 2. Only the riop_M33LEADER_DEMO.axf file needs to be programmed into Flash using the Secure Provisioning Tool (SPT). Please refer to UG10224, Section 4.1.5 "Running the Demo Application". We recommend downloading and using the latest SPT v26.06. Please note that some configuration settings differ slightly from those shown in the user guide: ShellyZhang_0-1787196235459.pngShellyZhang_0-1787196235459.pngShellyZhang_0-1787196235459.pngShellyZhang_0-1787196235459.png 3. Please refer to UG10224 to create your own RIOP SPT workspace. On the SPT side, its main role is to generate a bootable RT1189 application image and program it into the device. 4. During development, we recommend using an unsigned/open configuration for functional validation and do not recommend programming eFuses or keys. Programming fuses is an irreversible operation and should only be performed as part of a production security process after proper validation, such as through shadow registers. Whether to enable secure boot, image signing, or encryption should ultimately be determined by your production security requirements and SPT configuration. 5. If the current firmware does not expose version information through FreeMASTER variables, UART output, or version strings, it is not possible to reliably determine which version of the rd-riop-demo is currently running on the board. We recommend backing up the Flash content before overwriting it, or adding version information to your custom firmware. 6. The startup model implemented in the current project is that the RT1189 first boots the CM33 (M33 leader), and then the M33 starts the M7 follower through the Multicore/MCMGR framework. No additional boot stage is required. 7. If recovery is required, the most reliable method is to read back and save the existing Flash image before reprogramming. If no backup is available, the only option is to rebuild and reprogram the rd-riop-demo, which will restore the system to a functionally equivalent state. 8. Command-line workflows are supported. SPT internally invokes command-line tools such as OpenSSL and SPSDK to generate keys and build/write images. For more information, please refer to the following documentation:  Secure Provisioning Tool - Command Line Operations As for how the two images are linked together, the key flow is as follows: 1.The demo is structured as two linked multicore projects The RIOP demo repository contains two project directories: riop_M33LEADER_DEMO/ riop_M7FOLLOWER_DEMO/ . In the MCUXpresso multicore project model, the primary/leader project links to the secondary/follower project. When the primary project is built, the secondary project is built first, and the secondary output image is included/embedded into the primary image. 2.The M33 project is configured as the multicore master, and the M7 project as the slave In riop_M33LEADER_DEMO/.cproject , the project defines __MULTICORE_MASTER and __MULTICORE_MASTER_SLAVE_M7SLAVE . Its multicore master configuration points to: ${workspace_loc:/riop_M7FOLLOWER_DEMO/Debug/riop_M7FOLLOWER_DEMO.axf.o} . This means riop_M7FOLLOWER_DEMO.axf is first processed into .axf.o , and that object is then linked into the M33 leader image as a “Slave Object.” The M7 project is configured as M7SLAVE / __MULTICORE_M7SLAVE , using the CM7 ITCM/DTCM memory regions. 3.The actual merge happens mainly during the link/post-build stage The MCUXpresso multicore flow processes the secondary-core image, including shifting secondary-core sections before linking them into the complete multicore image. Therefore, the final riop_M33LEADER_DEMO.axf is essentially the M33 leader ELF plus embedded M7 follower image data/sections , not a simple binary concatenation of two standalone AXF files. 4.At runtime, M33 starts M7 In riop_M33LEADER.c , the M7 boot address is defined as: CORE1_BOOT_ADDRESS = 0x303C0000 , and CORE1_KICKOFF_ADDRESS = 0x0 . In SystemInitHook() , the code calls Prepare_CM7(CORE1_KICKOFF_ADDRESS) , and later in main() it calls MCMGR_StartCore(kMCMGR_Core1, CORE1_BOOT_ADDRESS, ...) to start the secondary core. So although the M7 image is embedded into the M33 leader AXF, M7 execution is still explicitly kicked off by M33 at runtime. 5.The bootable image still needs SPT processing For RT1180, the documentation states that the device can boot only from CM33. The Secure Provisioning Tool is used to generate a bootable image with a boot header from the raw application image, and MCUXpresso output types include .axf . So the usual flow is: riop_M7FOLLOWER_DEMO.axf → processed into riop_M7FOLLOWER_DEMO.axf.o → linked into riop_M33LEADER_DEMO.axf → SPT uses the M33 leader AXF to generate the bootable flash image. Best Regards, Shelly Re: RIOP RT1189 – build and flash workflow from GitHub sources Hi Shelly, here a follow up: The RIOP repository does not contain riop_M7FOLLOWER_DEMO/scripts/image_hash_tool.py, while the original project conditionally invokes it. Is the missing helper intentional for the RIOP multicore demo? If so, could the VS Code project converter preserve the original “skip if absent” behavior on Windows rather than generating a failing cmd.exe command? If it is not intentional, where is the intended image_hash_tool.py supplied and is it required before processing the M33 image with SPT? Best Regards Marco Re: RIOP RT1189 – build and flash workflow from GitHub sources Dear @Embernard , The image_hash_tool.py script is located under: riop_M33LEADER_DEMO\scripts\ It is used during the post-build stage to calculate the hash value of the firmware ELF image and write the generated hash back into a reserved section/offset within the ELF file. This allows the boot code or security mechanisms to verify the integrity of the firmware image at runtime. Since the M7 core is not the primary boot core in this design, this post-processing step is generally not required for the M7 image. If you encounter warnings related to the missing image_hash_tool.py, please ignore them and continue the build process. Best Regards, Shelly
查看全文
Skywell BE11 Head unit Brick mode Hello, I am Attila Potondi from Hungary. I would like to ask for your help in restoring the head unit to its original state. I bought the car used in Germany, but I have not received any response to my letters to the Skywell dealership. The VIN number is: LMELBL1P4NRC03065 Skywell BE11 NXP i.MX8QXP proc. Unfortunately, neither the distributor in either country nor the manufacturer answers the questions, so I am turning to you. I would like to delete some APKs via terminal, which crashed the system and asked for a password via the terminal. Thank you Attila Re: Skywell BE11 Head unit Brick mode Hello, I’d be very careful with this, especially since the head unit is already unstable. On an i.MX8QXP-based system, deleting system APKs or changing files from the terminal can easily leave Android unable to boot. Without the exact Skywell firmware/build and the correct recovery procedure, I wouldn’t recommend guessing the terminal password or removing more packages.
查看全文
CodeWarriorのライセンスに関する質問 私たちはレガシー製品でCodeWarrior 10.6を使っており、新しいPCにインストールする必要があります。CodeWarrior 10.6のオフラインインストールファイルが見つからず、オンラインインストールも失敗します(ダウンロードサイトが見つかりません)。 10.7のダウンロードは見つかります。弊社は10.6用の永続的なフローティングライセンスを保有しています。これらは10.7でも動作し続けるのでしょうか?それともオフラインの10.6インストールを教えてもらえますか? よろしくお願いします。 Re: CodeWarrior License Questions CodeWarrior 10.6はもうホストされていないため、オンラインインストーラーは失敗します。10.6のフローティングライセンスは通常10.7でも有効ですが、ライセンス互換性はメジャーバージョンによって異なるため、NXPのサポートに確認する必要があります。現在、オフラインの10.6インストーラーを入手する唯一の方法は、NXPのサポートポータルか、サポートチームに直接依頼することです。現在は公開されていません。
查看全文
S32K146 SRAM ECC auto-correcting on SRAM read? I am using S32K146. On cold start I write the 32-bit value 0 to all SRAM (to initialise the associated syndrome bits). I have been under the impression that if I read an SRAM location and ECC detects a single-bit corruption then the ECC system will return the corrected value to the MCU and also correct the SRAM location by writing back to the SRAM location. Someone else at work has suggested that that is not the case stating "The corrected value is delivered to the MCU but the flipped bit remains in SRAM until it is rewritten". Who is correct? If the other person, then where do I retrieve the corrected value from to then write it back to SRAM? Would this be using the ERM single-bit error interrupt? I can see the EARn register indicates the faulty SRAM address but no EDRn (?) register with the corrected value. Either way, I just need to know how to correct the SRAM location if a single-bit error is detected. I am hoping that it is automatically done just by reading the location. If so, I can effectively ignore single-bit corrections as though they never existed, only using the interrupt to count up total number of corrections just for curiosity. This would also mean that I can perform a "read all of SRAM in slices" as part of my CBIT activities and so automatically fix any single-bit errors fairly quickly before a second corruption occurs and potentially making a double-bit unrecoverable error. I notice that in the S32K1xx reference manual section 32 "PRAMC" mentions auto-corrected SRAM but the PRAMC is not available on an S32K146. I notice it also mentioned single-bit ECC errors are automatically corrected in section 35.1.3.1 but this is for NVM, not SRAM. I could not find any explicit mention in the reference manual for S32K14x that reading an SRAM location with a single-bit error will result in the corrected value being returned to the MCU and the corrected value being written back to the SRAM location. Is there such a reference manual section? I notice AN12522 rev 0 section 2.3 mentions detection and reaction times. I am taking the picture to indicate the single-bit fault occurring (the lightning arrow) but it is only detected some time later (fault detection time, on the first read of that location) and then corrected (fault reaction time). It is not clear if the reaction (correcting) occurs "invisibly" to the MCU, i.e. automatically fixed the SRAM location (write) and return the fixed value to the MCU (on the data bus). Thanks Darren Re: S32K146 SRAM ECC auto-correcting on SRAM read? according to an12522,there are 3 mode for handling sram ecc depending on the safety level you want for the system. which safety level do you want Re: S32K146 SRAM ECC auto-correcting on SRAM read? Ok, thanks for the clarifications. This can be closed. This is my first chip with ECC and was surprised that the reference manual does not explicitly state that ECC "correction" is actually the act of returning a (corrected) valid read value to the MCU and not fixing the underlying bit flip within the SRAM itself. Perhaps NXP might want to consider this as an update request? It must be my misunderstanding of the term "correcting". It seems a common approach for lots of ECC devices to "correct the reporting", not "fixing the problem". I now realise that some other devices have "auto-fixing ECC" (usually called TCM ECC).
查看全文
Z248 EVB Board: Z248 A0 EVB, blank MRAM (first-time flashing) Probe: S32 Debug Probe — OS 1.1.0 / Boot Loader 1.0.1 (confirmed latest) Tools: S32DS 3.6.6 + S32K5 Development Package 3.6.6 EAR + Debugger Core 3.6.10 SWD chain IS detected: device[0]: core_type=S32K5(376) device[1]: core_type=DAPv5(232) But ccs_config_chain fails (ccs_error=39): "S32K5: Initialization sequence is not found" (subcore error 73) "S32K5: Bus error" (subcore error 76) Verified OK: VTREF=3.3V, SRST_B=3.3V, J6/J9 in Debug Mode (Pin 3-4), 12V then 48V power sequence Tried: LS and Non-LS M7 cores, JTAG 10MHz~2MHz, reset delay 0/500ms, init scripts s32k5xx_attach.py / attach_first_instruction.py / generic_bareboard.py / generic_bareboard_all_cores.py Question: Is initial boot-chain programming (HSE / IVT / DCD / Boot Manager / MICROSAR) of a BLANK Z248 A0 supported via S32 Debug Probe + S32DS? UM12524 section 4.7.1 documents the full flashing panel only for Lauterbach TRACE32, while 4.7.2 assumes an already-built elf on a booting board. If TRACE32 is mandatory for the first flashing, please confirm. Re: Z248 EVB Hello @hjlim1 , I am writing to you in regard to a product currently in your possession – an NPI (New Product Introduction) which has not been officially launched yet. Please be advised that customers who have been granted early access to such products have assigned their field engineers. Your designated field engineer should serve as your primary support channel for any issues, concerns or queries you may have about this product. Our online support team will be opening a wider range of support for this product once it has been officially released. Until then, we will not be equipped to provide the desired assistance. Thank you for your understanding. Best regards, Pavel
查看全文
SRAM S32K146 読み取り時に ECC 自動修正ができますか? 私はS32K146を使用しています。コールドスタート時には、関連するシンドロームビットを初期化するために、すべてのSRAMに32ビット値0を書き込みます。 SRAMの位置を読み取り、ECCが1ビットの破損を検出すると、ECCシステムは修正値をMCUに返し、同時にSRAMの位置も書き込みで修正すると思っていました。職場の別の人が「修正された値はMCUに届けられるが、反転したビットは書き直されるまでSRAMに残る」と言っていました。 どちらが正しいのか?相手側が修正値を取得した場合、その修正値をどこから取得してSRAMに書き戻せばよいのでしょうか?ERMシングルビットエラー割り込みを使用するのでしょうか?EARnレジスタは故障したSRAMアドレスを示しているのに、修正された値のEDRn(?)レジスタは示していません。 いずれにしても、1ビットエラーが検出された場合、SRAMの位置をどのように修正すればよいのかを知りたいだけです。位置情報を読み取るだけで自動的に処理されることを期待しています。もしそうなら、単一ビットの訂正は存在しなかったかのように無視し、好奇心で割り込みで修正総数を数えるだけにできます。これにより、CBIT活動の一環として「スライスで全てSRAMを読み取る」ことができ、2回目の破損が起きて二重ビットの回復不能エラーが発生する前に、1ビットのエラーを自動的に比較的迅速に修正できます。 S32K1xxのリファレンスマニュアルの32節「PRAMC」では自動修正SRAMが言及されているのに気づきましたが、PRAMCはS32K146では利用できません。35.1.3.1項では、シングルビットECCエラーは自動的に修正されると記載されていますが、これはNVMに関するもので、SRAMに関するものではありません。S32K14xの**リファレンス・マニュアル**には、1ビットエラーでSRAMの位置を読み取ると、補正された値が**MCU**に戻り、補正された値がSRAMの場所に書き戻されるという明確な記述は見つかりませんでした。そのようなリファレンス・マニュアルのセクションはありますか? AN12522 rev 0のセクション2.3に、検出時間と反応時間について記載されていることに気づきました。この写真は単一ビットの故障(稲妻ARROW)を示すために撮っていますが、検出されるのはしばらくしてから(故障検出時間、その場所の最初の読み取り時)で、その後修正される(故障反応時間)ということです。この反応(補正)がMCUにとって「目に見えない」形で行われているのか、つまりSRAMの位置を自動的に固定(書き込み)し、固定値をデータバス上でMCUに戻すのかは明確ではありません。 よろしくお願いします。 ダレン Re: S32K146 SRAM ECC auto-correcting on SRAM read? AN12522によると、システムの安全レベルに応じてSRAM ECCの扱いモードは3つあります。どのセーフティレベルがいいですか? Re: S32K146 SRAM ECC auto-correcting on SRAM read? はい、ご説明ありがとうございます。ここは閉鎖できる。 これは私の初めてのECC搭載チップで、リファレンスマニュアルにECCの「修正」とは実際には(修正済みの)有効な読み取り値をMCUに返すことであり、SRAM自体のビットの反転を修正しない行為であると明記されていないことに驚きました。NXPはこれをアップデートの要望として検討してみるべきかもしれませんね? 「訂正する」という言葉の意味を私が誤解しているに違いない。多くのECCデバイスでは、「問題を解決する」のではなく、「報告内容を修正する」というアプローチが一般的のようです。今では、他の機器にも「自動修正ECC」(通常TCM ECCと呼ばれる)機能があることに気づきました。
查看全文
OTFADを使用した場合、J-FlashとMCUXpress IDEの違いは何ですか? OTFADを適用する際のJ-FlashとMCUXpress IDEの違いは何ですか? 現在、RT1010 EVKを使ってOTFADの設定をテストしています。 OTFADの設定とファームウェアのダウンロードには、MCUXpress SPTプログラムを使用しました。 設定済みのEVKのブートモードをFlexSPIブートモードに設定しました。 その後のJTAGアクセスについて質問があります。 JTAGのセキュリティ設定は設定していませんが、J-Flashプログラムはターゲットに接続します。ただし、その後フラッシュメモリの読み書きはできません。 しかし、MCUXpress IDEで元のプロジェクトを構築し、「Debug & Download?」のような機能を使ってダウンロードすると、OTFADが設定されていないバージョンをダウンロードできます。 この2つのプログラムの違いを知りたいです。 なぜJ-Flashではアクセスできないのですか? では、なぜIDEで可能なのでしょうか? i.MX RT Security Re: What are the differences between J-Flash and MCUXpress IDE when using OTFAD? @TnseoRnr様、 1. なぜJ-FlashでFlashにアクセスできないのか? J-Flashは独自のフラッシュアルゴリズムとJ-Link構成に依存しています。i.MX RTデバイス上の外部フラッシュの場合、プログラミングツールは通常、まずオンチップRAMにフラッシュドライバアルゴリズムを読み込み実行する必要があります。このRAM常駐コードは、FlexSPIの初期化、消去操作、およびプログラミングを担当します。 現在のJ-Flashプロジェクトで使用されているSEGGER Flash Loader、JLinkScript、FlexSPI LUT、またはFCB構成がSPT設定後のデバイス状態と一致しない場合、デバッガはコアに接続できるものの、外部フラッシュを確実に読み取ったり消去したりプログラムできなくなることがあります。 2. なぜMCUXpresso IDEからまだFlashにアクセスできるのか? MCUXpresso IDEのダウンロードおよびデバッグフローは、単なるJTAGベースの外部フラッシュへの書き込み以上のものです。代わりに、完全なターゲット初期化およびRAM常駐フラッシュドライバ手順を実行します。 i.MX RTデバイスの内部RAMにFlashドライバをダウンロードします。→ FlexSPIインターフェースを初期化します。→ アプリケーション画像をセグメントごとにバッファし、Flash消去やプログラムAPIを呼び出します。 同様に、LinkServer は .cfx ファイルを使用します。フラッシュドライバーをリセットしてダウンロードを行い→フラッシュドライバー→プログラムシーケンスを実行します。 その結果、MCUXpresso IDEは、J-Flashプロジェクトが現在のOTFADやFlexSPIの状態に正しく設定されていなくても、フラッシュの初期化や消去・プログラム操作を正常に実行できる可能性があります。 よろしくお願いいたします。 シェリー
查看全文
在深度掉电状态下,将 J-Link/Ozone 连接到 LPC55(S)28 时,DM-AP 连接行为不一致 您好, 我们发现,当使用 Debug.SetConnectMode(CM_ATTACH_HALT) 将 Ozone (J-Link) 连接到处于关机或深度关机模式的 LPC5528 或 LPC55S28 时,SWD 连接行为不一致。我们在两块运行 LPC5528 的“相同”定制板和一块运行 LPC55S28 的 NXP 评估板上重现了不同的结果(均为 1B 版本),因此希望澄清预期的调试邮箱恢复流程。 设置 MCU:LPC5528 和 LPC55S28 调试探针:J-Link 工具:Ozone,Debug.SetConnectMode(CM_ATTACH_HALT) 测试的电源模式:掉电和深度掉电(通过 POWER_EnterPowerDown() / POWER_EnterDeepPowerDown() 进入) 观察结果 1 — 板 A,定制板,LPC5528,掉电和深度掉电 DM-AP IDCODE始终无法解析;重试4次后连接彻底失败,未发生重置: InitTarget() start ERROR: Wrong DM-AP IDCODE detected: 0xFFFFFFFF InitTarget() end - Took 101ms (重复4次,然后:)   Connection failed. 观察结果 2 — 板 B,定制板,LPC5528,掉电和深度掉电 DM-AP IDCODE 读取 0x00000000 第一次尝试失败后,第二次尝试报告了明确的调试邮箱恢复消息并成功: InitTarget() start ERROR: Wrong DM-AP IDCODE detected: 0x00000000 InitTarget() end - Took 101ms ConfigTargetSettings() start InitTarget() start CPU halted successfully after enabling debug access InitTarget() end - Took 7.40ms Found SW-DP with ID 0x6BA02477 ... Connected to target device. 观察 3 — NXP 评估板,LPC55S28,掉电和深度掉电 DM-AP IDCODE 也读取 0x00000000 第一次尝试失败,但第二次尝试成功了。 没有 打印“启用调试访问”消息后,程序直接进入正常的AP扫描: InitTarget() start ERROR: Wrong DM-AP IDCODE detected: 0x00000000 InitTarget() end - Took 112ms ConfigTargetSettings() start InitTarget() start InitTarget() end - Took 3.93ms Found SW-DP with ID 0x6BA02477 Scanning AP map to find all available APs AP[0]: AHB-AP (IDR: 0x84770001, ADDR: 0x00000000) ... Connected to target device. 在所有能够到达目标设备的情况下,设备都会因连接而发生可观察的副作用——重置,因此设备会退出掉电/深度掉电状态。 补充信息 这两个定制板的硬件版本相同,运行相同的软件,并且具有相同的掉电/深度掉电配置。 对于评估板,我们修改了示例 power_manager_lpc.c,使其使用与自定义板相同(或非常相似)的掉电/深度掉电配置。 所有设备均可通过其配置的唤醒源唤醒,并且在活动状态下(非低功耗模式)均可正常连接到 Ozone/调试器。 所有开发板都运行相同的 SDK 版本(24.12.00)。 问题 将调试器(SWD/Ozone/J-Link)连接到处于掉电或深度掉电状态的 LPC55S28 时,是否总是需要完全 RESET 芯片?或者,在这些模式下,是否有无需重置即可检查/停止内核的受支持方法? 当目标处于睡眠状态时,是什么因素决定了 DM-AP ID 寄存器读取的是 0xFFFFFFFF 还是 0x00000000? 报告“启用调试访问后 CPU 已成功停止”(观察 2)的调试邮箱恢复路径与不显示此类消息而静默恢复的路径(观察 3)之间有什么区别? 是否有办法配置设备或调试会话,以便在目标不可达(睡眠、DP 完全断电)时连接成功,并且连接过程能够干净利落地失败(如观察结果 1 所示),而不是重置设备,从而在所有电路板上保持一致?或者观察结果 1 是异常情况,不应该在正常的硬件上发生? 提前感谢! 宝拉 Re: Inconsistent DM-AP attach behavior when attaching J-Link/Ozone to LPC55(S)28 in (Deep)Power Down Hello 睡眠、深度睡眠、断电或深度断电模式下不支持调试模式;此信息来自LPC552x 用户手册第 13.3.1 章; 要将调试器连接到 LPC55S28,必须先将其唤醒,如果处于掉电模式,则需要使用 RESET;当设备处于掉电模式时,无法连接调试会话; DM-AP ID 寄存器读取 0xFFFFFFFF 与 0x00000000 之间的区别可能是,0x00000000 是命令成功返回的响应(如UM11126第 50.5.7.2.1 章表 1064 中所述),而 0xFFFFFFFF 是未检测到的响应。 观察结果 1 看起来很奇怪,可能是因为设备仍处于关机模式而没有响应,或者您无法正确进入 DM-AP,因此无法进行调试;作为一种选择,您可以咨询一下是否是板 A 的硬件问题,因为板 B 可以成功连接。 此致敬礼,路易斯 Re: Inconsistent DM-AP attach behavior when attaching J-Link/Ozone to LPC55(S)28 in (Deep)Power Down 嗨,路易斯, 感谢您的快速回复。它解答了我的大部分疑问。 我发现,有时调试器与设备的复位引脚接触不良,这可以解释我有时收到的 0xFFFFFFFF 响应。 我仍然不明白,如果 0x00000000 是一个有效的响应,为什么日志会打印“检测到错误的DM-AP ID”,但这可能是调试器的问题。 此致, 宝拉
查看全文
USB-C版のFRDM-KL25Zドキュメント こんにちは、皆さん。 FRDM-KL25ZのUSB-C版のマニュアルや回路図をどこで見つけられるかご存知の方はいませんか?nxp.com およびその販売店サイトでは、FRDM-KL25Zのmini-B USBバージョンのデータしか持っていません。 ありがとう、 ピーター Freedom開発プラットフォーム Re: FRDM-KL25Z Documentation for USB-C Version NXPのFRDM-KL25Zの公式USB-C版はなく、mini-B USB設計のみが文書化されています。USB-Cのバリアントがあれば、それはサードパーティ製の基板でコネクタを交換するだけなので、NXPの標準マニュアルと回路図は依然として適用されます。 Re: FRDM-KL25Z Documentation for USB-C Version NXPおよびその正規代理店が直接提供する公式ハードウェア設計ドキュメント(回路図、ユーザーマニュアル、設計パッケージ)は、レガシーなmini-B USBレイアウト(Rev D/E回路図など)のみを引用しています。NXPは、オンボードUSB-Cポートを備えたクラシックなFRDM-KL25Zボードの公式ハードウェアリビジョンをリリースしませんでした。すべての初期生産生産では、OpenSDAデバッグとMCU USBコネクティビティの両方にmini-B物理インターフェースが使用されていました。 Re: FRDM-KL25Z Documentation for USB-C Version ご回答をお待ちしています。
查看全文
FRDM-KL25Z USB-C 版本文档 大家好, 请问有人知道哪里可以找到 FRDM-KL25Z USB-C 版本的说明书和/或电路图吗?nxp.com 及其经销商网站似乎只有 FRDM-KL25Z 的 mini-B USB 版本的数据。 谢谢, 彼得 Freedom开发平台 Re: FRDM-KL25Z Documentation for USB-C Version NXP 并没有推出 FRDM-KL25Z 的官方 USB-C 版本,只有 mini-B USB 设计有相关文档。如果您使用的是 USB-C 版本,则说明它是第三方电路板,只是简单地更换了连接器,因此标准的 NXP 手册和原理图仍然适用。 Re: FRDM-KL25Z Documentation for USB-C Version NXP 及其授权分销商直接提供的官方硬件设计文档(原理图、用户手册和设计包)仅参考了传统的 mini-B USB 布局(例如 Rev D/E 原理图)。NXP从未发布过带有板载USB-C端口的经典FRDM-KL25Z板的官方硬件版本;所有原始工厂生产的版本都使用mini-B物理接口进行OpenSDA调试和MCU USB连接。 Re: FRDM-KL25Z Documentation for USB-C Version 谢谢!
查看全文
i.MX8M Plus - Sony Philips数字接口格式(SPDIF) 协议实现示例 大家好, 请问有人能指导一下如何在 i.MX8M plus 中实现和验证 Sony Philips数字接口格式(SPDIF) 协议吗? Re: i.MX8M Plus - SPDIF Protocol Implementation Example 对于最简单的 i.MX 8M Plus S/PDIF 实现,请使用 i.MX 音频板 / MCIMX8M-AUD 作为最接近的 NXP 参考硬件,而不是仅使用基本的 i.MX 8M Plus EVK。音频板的文档显示其支持 i.MX 8M Plus,并提供带有 RCA 和 TOSLINK 连接器的 S/PDIF I/O,TOSLINK 支持高达 192 kHz。 推荐的简易方法: 如果可以,请优先使用光纤 S/PDIF 接口。 最简单的硬件路径:i.MX8MP SPDIF_OUT → 光纤 TOSLINK 发射器模块。 接收:光纤 TOSLINK 接收器模块 → i.MX8MP SPDIF_IN。 这样就避免了同轴 75 Ω 线路驱动、变压器/耦合和接地问题。 通过 IOMUX 使用 i.MX 8M Plus 的 S/PDIF 引脚 i.MX 8M Plus 音频子系统包括Sony Philips数字接口格式(SPDIF) 输入和输出。 参考手册显示了可选择的焊盘上的 AUDIOMIX_SPDIF1_OUT 和 AUDIOMIX_SPDIF1_IN 的 IOMUX 选项。 在 Linux 中,相应的 IOMUX 定义包括 MX8MP_IOMUXC_SPDIF_TX__AUDIOMIX_SPDIF_OUT 和 MX8MP_IOMUXC_SPDIF_RX__AUDIOMIX_SPDIF_IN 。 如果您需要同轴RCA接口, 不要将 SoC 引脚当作直接 RCA 线路驱动器使用。 根据所选的发射器/接口电路,添加合适的 75 Ω S/PDIF 同轴输出网络/耦合。 光学方式通常是更简单、更安全的首选方案。 可供参考的资料 MCIMX8M-AUD / i.MX 音频板:NXP 为 i.MX 8M 系列提供 S/PDIF I/O 的最佳参考级产品,带有 RCA 和 TOSLINK 接口。 i.MX 8M Plus 参考手册:AUDIOMIX_SPDIF1_IN 和 AUDIOMIX_SPDIF1_OUT 的 pinmux / IOMUX 设置。 i.MX 8M Plus 数据手册:记录了 S/PDIF 时序参数,包括时钟高/低时序。 对于最简单的设计,将 AUDIOMIX_SPDIF1_OUT/IN 连接到光纤 TOSLINK 模块,并使用 MCIMX8M-AUD 作为 NXP S/PDIF I/O 行为的参考点。 Re: i.MX8M Plus - SPDIF Protocol Implementation Example 王一平您好, 请问能否提供一些参考电路图,以便我以最简单的方式实现Sony Philips数字接口格式 (SPDIF) 功能? Re: i.MX8M Plus - SPDIF Protocol Implementation Example 在 i.MX8M Plus 上使用现有的 Linux ALSA Audio XCVR / S/PDIF 驱动程序;通常情况下,您不会从头开始实现 S/PDIF 协议。i.MX8M Plus 音频 XCVR 支持 eARC、ARC 和 S/PDIF 模式,Linux S/PDIF 支持通过 ALSA 公开一个用于 Tx 的播放设备和一个用于 Rx 的捕获设备。 建议的实施路径: 启用内核驱动程序: 配置_SND_IMX_SPDIF 菜单路径: 复制 设备驱动程序 -> 声卡支持 -> 高级 Linux 音频架构 -> ALSA 用于 SoC 音频支持 -> 适用于飞思卡尔 i.MX CPU 的 SoC 音频           -> 为带有 S/PDIF 的 i.MX 板提供 SoC 音频支持。 记录的 DT 绑定位于 Documentation/devicetree/bindings/sound/fsl,Sony Philips数字接口格式(SPDIF).txt 和 Documentation/devicetree/bindings/sound/imx-audio-Sony Philips数字接口格式(SPDIF)if.txt 下。 配置 i.MX8M Plus 的设备树,使用 xcvr 音频模块并启用声卡/DAI 链路。典型的配置如下: sound-xcvr { 兼容 = "fsl,imx-audio-card"; 型号 = "imx-audio-xcvr"; pri-dai-link { 链接名称 = "XCVR PCM"; 中央处理器 { sound-dai = <&xcvr>;         }; }; }; &xcvr { #sound-dai-cells = <0>; pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&pinctrl_xcvr>; 状态 = "正常"; }; 对于 Tx 引脚复用,一个有记录的示例使用 MX8MP_IOMUXC_SPDIF_TX__AUDIOMIX_SPDIF1_OUT。 检查电路板布线/跳线。如果使用 NXP 音频板,请设置预期 S/PDIF 路径的物理布线。对于 i.MX8M Plus,J1500=1-2 将同轴连接器连接到 i.MX8M Plus,J1500=4-5 将光纤连接器连接到 i.MX8M Plus。如果通过 CPLD / HDMI 卡进行路由,则 J2511=1-3 的文档为“i.MX 8M Plus 到 CPLD 到 HDMI 卡”。 正确使用 ALSA / IEC958 S/PDIF 发送驱动程序支持 32、44.1 和 48 kHz 采样率,以及 S16_LE 和 S24_LE 格式;对于 24 位输出,文件必须使用每通道帧 32 位,并且只有 24 个最低有效位有效。如果路径需要的是 IEC958 子帧而不是原始 PCM,则在用户空间中进行 PCM 到 IEC958 的转换,例如使用 ALSA PCM 插件。 验证步骤: aplay -l 记录 -l 使用这些信息来识别 S/PDIF 播放/采集卡和设备 ID。文档显示 S/PDIF 设备显示为 ALSA 卡,例如 imxspdif [imx-spdif],设备 0:S/PDIF PCM。 交易验证: aplay -D hw: , audio48k24S.wav 参考验证方法使用外部光纤 S/PDIF 接收器,例如带有 WaveLab 的 M-Audio Transit USB 声卡,然后外部录制音频流并回放以检查正确性。 处方验证: arecord -D hw: , -c 2 -d 20 -r 48000 -f S24_LE record.wav 传递给 arecord 的采样率必须与输入的 S/PDIF 流采样率相匹配。对于 Rx,应用程序流程是打开 S/PDIF Rx PCM 设备,等待内部 DPLL 锁定到输入比特流,获取输入采样率,设置通道/格式/速率参数,然后准备并触发捕获。 对于协议级检查,请使用: iecset -c iecset 是用于设置或转储 IEC958 状态位的标准实用程序,并且该驱动程序还通过 ALSA 控制接口公开通道状态处理。 对于 i.MX8M Plus EVK 风格的验证,NXP 还记录了使用 imxaudioxcvr 卡进行环回式 Linux 测试的方法,例如从 imxaudioxcvr 录制音频并播放到 wm8960audio: arecord -Dsysdefault:CARD=imxaudioxcvr -c2 -r48000 -fS32_LE -twav | \ aplay -Dsysdefault:CARD=wm8960audio 简而言之:启用 i.MX S/PDIF / XCVR ALSA 驱动程序,配置 xcvr 设备树和板路由,然后使用 aplay、arecord、iecset 和外部光纤/同轴 S/PDIF 源或接收器验证 Tx/Rx。 Re: i.MX8M Plus - SPDIF Protocol Implementation Example 嗨@yipingwang 1. 我可以直接环回 Sony Philips数字接口格式 (SPDIF) TX RX 而无需任何光纤 TOSLINK 模块吗? 2.我可以使用光缆将光纤TOSLINK模块环回吗? 3.光纤TOSLINK模块是否需要任何终端设备? Re: i.MX8M Plus - SPDIF Protocol Implementation Example 我可以直接用 S/PDIF 信号环回 TX/RX 而无需使用光纤 TOSLINK 吗? 是的,如果你指的是电信号 S/PDIF 环回。在 i.MX8M Plus 上,S/PDIF 接收器有一个旁路选项,可将 S/PDIF 输入信号直接传输到 S/PDIF 发射器,参考手册将该路径描述为 SPDIFIN → SPDIFOUT SELECT MUX → SPDIFOUT。 因此,对于协议/软件验证,建议: 如果您的驱动程序/寄存器设置支持,则启用内部/旁路环回。 或者,如果您的电路板同时暴露了 SPDIF_TX 和 SPDIF_RX 信号,并且电气电平/端接合适,则可以使用从 SPDIF_TX 到 SPDIF_RX的外部电气环回。 请勿将此视为光学验证。i.MX8MP 的 S/PDIF 引脚是电气引脚;TOSLINK 只是光物理层。 我可以使用光纤电缆将TOSLINK光纤模块环回原位吗? 是的。使用方法: i.MX8MP SPDIF_TX 引脚 → 光纤 TOSLINK TX 模块 → 光缆 → 光纤 TOSLINK RX 模块 → i.MX8MP SPDIF_RX 引脚 NXP 音频板资料描述了 S/PDIF I/O,带有用于同轴通信的 RCA 连接器和用于光通信的 TOSLINK 连接器。NXP 的另一个电路 板 示例显示了用于 S/PDIF 的独立光接收器模块和光 发射器 模块,例如:GP1F32R 接收器模块和 GP1F32T 发射器模块。 这验证了比直接电环回更多的实际物理路径:TX 电输出、光发射器、光缆、光接收器和 RX 输入。 TOSLINK光纤模块是否需要终端设备? 对于回环测试到 i.MX8MP RX ,严格来说不需要外部音频设备。“终端设备”实际上就是 i.MX8MP S/PDIF 接收器路径。 如果仅用于发送验证或收听音频,是的——您需要一个 S/PDIF 输出设备,例如: 光纤S/PDIF DAC, AV接收器 S/PDIF分析仪 带光纤输入的USB音频接口。 NXP 支持材料指出 S/PDIF 是一种数据流,如果接收器是 S/PDIF,则需要一台能够接收 S/PDIF 并将其转换为音频格式的设备。 推荐的验证顺序: 首先通过内部/旁路或短路电路回环验证 i.MX8MP 软件路径。 然后验证板级光路,即 TOSLINK TX 模块 → 光缆 → TOSLINK RX 模块。 最后,验证与实际 S/PDIF 接收器/分析器的互操作性。
查看全文
S32DS ARM 2018 R1のライセンスが期限切れとなりました。延長申請をお願いします。 こんにちは。私のS32DS ARM 2018 R1ライセンスの有効期限が切れました。延長を申請いたします。 アクティベーションコード: 2451-9851-B343-967E。至急必要です。よろしくお願いします。 Re: S32DS ARM 2018 R1 许可证过期,申请延期 こんにちは、 お客様のS32DSライセンスが延長されました。以前のコードを使用して、S32DSを再度有効化してください。 Re: S32DS ARM 2018 R1 许可证过期,申请延期 サポートありがとうございます、大丈夫です!
查看全文
i.MX8M Plus - SPDIF Protocol Implementation Example Hi Team, Could someone pls suggest how to implement and validate SPDIF Protocol in i.MX8M plus? Re: i.MX8M Plus - SPDIF Protocol Implementation Example For the simplest i.MX 8M Plus S/PDIF implementation, use the i.MX Audio Board / MCIMX8M-AUD as the closest NXP reference hardware, not the base i.MX 8M Plus EVK alone. The audio board is documented as supporting i.MX 8M Plus and providing S/PDIF I/O with RCA and TOSLINK connectors, with TOSLINK support up to 192 kHz. Recommended simple approach: Use optical S/PDIF first if possible Easiest hardware path: i.MX8MP SPDIF_OUT → optical TOSLINK transmitter module. For receive: optical TOSLINK receiver module → i.MX8MP SPDIF_IN . This avoids coaxial 75 Ω line-drive, transformer/coupling, and grounding concerns. Use the i.MX 8M Plus S/PDIF pins through IOMUX The i.MX 8M Plus audio subsystem includes SPDIF input and output . The reference manual shows IOMUX options for AUDIOMIX_SPDIF1_OUT and AUDIOMIX_SPDIF1_IN on selectable pads. In Linux, the corresponding IOMUX definitions include MX8MP_IOMUXC_SPDIF_TX__AUDIOMIX_SPDIF_OUT and MX8MP_IOMUXC_SPDIF_RX__AUDIOMIX_SPDIF_IN . If you need coaxial RCA Do not treat the SoC pin like a direct RCA line driver. Add the proper 75 Ω S/PDIF coax output network / coupling per the selected transmitter/interface circuit. Optical is usually the simpler and safer first implementation. Reference material to look at MCIMX8M-AUD / i.MX Audio Board : best NXP reference for S/PDIF I/O with RCA and TOSLINK on the i.MX 8M family. i.MX 8M Plus Reference Manual : pinmux / IOMUX setup for AUDIOMIX_SPDIF1_IN and AUDIOMIX_SPDIF1_OUT . i.MX 8M Plus datasheet : S/PDIF timing parameters are documented, including clock high/low timing. For the simplest design, route AUDIOMIX_SPDIF1_OUT/IN to optical TOSLINK modules and use the MCIMX8M-AUD as the NXP reference point for S/PDIF I/O behavior. Re: i.MX8M Plus - SPDIF Protocol Implementation Example Hi Yipingwang, Could you please guide me with any reference schematics to implement SPDIF in Simplest way. Re: i.MX8M Plus - SPDIF Protocol Implementation Example Use the existing Linux ALSA Audio XCVR / S/PDIF driver on i.MX8M Plus; you normally do not implement the S/PDIF protocol from scratch. The i.MX8M Plus Audio XCVR supports eARC, ARC, and S/PDIF modes, and the Linux S/PDIF support exposes one playback device for Tx and one capture device for Rx through ALSA.  Suggested implementation path: Enable the kernel driver Enable: CONFIG_SND_IMX_SPDIF Menu path: Copy Device Drivers   -> Sound card support     -> Advanced Linux Sound Architecture       -> ALSA for SoC audio support         -> SoC Audio for Freescale i.MX CPUs           -> SoC Audio support for i.MX boards with S/PDIF The documented DT bindings are under Documentation/devicetree/bindings/sound/fsl,spdif.txt and Documentation/devicetree/bindings/sound/imx-audio-spdfif.txt .  Configure the device tree For i.MX8M Plus, use the xcvr audio block and enable the sound card / DAI link. A representative configuration is: sound-xcvr {     compatible = "fsl,imx-audio-card";     model = "imx-audio-xcvr";     pri-dai-link {         link-name = "XCVR PCM";         cpu {             sound-dai = <&xcvr>;         };     }; }; &xcvr {     #sound-dai-cells = <0>;     pinctrl-names = "default";     pinctrl-0 = <&pinctrl_xcvr>;     status = "okay"; }; For Tx pin muxing, one documented example uses MX8MP_IOMUXC_SPDIF_TX__AUDIOMIX_SPDIF1_OUT .  Check board routing / jumpers If using the NXP audio board, set the physical routing for the intended S/PDIF path. For i.MX8M Plus, J1500=1-2 routes the coaxial connector to i.MX8M Plus, and J1500=4-5 routes the optical connector to i.MX8M Plus.  If routing through CPLD / HDMI card, J2511=1-3 is documented as “i.MX 8M Plus to CPLD to HDMI card.”  Use ALSA / IEC958 correctly The S/PDIF Tx driver supports 32, 44.1, and 48 kHz sample rates, with S16_LE and S24_LE formats; for 24-bit output, the file must use 32 bits per channel frame with only the 24 LSBs valid.  If the path expects IEC958 subframes rather than raw PCM, do the PCM-to-IEC958 conversion in user space, for example using an ALSA PCM plugin.  Validation steps: aplay -l arecord -l Use these to identify the S/PDIF playback / capture card and device IDs. The documentation shows the S/PDIF device appearing as an ALSA card such as imxspdif [imx-spdif], device 0: S/PDIF PCM .  Tx validation: aplay -D hw: , audio48k24S.wav The reference validation method uses an external optical S/PDIF receiver, such as an M-Audio Transit USB sound card with WaveLab, then records the stream externally and plays it back to check correctness.  Rx validation: arecord -D hw: , -c 2 -d 20 -r 48000 -f S24_LE record.wav The sample rate passed to arecord must match the incoming S/PDIF stream sample rate.  For Rx, the application flow is to open the S/PDIF Rx PCM device, wait for the internal DPLL to lock to the input bit stream, get the input sample rate, set channel / format / rate parameters, then prepare and trigger capture.  For protocol-level checks, use: iecset -c iecset is the standard utility documented for setting or dumping IEC958 status bits, and the driver also exposes channel-status handling through the ALSA control interface.  For i.MX8M Plus EVK-style validation, NXP also documents loopback-style Linux testing using the imxaudioxcvr card, for example recording from imxaudioxcvr and playing to wm8960audio : arecord -Dsysdefault:CARD=imxaudioxcvr -c2 -r48000 -fS32_LE -twav | \ aplay -Dsysdefault:CARD=wm8960audio In short: enable the i.MX S/PDIF / XCVR ALSA driver, configure the xcvr device tree and board routing, then validate Tx/Rx with aplay , arecord , iecset , and an external optical/coax S/PDIF source or sink. Re: i.MX8M Plus - SPDIF Protocol Implementation Example Hi @yipingwang 1.Can I loop back SPDIF TX RX directly without any optical TOSLINK Module? 2.Can I loop back optical TOSLINK Module using optical cables? 3.Any End device is required for optical TOSLINK Modules? Re: i.MX8M Plus - SPDIF Protocol Implementation Example Can I loop back S/PDIF TX/RX directly without optical TOSLINK? Yes, if you mean electrical S/PDIF loopback . On i.MX8M Plus, the S/PDIF receiver has a bypass option for direct transfer of the S/PDIF input signal to the S/PDIF transmitter, and the reference manual describes the path as SPDIFIN → SPDIFOUT SELECT MUX → SPDIFOUT . So for protocol/software validation, prefer: Internal/bypass loopback if supported by your driver/register setup. Or external electrical loopback from SPDIF_TX to SPDIF_RX , if your board exposes both signals and the electrical levels/termination are suitable. Do not treat this as optical validation. The i.MX8MP S/PDIF pins are electrical; TOSLINK is only the optical physical layer. Can I loop back optical TOSLINK modules using optical cables? Yes. Use: i.MX8MP SPDIF_TX pin → optical TOSLINK TX module → optical cable → optical TOSLINK RX module → i.MX8MP SPDIF_RX pin NXP audio-board material describes S/PDIF I/O with RCA connectors for coaxial communication and TOSLINK connectors for optical communication . Another NXP board example shows separate optical receiver modules and optical transmitter modules used for S/PDIF, e.g. GP1F32R receiver modules and a GP1F32T transmitter module . This validates more of the real physical path than direct electrical loopback: TX electrical output, optical transmitter, optical cable, optical receiver, and RX input. Is an end device required for optical TOSLINK modules? For a loopback test back into i.MX8MP RX , no external end audio device is strictly required. The “end device” is effectively the i.MX8MP S/PDIF receiver path. For TX-only validation or to hear audio, yes — you need an S/PDIF sink such as: optical S/PDIF DAC, AV receiver, S/PDIF analyzer, USB audio interface with optical input. NXP support material states that S/PDIF is a data stream, and if the sink is S/PDIF, you need a device that receives S/PDIF and converts it to an audible format . Recommended validation sequence: First validate i.MX8MP software path with internal/bypass or short electrical loopback. Then validate board-level optical path with TOSLINK TX module → optical cable → TOSLINK RX module. Finally validate interoperability with a real S/PDIF sink/analyze
查看全文
i.MX8M Plus - SPDIFプロトコル実装例 こんにちは、チームのみなさん。 どなたか、i.MX8M plusでSPDIFプロトコルを実装し検証する方法を教えていただけませんか? Re: i.MX8M Plus - SPDIF Protocol Implementation Example 最もシンプルな i.MX 8M Plus S/PDIF実装については、i.MX Audio Board / MCIMX8M-AUDを最も近いNXPの参照ハードウェアとして使用し、ベース i.MX 8M Plus EVK単独ではありません。オーディオボードは8M Plus i.MX をサポートし、RCAおよびTOSLINKコネクタを備えたS/PDIF I/Oを提供し、最大192 kHzまでのTOSLINK対応であることが文書化されています。 推奨されるシンプルなアプローチ: 可能であれば、まず光S/PDIFを使用してください。 最も簡単なハードウェアパス:i.MX8MP SPDIF_OUT →光式TOSLINKトランスミッタ。 受信用:光TOSLINK受信モジュール→ i.MX8MP SPDIF_IN。 これにより、同軸75Ωライン駆動、トランス/カップリング、および接地に関する問題を回避できます。 i.MX 8M PlusのS/PDIFピンをIOMUX経由で使用する i.MX 8M PlusオーディオサブシステムはSPDIFの入出力を備えています。 リファレンスマニュアルには、選択可能なパッドのAUDIOMIX_SPDIF1_OUTとAUDIOMIX_SPDIF1_INのIOMUXオプションが示されています。 Linuxでは対応するIOMUX定義にはMX8MP_IOMUXC_SPDIF_TX__AUDIOMIX_SPDIF_OUTとMX8MP_IOMUXC_SPDIF_RX__AUDIOMIX_SPDIF_INが含まれます。 同軸RCAが必要な場合は SoCピンを直接RCAのラインドライバーのように扱わないでください。 選択したトランスミッタ/インターフェース回路ごとに適切な75 Ω S/PDIF同軸ケーブル出力ネットワーク/結合を追加してください。 光ファイバー方式は、通常、よりシンプルで安全な最初の実装方法です。 参考資料 MCIMX8M-AUD / i.MX オーディオボード:i.MX 8MファミリのS/PDIF I/OおよびRCAおよびTOSLINKに最適なNXPリファレンス。 i.MX 8M Plusリファレンスマニュアル:AUDIOMIX_SPDIF1_INおよびAUDIOMIX_SPDIF1_OUT用のpinmux / IOMUXセットアップ。 i.MX 8M Plusのデータシート:クロックのハイ/ロータイミングを含む、S/PDIFのタイミングパラメータが記載されています。 最も単純な設計では、AUDIOMIX_SPDIF1_OUT/INを光TOSLINKモジュールにルーティングし、MCIMX8M-AUDをNXPのS/PDIF I/O挙動の基準点として使用します。 Re: i.MX8M Plus - SPDIF Protocol Implementation Example こんにちは、Yipingwangさん、 SPDIFを最もシンプルに実装するための参考回路図を教えていただけませんか? Re: i.MX8M Plus - SPDIF Protocol Implementation Example i.MX8M Plusで既存のLinux ALSA Audio XCVR / S/PDIFドライバーを使用;通常、S/PDIFプロトコルを最初から実装することはありません。i.MX8M Plus Audio XCVRはeARC、ARC、S/PDIFモードをサポートし、LinuxのS/PDIF対応では、ALSAを通じてTx用の再生デバイスとRx用のキャプチャデバイスを1台公開します。 推奨される実装方法: カーネルドライバーを有効にしてください有効化: CONFIG_SND_IMX_SPDIF メニューパス: コピー デバイスドライバー -> サウンドカードサポート -> 高度なLinuxサウンドアーキテクチャ -SoCオーディオサポート> ALSA - フリースケール i.MX CPU向けの> SoC オーディオ - > S/PDIF対応 i.MX ボード向けのSoCオーディオサポート ドキュメント化されたDTバインディングは、ドキュメント/devicetree/bindings/sound/fsl spdif.txtおよびドキュメント/devicetree/bindings/sound/imx-audio-spdfif.txtにあります。 デバイスツリーの設定i.MX8M Plusでは、xcvrオーディオブロックを使い、サウンドカード/DAIリンクを有効にしてください。代表的な構成例は以下のとおりです。 サウンドトランスフォーマー { 互換 = 「FSL,IMX-オーディオカード」; model = "imx-audio-xcvr"; pri-dai-link { リンク名 = "XCVR PCM"; CPU { sound-dai = <&xcvr>;         }; }; }; &xcvr { #sound-dai-cells = <0>; pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&pinctrl_xcvr>; ステータス = "正常"; }; Tx ピンの多重化については、文書化された例の 1 つで MX8MP_IOMUXC_SPDIF_TX__AUDIOMIX_SPDIF1_OUT が使用されています。 ボードのルーティングやジャンパーを確認してくださいNXPオーディオボードを使用する場合、意図するS/PDIFパスの物理ルーティングを設定します。i.MX8M Plusの場合、J1500=1-2は同軸コネクタをi.MX8M Plusにルーティングし、J1500=4-5は光コネクタをi.MX8M Plusにルーティングします。CPLD/HDMIカードを経由してルーティングする場合、J2511=1-3は「i.MX 8M PlusからCPLD、そしてHDMIカードへ」として文書化されています。 ALSA / IEC958を正しく使いましょうS/PDIF Txドライバーは32、44.1、48 kHzのサンプリングレートをサポートし、S16_LEおよびS24_LEフォーマットに対応しています。24ビット出力の場合、ファイルは1チャネルフレームあたり32ビットを使用し、有効な24個のLSBのみを使用します。パスが生のPCMではなくIEC958サブフレームを想定する場合は、ユーザー空間でPCMからIEC958への変換を行い、例えばALSA PCMプラグインを使って行います。 検証手順: aplay -l arecord -l これらを使用して、S/PDIF再生/キャプチャカードおよびデバイスIDを特定します。ドキュメントには、S/PDIFデバイスがIMXSPDIF[imx-spdif]のようなALSAカードとして表示され、デバイス0: S/PDIF PCMとして表示されています。 トランザクション検証: aplay -D hw: , audio48k24S.wav リファレンス検証方法 は、M-Audio Transit USBサウンドカードとWaveLabを組み合わせた外部の光S/PDIF レシーバ を使用し、ストリームを外部に録音して再生して正確性を確認します。 処方箋の検証: arecord -D hw: , -c 2 -d 20 -r 48000 -f S24_LE record.wav レコードに渡されるサンプルレートは、入力されるS/PDIFストリームのサンプルレートと一致している必要があります。Rxの場合、アプリケーションフローはS/PDIF Rx PCMデバイスを開き、内部DPLLが入力ビットストリームにロックされるのを待ち、入力サンプリングレートを取得し、チャネル/フォーマット/レートパラメータを設定し、準備してキャプチャをトリガーすることです。 プロトコルレベルのチェックには、以下を使用してください。 iecset -c iecsetはIEC958ステータスビットの設定またはダンプに記載された標準ユーティリティであり、ドライバはALSA制御インターフェースを通じてチャネル状態処理も公開します。 i.MX8M Plus EVKスタイルの検証については、NXPはimxaudioxcvrカードを用いたループバックスタイルのLinuxテストも記録しており、例えばimxaudioxcvrからの録音とwm8960audioへの再生などがあります。 arecord -Dsysdefault:CARD=imxaudioxcvr -c2 -r48000 -fS32_LE -twav | \ aplay -Dsysdefault:CARD=wm8960audio 簡単に言うと、i.MX S/PDIF / XCVR ALSAドライバーを有効にし、xcvrデバイスツリーとボードルーティングを設定し、aplay 、arecord、iecset 、および外部の光/同軸S/PDIFソースまたはシンクでTx/Rxを検証します。 Re: i.MX8M Plus - SPDIF Protocol Implementation Example こんにちは @yipingwang 1. 光式TOSLINKモジュールなしでSPDIF TX RXを直接ループバックできますか? 2. 光ケーブルを使って光TOSLINKモジュールをループバックできますか? 3. 光TOSLINKモジュールにはエンドデバイスが必要ですか? Re: i.MX8M Plus - SPDIF Protocol Implementation Example 光式TOSLINKなしでS/PDIF TX/RXを直接ループバックできますか? はい、電気的なS/PDIFループバックのことであればそうです。i.MX8M Plusでは、S/PDIF**レシーバ**にはS/PDIF入力信号をS/PDIF**トランスミッタ**に直接転送するバイパスオプションがあり、リファレンスマニュアルでは経路をSPDIFIN→SPDIFOUT SELECTマルチプロキシ→SPDIFOUTと説明しています。 したがって、プロトコルやソフトウェアの検証には以下を推奨します: ドライバやレジスタの設定でサポートされている場合、内部/バイパスループバックも可能です。 または、基板が両方の信号を露出しており、電気レベル/終端が適切であれば、SPDIF_TXからSPDIF_RXへの外部電気ループバックを使用することも可能です。 これを光学的な検証として扱わないでください。i.MX8MPのS/PDIFピンは電気的なものであり、TOSLINKは光学的な物理層のみである。 光ケーブルを使って光TOSLINKモジュールをループバックさせることはできますか? はい。使用方法: i.MX8MP SPDIF_TXピン → 光TOSLINK TXモジュール → 光ケーブル → 光TOSLINK RXモジュール → i.MX8MP SPDIF_RXピン NXPオーディオボードの資料は、同軸通信用のRCAコネクタと光通信用のTOSLINKコネクタを用いたS/PDIF I/Oを説明しています。別のNXPボードの例では、S/PDIF用に使われる光受信モジュールと光送信モジュールが別々に存在しています。受信モジュールとGP1F32T送信モジュールGP1F32R。 これにより、直接的な電気的ループバックよりも実際の物理経路の信頼性が高いことになります:TX電気出力、光トランスミッタ、光ケーブル、光レシーバ、レシーバ入力です。 光TOSLINKモジュールには終端デバイスが必要ですか? i.MX8MPのRXへのループバックテストには、外部オーディオ機器の必要性は厳密ではありません。「エンドデバイス」は実質的にi.MX8MP S/PDIF受信経路です。 For TX-only validation or to hear オーディオ, yes — you need an S/PDIF sink such as: 光S/PDIF DAC、 AVレシーバー、 S/PDIFアナライザー、 光入力付きのUSBオーディオインターフェース。 NXPのサポート資料では、S/PDIFはデータストリームであり、シンクがS/PDIFであれば、S/PDIFを受信して音声形式に変換するデバイスが必要です。 推奨される検証手順: まず、i.MX8MPソフトウェアパスを内部バイパスまたは短い電気的ループバックで検証します。 次に、TOSLINK TXモジュール→光ケーブル→TOSLINK RXモジュールを使用して、基板レベルの光経路を検証します。 最後に、実際のS/PDIFシンク/アナライザーとの相互運用性を検証します。
查看全文