基板:Z248 A0 EVB、MRAMは未書き込み(初回書き込み時)
プローブ: S32 デバッグプローブ — OS 1.1.0/ ブートローダー 1.0.1 (最新版確認済み)
ツール:S32DS 3.6.6+ S32K5 開発パッケージ 3.6.6EAR + デバッガーコア 3.6.10
SWDチェーンISが検出されました:
デバイス[0]: コアタイプ=S32K5(376)
デバイス[1]: コアタイプ=DAPv5(232)
しかし、ccs_config_chain が失敗します (ccs_error=39):
「S32K5: 初期化シーケンスが見つかりません」(サブコアエラー 73)
「S32K5: バスエラー」(サブコアエラー 76)
検証済み OK: VTREF=3.3V、SRST_B=3.3V、デバッグモードのJ6/J9(ピン3-4)、
12V、次に48Vの電源シーケンス
試した: LS および非 LS M7 コア、JTAG 10MHz~2MHz、リセット遅延 0/500ms、
初期化スクリプト s32k5xx_attach.py / attach_first_instruction.py /
generic_bareboard.py / generic_bareboard_all_cores.py
質問:
初期ブートチェーンプログラミング(HSE / IVT / DCD / BOOT マネージャ / MICROSAR)ですか?
S32デバッグプローブ+S32DSを介してサポートされるBLANK Z248 A0のことですか?
UM12524セクション4.7.1では、ラウターバッハ専用のフルフラッシングパネルが記載されています
TRACE32、4.7.2はすでに構築済みのエルフがブートボード上にあることを前提としています。
初回フラッシュ時にTRACE32が必須である場合は、ご確認ください。
こんにちは、 @hjlim1 さん。
現在お手元にある製品、まだ正式に発売されていないNPI(新製品導入)についてお手伝いしています。
これらの製品の早期アクセス権を得たお客様は、現場エンジニアを割り当てていることにご注意ください。指定されたフィールドエンジニアが、この製品に関する問題や懸念、問い合わせの主要なサポートチャネルとなります。
正式リリース後、オンラインサポートチームはより幅広いサポートを展開していきます。それまでは、私たちは必要な支援を提供する体制が整っていません。
ご理解いただきありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
パベル