2407862_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2407862_zh-CN

2407862_zh-CN

LS1046ARDB Mbed 串口驱动程序安装 Windows 11 2026

你好,

我正在尝试按照“LS1046A 参考设计板入门指南”第 10 节“启动 LS1046ARDB ”与 LS1046ARDB 建立串行通信。

指南中关于 Mbed Windows 串口驱动程序的链接会重定向到一个包含不同代码仓库的 GitHub 页面。https://developer.mbed.org/handbook/Windows
串行配置

我似乎在入门指南链接的仓库中找不到“mbedWinSerial_16466.exe”。

我使用的是Windows 11系统。

我还尝试更新 CMSIS-DAP 固件,并在关闭存储服务的情况下连接到串行控制台,但仍然无法检测到 Mbed 串行 COM 端口。

非常感谢您的帮助!

Re: LS1046ARDB Mbed Serial Driver Install Windows 11 2026

你好,

Windows 无法自动识别串口。

设备管理器中将该板识别为大容量存储设备,文件资源管理器中也出现了 MBED 驱动器,但设备管理器中未识别出 mbed 串行端口。

Re: LS1046ARDB Mbed Serial Driver Install Windows 11 2026

你好,

Mbed Windows 串口驱动程序已被 DAPLink 取代。

daplink.io的主要指导原则是:

“如果您的计算机运行的是 Windows 10、Mac OSX 或 Linux 系统,并且使用的是 DAPLink 固件版本 0240 或更高版本,则无需安装驱动程序。”

由于客户使用的是 Windows 11,因此完全不需要安装串口驱动程序——一旦通过 USB 连接电路板,Windows 应该会自动识别串口 COM 端口。

 

此致

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
a month ago
Updated by: