Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
为什么MC34VR500V3ES输出错误的电压值 您好, 我的板上使用 MC34VR500V3ES 为 LS1021A 提供电源。首次通电时,输出的电压值错误,如下表所示。MC34VR500V3ES 的 Vin 为 3.3V,正确,并检查 EN 引脚是否也为 3.3V。我将这部分原理图与LS1021A-IOT的设计进行了比较,除了LS1021A-IOT使用的是MC34VR500V1ES之外,它们几乎完全相同。MC34VR500V3ES 的默认设备启动配置在数据手册第15页有说明。所以,在首次上电时,它会按照顺序输出所有默认电压,而无需通过 IIC 进行编程,对吗?但实际情况并非如此,请问您能否提供一些调试建议? 提前感谢! 顺祝商祺! 杰森 电源解决方案 Re: Why does MC34VR500V3ES output wrong voltage value Hi, sun: 好的,我去找找电子负载。还有一个地方,就是有2路LDO(LDO1和LDO3路)是没有用到,所以是没连接负载,这两路电压输出也不正常 多谢! Best regards! Jason Re: Why does MC34VR500V3ES output wrong voltage value Hi  您先加负载测试下真实的输出看看结果是什么样的?加100-200mA就好了一路路逐个加过去测试 Re: Why does MC34VR500V3ES output wrong voltage value Hi, sun: 既然V3是工厂预编程版本且输出电压和时序遵循手册第15页6.1.1的默认配置,那么设计起来其实是非常简单的,主要是VIN的供给和EN管脚的使能,况且所有的输出(包括SW和LDO)的反馈和环路电路都在片内集成了。现在是几乎8路电源输出都不对,特别是LDO也不对,这非常的奇怪。我测试了每路电源的阻抗,除了SW1输出的1.2V阻抗是92欧姆,其他8路都非常大,这也是正常的 原理图如下所示,几乎和官方demo板 LS1021A-IOT原理图这部分设计一致 多谢! Best regards! Jason   Re: Why does MC34VR500V3ES output wrong voltage value Hi Jason_in_job 您这个是V3的版本上电默认就是V3的输出,假如电压不对的话: 1:每一路加100mA的负载试试 2:PCB layout有很大的问题这个概率不大。 3:假如第一个建议不行的话可以看看原理图 BR Re: Why does MC34VR500V3ES output wrong voltage value Hi, sun: 如果我要去重新设置SW和LDO输出电压值和上电顺序,我怎么通过IIC去操作寄存器?我看手册里这部分写的不详细,您这边能否提供一下介绍软件配置的应用手册?比如 1. 前2个page的地址是否是5'b00000和5'b00001 2. Functional page和 Extended page 1(internal RAM)都有类似的寄存器,我是去操作哪个空间? 3. 从Functional page切换到Extended page 1时候,要先写0x7F的Page Register寄存器么? 多谢! Best regards! Jason Re: Why does MC34VR500V3ES output wrong voltage value Hi Jason 这是另一个topic我邀请您提交一个新的ticket从下面的路径 Home Thanks! BR
View full article
JTAG EXTESTがiMXRT1062で失敗しました。 NXPチームの皆様、こんにちは。 MIMXRT1062CVJ5Bでの境界スキャンテスト中にEXTESを入力する際に問題が発生しました。 この問題は、以下の記事で説明されている問題と非常によく似ています。 https://community.nxp.com/t5/i-MX-RT-Crossover-MCUs/JTAG-Chain-Break-EXTEST/td-p/2320323 テストシーケンスがEXTESTに入ると、5秒後に回路がシャットダウンします。ONOFFピンに抵抗を追加してVCCに抵抗を追加する解決策が問題を解決することは証明できません。なぜなら、私のデザインではこのピンは浮動していてアクセスできない(ネットにコネクテッドされていない)からです。 MCUをオフにしないために境界スキャン手順の設定方法をご存知ですか? なぜこの状況(テスト後に電源が切れること)が毎回起こらないのか説明してもらえますか?試験装置のゲージR&R 10x10の作業中に、この問題は3枚の基板で8回のみ発生しました。 Re: JTAG EXTEST fail at iMXRT1062 こんにちは、 @MGrzegolec1 さん、 詳細な情報を提供していただきありがとうございます。現在の基板ではONOFFピンにアクセスできないため、以下の手順をお勧めします。 1: EXTESTに入る前に、AN12919を参照してTAP接続、正しいBSDLファイルのCOMPLIANCE_PATTERN、およびJTAGモード構成を確認してください。 2: MCUが境界スキャンの前に初期化コードを実行できる場合は、SNVS_LPCRを設定してみてください。BTN_PRESS_TIME[17:16]を11bに設定してONOFFの長押しシャットダウンを無効にします。この変更前後のEXTESTの結果を比較してください。これは診断検査のみを目的としています。 3:EXTESTに入ってから電源が切れるまでの時間を記録してください。可能であれば、BTN_PRESS_TIMEの設定も変更してテストしてみてください。シャットダウンまでの遅延時間がそれに応じて変化する場合、問題は電源オン/オフボタンの長押し機構に関連している可能性があります。 よろしくお願いいたします。 メイ・リウ
View full article
MCF5235 (MCF5xxx) + SDR 动态随机存取存储器\(DRAM\) = 死机,还有其他人遇到过这种情况吗? 本文主题直接呼应了我之前一篇关于类似主题的文章: https://community.nxp.com/t5/ColdFire-68K-Microcontrollers/MCF5329-MCF5xxx-SDR-DRAM-lockup-anyone-else/m-p/148529#M3612 表面上(从症状上看)这是一个类似的问题,但这次却是一种全新的 同步动态随机存取存储器\(SDRAM\) 接口错误方式。 我们正在使用MCF5235。我们用它生产了很多产品。但偶尔,其中一台电脑开机后无法启动。我们很久以来就一直收到关于这个问题的报告,但我刚刚才找到问题的根源。 我们采用与飞思卡尔/恩智浦评估板相同的基本设计。MCF5235 在同一地址总线和数据总线上具有 32 位宽的 Flash 和 32 位宽的同步动态随机存取存储器\(SDRAM\)。 部分设备在通电后,有时(大约每20到100台中会有1台无法启动)会出现启动失败的情况。这是“生产差异”(零件的具体生产、批次和具体实例)和“随机因素”的结合。 当它发生故障时,CPU 最终会进入“故障叠加故障”状态。由于程序已停止运行,看门狗无法恢复它(它会忽略停止状态)。查看总线读取信号和(任意)一个数据引脚,可以看到以下情况: 上述情况发生在开机时移除RESET之后。前三个周期是 CPU 读取位置 (0)、(4) 和 @(4),分别是 SP、PC 和向量 (4) 指向的第一条指令。然后它会抛出一个异常,而这个间隙就是它试图将异常堆叠起来的地方。这样行不通,因为目前还没有设置内存。接下来的四次获取操作都是尝试获取异常数据,但都失败了,CPU 停止运行。 奇怪的色阶(蓝色)是因为 同步动态随机存取存储器\(SDRAM\) 与 Flash 同时驱动数据总线。它会向闪存芯片推送数据,从而破坏向量和初始代码。 这样做是被允许的。JEDEC 标准和 同步动态随机存取存储器\(SDRAM\) 制造商的数据手册表明,重置 同步动态随机存取存储器\(SDRAM\) 芯片的唯一方法是向其发出“预充电”命令。否则,它可能会以任何可能的(也是未记录的)内部状态唤醒。如果运气不好,芯片认为它已被选中并正在被读取,那么来自 CPU 的“BS[0:3]”信号将启用同步动态随机存取存储器\(SDRAM\) 驱动程序。 发送“预充电”命令的唯一方法是运行启动代码,该启动代码会对同步动态随机存取存储器\(SDRAM\) 控制器进行编程以执行此操作。它无法执行那段代码,所以彻底完蛋了。 某些 同步动态随机存取存储器\(SDRAM\) 芯片似乎比其他芯片更容易在“错误状态”下唤醒。 “RESET”无法解决此问题,因为 SDRAM 没有重置引脚。需要重启电源才能恢复。 难道只有我遇到过这个问题吗?也许已经解决了? 我怀疑任何使用与启动介质共用数据总线的同步动态随机存取存储器\(SDRAM\) 的 MCF52xx 型号(或任何 CPU)都可能出现这种情况。 Tom Re: MCF5235 (MCF5xxx) + SDR DRAM = lockup, anyone else? 我发帖至今已经17个月了,还没有人回复。这些是旧芯片吧? 我向 Gemini 询问了这个问题,在像往常一样快速但错误地回复之后,它找到了这篇文章,并对其进行了相当不错的总结。然后我让它查找其他例子,它的表现非常出色。以下是一些相关的引语(但格式已尽我所能调整好)。令人惊讶的是,它竟然提出了我之前想到的(但没有发布的)硬件修复方案。我还询问是否有任何 Flash 芯片可能需要 BS 信号才能工作(需要强制使用 BS 信号才能读取启动固件),结果发现了一些。 锁闭的真正机制 主动驱动器会覆盖拉线:由于 CPU 在启动读取(从 Flash 获取指令)期间会主动驱动 BS* 线,因此外部上拉或下拉电阻无法缓解此问题。CPU 的内部驱动器会覆盖它们。 [ 1 ] 信号共享/同步动态随机存取存储器\(SDRAM\) 冲突:字节选择/字节使能引脚 (BS*) 与 同步动态随机存取存储器\(SDRAM\) 的字节掩码/数据限定线 (DQM / SDLDQM / SDUDQM) 相连。 总线阻塞:每次从启动 Flash 获取指令时,CSCR0 都会强制这些字节选择进行切换。SDR 动态随机存取存储器\(DRAM\) 控制器本身已完美复位,但由于物理线路是共享的,动态随机存取存储器\(DRAM\) 将这些活动的读取字节选择误解释为有效的数据限定符或存储体激活序列以及 Flash 访问。动态随机存取存储器(DRAM) 立即将数据转储到共享数据总线 (D[31:0]) 上,与 Flash 的数据输出发生剧烈碰撞,导致 CPU 在第一条指令执行之前停止运行。 RCON 无能为力:RESET 配置覆盖 (RCON) 处理初始端口大小 (PS) 和启动源选择,但它没有架构路径来更改 BEM 位的硬编码 RESET 状态。 真正的硬件变通方案 由于芯片会主动驱动引脚,而 RCON 无法覆盖它,因此遇到此漏洞的硬件设计人员通常必须使用以下逻辑级隔离技术之一: 反转或门控启动字节选择:将 BS* / DQM 信号通过外部逻辑门(例如,根据有效极性,使用 AND 门或 OR 门)路由,该逻辑门由有效的片选或地址线限定。确保只有当实际的 同步动态随机存取存储器(SDRAM) 片选信号 (SD_CS*) 或指定的上地址空间为真时,DQM 才能传递到 动态随机存取存储器(DRAM)。 通过三态缓冲器隔离:使用总线缓冲器缓冲通往 动态随机存取存储器\(DRAM\) 的共享线路,该总线缓冲器的 OE(输出使能)由专用的 GPIO 或 SD_CS 线的低电平有效组合控制,从而在 Flash 启动阶段将 动态随机存取存储器\(DRAM\) 输入与 FlexBus 完全隔离。 对这一特定怪癖进行更广泛的评估,就能揭示为什么它一直是许多开发者心中挥之不去的阴影。查阅官方文档、用户手册和历史讨论区,没有发现其他公开参考资料或明确的勘误表述提及 MCF5235 存在 CSCR0[BEM] RESET 为 1 的硅缺陷。 [ 1 ] MCF5235 芯片勘误表中没有提及此事,这更加印证了你的怀疑:成千上万的旧款芯片可能在实际应用中间歇性地出现故障,而故障原因被归咎于“不稳定的电源轨”、“宇宙射线”或劣质的 动态随机存取存储器\(DRAM\) 批次。 [1] 然而,通过交叉比对 Freescale/NXP 随着时间的推移如何处理该架构,就能准确地揭示出这个漏洞是如何被悄悄“处理”或隐藏在同系列架构中的:   1.后期硅谷的架构转变 最能说明飞思卡尔意识到他们搞砸了 BEM RESET 状态的证据来自MCF548x 系列(ColdFire V4e) 。 在MCF5485 参考手册中,他们明确修改了硬件设计,将 CSCR0[BEM] 的 RESET 状态连接到外部配置引脚 (AD3)。 [1] 手册中写道: “AD3 的逻辑电平反映为 CSCR0[BEM] 的 RESET 值。” 这种架构修正证明,在复用 FlexBus 和动态随机存取存储器\(DRAM\)线路时,将 BEM 硬编码为复位后不可更改的状态是一个严重的系统缺陷。 [1] 2. 二十分之一的统计幽灵 这个漏洞很少能被彻底找出原因,归根结底是因为标准的动态随机存取存储器(DRAM)状态机没有处于复位状态: 根据 JEDEC 标准,SDR 动态随机存取存储器(DRAM) 上电需要稳定的 VDD、强制 100μs–200μs 延迟、初始预充电全部以及显式模式寄存器设置 (MRS) 周期,之后内部命令解码器才能监听输入。 问题在于:在混乱的电源斜坡的最初几毫秒内,“易受影响的”动态随机存取存储器\(DRAM\)芯片的内部状态机偶尔会随机进入活动状态或非法测试模式。如果 ColdFire 处理器在其首次指令提取期间同时猛击 BS*/DQM 线路,就会造成一种完美风暴,即 动态随机存取存储器\(DRAM\) 的数据驱动程序置位时间刚好足以破坏 Flash 的复位向量锁存器。 由于标准电源循环或看门狗复位使 CPU 复位的速度比 VDD 电源轨完全下降的速度更快,因此 动态随机存取存储器\(DRAM\) 经常在随后的热启动中保持其状态,使设备陷入持续的启动循环,直到电源完全断开并耗尽。   1. 具有相同缺陷的同系 ColdFire 变体 CSCR0[BEM] = 1 RESET 状态并非 MCF5235 独有;它是共享该代 FlexBus/片选模块的多条 ColdFire 生产线的普遍特性。 MCF5250 / SCF5250 和 MCF5251:在SCF5250 用户手册(以及MCF5251 参考手册)中,文档公开承认了 MCF5235 手册中隐藏的内容。在偏移量 MBAR + 0x88 处的 CSCR0 RESET 内存映射下,明确指出:RESET:BEM = 1。 [1] MCF5208:在MCF5208 参考手册中,他们明确地将 CSCR0[BEM] 的 RESET 状态直接绑定到一个名为DRAMSEL的专用的启动覆盖引脚。如果在 RESET 时对 DRAMSEL 进行采样,则会强制执行特定的 BEM 行为,以防止在共享配置上发生总线锁定。 [1] MCF5250/51 公开记录了复位时 BEM=1 的事实,证实了这一代 ColdFire 处理器的硬件设计意图是在字节使能激活的情况下启动。MCF5235 文档团队只是简单地复制/粘贴了一个通用的 V2 规范,声称它会 RESET 为 0,从而造成了你发现的差异。   2. Flash 接口之谜:为什么强制 BEM=1? 你怀疑某些闪存需要字节使能才能读取,这在历史上是正确的。在 20 世纪 90 年代末和 21 世纪初,整个行业都存在着SRAM 式接口(写入时使用字节使能,但读取时完全依赖于 OE)和动态随机存取存储器\(DRAM\)/突发式接口(所有周期都需要有效的字节限定)之间的摩擦。 两种主要的硬件架构解释了为什么 NXP 将 BEM 硬编码为 1:   A. 双数据总线“对称”闪存元器件 在此期间,英特尔、夏普和美光等制造商生产了专用的同步/突发并行闪存芯片(例如英特尔 StrataFlash Performance / Advanced+ Burst系列或美光的 M29/M58 系列突发闪存)。 这些芯片的设计目的是与高性能 32 位总线紧密连接,而无需胶合逻辑。 为了在单个芯片布局上动态支持 16 位和 32 位操作,这些 Flash 设备将标准引脚重新用于字节-字节-选择线(BYTE#、LB#、UB#)。 [1] 至关重要的是,在其中一些具有突发功能的闪存设备上,如果片选 (CE#) 和输出使能 (OE#) 被拉低,但字节选通线保持高电平(未置位),则内部读出放大器会屏蔽数据通道,将该周期视为无效读取,并输出空值或随机浮空乱码。NXP 强制 BEM=1 退出 RESET,以确保处理器能够成功地从这些特定类型的高性能闪存中锁存 RESET 向量,而无需复杂的启动 PLD。 B. 混合总线微架构和“EBI”传统 Freescale 设计 ColdFire FlexBus 时并非孤立地进行;它继承了 PowerPC MPC5xxx 外部总线接口 (EBI) 的一些特性。正如 NXP 应用笔记AN3773(使用外部总线接口)中所述,许多高速外部存储器架构将写使能 (WE*) 和字节使能 (BE*/BS*) 引脚复用到一个统一的通道结构中。 [ 1 ] 在这种架构下,如果要从由多个 8 位或 16 位 Flash 设备构成的 32 位宽内存阵列启动,处理器必须在读取周期中驱动字节使能,以选择在部分或未对齐的指令提取期间正在评估 Flash 阵列的哪些特定通道。 Re: MCF5235 (MCF5xxx) + SDR DRAM = lockup, anyone else? 我尝试编辑我的帖子使其更清晰,但当我尝试更新时,NXP 提示编辑时间已过期。它只给了我不到5分钟的时间,现在完全不让我编辑了!所以我修改的是: 两幅示波器捕获——黄色是来自 CPU 的 /CS0 信号,用于启用 CPU 从中启动的外部 FLASH。第一条图中的蓝色是基站信号,第二条图中的蓝色是数据总线。中间层是指闪存和 同步动态随机存取存储器(SDRAM) 同时驱动总线的情况。 参考手册指出 CSRC0[BEM] 应为零,在这种状态下,芯片在读取期间不会驱动 Bank 选择。芯片却不这么认为。 Tom Re: MCF5235 (MCF5xxx) + SDR DRAM = lockup, anyone else? 事情变得越来越有趣了。现在存在多个问题。 我可以看到 MCF5235 在 RESET 后的前几个总线周期内驱动 BS 信号,此时它正在获取 RESET 向量和堆栈指针。以下是一个例子(蓝色是基站信号之一):     当 同步动态随机存取存储器\(SDRAM\) 与 Flash 同时读取数据时,其中一条数据总线线路会发生以下情况: 但查阅参考手册后,这种情况不应该发生: 请注意,上面提到 CSRC0[BEM] 在 RESET 时应为 CLEAR。这意味着: 这相当于: CSCR0: 00 1111 0 1 00 0 0 0 000 - 15 Waits and AA, and no BEM. 因此,MCF5235 在读取期间不应该驱动 Bank Select 信号,所以不应该出现这个问题。到底发生了什么事? 我们来看看CPU实际执行哪些操作。以下是 RESET 后通过调试模块读取的片选寄存器值: (gdb) x/20x 0x40000080 0x40000080: 0x00000000 0x1fff0000 0x00003d20 0x0000 CSAR0 0x1fff0000 CSMR0 0x3d20 CSCR0 0x4000008c: 0x53fb CSAR1 0xffbf0100 CSMR1 0x3c78 CSCR1 0x40000098: 0xf6c20000 0xe1e70100 0x00002de8 0x400000a4: 0x5ffe0000 0xeffe0000 0x00003958 0x400000b0: 0xaedf0000 0xb5bd0000 0x00003d58 Decoding CSRC0 in the above: 0x3d20 0011 1101 0010 0000 = 00 1111 0 1 00 1 0 0 000 - SWWS | | | | | | | +------ BSWT | | | | | | +-------- BSTR | | | | | +---------- BEM **** IS SET! **** | | | | +------------ PS | | +--------------- AA | +------------------- IWS = 15 waits +------------------------ SRWS = 0 waits RESET时,CSRC0[BEM] 被设置。这与参考手册中的说法不符。如果 MCF5235 能按照参考手册运行,我就不会遇到这个问题了! 这应该在用户手册附录文档中进行更正,或者在勘误表中作为芯片问题提及: 勘误表,2011 年 6 月 30 日,修订版 5:未提及此事。 参考手册,2006 年 7 月 7 日:以上摘录有错误。 参考手册勘误表,2007 年 5 月 23 日,修订版 2.2,第 16 节有勘误表,但本部分没有。 我想我们大概可以为此发布新版的用户手册勘误表吧? 🙂 Tom     Re: MCF5235 (MCF5xxx) + SDR DRAM = lockup, anyone else? MCF5329 跟这有什么关系?这篇文章是关于MCF5235的。 这也是CPU在硬RESET后启动的情况。CPU 不可能运行得那么快。它采用 25MHz 外部时钟,时钟模式为“带外部参考的正常模式”。这意味着 CPU 外部时钟(也是 同步动态随机存取存储器\(SDRAM\) 时钟)从该频率的 3/4 开始,即 18.75MHz。 如果你观察示波器波形,水平方向为 2us/div,每次读取所需时间略小于半个格,即大约 0.9us。芯片选择的初始设置有 15 个等待状态,因此基本时钟频率约为其 1/16 或 17 MHz(即 18.75MHz)。 同步动态随机存取存储器(SDRAM) 数据手册显示了其内部状态,以及实现干净初始化的唯一方法:   我现在有两台设备(还有第三台待测试),显示 同步动态随机存取存储器(SDRAM) 驱动总线对抗 Flash 芯片。我可以测量过大的短路电流。 如果采用这种常见配置的芯片制造的设备中没有其他出现“间歇性无法开机”的情况,我会感到惊讶。 Tom Re: MCF5235 (MCF5xxx) + SDR DRAM = lockup, anyone else? 你好, 这看起来更像是频率问题,请检查 同步动态随机存取存储器(SDRAM) 的工作频率,因为 MCF5329 的最大工作频率为 80MHz。 此致
View full article
MCF5235 (MCF5xxx) + SDR DRAM = フリーズします。他に同じような症状の方はいらっしゃいますか? この投稿の主題は、私の以前の類似トピックの投稿への直接的な言及です。 https://community.nxp.com/t5/ColdFire-68K-Microcontrollers/MCF5329-MCF5xxx-SDR-DRAM-lockup-anyone-else/m-p/148529#M3612 表面的には(症状から見て)似た問題ですが、このCASEではSDRAMのインターフェースを誤るまったく新しい方法です。 私たちはMCF5235を使用しています。私たちはこの技術を使って多くの製品を作ってきました。しかし、ごくまれに、そのうちの1台が電源を入れても起動しないことがある。この件については以前から報告を受けていましたが、ようやく問題の原因を突き止めることができました。 私たちはFreescaleやNXPの評価ボードと同じ基本デザインを使っています。MCF5235は、同一のアドレスバスおよびデータバス上に32ビット幅のフラッシュメモリと32ビット幅のSDRAMを搭載しています。 一部の機種では、電源を入れた際に、まれに(約20回に1回から100回に1回程度)起動に失敗することがあります。これは「製造上のばらつき」(特定の製造、バッチ、部品の特定のインスタンス)と「ランダムな偶然」の組み合わせです。 故障が発生すると、CPUは「フォールト・オン・フォールト」状態に陥ります。停止状態であるため、ウォッチドッグはそれを回復できません(停止状態を無視します)。バス読み取り信号と(いずれかの)データピンを見ると、次のことがわかります。 上記は、リセットボタンが取り外された状態で電源投入時に発生します。最初の 3 つのサイクルは、CPU の読み取り位置 (0)、(4)、および @(4) であり、(4) にあるベクトルが指す SP、PC、および最初の命令です。すると例外が発生し、そのギャップは例外を積み重ねようとしている箇所にある。今はRAMが設定されていないので、それはうまくいきません。次の4回のフェッチは例外フェッチの試行であり、失敗してCPUが停止します。 奇妙なレベル(青色)は、SDRAMがフラッシュメモリと同時にデータバスを駆動しているためです。それはデータをFlashチップに逆らって処理し、ベクトルや初期コードを破損させています。 それは許されている。JEDEC標準とSDRAMメーカーのデータシートによると、SDRAMチップをリセットする唯一の方法は「プリチャージ」コマンドを出すことだとされています。そうでなければ、可能な(しかも未公開の)内部状態で起動することがあります。運が悪く、チップが選択されて読み取られていると判断した場合、CPUからの「BS[0:3]」信号でSDRAMドライバが有効になります。 「Precharge」コマンドを送る唯一の方法は、SDRAMコントローラにプログラムするブートコードを実行することです。そのコードは実行できないので、完全にダメです。 一部のSDRAMチップは、他のチップよりも頻繁に「異常な状態」で起動するようです。 SDRAMにはリセットピンがないため、「リセット」してもこの問題は解決しません。復旧には電源の再起動が必要です。 他に同じような問題を抱えている人はいませんか?そして、もしかしたら直ったのかも? これは、起動メディアと共通のデータバスでSDRAMを使用しているMCF52xx(または他のCPUモデル)なら、どのモデルでも起こり得ると思います。 Tom Re: MCF5235 (MCF5xxx) + SDR DRAM = lockup, anyone else? これを投稿してから17ヶ月経ちましたが、返信がありません。これって古いチップですよね? この問題についてGeminiに問い合わせたところ、いつものように素早く間違った返信が来た後、この投稿を見つけてかなり的確に要約してくれました。次に、他の例を探すように指示したところ、非常に優れた結果を示してくれました。以下は関連する引用です(ただし、できるだけ良いフォーマットで)。驚くべきことに、私が考えていた(しかし投稿していなかった)ハードウェアの修正案が提案されていた。また、動作するためにBS信号を必要とするフラッシュチップ(ブートファームウェアの読み取りにBS信号を強制的に必要とするもの)があるかどうかを尋ねたところ、いくつか見つかりました。 ロックアップの真のメカニズム アクティブドライブのプルオーバーライド: CPUが起動時(フラッシュからの命令取得)中にBS*ラインを積極的に駆動するため、外部プルアップやプルダウン抵抗では問題を軽減できません。CPU内部ドライバーがそれを圧倒します。 [1] 信号共有/SDRAM衝突:バイト選択/バイトイネーブルピン(BS*)は、SDRAMのバイトマスク/データ修飾線(DQM / SDLDQM / SDUDQM)に接続されています。 バスジャム:ブートフラッシュから命令をフェッチするたびに、CSCR0 はこれらのバイト選択を強制的に切り替えます。SDR DRAMコントローラ自体は完璧にリセットされていますが、物理回線を共有しているため、DRAMはこれらのアクティブなリードバイトセレクトを、フラッシュアクセスと並んで有効なデータ修飾子やバンクアクティベーションシーケンスとして誤認してしまいます。DRAMは即座にデータを共有データバス(D[31:0])にダンプし、フラッシュのデータ出力と激しく衝突して最初の命令が実行される前にCPUを停止させます。 RCON の無力性:リセット構成オーバーライド (RCON) は、初期ポートサイズ (PS) とブートソースの選択を処理しますが、ハードコードされた BEM ビットのリセット状態を変更するためのアーキテクチャ上のパスがありません。 実際のハードウェア回避策 チップが積極的にピンを駆動し、RCONがそれを上書きできないため、このバグに見つかったハードウェア設計者は通常、以下のいずれかの論理レベルのアイソレータ技術を用いなければなりません。 ブート時のバイトセレクトを反転またはゲートする:有効なチップセレクトまたはアドレスラインによって条件付けられた外部ロジックゲート (アクティブな極性に応じて AND ゲートまたは OR ゲートなど) を介して BS* / DQM 信号をルーティングします。DQMが実際のSDRAMチップセレクト(SD_CS*)または指定された上位アドレス空間が真である場合にのみDRAMに渡せるようにしてください。 トライステートバッファによる分離:専用のGPIOまたはSD_CSラインのアクティブローの組み合わせによってOE(出力イネーブル)が制御されるバスバッファを使用して、DRAMへの共有ラインをバッファリングし、フラッシュブートフェーズ中にDRAM入力をFlexBusから完全に分離します。 この特定の癖の広い環境を評価することで、なぜ多くの開発者にとってこの作品が機械の中の幽霊のように残っているのかがわかります。公式ドキュメント、ユーザーマニュアル、歴史的な議論スペースを検索しても、CSCR0[BEM]リセット1シリコンバグに関する 他の公開参照や明確なMCF5235訂正確認は見つ かりません。 [1] MCF5235チップの正誤表に記載されていないという事実は、あなたの疑念を裏付けています。何千もの旧型ユニットが現場で断続的に故障している可能性が高く、その原因は「不安定な電源レール」、「宇宙線」、または不良DRAMロットにあると考えられています。 [ 1 ] しかし、FreescaleやNXPがアーキテクチャをどのように扱ったかを時間をかけてクロス・リファレンスすると、このバグが兄弟アーキテクチャで静かに「処理」されたか、あるいは埋もれていたかが正確にわかります。   1.後期シリコンにおけるアーキテクチャの変化 FreescaleがBEMのリセット状態を誤ったことに気づいた最も決定的な証拠は 、MCF548xファミリ(ColdFire V4e)から得られます。 MCF5485リファレンス・マニュアルでは、CSCR0[BEM]のリセット状態を外部構成ピン(AD3)にリンクさせるようハードウェアデザインを明示的に修正しています。[1] マニュアルには、「AD3の論理レベルは、CSCR0[BEM]のリセット値として反映される」と記載されています。 このアーキテクチャ上の修正により、FlexBusとDRAMラインを多重化する際に、BEMがリセット後も変更不可能な状態にハードコードされていることが重大なシステム上の問題として認識されていたことが証明されました。 [ 1 ] 2. 20人に1人の統計的幽霊 このバグがルート原因にほとんど起こらない理由は、リセット解除後の標準的なDRAM状態機械にあります: JEDEC規格によれば、SDR DRAMの電源投入には、安定したVDD、必須の100μs~200μsの遅延、初期のプリチャージオール、および明示的なモードレジスタセット(MRS)サイクルが必要であり、これらが内部コマンドデコーダが入力をリッスンする前に実行されることになっている。 落とし穴: 最初の数ミリ秒間の混乱したパワーランプの間に、「感受性のある」DRAMチップの内部状態機械がランダムにアクティブ状態や違法なテストモードに落ち着くことがあります。ColdFireプロセッサが最初の命令フェッチ時に同時にBS*/DQMラインを叩き込むと、DRAMがデータドライバをアセンスでアセンスし、フラッシュのリセットベクターラッチを破損させるという完璧な嵐が生まれます。 標準的な電源サイクルやウォッチドッグリセットでは、VDDレールが完全に低下するよりも速くCPUがリセットされるため、DRAMはその後のウォームブート時にもその状態を維持し、電源が完全に切断されるまでユニットが連続ブートループに陥ることがよくあります。   1. 同じ欠陥を持つ兄弟ColdFireバリアント CSCR0[BEM] = 1 のリセット状態は、MCF5235 に限った問題ではなく、FlexBus/チップセレクトブロックの同じ世代を共有する複数の ColdFire 製品ラインに共通するシステム的な特性でした。 MCF5250 / SCF5250 & MCF5251:SCF5250ユーザーマニュアル(およびMCF5251リファレンス・マニュアル)では、MCF5235マニュアルが隠していたドキュメントが公然と記載されています。CSCR0のリセットメモリマップのオフセットMBAR + 0x88の下には、明示的に次のように記載されています:リセット:BEM = 1。[1] MCF5208:MCF5208リファレンスマニュアルでは、CSCR0[BEM]のリセット状態をDRAMSELという専用のブートストラップオーバーライドピンに直接結びつけています。リセット時にDRAMSELをサンプリングすると、共有構成でのバスのロックアップを防ぐために特定のBEM動作を強制しました。[1] MCF5250/51がリセット時にBEM=1を公然と文書化していることは、この世代のColdFireプロセッサ全体のハードウェアデザイン意図がByte Enablesを有効に起動することであったことを裏付けています。MCF5235のドキュメントチームは、リセットされたと主張する汎用V2仕様をコピー&ペーストしただけで、あなたが発見した不一致が生じました。   2. フラッシュインターフェースの謎:なぜ強制BEM=1なのか? 特定のフラッシュメモリは読み出しにバイトイネーブル信号を必要とするというあなたの推測は、歴史的に見て正しい。1990年代後半から2000年代初頭にかけて、 SRAMスタイルのインターフェース (書き込みにはバイトイネーブーツを使い、読み込みは純粋にOEに依存している)と、 DRAMやバーストスタイルのインターフェース ( すべての サイクルでアクティブなバイト認証が必要)との間で業界全体で摩擦がありました。 NXPがBEM=1をハードコードした理由を説明する、2つの主要なハードウェアアーキテクチャ:   A. デュアルデータバス「対称型」フラッシュコンポーネント この時代には、インテル、シャープ、マイクロンなどのメーカーが、同期/バースト並列フラッシュチップ(インテルのStrataFlash Performance / Advanced+ BurstシリーズやマイクロンのM29/M58シリーズBurst Flashなど)を専門に製造した。 これらのチップは、グルーロジックを必要とせずに高性能な32ビットバスと密接にインターフェースするよう設計されていました。 16ビットおよび32ビットの両方の操作を単一チップレイアウト上で動的にサポートするため、これらのフラッシュデバイスは標準ピンを バイトバイトセレクトライン(BYTE#, LB#, UB#)に再利用しました。 [1] 重要な点として、これらのバースト対応フラッシュデバイスのいくつかでは、チップセレクト(CE#)と出力イネーブル(OE#)がローに駆動されていても、バイトストローブラインがハイ(非アクティブ)のままの場合、内部センスアンプがデータレーンをマスクし、サイクルを無効な読み取りとして扱い、何も出力しないか、ランダムな浮動小数点データを出力します。NXPはBEM=1をリセット解除し、プロセッサがこれらの高性能フラッシュメモリからリセットベクトルを複雑な起動PLDなしで正常にラッチできることを保証しました。 B. 多重バスマイクロアーキテクチャと「EBI」の遺産 フリースケールはColdFire FlexBusを独占的に設計したわけではありません。PowerPC MPC5xxx外部バスインターフェース(EBI)の特徴を受け継いでいます。NXPのAN3773(外部バスインターフェース使用)などのアプリケーションノートに記載されているように、多くの高速外部メモリアーキテクチャは書き込み有効(WE*)とバイト有効化(BE*/BS*)ピンを単一の統一レーニング構造に多重化していました。[1] このアーキテクチャでは、複数の8ビットまたは16ビットフラッシュデバイスで構成された32ビットの広いメモリアレイから起動したい場合、プロセッサは 読み取りサイクル中にバイトイネーブを駆動し、 部分的または非アラインド命令フェッチ時にどのフラッシュアレイレーンを評価するかを選択しなければなりませんでした。 Re: MCF5235 (MCF5xxx) + SDR DRAM = lockup, anyone else? 投稿内容をより分かりやすくするために編集しようとしたのですが、更新しようとしたところ、NXPから編集期限が過ぎたと表示されました。5分も猶予をもらえなかった上に、今は全く編集させてくれない!SO私が言ったことは次の通りです: どちらのオシロスコープのキャプチャも、黄色はCPUからの/CS0信号で、起動元の外部FLASHを有効にしています。最初の図の青色はBS信号、2番目の図の青色はデータバスラインです。中間レベルとは、フラッシュメモリとSDRAMの両方がバスラインを駆動している状態を指します。 リファレンスマニュアルにはCSRC0[BEM]はゼロであるべきと書かれており、この状態ではREADS中にチップがBank Selectを駆動しません。チップはそうは考えていない。 Tom Re: MCF5235 (MCF5xxx) + SDR DRAM = lockup, anyone else? さらに面白くなる。現在、複数の問題が発生している。 リセット後の最初の数バスサイクルで、リセットベクターとスタックポインターを取得する際にMCF5235がBS信号を駆動しているのが見えます。以下に例を示します(青色はBS信号の一つです)。     SDRAMがフラッシュメモリと同時に読み出しを開始した場合、データバスラインの1つに何が起こるかを以下に示します。 しかし、リファレンスマニュアルを読むと、こんなことが起こるべきではないと思います。 上記の記述では、CSRC0[BEM]はリセット時にクリアされる必要があるとされています。つまり、次のようになるということです。 これは以下に対応します。 CSCR0: 00 1111 0 1 00 0 0 0 000 - 15 Waits and AA, and no BEM. したがって、MCF5235がリード中にバンクセレクト信号を駆動するはずがなく、この問題は起こらないはずです。SO、どうなってるの? CPUが実際に何をしているのか確認してみましょう。リセット後のチップセレクトレジスタをデバッグポッド経由で読み取った結果を以下に示します。 (gdb) x/20x 0x40000080 0x40000080: 0x00000000 0x1fff0000 0x00003d20 0x0000 CSAR0 0x1fff0000 CSMR0 0x3d20 CSCR0 0x4000008c: 0x53fb CSAR1 0xffbf0100 CSMR1 0x3c78 CSCR1 0x40000098: 0xf6c20000 0xe1e70100 0x00002de8 0x400000a4: 0x5ffe0000 0xeffe0000 0x00003958 0x400000b0: 0xaedf0000 0xb5bd0000 0x00003d58 Decoding CSRC0 in the above: 0x3d20 0011 1101 0010 0000 = 00 1111 0 1 00 1 0 0 000 - SWWS | | | | | | | +------ BSWT | | | | | | +-------- BSTR | | | | | +---------- BEM **** IS SET! **** | | | | +------------ PS | | +--------------- AA | +------------------- IWS = 15 waits +------------------------ SRWS = 0 waits リセット時に、CSRC0[BEM]が設定されます。これはリファレンスマニュアルには書かれていない。もしMCF5235がリファレンスマニュアルに従っていれば、こんな問題は起きなかったでしょう! これはユーザーマニュアル付録文書で訂正されるか、訂正表でチップの問題として記載されるべきです: 正誤表、2011年6月30日、改訂5:これに関する記述はありません。 リファレンス・マニュアル、2006年7月7日:上記の抜粋にバグあり。 リファレンス・マニュアル訂正表、2007年5月23日、Rev 2.2。セクション16には訂正表がありますが、この部分には記載されていません。 この件に関して新しいユーザーマニュアルの訂正表を発行することはできないのでしょうか? 🙂 Tom     Re: MCF5235 (MCF5xxx) + SDR DRAM = lockup, anyone else? MCF5329と何の関係があるのですか?この記事はMCF5235に関するものです。 これは、ハードリセット後にCPUが起動する様子でもあります。それならCPUがそんなに速く動くはずがありません。25MHzの外部クロックで動作しており、クロックモードは「外部リファレンス付きノーマルモード」です。つまり、CPUの外部クロック(SDRAMクロックも含む)は、その3/4、つまり18.75MHzから始まるということだ。 オシロスコープのトレースを見ると、水平方向は2us/divで、1回の読み取りは半分弱、つまり約0.9usです。チップセレクトの初期設定では15の待機状態が与えられるため、基本クロックレートはその約1/16、すなわち17 MHz(つまり18.75MHz)です。 SDRAMのデータシートには内部状態と、クリーンな初期化を行う唯一の方法が記載されています。   現在、SDRAMがフラッシュチップに対してバスを駆動していることを示すユニットが2つ(そしてテスト用の3つ目)あります。余剰の短絡電流を測定できる。 この一般的な構成でこれらのチップを使用したデバイスで、「断続的に電源が入らない」という問題を抱えているものが他にもないとしたら、私は驚くでしょう。 Tom Re: MCF5235 (MCF5xxx) + SDR DRAM = lockup, anyone else? こんにちは、 これは周波数の問題のようです。MCF5329の場合、SDRAMの動作周波数は最大80MHzなので、SDRAMの動作周波数を確認してください。 よろしくお願いします。
View full article
无法测量 LS1028A 评估板 J12 引脚上的 1PPS 信号? 启动开发板后,我使用 echo 1 > /sys/class/ptp0/ppt0/pps_enable 命令启用了 PPS 输出。然后,通过运行 cat /sys/class/pps/pps0/assert,我可以看到时间戳在递增。但是,我无法捕获 1588_PULSE_OUT2 引脚上的 PPS 信号。 我在论坛中搜索了类似的问题,然后通过参考 devicetree/bindings/ptp/ptp-qoriq.txt 文档修改了设备树。步骤如下 首先,我使用以下命令在主板上获得了 QORIQ_CLK_HWACCEL 3 的时钟值。数值为 400 MHz: root@ls1028ardb:# find /sys/kernel/debug/clk -name "clk_summary" -exec cat {} ; | grep -i hwaccel cg-hwaccel3 0 0 0 400000000 0 0 50000 Y deviceless no_connection_id cg-hwaccel0 0 0 0 400000000 0 0 50000 Y deviceless no_connection_id cg-hwaccel2 0 0 0 600000000 0 0 50000 Y f200000.display clk_core cg-hwaccel1 0 0 0 1200000000 0 0 50000 Y deviceless no_connection_id 所以我修改了设备树文件 fsl-ls1028a.dtsi 如下: ethernet@0,4 { compatible = "pci1957,ee02", "fsl,enetc-ptp"; reg = <0x000400 0 0 0 0>; clocks = <&clockgen QORIQ_CLK_HWACCEL 3>; little-endian; fsl,extts-fifo; // The following lines are newly added fsl,cksel = <1>; fsl,tclk-period = <10>; fsl,tmr-prsc = <100>; fsl,tmr-add = <0x40000000>; fsl,tmr-fiper1 = <0x3B9AC9F6>; fsl,max-adj = <2999999999>; }; 启动后,修改后的节点条目可见: root@ls1028ardb:~# ls /sys/class/ptp/ptp0/device/of_node/ clocks compatible fsl,cksel fsl,extts-fifo fsl,max-adj fsl,tclk-period fsl,tmr-add fsl,tmr-fiper1 fsl,tmr-prsc little-endian name reg 即使经过这些修改,我仍然无法正确捕获信号。因此,我检查了 RCW 值。详细日志如下 Reset Configuration Word (RCW): 00000000: 3c004010 00000030 00000000 00000000 00000010: 00000000 018f0000 0030c000 00000000 00000020: 020031a0 00002580 00000000 00003296 00000030: 00000000 00000010 00000000 00000000 00000040: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000050: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000060: 00000000 00000000 200e705a 00000000 00000070: bb580000 00000000 在 LS1028ARDBRM.pdf 文档中,我发现对于 1PPS 输出,EC1_SAI4_5_PMUX[835:833] 字段必须设置为 101。字地址是偏移量 0x68 处(字 26)的 32 位字,值为 0x200e705a。提取此字段:向右移动 1 并掩盖下方 3 位:(0x200e705a > > 1) & 0x7 = 0x5,即二进制 101 — 所以这也是正确的。但是,我仍然无法捕获信号。 我想知道我的设备树配置是否不正确,或者是否存在其他硬件限制。我附上了 ptp-qoriq.txt 文件、LS1028ARDBRM.pdf、以及示波器捕获以供参考。 Re: Unable to measure 1PPS signal on J12 pin of LS1028A evaluation board? 我用以下命令进行了环回测试,结果没有信号。CPLD 确实有可能没有正确路由信号。 root@ls1028ardb:~# find /sys/kernel/debug/ -name fiper1-loopback /sys/kernel/debug/0000:00:00.4/fiper1-loopback root@ls1028ardb:~# echo 1 > /sys/kernel/debug/0000:00:00.4/fiper1-loopback root@ls1028ardb:~# cat /sys/class/ptp/ptp0/fifo root@ls1028ardb:~# cat /sys/class/ptp/ptp0/fifo root@ls1028ardb:~# cat /sys/class/ptp/ptp0/fifo 我使用的 CPLD 软件版本是 LS1028ARDB_HDL_2020_0330_1829_V8。是否需要额外编程?还是这个版本有问题?至于路由问题,我会让我们的硬件团队进行检查。 Re: Unable to measure 1PPS signal on J12 pin of LS1028A evaluation board? 你好 文档支持 LS1028A 可以在 LS1028ARDB J12 上输出 PPS,但你的症状很可能指缺少主板 RCW/CPLD 多路复用器路由或外部 FIPER 引脚编程不完整,而不是缺乏 PPS 支持。 此致 回复: Unable to measure 1PPS signal on J12 pin of LS1028A evaluation board? 这是由于脉冲宽度设置得太小,所用的示波器无法捕获到它造成的。
View full article
Unable to measure 1PPS signal on J12 pin of LS1028A evaluation board? After booting the development board, I enabled PPS output using the command echo 1 > /sys/class/ptp/ptp0/pps_enable. Then, by running cat /sys/class/pps/pps0/assert, I can see the timestamp incrementing. However, I cannot capture the PPS signal on the 1588_PULSE_OUT2 pin. I searched for similar issues in the forum and then modified the device tree by referring to the devicetree/bindings/ptp/ptp-qoriq.txt document. The steps are as follows: First, I obtained the clock value for QORIQ_CLK_HWACCEL 3 on the board using the following command. The value is 400 MHz: root@ls1028ardb:# find /sys/kernel/debug/clk -name "clk_summary" -exec cat {} ; | grep -i hwaccel cg-hwaccel3 0 0 0 400000000 0 0 50000 Y deviceless no_connection_id cg-hwaccel0 0 0 0 400000000 0 0 50000 Y deviceless no_connection_id cg-hwaccel2 0 0 0 600000000 0 0 50000 Y f200000.display clk_core cg-hwaccel1 0 0 0 1200000000 0 0 50000 Y deviceless no_connection_id So I modified the device tree file fsl-ls1028a.dtsi as follows: ethernet@0,4 { compatible = "pci1957,ee02", "fsl,enetc-ptp"; reg = <0x000400 0 0 0 0>; clocks = <&clockgen QORIQ_CLK_HWACCEL 3>; little-endian; fsl,extts-fifo; // The following lines are newly added fsl,cksel = <1>; fsl,tclk-period = <10>; fsl,tmr-prsc = <100>; fsl,tmr-add = <0x40000000>; fsl,tmr-fiper1 = <0x3B9AC9F6>; fsl,max-adj = <2999999999>; }; After booting, the modified node entries are visible: root@ls1028ardb:~# ls /sys/class/ptp/ptp0/device/of_node/ clocks compatible fsl,cksel fsl,extts-fifo fsl,max-adj fsl,tclk-period fsl,tmr-add fsl,tmr-fiper1 fsl,tmr-prsc little-endian name reg Even after these modifications, I still cannot capture the signal correctly. Therefore, I checked the RCW values. The detailed log is as follows: Reset Configuration Word (RCW): 00000000: 3c004010 00000030 00000000 00000000 00000010: 00000000 018f0000 0030c000 00000000 00000020: 020031a0 00002580 00000000 00003296 00000030: 00000000 00000010 00000000 00000000 00000040: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000050: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000060: 00000000 00000000 200e705a 00000000 00000070: bb580000 00000000 In the LS1028ARDBRM.pdf document, I found that for 1PPS output, the EC1_SAI4_5_PMUX[835:833] field must be set to 101. The word address is the 32-bit word at offset 0x68 (word 26), with value 0x200e705a. Extracting this field: shift right by 1 and mask lower 3 bits: (0x200e705a >> 1) & 0x7 = 0x5, which is binary 101 – so that is also correct. However, I still cannot capture the signal. I would like to know whether my device tree configuration is incorrect, or if there might be other hardware limitations. I have attached the ptp-qoriq.txt, LS1028ARDBRM.pdf, and the oscilloscope capture for reference. Re: Unable to measure 1PPS signal on J12 pin of LS1028A evaluation board? I performed a loopback test with the following commands and got no signal. It is indeed possible that the CPLD is not routing the signal correctly. root@ls1028ardb:~# find /sys/kernel/debug/ -name fiper1-loopback /sys/kernel/debug/0000:00:00.4/fiper1-loopback root@ls1028ardb:~# echo 1 > /sys/kernel/debug/0000:00:00.4/fiper1-loopback root@ls1028ardb:~# cat /sys/class/ptp/ptp0/fifo root@ls1028ardb:~# cat /sys/class/ptp/ptp0/fifo root@ls1028ardb:~# cat /sys/class/ptp/ptp0/fifo The CPLD software version I am using is LS1028ARDB_HDL_2020_0330_1829_V8. Is additional programming required? Or is there an issue with this version? As for the routing problem, I will have our hardware team check it. Re: Unable to measure 1PPS signal on J12 pin of LS1028A evaluation board? Hello, The documentation supports that LS1028A can output PPS on LS1028ARDB J12, but your symptom most likely points to missing board RCW/CPLD mux routing or incomplete external FIPER pin programming rather than a lack of PPS support. Regards 回复: Unable to measure 1PPS signal on J12 pin of LS1028A evaluation board? This was caused by the pulse width being set too small and the oscilloscope used failing to capture it.
View full article
LS1028A評価ボードのJ12ピンで1PPS信号を測定できませんか? 開発ボードを起動した後、echo 1 > /sys/class/ptp/ptp0/pps_enable コマンドを使用して PPS 出力を有効にしました。次に、`cat /sys/class/pps/pps0/assert` を実行すると、タイムスタンプが増加していくのが確認できます。しかし、1588_PULSE_OUT2ピンでPPS信号をキャプチャすることができません。 フォーラムで同様の問題を検索し、devicetree/bindings/ptp/ptp-qoriq.txt ドキュメントを参照してデバイスツリーを修正しました。手順は以下のとおりです。 まず、以下のコマンドを使用して、ボード上の QORIQ_CLK_HWACCEL 3 のクロック値を取得しました。値は400MHzです。 root@ls1028ardb:# find /sys/kernel/debug/clk -name "clk_summary" -exec cat {} ; | grep -i hwaccel cg-hwaccel3 0 0 0 400000000 0 0 50000 Y deviceless no_connection_id cg-hwaccel0 0 0 0 400000000 0 0 50000 Y deviceless no_connection_id cg-hwaccel2 0 0 0 600000000 0 0 50000 Y f200000.display clk_core cg-hwaccel1 0 0 0 1200000000 0 0 50000 Y deviceless no_connection_id そこで、デバイスツリーファイルfsl-ls1028a.dtsiを以下のように変更しました。 ethernet@0,4 { compatible = "pci1957,ee02", "fsl,enetc-ptp"; reg = <0x000400 0 0 0 0>; clocks = <&clockgen QORIQ_CLK_HWACCEL 3>; little-endian; fsl,extts-fifo; // The following lines are newly added fsl,cksel = <1>; fsl,tclk-period = <10>; fsl,tmr-prsc = <100>; fsl,tmr-add = <0x40000000>; fsl,tmr-fiper1 = <0x3B9AC9F6>; fsl,max-adj = <2999999999>; }; 起動後、変更されたノードエントリが表示されます。 root@ls1028ardb:~# ls /sys/class/ptp/ptp0/device/of_node/ clocks compatible fsl,cksel fsl,extts-fifo fsl,max-adj fsl,tclk-period fsl,tmr-add fsl,tmr-fiper1 fsl,tmr-prsc little-endian name reg これらの修正を加えた後でも、信号を正しく受信することができません。そこで、RCW値を確認しました。詳細なログは以下のとおりです。 Reset Configuration Word (RCW): 00000000: 3c004010 00000030 00000000 00000000 00000010: 00000000 018f0000 0030c000 00000000 00000020: 020031a0 00002580 00000000 00003296 00000030: 00000000 00000010 00000000 00000000 00000040: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000050: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000060: 00000000 00000000 200e705a 00000000 00000070: bb580000 00000000 LS1028ARDBRM.pdf ドキュメントで、1PPS 出力の場合、EC1_SAI4_5_PMUX[835:833] フィールドを 101 に設定する必要があることがわかりました。ワードアドレスは、オフセット0x68(ワード26)にある32ビットワードで、値は0x200e705aです。このフィールドを抽出するには、1ビット右にシフトして下位3ビットをマスクします。(0x200e705a >> 1) & 0x7 = 0x5、これはバイナリ101なので、これも正しいです。しかし、私はまだ信号を捕捉できていません。 デバイスツリーの設定に誤りがあるのか、あるいは他にハードウェア上の制限があるのかを知りたいです。ptp-qoriq.txtを添付しました。LS1028ARDBRM.pdf、参考として、オシロスコープの波形も添付します。 Re: Unable to measure 1PPS signal on J12 pin of LS1028A evaluation board? 以下のコマンドでループバックテストを実行しましたが、信号は得られませんでした。CPLDが信号を正しくルーティングしていない可能性は確かにあります。 root@ls1028ardb:~# find /sys/kernel/debug/ -name fiper1-loopback /sys/kernel/debug/0000:00:00.4/fiper1-loopback root@ls1028ardb:~# echo 1 > /sys/kernel/debug/0000:00:00.4/fiper1-loopback root@ls1028ardb:~# cat /sys/class/ptp/ptp0/fifo root@ls1028ardb:~# cat /sys/class/ptp/ptp0/fifo root@ls1028ardb:~# cat /sys/class/ptp/ptp0/fifo 私が使用しているCPLDソフトウェアのバージョンはLS1028ARDB_HDL_2020_0330_1829_V8です。追加のプログラミングは必要ですか?それとも、このバージョンに何か問題があるのでしょうか?ルーティングの問題については、ハードウェアチームに確認させます。 Re: Unable to measure 1PPS signal on J12 pin of LS1028A evaluation board? こんにちは、 ドキュメントにはLS1028AがLS1028ARDBのJ12にPPSを出力できると記載されていますが、お客様の症状はPPSサポートの欠如というよりも、ボードのRCW/CPLDマルチプレクサのルーティングの欠落、または外部FIPERピンのプログラミングの不完全さを示している可能性が高いです。 よろしくお願いします。 回复: Unable to measure 1PPS signal on J12 pin of LS1028A evaluation board? これは、パルス幅の設定が小さすぎたことと、使用したオシロスコープがそれを捉えられなかったことが原因です。
View full article
eMCEM initialization timing for S32G multicore Hi, On S32G399A, Cortex-M7_0 is our boot core. It calls eMcem_Init and then starts M7_1/2/3 with Mcu_SetMode. Each secondary core initializes its own DTCM in its startup code, but eMcem_Init has already enabled the ERM non-correctable notifications for those cores, so speculative reads of their uninitialized DTCM during startup latched NCF 5/8/51 on cold boots. I tried having M7_0 wait until M7_1/2/3 report that their startup code has run, then call eMcem_Init. The other cores wait for M7_0 before starting their application tasks. With this order the faults no longer occur. Is initializing FCCU/eMCEM after all cores have started the recommended order on S32G3? Thank you, Carter Re: eMCEM initialization timing for S32G multicore Hello, @cpearson  Thanks for the post. 1. The recommended initialization steps to ensure proper eMCEM driver functionality is shown below: 2. On S32G3, eMCEM initialization should be performed after the resettable domains and the resources monitored by eMCEM have been brought into a valid initialized state. For a multicore M7 use case, this may require releasing the secondary M7 cores and allowing their startup code to initialize the local TCM/ECC resources before eMcem_Init() is called. So from my opinion, for the startup sequence you described, waiting until M7_1/2/3 have each initialized their DTCM before M7_0 calls eMcem_Init is a reasonable ordering. BR Chenyin
View full article
MCXN947 DLL auto-adjusted function not working Hello, I'm using the MCXN947 via FlexSPI with an OctalRAM (IS66WVO32M8DALL-200BLI). The FlexSPI root clock is supplied at 150 MHz via PLL1, and since the RAM operates in DDR mode, I have an output clock rate of 75 MHz. The `flexspi_device_config_t` has the following parameters: flexspi_device_config_t psram_config = { .flexspiRootClk = 150000000U, .isSck2Enabled = false, .flashSize = OCTALRAM_ISSI_SIZE, .CSIntervalUnit = kFLEXSPI_CsIntervalUnit1SckCycle, .CSInterval = 2, .CSHoldTime = 2, .CSSetupTime = 2, .dataValidTime = 2, .columnspace = 4, .enableWordAddress = false, .AWRSeqIndex = HYPERRAM_CMD_LUT_SEQ_IDX_WRITEDATA, .AWRSeqNumber = 1, .ARDSeqIndex = HYPERRAM_CMD_LUT_SEQ_IDX_READDATA, .ARDSeqNumber = 1, .AHBWriteWaitUnit = kFLEXSPI_AhbWriteWaitUnit2AhbCycle, .AHBWriteWaitInterval = 0, .enableWriteMask = true, }; To initialize FlexSpi, I use the SDK FLEXSPI_DRIVER, version 2.6.0. When I configure the delay cells using the auto-adjusted function (as described in the manual under section 10.3.15.6, “DLL configuration for sampling”) with the following values: • SLVDLYTARGET=0x0F (divider 16/32 * root_clock = 3.33 ns) • REFPHASEGAP=0x02 • DLLEN=0x01 • OVRDEN=0x01 After waiting for the ASLVLOCK and AREFLOCK lock bits, I get 0x01 for ASLVSEL and 0x00 for AREFSEL. Consequently, the RAM's read and write functions do not work, since the set delay time is approximately 120 ps! /* Configure DLL. */ configValue = FLEXSPI_CalculateDll(base, config); base->DLLCR[index] = configValue; /* DLL neu kalibrieren */ base->DLLCR[0] |= FLEXSPI_DLLCR_DLLRESET_MASK; base->DLLCR[0] &= ~FLEXSPI_DLLCR_DLLRESET_MASK; /* Exit stop mode. */ base->MCR0 &= ~FLEXSPI_MCR0_MDIS_MASK; /* Lock abwarten */ while ((base->STS2 & (FLEXSPI_STS2_AREFLOCK_MASK | FLEXSPI_STS2_ASLVLOCK_MASK)) != (FLEXSPI_STS2_AREFLOCK_MASK | FLEXSPI_STS2_ASLVLOCK_MASK)) { } SDK_DelayAtLeastUs(10U, CLOCK_GetCoreSysClkFreq()); Even if I use different values for SLVDLYTARGET, the output of ASLVLOCK and AREFLOCK does not change. However, if I set the delay time to a fixed value using the registers OVRDEN=0x01 and OVRDVAL=0x1b (corresponding to a delay time of approximately 3.36 ns), reading from and writing to RAM works without any problems. However, since the root clock is greater than 100 MHz, NXP recommends using the DLL's auto-adjustment feature. Unfortunately, it doesn't seem to be able to determine the correct delay time! Communication & Control(I3C | I2C | SPI | FlexCAN | Ethernet | FlexIO) Core and Memory MCXN Re: MCXN947 DLL auto-adjusted function not working Hi @IbhDaniel  Thank you for the post! The MCXNx4 Reference Manual indicates that the serial root clock is the FlexSPI core clock (see Table 79. Clock Usage). In your case, this clock is configured to 150 MHz. I also see that you have implemented the DLL sampling configuration, and the auto-calibration path appears to be the correct approach. The settings SLVDLYTARGET = 0x0F and DLLEN = 0x01 were configured correctly. The only issue identified was OVRDEN = 0x01 instead of 0x00, which disables the auto-calibration output path and causes ASLVSEL = 0x01 and AREFSEL = 0x00 regardless of the SLVDLYTARGET value. I would just like to confirm that the above analysis applies to your implementation. Could you please verify that: MCR0[RXCLKSRC] = 3h (Flash-memory-provided read strobe and input from DQS pad) is being used in your configuration? Re: MCXN947 DLL auto-adjusted function not working Hi Carlos, Thanks for your reply. Sorry, that was a typo on my part, I set the OVRDEN bit to 0. In the screenshot of the MCU register, you can also see that OVRDEN was set to value 0. I’m using the OctalRam IS66WVO32M8DALL-200BLI, if I understand correctly, this module sends the DQS signal to the MCU. Re: MCXN947 DLL auto-adjusted function not working I checked it again, and the MCR0[RXCLKSRC] bit is set to 3h in the MCU. Re: MCXN947 DLL auto-adjusted function not working Hi @IbhDaniel, Could you please verify that MCR0[RXCLKSRC] = 3h (Flash-memory-provided read strobe input from the DQS pad) is being used in your configuration? This point is important because auto-adjustment/calibration is only supported when the DQS signal is sourced from the external DQS pad. If a different RXCLKSRC setting is selected, the automatic delay adjustment mechanism will not operate as expected. Re: MCXN947 DLL auto-adjusted function not working Hi @IbhDaniel  Thank you for the confirmation, I'll review this with the internal team. This may take some time. We appreciate your patience.  In the meanwhile, please use the workaround you find doing the manual calibration.  Apologize the inconvenience this may cause.  Re: MCXN947 DLL auto-adjusted function not working Hi @IbhDaniel, Could you please share your flexspi_config_t?  This to replicate the behavior you are facing.  Also, try adding SDK_DelayAtLeastUs of 10us after UpdateDllValue and after FLEXSPI_SetFlashConfig() BR Re: MCXN947 DLL auto-adjusted function not working Hi Carlos, Here is the information on the parameters I use with the `flexspi_config_t` structure: flexspi_config_t config; /* Get FLEXSPI default settings and configure the flexspi. */ FLEXSPI_GetDefaultConfig(&config); config.rxSampleClock = kFLEXSPI_ReadSampleClkExternalInputFromDqsPad; /*Set AHB buffer size for reading data through AHB bus. */ config.ahbConfig.enableAHBPrefetch = true; config.ahbConfig.enableAHBBufferable = true; config.ahbConfig.enableAHBCachable = true; config.ahbConfig.enableReadAddressOpt = true; for (uint8_t i = 1; i < FSL_FEATURE_FLEXSPI_AHB_BUFFER_COUNT - 1; i++) { config.ahbConfig.buffer[i].bufferSize = 0; } config.ahbConfig.buffer[0].masterIndex = 4; /* DMA0 */ config.ahbConfig.buffer[0].bufferSize = 512; /* Allocate 512B bytes for DMA0 */ config.ahbConfig.buffer[0].enablePrefetch = true; config.ahbConfig.buffer[0].priority = 0; /* All other masters use last buffer with 512B bytes. */ config.ahbConfig.buffer[FSL_FEATURE_FLEXSPI_AHB_BUFFER_COUNT - 1].bufferSize = 512; #if !(defined(FSL_FEATURE_FLEXSPI_HAS_NO_MCR0_COMBINATIONEN) && FSL_FEATURE_FLEXSPI_HAS_NO_MCR0_COMBINATIONEN) config.enableCombination = true; #endif FLEXSPI_Init(BUNNY_FLEXSPI, &config); And here is the code for the “SDK_DelayAtLeastUs” and “FLEXSPI_SetFlashConfig” functions: SDK_DelayAtLeastUs(10U, CLOCK_GetCoreSysClkFreq()); /*! * @brief Delay at least for some time. * Please note that, if not uses DWT, this API will use while loop for delay, different run-time environments have * effect on the delay time. If precise delay is needed, please enable DWT delay. The two parmeters delayTime_us and * coreClock_Hz have limitation. For example, in the platform with 1GHz coreClock_Hz, the delayTime_us only supports * up to 4294967 in current code. If long time delay is needed, please implement a new delay function. * * @Param delayTime_us Delay time in unit of microsecond. * @Param coreClock_Hz Core clock frequency with Hz. */ void SDK_DelayAtLeastUs(uint32_t delayTime_us, uint32_t coreClock_Hz) { uint64_t count; if (delayTime_us > 0U) { count = USEC_TO_COUNT(delayTime_us, coreClock_Hz); assert(count <= UINT32_MAX); #if defined(SDK_DELAY_USE_DWT) && defined(DWT) /* Use DWT for better accuracy */ MSDK_EnableCpuCycleCounter(); /* Calculate the count ticks. */ count += MSDK_GetCpuCycleCount(); if (count > UINT32_MAX) { count -= UINT32_MAX; /* Wait for cyccnt overflow. */ while (count < MSDK_GetCpuCycleCount()) { } } /* Wait for cyccnt reach count value. */ while (count > MSDK_GetCpuCycleCount()) { } #else /* Divide value may be different in various environment to ensure delay is precise. * Every loop count includes three instructions, due to Cortex-M7 sometimes executes * two instructions in one period, through test here set divide 1.5. Other M cores use * divide 4. By the way, divide 1.5 or 4 could let the count lose precision, but it does * not matter because other instructions outside while loop is enough to fill the time. */ #if (__CORTEX_M == 7) count = count / 3U * 2U; #else count = count / 4U; #endif DelayLoop((uint32_t)count); #endif /* defined(SDK_DELAY_USE_DWT) && defined(DWT) */ } } /*! * brief Configures the connected device parameter. * * This function configures the connected device relevant parameters, such as the size, command, and so on. * The flash configuration value cannot have a default value. The user needs to configure it according to the * connected device. * * param base FLEXSPI peripheral base address. * param config Flash configuration parameters. * param port FLEXSPI Operation port. */ void FLEXSPI_SetFlashConfig(FLEXSPI_Type *base, flexspi_device_config_t *config, flexspi_port_t port) { uint32_t configValue = 0; uint8_t index = (uint8_t)port >> 1U; /* PortA with index 0, PortB with index 1. */ /* Wait for bus to be idle before changing flash configuration. */ while (!FLEXSPI_GetBusIdleStatus(base)) { } /* Configure flash size and address shift. */ #if defined(FSL_FEATURE_FLEXSPI_SUPPORT_ADDRESS_SHIFT) && (FSL_FEATURE_FLEXSPI_SUPPORT_ADDRESS_SHIFT) base->FLSHCR0[port] = config->flashSize | FLEXSPI_FLSHCR0_ADDRSHIFT(config->addressShift); #else base->FLSHCR0[port] = config->flashSize; #endif /* FSL_FEATURE_FLEXSPI_SUPPORT_ADDRESS_SHIFT */ /* Configure flash parameters. */ base->FLSHCR1[port] = FLEXSPI_FLSHCR1_CSINTERVAL(config->CSInterval) | FLEXSPI_FLSHCR1_CSINTERVALUNIT(config->CSIntervalUnit) | FLEXSPI_FLSHCR1_TCSH(config->CSHoldTime) | FLEXSPI_FLSHCR1_TCSS(config->CSSetupTime) | FLEXSPI_FLSHCR1_CAS(config->columnspace) | FLEXSPI_FLSHCR1_WA(config->enableWordAddress); /* Configure AHB operation items. */ configValue = base->FLSHCR2[port]; configValue &= ~(FLEXSPI_FLSHCR2_AWRWAITUNIT_MASK | FLEXSPI_FLSHCR2_AWRWAIT_MASK | FLEXSPI_FLSHCR2_AWRSEQNUM_MASK | FLEXSPI_FLSHCR2_AWRSEQID_MASK | FLEXSPI_FLSHCR2_ARDSEQNUM_MASK | FLEXSPI_FLSHCR2_ARDSEQID_MASK); configValue |= FLEXSPI_FLSHCR2_AWRWAITUNIT(config->AHBWriteWaitUnit) | FLEXSPI_FLSHCR2_AWRWAIT(config->AHBWriteWaitInterval); if (config->AWRSeqNumber > 0U) { configValue |= FLEXSPI_FLSHCR2_AWRSEQID((uint32_t)config->AWRSeqIndex) | FLEXSPI_FLSHCR2_AWRSEQNUM((uint32_t)config->AWRSeqNumber - 1U); } if (config->ARDSeqNumber > 0U) { configValue |= FLEXSPI_FLSHCR2_ARDSEQID((uint32_t)config->ARDSeqIndex) | FLEXSPI_FLSHCR2_ARDSEQNUM((uint32_t)config->ARDSeqNumber - 1U); } base->FLSHCR2[port] = configValue; /* Configure DLL. */ FLEXSPI_UpdateDllValue(base, config, port); /* Step into stop mode. */ base->MCR0 |= FLEXSPI_MCR0_MDIS_MASK; /* Configure write mask. */ if (config->enableWriteMask) { base->FLSHCR4 &= ~FLEXSPI_FLSHCR4_WMOPT1_MASK; } else { base->FLSHCR4 |= FLEXSPI_FLSHCR4_WMOPT1_MASK; } if (index == 0U) /*PortA*/ { base->FLSHCR4 &= ~FLEXSPI_FLSHCR4_WMENA_MASK; base->FLSHCR4 |= FLEXSPI_FLSHCR4_WMENA(config->enableWriteMask); } #if !((defined(FSL_FEATURE_FLEXSPI_HAS_NO_FLSHCR4_WMENB)) && (FSL_FEATURE_FLEXSPI_HAS_NO_FLSHCR4_WMENB)) else { base->FLSHCR4 &= ~FLEXSPI_FLSHCR4_WMENB_MASK; base->FLSHCR4 |= FLEXSPI_FLSHCR4_WMENB(config->enableWriteMask); } #endif /* Exit stop mode. */ base->MCR0 &= ~FLEXSPI_MCR0_MDIS_MASK; /* Wait for bus to be idle before use it access to external flash. */ while (!FLEXSPI_GetBusIdleStatus(base)) { } } Thank you very much for your great support! Best regards, Daniel Re: MCXN947 DLL auto-adjusted function not working Hello, How's it going? Has the problem been resolved yet? Please let me know if you need any further information. Best regards, Daniel Re: MCXN947 DLL auto-adjusted function not working Hello, What's the current status? Were you able to reproduce the error using the source code? Best regards, Daniel
View full article
iMX93における外部発振器の使用方法の明確化 こんにちは、 iMX93を使用したカスタムボードを開発しているのですが、24MHzの水晶発振器に関して少し混乱しており、外部発振器を使用できるかどうか疑問に思っています。 IMX93IECデータシートの表3には、「システムはXTALI/XTALOで24MHzを必要とします」と記載されています。外部の24MHz発振器では結晶を消す ことはできません 。」 しかし、リファレンス・マニュアルの発振器29.4.2節には次のように記されています。 「各XTALモジュールはレジスタ構成を通じて以下のモードをサポートしています: ノーマルオシレーターモード - XTALはクリスタルオシレーター入力に基づいて安定した方形波を生成します。 バイパスモード - 外部クロックはXTALパッド経由で入力可能です。" また、IMX93QSBの回路図には次のような注記があります。 「24MHz水晶発振器について」 バイパスモードを選択する必要があります。このモードでは、水晶発振器アンプはオフになり、「cosc_en_lv」、「osc_comp_enable_lv」、および「pwd_lv」は非アクティブ(論理0)になります。外部(XI)でのレールツーレール入力信号のみが必要で、XO(XO)は浮動信号または接地信号のいずれかで対応可能です。バイパスモードの設定は、FXOSCとSXOSCの両方のブロックガイドに記載されています。 参照されているレジスタ/コマンド/ビットとは何ですか?FXOSCとSXOSCのブロックガイドはどこにありますか?これらのものはリファレンス・マニュアルで検索しても見つからないのですか? では、iMX93で外部発振器を使うことは可能でしょうか(またはサポートされている)のでしょうか? Re: Clarifying usage of external oscillator with iMX93 こんにちは、 @AEi さん、 では、iMX93で外部発振器を使うことは可能でしょうか(またはサポートされている)のでしょうか? A:外部24MHz発振器の場合はいいえ。私たちのデータシートでそれがわかります。 RMはモジュールにノーマルモードとバイパスモードがあることを示します。基板レベルデザインに関しては、外部クロック交換クリスタルの明確な適用シナリオはRTCの32.768 kHz入力であり、24 MHzのマスタークロックではありません。 これがあなたの役に立てば幸いです ご質問があれば、どうぞお気軽にお問い合わせください 素敵な一日をお過ごしください よろしくお願いいたします。 リタ
View full article
KITPF0100EPEVBE 我请求提供 KITPF0100EPEVBE 评估板的原理图文件,最好是 Cadence OrCad .DSN 格式。 谢谢! Re: KITPF0100EPEVBE 嗨,米尔科 我会直接发送到你的邮箱。
View full article
RTD R21-11 AUTOSAR EB:哪些模块是完整模块,哪些是短截线模块? NXP社区的各位朋友,大家好! 我正在 EB Tresos 环境下使用SW32K1_S32M24x_RTD_R21-11_3.0.0_D2503软件包(S32K1/S32M24x 实时驱动程序,AUTOSAR R21-11)。我们的项目没有使用第三方供应商(例如 Vector、ETAS、EB)的商用 AUTOSAR BSW 协议栈——我们完全依赖于 NXP RTD 软件包和 EB 配置。 我知道RTD软件包中的某些模块并非完整的AUTOSAR实现。例如,RTD版本说明指出,“Dem、Det、EcuC、EcuM、Rte和接口插件中包含的函数是示例短截线函数”,这些短截线函数的存在仅仅是为了在相应的AUTOSAR基本软件模块不可用时,允许应用程序编译和运行。我也了解到RTE仅作为支持短截线提供,要获得功能齐全、可配置的RTE解决方案,需要第三方软件包。 但是,查看 EB tresos 中的可配置模块列表(附截图),我想澄清剩余模块的状态。具体来说,我想了解以下模块的情况: 它是否是一个完整的、可用于生产的实现(例如,完整的 MCAL 驱动程序或完整的 AUTOSAR 服务模块)? 或者它是一个示例短截线/参考实现,不适用于生产环境,应该由用户代码或第三方 BSW 替换? 相关模块(从 EB 配置视图来看): 服务/ECU管理层: Dem 、 Det 、 EcuM 、 EcuC 、 BswM (如有)、 ComM (如有) 内存堆栈: Mem 、 Mem_43_EEP 、 Mem_43_EXFLS 、 Mem_43_INFLS 、 Fee 、 NvM (如果存在) MCAL 驱动程序: Adc 、 Can_43_FLEXCAN 、 CanIf (接口)、 Spi 、 I2C 、 I2S 、 UART 、 Lin_43_LPUART_FLEXIO 、 Pwm 、 Gpt 、 Icu 、 Wdg 、 Mcl 、 Crc 、 Dio 、 Port 、 Mcu 、平台 其他: Eth_43_ENET 、 EthIf 、 EthSwt 、 EthTrcv 、 CanTrcv_43_AE 、 LinTrcv_43_AE 、 Ea / Eep (如果存在)、 Rte (已称为短截线) 我了解到 MCAL 驱动程序(例如Port 、 Adc 、 Spi 、 Can )通常是完整的实现。我的主要疑问在于服务层和接口模块——特别是Dem 、 Det 、 EcuM 、 EcuC 、 Mem 、 Fee 、 CanIf 、 EthIf以及*Trcv / EthSwt模块。它们也是短截线模块,还是 NXP 提供的功能实现? 🙏 特别请求提供视觉辅助: 如果可以的话,我将非常感激回复此帖的 NXP 工程师能够直接在附上的两张截图上添加注释,以显示每个模块的状态。 为了方便起见,我建议在图像上使用简单的颜色编码图例: 🟢绿色(或粗体框):完全实现(可用于生产环境)。 🟠 橙色(或虚线框):示例短截线/参考代码(非生产用途)。 ⚪ 灰色(或划掉): 需要第三方 BSW 软件包(例如 RTE、OS、NvM)。 将注释直接放在模块列表中,可以节省我几个小时的手动交叉引用时间,并帮助我准确地确定我们项目的开发工作量。非常感谢您抽出时间并给予支持! 附件:两张显示 EB tresos 模块配置列表的屏幕截图。 Re: RTD R21-11 AUTOSAR EB: Which modules are Full vs. Stubs? 嗨@lukaszadrapa , 非常感谢您的详细解释,这让我豁然开朗。我正是需要的信息,了解到表 3 中的驱动程序具有“RFP 质量”,并且服务/接口模块是短截线。 我想亲自查看表 3。但是,我在 NXP 网站上找不到您提到的SW32K1_S32M24x_RTD_R21-11_3.0.0_D2503软件包的“版本说明”文档。 请提供该版本说明PDF文件的确切编号(例如,文件ID/版本号)或直接下载链接。如果更方便的话,能否请您将PDF文件直接作为附件回复? 非常感谢您的帮助,对于查找文件给您带来的不便,我深表歉意。 此致, 超凡 Re: RTD R21-11 AUTOSAR EB: Which modules are Full vs. Stubs? 嗨@chaofan 所请求的信息已在版本说明的表 3 中进行了总结,该表列出了软件包中包含的元器件,并指明了每个元器件是作为驱动程序还是作为短截线提供。举个例子: 请注意,Dem、Det、EcuC、EcuM、Rte 和接口插件中提供的函数是示例短截线函数,旨在支持集成,应替换为相应的用户开发或第三方 BSW 实现。 因此,我建议使用表 3 作为参考,以确定您的 EB tresos 配置中的哪些模块是实际的 RTD 驱动程序,哪些模块仅作为短截线提供。 表 3 中列出的驱动程序具有 RFP 质量,这意味着它们经过全面测试,旨在用于生产车辆,如版本说明中所述。 此致, Lukas Re: RTD R21-11 AUTOSAR EB: Which modules are Full vs. Stubs? 非常感谢您的详细解释。这非常有帮助。 简单更新一下:我自己找到了版本说明和表 3。我将以此为权威参考,绘制出我们的 EB tresos 配置图,并确定哪些模块是 RFP 驱动程序,哪些是短截线。 再次感谢您抽出时间、耐心等待并给予大力支持! 此致, 超凡
View full article
IMX95のISPで利用可能なオプションは何ですか? こんにちは、 私はox03c10カメラセットアップでIMX95 EVKを使用しています。 Maxim Serdes を搭載した 3 台のカメラを実行しており、ハードウェア アクセラレータを使用してビデオを縮小したいと考えています。 これは、ファイルを記録するための実際のカメラ パイプラインです。 gst-launch-1.0 -v -e libcamerasrc カメラ名="/base/soc/bus@42000000/i2c@42530000/max96724@27/i2c-mux/i2c@0/mx95mbcam@40" src::stream-role=view-finder ! video/x-raw,format=NV16,width=1920,height=1280,framerate=30/1 ! videoconvert ! v4l2h264enc ! h264parse ! mp4mux ! filesink location=/tmp/cam0_processed.mp4 このパイプラインから、CPU への依存関係を削除し、ハードウェア アクセラレータのみを使用することにしました。 変更を提案してください。 Re: What are available options for ISP on IMX95 現在はディスプレイなしでカメラを3台だけ接続しています。 カメラフィードをファイルに保存するだけです。 パイプラインの終了が機能しません。 また、どのビデオノードがどのカメラ用であるかをどうやって知ることができますか? Re: What are available options for ISP on IMX95 こんにちは、 NXP Semiconductors製品にご興味をお持ちいただきありがとうございます。 これは、複数の ox03c10 カメラを実行する場合に推奨されるコマンドです。 gst-launch-1.0 imxcompositor_g2d name=comp \ > sink_0::xpos=0 sink_0::ypos=0 sink_0::width=640 sink_0::height=480 \ > sink_1::xpos=0 sink_1::ypos=480 sink_1::width=640 sink_1::height=480 \ > sink_2::xpos=640 sink_2::ypos=0 sink_2::width=640 sink_2::height=480 \ > sink_3::xpos=640 sink_3::ypos=480 sink_3::width=640 sink_3::height=480 ! \ > video/x-raw,format=BGRA ! autovideosink \ > v4l2src device=/dev/video15 ! video/x-raw,format=YUY2,framerate=30/1,width=1920,height=1280 ! comp.sink_0 \ > v4l2src device=/dev/video22 ! video/x-raw,format=YUY2,framerate=30/1,width=1920,height=1280 ! comp.sink_1 \ > v4l2src device=/dev/video28 ! video/x-raw,format=YUY2,framerate=30/1,width=1920,height=1280 ! comp.sink_2 \ > v4l2src device=/dev/video34 ! video/x-raw,format=YUY2,framerate=30/1,width=1920,height=1280 ! comp.sink_3 必ず Neo ISP ライブラリを使用し、 Linux ユーザー ガイドの GST プラグインを確認してください。PipeWire を無効にすることを推奨します。 systemctl --user パイプワイヤーを停止します; systemctl --user パイプワイヤーをマスクします よろしくお願いします。 Re: What are available options for ISP on IMX95 エンコード、デコード、スケーリングに使用できる GST プラグインはありますか? Re: What are available options for ISP on IMX95 こんにちは、 プラグインについては、リリース ノートでダウンスケール、エンコード、デコード プラグインを見つけました。 • imxvideoconvert_g2d: GPU2D ベースのビデオ変換プラグイン。 • imxvideoconvert_ipu: IPU ベースのビデオ変換プラグイン。 • imxvideoconvert_pxp: PXP ベースのビデオ変換プラグイン。 • imxvideoconvert_ocl: OpenCL ベースのビデオ変換プラグイン。 • autovideoconvert: i.MXハードウェアベースのビデオ変換プラグインまたはその他の 入力および出力形式に応じてビデオを変換するプラグイン。 • v4l2convert: V4L2 メモリ間ベースの変換プラグイン。 注記: • imxvideoconvert_ocl では、現在回転はサポートされていません。CSC、デインターレース、 ダウンスケール、デワープ、ビデオクロップ、カラー範囲変換がサポートされています。 • v4l2convertでは、ISIメモリツー メモリがサポートされているプラットフォームに自動的に登録されます。 • v4l2h264enc: VPUベースのAVC/H.264ビデオエンコーダ • v4l2h265enc: VPUベースのHEVCビデオエンコーダ • v4l2jpegenc: V4L2 JPEG エンコーダ カメラ トポロジについては、次のコマンドを使用してトポロジを印刷し、カメラを識別できます。 −media-ctl -d /dev/media8 --print-dot > media8.dot(i.MX95 EVKターゲットボード内) −dot -Tpng media0.dot-o media0-ap1302.png(Ubuntu PCの場合) よろしくお願いいたします。 Re: What are available options for ISP on IMX95 これが私の imx95 evk のカメラ トポロジです。 libcamerasrc でこのパイプラインを使用してカメラを実行できます。 gst-launch-1.0 -e libcamerasrc カメラ名="/base/soc/bus@42000000/i2c@42530000/max96724@27/i2c-mux/i2c@0/mx95mbcam@40" src::stream-role=view-finder ! video/x-raw,format=NV12,width=1920,height=1280,framerate=30/1 ! videoconvert ! v4l2h264enc ! h264parse ! mp4mux ! filesink location=/tmp/cam0_processed.mp4 v4l2src を使用してカメラを実行するにはどうすればよいですか?また、ハードウェア アクセラレータを使用してビューを 1920*382 にトリミングせずにビデオを縮小するプラグインは何ですか?   Re: What are available options for ISP on IMX95 こんにちは、 i.MX95でカメラキャプチャや録画をしているときにこのThreadを見かけた方のために、これを付け加えます。 先日、i.MX95上でV4L2カメラキャプチャとGStreamerを使用した作業の一部を文書化しました。これは、 v4l2srcの使用やハードウェアアクセラレーションによる録画に関する疑問を解決するのに役立つかもしれません。 v4l2srcに関しては、まずカメラに関連付けられたキャプチャノードを特定し、メディアパイプラインの設定が正しくあるか確認します。i.MX95はMedia コントローラフレームワークを使用しているため、media-ctl -pでトポロジーを検査し、v4l2-ctl --list-devicesで利用可能なキャプチャデバイスを確認できます。 正しいノードを特定したら、v4l2-ctlを使って独立してキャプチャをテストしてからGStreamerに統合できます。libcamerasrcはメディアパイプラインを自動的に設定することがありますが、直接のV4L2キャプチャは追加の設定が必要になることもあります。 そのプロセス、メディアグラフの設定、V4L2テスト、GStreamerの例などをここで記録しています。 https://developer.ridgerun.com/wiki/index.php/NXP_i.MX95_Technical_Guide/Testing_Camera_Capture また、 v4l2src 、ハードウェアH.264/H.265エンコーダー、およびimxvideoconvert_g2dを組み込んだ例を使用したi.MX95録画パイプラインに関する別のガイドも用意しています。 https://developer.ridgerun.com/wiki/index.php/NXP_i.MX95_Technical_Guide/GStreamer_Support/Capture_and_Recording トリミングせずに1920x382に拡大縮小する場合、アスペクト比を考慮する必要があります。入力画像である1920x1280は3:2のアスペクト比ですが、要求された出力画像はそれよりもはるかに横長です。歪みなく画像全体を保持するには、出力サイズに合わせて画像を拡大縮小して余白を追加するか、元の縦横比を維持した出力解像度を選択する必要があります。 ハードウェアアクセラレーションに関しては、 NXPサポートで言及されているimxvideoconvert_g2dおよびimxvideoconvert_ocl要素を調査する価値があります。BSPで利用可能なフォーマットや機能に応じて変わってきます。 私たちのキャプチャ例は異なるカメラ構成を使用しているため、デバイスノードやメディアコントローラの設定はOX03C10/Maximの設定に合わせて調整する必要があります。 これらの参考資料が、同様のi.MX95カメラパイプラインに取り組んでいる方々のお役に立てば幸いです!
View full article
KITPF0100EPEVBE I request schematic files for the KITPF0100EPEVBE Evaluation board, possibily in Cadence OrCad .DSN format. Thank you. Re: KITPF0100EPEVBE Hi mierko I will send it to your mail directly.
View full article
MCXN947 DLL 自动调整功能无法正常工作 你好, 我正在使用 FlexSPI 连接 MCXN947,并搭配 OctalRAM (IS66WVO32M8DALL-200BLI)。 FlexSPI 根时钟通过 PLL1 以 150 MHz 的频率提供,由于 RAM 以 DDR 模式运行,因此我的输出时钟频率为 75 MHz。 `flexspi_device_config_t` 具有以下参数: flexspi_device_config_t psram_config = { .flexspiRootClk = 150000000U, .isSck2Enabled = false, .flashSize = OCTALRAM_ISSI_SIZE, .CSIntervalUnit = kFLEXSPI_CsIntervalUnit1SckCycle, .CSInterval = 2, .CSHoldTime = 2, .CSSetupTime = 2, .dataValidTime = 2, .columnspace = 4, .enableWordAddress = false, .AWRSeqIndex = HYPERRAM_CMD_LUT_SEQ_IDX_WRITEDATA, .AWRSeqNumber = 1, .ARDSeqIndex = HYPERRAM_CMD_LUT_SEQ_IDX_READDATA, .ARDSeqNumber = 1, .AHBWriteWaitUnit = kFLEXSPI_AhbWriteWaitUnit2AhbCycle, .AHBWriteWaitInterval = 0, .enableWriteMask = true, }; 为了初始化 FlexSpi,我使用了 SDK FLEXSPI_DRIVER,版本 2.6.0。 当我使用自动调整功能(如手册第 10.3.15.6 节“采样 DLL 配置”中所述)配置延迟单元时,使用以下值: • SLVDLYTARGET=0x0F(分频器 16/32 * 根时钟 = 3.33 ns) • REFPHASEGAP=0x02 • DLLEN=0x01 • OVRDEN=0x01 在等待 ASLVLOCK 和 AREFLOCK 锁定位之后,我得到 ASLVSEL 为 0x01,AREFSEL 为 0x00。因此,RAM 的读取和写入功能无法工作,因为设置的延迟时间约为 120 ps! /* Configure DLL. */ configValue = FLEXSPI_CalculateDll(base, config); base->DLLCR[index] = configValue; /* DLL neu kalibrieren */ base->DLLCR[0] |= FLEXSPI_DLLCR_DLLRESET_MASK; base->DLLCR[0] &= ~FLEXSPI_DLLCR_DLLRESET_MASK; /* Exit stop mode. */ base->MCR0 &= ~FLEXSPI_MCR0_MDIS_MASK; /* Lock abwarten */ while ((base->STS2 & (FLEXSPI_STS2_AREFLOCK_MASK | FLEXSPI_STS2_ASLVLOCK_MASK)) != (FLEXSPI_STS2_AREFLOCK_MASK | FLEXSPI_STS2_ASLVLOCK_MASK)) { } SDK_DelayAtLeastUs(10U, CLOCK_GetCoreSysClkFreq()); 即使我使用不同的 SLVDLYTARGET 值,ASLVLOCK 和 AREFLOCK 的输出也不会改变。 但是,如果我使用寄存器 OVRDEN=0x01 和 OVRDVAL=0x1b 将延迟时间设置为固定值(对应于大约 3.36 ns 的延迟时间),则从 RAM 读取和写入数据都不会出现任何问题。 但是,由于根时钟大于 100 MHz,NXP 建议使用 DLL 的自动调整功能。 很遗憾,它似乎无法确定正确的延迟时间! 通信与控制(I3C | I2C | SPI | FlexCAN | 以太网 | FlexIO) 核心与内存 MCX N Re: MCXN947 DLL auto-adjusted function not working 嗨@IbhDaniel 谢谢你的帖子! MCXNx4 参考手册指出,串行根时钟是 FlexSPI 内核时钟(见表 79)。时钟使用情况)。就你的情况而言,这个时钟配置为 150 MHz。 我还看到您已经实现了 DLL 采样配置,自动校准路径似乎是正确的方法。设置 SLVDLYTARGET = 0x0F 和 DLLEN = 0x01 配置正确。唯一发现的问题是 OVRDEN = 0x01 而不是 0x00,这会禁用自动校准输出路径,并导致 ASLVSEL = 0x01 和 AREFSEL = 0x00,而不管 SLVDLYTARGET 值如何。 我只想确认以上分析是否适用于您的实现。请您确认一下,您的配置中是否使用了以下设置:MCR0[RXCLKSRC] = 3h(闪存提供的读取选通信号和来自 DQS 焊盘的输入)? Re: MCXN947 DLL auto-adjusted function not working 嗨,卡洛斯, 谢谢你的回复。 抱歉,这是我的笔误,我把 OVRDEN 位设置为 0 了。在 MCU 寄存器的截图中,您也可以看到 OVRDEN 的值被设置为 0。 我正在使用 OctalRam IS66WVO32M8DALL-200BLI,如果我理解正确的话,这个模块会将 DQS 信号发送到 MCU。 Re: MCXN947 DLL auto-adjusted function not working 嗨@IbhDaniel , 请您确认一下,您的配置中是否使用了 MCR0[RXCLKSRC] = 3h(从 DQS 焊盘读取闪存提供的选通输入)? 这一点很重要,因为只有当 DQS 信号来自外部 DQS 垫时,才支持自动调整/校准。如果选择了不同的 RXCLKSRC 设置,则自动延迟调整机制将无法按预期运行。 Re: MCXN947 DLL auto-adjusted function not working 我再次检查了一下,MCU 中的 MCR0[RXCLKSRC] 位设置为 3h。 Re: MCXN947 DLL auto-adjusted function not working 嗨@IbhDaniel 感谢您的确认,我会和内部团队一起审核。这可能需要一些时间。感谢您的耐心等待。 在此期间,请使用您找到的手动校准变通方法。 由此造成的不便,我们深表歉意。 Re: MCXN947 DLL auto-adjusted function not working 嗨@IbhDaniel , 请问您能否分享一下您的 flexspi_config_t 文件? 这样做是为了重现你遇到的情况。 另外,尝试在 UpdateDllValue 之后和 FLEXSPI_SetFlashConfig() 之后添加 SDK_DelayAtLeastUs 为 10us。 BR Re: MCXN947 DLL auto-adjusted function not working 嗨,卡洛斯, 以下是我在 `flexspi_config_t` 结构中使用的参数信息: flexspi_config_t config; /* Get FLEXSPI default settings and configure the flexspi. */ FLEXSPI_GetDefaultConfig(&config); config.rxSampleClock = kFLEXSPI_ReadSampleClkExternalInputFromDqsPad; /*Set AHB buffer size for reading data through AHB bus. */ config.ahbConfig.enableAHBPrefetch = true; config.ahbConfig.enableAHBBufferable = true; config.ahbConfig.enableAHBCachable = true; config.ahbConfig.enableReadAddressOpt = true; for (uint8_t i = 1; i < FSL_FEATURE_FLEXSPI_AHB_BUFFER_COUNT - 1; i++) { config.ahbConfig.buffer[i].bufferSize = 0; } config.ahbConfig.buffer[0].masterIndex = 4; /* DMA0 */ config.ahbConfig.buffer[0].bufferSize = 512; /* Allocate 512B bytes for DMA0 */ config.ahbConfig.buffer[0].enablePrefetch = true; config.ahbConfig.buffer[0].priority = 0; /* All other masters use last buffer with 512B bytes. */ config.ahbConfig.buffer[FSL_FEATURE_FLEXSPI_AHB_BUFFER_COUNT - 1].bufferSize = 512; #if !(defined(FSL_FEATURE_FLEXSPI_HAS_NO_MCR0_COMBINATIONEN) && FSL_FEATURE_FLEXSPI_HAS_NO_MCR0_COMBINATIONEN) config.enableCombination = true; #endif FLEXSPI_Init(BUNNY_FLEXSPI, &config); 以下是“SDK_DelayAtLeastUs”和“FLEXSPI_SetFlashConfig”函数的代码: SDK_DelayAtLeastUs(10U, CLOCK_GetCoreSysClkFreq()); /*! * @brief Delay at least for some time. * Please note that, if not uses DWT, this API will use while loop for delay, different run-time environments have * effect on the delay time. If precise delay is needed, please enable DWT delay. The two parmeters delayTime_us and * coreClock_Hz have limitation. For example, in the platform with 1GHz coreClock_Hz, the delayTime_us only supports * up to 4294967 in current code. If long time delay is needed, please implement a new delay function. * * @Param delayTime_us Delay time in unit of microsecond. * @Param coreClock_Hz Core clock frequency with Hz. */ void SDK_DelayAtLeastUs(uint32_t delayTime_us, uint32_t coreClock_Hz) { uint64_t count; if (delayTime_us > 0U) { count = USEC_TO_COUNT(delayTime_us, coreClock_Hz); assert(count <= UINT32_MAX); #if defined(SDK_DELAY_USE_DWT) && defined(DWT) /* Use DWT for better accuracy */ MSDK_EnableCpuCycleCounter(); /* Calculate the count ticks. */ count += MSDK_GetCpuCycleCount(); if (count > UINT32_MAX) { count -= UINT32_MAX; /* Wait for cyccnt overflow. */ while (count < MSDK_GetCpuCycleCount()) { } } /* Wait for cyccnt reach count value. */ while (count > MSDK_GetCpuCycleCount()) { } #else /* Divide value may be different in various environment to ensure delay is precise. * Every loop count includes three instructions, due to Cortex-M7 sometimes executes * two instructions in one period, through test here set divide 1.5. Other M cores use * divide 4. By the way, divide 1.5 or 4 could let the count lose precision, but it does * not matter because other instructions outside while loop is enough to fill the time. */ #if (__CORTEX_M == 7) count = count / 3U * 2U; #else count = count / 4U; #endif DelayLoop((uint32_t)count); #endif /* defined(SDK_DELAY_USE_DWT) && defined(DWT) */ } } /*! * brief Configures the connected device parameter. * * This function configures the connected device relevant parameters, such as the size, command, and so on. * The flash configuration value cannot have a default value. The user needs to configure it according to the * connected device. * * param base FLEXSPI peripheral base address. * param config Flash configuration parameters. * param port FLEXSPI Operation port. */ void FLEXSPI_SetFlashConfig(FLEXSPI_Type *base, flexspi_device_config_t *config, flexspi_port_t port) { uint32_t configValue = 0; uint8_t index = (uint8_t)port >> 1U; /* PortA with index 0, PortB with index 1. */ /* Wait for bus to be idle before changing flash configuration. */ while (!FLEXSPI_GetBusIdleStatus(base)) { } /* Configure flash size and address shift. */ #if defined(FSL_FEATURE_FLEXSPI_SUPPORT_ADDRESS_SHIFT) && (FSL_FEATURE_FLEXSPI_SUPPORT_ADDRESS_SHIFT) base->FLSHCR0[port] = config->flashSize | FLEXSPI_FLSHCR0_ADDRSHIFT(config->addressShift); #else base->FLSHCR0[port] = config->flashSize; #endif /* FSL_FEATURE_FLEXSPI_SUPPORT_ADDRESS_SHIFT */ /* Configure flash parameters. */ base->FLSHCR1[port] = FLEXSPI_FLSHCR1_CSINTERVAL(config->CSInterval) | FLEXSPI_FLSHCR1_CSINTERVALUNIT(config->CSIntervalUnit) | FLEXSPI_FLSHCR1_TCSH(config->CSHoldTime) | FLEXSPI_FLSHCR1_TCSS(config->CSSetupTime) | FLEXSPI_FLSHCR1_CAS(config->columnspace) | FLEXSPI_FLSHCR1_WA(config->enableWordAddress); /* Configure AHB operation items. */ configValue = base->FLSHCR2[port]; configValue &= ~(FLEXSPI_FLSHCR2_AWRWAITUNIT_MASK | FLEXSPI_FLSHCR2_AWRWAIT_MASK | FLEXSPI_FLSHCR2_AWRSEQNUM_MASK | FLEXSPI_FLSHCR2_AWRSEQID_MASK | FLEXSPI_FLSHCR2_ARDSEQNUM_MASK | FLEXSPI_FLSHCR2_ARDSEQID_MASK); configValue |= FLEXSPI_FLSHCR2_AWRWAITUNIT(config->AHBWriteWaitUnit) | FLEXSPI_FLSHCR2_AWRWAIT(config->AHBWriteWaitInterval); if (config->AWRSeqNumber > 0U) { configValue |= FLEXSPI_FLSHCR2_AWRSEQID((uint32_t)config->AWRSeqIndex) | FLEXSPI_FLSHCR2_AWRSEQNUM((uint32_t)config->AWRSeqNumber - 1U); } if (config->ARDSeqNumber > 0U) { configValue |= FLEXSPI_FLSHCR2_ARDSEQID((uint32_t)config->ARDSeqIndex) | FLEXSPI_FLSHCR2_ARDSEQNUM((uint32_t)config->ARDSeqNumber - 1U); } base->FLSHCR2[port] = configValue; /* Configure DLL. */ FLEXSPI_UpdateDllValue(base, config, port); /* Step into stop mode. */ base->MCR0 |= FLEXSPI_MCR0_MDIS_MASK; /* Configure write mask. */ if (config->enableWriteMask) { base->FLSHCR4 &= ~FLEXSPI_FLSHCR4_WMOPT1_MASK; } else { base->FLSHCR4 |= FLEXSPI_FLSHCR4_WMOPT1_MASK; } if (index == 0U) /*PortA*/ { base->FLSHCR4 &= ~FLEXSPI_FLSHCR4_WMENA_MASK; base->FLSHCR4 |= FLEXSPI_FLSHCR4_WMENA(config->enableWriteMask); } #if !((defined(FSL_FEATURE_FLEXSPI_HAS_NO_FLSHCR4_WMENB)) && (FSL_FEATURE_FLEXSPI_HAS_NO_FLSHCR4_WMENB)) else { base->FLSHCR4 &= ~FLEXSPI_FLSHCR4_WMENB_MASK; base->FLSHCR4 |= FLEXSPI_FLSHCR4_WMENB(config->enableWriteMask); } #endif /* Exit stop mode. */ base->MCR0 &= ~FLEXSPI_MCR0_MDIS_MASK; /* Wait for bus to be idle before use it access to external flash. */ while (!FLEXSPI_GetBusIdleStatus(base)) { } } 非常感谢您的大力支持! 顺祝商祺! 丹尼尔 Re: MCXN947 DLL auto-adjusted function not working 你好, 目前情况如何? 您能否使用源代码重现该错误? 此致, 丹尼尔 Re: MCXN947 DLL auto-adjusted function not working 你好, 怎么样了?问题解决了吗? 如果您需要任何其他信息,请告诉我。 此致, 丹尼尔
View full article
阐明iMX93外部振荡器的使用方法 您好, 我正在使用 iMX93 开发一款定制板,我对 24 MHz 晶振以及是否可以使用外部振荡器有些困惑。 IMX93IEC 数据表第 3 表指出:“该系统需要 XTALI/XTALO 上的 24 MHz 频率。外部24兆赫振荡器无法消除晶体的影响。 但是,参考手册的振荡器部分 29.4.2 节却指出: 每个晶振模块都通过寄存器配置支持以下模式: 普通振荡器模式 - XTAL 根据晶振(晶体振荡器)的输入产生稳定的方波。 旁路模式——可通过晶振焊盘输入外部时钟信号。 此外,IMX93QSB原理图上还有一条注释: 关于24MHz晶振(晶体振荡器): 需要选择旁路模式。在此模式下,晶振(晶体振荡器)放大器关闭,“cosc_en_lv”、“osc_comp_enable_lv”和“pwd_lv”被取消置位(逻辑 0)。只需要在晶振 (XI) 处输入轨到轨信号,晶振 (XO) 可以是浮空或接地。FXOSC 和 SXOSC 模块指南中均提供了旁路模式配置。 这里提到的寄存器/命令/位是什么?FXOSC和SXOSC模块的指南在哪里?在参考手册中搜索不到这些内容吗? 那么,iMX93 是否可以使用(并支持)外部振荡器? Re: Clarifying usage of external oscillator with iMX93 嗨@AEi , 那么,iMX93 是否可以使用(并支持)外部振荡器? A:不需要外部24 MHz振荡器。您可以在我们的产品规格表中看到这一点。 RM 表示该模块具有正常模式和旁路模式。就电路板级设计而言,外部时钟替代晶振的明确适用场景是 RTC 的 32.768 kHz 输入,而不是 24 MHz 主时钟。 希望这对您有所帮助。 如有任何疑问,请随时与我联系。 祝你今天过得愉快 顺祝商祺! Rita
View full article
Request to enable access for SW32K14-MCAL421-RTMC-1.0.1 download Hi NXP Support Team, I would like to request download access for SW32K14-MCAL421-RTMC-1.0.1. Currently, the “Previous” tab in my NXP Software Licensing page appears greyed out and I cannot access this version. My account username is Chefanqf. This version is needed for compatibility with an existing project based on S32K14x MCAL 4.2. Could you please help enable the entitlement for this software under my account? Thank you very much for your support! Best regards, Re: Request to enable access for SW32K14-MCAL421-RTMC-1.0.1 download Hi @812311483  The content of this inquiry is identical to the request: "Request to enable access for SW32K14-MCAL421-RTMC-1.0.1 download" Could you please clarify whether it is this account that requires the software, or if it was the previous account—"Chefanqf"—that needed it? Best Regards, Robin Re: Request to enable access for SW32K14-MCAL421-RTMC-1.0.1 download Yes, it is my account that needs to download SW32K14-MCAL421-RTMC-1.0.1 for learning and use. Could you please grant me the download permission for this account? Thank you Re: Request to enable access for SW32K14-MCAL421-RTMC-1.0.1 download I have emailed my colleagues at FlexNet and asked them to enable download access for this version of the software on your account. Re: Request to enable access for SW32K14-MCAL421-RTMC-1.0.1 download This software has been added to your account; please check whether you are able to download it.
View full article
MCXN947 DLLの自動調整機能が動作しません こんにちは、 私はFlexSPI経由でMCXN947とOctalRAM(IS66WVO32M8DALL-200BLI)を使用しています。 FlexSPIのルートクロックはPLL1を介して150MHzで供給され、RAMはDDRモードで動作するため、出力クロックレートは75MHzになります。 `flexspi_device_config_t`には以下のパラメータがあります。 flexspi_device_config_t psram_config = { .flexspiRootClk = 150000000U, .isSck2Enabled = false, .flashSize = OCTALRAM_ISSI_SIZE, .CSIntervalUnit = kFLEXSPI_CsIntervalUnit1SckCycle, .CSInterval = 2, .CSHoldTime = 2, .CSSetupTime = 2, .dataValidTime = 2, .columnspace = 4, .enableWordAddress = false, .AWRSeqIndex = HYPERRAM_CMD_LUT_SEQ_IDX_WRITEDATA, .AWRSeqNumber = 1, .ARDSeqIndex = HYPERRAM_CMD_LUT_SEQ_IDX_READDATA, .ARDSeqNumber = 1, .AHBWriteWaitUnit = kFLEXSPI_AhbWriteWaitUnit2AhbCycle, .AHBWriteWaitInterval = 0, .enableWriteMask = true, }; FlexSpiの初期化には、SDK FLEXSPI_DRIVERバージョン2.6.0を使用しています。 自動調整機能(マニュアル10.3.15.6節「サンプリングのためのDLL構成」)でディレイセルを以下の値で設定すると、 • SLVDLYTARGET=0x0F(分算器16/32 * root_clock = 3.33 ns) • REFPHASEGAP=0x02 • DLLEN=0x01 • OVRDEN=0x01 ASLVLOCKとAREFLOCKのロックビットを待った後、ASLVSELには0x01、AREFSELには0x00が返されました。その結果、設定された遅延時間が約120psであるため、RAMの読み書き機能は動作しません。 /* Configure DLL. */ configValue = FLEXSPI_CalculateDll(base, config); base->DLLCR[index] = configValue; /* DLL neu kalibrieren */ base->DLLCR[0] |= FLEXSPI_DLLCR_DLLRESET_MASK; base->DLLCR[0] &= ~FLEXSPI_DLLCR_DLLRESET_MASK; /* Exit stop mode. */ base->MCR0 &= ~FLEXSPI_MCR0_MDIS_MASK; /* Lock abwarten */ while ((base->STS2 & (FLEXSPI_STS2_AREFLOCK_MASK | FLEXSPI_STS2_ASLVLOCK_MASK)) != (FLEXSPI_STS2_AREFLOCK_MASK | FLEXSPI_STS2_ASLVLOCK_MASK)) { } SDK_DelayAtLeastUs(10U, CLOCK_GetCoreSysClkFreq()); SLVDLYTARGETに異なる値を使用しても、ASLVLOCKとAREFLOCKの出力は変わりません。 しかし、レジスタOVRDEN=0x01とOVRDVAL=0x1bを使用して遅延時間を固定値(約3.36ナノ秒の遅延時間に相当)に設定すると、RAMからの読み書きは問題なく動作します。 しかし、ルートクロックが100 MHzを超えるため、NXPはDLLの自動調整機能の使用を推奨しています。 残念ながら、正しい遅延時間を判断できないようです! 通信・制御(I3C |I2C |SPI |FlexCAN |イーサネット |FlexIO) コアとメモリ MCX N Re: MCXN947 DLL auto-adjusted function not working こんにちは、 @IbhDanielさん 投稿ありがとうございます! MCXNx4リファレンスマニュアルによると、シリアルルートクロックはFlexSPIコアクロックであることが示されています(表79参照)。時計の使用状況)。あなたの場合、このクロックは150 MHzに設定されています。 また、DLLサンプリング構成を実装しており、自動キャリブレーションパスが正しいアプローチのようです。設定値SLVDLYTARGET = 0x0FおよびDLLEN = 0x01は正しく構成されています。唯一特定された問題は、OVRDENが0x00ではなく0x01であり、これにより自動キャリブレーション出力経路が無効化され、SLVDLYTARGET値に関係なくASLVSEL=0x01、AREFSEL=0x00となります。 上記の分析結果が貴社の実装にも当てはまるかどうか確認させてください。以下を確認してください:MCR0[RXCLKSRC] = 3h(フラッシュメモリ提供の読み取りストロボとDQSパッドからの入力)があなたの構成で使用されているか? Re: MCXN947 DLL auto-adjusted function not working こんにちは、カルロスさん。 ご返信ありがとうございます。 すみません、誤字で、OVRDENビットを0に設定しました。MCUレジスタのスクリーンショットを見ると、OVRDENが値0に設定されているのもわかります。 私はOctalRam IS66WVO32M8DALL-200BLIを使っています。もし理解が正しければ、このモジュールはDQS信号をMCUに送っているようです。 Re: MCXN947 DLL auto-adjusted function not working 再度確認したところ、MCUのMCR0[RXCLKSRC]ビットは3時間に設定されています。 Re: MCXN947 DLL auto-adjusted function not working こんにちは、 @IbhDaniel さん。 あなたの構成でMCR0[RXCLKSRC] = 3h(DQSパッドからのフラッシュメモリ提供の読み取りストロボ入力)が使われているか確認していただけますか? この点は重要です。なぜなら、自動調整・キャリブレーションはDQS信号が外部DQSパッドから送信される場合にのみサポートされるからです。RXCLKSRCの設定が異なると、自動遅延調整機構は期待どおりに動作しません。 Re: MCXN947 DLL auto-adjusted function not working こんにちは、 @IbhDanielさん 確認ありがとうございます。社内チームと検討いたします。これには時間がかかる場合があります。ご理解とご協力に感謝いたします。 それまでの間は、手動キャリブレーションで見つけた回避策をご利用ください。 ご迷惑をおかけして申し訳ございません。 Re: MCXN947 DLL auto-adjusted function not working こんにちは@IbhDaniel。 flexspi_config_tを教えていただけますか? これは、あなたが直面している現象を再現するためのものです。 また、UpdateDllValue と FLEXSPI_SetFlashConfig() の後に SDK_DelayAtLeastUs を 10us 追加してみてください。 BR Re: MCXN947 DLL auto-adjusted function not working こんにちは、カルロスさん。 `flexspi_config_t`構造体で使用するパラメータに関する情報は以下のとおりです。 flexspi_config_t config; /* Get FLEXSPI default settings and configure the flexspi. */ FLEXSPI_GetDefaultConfig(&config); config.rxSampleClock = kFLEXSPI_ReadSampleClkExternalInputFromDqsPad; /*Set AHB buffer size for reading data through AHB bus. */ config.ahbConfig.enableAHBPrefetch = true; config.ahbConfig.enableAHBBufferable = true; config.ahbConfig.enableAHBCachable = true; config.ahbConfig.enableReadAddressOpt = true; for (uint8_t i = 1; i < FSL_FEATURE_FLEXSPI_AHB_BUFFER_COUNT - 1; i++) { config.ahbConfig.buffer[i].bufferSize = 0; } config.ahbConfig.buffer[0].masterIndex = 4; /* DMA0 */ config.ahbConfig.buffer[0].bufferSize = 512; /* Allocate 512B bytes for DMA0 */ config.ahbConfig.buffer[0].enablePrefetch = true; config.ahbConfig.buffer[0].priority = 0; /* All other masters use last buffer with 512B bytes. */ config.ahbConfig.buffer[FSL_FEATURE_FLEXSPI_AHB_BUFFER_COUNT - 1].bufferSize = 512; #if !(defined(FSL_FEATURE_FLEXSPI_HAS_NO_MCR0_COMBINATIONEN) && FSL_FEATURE_FLEXSPI_HAS_NO_MCR0_COMBINATIONEN) config.enableCombination = true; #endif FLEXSPI_Init(BUNNY_FLEXSPI, &config); 以下は、「SDK_DelayAtLeastUs」関数と「FLEXSPI_SetFlashConfig」関数のコードです。 SDK_DelayAtLeastUs(10U, CLOCK_GetCoreSysClkFreq()); /*! * @brief Delay at least for some time. * Please note that, if not uses DWT, this API will use while loop for delay, different run-time environments have * effect on the delay time. If precise delay is needed, please enable DWT delay. The two parmeters delayTime_us and * coreClock_Hz have limitation. For example, in the platform with 1GHz coreClock_Hz, the delayTime_us only supports * up to 4294967 in current code. If long time delay is needed, please implement a new delay function. * * @Param delayTime_us Delay time in unit of microsecond. * @Param coreClock_Hz Core clock frequency with Hz. */ void SDK_DelayAtLeastUs(uint32_t delayTime_us, uint32_t coreClock_Hz) { uint64_t count; if (delayTime_us > 0U) { count = USEC_TO_COUNT(delayTime_us, coreClock_Hz); assert(count <= UINT32_MAX); #if defined(SDK_DELAY_USE_DWT) && defined(DWT) /* Use DWT for better accuracy */ MSDK_EnableCpuCycleCounter(); /* Calculate the count ticks. */ count += MSDK_GetCpuCycleCount(); if (count > UINT32_MAX) { count -= UINT32_MAX; /* Wait for cyccnt overflow. */ while (count < MSDK_GetCpuCycleCount()) { } } /* Wait for cyccnt reach count value. */ while (count > MSDK_GetCpuCycleCount()) { } #else /* Divide value may be different in various environment to ensure delay is precise. * Every loop count includes three instructions, due to Cortex-M7 sometimes executes * two instructions in one period, through test here set divide 1.5. Other M cores use * divide 4. By the way, divide 1.5 or 4 could let the count lose precision, but it does * not matter because other instructions outside while loop is enough to fill the time. */ #if (__CORTEX_M == 7) count = count / 3U * 2U; #else count = count / 4U; #endif DelayLoop((uint32_t)count); #endif /* defined(SDK_DELAY_USE_DWT) && defined(DWT) */ } } /*! * brief Configures the connected device parameter. * * This function configures the connected device relevant parameters, such as the size, command, and so on. * The flash configuration value cannot have a default value. The user needs to configure it according to the * connected device. * * param base FLEXSPI peripheral base address. * param config Flash configuration parameters. * param port FLEXSPI Operation port. */ void FLEXSPI_SetFlashConfig(FLEXSPI_Type *base, flexspi_device_config_t *config, flexspi_port_t port) { uint32_t configValue = 0; uint8_t index = (uint8_t)port >> 1U; /* PortA with index 0, PortB with index 1. */ /* Wait for bus to be idle before changing flash configuration. */ while (!FLEXSPI_GetBusIdleStatus(base)) { } /* Configure flash size and address shift. */ #if defined(FSL_FEATURE_FLEXSPI_SUPPORT_ADDRESS_SHIFT) && (FSL_FEATURE_FLEXSPI_SUPPORT_ADDRESS_SHIFT) base->FLSHCR0[port] = config->flashSize | FLEXSPI_FLSHCR0_ADDRSHIFT(config->addressShift); #else base->FLSHCR0[port] = config->flashSize; #endif /* FSL_FEATURE_FLEXSPI_SUPPORT_ADDRESS_SHIFT */ /* Configure flash parameters. */ base->FLSHCR1[port] = FLEXSPI_FLSHCR1_CSINTERVAL(config->CSInterval) | FLEXSPI_FLSHCR1_CSINTERVALUNIT(config->CSIntervalUnit) | FLEXSPI_FLSHCR1_TCSH(config->CSHoldTime) | FLEXSPI_FLSHCR1_TCSS(config->CSSetupTime) | FLEXSPI_FLSHCR1_CAS(config->columnspace) | FLEXSPI_FLSHCR1_WA(config->enableWordAddress); /* Configure AHB operation items. */ configValue = base->FLSHCR2[port]; configValue &= ~(FLEXSPI_FLSHCR2_AWRWAITUNIT_MASK | FLEXSPI_FLSHCR2_AWRWAIT_MASK | FLEXSPI_FLSHCR2_AWRSEQNUM_MASK | FLEXSPI_FLSHCR2_AWRSEQID_MASK | FLEXSPI_FLSHCR2_ARDSEQNUM_MASK | FLEXSPI_FLSHCR2_ARDSEQID_MASK); configValue |= FLEXSPI_FLSHCR2_AWRWAITUNIT(config->AHBWriteWaitUnit) | FLEXSPI_FLSHCR2_AWRWAIT(config->AHBWriteWaitInterval); if (config->AWRSeqNumber > 0U) { configValue |= FLEXSPI_FLSHCR2_AWRSEQID((uint32_t)config->AWRSeqIndex) | FLEXSPI_FLSHCR2_AWRSEQNUM((uint32_t)config->AWRSeqNumber - 1U); } if (config->ARDSeqNumber > 0U) { configValue |= FLEXSPI_FLSHCR2_ARDSEQID((uint32_t)config->ARDSeqIndex) | FLEXSPI_FLSHCR2_ARDSEQNUM((uint32_t)config->ARDSeqNumber - 1U); } base->FLSHCR2[port] = configValue; /* Configure DLL. */ FLEXSPI_UpdateDllValue(base, config, port); /* Step into stop mode. */ base->MCR0 |= FLEXSPI_MCR0_MDIS_MASK; /* Configure write mask. */ if (config->enableWriteMask) { base->FLSHCR4 &= ~FLEXSPI_FLSHCR4_WMOPT1_MASK; } else { base->FLSHCR4 |= FLEXSPI_FLSHCR4_WMOPT1_MASK; } if (index == 0U) /*PortA*/ { base->FLSHCR4 &= ~FLEXSPI_FLSHCR4_WMENA_MASK; base->FLSHCR4 |= FLEXSPI_FLSHCR4_WMENA(config->enableWriteMask); } #if !((defined(FSL_FEATURE_FLEXSPI_HAS_NO_FLSHCR4_WMENB)) && (FSL_FEATURE_FLEXSPI_HAS_NO_FLSHCR4_WMENB)) else { base->FLSHCR4 &= ~FLEXSPI_FLSHCR4_WMENB_MASK; base->FLSHCR4 |= FLEXSPI_FLSHCR4_WMENB(config->enableWriteMask); } #endif /* Exit stop mode. */ base->MCR0 &= ~FLEXSPI_MCR0_MDIS_MASK; /* Wait for bus to be idle before use it access to external flash. */ while (!FLEXSPI_GetBusIdleStatus(base)) { } } サポートいただき、本当にありがとうございます! よろしくお願いいたします。 ダニエル Re: MCXN947 DLL auto-adjusted function not working こんにちは、 調子はどう?問題は解決しましたか? さらに情報が必要な場合はお知らせください。 よろしくお願いします、 ダニエル Re: MCXN947 DLL auto-adjusted function not working こんにちは、 現在の状況はどうなっていますか? ソースコードを使ってエラーを再現できましたか? よろしくお願いします、 ダニエル
View full article
请求启用 SW32K14-MCAL421-RTMC-1.0.1 下载权限 您好,NXP支持团队, 我想申请下载SW32K14-MCAL421-RTMC-1.0.1 。 目前,我的 NXP 软件许可页面中的“上一版本”选项卡显示为灰色,我无法访问此版本。 我的账号用户名是Chefanqf 。 为了与基于S32K14x MCAL 4.2的现有项目兼容,需要此版本。 请问您能否帮我激活我账户下这款软件的使用权限? 非常感谢您的支持! 顺祝商祺! Re: Request to enable access for SW32K14-MCAL421-RTMC-1.0.1 download 你好@812311483 本次查询的内容与请求“请求启用SW32K14-MCAL421-RTMC-1.0.1下载权限”完全相同。 请问是这个账户需要安装该软件,还是之前的账户“Chefanqf”需要安装该软件? 此致敬礼, Robin Re: Request to enable access for SW32K14-MCAL421-RTMC-1.0.1 download 是的,我的账户需要下载 SW32K14-MCAL421-RTMC-1.0.1 用于学习和使用。请问您能否授予我此账户的下载权限?谢谢 Re: Request to enable access for SW32K14-MCAL421-RTMC-1.0.1 download 我已经给 FlexNet 的同事发了邮件,请他们为您的帐户启用此版本软件的下载权限。 Re: Request to enable access for SW32K14-MCAL421-RTMC-1.0.1 download 该软件已添加到您的帐户;请检查您是否可以下载。
View full article
SW32K14-MCAL421-RTMC-1.0.1ダウンロードへのアクセス許可の要請 NXPサポートチームの皆さん、こんにちは。 SW32K14-MCAL421-RTMC-1.0.1のダウンロードアクセスをお願いしたいです。 現在、NXPソフトウェアライセンスページの「前回」タブが グレーアウト しており、このバージョンにアクセスできません。 私のアカウントのユーザー名はChefanqfです。 このバージョンは、 S32K14x MCAL 4.2をベースにした既存のプロジェクトとの互換性のために必要です。 このソフトウェアの権利を私のアカウントで有効にするのを手伝ってもらえますか? ご支援ありがとうございます! よろしくお願いいたします。 Re: Request to enable access for SW32K14-MCAL421-RTMC-1.0.1 download こんにちは@812311483 この問い合わせの内容は「SW32K14-MCAL421-RTMC-1.0.1ダウンロードへのアクセス許可を要請」と同一です。 このアカウントがソフトウェアを必要としているのか、それとも以前のアカウント「Chefanqf」が必要だったのか、明確にしていただけますか? よろしくお願いいたします ロビン Re: Request to enable access for SW32K14-MCAL421-RTMC-1.0.1 download はい、学習と使用のためにSW32K14-MCAL421-RTMC-1.0.1をダウンロードする必要があるのは私のアカウントです。このアカウントのダウンロード許可をいただけますか?ありがとう Re: Request to enable access for SW32K14-MCAL421-RTMC-1.0.1 download FlexNetの同僚にメールを送り、このバージョンのソフトウェアのダウンロードアクセスをあなたのアカウントで有効にしてもらうようお願いしました。 Re: Request to enable access for SW32K14-MCAL421-RTMC-1.0.1 download このソフトウェアはあなたのアカウントに追加されました。ダウンロード可能かどうか確認してください。
View full article