Multi Source Translation Content

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

Multi Source Translation Content

ディスカッション

ソート順:
IMX95 上有哪些可用的 ISP 选项 您好, 我使用的是 IMX95 EVK 和 ox03c10 摄像机设置。 我想使用硬件加速器缩放视频。 这是摄像机记录文件的工作流水线: gst-launch-1.0-v-e libcamerasrc camera-name= " /base/soc/bus @42000000 /i2c @42530000 /max96724 @27 /i2c-mux/i2c @0 /mx95mbcam @40 " src:: stream-role=取景器!video/x-raw,格式 = nv16,宽度 = 1920,高度 = 1280,帧率 = 30/1!视频转换!v4l2h264enc!h264parse!mp4mux!filesink 位置=/tmp/cam0_processed.mp4 从这个流水线来看,我希望消除对 CPU 的依赖,只使用硬件加速器。 请提出修改意见。 Re: What are available options for ISP on IMX95 目前,我只连接了 3 台没有显示屏的摄像机。 我只需要在文件中存储摄像头画面。 退出管道线对我不起作用。 此外,我如何知道哪个视频节点是哪个摄像机的? Re: What are available options for ISP on IMX95 您好, 感谢您对恩智浦半导体产品的关注, 建议使用此命令运行多台 ox03c10 摄像机。 gst-launch-1.0 imxcompositor_g2d name=comp \ > sink_0::xpos=0 sink_0::ypos=0 sink_0::width=640 sink_0::height=480 \ > sink_1::xpos=0 sink_1::ypos=480 sink_1::width=640 sink_1::height=480 \ > sink_2::xpos=640 sink_2::ypos=0 sink_2::width=640 sink_2::height=480 \ > sink_3::xpos=640 sink_3::ypos=480 sink_3::width=640 sink_3::height=480 ! \ > video/x-raw,format=BGRA ! autovideosink \ > v4l2src device=/dev/video15 ! video/x-raw,format=YUY2,framerate=30/1,width=1920,height=1280 ! comp.sink_0 \ > v4l2src device=/dev/video22 ! video/x-raw,format=YUY2,framerate=30/1,width=1920,height=1280 ! comp.sink_1 \ > v4l2src device=/dev/video28 ! video/x-raw,format=YUY2,framerate=30/1,width=1920,height=1280 ! comp.sink_2 \ > v4l2src device=/dev/video34 ! video/x-raw,format=YUY2,framerate=30/1,width=1920,height=1280 ! comp.sink_3 确保使用 Neo ISP 库,并查看《Linux 用户指南》中的 GST 插件。建议禁用 PipeWire。 systemctl --user stop pipewire ; systemctl --user mask pipewire 此致 Re: What are available options for ISP on IMX95 是否有用于编码、解码和缩放的 gst 插件? Re: What are available options for ISP on IMX95 您好, 对于插件,我在版本说明中找到了降级、编码和解码插件。 - imxvideoconvert_g2d:基于 GPU2D 的视频转换插件。 - imxvideoconvert_ipu:基于 IPU 的视频转换插件。 - imxvideoconvert_pxp:基于 PXP 的视频转换插件。 - imxvideoconvert_ocl:基于 OpenCL 的视频转换插件。 - 自动视频转换:根据输入和输出格式选择基于 i.MX 硬件的视频转换插件或其他 视频转换插件。 - v4l2convert:基于 V4L2 内存到内存的转换插件。 注意: - 对于 imxvideoconvert_ocl,目前不支持旋转。支持 CSC、去隔 行、缩小比例、广角鱼眼畸变校正、视频裁剪和色彩范围转换。 - 对于 v4l2convert,它会在支持 ISI 内存转 内存的平台上自动注册。 - v4l2h264enc:基于 VPU 的 AVC/H.264视频编码器 - v4l2h265enc:基于 VPU 的 HEVC 视频编码器 - v4l2jpegenc:V4L2 JPEG 编码器 对于摄像机拓扑结构,可以使用以下命令打印拓扑结构并识别摄像机。 -media-ctl -d /dev/media8 --print-dot> media8.dot (在 i.mx95 EVK 目标板中) -dot -Tpng media0.dot -o media0-ap1302.png (在乌班图电脑中) 此致, Re: What are available options for ISP on IMX95 这是我的 imx95 evk 的摄像头拓扑结构。 我可以通过 libcamerasrc 使用这个管道运行摄像头: gst-launch-1.0-e libcamerasrc camera-name= " /base/soc/bus @42000000 /i2c @42530000 /max96724 @27 /i2c-mux/i2c @0 /mx95mbcam @40 " src:: stream-role=取景器!video/x-raw,格式 = nv12,宽度 = 1920,高度 = 1280,帧率 = 30/1!视频转换!v4l2h264enc!h264parse!mp4mux!filesink 位置=/tmp/cam0_processed.mp4 如何使用 v4l2src 运行摄像机?此外,使用硬件加速器缩放视频而不将视图裁剪为 1920*382 的插件是什么?   Re: What are available options for ISP on IMX95 您好, 添加此信息,供在使用 i.MX95 进行相机捕获和录制时偶然看到此帖子的用户参考。 我们最近记录了一些关于在 i.MX95 上使用 V4L2 摄像头捕获和 GStreamer 的工作,这可能有助于解答有关使用v4l2src和硬件加速录制的问题。 关于v4l2src,第一步是确定与您的相机关联的捕获节点,并检查媒体管道配置是否正确。i.MX95 使用媒体控制器框架,因此您可以使用media-ctl -p检查拓扑结构,并使用v4l2-ctl --list-devices检查可用的捕获设备。 确定正确的节点后,您可以使用v4l2-ctl独立测试捕获功能,然后再将其集成到 GStreamer 中。请注意, libcamerasrc可以自动配置媒体管道,而直接使用 V4L2 进行捕获可能需要额外的设置。 我们已将该过程记录下来,包括媒体图配置、V4L2 测试和 GStreamer 示例,详情请见此处: https://developer.ridgerun.com/wiki/index.php/NXP_i.MX95_Technical_Guide/Testing_Camera_Capture 我们还有一份单独的指南,其中介绍了使用v4l2src 、硬件 H.264/H.265 编码器的 i.MX95 录制流程,以及包含imxvideoconvert_g2d 的示例: https://developer.ridgerun.com/wiki/index.php/NXP_i.MX95_Technical_Guide/GStreamer_Support/Capture_and_Recording 关于在不裁剪的情况下缩放到 1920x382 的问题,需要考虑宽高比:您的 1920x1280 输入是 3:2,而请求的输出要宽得多。要完整保留图像而不失真,需要将其缩放以适应输出尺寸并添加填充,或者选择具有原始宽高比的输出分辨率。 对于硬件加速,imxvideoconvert_g2d和imxvideoconvert_oclNXP 支持人员提到的元素值得研究,具体取决于您的电路板支持包。中可用的格式和功能。 我们的捕获示例使用了不同的相机配置,因此设备节点和媒体控制器设置需要根据您的 OX03C10/Maxim 设置进行调整。 希望这些参考资料对其他从事类似 i.MX95 相机流程开发的人员有所帮助!
記事全体を表示
RTD file Package issue using S32K324 MC Hi Team, I am using S32K324 MC using S32DS.3.6.12 IDE, i have installed all packeges, even i installed RTD( SW32K3_S32M27x_RTD_R23-11_7.0.1_D2603_DesignStudio_updatesite i have installed  this one from NXP website and inserted in IDE then installed). Problem: while creating time the project for S32K324, SDK file is not showing i have check the all possiblities but still not getting please check the bellow image you can get easily.  Please help me to fix this issue. Looking Forward for you response. #S32K3 AUTOMOTIVE-RTD  Re: RTD file Package issue using S32K324 MC hi @danielmartynek  okay, @danielmartynek  thank you for the support. thank you and regards, sunil ladwa Re: RTD file Package issue using S32K324 MC Because the RTD (SDK) 7.0.1 supports GCC 10.2 only, not GCC 11.4. So yes, GCC 10.2 is the only GCC that can be used with RTD 7.0.1. BR, Daniel Re: RTD file Package issue using S32K324 MC Hi @danielmartynek , thank you for you guide, just i have one more question for GCC 11.4 it is not showing i want to know why? and if i select GCC 10.2 is it okay or is it suitable for latest tool and MC? thank you and regard, sunil ladwa. Re: RTD file Package issue using S32K324 MC Hello Sunil Ladwa, Yes, that is correct, select 10.2. Regards, Daniel Re: RTD file Package issue using S32K324 MC hi @danielmartynek , while creating time i got this option like GCC 11.4, GCC 10.2, GCC9.2. is this correct right? if i select the GCC 10.2 i am getting in the SDK package this is correct right? i need your conformation. thank you and regards, sunil ladwa Re: RTD file Package issue using S32K324 MC Hi @sunil0509, Please create a new thread if your follow-up questions are unrelated to the original topic. Regards, Daniel Re: RTD file Package issue using S32K324 MC Hi @sunil0509, Refer to the release notes of the RTD, it supports GCC 10.2: Regards, Daniel Re: RTD file Package issue using S32K324 MC Hi @danielmartynek , i have selected this  one GCC 11.4. it this correct? I also have a small doubt regarding AUTOSAR and RTOS. Is the SW32K3_S32M27x_RTD_R23-11_7.0.1_D2603_DesignStudio_updatesite package applicable to both AUTOSAR and RTOS, or are separate packages required? If separate packages are required, could you please share the download links for both? thank you and regards sunil ladwa Re: RTD file Package issue using S32K324 MC Hi @sunil0509, Which compiler have you selected? The RTD supports GCC 10.2 in S32DS. Regards, Daniel
記事全体を表示
What are available options for ISP on IMX95 Hi, I am using IMX95 EVK with ox03c10 camera setup. I am running 3 cameras with Maxim serdes I want to scale down the video using hardware accelerator. This is the working camera pipeline for recording a file: gst-launch-1.0 -v -e libcamerasrc camera-name="/base/soc/bus@42000000/i2c@42530000/max96724@27/i2c-mux/i2c@0/mx95mbcam@40" src::stream-role=view-finder ! video/x-raw,format=NV16,width=1920,height=1280,framerate=30/1 ! videoconvert ! v4l2h264enc ! h264parse ! mp4mux ! filesink location=/tmp/cam0_processed.mp4 From this pipeline, I wanted to remove dependency from cpu and wanted to use only the hardware accelerator. Please suggest the changes. Re: What are available options for ISP on IMX95 Currently, I connected only 3 cameras without a display. I just need to store the camera feed in the file. Exiting pipe line is not working for me. Also, how will I get to know which video node is for which camera? Re: What are available options for ISP on IMX95 Hi, Thank you for your interest in NXP Semiconductor products, This is the command advised for running multiple ox03c10 cameras. gst-launch-1.0 imxcompositor_g2d name=comp \ > sink_0::xpos=0 sink_0::ypos=0 sink_0::width=640 sink_0::height=480 \ > sink_1::xpos=0 sink_1::ypos=480 sink_1::width=640 sink_1::height=480 \ > sink_2::xpos=640 sink_2::ypos=0 sink_2::width=640 sink_2::height=480 \ > sink_3::xpos=640 sink_3::ypos=480 sink_3::width=640 sink_3::height=480 ! \ > video/x-raw,format=BGRA ! autovideosink \ > v4l2src device=/dev/video15 ! video/x-raw,format=YUY2,framerate=30/1,width=1920,height=1280 ! comp.sink_0 \ > v4l2src device=/dev/video22 ! video/x-raw,format=YUY2,framerate=30/1,width=1920,height=1280 ! comp.sink_1 \ > v4l2src device=/dev/video28 ! video/x-raw,format=YUY2,framerate=30/1,width=1920,height=1280 ! comp.sink_2 \ > v4l2src device=/dev/video34 ! video/x-raw,format=YUY2,framerate=30/1,width=1920,height=1280 ! comp.sink_3 Make sure to use the Neo ISP library and review the GST plugins in Linux Users Guide. It advises disabling PipeWire. systemctl --user stop pipewire ; systemctl --user mask pipewire Regards Re: What are available options for ISP on IMX95 Are there any gst plugins available for encoding, decoding, and scaling? Re: What are available options for ISP on IMX95 Hi, For the plugins, I found in Release Notes the downscale, encode and decode plugins. • imxvideoconvert_g2d: GPU2D-based video convert plugin. • imxvideoconvert_ipu: IPU-based video convert plugin. • imxvideoconvert_pxp: PXP-based video convert plugin. • imxvideoconvert_ocl: OpenCL-based video convert plugin. • autovideoconvert: select the i.MX hardware based video convert plugins or other video convert plugins according to the input and output format. • v4l2convert: V4L2 memory-to-memory based convert plugin. Note: • For imxvideoconvert_ocl, rotation is not supported currently. CSC, deinterlace, downscale, dewarp, video crop, and color range convertion are supported. • For v4l2convert, it is automatically registered on the platforms with ISI memory-to- memory supported. • v4l2h264enc: VPU-based AVC/H.264 video encoder • v4l2h265enc: VPU-based HEVC video encoder • v4l2jpegenc: V4L2 JPEG encoder For the camera topology, you can use the following commands to print the topology and identify the cameras. −media-ctl  -d /dev/media8  --print-dot > media8.dot     (in i.MX95 EVK target board) −dot  -Tpng media0.dot  -o  media0-ap1302.png   (in ubuntu PC) Regards, Re: What are available options for ISP on IMX95 Here is the camera topology from my imx95 evk. I can run the camera using this pipeline with libcamerasrc: gst-launch-1.0 -e libcamerasrc camera-name="/base/soc/bus@42000000/i2c@42530000/max96724@27/i2c-mux/i2c@0/mx95mbcam@40" src::stream-role=view-finder ! video/x-raw,format=NV12,width=1920,height=1280,framerate=30/1 ! videoconvert ! v4l2h264enc ! h264parse ! mp4mux ! filesink location=/tmp/cam0_processed.mp4 How can I run my camera using v4l2src? Also, what is the plugin for scaling down the video without cropping the view to 1920*382 using a hardware accelerator?   Re: What are available options for ISP on IMX95 Hi, Adding this for anyone who comes across this thread while working with camera capture and recording on i.MX95. We recently documented some of our work with V4L2 camera capture and GStreamer on i.MX95, which might help with the questions about using v4l2src and hardware-accelerated recording. Regarding v4l2src, the first step is identifying the capture node associated with your camera and checking that the media pipeline is configured correctly. The i.MX95 uses the Media Controller framework, so you can inspect the topology with media-ctl -p and check the available capture devices with v4l2-ctl --list-devices. Once you've identified the correct node, you can test capture independently using v4l2-ctl before integrating it into GStreamer. Keep in mind that libcamerasrc may configure the media pipeline automatically, while direct V4L2 capture can require additional setup. We've documented that process, including media graph configuration, V4L2 testing, and GStreamer examples, here: https://developer.ridgerun.com/wiki/index.php/NXP_i.MX95_Technical_Guide/Testing_Camera_Capture We also have a separate guide with i.MX95 recording pipelines using v4l2src, hardware H.264/H.265 encoders, and examples incorporating imxvideoconvert_g2d: https://developer.ridgerun.com/wiki/index.php/NXP_i.MX95_Technical_Guide/GStreamer_Support/Capture_and_Recording Regarding scaling to 1920x382 without cropping, there's an aspect-ratio consideration: your 1920x1280 input is 3:2, while the requested output is much wider. Preserving the full image without distortion would require scaling it to fit within the output dimensions and adding padding, or choosing an output resolution with the original aspect ratio. For hardware acceleration, the imxvideoconvert_g2d and imxvideoconvert_ocl elements mentioned by NXP support are worth investigating, depending on the formats and capabilities available in your BSP. Our capture examples use a different camera configuration, so the device nodes and media-controller settings would need to be adapted to your OX03C10/Maxim setup. Hope these references are useful to others working on similar i.MX95 camera pipelines!
記事全体を表示
使用 S32K324 MC 时出现 RTD 文件包问题 大家好, 我正在使用 S32K324 MC,版本为 S32DS.3.6.12我已经安装了所有软件包,甚至还安装了 RTD(SW32K3_S32M27x_RTD_R23-11_7.0.1_D2603_DesignStudio_updatesite,我是从 NXP 网站安装的,然后插入到 IDE 中安装的)。 问题:在创建S32K324项目时,SDK文件没有显示。我已经检查了所有可能的原因,但仍然找不到。请查看下图,您应该能轻松找到。 请帮我解决这个问题。 期待您的回复。 #S32K3汽车-RTD Re: RTD file Package issue using S32K324 MC 嗨@danielmartynek 好的, @danielmartynek谢谢你的支持。 谢谢,此致敬礼! 苏尼尔·拉德瓦 Re: RTD file Package issue using S32K324 MC 因为 RTD(SDK)7.0.1 仅支持 GCC 10.2,不支持 GCC 11.4。 所以,是的,GCC 10.2 是唯一可以与 RTD 7.0.1 一起使用的 GCC 版本。 BR,丹尼尔 Re: RTD file Package issue using S32K324 MC 嗨@danielmartynek , 感谢您的指导,我还有一个关于 GCC 11.4 的问题,它没有显示出来,我想知道为什么?如果我选择 GCC 10.2,可以吗?它是否适用于最新的工具和 MC? 谢谢,并致以问候。 苏尼尔·拉德瓦。 Re: RTD file Package issue using S32K324 MC 你好,Sunil Ladwa, 是的,没错,选择 10.2。 此致, 丹尼尔 Re: RTD file Package issue using S32K324 MC 嗨@danielmartynek , 在创建时间时,我得到了类似 GCC 11.4 的这个选项,GCC 10.2,GCC 9.2。 这样对吗? 如果我选择 GCC 10.2,我会在 SDK 包中获取到它。 这样对吧?我需要你的确认。 谢谢,此致敬礼! 苏尼尔·拉德瓦 Re: RTD file Package issue using S32K324 MC 嗨@sunil0509 , 如果您的后续问题与原主题无关,请另开新帖。 此致, 丹尼尔 Re: RTD file Package issue using S32K324 MC 嗨@sunil0509 , 请参阅 RTD 的版本说明,它支持 GCC 10.2: 此致, 丹尼尔 Re: RTD file Package issue using S32K324 MC 嗨@danielmartynek , 我选择了 GCC 11.4。 这样对吗? 我对 AUTOSAR 和 RTOS 也有一些小疑问。 SW32K3_S32M27x_RTD_R23-11_7.0.1_D2603_DesignStudio_updatesite 软件包 是否 同时适用于 AUTOSAR 和 RTOS,还是需要单独的软件包? 如果需要单独的软件包,能否提供两者的下载链接? 谢谢,此致敬礼。 苏尼尔·拉德瓦 Re: RTD file Package issue using S32K324 MC 嗨@sunil0509 , 你选择了哪个编译器? RTD 支持 S32DS 中的 GCC 10.2。 此致, 丹尼尔
記事全体を表示
RTD R21-11 AUTOSAR EB:どのモジュールがフルでスタブですか? こんにちは、NXPコミュニティの皆さん、 私はSW32K1_S32M24x_RTD_R21-11_3.0.0_D2503パッケージ(S32K1/S32M24x リアルタイム・ドライバ、AUTOSAR R21-11)をEBのtresos環境で使用しています。私たちのプロジェクトには 、サードパーティのサプライヤー(例:Vector、ETAS、EB)からの商用AUTOSAR BSWスタックは存在せず、NXP RTDパッケージとEB構成のみに依存しています。 RTDパッケージ内の一部のモジュールは完全なAUTOSAR実装を意図していないことを承知しています。例えば、RTDリリースノートには 「Dem、Det、EcuC、EcuM、Rteおよびインターフェースプラグインに含まれる機能はサンプルスタブ関数であり、 これらのスタブは対応するAUTOSAR基本ソフトウェアモジュールが利用できない場合にアプリケーションがコンパイル・実行できるようにするためのみ存在する」と記載されています。また、RTEはサポートスタブとしてのみ提供されており、完全に機能し設定可能なRTEソリューションにはサードパーティパッケージが必要であることも理解しています。 しかし、EB tresos の設定可能なモジュールのリスト (スクリーンショットを添付) を見ると、残りのモジュールの状態を明確にしたいと思います。具体的には、以下のモジュールについて知りたいです。 これは完全な本番環境の実装(例:完全なMCALドライバや完全なAUTOSARサービスモジュール)ですか? それとも本番環境向けのサンプルスタブやリファレンス実装で、ユーザーコードやサードパーティ製BSWに置き換えるべきでしょうか? 問題となっているモジュール(EB構成ビューより): サービス/ECUマネジメント層: Dem、 Det、 EcuM、 EcuC、 BswM (存在する場合)、 ComM (存在する場合) メモリスタック: Mem 、 Mem_43_EEP 、 Mem_43_EXFLS 、 Mem_43_INFLS 、 Fee 、 NvM (存在する場合) MCALドライバ: ADC、 Can_43_FLEXCAN、 CanIf (インターフェース)、 Spi、 I2c、 I2s、 Uart、 Lin_43_LPUART_FLEXIO、 Pwm、 GPT、 ICU、 Wdg、 Mcl、 Crc、 Dio、 Port、 MCU、 プラットフォーム その他: Eth_43_ENET 、 EthIf 、 EthSwt 、 EthTrcv 、 CanTrcv_43_AE 、 LinTrcv_43_AE 、 Ea / Eep (存在する場合)、 Rte (既にスタブとして認識されている) MCALドライバ(例: Port、 Adc、 Spi、 CAN)は通常完全な実装であることは理解しています。私の主な不確実性は サービス層およびインターフェースモジュール 、特に Dem、 Det、 EcuM、 EcuC、 Mem、 Fee、 CANIf、 EthIf、 そして*Trcv/EthSWTモジュールについてです 。これらもスタブなのでしょうか、それともNXPが提供する機能実装ですか? 🙏 視覚的な説明に関する特別な要望: 可能であれば、このThreadに返信しているNXPのエンジニアが添付された2枚のスクリーンショットに直接注釈を付けて、各モジュールの状態を示せていただけると非常にありがたいです。 分かりやすくするために、画像にシンプルな色分け凡例を使用することをお勧めします。 🟢緑色(または太字の枠):完全実装(本番環境対応)。 🟠オレンジ色(または点線の枠):サンプルスタブ/参照コード(本番環境では使用しないでください)。 ⚪ グレー(または線が引かれている状態): サードパーティ製BSWパッケージ(例:RTE、OS、NvM)が必要です。 注釈をモジュールリストに直接表示することで、手動でクロス・リファレンスする時間を節約でき、プロジェクトの開発範囲を正確に把握するのに役立ちます。お時間とサポートを本当にありがとうございます! 添付ファイル: EB tresosモジュールの設定リストを示すスクリーンショット2枚。 Re: RTD R21-11 AUTOSAR EB: Which modules are Full vs. Stubs? こんにちは、 @lukaszadrapa さん。 詳しい説明をありがとうございます。 多くのことが明確になりました。表3のドライバが「RFP品質」であり、サービス/インターフェースモジュールがスタブであることを知っているのがまさに必要な情報でした。 私自身も表3を確認したいです。しかし、NXPのウェブサイトで言及されたSW32K1_S32M24x_RTD_R21-11_3.0.0_D2503パッケージの正確な「リリースノート」文書を見つけるのに苦労しています。 正確なドキュメント番号(例:ドキュメントID/Rev番号)または、このリリースノートPDFへの直接ダウンロードリンクを教えていただけますか?もし都合が良いなら、PDFファイルを返信に直接添付していただけると助かります。 ご協力いただき本当に感謝しています。書類を探すのに手間取らせてしまい、申し訳ありませんでした。 よろしくお願いします、 チャオファン Re: RTD R21-11 AUTOSAR EB: Which modules are Full vs. Stubs? こんにちは@チャオファン 要求された情報はリリースノートの表3にすでにまとめられており、パッケージに含まれるソフトウェアコンポーネントが一覧で、各コンポーネントがドライバとして提供されるかスタブとして提供されているかを示しています。以下に例を示します。 Dem、Det、EcuC、EcuM、Rte、インターフェースプラグインに含まれる機能は統合をサポートするためのサンプルスタブ関数であり、対応するユーザー開発またはサードパーティ製のBSW実装に置き換えるべきです。 したがって、EB Tresos構成のどのモジュールが実際のRTDドライバで、どのモジュールがスタブとしてのみ提供されているかを識別する際に、表3を参考にすることをおすすめします。 表3に記載されているドライバはRFP品質を持ち、リリースノートに記載されている通り、完全にテストされ、量産車載での使用を想定しています。 よろしくお願いいたします。 ルーカス Re: RTD R21-11 AUTOSAR EB: Which modules are Full vs. Stubs? 詳細なご説明をありがとうございました。それは非常に役立ちました。 簡単なご報告です。リリースノートと表3を自分で見つけることができました。これを決定的な参考資料として使い、EBのtresos構成をマッピングし、どのモジュールがRFPドライバかスタブかを特定します。 改めて、お時間をいただき、ご辛抱強く、素晴らしいサポートをありがとうございます! 敬具 朝凡
記事全体を表示
RTDファイル MCを使ったパッケージの問題S32K324 チームの皆さん、こんにちは。 私はS32DS.3.6.12を使用してS32K324 MCを使用しています。IDEはすべてのパッケージをインストールしました。RTD(SW32K3_S32M27x_RTD_R23-11_7.0.1_D2603_DesignStudio_updatesiteもインストールしました。NXPのウェブサイトからインストールしてIDEに挿入し、インストールしました)。 問題:プロジェクトをS32K324作成中にSDKファイルが表示されず、すべての可能性を確認したが、簡単に入手できる下の画像を確認してもらえません。 この問題を解決するのを手伝ってください。 ご回答をお待ちしております。 #S32K3 オートモーティブ-RTD  Re: RTD file Package issue using S32K324 MC こんにちは、 @danielmartynek わかりました、サポート@danielmartynekありがとうございます。 ありがとうございます。 スニル・ラドワ Re: RTD file Package issue using S32K324 MC なぜならRTD(SDKs)7.0.1はGCC 10.2のみをサポートし、GCC 11.4はサポートしていないからです。 SO、GTD 7.0.1で使えるGCCはGCC 10.2だけです。 BR、ダニエル Re: RTD file Package issue using S32K324 MC こんにちは、 @danielmartynek さん、 ガイドをありがとうございます。GCC 11.4についてもう一つ質問があります。表示されないのですが、なぜでしょうか?また、GCC 10.2を選択した場合、最新のツールやMCには適しているのでしょうか? ありがとうございます。 スニル・ラドワ。 Re: RTD file Package issue using S32K324 MC こんにちは、スニル・ラドワさん。 はい、その通りです。10.2を選択してください。 よろしくお願いいたします。 ダニエル Re: RTD file Package issue using S32K324 MC こんにちは、 @danielmartynek さん、 作成時に、GCC 11.4 のようなオプションが表示されました。GCC 10.2、GCC 9.2。 これは正しいですか? もしGCC 10.2を選べば、SDKパッケージで入手できます これは正しいですよね?あなたの確認が必要です。 ありがとうございます。 スニル・ラドワ Re: RTD file Package issue using S32K324 MC こんにちは、@sunil0509 さん。 元のトピックと無関係な質問がある場合は、新しいThreadを作成してください。 よろしくお願いいたします。 ダニエル Re: RTD file Package issue using S32K324 MC こんにちは、@sunil0509 さん。 RTDのリリースノートを参照してください。GCC 10.2をサポートしています: よろしくお願いいたします。 ダニエル Re: RTD file Package issue using S32K324 MC こんにちは、 @danielmartynek さん、 私はGCC 11.4を選択しました。 これは正しいですか? AUTOSARやRTOSについても少し疑問があります。 SW32K3_S32M27x_RTD_R23-11_7.0.1_D2603_DesignStudio_updatesite パッケージはAUTOSARとRTOSの両方に適用できますか?それとも別々のパッケージが必要ですか?もし別々のパッケージが必要な場合は、両方のダウンロードリンクを共有していただけませんか? ありがとうございます。 スニル・ラドワ Re: RTD file Package issue using S32K324 MC こんにちは、@sunil0509 さん。 どのコンパイラを選択しましたか? RTDはS32DSでGCC 10.2をサポートしています。 よろしくお願いいたします。 ダニエル
記事全体を表示
Example MCAL S32K312 PIT ADC BTCU DS3.5 RTD300 * ============================================================================ * Detailed Description: * * The purpose of this demo application is to demonstrate the usage of the * ADC High-Level Driver (HLD) on the S32K312 MCU. * * The example uses PIT timers to periodically trigger BCTU conversion lists * through the TRGMUX. Each conversion list consists of five ADC channels. * Conversion results are stored in BCTU FIFOs and automatically transferred * by eDMA into result arrays. * * Trigger paths: * PIT0_CH0 -> TRGMUX -> BCTU Trigger 23 -> ADC0 (5 channels) * -> BCTU FIFO1 -> eDMA (ch0) * * PIT1_CH1 -> TRGMUX -> BCTU Trigger 47 -> ADC1 (5 channels) * -> BCTU FIFO2 -> eDMA (ch11) * * Converted results from the BCTU FIFOs are moved by eDMA into dedicated * ADC result buffers. * * ADC1 channel S10 is connected to the on-board potentiometer. The converted * value is used to adjust the brightness of the BLUE LED * * ============================================================================ * Test HW: S32K312-T172 * MCU: S32K312 * Compiler: S32DS 3.5.x * RTD release: S32K3_RTD_3_0_0 P07 * Debugger: On-Board Debugger * Target: Internal_FLASH * ============================================================================ I used these channels on --> S32K312-T172 eval board ADC results :-- ALso  be sure you enable freeze for both PITs :--  
記事全体を表示
Clarifying usage of external oscillator with iMX93 Hi, I am developing a custom board using the iMX93 and I am a bit confused regarding the 24 MHz XTAL and if it is possible at all to use an external oscillator. Table 3 of the IMX93IEC datasheet says: "The system requires 24 MHz on XTALI/XTALO. The crystal cannot be eliminated by an external 24 MHz oscillator." But then the Oscillator section 29.4.2 in the reference manual states: "Each XTAL module supports the following mode through register configuration: Normal oscillator mode - XTAL generates stable square wave based on the crystal oscillator input. Bypass mode - external clock can be input through XTAL pad." Also the IMX93QSB schematic has a note that says: "Regarding 24MHz crystal oscillator: Bypass mode need to be selected. In this mode, the crystal oscillator amplifier is off with “cosc_en_lv”, "osc_comp_enable_lv" and “pwd_lv” deasserted (logic 0). Only rail to rail input signal at extal (XI) is needed with xtal (XO) could be either floating or ground. Bypass mode configuration is provide in both FXOSC and SXOSC block guides." What are these registers/commands/bits that are referenced? Where is FXOSC and SXOSC block guides? None of these are turn up in a search in the reference manual? So, is it or is it not possible (and supported) to use an external oscillator with the iMX93? Re: Clarifying usage of external oscillator with iMX93 Hi @AEi , So, is it or is it not possible (and supported) to use an external oscillator with the iMX93? A: No for the external 24 MHz oscillator. In our datasheet you can see that. The RM indicates that the module has normal and bypass modes.When it comes to board level design, the clear applicable scenario for external clock replacement crystals is the 32.768 kHz input of RTC, not the 24 MHz master clock. Hope this can do help for you Any questions please contact me freely Wish you have a nice day Best Regards Rita
記事全体を表示
RTD R21-11 AUTOSAR EB: Which modules are Full vs. Stubs? Hello NXP Community, I am working with the SW32K1_S32M24x_RTD_R21-11_3.0.0_D2503 package (S32K1/S32M24x Real-Time Drivers, AUTOSAR R21-11) in an EB tresos environment. Our project does not have a commercial AUTOSAR BSW stack from a third-party supplier (e.g., Vector, ETAS, EB) — we are relying solely on the NXP RTD package and EB configuration. I am aware that some modules in the RTD package are not intended to be complete AUTOSAR implementations. For example, the RTD Release Notes state that "the functions contained in the Dem, Det, EcuC, EcuM, Rte and interface plugins are sample stub functions," and that these stubs exist only to allow applications to compile and run when the corresponding AUTOSAR Basic Software Modules are unavailable. I also understand that RTE is provided as a support stub only and that a fully functional, configurable RTE solution requires a third-party package. However, looking at the list of configurable modules in EB tresos (screenshots attached), I would like to clarify the status of the remaining modules. Specifically, for the following modules, I would like to know: Is it a full, production-ready implementation (e.g., a complete MCAL driver or a complete AUTOSAR service module)? Or is it a sample stub / reference implementation that is not intended for production use and should be replaced by user code or a third-party BSW? Modules in question (from the EB configuration view): Service/ECU Management layer: Dem, Det, EcuM, EcuC, BswM (if present), ComM (if present) Memory stack: Mem, Mem_43_EEP, Mem_43_EXFLS, Mem_43_INFLS, Fee, NvM (if present) MCAL drivers: Adc, Can_43_FLEXCAN, CanIf (interface), Spi, I2c, I2s, Uart, Lin_43_LPUART_FLEXIO, Pwm, Gpt, Icu, Wdg, Mcl, Crc, Dio, Port, Mcu, Platform Other: Eth_43_ENET, EthIf, EthSwt, EthTrcv, CanTrcv_43_AE, LinTrcv_43_AE, Ea/Eep (if present), Rte (already known as stub) I understand that the MCAL drivers (e.g., Port, Adc, Spi, Can) are typically full implementations. My main uncertainty is about the service-layer and interface modules — particularly Dem, Det, EcuM, EcuC, Mem, Fee, CanIf, EthIf, and the *Trcv/EthSwt modules. Are these also stubs, or are they functional implementations provided by NXP? 🙏 A special request for visual clarification: If possible, I would be extremely grateful if the NXP engineer replying to this thread could directly annotate the two attached screenshots to show the status of each module. To make it easy, I suggest using a simple color-coding legend on the images: 🟢 Green (or bold box): Full implementation (production-ready). 🟠 Orange (or dashed box): Sample stub / reference code (not for production). ⚪ Grey (or crossed out): Requires a third-party BSW package (e.g., RTE, OS, NvM). Having the annotations directly on the module list will save me hours of manual cross-referencing and help me accurately scope our project's development effort. Thank you so much for your time and support! Attachments: Two screenshots showing the EB tresos module configuration list. Re: RTD R21-11 AUTOSAR EB: Which modules are Full vs. Stubs? Hi @lukaszadrapa , Thank you very much for your detailed explanation. This clarifies a lot. Knowing that the drivers in Table 3 have "RFP quality" and that the service/interface modules are stubs is exactly the information I needed. I would like to check Table 3 myself. However, I am having trouble locating the exact "Release Notes" document you mentioned on the NXP website for the SW32K1_S32M24x_RTD_R21-11_3.0.0_D2503 package. Could you please provide the exact Document Number (e.g., Document ID/Rev number) or a direct download link to this Release Notes PDF? If it is more convenient, could you please attach the PDF file directly to your reply? I really appreciate your help, and sorry for the trouble in finding the document. Best regards, Chaofan Re: RTD R21-11 AUTOSAR EB: Which modules are Full vs. Stubs? Hi @chaofan  The requested information is already summarized in Table 3 of the Release Notes, which lists the software components included in the package and indicates whether each component is provided as a driver or as a stub. Here’s an example: Please note that the functions provided in the Dem, Det, EcuC, EcuM, Rte, and interface plugins are sample stub functions intended to support integration and should be replaced by the corresponding user-developed or third-party BSW implementation. Therefore, I would recommend using Table 3 as the reference for identifying which modules in your EB tresos configuration are actual RTD drivers and which are provided only as stubs. The drivers listed in Table 3 have RFP quality, meaning they are fully tested and intended for use in production vehicles, as described in the Release Notes. Regards, Lukas Re: RTD R21-11 AUTOSAR EB: Which modules are Full vs. Stubs? Thank you very much for your detailed explanation. It was extremely helpful. Just a quick update: I managed to locate the Release Notes and Table 3 myself. I will use it as the definitive reference to map out our EB tresos configuration and identify which modules are RFP drivers versus stubs. Thank you again for your time, patience, and excellent support! Best regards, Chaofan
記事全体を表示
PCA9451Aの未使用SD機能 こんにちは、 iMX93アプリケーションでSDカードを使うつもりはないので、PCA9451A PMICのスイッチとLDO5ブロックの終端処理方法が気になっています。 1) SW_ENには内部のプルダウン機能があり、I2Cレベルのトランスレーターを使っていないので、SWINも浮かせておくことができますよね?SWOUTピンも接続せずに放置できるのですか? 2) SD_VSELとLDO5はどうすればいいですか?内部に引っ張る抵抗SD_VSEL見当たりません。LDO5は無負荷時でも出力コンデンサが必要なのでしょうか? 私の応募はかなりスペースが限られているので、できるだけ多くの部品を省きたいと思っています。 Re: Unused SD functionality on PCA9451A はい、これは自分で解決しました。iMX93ハードウェアガイドのチェックリストには次のように記載されています。 「PCA9451AHNY PMICが電力供給に使われる場合は、使用されていなくてもすべてのレギュレーターの出力L/C部品が適切にコネクテッドされていることを確認してください。レギュレータの出力が開いたままになっていると、PMIC全体が誤動作します。 これはPMICのデータシートに記載しておくと役立つ情報だと思います。
記事全体を表示
Unused SD functionality on PCA9451A Hi, I am not going to use a SD card in my iMX93 application so I am wondering how to terminate the switch and LDO5 block of the PCA9451A PMIC. 1) The SW_EN has an internal pull-down and because I am not using the I2C level translator I can also leave SWIN floating, correct? SWOUT pin can then also be left unconnected? 2) What should I do with SD_VSEL and LDO5? I can't see SD_VSEL having any internal pull resistance? And do LDO5 need to have an output capacitor even when unloaded? My application is quite space constrained so I would like to eliminate as many parts as possible. Re: Unused SD functionality on PCA9451A Ok, I figured out this by myself. The iMX93 Hardware Guide's checklist states: "If the PCA9451AHNY PMIC is used to provide power, ensure that the output L/C components of all regulators are properly connected, even if unused. Leaving any regulator output open causes a malfunction of the whole PMIC." I would think this would be useful information to put in the PMIC's datasheet..
記事全体を表示
S32GマルチコアのeMCEM初期化タイミング こんにちは、 S32G399Aでは、Cortex-M7_0が私たちのブートコアです。eMcem_Initを呼び出し、その後Mcu_SetModeを使用してM7_1/2/3を開始します。各セカンダリコアは起動コード内で独自のDTCMを初期化しますが、eMcem_Initはすでにそれらのコアに対してERMの非修正通知を有効にしているため、起動時に未初期化DTCMを推測的に読み取ると、コールドブート時にNCF 5/8/51がラッチされます。 M7_0 が M7_1/2/3 が起動コードの実行を完了したと報告するまで待機し、その後 eMcem_Init を呼び出すようにしてみました。他のコアはM7_0を待ってからアプリケーションタスクを始めます。この順序にすると、不具合は発生しなくなります。 S32G3では、すべてのコアが起動した後にFCCU/eMCEMを初期化するのが推奨される手順でしょうか? ありがとう、 カーター Re: eMCEM initialization timing for S32G multicore こんにちは、 @cpearson 投稿ありがとうございます。 1.eMCEMドライバの適切な機能を確保するための推奨初期化手順は以下の通りです。 2. S32G3では、リセット可能なドメインとeMCEMによって監視されるリソースが有効な初期化状態になった後に、eMCEMの初期化を実行する必要があります。マルチコアM7の用途では、セカンダリM7コアを解放し、eMcem_Init()が呼び出される前に、その起動コードがローカルのTCM/ECCリソースを初期化できるようにする必要があります。私の意見では、あなたが説明したスタートアップシーケンスについては、通話eMcem_Init M7_0 M7_1/2/3がそれぞれDTCMを初期化するまで待つのが妥当なご注文です。 BR チェイン
記事全体を表示
PCA9451A 上未使用的 SD 功能 您好, 在我的 iMX93 应用中,我不会使用 SD 卡,所以我想知道如何端接 PCA9451A PMIC 的开关和 LDO5 模块。 1) SW_EN 内部有下拉电阻,而且因为我没有使用 I2C 电平转换器,所以我也可以让 SWIN 浮空,对吗?那么SWOUT引脚也可以保持未连接状态吗? 2) 我应该如何处理 SD_VSEL 和 LDO5?我看不出 SD_VSEL 有任何内部拉电阻?即使空载,LDO5 也需要输出电容吗? 我的应用程序空间非常有限,所以我希望尽可能地精简组件。 Re: Unused SD functionality on PCA9451A 好吧,我自己想明白了。iMX93硬件指南的检查清单中指出: “如果使用PCA9451AHNY PMIC供电,请确保所有稳压器的输出L/C元器件连接正确,即使未使用。任何一个稳压器输出端开路都会导致整个电源管理集成电路(PMIC)故障。 我认为这些信息应该添加到电源管理集成电路(PMIC)的数据手册中。
記事全体を表示
KITPF0100EPEVBE KITPF0100EPEVBE評価ボード用の回路図ファイルをお願いします。おそらくCadence OrCad形式で。DSN形式で。 よろしくお願いします。 Re: KITPF0100EPEVBE こんにちは、ミエルコ 直接あなたのメールアドレスに送ります。
記事全体を表示
S32G 多核 eMCEM 初始化时序 你好, 在 S32G399A 上,Cortex-M7_0 是我们的启动核心。它调用 eMcem_Init,然后使用 Mcu_SetMode 启动 M7_1/2/3。每个辅助核心在其启动代码中初始化自己的 DTCM,但 eMcem_Init 已经为这些核心启用了 ERM 不可纠正通知,因此在启动期间对其未初始化的 DTCM 进行推测性读取会在冷启动时锁存 NCF 5/8/51。 我尝试让 M7_0 等待 M7_1/2/3 报告它们的启动代码已运行,然后调用 eMcem_Init。其他核心在启动应用程序任务之前会等待 M7_0。按照这个命令,故障就不会再发生了。 在 S32G3 上,在所有核心都启动后初始化 FCCU/eMCEM 是否是推荐的顺序? 谢谢你, 卡特 Re: eMCEM initialization timing for S32G multicore 你好, @cpearson 感谢分享。 1.为确保 eMCEM 驱动程序正常运行,建议的初始化步骤如下: 2. 在 S32G3 上,应在可重置功能域和 eMCEM 监测的资源进入有效初始化状态后执行 eMCEM 初始化。对于多核 M7 用例,这可能需要释放辅助 M7 内核,并允许其启动代码在调用 eMcem_Init() 之前初始化本地 TCM/ECC 资源。因此,依我之见,对于您所描述的启动顺序,在 M7_0 调用 eMcem_Init 之前,等待 M7_1/2/3 各自初始化其 DTCM 是一个合理的顺序。 BR 陈银
記事全体を表示
imx7ulp A7 配置 IOMUXC0 上的焊盘(LPUART0–3 和 I2C) 你好, 我们是学生,正在开发一块定制的imx7ulp (MCIMX7U3)板。我们希望使用Linux (A7) 系统来控制全部8个LPUART接口以及一些I2C线路。 LPUART4–7 使用 IOMUXC1(A7 功能域),在我们的 DTS 中工作正常。但是,LPUART0–3 和我们的 I2C 线使用IOMUXC0(M4 功能域)中的焊盘。 查看 Linux pinctrl 驱动程序和 U-Boot 源代码,似乎 A7 默认使用 IOMUXC1,而 U-Boot 使用特定的IOMUX_CONFIG_MPORTS标志来访问 IOMUXC0。参考手册也提到 IOMUXC 是“所有权受限”的。 我们卡在了 IOMUXC0 的引脚配置步骤。 我们的疑问: A7 是否有支持的方法(通过 DTS 节点或驱动程序标志)直接从 Linux 配置 IOMUXC0 焊盘? 如果不是,M4 固件的标准预期流程是否是在启动期间复用这些引脚,然后 A7 接管 UART/I2C 控制器? 由于障碍在于焊盘控制器(而不是外设协议),我们可以假设 I2C 线路面临与 UART 完全相同的限制吗? 非常感谢您能就此方面的标准做法提供一些指导。 补充信息:我们的 Linux 系统基于 Wrynrose Yocto 版本,并使用 NXP 电路板支持包。
記事全体を表示
NXPのMCUXpressoを使い始める みなさん、こんにちは!ソフトウェアエンジニアです。K66F評価ボードを使って実際に手を汚してみようと思いました。これは彼らのフラッグシップであるK64Fから少しアップグレードされています。私はずっと組み込みシステムを基礎から理解したいと思っていたので、P&Eマイクロリンクのプローブを手に取り始めました。私は、EE学部時代に残っていたSPI TFTモジュールに接続するためのSDK例を入手できました。抵抗式タッチスクリーンを備えています。例は隣接するSPIの静電容量式タッチセンサーを用意していましたが、いくつかのオンボードADCと控えめな電圧分割回路で十分だと思いました。キャップデバイスの x と y の読み取り値を読み取るコールバックを、ADC と同様のコールバックに置き換える必要がありました。残念ながら、サンプルは拡張できるように作られていないようです。コンポーネントを追加したことで、新たに発生したインクルードエラーをいくつか解決しましたが、なぜかメモリ割り当ての問題が依然として残ってしまいました。SO、少し進展はありましたが、今こそリソースを聞いてみる良い機会かもしれないと思いました https://100001.onl/ 。 Re: Getting started with NXP's MCUXpresso こんにちは、 @louis22 さん。 詳細な説明をありがとうございます。FRDM-K66FとSPI TFTディスプレイに関しては、既に順調に進んでいるようですね。 抵抗性タッチスクリーンをADCチャネルで読み取るというあなたのアプローチは理にかなっています。SDKsの例は出発点としても利用でき、追加のドライバやアプリケーションコードで拡張することも可能です。SDKはこちらで入手可能です:ボード選択 |MCUXpresso SDK Builder。 メモリ割り当ての問題については、まず正確なエラーを理解してから、SDKsの例が原因だと結論づけたいと思います。FRDM-K66FのMK66FN2M0デバイスは2MBのフラッシュと256KBのSRAMを搭載しているため、単にADCドライバを追加するだけでは通常大量のメモリを消費しません。 以下の情報を教えていただけますか? どのSDKsの例から始めましたか? どのMCUXpressoのIDEsとSDKsのバージョンを使っていますか? ADC機能を追加した後に発生した、正確なビルド/リンカーエラー。 可能であれば、ビルド失敗時のメモリ使用量情報またはリンカーマップファイルを提供してください。 これにより、問題がフラッシュ/RAM使用量、ヒープまたはスタックの割り当て、リンカーの設定、あるいは追加のソフトウェアコンポーネントに関連しているかどうかを判断するのに役立ちます。 ペリフェラルを学ぶには、MCUXpresso SDKに付属しているドライバーの例も参考にすることをおすすめします。あなたのCASEでは、ADCの例はK66 ADCを独立して初期化・読み取るのに良い参考になります。その後、必要なADCの初期化と関数の読み込みだけをTFTアプリケーションに統合できます。 ご返信をお待ちしております。 BR セレステ
記事全体を表示
PN5190 NFC Reader Library v07.13.00: discovery loop hangs forever if a command gets no IRQ Package: NXP NFC Reader Library v07.13.00 (NfcrdlibEx1_DiscoveryLoop, PN5190, Linux OSAL). Release note RN00009. Running the discovery-loop example, phacDiscLoop_Run(POLL) sometimes never returns. The process stays up. It happens with no card present, and not on a fixed cycle. phhalHw_Pn5190_WaitIrq() waits with PHOSAL_MAX_DELAY for every instruction except EXCHANGE_RF_DATA. In this case the command was READ_REGISTER (0x04) and the IRQ pin never went high, so phOsal_EventPend() does not return. The abort path, phhalHw_Pn5190_Wait_IrqAbortHandling(), waits the same way. Is that infinite wait intentional, and how should the application recover the PN5190 without a power cycle? I added many logs from the demo examples, and also reduce the timeout of WaitIrq from infinite to 10s. Any suggestion on how should we handle this? Attached is the logs from the sample program. Re: PN5190 NFC Reader Library v07.13.00: discovery loop hangs forever if a command gets no IRQ Additional info. the version of PN5190 Info: Die ID: 0x00, HW: v83, ROM: v3, FW: v770 Re: PN5190 NFC Reader Library v07.13.00: discovery loop hangs forever if a command gets no IRQ Could you try the latest version of NFC Reader Library? NFC Reader Library | NXP Semiconductors Re: PN5190 NFC Reader Library v07.13.00: discovery loop hangs forever if a command gets no IRQ Hi Jimmy, We will retest on the latest NFC Reader Library (07.18.00) and report whether the same failure can be reproduced. We also have a host-side finding. On the i.MX93, the PN5190 is on LPSPI5. With the SPI output pads at fast slew and drive strength X6 (0x3fe), discovery-loop polling fails. phacDiscLoop_Run returns PHAC_DISCLOOP_FAILURE (0x0080), which we log as "POLL mode failure". Slowing the i.MX93 output edges removes that failure. The pad settings that are now stable are: LPSPI5_SCK: 0x02 (slow slew, drive X1) LPSPI5_SOUT: 0x02 (slow slew, drive X1) SPI chip select: 0x02 (slow slew, drive X1) LPSPI5_SIN: left at 0x3fe, since this pad is an input PN5190 IRQ GPIO: unchanged With those slower SCK, SOUT, and chip-select edges, polling continues and we no longer see "POLL mode failure". The fast edges were ringing into the PN5190 clock pin. We will confirm this again on 07.18.00. if((DiscLoopStatus & PH_ERR_MASK) == PHAC_DISCLOOP_FAILURE)
記事全体を表示
PN5190 NFCリーダライブラリ v07.13.00:コマンドにIRQがなければディスカバリーループが永久にハングします パッケージ:NXP NFCリーダライブラリ v07.13.00(NfcrdlibEx1_DiscoveryLoop、PN5190、Linux OSAL)。リリースノートRN00009。 ディスカバリ ループの例を実行すると、phacDiscLoop_Run(POLL) が返されないことがあります。プロセスは継続されます。カードが提示されていない場合でも発生し、決まった周期で発生するわけでもありません。 phhalHw_Pn5190_WaitIrq() は、EXCHANGE_RF_DATA を除くすべての命令に対して PHOSAL_MAX_DELAY で待機します。このCASEでは、コマンドはREAD_REGISTER(0x04)で、IRQピンはハイにならなかったため、phOsal_EventPend()は戻りません。中止パスである phhalHw_Pn5190_Wait_IrqAbortHandling() も同様に待機します。 この無限待ち時間は意図的なものなのでしょうか?また、電源サイクルなしでアプリケーションがPN5190をどうやって復旧すればよいのでしょうか? デモ例から多くのログを追加し、WaitIrqのタイムアウトを無制限から10秒に短縮しました。 この件について、どのように対処すべきか何かご提案はありますか? サンプルプログラムのログを添付します。 Re: PN5190 NFC Reader Library v07.13.00: discovery loop hangs forever if a command gets no IRQ 追加情報:PN5190のバージョン 情報: ダイ ID: 0x00、HW: v83、ROM: v3、FW: v770 Re: PN5190 NFC Reader Library v07.13.00: discovery loop hangs forever if a command gets no IRQ こんにちは、ジミーさん。 最新のNFCリーダライブラリ(07.18.00)で再テストし、同じ故障が再現可能かどうか報告します。 ホスト側でも発見がありました。i.MX93では、PN5190はLPSPI5で動作します。SPI出力パッドを高速スルーレートおよび駆動強度X6(0x3fe)に設定すると、検出ループのポーリングが失敗します。phacDiscLoop_Run は PHAC_DISCLOOP_FAILURE (0x0080) を返します。これを「POLL モードの失敗」としてログに記録します。 i.MX93の出力エッジを遅くすることで、その不具合は解消されます。現在安定しているパッド設定は以下のとおりです。 LPSPI5_SCK: 0x02 (低速スルー、ドライブX1) LPSPI5_SOUT: 0x02 (低速スルー、ドライブX1) SPIチップセレクト:0x02(低速スルー、X1駆動) LPSPI5_SIN: このパッドは入力なので、0x3fe に残しておきます。 PN5190 IRQ GPIO: 変更なし SCK、SOUT、およびチップセレクトのエッジが遅くなったことで、ポーリングは継続され、「POLLモードの失敗」は発生しなくなりました。高速なエッジ信号がPN5190のクロックピンに伝わっていた。7月18日に改めて確認いたします。 if((DiscLoopStatus & PH_ERR_MASK) == PHAC_DISCLOOP_FAILURE) Re: PN5190 NFC Reader Library v07.13.00: discovery loop hangs forever if a command gets no IRQ 最新バージョンのNFC Reader Libraryを試してみてはどうですか? NFCリーダライブラリ |NXPセミコンダクターズ
記事全体を表示
在 IMX8MQEVK 上 版本 SE-PLUG-TRUST-MW-ADDON-TPM SE05x 大家好, 我需要使用"创建主键和 TPM2 创建主" 功能。我使用 PC 上的 TPM 测试了它,使用的命令如下: tpm2_createprimary-C o -G rsa -c primary.ctx 结果如期返回: name-alg: 值: sha256 raw: 0xb attributes: value: fixedtpm|fixedparent|sensitivedataorigin|userwithauth|restricted|decrypt 原始数据:0x30072 类型 值:ECC 原始值:0x23 curve-id: value:NIST p256 原始值: 0x3 kdfa-alg: 值: 空 原始: 0x10 kdfa-halg: 值:(空) 原始值: 0x0 方案: 值:空 原始数据: 0x10 scheme-halg: 值:(空) 原始值: 0x0 sym-alg: 值: aes 原始: 0x6 sym-mode: 值: cfb 原始码: 0x43 sym-keybits:128 x: 502d66098d74aa06ebf10736a6f2b2db435dcaa0a7afc6a1b43302d6e7f25cc5 y: e07d40eb7bd7a454f9b0aff1643c120c5396e230a0396e9e60a42872f96e48cc 当我在连接到 SE050 套件的 I.MX8 套件上使用以下命令尝试该功能时: ./tpm2_tool_createprimary -C o -G rsa -c primary.ctx /dev/i2c-1:0x48 我收到以下信息: root@imx8mqevk:~/customer/tpm2/bin/imx# ./tpm2_tool_createprimary -C o -G rsa -c primary.ctx /dev/i2c-1:0x48 App :INFO :Running ./tpm2_tool_createprimary 应用程序 :INFO :使用端口名称='/dev/i2c-1:0x48' (CLI) 应用程序 :INFO :PlugAndTrust_v04.07.00_20250210 sss :INFO :atr (Len=35) 01 A0 00 00 03 96 04 03 E8 00 fe 02 0b 03 E8 00 01 00 00 00 00 64 13 88 0A 00 65 53 45 30 35 31 00 00 00 sss :WARN :Communication channel is Plain. sss :WARN :!!! 不建议用于生产! ERROR: Esys_CreatePrimary(0x70002) - (null) ERROR: 无法运行 ./tpm2_tool_createprimary 应用程序 :INFO :ex_sss 已完成 此外,我注意到在 SE-PLUG-TRUST-MW-ADDON-TPM 的 tpm2-tools.cmake 文件中,一些工具被注释掉了: # TPM2TOOL(create) # TPM2TOOL(createprimary) TPM2TOOL(加密解密) TPM2TOOL(getcap) TPM2TOOL(getrandom) TPM2TOOL(hash) TPM2TOOL(hmac) # TPM2TOOL(load) TPM2TOOL(pcrallocate) TPM2TOOL(pcrevent) TPM2TOOL(pcrextend) TPM2TOOL(pcrread) TPM2TOOL(pcrreset) TPM2TOOL(rsadecrypt) TPM2TOOL(rsaencrypt) TPM2TOOL(sign) TPM2TOOL(stirrandom) TPM2TOOL(verifysignature) 我取消了这些注释,重建了项目,结果如上所述。 我不确定 SE050 是否支持"Create Primary Key with TPM2 Create Primary" 功能,如果支持,执行此操作的正确方法是什么? 请支持我。谢谢!   i.MX 8 系列 | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus Linux 安全 Re: build SE-PLUG-TRUST-MW-ADDON-TPM SE05x on IMX8MQEVK 您好, 我的意思是,我按下图所示连接了 SE05x 和 i.MX8,并试图实现 SE05x 支持的 TPM 功能。如果有人以前使用过 SE05x 的 TPM 功能,请告诉我。   Re: build SE-PLUG-TRUST-MW-ADDON-TPM SE05x on IMX8MQEVK 你好 我们没有任何连接到 MX8M 的 S05,但您的问题看起来更像是 i2C,不过请查看 S05 文档页面: https://www-nxp-com.translate.goog/products/SE050?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc#documentation 此致 Re: build SE-PLUG-TRUST-MW-ADDON-TPM SE05x on IMX8MQEVK 你好 问题解决了吗?目前我正在评估一些TPM平台。 TPM 插件的下载链接是什么:Plug&Trust_TPM_addon_20200903.zip 参考https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN12663.pdf 。 能否分享一下链接或插件压缩包? 谢谢!
記事全体を表示