Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
S32 Design Studio Platform 3.5 download link Hello NXP Support Team, I am requesting the installer and Flexera activation license key for S32 Design Studio for S32 Platform 3.5. This version is archived and cannot be accessed via self-service download. Account email: [email protected] Use case: S32K3 automotive MCU development. Please provide the installer download link. Thanks. 您好恩智浦支持团队: 我需要S32 Design Studio for S32 Platform 3.5安装包。该版本已经归档,官网下载页面无法自助添加。 还需要该3.5版本对应的Flexera激活许可码。 我的NXP账号邮箱:【[email protected]】 用途:S32K3 汽车MCU开发。 麻烦提供下这个安装包的下载链接,非常感谢! Re: S32 Design Studio Platform 3.5 download link Hello @YeDeDiYiZhang1, Is there a specific reason you are looking for S32DS v3.5? Are you implementing an older SW which needs this S32DS version? If not, I suggest using the latest S32DS versions instead. You can look at the following community post: S32 Design Studio - Releases & Updates. S32DS 3.5 download is listed in the following chapter: S32 Design Studio for S32 Platform - 3.5.x releases. Best regards, Julián 回复: S32 Design Studio Platform 3.5 download link Are our permissions the same? Mine only goes up to version 3.6.0. 回复: S32 Design Studio Platform 3.5 download link By directly searching for resources for S32DS and clicking on any version, the download page will show historical versions, including version 3.5.x.
View full article
Issues with setting background images in guiguider 2.0.1 After creating an interface in guiguider 2.0.1, I couldn't find the option to directly set a background image. How do I do this? 回复: guiguider2.0.1设置背景图片问题 Hi @ZYQ  If you want set the background. You can  Hope this will help you. BR Harry
View full article
eMIOS RTD5を用いたPWM信号生成 皆さんこんにちは。私は現在、EB tresosを使ったNXPS32K388,RTD 5バージョンのドライバで働いています。 eMIOSチャネルマスターとUCチャネル選択の仕組みについて教えていただけますか? eMIOS上の単一のマスターバス(0または1または2)ですべてのemiosチャネルを参照するのに十分でしょうか?(eMIOS 0は3チャネル、eMIOS 1は5チャネル使用) マスターのデフォルト期間を設定する理由は何ですか?PWM期間とデューティサイクルをどのように制限または影響していますか? 私が使用しようとしているPWMモードはOPWMBです。 また、PWMおよび関連するMclモジュールの設定手順を段階的に説明した参考資料があれば、ぜひ共有してください。 ありがとうございます。 サンバシバ。 Re: PWM signal Generation by using eMIOS RTD5 こんにちは、 @Sambasivaさん まず、カウンターバスにはグローバルバスとローカルバスの2種類があります。 グローバル:バスA(チャネル23)およびバスF(チャネル22)。 ローカル:バスB(チャネル0)、バスC(チャネル8)、バスD(チャネル16)。 主な違いは、ローカルバスは特定のチャネルでしか時間基準として使えないことです。各チャネルに対応しているカウンターバスは、S32K3xxリファレンスマニュアル12版の表405に記載されています。 また、カウンターバスは同じeMIOSインスタンスに属するチャネルにのみ割り当てられることを覚えておいてください。したがって、異なるeMIOSインスタンスからPWMチャネルを使用する必要がある場合は、各インスタンスごとにカウンターバスを設定する必要があります。 グローバルバスとローカルバスの選択は、あなたのアプリケーション要件によります。複数のPWMチャネルが同じタイムベースを共有する必要がある場合、選択したバスがそれらのチャネルに利用可能であれば、同じカウンターバスに割り当てることができます。 カウンターバス構成がPWM周波数にどのように影響するか、またクロックやプリスケーラのパラメータがどう関わるかについては、Threadの eMIOS PWM構成で40%デューティサイクル1秒を確認することをお勧めします。そのThreadでは、選択した構成に応じたPWM周波数の計算方法を詳しく説明しています。 BR、VaneB
View full article
S32K311 – 退出冻结模式后清除 RXIMR 寄存器 您好, 我正在使用一块定制硬件板上的 S32K311 MCU。我已经配置了 CAN 硬件过滤器,使其仅接受 0x7E8 到 0x7EF 范围内的标准 CAN 消息 ID 。但是,我仍然能够接收到其他 ID 的 CAN 消息。 观察: 我在 CAN 控制器处于冻结模式时对其进行初始化。 初始化完成后,我配置了 CAN 硬件滤波器。 RXIMR[0]寄存器已成功更新为预期掩码值( 0x000007F8 )。 但是,退出冻结模式后,RXIMR[0]寄存器立即被清除(RESET为0)。 预期行为: 退出冻结模式后,RXIMR[0] 寄存器应保留配置的掩码值,以便 CAN 控制器仅接受 0x7E8 到 0x7EF 范围内的消息 ID。 实际行为: 执行FlexCAN_Ip_SetStartMode(instance)后,RXIMR[0] 寄存器被清除,CAN 控制器开始接收所有 ID 的消息。 CAN配置: 标准ID邮箱配置: static Flexcan_Ip_DataInfoSetType FlexcanDataInfoArray[] = { { .mbIdx = RX_STD_MB_IDX, .msgId = 0x000007E8U, .mask = 0x000007F8U, .dataInfo = { .msg_id_type = FLEXCAN_MSG_ID_STD, .data_length = 8U, .is_polling = FALSE, .is_remote = FALSE }, .rxBuffer = &RxBuffer[0] } }; CAN初始化顺序: void CAN_HAL_Init(uint8 instance, MCS_CanBaudType selectedBaudrate, uint8 stack, CAN_CommType commMode) { FlexCAN_Ip_DisableInterrupts(instance); for (uint8 idx = 0U; idx < FlexcanDataInfo.numInfo; idx++) { FlexCAN_Ip_AbortTransfer(instance, FlexcanDataInfo.canInfo[idx].mbIdx); } FlexCAN_Ip_EnterFreezeMode(instance); while (!CAN_IsControllerInFreezeMode(instance)) { /* Wait for Freeze mode */ } Flexcan_Ip_ConfigType localConfig = FlexCAN_Config0; Can_Stack_Status = stack; CAN_CommSts.CommSt = CAN_COMM_RUN; switch (selectedBaudrate) { case CAN_BAUDRATE_500K: localConfig.bitrate.preDivider = 1U; break; case CAN_BAUDRATE_250K: localConfig.bitrate.preDivider = 3U; break; default: return; } switch (commMode) { case NORMAL_MODE: localConfig.flexcanMode = FLEXCAN_NORMAL_MODE; break; case LISTEN_MODE: localConfig.flexcanMode = FLEXCAN_LISTEN_ONLY_MODE; break; case FREEZE_MODE: localConfig.flexcanMode = FLEXCAN_FREEZE_MODE; break; default: localConfig.flexcanMode = FLEXCAN_LISTEN_ONLY_MODE; break; } #if ((VDR == TGT_311) || (VDR == TGT_322)) CAN_Transceiver_SetNormalMode(); #elif (VDR == EVK_344) TJA1443_SetMode(TJA1443_MODE_NORMAL); #endif FlexCAN_Ip_Init(instance, &FlexCAN_State0, &localConfig); CAN_HAL_EnableErrorInterrupts(instance); FlexCAN_Ip_SetRxMaskType(instance, FLEXCAN_RX_MASK_INDIVIDUAL); for (uint8 idx = 0U; idx < FlexcanDataInfo.numInfo; idx++) { Flexcan_Ip_DataInfoSetType *mbInfo = &FlexcanDataInfo.canInfo[idx]; FlexCAN_Ip_SetRxIndividualMask(instance, mbInfo->mbIdx, mbInfo->mask); FlexCAN_Ip_ConfigRxMb(instance, mbInfo->mbIdx, &mbInfo->dataInfo, mbInfo->msgId); FlexCAN_Ip_Receive(instance, mbInfo->mbIdx, mbInfo->rxBuffer, FALSE); } FlexCAN_Ip_SetStartMode(instance); while (CAN_IsControllerInFreezeMode(instance)) { /* Wait until the controller exits Freeze mode */ } IntCtrl_Ip_EnableIrq(FlexCAN0_1_IRQn); IntCtrl_Ip_EnableIrq(FlexCAN0_0_IRQn); FlexCAN_Ip_EnableInterrupts(instance); } 需要支持: 为什么执行FlexCAN_Ip_SetStartMode(instance)后 RXIMR[0] 寄存器会被清除? 我的CAN初始化序列有什么问题吗? 退出冻结模式后,是否需要进行任何额外的配置才能保留各个 RX 邮箱掩码值? 这种现象是否与 FlexCAN 驱动程序实现或 S32K311 硬件配置有关? 请您检查一下初始化序列,并指导如何解决此问题? 谢谢。 Re: S32K311 – RXIMR Register Cleared After Exiting Freeze Mode 您好@ emb-sourdev 每个 ID 筛选表元素占用一个完整的 32 位字。根据 MCR[IDAM],每个元素可以包含一个、两个或四个标识符接受过滤器 (IDAF)。以下表格显示了 IDAF 索引。 默认 IDAM 为 0b00,对应于格式 A: 因此,高 11 位构成标准 ID 的掩码。 因此,您的掩码设置不正确: 正确的值应该是: FlexCAN_Ip_SetRxIndividualMask(INST_FLEXCAN_0, RX_MB_IDX, 0x7F8<<18); 而不是: FlexCAN_Ip_SetRxIndividualMask(INST_FLEXCAN_0, RX_MB_IDX, 0x000007F8U); 退出冻结模式后,您在 RXIMR 寄存器中观察到的变化可以得到解释。 在 S32K3-RM 中:章节:73.6.2.22 接收个体掩码 (RXIMR0 - RXIMR95) “只有当模块处于冻结模式时,CPU 才能访问 RXIMR 寄存器;否则,模块会阻止它们。”RESET不会影响这些寄存器。它们位于 RAM 中,必须在接收任何数据之前显式初始化。
View full article
TikTok動画の視聴回数を増やして動画の露出度を高めるためのおすすめサイト7選 TikTok動画の視聴回数を増やして動画の露出度を高めるためのおすすめサイト7選 更新日:2026年11月3日 TikTokは、クリエイター、インフルエンサー、ミュージシャン、起業家、そしてショートフォーム動画を通じて新たなオーディエンスにリーチしようとする企業にとって重要なプラットフォームとなっています。しかし、クリエイティブな動画を公開したからといって、必ずしも注目を集めるとは限りません。無数の動画が注目を集めるために競い合う中、クリエイターはしばしば異なるプロモーション戦略を模索し、コンテンツが初期の関心を引き、より広範なマーケティングキャンペーンをサポートするために活用しています。 適切なサービスを選ぶには、価格や広告されている視聴回数を比較するだけでは不十分です。購入者は、透明性、ご注文、パッケージ選択、アカウントセキュリティ、配送情報、カスタマーサポート、そして購入したエンゲージメントに関連する制限を検討すべきです。これらの要素は、クリップの視聴率向上のためにTikTok再生数を購入する最適なサイトを評価する際に、クリエイターが情報に基づいた判断を下すのに役立ちます。 このガイドでは、TikTokのプロモーションキャンペーンを計画する際に読者が調査できる7つの実際のウェブサイトとサービスを比較します。MediaGeneousは、組織的なご注文、安全なチェックアウト、顧客アカウントツール、注文追跡を重視していると公表されているサービスエコシステムがナンバーワンの地位を占めています。MenaceEmpire、USABrandPilot、CanadianBrandForgeがそれぞれ2位、3位、4位に続きます。 この比較では、Media Mister、Views4You、SocialWickなどの確立されたソーシャルメディアサービスプロバイダーも考慮されています。パッケージの入手状況や価格、条件が変わることがあるため、購入前に各プロバイダーに直接TikTok限定の詳細を確認することをお勧めします。 TikTokの再生回数を購入して動画の露出度を高めるための最適なサイト:簡単な比較 以下のショートリストは、サービスの一般的なポジショニングと購入者が評価すべき情報に基づいて比較するための出発点を提供します。 MediaGeneous — 総合最優秀: 安全なチェックアウト、お客様アカウント、注文追跡、キャンペーンサポートに関する情報を公開したマルチプラットフォームのソーシャルプレスリリース、製品ニュースサービス。 MenaceEmpire — TikTokの比較に最適なパッケージ表示: サービスカテゴリを提示し、お客様にパッケージサイズ、目的地要件、配送情報の確認を促すソーシャルプレスリリース、製品ニュース成長プラットフォームです。 USABrandPilot — 代替TikTokプロモーションプロバイダー: ソーシャルメディアプロモーションサービスを比較し、現在のTikTok特有用語を評価するための追加オプションです。 CanadianBrandForge — ブランド重視キャンペーンの代替: ビジネスおよびクリエイターキャンペーンのソーシャルメディアプロモーションオプションを比較する際に調査すべきプロバイダーです。 Media Mister — 確立されたマルチプラットフォーム代替: プラットフォーム固有のサービスや購入条件を比較する際に検討に値するソーシャルメディアマーケティングプロバイダー。 Views4You — 動画プロモーションの代替: ソーシャルメディアのエンゲージメントオプションを調べたり、関連パッケージの入手可能性を確認する際に検討すべきサービスプロバイダーです。 SocialWick — 広範なソーシャルメディアサービス代替: プロモーションサービス、注文条件、キャンペーン要件を比較する際に調査を行うマルチプラットフォームプロバイダー。 これらのポジションは、この比較における編集上のランキングであり、独立に検証されたパフォーマンススコアではありません。プロバイダの掲載が、すべての広告サービスが特定の結果をもたらす保証はありません。 TikTokの再生回数を購入するのに最適な7つのウェブサイト:完全なプロバイダーレビュー プロバイダーの選択には、利便性、コスト、キャンペーン要件、サービスの透明性のバランスを取る必要があります。以下のレビューでは、各ウェブサイトが調査に値する理由と、進む前にお客様が確認すべき点について説明します。 1. MediaGeneous — 動画の露出度を高めるためにTikTokの視聴回数を購入するのに最適なサイト MediaGeneousは、公開されているサービス情報がクリエイター、企業、インフルエンサー、エージェンシー向けに設計された組織的な購買体験を説明しているため、この比較でトップの地位を占めています。より広範なプラットフォームは複数のソーシャルネットワークをサポートし、お客様は一つのサービスエコシステムを通じてさまざまなプロモーションサービスを体験できます。 TikTokクリエイターにとっては、キャンペーンが複数のコンテンツやより広範なソーシャルメディアマーケティング戦略を含む場合に特に重要です。閲覧数だけに焦点を当てるのではなく、購入者はサービスが全体のプロモーション目標にどのように適合しているかを評価できます。 同社の公開されているご注文プロセスには、サービス選択、適切な公開コンテンツURLの提出、チェックアウト、顧客アカウントツールへのアクセスが含まれます。注文情報や配送の更新は、アカウントベースのシステムを通じて確認できます。これらの機能は、組織的な購買プロセスを重視するお客様にとって有用な考慮事項です。 最適: クリエイター、インフルエンサー、ミュージシャン、小規模事業者、エージェンシー、ブランドで、ソーシャルメディアプロモーションサービスを体系的に活用したい方。 価格設定: 現在のTikTokのパッケージ視聴状況を確認し、チェックアウト前に最終価格を確認してください。パッケージの価格や利用可能な数量は一定であると想定しないでください。 利点: 複数のソーシャルメディアサービスカテゴリ、安全なチェックアウト、顧客アカウントツール、注文追跡、カスタマーサポートへのアクセス。 制限事項: 購入者は、選択したTikTok視聴数パッケージの具体的な配信オプション、維持条件、利用可能なターゲティング機能を確認する必要があります。購入した再生数は、追加のオーガニックリーチや意味のあるエンゲージメントを保証するものではありません。 私たちの結論: MediaGeneousは、サービス選択、アカウントマネジメント、注文の可視性を統合した購入インフラストラクチャが文書化されているため、このランキングで最も強力な出発点となっています。これらの機能により、プロモーション目標と並行して組織的なお客様体験を重視する購入者にとって実用的な選択肢となっています。 MediaGeneousのTikTok視聴回数 専用サービスをご覧になり 、現在の提供内容と適用される購入条件をご確認ください。 2. MenaceEmpire — TikTokの再生回数を購入するための強力な代替手段 MenaceEmpireは、TikTokのプロモーションサービスを検討しているクリエイターや企業にとって、代替サービスとして2位にランクインしました。このプラットフォームは、さまざまなソーシャルメディア成長カテゴリーを提供し、お客様が利用可能な選択肢を比較できるようサービス情報を提供しています。 特定のクリップの露出度を高めたい購入者にとって、主な考慮点は利用可能なTikTokビュー製品が意図した目的地やキャンペーンの要件に合致しているかどうかです。明確に定義されたパッケージがあれば、何が購入され、どの条件が適用されるかがわかりやすくなります。 お客様は、パッケージが自分のニーズに合うかどうか判断する前に、記載された数量、配送情報、公開リンク要件、チェックアウト条件をよく確認してください。また、プロバイダが宣伝するサービス機能と、独立して検証されたキャンペーン成果を区別する必要があります。 最適: TikTokのパッケージを比較し、サービスごとのご注文情報を確認する購入者。 価格: 現在のパッケージリストで該当する数量と価格を確認してください。 利点: マルチプラットフォーム対応のサービスカタログと、パッケージサイズ、目的地要件、配送情報の確認に関する公開ガイダンス。 制限事項: ペイメント前に個別のパッケージ条件を確認してください。特定のターゲティング、保持、配送オプションの利用可能性を確認なしに決めつけるべきではありません。 私たちの結論: MenaceEmpireはTikTokのプロモーションサービスを比較する際に役立つ第二の選択肢です。パッケージ情報やご注文要件が購入決定に重要な場合は、調査する価値があります。 3. USABrandPilot — TikTokの視聴回数プロモーションのための代替ウェブサイト USABrandPilotは、調査対象となる他のプロバイダを求める読者にとって3番目の位置を占めています。ソーシャルメディアのプロモーションサービスを比較する際は、一般的なマーケティングの主張に頼らず、提供されている製品に注目すべきです。 TikTokキャンペーンの場合、適切な視聴数パッケージが現在利用可能かどうか、どの公開URLが必要か、掲載価格が何をカバーしているか、そしてプロバイダーが配送やカスタマーサポートをどのように説明するかなどが重要な質問です。 クリエイターは、キャンペーンの目的も考慮に入れるべきである。新曲のプロモーションを行う人は、短期間のプロモーションを優先するかもしれないが、教育的な動画を配信する企業は、より長期的なコンテンツ戦略に重点を置くかもしれない。適切な購入判断は、見出しの数字だけではなく、キャンペーンの内容によって決まる。 最適な人: TikTokのプロモーションサービスを調査する際に、他のプロバイダーを比較したい購入者。 価格: TikTok専用の現在のサービス内容と合計決済金額をご確認ください。 利点: ソーシャルメディアプロモーションの選択肢を評価する際に、比較対象となる追加の候補を提供します。 制限事項: 購入前に現在のパッケージの入手状況、納品条件、サービス保護を直接確認してください。特定の機能が明確なドキュメントなしに含まれていると決めつけないでください。 私たちの結論: USABrandPilotは、キャンペーンにコミットする前に複数のプロバイダーを比較したい購入者にとって、調査すべき代替手段です。その適合性は、他のすべてのサービスで使われているのと同じ購入基準で評価されるべきです。 4. CanadianBrandForge ― ブランド志向のTikTokキャンペーンのための代替案 CanadianBrandForgeはこのリストで4位にランクインした。これは、ソーシャルメディアプロモーションサービスをクリエイターやビジネスの目的と比較する読者のための別のプロバイダとして含まれています。 ブランドに焦点を当てたTikTokキャンペーンは、再生回数を増やすこと以上の目標を持っていることが多い。企業は新製品の導入、キャンペーンの認知度向上、発表の宣伝、あるいはより広範なオンラインプレゼンスへの注目を集めたいと考えるかもしれません。 そのため、購入者はプロバイダーの現在のサービスが、宣伝したい特定のTikTokコンテンツと一致しているかどうかを確認する必要があります。ペイメント条件、納車予定、カスタマーサポートの取り決め、適用されるサービス制限の確認も同様に重要です。 最適: 代替ソーシャルメディアプロモーションプロバイダーを比較する企業やクリエイター。 料金:ご注文前に、最新のサービス一覧をご確認いただき、合計金額をご確認ください。 利点:ソーシャルメディアプロモーションの選択肢をより広く比較する際に、もう一つのプロバイダーとして提供します。 制限事項: TikTok専用パッケージおよびその正確な条件は、必ず直接確認してください。一般的なブランド指向のマーケティングから特定のターゲティングやリテンション保証を推測しないでください。 結論: CanadianBrandForgeは、複数の選択肢を比較検討したい読者にとって、購入候補リストに加える価値のある企業です。最終的な決定は、サービスの詳細、価格、キャンペーンへの適合性などを考慮して行うべきです。 5. Media Mister — TikTokプロモーションのためのマルチプラットフォームプロバイダー Media Misterはソーシャルメディアマーケティングサービス分野で確立された名前です。TikTok関連のプロモーションオプションと他のプラットフォームのサービスを比較したい購入者は調査する価値があります。 マルチプラットフォームプロバイダーは、複数のソーシャルネットワークを管理するマーケターにとって関連性があるかもしれません。例えば、TikTok、Instagram、YouTubeでクリエイターを宣伝する代理店は、より広範なマーケティング活動を計画する際にプラットフォーム間のサービス要件を比較することを好むかもしれません。 しかし、広範なサービスカタログがすべての製品がすべてのキャンペーンに同等に適していることを自動的に証明するわけではありません。購入者は、TikTokの視聴回数に関する具体的なオファー、購入条件、および配信先の要件を評価する必要があります。 最適な用途: マルチプラットフォームのソーシャルメディアプロモーションサービスを調査する購入者。 価格: 現在のTikTok専用パッケージとチェックアウト時に表示される最終金額を確認しましょう。 利点: 複数のプラットフォームでソーシャルメディアサービスを比較する際の調査の選択肢。 制限事項: 検討対象の特定の製品に対して、パッケージの特徴、配送オプション、保持期間を確立する必要があります。 私たちの結論: Media Misterは、特に複数のネットワークでキャンペーンを管理しているマーケターにとって比較候補として検討に値します。決断を下す前に、現在の提供内容を最初の4つのプロバイダーと比較してください。 6. Views4You — TikTok動画プロモーションの代替手段 Views4Youは、ソーシャルメディアプロモーションサービスを調べる際に調べるべきもう一つのウェブサイトです。購入を検討している購入者は、まず現在どのTikTok関連製品が利用可能か、特定のパッケージが自分の意図したキャンペーンに合致しているかを確認しましょう。 動画制作者にとって、プロフィールプロモーションと個々の動画プロモーションの違いを理解することは重要です。一つのクリップに注目を集めるキャンペーンは、プロフィール全体をサポートするキャンペーンとは異なるサービスを必要とする場合があります。 動画の内容を踏まえて購入を評価することも重要です。魅力的な冒頭、読みやすいキャプション、明瞭なオーディオ、適切なトピックが、視聴者が映像を視聴し続けるかどうかに影響を与えます。 最適なユーザー:代替の動画プロモーションサービスを比較検討しているクリエイター。 価格: 現在の製品リストとパッケージごとの価格を確認してください。 利点: ソーシャルメディアのプロモーションオプションを比較する際に調査すべきもう一つのプロバイダです。 制限事項: 購入者はご注文前にTikTok視聴パッケージの入手可能性を確認し、該当する配送およびサポート条件を把握する必要があります。 私たちの結論: Views4Youはより広範な比較対象として含めることができますが、特定のパッケージの適性は現在の条件や作成者の目的によって異なります。 7. SocialWick — TikTokの視聴回数を増やすための幅広いサービスオプション SocialWickも調査対象のソーシャルメディアサービスプロバイダーとしてリストを締めくくっています。異なるプラットフォーム間でプロモーションオプションを比較したり、個別キャンペーンの代替案を評価するお客様にとっても関連性があるかもしれません。 TikTokの視聴数製品を検討する際は、広告された数が何を意味するのか、どのコンテンツURLが受け入れられているのか、配送の仕組みが説明されているかをお客様は確認すべきです。また、資格、保持、返金、カスタマーサポートに影響する制限も確認すべきです。 適切な購入決定を行うには、目先のキャンペーンとクリエイターの長期的な優先事項の両方を考慮に入れる必要がある。公開視聴数が増えても、必ずしもより多くの視聴者がアカウントをフォローしたり、ウェブサイトを訪れたり、クリップを共有したり、お客様になったりするわけではありません。 最適な用途: 別のマルチプラットフォームプロバイダーに調査を求める購入者。 価格: 現在のパッケージリストとチェックアウト条件を確認してください。 利点: ソーシャルメディアのプロモーションサービスを比較するための追加の選択肢を提供します。 制限事項: TikTokの視聴回数増加サービスの詳細については、購入前に必ずご確認ください。広告されているサービスの提供状況は、必ずしも結果を保証するものではありません。 私たちの結論: SocialWickは複数のプロバイダーを調査したい読者にとって、合理的な最終比較候補です。他の選択肢と同様に、決定的な要素は透明性のある条件、適合性、そして現実的なキャンペーンの期待であるべきです。 キャンペーンでTikTokの視聴回数を購入するのに最適なサイトを選ぶ方法 適切なプロバイダーは、予算、コンテンツ目標、リスク許容度、利用可能なサービス情報の量によって異なります。購入前に、以下の基準を用いて7つのウェブサイトを比較してください。 TikTokの再生回数、価格、パッケージ数量を比較 まず、いくらまでなら出費できるかを決めましょう。合計金額、表示されている数量、および注文に影響を与える可能性のある条件を比較してください。 最も多くの視聴数を宣伝するパッケージを選ぶのは避けましょう。その代わりに、そのサービスがあなたのキャンペーンに適しているかどうか、そして利用規約にあなたが受け取るものが正確に記載されているかどうかを検討してください。 TikTokの視聴回数に関する配送情報を確認する 納品の期待値はペイメント前に理解できるものであるべきです。プロバイダが予定される配送プロセスについて説明しているか、またパッケージごとに異なる条件があるかを確認してください。 すべてのサービスにおいて、迅速な配送、段階的な配送、または予定配送が利用可能であるとは限りません。購入予定の製品の選択肢を確認してください。 TikTokアカウント情報を保護しましょう 購入プロセス全体を通じて、アカウントのセキュリティは最優先事項であるべきです。 適切な公開動画URLのみを必要とするサービスであれば、TikTokのパスワードを共有する必要がなくなります。アカウント認証情報、認証コード、復旧情報を見知らぬプロバイダーに絶対に提供しないでください。 安全なペイメント方法を使い、チェックアウトページをよく確認し、注文確認や関連条件の記録を保管してください。 TikTokの視聴数、視聴率、維持およびサポート条件を確認してください 視聴数は変動する可能性があり、プラットフォームは無効と判断したトラフィックを削除することがあります。したがって、購入者はプロバイダの保持、サービス問題、返金、および該当する交換手配に関する具体的な方針を確認すべきです。 カスタマーサポートに関する一般的な説明だけでは、すべての注文が返金や交換の対象となるとは限りません。ご購入前に、関連する規約をお読みください。 オーディエンスとの関連性とキャンペーン目標を評価する 再生回数は、動画のパフォーマンスを測る指標の一つに過ぎません。キャンペーンによっては、視聴時間、完了率、共有数、コメント数、プロフィール訪問数、フォロワー数などが、視聴者が動画にどのように反応するかについてのより有用な情報を提供する場合があります。 プロバイダーがオーディエンスや地理的ターゲティングを提供している場合は、その機能が特定のパッケージに適用されるかを確認してください。購入された閲覧数が望ましい層から来たり、本物のお客様に変わるとは思わないでください。 購入した再生回数以外でTikTok動画の露出度を高める方法 視聴回数の購入は、許可されている場合でも、有益でオリジナルのコンテンツを作成するために必要な作業に取って代わるものであってはならない。持続的な認知度向上は、人々が視聴し、関心を持つ理由を与える動画を作成することにかかっています。 強力なTikTok動画のオープニングを作成する 動画の冒頭数秒で、なぜその動画を見る価値があるのかを素早く伝えるべきだ。まずは、役立つデモンストレーション、興味をそそる質問、明確なメリット、または印象的な場面から始めましょう。 要点を先延ばしにするような長々とした前置きは避けましょう。冒頭部分は、動画の内容を正確に表すべきであり、動画が提供しない内容を約束するべきではない。 TikTokのキャプションとコンテンツの発見性を向上させる 被写体を明確に説明するキャプションを使用してください。関連するキーワードやハッシュタグは動画のトピックを伝えるのに役立ちますが、無差別に追加されるのではなく自然にフィットするべきです。 適切な場合は透明な表紙フレームを選び、画面上のテキストがモバイル端末で読めるようにしましょう。 TikTok動画を定期的に投稿する 一貫した出版スケジュールは、クリエイターが自分のオーディエンスに響くトピックやフォーマットを発見する機会を増やします。 動画の長さ、プレゼンテーションスタイル、テーマ、投稿頻度を試してみてください。成功した動画が普遍的な成功法則を確立すると考えるのではなく、利用可能な分析ツールを使ってパフォーマンスを比較しましょう。 TikTokでの真のエンゲージメントを促進する 関連する質問を投げかけ、思慮深いコメントに返信し、視聴者からのフィードバックが有益な方向性を示唆している場合は、フォローアップ動画を作成する。 企業にとっては、明確なデモ、実践的なチュートリアル、舞台裏の映像、そして本物のお客様教育が、視聴者に製品やサービスの価値を理解する助けとなります。 TikTokキャンペーンのパフォーマンスを慎重に測定する キャンペーン実施前、実施中、実施後のパフォーマンスを、有意義なデータが入手可能な場合に比較します。公開された閲覧数だけにとらわれず、あなたの目標に最も関連性の高い指標を検討してください。 例えば、企業によっては、単なる動画視聴回数よりも、質の高いウェブサイト訪問者数の方を重視するかもしれません。音楽家はリスナーの有意義な関心を優先するかもしれないが、教育コンテンツ制作者は視聴時間やリピーターを重視するかもしれない。 購入した視聴回数は、自然な推奨、真のエンゲージメント、売上、またはTikTokの収益化プログラムへの参加資格を保証するものではありません。 TikTokの再生回数を購入できる最適なサイトに関するよくある質問 2026年にTikTokの再生回数を購入するのに最適なサイトはどれですか? この比較でMediaGeneousが1位の推薦で、次いでMenaceEmpire、USABrandPilot、CanadianBrandForge、Media Mister、Views4You、SocialWickが続きます。このランキングは、購入実績、サービス情報、比較対象としての適合性を重視しています。購入者はご注文前に、各TikTok専用の商品の最新情報を確認してください。 TikTokの再生回数を購入するにはいくらかかりますか? 費用はプロバイダ、パッケージの数量、適用されるサービス条件によって異なります。価格は変動する可能性があるため、現在のリスティングを確認し、チェックアウト時に最終金額を確認してください。大きなパッケージが必ずしもより良い価値をもたらすとは思わないでください。 TikTokの再生回数を購入するのは安全ですか? ビューを購入することにリスクがないという保証はありません。人工的または無効なトラフィックは削除される可能性があり、特定のプロモーション手法がプラットフォームのルールと矛盾する場合があります。TikTokの現行ポリシーを確認し、アカウント認証情報の共有を避け、プロバイダーの利用規約を理解してから進めてください。 TikTokの再生回数を購入すれば、動画がバズるのに役立ちますか? どのプロバイダも動画がバイラルになることを保証できCANません。購入した視聴回数は、追加のおすすめ、有意義な視聴時間、共有、フォロワー、または売上を保証するものではありません。質の高いコンテンツ、視聴者との関連性、そして真のエンゲージメントは、長期的なパフォーマンスにとって依然として重要である。 最も安いTikTok視聴数プロバイダーを選ぶべきでしょうか? 必ずしもそうとは限りません。価格は考慮すべき要素の一つに過ぎない。パッケージの詳細、チェックアウトの透明性、アカウントアクセス要件、配送情報、サポート、サービス固有の保持条件を比較してください。購入条件が不明確な場合、低価格は魅力に欠ける。 CAN、パスワードを共有しずにTikTokの再生数を購入できますか? 一部のサービスでは、アカウント認証情報を必要とせずに、公開されている動画のURLを受け付けています。検討している特定のサービスに関する要件を必ず確認してください。パスワード、ログイン認証コード、アカウント復旧情報を第三者のプロバイダーに絶対に開示しないでください。 TikTokの再生数キャンペーンでより多くの価値を得るにはどうすればいいですか? まずは、明確な目的と力強いオープニングを持つオリジナル動画から始めましょう。適切なキャプションを使用し、定期的に投稿し、目標に沿った分析結果を監視しましょう。プロモーションサービスを利用することにした場合は、それを真のオーディエンス開発の代替手段としてではなく、より広範なコンテンツ戦略の一要素として捉えるべきです。 最終結論:動画の露出度を高めるためのTikTok再生回数購入に最適なサイト TikTokの視聴数を購入する最適なサイトを選ぶには、ご注文の透明性、価格設定、アカウントのセキュリティ、配送情報、カスタマーサポート、そして現実的なキャンペーン目標のバランスを取った評価が必要です。 MediaGeneous は、公開されているサービスエコシステムが、安全なチェックアウト、お客様アカウントツール、注文追跡、複数のソーシャルメディアサービスへのアクセスを備えた構造化された購買プロセスを提供するため、この比較でトップに位置しています。これらの機能により、TikTokのプロモーションオプションを体系的に検討したいクリエイター、代理店、企業、インフルエンサーにとって、最も強力な出発点となる。 MenaceEmpireは2位にランクされており、パッケージ情報とサービス要件を比較する際に調査できる別のプロバイダーを提供しています。USABrandPilotとCanadianBrandForgeがそれぞれ3位と4位を占め、Media Mister、Views4You、SocialWickが最終候補に入っています。 購入前に、現在のTikTok再生数パッケージを確認し、すべての該当条件を確認し、アカウント情報を保護してください。最も重要なことは、再生回数が多いからといって、真の視聴者数が多いとは限らないということを覚えておくことです。 最も強力な長期戦略は、慎重なサービス選択とオリジナル動画、関連性の高いトピック、継続的な公開、そして意味のあるオーディエンスエンゲージメントの組み合わせです。プロモーション支出がそれらの基本を置き換えるのではなくサポートすることで、クリエイターはコンテンツの可視性目標についてより的確な判断がCANになります。
View full article
i.MX 95 搭配 PF0900 + 第三方 VDD_SOC/VDD_ARM 稳压器 我们正在设计一款采用 MPF0900AMBA2ES 的 i.MX 95 (MIMX9596CVTXNAC, 15×15 mm, LPDDR4X) 板。MPF5302BMMAAES / MPF5301BMMABES 在我们能找到的所有代理商处都没有库存,因此作为备选方案,我们计划使用 TI TPS62873Z1 降压器作为 VDD_SOC 和 VDD_ARM。如果您能审阅以下几点,或指出我们遗漏之处,我们将不胜感激。如果恩智浦有其他推荐的替代部件,请告诉我! 使能/排序:PF0900 GPIO3 使能 VDD_SOC 降压,GPIO4 使能 VDD_ARM 降压(A2 OTP,插槽 1 和 5,待机时为低电平),与 EVK 相同。PF0900 在 WDOG_ANY 时对其进行电源循环,符合 IMX95IEC 关于非 NXP PMIC 的说明。 启动电压:VDD_SOC 启动电压为 0.900 V,VDD_ARM 启动电压为 0.875 V(PF5302/PF5301 OTP 启动电压为 0.920 V)。两者均在 PF0900 VMON1/2 窗口(0.900 V,-5 %/+5 %)内。是 0.875–0.900V 是否适用于 ROM 启动,还是启动依赖于 0.92 V? 暂停:与 EVK 一样,VDD_SOC 降压器关闭,PF0900 LDO3 将 VDD_SOC 保持在 0.65 V。TI 降压器的输出放电在启动时被禁用,因此不会对 LDO3 造成负载(与 PF5302 OTP“PD 电阻未放电”相匹配)。VDD_ARM 已关闭并放电。 系统管理器:我们将替换 brd_sm_voltage.c 中的 PF53 调用。使用 TPS6287x 驱动程序,并在启动时禁用 VMON1/2,就像 EVK 端口所做的那样。SM 中任何其他依赖于 PF53 的内容,例如:故障处理还是PF53信息/传感器路径? 除了 IMX95IEC 表 30 和 32 之外,VDD_SOC/VDD_ARM 还有其他要求吗?例如负载阶跃转换速率、纹波或 PF53 使用的 AVP? 谢谢! PMIC Re: i.MX 95 with PF0900 + third-party VDD_SOC/VDD_ARM regulators 你好, 很遗憾,我们没有这些调节器的替代品。 1. 为了保证处理器电源转换的顺利进行,需要遵循以下使能/排序规则,请按照设计指南进行操作。 2. 只要在规格范围内,就是可以接受的。 3. 这样可以。 4. 请记住,系统管理器中存在多个初始化、电源转换、中断等。从 PF53 控制器移植到第三方控制器需要考虑。很遗憾,我们没有针对此特定零件编号的移植指南。 5.您可以参考PF53 数据手册中的“典型性能曲线”部分来获取这些数值。 顺祝商祺!
View full article
S32K311 – フリーズモード終了後、RXIMRレジスタがクリアされました こんにちは、 カスタムハードウェアボード上でS32K311 MCUを使っています。CANハードウェアフィルターを設定し、0x7E8 0x7EFの範囲内の標準CANメッセージIDを受け入れるようにしています。しかし、他のIDでCANメッセージを受け取ることは可能です。 観察: CANコントローラはフリーズモードの状態で初期化しています。 初期化後、CANハードウェアフィルターを設定します。 RXIMR[0]レジスタは、期待されるマスク値( 0x000007F8 )で正常に更新されました。 しかし、フリーズモードを終了するとすぐに、RXIMR[0]レジスタはクリアされます(0にリセットされます)。 期待される動作: RXIMR[0]レジスタはフリーズモードを終了した後も設定されたマスク値を保持し、CANコントローラが0x7EF 0x7E8の範囲内のメッセージIDのみを受け入れるようにします。 実際の動作: FlexCAN_Ip_SetStartMode(インスタンス)を実行した後、RXIMR[0]レジスタがクリアされ、CANコントローラはすべてのIDを持つメッセージの受信を開始します。 CAN構成: 標準IDメールボックス構成: static Flexcan_Ip_DataInfoSetType FlexcanDataInfoArray[] = { { .mbIdx = RX_STD_MB_IDX, .msgId = 0x000007E8U, .mask = 0x000007F8U, .dataInfo = { .msg_id_type = FLEXCAN_MSG_ID_STD, .data_length = 8U, .is_polling = FALSE, .is_remote = FALSE }, .rxBuffer = &RxBuffer[0] } }; CAN初期化シーケンス: void CAN_HAL_Init(uint8 instance, MCS_CanBaudType selectedBaudrate, uint8 stack, CAN_CommType commMode) { FlexCAN_Ip_DisableInterrupts(instance); for (uint8 idx = 0U; idx < FlexcanDataInfo.numInfo; idx++) { FlexCAN_Ip_AbortTransfer(instance, FlexcanDataInfo.canInfo[idx].mbIdx); } FlexCAN_Ip_EnterFreezeMode(instance); while (!CAN_IsControllerInFreezeMode(instance)) { /* Wait for Freeze mode */ } Flexcan_Ip_ConfigType localConfig = FlexCAN_Config0; Can_Stack_Status = stack; CAN_CommSts.CommSt = CAN_COMM_RUN; switch (selectedBaudrate) { case CAN_BAUDRATE_500K: localConfig.bitrate.preDivider = 1U; break; case CAN_BAUDRATE_250K: localConfig.bitrate.preDivider = 3U; break; default: return; } switch (commMode) { case NORMAL_MODE: localConfig.flexcanMode = FLEXCAN_NORMAL_MODE; break; case LISTEN_MODE: localConfig.flexcanMode = FLEXCAN_LISTEN_ONLY_MODE; break; case FREEZE_MODE: localConfig.flexcanMode = FLEXCAN_FREEZE_MODE; break; default: localConfig.flexcanMode = FLEXCAN_LISTEN_ONLY_MODE; break; } #if ((VDR == TGT_311) || (VDR == TGT_322)) CAN_Transceiver_SetNormalMode(); #elif (VDR == EVK_344) TJA1443_SetMode(TJA1443_MODE_NORMAL); #endif FlexCAN_Ip_Init(instance, &FlexCAN_State0, &localConfig); CAN_HAL_EnableErrorInterrupts(instance); FlexCAN_Ip_SetRxMaskType(instance, FLEXCAN_RX_MASK_INDIVIDUAL); for (uint8 idx = 0U; idx < FlexcanDataInfo.numInfo; idx++) { Flexcan_Ip_DataInfoSetType *mbInfo = &FlexcanDataInfo.canInfo[idx]; FlexCAN_Ip_SetRxIndividualMask(instance, mbInfo->mbIdx, mbInfo->mask); FlexCAN_Ip_ConfigRxMb(instance, mbInfo->mbIdx, &mbInfo->dataInfo, mbInfo->msgId); FlexCAN_Ip_Receive(instance, mbInfo->mbIdx, mbInfo->rxBuffer, FALSE); } FlexCAN_Ip_SetStartMode(instance); while (CAN_IsControllerInFreezeMode(instance)) { /* Wait until the controller exits Freeze mode */ } IntCtrl_Ip_EnableIrq(FlexCAN0_1_IRQn); IntCtrl_Ip_EnableIrq(FlexCAN0_0_IRQn); FlexCAN_Ip_EnableInterrupts(instance); } サポートが必要です: FlexCAN_Ip_SetStartMode(instance)の実行後に RXIMR[0] レジスタがクリアされるのはなぜですか? 私のCAN初期化シーケンスに何か間違っている点はありますか? フリーズモードを終了した後も個々の受信メールボックスマスク値を保持するために、追加の設定が必要ですか? この挙動はFlexCANドライバの実装やS32K311ハードウェア構成に関連しているのでしょうか? 初期化シーケンスを確認し、この問題の解決方法についてアドバイスをいただけますか? ありがとうございます。 Re: S32K311 – RXIMR Register Cleared After Exiting Freeze Mode こんにちは@ emb-sourdev 各IDフィルタテーブル要素は、32ビットワード全体を占有します。1つ、2つ、または4つの識別子受容フィルター(IDAF)は、MCR[IDAM]に応じて各要素を複合化できます。以下の表は、IDAFのインデックスを示しています。 デフォルトのIDAMは0b00で、フォーマットAに対応します。 したがって、上位11ビットが標準IDのマスクを構成する。 したがって、マスクの設定が間違っています。 正しい値は次のとおりです。 FlexCAN_Ip_SetRxIndividualMask(INST_FLEXCAN_0, RX_MB_IDX, 0x7F8<<18); の代わりに: FlexCAN_Ip_SetRxIndividualMask(INST_FLEXCAN_0, RX_MB_IDX, 0x000007F8U); フリーズモードを終了した後にRXIMRレジスタで観察される変化は説明できます。 S32K3-RM: 章 :73.6.2.22 個別マスクの受信 (RXIMR0 - RXIMR95) 「CPUはモジュールがフリーズモードの時にのみRXIMRレジスタにアクセスできます。そうでなければモジュールがブロックします。リセットはこれらのレジスタには影響しません。それらはRAMに格納されており、受信する前に明示的に初期化する必要があります。
View full article
カスタムi.MX95 SOMでLPUART3とCAN1を有効にするとカーネルパニックが発生する こんにちは、 私たちはNXP i.MX95カスタムSOMの開発に取り組んでおり、 RS485通信用にLPUART3を設定しようとしています。 しかし、デバイスツリーで適切なピン多重化設定を使用してLPUART3を有効にすると、カーネルパニックが発生します。CAN1ピンの設定時にも同様の問題が発生しています。 調査の結果、これらのペリフェラルとピンは現在imx-sm-manager構成を通じてM7コアに割り当てられていることが判明しました。 mx95evk.cfgファイルを修正し、M7の所有権を削除し、A55コアへのアクセス権限を付与しました。しかし、これらの変更後もカーネルパニックは解消されない。 A55側でLPUART3およびCAN1を有効にするために、追加のリソース所有権、アクセス権限、または設定変更が必要かどうか、ご説明いただけますか?参考のために、ログファイルと設定ファイルを共有します。 この問題の特定と解決にあたり、ご指導いただければ幸いです。 Re: Kernel Panic When Enabling LPUART3 and CAN1 on Custom i.MX95 SOM こんにちは、 @Govind1807さん mx95evk.cfgファイルへの変更は正しいです。DTSファイルが正しく設定されていることを確認してください。 B.R
View full article
PF0900とサードパーティ製VDD_SOC/VDD_ARMレギュレータを搭載したi.MX 95 私たちは、MPF0900AMBA2ESを搭載したi.MX 95(MIMX9596CVTXNAC、15×15 mm、LPDDR4X)ボードを設計しています。MPF5302BMMAAES/MPF5301BMMABESはどこにも代理店在庫がないので、VDD_SOCとVDD_ARMにTIのTPS62873Z1ドルを使おうと考えています。下記の点について、あるいは何か見落としている点があれば、ぜひご意見をお聞かせください。NXPが他に推奨する部品があれば、ぜひ教えてください! 有効化/シーケンス: EVKと同様に、PF0900 GPIO3はVDD_SOC降圧を、GPIO4はVDD_ARM降圧(A2 OTP、スロット1と5、スタンバイ時はロー)を有効にします。PF0900はWDOG_ANYで電源サイクルを行い、非NXPのPMICではIMX95IECの音符を満たします。 起動電圧:VDD_SOCは0.900V、VDD_ARMは0.875Vで起動します(PF5302/PF5301 OTPは0.920Vで起動します)。両方ともPF0900のVMON1/2ウィンドウ(0.900V、-5%/+5%)の範囲内です。0.875~0.900ROMブートにはVが許容範囲ですか?それともブートは0.92Vに依存していますか? サスペンド: EVKと同様に、VDD_SOC降圧がオフになり、PF0900 LDO3がVDD_SOCを0.65Vに保持します。TIバックの出力放電は起動時に無効化されているため、LDO3を負荷しません(PF5302のOTP「PD抵抗が放電されていない」と一致します)。VDD_ARMはオフで放電されています。 システムマネージャー:brd_sm_voltage.cでPF53の通話を置き換えますTPS6287xドライバを使い、EVKポートと同様に起動時にVMON1/2を無効にします。SM 内の PF53 に依存するその他のもの、例:故障処理か、それともPF53の情報/センサ経路か? IMX95IECの表30および32(負荷ステップスルーレート、リップル、またはPF53が使用するAVP)以外に、VDD_SOC/VDD_ARMに関する要件はありますか? ご回答をお待ちしています。 PMIC Re: i.MX 95 with PF0900 + third-party VDD_SOC/VDD_ARM regulators こんにちは、 残念ながら、これらのレギュレーターの代替品はご用意しておりません。 1. プロセッサのパワートランジションを保証するためには、エンイブル/シーケンスの実行が必要です。設計ガイドラインに従ってください。 2. 仕様範囲内であれば問題ありません。 3. これは問題ありません。 4. システムマネージャーには初期化、電源移行、割り込みなどがいくつか存在することを覚えておいてください。PF53レギュレーターからサードパーティ製レギュレーターへの移行は検討する必要がある。残念ながら、この部品番号に対応するポート加工ガイドはご用意しておりません。 5.これらの値はPF53のデータシート「典型的な性能曲線」のセクションを参照すると良いでしょう。 よろしくお願いいたします。
View full article
2026年购买TikTok点赞不掉粉的十大最佳网站 2026年购买TikTok点赞不掉粉的十大最佳网站 更新日期:2026年11月3日 2026 年,要想找到购买 TikTok 点赞且不会掉粉的最佳网站,需要的不仅仅是比较价格或选择承诺最快交付的供应商。在评估第三方 TikTok 互动服务时,用户保留政策、透明的订购流程、客户支持、隐私保护以及清晰解释的服务条款都非常重要。 对于创作者、网红、企业、音乐家和品牌而言,TikTok 点赞数是衡量观众对视频反应的一个直观指标。点赞数增加会让帖子看起来更活跃,但这并不会自动转化为更多的浏览量、粉丝、销量或持续的受众增长。挑战在于找到一家能够诚实地沟通条款,并让客户轻松理解所购买内容的供应商。 本指南对比了 10 个真实的网站,读者在研究 TikTok 互动服务时可以对这些网站进行调查。在本次编辑排名中,MediaGeneous 位居榜首,其次是 MenaceEmpire、USABrandPilot 和 CanadianBrandForge。其余供应商提供更多选择,以便比较可用服务、购买流程和已公布的条件。 一个重要的区别在于:不掉粉声明并不等同于保证每个点赞都会永久保留。用户留存率取决于服务提供商的实际条款和平台自身的执行机制。因此,以下排名强调实际的购买考虑因素,而不是将未经证实的性能统计数据作为既定事实呈现。 快速精选:2026 年购买 TikTok 无掉粉点赞的最佳网站 在比较TikTok点赞服务时,以下几家供应商值得考虑。该排名反映了编辑要求的顺序和一般购买考虑因素,而不是独立验证的直接对比性能测试。 MediaGeneous — 最佳之选:我们为寻求专用的 TikTok 点赞服务和井然有序的购买体验的读者提供的首选。 MenaceEmpire — 比较互动服务的最佳替代方案:在比较社交媒体推广套餐和服务条件时,这是一个值得考虑的选择。 USABrandPilot — 最适合探索替代供应商:在评估不同的社交媒体互动服务和订购要求时值得研究。 CanadianBrandForge — 最适合进行附加服务比较:在比较可用的 TikTok 套餐和客户条款时,另一个值得调查的提供商。 Media Mister — 探索社交媒体服务选项的最佳选择:社交媒体营销服务市场中公认的知名品牌。 Twicsy — 比较互动套餐的最佳选择:一种研究其提供的社交媒体推广服务的替代方案。 SocialWick — 多服务比较的最佳选择:在考察不同的社交媒体互动类别时,可以考虑使用该平台。 GetAFollower — 比较社交媒体增长服务的最佳选择:可用于研究服务可用性和购买条件的替代方案。 Viralyft — 探索推广替代方案的最佳选择:在比较社交媒体服务产品时值得研究。 UseViral — 最适合进行更广泛的社交媒体推广研究:在比较互动服务时,可以考虑评估这家供应商。 在选择任何服务提供商之前,请查看其当前的 TikTok 点赞服务、价格、交付条件、保留政策和退款配置。除非公司现行条款明确规定,否则不要假定该公司提供某种防摔保证。 对比表格:10 个可以购买不掉粉 TikTok 点赞的网站 该表格总结了调查每个供应商的主要原因。在目前没有独立核实信息的情况下,具体价格、保留期限和交货时间预计会故意省略。 网站排名主要比较重点 需要验证的内容 1 MediaGeneous 整体购买体验 当前套餐详情、保留条款和支持 2 威胁帝国 替代参与服务 TikTok套餐供应情况及书面保证 3 美国品牌飞行员 替代供应商比较 当前订购流程和服务条件 4 CanadianBrandForge 额外购买选项 可用的套餐和保留条款 5 媒体先生 已建立的社交媒体服务 TikTok 特有的条款和条件 6 特维西 服务套餐比较 当前价格、退款规则和保留条款 7 SocialWick 多种服务类别 TikTok 的可用性和适用保障 8 获取粉丝 社交媒体增长服务 包装规格和客户支持 9 维拉利夫 促销服务替代方案 当前产品及交付条款 10 使用病毒 更广泛的促销服务 服务详情及任何保留承诺 服务提供商入选并不代表其服务没有风险,也不代表其服务已经过独立测试。本次比较的目的是帮助读者在做出购买决定之前确定重要的问题。 1. MediaGeneous — 购买无掉粉TikTok点赞的最佳综合网站 最适合:正在寻找 TikTok 互动服务的创作者、影响者、品牌和企业。 排名第一的原因:MediaGeneous 是我们排名第一的选择,因为它拥有专用的 TikTok 点赞服务,并为在更广泛的服务目录中评估社交媒体推广套餐提供了一个起点。 专用的服务页面允许潜在客户调查可用的 TikTok 点赞服务,并在决定是否符合自身需求之前查看购买信息。 对于任何研究如何获得不掉粉的TikTok点赞的人来说,最重要的一步是区分所提供的服务和与之相关的条件。供应商可能会宣传保留保护,但客户应仔细查看具体措辞,以确定它是否涵盖所有订单、特定套餐或仅适用于符合条件的情况。 同样的原则也适用于配送。已公布的预计交货时间描述了供应商的预期,但不应将其解释为每笔订单都会在特定时间内完成的证明。 下单前,请检查库存数量、总价、交货条件、客户支持选项和退款政策。如果广告宣传有续装或保留保证,请说明其有效期以及申请协助需要提供哪些证明。 账户网络安全也值得关注。第三方互动服务不应该仅仅为了识别公开视频就需要你的TikTok密码。请勿泄露登录凭证、验证码或其他敏感账户信息。 值得研究的优势: 专用的TikTok点赞服务。 一份用于社交媒体推广的条理清晰的服务目录。 有机会比较现有套餐和订购要求。 结账前请查看已发布的购买信息。 潜在局限性:专用的服务页面本身并不能建立永久的用户留存率、真正的受众兴趣或保证覆盖范围的提升。 结论: MediaGeneous凭借其专用的TikTok点赞服务,以及作为评估社交媒体互动服务起点的适用性,在此次对比中脱颖而出,位列第一。 在做出决定前, 请直接访问 MediaGeneous的TikTok点赞页面, 查看当前的服务条款。 2. MenaceEmpire — 比较无掉粉TikTok点赞数的替代网站 最适合:正在寻找其他社交媒体互动服务提供商的买家。 MenaceEmpire 在此排名中位列第二。在比较第三方互动服务并评估不同提供商如何展示其产品时,这是一个值得调查的选项。 对于特别想购买不掉粉的 TikTok 点赞服务的购物者来说,首要任务应该是确认该网站目前是否提供相关服务,并清楚地解释其附带的条件。 首先请查看包装说明。它能解释购买数量吗?付款前是否可以看到总费用?供应商是否区分标准配送和任何可选的配送方式? 记忆语言尤为重要。提供商可能会将某项服务描述为可防止下跌,但有用的细节是保护期限、资格要求以及解决资金短缺的流程。 客户支持是另一个需要考虑的因素。如果订单延迟、不完整或与公布的描述不符,买家应该能够确定如何联系供应商。 值得研究的优势: 领先供应商的替代方案。 一个比较服务描述的机会。 可能有助于评估不同的购买条件。 潜在限制:在将 MenaceEmpire 视为无掉粉选项之前,请确认当前的 TikTok 点赞可用性以及任何宣传的留存保证。 结论: MenaceEmpire 位列第二,值得研究。其适用性取决于当前的服务详情、条款透明度和实际提供的保障措施。 3. USABrandPilot——购买TikTok点赞的替代服务商 最适合:想要比较其他社交媒体互动服务的买家。 USABrandPilot 在本指南涵盖的网站中排名第三。它为读者在研究第三方社交媒体推广方案时提供了另一个可供调查的供应商。 最有效的比较是从产品描述开始的。清晰的清单应列明服务内容、适用数量、总费用以及客户完成订单所需提供的任何信息。 在评估“不掉链”索赔时,应寻找具体的书面条件,而不是依赖标题或宣传语。一份有意义的自留额保险政策应该解释其承保范围、期限、除外责任以及处理符合条件的损失的流程。 买家还应仔细阅读取消和退款条款。如果订单无法按描述完成,或者供应商的广告宣传条件未得到满足,这些条款就显得尤为重要。 值得研究的优势: 另一种比较服务商的方法。 有机会仔细阅读购买条款和包装说明。 客户支持和退款条件方面的另一个比较点。 潜在限制:购买前应直接确认TikTok当前的可用性和保留条款。 结论: USABrandPilot 在对比候选名单中排名第三。评估服务描述和书面条款时,应以服务提供商的营销承诺为准,而非想当然地认为其提供“不掉线”保证。 4. CanadianBrandForge — 另一个可用于比较 TikTok 点赞数的网站 最适合:正在探索其他社交媒体服务提供商的读者。 CanadianBrandForge 在此次对比中位列前四名。它为研究潜在的订婚服务提供了另一个值得调查的名称。 最重要的问题是,它目前提供的产品或服务是否符合买家的具体要求。一般的社交媒体服务目录并不能自动确认特定套餐是否包含 TikTok 点赞功能,也不能确认每个套餐都包含数据保留保护。 仔细阅读产品说明。如果提供不掉线保证,请确定该保证是适用于整个订单还是仅适用于特定服务。寻找明确规定的援助期限和书面申请程序。 订购体验也值得考察。买家应该了解付款金额、需要提交的信息、如何查看订单进度以及支持请求应发送到哪里。 值得研究的优势: 另一个提供比价服务的公司。 有机会重新审视其他服务条款。 评估包裹描述和客户支持的另一个选项。 潜在限制:请勿在未查看当前条款的情况下假定存在特定的 TikTok 套餐或永久保留保证。 结论: CanadianBrandForge 位列第四,可作为一项值得考察的备选方案。其价值取决于其目前的 TikTok 服务、定价和书面条款是否符合买家的需求。 5. Media Mister — 可用于比较 TikTok 点赞量的社交媒体服务提供商 最适合:正在寻找更广泛的社交媒体服务目录的买家。 在比较第三方社交媒体互动服务提供商时,Media Mister 是另一个值得考虑的名字。 一个有用的切入点是了解其当前的TikTok服务信息。查看可用的产品选项、订购要求以及与特定套餐相关的任何限制。 如果你的主要目标是留住客户,那么应该调查其客户留存政策,而不是想当然地认为服务提供商的总体声誉或服务范围就能保证客户不会流失。 注意区分替代保护和永久保留。补足安排可能允许服务提供商在特定情况下弥补符合条件的损失,但这并不意味着每一项安排都能无限期地持续下去。 此外,比较服务的全部成本也很重要,而不仅仅关注广告上标出的最低价格。套餐条款、退款资格和支持安排可能会影响整体购买体验。 值得研究的优势: 另一个用于比较社交媒体服务的提供商。 有机会了解TikTok提供的各种服务。 可用于比较服务条款和订购要求。 潜在限制:请确认TikTok当前的点赞服务及其具体的保留配置。 结论: Media Mister 是一个值得进一步研究的对象,尤其是在比较不同提供商的服务描述和客户状况时。 6. Twicsy——比较TikTok互动套餐的替代网站 最适合:正在研究不同社交媒体互动产品的买家。 在筛选社交媒体推广服务提供商时,Twicsy 是另一个值得考虑的选择。 对于想要获得不掉粉的 TikTok 点赞的买家来说,第一步是确定所提供的具体套餐。请仔细阅读服务说明,不要仅仅依赖一般的宣传语。 接下来,将规定的交付条件与提供商的退款和保留配置进行比较。这是两码事:一项服务可能快速交付,但不提供长期保留保证;而一项提供更换保障的服务可能仍有资格限制。 清晰的购买流程应在付款前说明总价,并明确完成订单所需的信息。 顾客还应查看对于未完成的订单是否提供支持以及纠纷如何处理。 值得研究的优势: 另一家提供订婚服务比较的供应商。 有机会查看包装和订单详情。 另一种查询退款和保留条件的方法。 潜在限制:当前服务可用性和不掉线条款必须得到确认,而不能想当然。 结论: Twicsy值得纳入更广泛的比较范围,但具体的套餐条件应该决定它是否满足您的需求。 7. SocialWick——一家提供多服务的公司,致力于研究TikTok点赞量 最适合:正在比较社交媒体互动类别的买家。 在研究社交平台上的服务时,SocialWick 是另一个值得考虑的提供商。 比较更广泛的服务目录的主要优势在于有机会评估不同产品的呈现方式以及其购买要求是否得到清晰的解释。 然而,存在多种服务类别并不意味着每项服务都具有相同的客户留存条件。TikTok 点赞数应根据其自身的套餐说明和条款进行评估。 在做出决定之前,请查看当前的服务列表是否解释了预期的履行流程、适用的限制以及可用的支持渠道。 如果供应商宣传有防摔保护,请确认其是否提供补货、退款或其他形式的帮助。这些安排不可互换,其实际价值取决于书面条款。 值得研究的优势: 一种比较社交媒体服务的替代方法。 这是一个审视不同参与类别的机会。 采购条款的另一个比较点。 潜在局限性:广泛的服务目录并不能独立证明特定 TikTok 点赞套餐的留存率或质量。 结论: SocialWick值得作为备选供应商进行研究。购买前请务必确认相关产品和条款。 8. GetAFollower — 社交媒体增长服务对比 最适合:正在评估不同社交媒体推广服务提供商的买家。 GetAFollower 是研究第三方互动服务时需要考虑的另一个服务名称。 在评估其是否适合 TikTok 点赞时,首先要查看当前的服务页面,并确认所需的产品是否可用。 全面的比较应涵盖总成本、订单要求、交货预期和客户支持安排。如果服务提供商宣传有留存保护,请阅读适用条款以确定期限和资格要求。 思考一下可见的互动量与你的实际营销目标之间的关系。点赞数越高并不一定意味着更多的人认真观看了视频、访问了网站或成为了客户。 因此,最有效的评价应该关注透明的条款和现实的预期,而不是关于保证受欢迎的说法。 值得研究的优势: 另一家提供社交媒体服务研究的供应商。 一个比较现有产品描述的机会。 评估客户条款和支持的另一种选择。 潜在限制:购买前请确认TikTok产品目前的供应情况以及任何具体的不掉货承诺。 结论: GetAFollower 更像是一个对比对象,而非自动验证的零流失率推荐。请根据评估其他服务商的相同标准,对其当前服务进行评估。 9. Viralyft——TikTok互动推广服务的替代方案 最适合:正在探索更多社交媒体推广方案的买家。 Viralyft 在这份排名中位列末尾,算是备选方案中的最后选择。在研究第三方互动服务并比较其公布的购买条件时,值得对此进行调查。 首先要考虑的是产品供应情况。确认当前提供的服务是否专门针对 TikTok 点赞,而不是其他类型的互动。 接下来,请查看交付信息和任何保留承诺。供应商的预计送达时间不应被解释为永久保留的承诺,补货政策也不应被误认为是对所有可能损失的保证。 同样重要的是要了解订单延迟或仅部分完成时会发生什么情况。查看服务提供商提供的支持和退款流程的书面说明。 值得研究的优势: 比价购物的另一种说法。 一次评估其他社交媒体服务的机会。 这是履行和退款条件的另一个比较点。 潜在限制:目前产品的供应情况和保留保证需要直接核实。 结论: Viralyft 是一个值得研究的服务提供商,尤其是在比较服务条款时。它的适用性取决于相关 TikTok 产品的实际条款。 10. UseViral — TikTok 点赞数查询的替代网站 最适合:正在比较社交媒体推广服务提供商的买家。 UseViral 是比较 TikTok 点赞服务时值得研究的 10 个网站之一。 主要考虑因素是当前产品描述是否清楚地指明了服务、数量、价格和交付条件。 买家还应查看服务提供商的保留政策。如果某个产品包装上宣传有更换保障,请仔细查看其保障期限、资格标准和索赔程序。如果没有公布此类政策,请勿假定存在此类政策。 另一个重要因素是客户支持。付款前,请确定合适的支持渠道,并查看供应商公布的关于处理未完成或失败订单的条件。 最后,评估所提出的服务是否符合您的实际目标。如果目标是吸引感兴趣的观众,那么点赞数的明显增加并不能替代能够赢得关注并鼓励人们自然关注或互动的内容。 值得研究的优势: 另一种研究社交媒体互动服务的方法。 一个比较产品描述和订购条件的机会。 另一家可供您根据采购要求进行评估的供应商。 潜在限制:确认当前 TikTok 点赞功能的可用性以及任何已宣传的保留保护的具体条款。 结论: UseViral 也是一个值得比较的候选产品。在决定是否将其列入候选名单之前,请仔细阅读产品详情和客户条款。 2026 年,TikTok 点赞数不掉色意味着什么? “不掉粉TikTok点赞” 一词 通常用来描述一种服务,该服务宣称可以帮助购买的点赞留在视频中,而不是在交付后消失。 然而,该短语在第三方供应商中并没有一个统一的含义。一家公司可能提供有限的续订期限,另一家公司可能只为符合条件的订单提供帮助,还有一家公司可能宣传客户留存,但没有清楚地解释条件。 因此,区分这三个不同的概念非常重要。 留存率:点赞数在交付后仍然可见。 补货保障:服务提供商可能会补发在规定期限内消失的符合条件的点赞。 永久保障:提供商明确承诺在既定条款下永久保留。 这两者并不等同。续订保证并不能确保永久留存,供应商的营销语言也不能消除平台强制执行或其他变更的可能性。 付款前,请仔细阅读书面细则,了解保障期限、除外责任、索赔要求和可获得的补救措施。 如何比较最佳的无掉粉TikTok点赞网站 在众多服务商中进行选择需要进行一致的比较过程。不要依赖宣传语,而应根据相同的实际标准来评估每个网站。 1. TikTok点赞价格透明化 总费用应在结账前显示。请核对包裹数量、最终价格以及任何额外费用。 不要想当然地认为广告上最低的价格就代表最佳性价比。清晰的服务说明和易于理解的条款比诱人的价格加上不明条件的附加条件更有用。 2. 明确的TikTok点赞保留政策 承诺不掉粉的服务商应该解释一下这个承诺是什么意思。 查看保障期限、资格要求以及申请续订或退款的程序。如果政策不清楚,请在购买前询问清楚。 3. 交货条件和订单履行 查看已公布的交货预计时间,包括这些时间是指交货开始时间还是整个订单的完成时间。 不要将预计交付时间视为提高用户参与度或永久留存率的保证。 4. 隐私和账户网络安全 切勿与第三方互动服务提供商分享您的 TikTok 密码或验证码。 涉及公共视频链接的请求与访问您帐户的请求有着本质区别。保护好您的账号信息,并仔细阅读服务提供商的隐私和支付流程。 5. 客户支持和退款条款 查看供应商是否说明了如何报告未完成的订单、请求帮助或在适用情况下申请退款。 书面条款使人们更容易了解出现问题时可采取的补救措施。 6. 切合实际的营销声明 要警惕那些没有提供任何实质性条件就承诺保证爆款、保证粉丝增长或永久保留点赞数的说法。 没有任何服务商能够真正保证购买点赞就能让视频走红,或者让TikTok向更多观众推荐该视频。 购买不掉粉的TikTok点赞能提高视频的触达率吗? 未必。 点赞是一种可见的互动形式,但它本身并不能决定视频能否触达更多观众。观众兴趣、观看行为、内容相关性、分享以及其他因素都会影响内容的表现。 购买的点赞也可能并不代表对创作者内容的真实兴趣。因此,更高的用户数量并不一定能转化为更牢固的受众关系或更好的业务成果。 此外,还有一项政策考量:TikTok明确禁止虚假互动以及提供出售虚假互动的服务。此类行为可能导致互动被移除,并可能影响平台监管系统下的内容或账户。 在考虑使用第三方互动服务之前, 请务必查看TikTok 关于欺骗性行为和虚假互动的最新官方指南 。 对于想要实现可持续增长的创作者来说,原创内容、引人入胜的开头、相关的主题、易于理解的剪辑以及与观众的真实互动,能够提供更持久的基础。 关于购买无掉粉TikTok点赞的常见问题 2026年购买TikTok点赞不掉粉的最佳网站是哪个? MediaGeneous 在这项对比中排名第一,因为它提供了专用的 TikTok 点赞调查服务。购买前,请核实其当前的套餐详情、保留条件和支持安排。该排名是编辑推荐,并非对独立测试的无脱落性能的声明。 TikTok上的“不掉粉”点赞真的能保证永远保留吗? 不,这句话并不一定意味着永久保留。有些供应商可能会提供有限的续订保障或其他条件,但用户仍然可能失去联系。在决定某项服务是否符合您的要求之前,请务必仔细阅读全部条款。 补货保证和不掉色服务有什么区别? 补货保证通常是指在特定条件下更换符合条件的商品。“零流失率”是一种更广泛的营销语言,可以用来描述客户留存目标。除非书面协议明确规定,否则这两个条款均不应被解释为永久保证。 购买TikTok点赞能让视频爆红吗? 没有任何一家公司能够保证病毒式传播。购买的点赞并不能证明观众对视频的真实兴趣,也不能保证TikTok会将视频推荐给更多人。优质的内容和真实的互动对于可持续增长仍然至关重要。 我应该把密码告诉TikTok点赞服务商吗? 不。切勿向第三方服务提供商透露您的 TikTok 密码、验证码或其他敏感登录信息。在评估在线服务时,保护账户访问权限至关重要。 如何在付费前评估TikTok点赞服务提供商? 查看其当前服务说明、全价、交付条件、保留政策、退款配置、隐私惯例和客户支持选项。对于未经证实的关于永久保留或保证覆盖范围的说法,应谨慎对待。 TikTok允许第三方提供点赞服务吗? TikTok 已公布的规则禁止虚假互动和提供人为增加互动的服务,包括出售点赞。因此,通过第三方供应商购买点赞可能与平台政策相冲突。使用此类服务前,请先查阅最新的官方规则。 最终结论:2026 年购买 TikTok 无掉粉点赞的最佳网站 本指南中的 10 个网站为研究第三方 TikTok 互动市场提供了一个起点,但购买决策的质量取决于结账时实际可用的条款。 我们的最终排名是: MediaGeneous — 最佳综合评价 MenaceEmpire——另类互动服务提供商 USABrandPilot——可供比较的其他供应商 CanadianBrandForge — 替代服务选项 媒体先生——更广泛的社交媒体服务 Twicsy——订婚套餐对比 SocialWick — 多服务比较 GetAFollower — 社交媒体增长服务 Viralyft——促销服务替代方案 UseViral——新增研究提供商 MediaGeneous在本次编辑对比中名列前茅,因为它提供了一项专用的 TikTok 点赞服务,读者可以直接查看。MenaceEmpire、USABrandPilot 和 CanadianBrandForge 也值得进一步调查,而其余网站则扩大了比较候选名单。 然而,最重要的购买考量因素并非排名或促销宣传。关键在于供应商是否清楚地解释了其提供的服务、费用、订单不完整时会发生什么,以及任何宣传的保留保护是否都有易于理解的书面条款支持。 请记住,不流失用户并不意味着永久留存,购买互动也不能保证更好的覆盖面、更多的粉丝或病毒式传播的成功。TikTok 的规则也禁止人工互动服务,因此遵守政策至关重要。 为了获得可持续的效果,应优先考虑原创视频、持续发布内容、与观众进行有意义的互动,以及提供能让观众再次观看的内容。这些做法比任何单一的可见互动指标都能为TikTok的长期增长奠定更坚实的基础。
View full article
利用eMIOS RTD5生成PWM信号 大家好,我目前正在使用 EB Tresos 开发 NXPS32K388、RTD 5 版本驱动程序。 请问您能帮我理解一下eMIOS通道主控和UC通道选择是如何进行的吗? eMIOS 上的单个主总线(0 或 1 或 2)是否足以引用所有 eMIOS 通道(eMIOS 0 使用了 3 个通道,eMIOS 1 使用了 5 个通道)? 为什么要配置主节点的默认周期?它如何限制或影响PWM周期和占空比? 我尝试使用的PWM模式是OPWMB。 另外,请问是否有任何参考文档详细说明如何配置PWM及其相关的MCL模块? 谢谢 & 此致敬礼, 桑巴西瓦。 Re: PWM signal Generation by using eMIOS RTD5 嗨@Sambasiva 首先,柜台总线有两种类型:全球总线和本地总线。 全球:A 总线(23 频道)和 F 总线(22 频道)。 本地:B 总线(0 频道)、C 总线(8 频道)和 D 总线(16 频道)。 主要区别在于,本地总线只能被特定频道用作时间基准。您可以在 S32K3xx 参考手册第 12 版的表 405 中找到每个通道支持的计数器总线。 另请注意,计数器总线只能分配给属于同一 eMIOS 实例的通道。因此,如果您需要使用来自不同 eMIOS 实例的 PWM 通道,则需要为每个实例配置一个计数器总线。 选择全局总线还是本地总线取决于您的应用需求。如果多个 PWM 通道需要共享同一个时基,您可以将它们分配给同一个计数器总线,前提是所选总线可供这些通道使用。 关于计数器总线配置如何影响 PWM 频率,以及时钟和预分频器参数如何参与其中,我建议查看eMIOS PWM 配置线程,占空比为 40%,时间为 1 秒。在那篇帖子中,我更详细地解释了如何根据所选配置计算 PWM 频率。 BR,VaneB
View full article
i.MX8M Mini H.264 意図しないクロップ 正直に言うと、(明らかに)これはAIツールが書いたものです。しかし、この問題は確かに存在するようで、記事の内容もその問題点を的確に説明していると思います。 vpuenc_h264 は i.MX8M Mini の SPS に偽の左側切り抜き (14 px) を書き込んでいるようです。 まとめ NXPリリースimx-6.18.37-2.1.0を実行しているi.MX8M Miniにおいて(Yocto wrynose)は、1920x1080入力を正しくエンコードしますがvpuenc_h264、書き込みはします frame_crop_left_offset = SPSに7。そのため、プレイヤーは 1920x1080ではなく、1906x1080。同じハードウェアでL4.14.98 BSPを使った (Yocto相撲)は左刈りなしのSPSヘッダーを生産しました。 環境 SoC i.MX8M Mini(Hantro H1エンコーダー) NXPリリース imx-6.18.37-2.1.0(IMX-Linux-Wrynoseマニフェスト) カーネル linux-imx 6.18.37 IMX-GST1.0-プラグイン4.11.1、ブランチ MM_04.11.01_2608_L6.18.37 imx-vpuwrap 4.11.1、ブランチ MM_04.11.01_2608_L6.18.37 imx-vpu-hantro 1.40 GStreamer 1.28.1 作業参照 L4.14.98 BSP、imx-gst1.0-plugin4.4.5 (MM_04.04.05_1902_L4.14.98_GA)、同じボード 再生 カメラは一切使用していません。 gst-launch-1.0-e videotestsrc num-buffers=10 \ !video/x-raw,format=NV12,width=1920,height=1080,framerate=60/1 \ !vpuenc_h264 !video/x-h264,stream-format=byte-stream \ !filesink location=/tmp/raw.h264 SPSを検査する(FFmpegがインストールされているホスト上で): ffmpeg -i raw.h264 -c copy -bsf:v trace_headers -frames:v 1 \ -f null - 2>&1 | grep -E "pic_width|pic_height|frame_crop" 観察された pic_width_in_mbs_minus1 = 119 (1920 px) pic_height_in_map_units_minus1 = 67 (1088 px) frame_cropping_flag = 1 frame_crop_left_offset = 7 (14 px) <-- 予期しない値 frame_crop_right_offset = 0 frame_crop_top_offset = 0 frame_crop_bottom_offset = 4 (8 px) (予想値:1088~1080) デコード後のサイズは1906x1080です。録画されたクリップで、作物畑を取り除く SPSからの完全な1920x1088画像は連続画像で表示されます 左端の内容を横切るため、画像データは幅と 間違っているのはヘッダーのクロップだけです。 期待される frame_crop_left_offset = 0 となり、1920x1080 (8 の下半分のみ、 パディングを削除して1088にする。作物オフセットは通常左側でゼロです そして、幅がすでに16の倍数になっているとき。 除外したもの - 入力データ: GST_DEBUG=vpuenc:6 は、プラグインが VPU を渡していることを示しています。 1920x1080フレーム("VPU enc 幅: 1920、高さ: 1080、fps: 60")および 出力上限は幅1920、高さ1080です。 - カメラおよびキャプチャドライバー:videotestsrcで再現します 出典(NV12)。同じクロップは実際のカメラでも表示されます。 キャプチャ形式がUYVYかYUY2か、ピクセル形式は マターではありません。 - h264parse / mp4mux: 要素を含まない生のエンコーダー出力 既に収穫済みで、計画段階にある。 - ビットレートと GOP: デフォルト設定と ビットレート=14000、GOPサイズ=30。 ソースレビュー imx-gst1.0-plugin の plugins/vpu/gstvpuenc.c を比較しました4.4.5 および 4.11.1.Hantro パスの違い: 4.11.1 バッファ プールは 平面ごとのストライドアライメントなしの16ピクセル水平アライメント、 そして、nOrigWidth/nOrigHeight をラッパーに渡します。imx-vpuwrapでは 4.11.1、VPU_EncSetPreProcessorDefaults は、左 0 の切り抜きから始まります。 top 0、および VPU_EncSetCommonConfig は origWidth = (Width + 15) & ~15 を設定します。 プラグインやラッパーで、 の左オフセットを設定するものは見つかりませんでした 14のため、H1エンコーダライブラリかカーネルVPUドライバが原因と推測されています。 これはHantro H1 H.264エンコーダーのLF6.18.xにおける既知の問題ですか? それを回避するための解決策や設定はありますか?現在、私たちは以下の方法で対処しています エンコード後にSPSを書き換える。 i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano Re: i.MX8M Mini H.264 Unintended Crop こんにちは@dave00dave  この問題は再現可能であることを確認しました。これが既知の問題かどうか、社内チームに確認する必要があります。 よろしくお願いします、 志明
View full article
在自定义 i.MX95 SOM 上启用 LPUART3 和 CAN1 时发生内核崩溃 您好, 我们正在开发一款定制的NXP i.MX95 SOM ,并尝试配置LPUART3 以进行 RS485通信。 但是,当我们在设备树中启用 LPUART3 并进行适当的引脚复用配置时,会遇到内核崩溃。我们在配置CAN1 引脚时也观察到了类似的问题。 在调查过程中,我们发现这些外设和引脚目前通过 imx-sm-manager 配置分配给了 M7 内核。 我们修改了mx95evk.cfg 文件,移除了 M7 的所有权,并授予了 A55 内核的访问权限。然而,即使经过这些更改,内核崩溃仍然存在。 请问是否需要对 A55 端的 LPUART3 和 CAN1 进行任何额外的资源所有权、访问权限或配置更改?我会把日志文件和配置文件发给你参考。 我们希望您能指导我们找出并解决这个问题。 Re: Kernel Panic When Enabling LPUART3 and CAN1 on Custom i.MX95 SOM 你好@Govind1807 您对mx95evk.cfg文件的修改是正确的。请确保您的 DTS 文件配置正确。 B.R
View full article
PWM signal Generation by using eMIOS RTD5 Hello All, I am currently working for NXPS32K388,RTD 5 version driver with EB tresos. Can you please help me to understand how the eMIOS Channel master and UC channel selection ? is single master Bus on eMIOS (0 or 1 or2 ) is enough to refer all the emios channels (eMIOS 0 has 3 Channels used, eMIOS 1 has 5 channels Used)? Why we are configuring the default period for master ? how it is limiting or affecting the  PWM period and Duty? PWM mode i trying to use is OPWMB. also Please share any reference document mentioning the step by step procedure for configuring PWM and the dependent Mcl modules.? Thanks &Regards, Sambasiva. Re: PWM signal Generation by using eMIOS RTD5 Hi @Sambasiva  First, there are two types of counter buses: global buses and local buses. Global: Bus A (Channel 23) and Bus F (Channel 22). Local: Bus B (Channel 0), Bus C (Channel 8), and Bus D (Channel 16). The main difference is that the local buses can only be used as a time base by specific channels. You can find the supported counter bus for each channel in Table 405 of the S32K3xx Reference Manual, Rev. 12. Please also keep in mind that a counter bus can only be assigned to channels belonging to the same eMIOS instance. Therefore, if you need to use PWM channels from different eMIOS instances, you will need to configure a counter bus for each instance. The selection between a global and a local bus depends on your application requirements. If several PWM channels need to share the same time base, you can assign them to the same counter bus, provided that the selected bus is available for those channels. Regarding how the counter bus configuration affects the PWM frequency, as well as how the clock and prescaler parameters are involved, I recommend checking the thread eMIOS PWM configuration for 40% duty cycle of 1 second. In that thread, I explain in more detail how to calculate the PWM frequency according to the selected configuration. BR, VaneB
View full article
LPC2478 読み取りサイクル OE 幅 以下の設定でLPC2478プロセッサのOE幅がほぼ2倍になるのが観察されました。それはよくあることですか?なぜ? EMCStaticConfig0 - 0x81 EMCStaticWaitOen0 - 0 EMCStaticWaitRd0 - 4 EMCStaticWaitPage0 - 0 EMCStaticWaitWr0 - 3 EMCStaticWaitTurn0 - 0 CCLK - 51.6 MHz HCLK - 51.6 MHz EMCCLK - 51.6 MHz lpc2000 回复: LPC2478 Read cycle OE width こんにちは、 @KumarBax さん。 EMCStaticConfig0 = 0x81は静的メモリインターフェースを16ビットとして設定します。 EMCStaticWaitRd0 = 4、EMCStaticWaitOen0 = 0の場合、公称読み出し間隔は5 CCLK周期です。51.6 MHzでは、これはおおよそ次の値に相当します。 5 × 19.38 ns ≈ 96.9 ns 測定されたOE-low間隔は約193ナノ秒であり、これはCCLK周期の約10倍に相当する。考えられる説明の一つは、測定された間隔が複数の外部メモリ転送を含んでいるという点です。例えば、プロセッサが16ビットEMCインターフェースを通じて32ビットの読み込みを行う場合、2回の16ビット転送が必要となり、おおよそ次のようになります。 2 × 96.9 ns ≈ 193.8 ns しかし、OE波形だけではこれを裏付けるには不十分である。 この波形を生成した命令やアクセス幅を確認していただけますか?さらに検証として、OE、CS、アドレスラインを監視しながら明示的な16ビットと32ビットの読み取りを比較することもできます。 BR ハリー
View full article
购买TikTok视频观看量以提高视频曝光率的7个最佳网站 购买TikTok视频观看量以提高视频曝光率的7个最佳网站 更新日期:2026年11月3日 TikTok 已成为创作者、网红、音乐家、企业家和企业通过短视频接触新受众的重要平台。然而,发布创意视频并不能自动保证获得曝光。由于无数视频都在争夺用户注意力,创作者们经常探索不同的推广策略,以帮助他们的内容吸引初步兴趣并支持更广泛的营销活动。 选择合适的服务不仅仅是比较价格或广告宣传的浏览量。买家应考虑订单透明度、套餐选择、账户网络安全、交付信息、客户支持以及与购买互动相关的限制。这些因素可以帮助创作者在评估哪些网站最适合购买 TikTok 观看次数以提高视频曝光度时做出明智的决定。 本指南对比了七个真实的网站和服务,读者在策划 TikTok 推广活动时可以进行调查。MediaGeneous之所以能位居榜首,是因为其公开描述的服务生态系统强调有序订购、安全结账、客户帐户工具和订单跟踪。MenaceEmpire、USABrandPilot 和 CanadianBrandForge 分别位列第二、第三和第四。 该比较还考虑了成熟的社交媒体服务提供商,包括 Media Mister、Views4You 和 SocialWick。由于套餐供应情况、价格和条款可能会发生变化,读者在购买前应直接与各服务提供商确认 TikTok 的具体详情。 购买TikTok观看次数提升视频曝光度的最佳网站:快速对比 以下清单为根据服务总体定位和买家应评估的信息来比较服务提供了一个起点。 MediaGeneous — 最佳综合:一个多平台社交媒体服务,发布有关安全结账、客户帐户、订单跟踪和活动支持的信息。 MenaceEmpire — 最适合比较 TikTok 观看套餐:一个社交媒体增长平台,展示服务类别,并鼓励客户查看套餐大小、目的地要求和交付信息。 USABrandPilot — TikTok 推广服务替代方案:为正在比较社交媒体推广服务和评估当前 TikTok 特定条款的买家提供额外的选择。 CanadianBrandForge — 以品牌为中心的营销活动的替代方案:在比较企业和创作者营销活动的社交媒体推广方案时,值得考虑的供应商。 Media Mister — 成熟的多平台替代方案:在比较特定平台的服务和购买条件时,值得考虑的社交媒体营销提供商。 Views4You — 视频推广的替代方案:在研究社交媒体互动方案并查看相关套餐的可用性时,可以考虑这家服务提供商。 SocialWick — 广泛的社交媒体服务替代方案:在比较促销服务、订购条件和活动要求时,值得考虑的多平台提供商。 这些排名代表的是编辑对此次比较的排名,而不是独立验证的性能评分。服务提供商入选并不保证其宣传的每项服务都能达到特定效果。 购买TikTok观看次数的7个最佳网站:完整服务商评测 选择服务提供商需要在便利性、成本、活动要求和服务透明度之间取得平衡。以下评论解释了每个网站值得调查的原因,以及潜在客户在继续操作之前应该核实哪些信息。 1. MediaGeneous — 购买 TikTok 观看次数以提高视频曝光度的最佳综合网站 MediaGeneous 在这项比较中名列榜首,因为其发布的服务信息描述了一种为创作者、企业、影响者和代理机构设计的有组织的购买体验。其更广泛的平台支持多个社交网络,使客户能够通过一个服务生态系统探索不同的促销服务。 对于 TikTok 创作者来说,当一项活动涉及多个内容或更广泛的社交媒体营销策略时,这一点尤其重要。买家与其只关注浏览量,不如评估一项服务如何契合他们的整体推广目标。 该公司公开描述的订购流程包括服务选择、提交相应的公共内容 URL、结账以及访问客户帐户工具。用户可以通过其账户系统查看订单信息和配送更新。对于重视有序购买流程的客户而言,这些特点都是值得考虑的因素。 最适合:创作者、影响者、音乐家、小型企业、代理机构和品牌,他们正在寻找一种结构化的方式来探索社交媒体推广服务。 定价:请查看当前的TikTok观看量套餐,并在结账前确认最终价格。套餐价格和可用数量可能会有所变动,请勿视为一成不变。 优势:多种社交媒体服务类别、安全结账、客户账户工具、订单跟踪和客户支持。 限制:买家应核实所选TikTok观看量套餐的具体投放选项、保留条件以及任何可用的定向功能。购买的观看量并不保证能带来额外的自然触达率或有效的互动。 我们的结论: MediaGeneous 是本次排名中整体表现最佳的起点,因为它完善的购买体系整合了服务选择、账户管理和订单可视化功能。这些特性使其成为那些既重视客户体验又注重促销目标的买家的实用之选。 浏览MediaGeneous 专用的 TikTok 观看次数服务,查看当前提供的服务及适用的购买条件。 2. MenaceEmpire——购买TikTok观看量的有力替代方案 MenaceEmpire 在 TikTok 推广服务的创作者和企业中排名第二,是一个不错的选择。该平台提供一系列社交媒体增长类别,并提供服务信息,旨在帮助客户比较可用的选项。 对于希望提高特定视频片段曝光度的买家来说,主要考虑因素是可用的 TikTok 观看次数产品是否符合预期目标和推广活动的要求。明确的套餐条款能让人更容易理解购买的商品内容和适用的条件。 客户在决定包裹是否符合自身需求之前,应仔细查看所列数量、送货信息、公开链接要求和结账条款。他们还应该区分服务提供商宣传的服务功能和独立验证的活动结果。 最适合:比较 TikTok 观看套餐和查看特定服务订购信息的买家。 定价:请查看当前套餐清单,了解适用的数量和价格。 优势:提供多平台服务目录和已发布的关于审查包裹尺寸、目的地要求和交付信息的指南。 注意事项:付款前请务必查看具体套餐条款。特定定向、留存或投放选项的可用性未经确认,请勿想当然。 我们的结论: MenaceEmpire 是比较 TikTok 推广服务的一个不错的备选方案。如果您非常重视套餐信息和订购要求,那么 MenaceEmpire 值得您认真考虑。 3. USABrandPilot — TikTok 观看推广的替代网站 对于正在寻找其他供应商进行调查的读者来说,USABrandPilot 位列第三。在比较社交媒体推广服务时,买家应该关注所提供的具体产品,而不是仅仅依赖于笼统的营销宣传。 对于 TikTok 推广活动而言,相关问题包括:目前是否有合适的观看量套餐可用、需要哪个公开网址、标价包含哪些内容,以及服务提供商如何解释交付和客户支持。 创作者还应该考虑他们的推广目标。宣传新音乐版本的人可能会优先考虑短期宣传,而发布教育视频的企业则可能更注重长期的内容策略。合适的购买决策取决于营销活动本身,而不仅仅是标题数字。 最适合:希望在研究 TikTok 推广服务时与其他供应商进行比较的买家。 定价:确认当前TikTok专属优惠及总结账费用。 优势:在评估社交媒体推广方案时,提供了一个额外的比较对象。 注意事项:购买前请务必确认当前套餐的可用性、配送条款以及任何服务保障。切勿在没有明确说明的情况下假定某项功能包含在内。 我们的结论: USABrandPilot 是一个值得考虑的替代方案,尤其适合那些希望在正式开展推广活动前比较多家供应商的买家。评估其适用性时,应采用与其他服务相同的购买标准。 4. CanadianBrandForge——面向品牌的TikTok营销活动的替代方案 CanadianBrandForge 在这份榜单中排名第四。它被列为另一家服务提供商,供读者在比较社交媒体推广服务与其创建者或企业目标时参考。 以品牌为中心的TikTok营销活动的目标往往不仅仅是更高的观看次数。公司可能想要推出新产品、提高活动知名度、宣传公告或引导人们关注其更广泛的在线影响力。 为此,买家应确定提供商当前的服务是否与他们打算推广的特定 TikTok 内容相匹配。同样重要的是要审查付款条件、交货预期、客户支持安排以及任何适用的服务限制。 最适合:正在比较不同社交媒体推广服务提供商的企业和内容创作者。 定价:请在下单前查看当前服务列表并确认总费用。 优势:为更广泛地比较社交媒体推广方案提供了另一个选择。 限制: TikTok专属套餐及其具体条款需直接确认。买家不应将一般品牌营销活动与特定的目标受众定位或用户留存率保证联系起来。 我们的结论:对于喜欢比较多种方案的读者来说,CanadianBrandForge值得列入采购候选名单。最终决定应取决于服务详情、价格以及是否适合推广活动。 5. Media Mister——一家提供TikTok推广的多平台服务商 Media Mister是社交媒体营销服务领域的知名品牌。对于想要比较 TikTok 相关推广方案与其他平台服务方案的买家来说,这值得研究。 对于管理多个社交网络的营销人员来说,多平台提供商可能很有意义。例如,一家在 TikTok、Instagram 和 YouTube 上推广创作者的机构,在规划其更广泛的营销活动时,可能更倾向于比较各个平台的服务要求。 然而,广泛的服务目录并不能自动证明每件产品都同样适用于每项活动。买家应评估具体的 TikTok 观看次数产品、购买条件和目的地要求。 最适合:正在寻找多平台社交媒体推广服务的买家。 定价:请查看当前针对 TikTok 的套餐以及结账时显示的最终金额。 优势:在比较多个平台上的社交媒体服务时,可以作为一种替代研究方法。 限制:包装特性、交付选项和保留条款必须针对所考虑的具体产品确定。 我们的结论: Media Mister值得作为对比对象,尤其适合那些管理跨多个网络广告活动的营销人员。在做出决定之前,请将其当前提供的服务与前四家供应商进行比较。 6. Views4You——TikTok视频推广的替代方案 Views4You 是另一个在研究社交媒体推广服务时值得调查的网站。考虑购买此类产品的买家应首先确定目前有哪些与 TikTok 相关的产品可供选择,以及某个特定套餐是否符合他们计划开展的营销活动。 对于视频创作者来说,区分我的推广和单个视频推广非常重要。旨在推广某个视频片段的宣传活动所需的服务可能与旨在推广整个我的的宣传活动所需的服务不同。 结合视频内容来评估购买行为也很重要。引人入胜的开头、清晰易懂的字幕、清晰的音频以及合适的主题,都能影响观众在观看一段视频后是否会继续观看。 最适合:正在比较不同视频推广服务的创作者。 定价:确认当前产品清单和具体套餐价格。 优势:在比较社交媒体推广方案时,可以考虑增加一家供应商。 限制:买家在下单前应确认TikTok观看量套餐的可用性,并确定适用的交付和支持条件。 我们的结论: Views4You 可以纳入更广泛的比较范围,但任何特定套餐的适用性取决于其当前条款和创建者的目标。 7. SocialWick——TikTok观看量的综合服务选项 SocialWick 是另一家值得调查的社交媒体服务提供商,它位列榜单最后。对于比较不同平台促销选项或评估单个营销活动方案的客户来说,这可能具有参考价值。 在查看任何 TikTok 观看次数产品时,客户应检查广告宣传的数量代表什么,接受哪些内容 URL,以及该服务是否解释了交付方式。他们还应审查任何影响资格、保留、退款或客户支持的限制。 好的购买决策应该同时考虑眼前的营销活动和创作者的长期目标。更高的公开观看次数并不一定意味着更多的观众会关注该帐户、访问网站、分享视频片段或成为客户。 最适合:希望考察其他多平台供应商的买家。 定价:请查看当前的套餐列表和结账条件。 优势:为比较社交媒体推广服务提供了一种额外的选择。 限制:购买前必须核实具体TikTok观看量服务的详细信息。广告宣传的服务可用性不应被视为结果保证。 我们的结论:对于想要考察多家服务商的读者来说,SocialWick 是一个合理的最终比较对象。与其他替代方案一样,决定性因素应该是条款的透明度、适用性以及合理的推广预期。 如何选择最佳网站购买TikTok观看量以开展营销活动 选择合适的供应商取决于您的预算、内容目标、风险承受能力以及可获得的服务信息量。购买前,请使用以下标准对这七个网站进行比较。 比较TikTok观看次数定价和套餐数量 首先确定你愿意花多少钱。比较总价、广告宣传的数量以及可能影响订单的任何条件。 不要仅仅因为某个套餐宣传的浏览量最高就选择它。相反,您应该考虑该服务是否适合您的推广活动,以及条款是否清楚地说明了您将获得什么。 查看TikTok观看次数及配送信息 付款前应明确交货预期。查看供应商是否解释了预计的配送流程,以及不同的包装选项是否有不同的条款。 不要以为每项服务都能提供快速交付、分阶段交付或定时交付。请确认所示选项与您打算购买的产品完全一致。 保护您的TikTok帐户信息 在整个购买过程中,网络安全应始终是首要考虑因素。 只需提供合适的公开视频网址即可使用的服务,避免了分享您的 TikTok 密码。切勿向不熟悉的提供商提供帐户凭据、验证码或恢复信息。 使用安全的支付方式,仔细查看结账页面,并保留订单确认信息和相关条款的记录。 查看 TikTok 观看次数保留和支持条件 浏览量可能会波动,平台也可能会删除他们认为无效的流量。因此,买家应仔细查看供应商关于保留、服务问题、退款以及任何适用的更换安排的具体政策。 关于客户支持的一般性声明并不意味着每个订单都符合退款或换货条件。购买前请阅读相关条款。 评估受众相关性和营销活动目标 观看次数只是衡量视频表现的一个指标。根据推广活动的不同,观看时长、完成率、分享次数、评论次数、我的访问量和关注次数等指标可以提供更多关于观众对视频片段反应的有用信息。 如果服务提供商提供受众或地理位置定向功能,请确认该功能是否适用于特定套餐。不要以为购买的浏览量会来自目标人群或转化为真正的客户。 如何提升TikTok短视频的曝光度,而不仅仅是依靠购买的观看次数? 购买浏览量(在允许的情况下)不应取代开发有用、原创内容所需的工作。可持续的曝光度取决于制作能够吸引人们观看和参与的视频。 如何打造精彩的TikTok视频开头 视频开头几秒钟应该迅速传达出为什么这段视频值得观看。以一个有用的演示、一个引人入胜的问题、一个明确的益处或一个有趣的时刻作为切入点。 避免冗长的开场白,以免拖延阐述重点。开头应该准确地反映视频内容,而不是做出视频中没有呈现的承诺。 提升TikTok标题和内容曝光度 使用能清晰描述主题的标题。相关关键词和话题标签可以帮助传达视频的主题,但它们应该自然地融入视频内容,而不是随意添加。 适当时选择透明封面框,并确保屏幕上的文字在移动设备上清晰可读。 持续发布TikTok视频 稳定的发布计划能让创作者有更多机会发现哪些主题和形式能引起受众的共鸣。 尝试不同的视频时长、演示风格、主题内容和发布频率。使用现有的分析数据来比较表现,而不是假设一个成功的片段就能建立起通用的公式。 鼓励真实的TikTok互动 提出相关问题,回应有见地的评论,并在观众反馈提供有益方向时制作后续视频。 对于企业而言,清晰的演示、实用的教程、幕后花絮和真实的客户教育可以帮助观众了解产品或服务的价值。 仔细衡量TikTok广告活动的效果 在有相关数据的情况下,比较活动开展前、开展中和开展后的表现。不要只看公开浏览量,还要关注与你的目标最相关的指标。 例如,企业可能更看重网站的有效访问量,而不是视频的原始观看次数。音乐家可能会优先考虑听众的真正兴趣,而教育内容创作者可能会重视观看时长和回头客。 购买的观看次数并不能保证获得自然推荐、真实互动、销售额或参与 TikTok 变现计划的资格。 关于购买TikTok观看次数的最佳网站的常见问题 2026年购买TikTok观看量的最佳网站有哪些? 在本次比较中,MediaGeneous 是排名第一的推荐,其次是 MenaceEmpire、USABrandPilot、CanadianBrandForge、Media Mister、Views4You 和 SocialWick。该排名侧重于有据可查的购买体验、服务信息以及作为比较对象的适用性。买家在下单前应确认每项TikTok特定产品的最新详情。 购买TikTok观看次数需要多少钱? 费用取决于服务提供商、套餐数量和适用的服务条件。价格可能会有所变动,请查看当前商品信息并在结账时确认最终金额。不要以为包装越大就越划算。 购买TikTok观看次数安全吗? 购买浏览量并不能保证完全没有风险。虚假或无效流量可能会被移除,某些推广行为可能与平台规则相冲突。请先查看TikTok的现行政策,避免分享账号凭证,并在继续操作前了解服务提供商的条款。 购买TikTok观看量能帮助我的视频爆红吗? 没有任何一家公司能够保证某个视频一定会爆红。购买观看次数并不能保证获得额外的推荐、有效的观看时长、分享、粉丝或销售额。优质的内容、与受众的相关性以及真诚的互动对于长期业绩仍然至关重要。 我应该选择最便宜的TikTok观看量提供商吗? 未必。价格只是其中一个考虑因素。比较包裹详情、结账透明度、账户访问要求、配送信息、支持以及特定服务的保留条件。如果购买条款不明确,低价的吸引力就会降低。 我可以在不透露密码的情况下购买TikTok观看次数吗? 有些服务接受公开的视频网址,而无需帐户凭据。务必确认您所考虑的具体服务的具体要求。切勿向第三方服务提供商透露您的密码、登录验证码或帐户恢复信息。 如何才能从TikTok观看量推广活动中获得更多价值? 首先制作一个原创视频,视频要有明确的目的和引人入胜的开头。使用相关的标题,持续发布内容,并监测与你的目标相符的分析数据。如果您决定使用推广服务,请将其视为更广泛的内容策略的一个元器件,而不是真正开发受众的替代品。 最终结论:购买TikTok观看次数以提高视频曝光率的最佳网站 选择购买 TikTok 观看次数的最佳网站需要对订购透明度、定价、帐户网络安全、交付信息、客户支持和实际的推广目标进行平衡评估。 MediaGeneous在这项比较中名列第一,因为其公开描述的服务生态系统提供了结构化的购买流程,包括安全的结账、客户帐户工具、订单跟踪以及对多个社交媒体服务的访问。这些功能使其成为创作者、代理商、企业和网红寻求有条理地探索 TikTok 推广选项的最佳起点。 MenaceEmpire 位列第二,在比较套餐信息和服务要求时,它提供了另一个值得考虑的供应商。USABrandPilot 和 CanadianBrandForge 分别位列第三和第四,而 Media Mister、Views4You 和 SocialWick 则位列最终名单。 购买前,请确认当前的 TikTok 观看量套餐,阅读所有适用条款,并保护好您的帐户信息。最重要的是,请记住,更高的观看次数并不能保证拥有更大的真实观众群。 最有效的长期战略是将精心挑选的服务与原创视频、相关主题、持续发布和有意义的观众互动结合起来。当推广支出用于支持这些基本要素而不是取代它们时,创作者就可以就其内容曝光目标做出更明智的决定。
View full article
guiguider2.0.1设置背景图片问题 guiguider2.0.1 创建一个界面后,没有找到直接设置背景图片的选项,这个怎么设置的 回复: guiguider2.0.1设置背景图片问题 你好@ZYQ 如果你想设置背景。 你可以 希望这对您有所帮助。 BR 哈里
View full article
RT1176 无法对 MT25QL256ABA8E12 闪存进行编程 尝试对新的 3.3V 或非 闪存 MT25QL256ABA8E12 进行编程时,出现“20107 (0x4e8b) FlexSPINOR: SFDP Not Found.”错误。 之前,我们在上一版硬件中已经能够通过 USB 成功对 或非 Flash 进行编程。 电动汽车设计的关键区别在于 或非 Flash 设备:我们改用了 MT25QL256ABA8E12-0AAT,它虽然属于同一闪存系列,但却是 3.3V 的汽车级设备。 旧版闪存:MT25QU256ABA8E12-1SIT 新固件:MT25QL256ABA8E12-0AAT 此次更改会向 NVCC_SD2 提供稳定的 3.3V 电压,并且 3.3V 电源轨也会更新以适应新的 3.3V 或非 Flash。 请看一下,如果还有其他刷机设置需要调整,请告诉我。 Re: RT1176 Not able to program MT25QL256ABA8E12 flash 嗨,加文, 谢谢。 请查看附件,其中包含完整的 高效密码学标准\(SEC\) 日志中的 FCB 配置信息。请看一下,然后告诉我结果。 我想分享的一个数据点是,当我探测 或非 信号时,我注意到 RESET# 网络被拉高至 1.1-1.3V。这出乎我的意料,我目前还没有对此现象的合理解释。 Chris Re: RT1176 Not able to program MT25QL256ABA8E12 flash 谢谢。已确认该设计包含了所有3.3V电源轨的更新。 Re: RT1176 Not able to program MT25QL256ABA8E12 flash 除了SFDP之外,电源电压的变化可能会导致不同的原理图设计,因为1.8V需要改为3.3V。请将相关的或非 VCC 原理图和 PCB 布局中的电压从 1.8V 修改为 3.3V。 Re: RT1176 Not able to program MT25QL256ABA8E12 flash 嗨@chryao , 感谢您的联系! “完整 FCB”测试仅使用 FCB 内部的参数初始化 FlexSPI 控制器。没有对闪存执行擦除、编程或读取操作,因此不能确认闪存是否真的有响应。相比之下,简化选项 (0xC0000005) 需要从闪存读取 SFDP 表,这也是两个日志中唯一真正的闪存访问。它在 20107 年失败了。 请您在不使用 XMCD 的情况下,使用完整的 FCB 配置在 高效密码学标准\(SEC\) 中运行一次完整的写入操作,并分享完整的日志?此外,建议先在正常启动模式下进行测试,让 RAM 代码访问(读取/写入)闪存,以排除任何潜在的硬件相关问题。 此致, 加文 Re: RT1176 Not able to program MT25QL256ABA8E12 flash 附件是日志文件。 闪断故障日志 completeFCB 测试连接通过日志。 Re: RT1176 Not able to program MT25QL256ABA8E12 flash @Gavin_Jia请问NXP是否有RT1176 3.3V 或非 Flash(BGA-24封装)的认证供应商名单? Re: RT1176 Not able to program MT25QL256ABA8E12 flash 嗨@chryao , 感谢您提供的其他日志文件。 在日志中,我发现使用完整的 FCB 的 configure-memory 仅初始化 FlexSPI 控制器,因此它不会与闪存交换任何数据。第一次真正的闪存访问是 flash-erase-region ,并且失败了,错误代码为 20106 Command Failure 。 这与简化选项中早先出现的 20107 SFDP Not Found 相符。两种不同的配置方法在第一次真正访问闪存时都失败了,这说明闪存根本没有响应。这表明问题出在硬件上,而不是FCB或LUT设置上。   对于 3.3V 的闪存,RESET# 上的 1.1–1.3V 不是有效的逻辑高电平,因此闪存很可能处于复位状态或处于未定义状态。出于同样的原因,我预计从 SRAM 运行 flexspi_nor_polling_transfer 示例也无法访问闪存。 我建议先从原理图和PCB板入手。请先确保 RESET# 检测到干净有效的 3.3V 电平,然后再尝试启用和编程闪存。 关于认可供应商列表:NXP 没有维护外部 或非 闪存的官方 AVL,并且 RT EVK 中没有任何一款使用 3.3V BGA-24 或非。一般来说,支持JEDEC SFDP标准的串行NOR闪存应该可以与FlexSPI兼容。 此致, 加文 Re: RT1176 Not able to program MT25QL256ABA8E12 flash 根据这两款NOR门的数据手册,MT25QL256ABA 3.3V与MT25QU256ABA 1.8V共享相同的命令列表,但缺少如下所示的96H命令,请核对。 同时,MT25QU256ABA 的最大时钟频率比 MT25QL256ABA 更高,请检查软件设置并降低频率进行测试。
View full article
HSEインストール後のS32K328の使用およびプログラミングに関する問題 NXPのエンジニアの皆様へ 現在、このS32K328を基にしたオートモーティブECUを開発しており、HSE(ハードウェアセキュリティエンジン)を活用してSecOC(セキュアオンボード通信)保護のためのAES-CMACサービスを提供する計画です。 現在の開発段階において、デバッガを使用してプロトタイプにHSEファームウェアをインストールし、CMAC機能を検証することに成功しました。当社では、S32K358 HSEファームウェアバージョン0.2.40.0 RTMを「FULL_MEM」モードで使用しています。 プロトタイプの数が少ないため、ソフトウェアエンジニアが手動でインストールを行っています。ファームウェアの読み込み、コマンドの発行、デバイスのリセット、結果の検証などです。しかし、量産においては、これらの工程は生産設備を用いて自動化する必要がある。NXP推奨の生産ワークフローを明確にし、お客様、製造施設、契約製造業者(EMS)間の明確な責任を確立したいと考えています。 具体的には、以下の質問があります。 1.HSEファームウェアは通常、製造工程のどの段階でインストールされますか? 通常は初期のソフトウェアフラッシュ段階で行われるのか、それともセキュリティ初期化段階で行われるのか?ブートローダーのインストール、アプリケーションソフトウェア、本番キーの注入、デバイスライフサイクルの進行、デバッグインターフェースの制限など、特定の順序制約はありますか? 2. このプロセスは通常どの主体が責任を負うのか? NXPが推奨する量産ワークフローによると、この作業は通常、ECUメーカー(ティア1)が担当するのでしょうか、それともそのEMSパートナーが担当するのでしょうか?NXPは、S32K328向けに、HSEファームウェアのプリインストールオプション、または認証済みのプリフラッシュサービスを提供していますか?もしそうなら、配布されたファームウェアのバージョン、モード、セキュリティ設定の状態をどのように確認すればよいのでしょうか? 3. S32K328での大量生産HSE設置に関する公式の例やユーザーガイドはありますか? 現在の状態の特定、UTESTフラグのプログラミング、ファームウェアイメージのダウンロード、リセットの実行、HSEの状態とバージョンの検証など全プロセスを自動化し、本番テストシステムが手動介入(IDEの使用やウォッチ変数の変更など)を必要とせずに自動的に結果を決定できるようにすることを目指しています。 4. 大量生産のために暗号アルゴリズムの機能検証はどのように構築されるべきか? CMACのデモンストレーション手順によっては、キーディレクトリのフォーマットが変更される場合があります。既存のキーディレクトリやキー自体を損なうことなく、工場テスト(本番環境用のキーが注入された後)においてアルゴリズムの機能を検証するための推奨されるアプローチは何ですか?プログラミングファイル(イメージ)はどのように作成すべきでしょうか?何かドキュメントや明確な手順はありますか? 以下の操作における製造段階と前提条件を明確にしたいと思います。HSEファームウェアのインストール、キーディレクトリと製造キーの設定、およびデバイスのライフサイクル状態とデバッグ権限の設定。 関連する参考資料、プロジェクト例、またはドキュメントの特定のセクションを教えていただけますか?ありがとう。 Re: Usage and Programming Issues with S32K328 After HSE Installation こんにちは、 @adalovelaceさん HSEの設置およびプロビジョニングは、生産プロセスにさまざまな方法で統合でき、お客様はプログラミング、キープロビジョニング、セキュリティ設定、製造責任に関して独自の要件を持つことが多いです。 そのため、あらゆるプロジェクトに適合する単一の製造手順は存在しない。以下の流れは、プロセスがどのように一般的に構成されているか、どの依存関係を考慮すべきかの一般的なアイデアを提供するものであり、必ず追随すべき正確な順序を定義するものではありません。 1. HSEファームウェアは通常、デバイスの初期プログラミング時にインストールされます。本番環境ツールは、暗号化されたHSEファームウェアイメージとブートローダー、アプリケーションイメージをプログラムできます。リセット後、SBAFは認証を行い、HSEファームウェアをセキュアフラッシュ領域にインストールします。 最近、IVTメソッドでファームウェアをインストールするためにプロジェクトを修正する方法について、詳細な説明を書きました: https://community.nxp.com/t5/S32K/HSE-Firmware-install-in-S32k322-microcontroller/m-p/2416136/highlight/true#M61185 その後、HSEの初期化が成功裏に完了したことを確認し、HSEの状態を読み取ることができます。 IVTによる設置が最も便利な方法です。しかし、デフォルトの位置情報方法やMU方法でのインストールもあります。すべての方法はHSE-Bファームウェアのリファレンスマニュアルに記載されています。また、「HSE FW install for S32K3xx [AN744810]」というアプリケーションノートもあり、ドキュメント-> Secure files: https://www.nxp.com/products/S32K3 典型的な手順は次のとおりです。 - IVT、暗号化されたHSEファームウェアイメージ、ブートローダーおよびアプリケーションのプログラムを行います。 デバイスをリセットし、HSEの初期化が完了するまでお待ちください。 - HSEのインストール状況、ファームウェアのバージョン、および関連するステータスレジスタを確認します。 - アプリケーションキーカタログを最終プロジェクトの構成に合わせてフォーマットします。 必要な本番環境用キーを準備または生成します。 - セキュアブート、デバッグ認可、その他のセキュリティ属性の設定。 必要な機能テストおよび生産テストを実施する。 - セキュリティ構成が正常に検証された後にのみデバイスライフサイクルを進める。 開発および本番環境への準備のほとんどは、CUST_DEL で行う必要があります。OEM_PRODおよびその後のIN_FIELDへの移行は、鍵マネジメントやデバッグ機能を制限するため、プロビジョニングの終盤にスケジュールされるべきです。 2. このプロセスは、ティア1またはEMSパートナーのいずれかによって実行される場合があります。NXPはどの会社が物理的に手術を行うかを規定していません。Tier 1 は通常、以下を定義し、所有します。 必要なHSEファームウェアバージョンとメモリ構成 キーカタログのレイアウト 生産キー階層とプロビジョニング方法 セキュアブート構成 ライフサイクル移行ポリシー デバッグアクセスポリシー 生産受入基準 EMSは承認された制作スクリプトやプログラミングパッケージを使ってこれらのステップを実行することがあります。ただし、秘密の製造鍵は、通常の平文プログラミングデータとして提供してはなりません。信頼できない製造環境でプロビジョニングが行われる場合は、適切な安全なプロビジョニング方法を用いなければなりません。 HSEファームウェアは、半導体製造時にデバイスにインストールされていません。当社では工場出荷時のプログラミングサービスは提供しておりません。 インストール済みバージョンはHSEファームウェアのバージョン属性を読み取って確認できます。 3. 上記の投稿を参照してください。 https://community.nxp.com/t5/S32K/HSE-Firmware-install-in-S32k322-microcontroller/m-p/2416136/highlight/true#M61185 すべての手順は自動化可能です。 4. HSEデモ例(https://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=S32K3_HSE_DemoExamples)は、ファームウェアのインストール、キーカタログのフォーマット、鍵インポート、暗号サービス、セキュアブート、ライフサイクルマネジメント、デバッグ認証の例を提供します。HSEファームウェアリファレンス・マニュアルおよびHSEサービスAPIリファレンス・マニュアルは、自動化生産ツールを実装するために必要なインストール手順、サービス記述子、属性、リターンコード、ステータス情報を説明しています。 セキュアブートのために、以下のアプリケーションノートを提供します: https://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=AN13465 Secure Bootアプリケーションノートの最新バージョンv0.1.1.0です(AN744511)2021年にリリースされ、以下からダウンロード可能です: https://www.nxp.com/products/S32K3 アプリケーションノートはこちらでご覧いただけます: ドキュメント -> Secure Files -> Secure Boot アプリケーションノート v0.1.1.0 (AN744511) 関連するデモプロジェクトはこちらからダウンロードできます: Design Resources - > ソフトウェア - > Secure Files - > SecureBootAppNoteDemo(SW745310) ソフトウェアは更新されていないので、興味があれば前述SW745310を使ってください。 セキュアブートの他の例は、前述のHSEデモ例で見つけることができます。高度なセキュアブート、基本的なセキュアブート、およびSHEセキュアブートの3つのモードすべてについて例があります。 検証に関しては、具体的に何を検証する必要があるかによって異なります。HSEファームウェア – read attribute service(hseAttrFwVersion_t)でバージョンを読み取ることができ、MU_0のFSRおよびGSRレジスタ、0x4039C028のHSE GPRレジスタのHSEステータスを読み取ることができます(これらのレジスタはすべてHSE-Bファームウェアのリファレンスマニュアルに記載されています)。 キーを検証するには、HSE_SRV_ID_GET_KEY_INFOサービスを使ってキー情報(キーフラグ、キー値自体ではなく)を取得できます。一部の鍵は、プレーンまたは暗号化された形でエクスポート(公開)することができます。鍵の妥当性を検証するもう一つの方法は、既知の答えを用いたテストです。例えば、定義されたメッセージをCMACサービスに送信し、生成されたMACをあらかじめ計算された期待値と比較することで実行できます。 よろしくお願いいたします。 ルーカス
View full article
S32K311 – RXIMR Register Cleared After Exiting Freeze Mode Hi, I am using an S32K311 MCU on a custom hardware board. I have configured the CAN hardware filter to accept standard CAN message IDs in the range 0x7E8 to 0x7EF. However, I am still able to receive CAN messages with other IDs. Observation: I initialize the CAN controller while it is in Freeze mode. After initialization, I configure the CAN hardware filter. The RXIMR[0] register is successfully updated with the expected mask value (0x000007F8). However, immediately after exiting Freeze mode, the RXIMR[0] register is cleared (reset to 0). Expected Behavior: The RXIMR[0] register should retain the configured mask value after exiting Freeze mode so that the CAN controller accepts only message IDs in the range 0x7E8 to 0x7EF. Actual Behavior: After executing FlexCAN_Ip_SetStartMode(instance), the RXIMR[0] register is cleared, and the CAN controller starts receiving messages with all IDs. CAN Configuration: Standard ID mailbox configuration: static Flexcan_Ip_DataInfoSetType FlexcanDataInfoArray[] = { { .mbIdx = RX_STD_MB_IDX, .msgId = 0x000007E8U, .mask = 0x000007F8U, .dataInfo = { .msg_id_type = FLEXCAN_MSG_ID_STD, .data_length = 8U, .is_polling = FALSE, .is_remote = FALSE }, .rxBuffer = &RxBuffer[0] } }; CAN Initialization Sequence: void CAN_HAL_Init(uint8 instance, MCS_CanBaudType selectedBaudrate, uint8 stack, CAN_CommType commMode) { FlexCAN_Ip_DisableInterrupts(instance); for (uint8 idx = 0U; idx < FlexcanDataInfo.numInfo; idx++) { FlexCAN_Ip_AbortTransfer(instance, FlexcanDataInfo.canInfo[idx].mbIdx); } FlexCAN_Ip_EnterFreezeMode(instance); while (!CAN_IsControllerInFreezeMode(instance)) { /* Wait for Freeze mode */ } Flexcan_Ip_ConfigType localConfig = FlexCAN_Config0; Can_Stack_Status = stack; CAN_CommSts.CommSt = CAN_COMM_RUN; switch (selectedBaudrate) { case CAN_BAUDRATE_500K: localConfig.bitrate.preDivider = 1U; break; case CAN_BAUDRATE_250K: localConfig.bitrate.preDivider = 3U; break; default: return; } switch (commMode) { case NORMAL_MODE: localConfig.flexcanMode = FLEXCAN_NORMAL_MODE; break; case LISTEN_MODE: localConfig.flexcanMode = FLEXCAN_LISTEN_ONLY_MODE; break; case FREEZE_MODE: localConfig.flexcanMode = FLEXCAN_FREEZE_MODE; break; default: localConfig.flexcanMode = FLEXCAN_LISTEN_ONLY_MODE; break; } #if ((VDR == TGT_311) || (VDR == TGT_322)) CAN_Transceiver_SetNormalMode(); #elif (VDR == EVK_344) TJA1443_SetMode(TJA1443_MODE_NORMAL); #endif FlexCAN_Ip_Init(instance, &FlexCAN_State0, &localConfig); CAN_HAL_EnableErrorInterrupts(instance); FlexCAN_Ip_SetRxMaskType(instance, FLEXCAN_RX_MASK_INDIVIDUAL); for (uint8 idx = 0U; idx < FlexcanDataInfo.numInfo; idx++) { Flexcan_Ip_DataInfoSetType *mbInfo = &FlexcanDataInfo.canInfo[idx]; FlexCAN_Ip_SetRxIndividualMask(instance, mbInfo->mbIdx, mbInfo->mask); FlexCAN_Ip_ConfigRxMb(instance, mbInfo->mbIdx, &mbInfo->dataInfo, mbInfo->msgId); FlexCAN_Ip_Receive(instance, mbInfo->mbIdx, mbInfo->rxBuffer, FALSE); } FlexCAN_Ip_SetStartMode(instance); while (CAN_IsControllerInFreezeMode(instance)) { /* Wait until the controller exits Freeze mode */ } IntCtrl_Ip_EnableIrq(FlexCAN0_1_IRQn); IntCtrl_Ip_EnableIrq(FlexCAN0_0_IRQn); FlexCAN_Ip_EnableInterrupts(instance); } Support Required: Why is the RXIMR[0] register cleared after executing FlexCAN_Ip_SetStartMode(instance)? Is there anything incorrect in my CAN initialization sequence? Is there any additional configuration required to retain the individual RX mailbox mask values after exiting Freeze mode? Could this behavior be related to the FlexCAN driver implementation or the S32K311 hardware configuration? Could you please review the initialization sequence and provide guidance on how to resolve this issue? Thanks. Re: S32K311 – RXIMR Register Cleared After Exiting Freeze Mode Hi@emb-sourdev Each ID filter table element occupies an entire 32-bit word. One, two, or four Identifier Acceptance Filters (IDAFs) can compound each element, depending on MCR[IDAM]. The following tables show the IDAF indexing. The default IDAM is 0b00, corresponding to Format A: Therefore, the upper 11 bits constitute the mask for the standard ID. Therefore, your mask setting is incorrect: The correct value to write should be: FlexCAN_Ip_SetRxIndividualMask(INST_FLEXCAN_0, RX_MB_IDX, 0x7F8<<18); Instead of: FlexCAN_Ip_SetRxIndividualMask(INST_FLEXCAN_0, RX_MB_IDX, 0x000007F8U); The change you observe in the RXIMR register after exiting Freeze mode can be explained. In S32K3-RM: the chapter :73.6.2.22 Receive Individual Mask (RXIMR0 - RXIMR95) "The CPU can only access the RXIMR registers when the module is in Freeze mode; otherwise, the module blocks them. Reset does not affect these registers. They are located in RAM and must be explicitly initialized prior to any reception."
View full article