皆さんこんにちは。私は現在、EB tresosを使ったNXPS32K388,RTD 5バージョンのドライバで働いています。
eMIOSチャネルマスターとUCチャネル選択の仕組みについて教えていただけますか?
eMIOS上の単一のマスターバス(0または1または2)ですべてのemiosチャネルを参照するのに十分でしょうか?(eMIOS 0は3チャネル、eMIOS 1は5チャネル使用)
マスターのデフォルト期間を設定する理由は何ですか?PWM期間とデューティサイクルをどのように制限または影響していますか?
私が使用しようとしているPWMモードはOPWMBです。
また、PWMおよび関連するMclモジュールの設定手順を段階的に説明した参考資料があれば、ぜひ共有してください。
ありがとうございます。
サンバシバ。
こんにちは、 @Sambasivaさん
まず、カウンターバスにはグローバルバスとローカルバスの2種類があります。
主な違いは、ローカルバスは特定のチャネルでしか時間基準として使えないことです。各チャネルに対応しているカウンターバスは、S32K3xxリファレンスマニュアル12版の表405に記載されています。
また、カウンターバスは同じeMIOSインスタンスに属するチャネルにのみ割り当てられることを覚えておいてください。したがって、異なるeMIOSインスタンスからPWMチャネルを使用する必要がある場合は、各インスタンスごとにカウンターバスを設定する必要があります。
グローバルバスとローカルバスの選択は、あなたのアプリケーション要件によります。複数のPWMチャネルが同じタイムベースを共有する必要がある場合、選択したバスがそれらのチャネルに利用可能であれば、同じカウンターバスに割り当てることができます。
カウンターバス構成がPWM周波数にどのように影響するか、またクロックやプリスケーラのパラメータがどう関わるかについては、Threadの eMIOS PWM構成で40%デューティサイクル1秒を確認することをお勧めします。そのThreadでは、選択した構成に応じたPWM周波数の計算方法を詳しく説明しています。
BR、VaneB