Multi Source Translation Content

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

Multi Source Translation Content

ディスカッション

ソート順:
FRDM-IMX95-1 is stuck with fsl-se-fw se-fw2: Response Failure = 0x29 The EdgeLock Enclave (ELE) / System Manager firmware fails to initialize during boot:   [ 0.182931] fsl-se-fw se-fw2: Command Id[23], Response Failure = 0x29 [ 0.182942] fsl-se-fw se-fw2: Failed to initialize ele fw. Because ELE fails to initialize: The Mali GPU (4d900000.gpu) power domain stays off, triggering an ARM64 SError Interrupt kernel panic when Linux probes the GPU. Disabling the GPU node allows boot to proceed further, but USDHC storage (mmc0 and mmc1) fails initialization with error -5, preventing Linux from mounting the root filesystem (/dev/mmcblk*p2). Using "Reinstall system" does not resolve this issue. Could an admin please reflash the primary bootloader/ELE firmware on unit FRDM-IMX95-1? Cloud Lab online laboratory Virtual test Re: FRDM-IMX95-1 is stuck with fsl-se-fw se-fw2: Response Failure = 0x29 Hello, Could you please share more about your testing SW/HW setup? If you are using a custom image please share the changes. Also, please try to re-flash the board. Best regards.
記事全体を表示
FRDM-IMX95-1 卡在 fsl-se-fw se-fw2:响应失败 = 0x29 EdgeLock Enclave (ELE) / 系统管理器固件在启动过程中初始化失败:   [ 0.182931] fsl-se-fw se-fw2:命令 ID[23],响应失败 = 0x29 [0.182942]fsl-se-fw se-fw2:无法初始化ele fw。 因为 ELE 初始化失败: Mali GPU(4d900000.gpu)功率域保持关闭状态,当 Linux 探测 GPU 时,会触发 ARM64 SError 中断内核崩溃。 禁用 GPU 节点后,启动可以继续进行,但USDHC 存储(mmc0 和 mmc1)初始化失败,错误代码为 -5,导致 Linux 无法挂载根文件系统(/dev/mmcblk*p2)。 使用“重新安装系统”无法解决此问题。管理员能否重新刷写FRDM-IMX95-1设备上的主引导加载程序/ELE 固件? 云实验室 在线实验室 虚拟测试 Re: FRDM-IMX95-1 is stuck with fsl-se-fw se-fw2: Response Failure = 0x29 你好, 能否请您详细介绍一下您的测试软硬件配置? 如果您使用的是自定义图片,请分享更改内容。 另外,请尝试重新刷写板。 顺祝商祺!
記事全体を表示
S32K3 の Trace32 によるセキュア デバッグのロック解除 こんにちは、S32K3チーム 現在、セキュア デバッグ ロック解除に関する問題が発生しています。 私が使用しているデバッガーは Trace32 と AUTOSAR os です。 ライフ サイクル (LC) が OEM に切り替えられ、セキュア デバッグがパスワード モード (チャレンジ レスポンスではない) で構成されています。 設定されたTESTパスワードは次のとおりです。 0xFFEEDDCCBBAA99887766554433221100 LCを切り替える前に、HASH値が正しく一致していることを確認しました。 セキュア デバッグのロックを解除するために、次の 2 つの方法を試しました。 Trace32 コマンドの使用: システムオプション キーコード %バイト 0xFF 0xEE 0xDD 0xCC 0xBB 0xAA 0x99 0x88 0x77 0x66 0x55 0x44 0x33 0x22 0x11 0x00 S32_JTAG_WRITE.cmmスクリプトの使用 ただし、どちらの方法でもセキュア デバッグのロックを解除できませんでした。 次に何をチェックすべきか、または見落としている可能性のある原因についてご指導いただければ幸いです。 参考までにスクリプトを添付しました。 よろしくお願いいたします。 NewbieNerd_0-1768555507583.png #HSE #セキュアデバッグ Re: S32K3 Unlock Secure Debug with Trace32 最近テストしてみました。添付のスクリプトを参照してください debug_authorization.cmm は、パスワードを入力して他のスクリプトを呼び出す方法を示します。 添付ファイルを直接送信します。 Re: S32K3 Unlock Secure Debug with Trace32 こんにちは、 私も同じ環境で同じ問題に直面しています。 ファイルも私に共有してもらえますか?ご協力いただけると大変ありがたいです。 ご回答をお待ちしています。 Re: S32K3 Unlock Secure Debug with Trace32 親愛なるNewbieNerd様、 私も同様の環境で同じ問題に直面しています。 もし解決できたなら、その解決策を共有し、以前のセットアップと比べて何が変わったのか説明していただけますか? あなたの経験は大変貴重であり、私の側でこの問題の解決を図る上で非常に役立ちます。 お時間をいただき、サポートありがとうございます。 Re: S32K3 Unlock Secure Debug with Trace32 新しいチケットを作成してください。そうすれば、私があなたに送信します。ご理解いただきありがとうございます。 https://www.nxp.com/support/support:SUPPORTHOME Re: S32K3 Unlock Secure Debug with Trace32 ご返信ありがとうございます。 すでにサポートチケット(Case#00994181)を作成しており、現在は別のサポートエンジニアが対応しています。可能であれば、チケットを見たり追加のサポートを提供したりできますか? 改めてサポートありがとうございます。
記事全体を表示
NXP製トラクション/アキシャルモーター用リファレンスファームウェア こんにちは、 私は牽引/軸流制御モーターのプロジェクトに取り組んでおり、NXPの軸流モーター開発のリファレンスソフトウェアについて知りたいと思っています。これは進行中のプロジェクトの再調査と開発に非常に役立つでしょう。 そこで、この問題の解決策を提供してほしいとお願いしていますし、またNXPのトラクション/アクシアルモーターのリファレンスソフトも研究開発の有力な参考になるでしょう。 ありがとうございます パヴァン Re: NXP reference firmware for traction/axial motors こんにちは、 NXPは軸流磁束モーター専用のソフトウェアを提供していません。ほとんどの場合、軸方向磁束PMSMモーターは従来のラジアルフラックスPMSMモーターと同じPMSM FOC参照ソフトウェアで制御可能です。主な変更点はモーターのパラメータ設定(Rs、Ld、Lq、極対数、磁束鎖交など)であり、制御アルゴリズムは基本的に同じままです。 典型的な出発点は以下のとおりです。 S32K344 / S32K396 モーター制御のリファレンスデザイン PMSMの磁界指向制御(FOC)の例 AMMCLIB モーター制御ライブラリ モデルベース設計ツールボックスの例(MATLAB/Simulinkを使用する場合) よろしくお願いいたします。 ピーター
記事全体を表示
PNEV7642FAMAパック SDK_2_12_1_PNEV7642FAMA の Keil MDK プロジェクトには PackID NXP.PN7642_DFP.15.0.0 が必要ですが、 https://mcuxpresso.nxp.com/cmsis_pack/repo/NXP.pidxには存在せず、直接パック URL にアクセスすると 404 が返されます。NXPをご提供ください。PN7642_DFP.15.0.0.pack、またはアクセスを有効にしてください。 Re: PNEV7642FAMA pack こんにちは、 @Sinrow さん。 PackID NXP。PN7642_DFP.15.0.0はセキュリティファイルで、NXPとNDAに署名し、このファイルをリクエストする必要があります。
記事全体を表示
imx93 lpddr4x 配置 JSL4BAG16 不稳定 各位专家好: 我有一个关于 JSL4BAG16 的 lpddr4x 配置的问题,配置后,它通过了“功能”测试,但有时会在“优化->Vref 进行 CA 优化”处失败,不是每次都失败,只是偶尔会失败。 当测试“vTSA ->CA eye”时,显示通过,但同时也显示了一些“错误日志”。 我有一个关于如何调整“Vref DQ 配置”和“Vref CA 配置”的问题?JSL4BAG16 的 Vref 值与“EVK 中使用的 Microns”不同,是否需要设置范围 0 或范围 1? 据我所知,Vref DQ 是根据“眼图”测试结果进行配置的,但是眼图有“读取图”和“写入图”之分,我应该使用哪一个呢? 我已附上 JSL4BAG 的数据表和“CA eye”测试日志及 mex 文件。     此致。 Re: imx93 lpddr4x config for JSL4BAG16 unstable 你好, LPDDR4X 是https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors-Knowledge-Base/i-MX-93-Memory-Compatibility-Guide/ta-p/1725656的一部分 对于 Vref DQ 调谐,请使用 JSL4BAG16 的范围 1(默认值),并使用写入眼图,而不是读取眼图。   不要重复使用 Micron/EVK 设置,务必为您的JSL4BAG16 重新调整 Vref。 Re: imx93 lpddr4x config for JSL4BAG16 unstable 嗨 Oswalag: 谢谢回复。我已经通过了“i.MX 配置工具”的测试,并在“优化”测试结果中使用了 DQ 和 CA 的“Vref”。 但它仍然存在两个问题: 1.某些板无法显示“CA图表”,“CA Eye”测试也存在一些错误,但显示通过。 2.更新 lpddr4x_timing.c 后使用“i.MX 配置工具”生成,所有板都已通过测试,当我在系统中运行“memtest”时,它会在“地址卡住”处失败,并非总是如此,但有时会失败。 此致。 Re: imx93 lpddr4x config for JSL4BAG16 unstable 我的 frdm-imx93 板上也有同样的芯片,但它无法使用现成的镜像正常启动。如何解决这个问题? Re: imx93 lpddr4x config for JSL4BAG16 unstable 不,我没有。我们使用现成的 frdm-imx93 板和 flex-installer 提供的现成镜像。 入门手册中没有提到“i.Mx 配置工具”。 具体流程是什么?是否有使用手册?入门需要完成哪些步骤? 这是否也意味着我们不能对所有frdm-imx93板使用1个标准镜像,而是需要检查每个板,或者根据板载DDR内存的不同,准备两到三个镜像版本? 请注意,我们希望我们和我们的(共同)客户都能采用现成的行为模式。 Re: imx93 lpddr4x config for JSL4BAG16 unstable 嗨,SynchronicIT: 您是否已使用“i.MX 配置工具”通过 DDR 测试?你需要先传递它,然后再使用 lpddr4x_timging.c由“i.MX 配置工具”生成。 Re: imx93 lpddr4x config for JSL4BAG16 unstable 您好: 看来您使用的是 NXP 官方的“FRDM i.MX 93 开发板”和官方版本。应该没问题。您不需要进行“DDR测试”。我没有“FRDM板”。或许你可以参考NXP提供的关于如何使用该电路板的文档。
記事全体を表示
GUI Guider v1.9.0 インストーラーを探しています 現在、GUI Guider v1.9.0で作成されたプロジェクトに取り組んでいます。互換性の理由から、正確なv1.9.0インストーラーを入手する必要がありますが、公式NXPのウェブサイトでは今は新しいバージョンしか提供していません。 Gui-Guider-Setup-1.9.0ファイルはまだ手元にある方や、この古いバージョンをダウンロードできる場所をご存知の方はいらっしゃいますか?また、v1.9.0のプロジェクトを新しいバージョン(例:v1.10.0)で直接開いた場合、互換性の問題は起きませんか? 何か助言やアドバイスがあれば大変ありがたいです。ありがとうございます! Re: Looking for GUI Guider v1.9.0 installer こんにちは@李先森さん 投稿ありがとうございます。GUI Guider v1.9.0のインストーラーは提供されなくなりました。 しかし、GUI Guiderは前回のメジャーバージョンおよび関連するマイナーバージョンで作成されたプロジェクトをアップグレードできます。したがって、GUI Guider v1.10.xを直接使い、GUI Guider v1.9.xで作成されたプロジェクトをインポートできます。 お役に立てば幸いです。 BR セレステ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 注:この投稿があなたの質問への回答になっている場合は、「解決策として承認」ボタンをクリックしてください。ありがとう! -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
記事全体を表示
imx93 lpddr4x config for JSL4BAG16 unstable hi experts:     I have a problem about lpddr4x config for  JSL4BAG16,  after config , it passes "functional" test,  but sometimes fail at "Optimization->Vref for CA optimization",  not fail all the time, but sometimes.     When test "vTSA ->CA eye",  it shows pass, but some "error log" shows also.     I have a question about how to tune the "Vref DQ config" and "Vref CA config" ? JSL4BAG16's Vref  value  is difference with "Microns which used in EVK", does it need to set rang 0 or rang 1 ?      And as I know, the Vref DQ is config according to "eye diagram" test result , but there are "read diagram" and "write diagram" , which one should I use?      I have attached the datasheet of JSL4BAG and "CA eye" test log and mex file.        Best Regards. Re: imx93 lpddr4x config for JSL4BAG16 unstable Hello, The LPDDR4X is part of the https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors-Knowledge-Base/i-MX-93-Memory-Compatibility-Guide/ta-p/1725656 For Vref DQ tuning use Range 1 (default) for JSL4BAG16 and use the write eye diagram, not read.   Do not reuse Micron/EVK settings, always retune Vref for your JSL4BAG16. Re: imx93 lpddr4x config for JSL4BAG16 unstable HI Oswalag:        Thanks for reply . I have passed the test with "i.MX config tool",  and use the "Vref" of DQ and CA in the "Optimization" test result.       But still has two problem:     1. some board , it could not show "CA Charts" , "CA Eye" test has some error, but it shows pass     2. After update the lpddr4x_timing.c which generated by "i.MX config tool" with all passed board,  when I run "memtest" in system, it will fail at "Stuck Address" , not always, but sometimes.     Best Regards.  Re: imx93 lpddr4x config for JSL4BAG16 unstable I have the same chip on my frdm-imx93 board that doesn't boot properly with the off the shelf images. How to solve it? Re: imx93 lpddr4x config for JSL4BAG16 unstable No, I haven't. We are using the off-the-shelf frdm-imx93 boards with the off-the-shelf images as provided by the flex-installer.  the getting started manual does not mention an "i.Mx config tool".  what would be the procedure? Is there a manual and what steps do need to be replaced in the getting started? does this also mean we cannot use 1 standard image for all frdm-imx93 boards but need to check each board or have two or three image versions depending on the on-board ddr? do mind, we're expecting an off-the-shelf behavior for us and our (shared) customers.  Re: imx93 lpddr4x config for JSL4BAG16 unstable HI   SynchronicIT :      Have you passed the DDR test with "i.MX config tool" ?  You need to pass it first, and then use the lpddr4x_timging.c generated by  "i.MX config tool". Re: imx93 lpddr4x config for JSL4BAG16 unstable HI : I seems that you are using the NXP official "FRDM i.MX 93 development board" and the official release.  It should be ok. You don't need to do "DDR test".  I don't have the "FRDM board". Maybe you can reference to the document from NXP of how to use the board. 
記事全体を表示
PNEV7642FAMA 包 来自 SDK_2_12_1_PNEV7642FAMA 的 Keil MDK 项目需要 PackID NXP.PN7642_DFP.15.0.0,但该 PackID 在:·https://mcuxpresso.nxp.com/cmsis_pack/repo/NXP.pidx·中缺失,并且直接的 pack URL 返回 404。请提供 NXP.PN7642_DFP.15.0.0.pack 或启用访问权限。 Re: PNEV7642FAMA pack 你好@Sinrow PackID NXP.PN7642_DFP.15.0.0 是安全文件,您需要与 NXP 签署保密协议,然后才能申请此文件。
記事全体を表示
Enabling Multi-User Functionality in AAOS 15 on i.MX8 QuadMax with Multi-Display Setup Hello Team, We are using Android Automotive OS (AAOS) 15 on the i.MX8 QuadMax platform. Our current hardware setup includes three displays: Main Central Display (Driver/Center Display) Passenger Display Instrument Cluster Display We would like to enable and validate Android multi-user functionality on this platform, including support for user switching, guest users, and user-specific applications/settings. Could you please provide guidance on the following: What configurations are required to enable multi-user support in AAOS 15 on i.MX8QM? Are there any BSP-specific changes needed from the NXP side? Which framework overlays, feature flags, or system properties must be enabled? Any guidance or recommended steps would be greatly appreciated.   Thank you. Re: Enabling Multi-User Functionality in AAOS 15 on i.MX8 QuadMax with Multi-Display Setup Hi @harshi03  Please refer to the official Android Automotive documentation: Android Automotive multi-user support Foreground and background user system handling For concurrent users on multiple displays, please refer to the Android Automotive multi-display and occupant-zone architecture: Android Automotive 15 features Multi-Display Communications API Best Regards, Zhiming
記事全体を表示
マルチディスプレイセットアップによるi.MX8 QuadMax上のAAOS 15におけるマルチユーザー機能の有効化 こんにちは、チームの皆さん、 i.MX8 QuadMax プラットフォーム 上で Android Automotive OS(AAOS) 15 を使用しています 。 現在 の ハードウェア 構成は 、 3つの ディスプレイ で構成されています 。 メインセントラルディスプレイ(運転席/センターディスプレイ) 乗客ディスプレイ インストルメントクラスターディスプレイ この プラットフォーム 上で 、 ユーザー 切り替え、 ゲスト ユーザー 、 ユーザー固有の アプリケーションや設定 のサポート を含む Android マルチユーザー 機能を 有効 化・ 検証 したい と考えています。 CAN you please provide guidance on the following: i.MX8QM の AAOS 15 で マルチユーザー サポート を有効にする には どのような 構成 が必要です か? NXP 側 で BSP固有の 変更 が 必要 でしょ う か ? どの フレームワーク オーバーレイ、 機能 フラグ、 または システム プロパティ を有効に する 必要があります か? 何か ご助言 や 推奨される 手順が あれば、 大変 ありがたい です 。   よろしくお願いします。 Re: Enabling Multi-User Functionality in AAOS 15 on i.MX8 QuadMax with Multi-Display Setup こんにちは、 @harshi03さん 公式のAndroid オートモーティブ ドキュメントをご参照ください: Android オートモーティブ マルチユーザー サポート 前景および背景のユーザーシステム処理 複数のディスプレイで同時利用する場合は、Android Automotiveのマルチディスプレイおよび占有ゾーンアーキテクチャを参照してください。 Android オートモーティブ 15の機能 マルチディスプレイ通信API よろしくお願いします、 志明
記事全体を表示
TJA1040T/CM,118 → TJA1044CT/0Z Migration: Functional & Software Differences 1. Introduction This document provides a detailed technical comparison between the TJA1040T/CM,118 (now EoL) and its recommended replacement, the TJA1044CT/0Z, with a focus on hardware and software compatibility. Our AH1308 Application Hints explicitly confirm that all Mantis-family transceivers (including the TJA1044) are drop-in replacements for the TJA1040 and TJA1042, as long as the SPLIT pin is not used in the existing design. Several functional differences nevertheless require engineering review, as detailed in the sections below. 2. Quick Reference: Key Differences at a Glance Key Differences.jpg 3. Pin 5: SPLIT vs. NC The TJA1040 provides an active VCC/2 voltage source on Pin 5 (SPLIT) in Normal mode, which is intended to be connected to the centre tap of a split bus termination network to stabilise the common-mode voltage and reduce EME. In Standby mode the SPLIT output is floating. The TJA1044CT pin 5 is internally not bonded (NC). The following scenarios apply: • SPLIT pin was NOT connected in the existing design: No hardware modification required. The two devices are pin-compatible in this configuration. • SPLIT pin WAS connected for split termination: The centre-tap capacitor should be reconnected to GND directly (passive split termination). This may cause a marginal EME difference, which should be verified against OEM requirements. 4. Wake-up Behavior (Key Functional/Software Difference) The TJA1040 implements "basic wake-up" per the older ISO 11898-2 standard: the low-power receiver monitors the bus and asserts RXD LOW as soon as a single continuous dominant phase longer than tBUS (0.75–5 µs) is detected. No pattern is required. The TJA1044CT implements "wake-up pattern" wake-up per ISO 11898-2:2024: a complete dominant–recessive–dominant (D-R-D) pattern must be received before RXD is asserted. Each phase must meet minimum filter requirements and the entire pattern must complete within the wake-up timeout window. Timing parameters.jpg Software impact: confirm the node is woken using a standard CAN wake-up pattern rather than a single dominant edge. Most CAN stacks already generate a WUP, but this should be verified for the end application. 5. TXD Dominant Time-out Both devices provide the TXD dominant time-out fail-safe (the transmitter is disabled if TXD is held LOW). The function behavior is identical, but the timing parameters differ: Screenshot 2026-07-24 090903.jpg The TJA1044 time-out is longer, which lowers the minimum supported bit rate. This is only relevant for very-low-bit-rate designs. 6. Standby-to-Normal Mode Transition Time The transition time from Standby to Normal mode is longer on the TJA1044CT. If the µC firmware drives STB LOW and immediately begins CAN transmission without a guard delay, the first transmitted frames may be corrupted or lost when using the TJA1044CT.  Standby-to-Normal Mode Transition Time.jpg Recommendation: ensure the µC waits a minimum of 47µs after asserting STB LOW before initiating any CAN frame transmission.  7. Undervoltage Detection and OFF Mode  The TJA1040 has two operating modes (Normal, Standby). When VCC is lost, pins TXD/STB/RXD become floating, with no defined bus disengagement. The TJA1044CT introduces a third operating mode, OFF, with two undervoltage detection thresholds on VCC: 7.jpg This is a fail-safe improvement. The bus is properly disengaged (zero load) when VCC is insufficient, preventing an unpowered node from affecting bus communication. No software change is required to benefit from this feature. 8. VCC Range and Additional Electrical Improvements The TJA1044CT offers several electrical improvements over the TJA1040 that are fully backward compatible and require no design changes: 8.jpg 9. Summary of Required Actions 9.jpg
記事全体を表示
Installing MCUXpresso IDE and SDK (Japanese blog) 0. What is this article about? NXP's software development environment for microcontrollers, MCUXpresso , and its SDK are provided free of charge, and anyone can easily install it and start running sample code right away .😃 This blog post will show you step-by-step how to install the MCUXpresso IDE and SDK. * In this article, we will use FRDM-MCXA153 as the example board. スクリーンショット 2025-11-18 5.26.04.png We have released a video explaining the installation procedure. You can watch it from this link . スクリーンショット 2025-11-18 5.18.23.png   table of contents 0. What is this article about? 1. What is MCUXpresso IDE? 2. Log in to nxp.com 3. Installing MCUXpresso IDE 4. Installing the SDK 4.1 Starting the MCUXpresso IDE and the Workspace 4.2 SDK Installation Procedure 4.3 Ready! 5. Bonus: To test the operation of the circuit board as is... Reference materials 1. What is MCUXpresso IDE? The various sample codes for general-purpose microcontrollers provided by NXP are designed to run on MCUXpresso , a software development environment provided free of charge by NXP. MCUXpresso comes in two versions: " MCUXpresso IDE (hereinafter referred to as IDE)" and " MCUXpresso VisualStudio Code (hereinafter referred to as VSC)." IDE is an application that combines all functions into one. VSC is provided as a plugin for VisualStudio Code provided by Microsoft. In this blog, we will introduce how to install the IDE and SDK . The IDE runs on Windows, macOS, and Linux, and can be operated with the same user interface on all operating systems. To try out the sample code that runs on MCUXpresso, you must first install the IDE and then install the SDK for the microcontroller/board (target) that you want to run the code on. IDE stands for Integrated Development Environment , and is an integrated development environment application. This application includes an editor for editing source code, a toolchain such as a compiler and linker, and software that organizes code into projects and manages them together with various settings. SDK stands for Software Development Kit and contains the driver code and configuration information required for each microcontroller chip. The SDK must be installed for each microcontroller chip or board (target) you wish to create. スクリーンショット 2026-03-17 10.07.24.png Let's take a step-by-step guide on how to install these. This article uses macOS as an example, but the installation can be done on Windows and Linux using almost the same steps. 2. Log in to nxp.com To perform the following steps, you must first log in to nxp.com . If you don't have an nxp.com account yet, please register first and then log in. How to register for a MyNXP account スクリーンショット 2025-11-10 15.56.09.png 3. Installing MCUXpresso IDE Download the IDE installer from the MCUXpresso IDE download site . This download requires user registration on nxp.com, so if you haven't done so yet, please do so in advance. Go to the MCUXpresso IDE download site and press the "Download" button . スクリーンショット 2025-04-28 5.14.18.png The page will scroll and a link button to the download page will appear. Press this "Download" button . スクリーンショット 2025-04-28 5.14.25.png Click the MCUXpresso IDE link . スクリーンショット 2025-04-28 5.14.54.png The terms of use will be displayed. If there are no problems, press the "I Agree" button . スクリーンショット 2025-04-28 5.15.00.png Select the installer that matches your operating system and click the link . スクリーンショット 2025-04-28 5.15.06.png If you are downloading a Linux installer, download the file with the extension ".deb.bin". If you are downloading a Windows installer, download the file with the extension ".exe". The extension for macOS is “.pkg,” but note there are 2 types: Download “macOSX - aarch64” for a Mac equipped with an M1 or later M series (Arm) processor, or “macOSX - 86-64” for a Mac equipped with an Intel CPU. * If the version number is different, please adjust as needed. スクリーンショット 2025-12-01 11.46.26.png Once the download is complete, launch the installer and follow the instructions to complete the installation. スクリーンショット 2025-04-28 5.27.35.png   4. Installing the SDK   4.1 Starting the MCUXpresso IDE and the Workspace Once the installation of MCUXpresso IDE is complete, start MCUXpresso IDE . In macOS, after startup, it will ask you where you want to set your workspace ( around 2:49 in the guide video ). A workspace is a folder where you perform your work. By default, a new folder will be created inside the "Documents" folder within the user's folder. * The image below shows an example of the default settings. In this example, the user is named "demo," so the path is specified as "/Users/demo/...". スクリーンショット 2026-04-05 4.38.46.png You can create a workspace (folder) anywhere within your user folder. In the example below, a folder named "mcux" is created within the user folder, and a workspace named "project0" is created inside it. スクリーンショット 2026-04-05 4.39.24.png 4.2 SDK Installation Procedure Once you launch the application (after launching and specifying the workspace), a welcome screen like the one shown below will appear . Click on "Download and Install SDKs" within this screen. スクリーンショット 2025-04-28 5.36.15.png After querying the server for a while, the display will look like the one below. In this default display state, the right and bottom parts of the display are hidden, so you will need to enlarge the window size or scroll the display as needed. スクリーンショット 2025-04-28 5.42.52.png Expand the window size to secure the display area スクリーンショット 2025-04-28 5.43.51.png Enter the model number of the board or microcontroller you are using in the search field at the top right of the display. Here, we will use the FRDM-MCXA153 as an example, so we entered "A153". As a result, the FRDM-MCXA153 board was displayed as a candidate. スクリーンショット 2025-04-28 6.01.52.png When you select the FRDM-MCXA153 board , the "Install" button will be highlighted, so click on it. スクリーンショット 2025-04-28 6.03.52.png A dialog box will appear during installation. スクリーンショット 2025-04-29 3.34.22.png Once the installation is complete, you will be returned to the welcome screen. Close this display by clicking the tab's close button . スクリーンショット 2025-04-29 3.36.53.png This will be the default display state of the IDE. The installed SDKs are displayed in the Installed SDKs tab in the bottom center pane. スクリーンショット 2025-04-29 3.35.24.png 4.3 Ready! Now you're ready to go! In the "Project Explorer" in the upper left pane, you can create a new project or import and run a project from the SDK, GitHub, or a downloaded project. スクリーンショット 2025-04-29 5.32.28.png 5. Bonus: To test the operation of the circuit board as is... The SDK includes sample code . So far we have installed the SDK using the FRDM-MCXA153 as an example, so we will try out the sample code included. First, connect the board to the computer with a USB cable. For the FRDM-MCXA153, use the USB connector labeled "MCU-Link" (see photo). IMG_4594.JPG In the upper left pane of the IDE, click "Import SDK example(s)..." in the Project Explorer tab . スクリーンショット 2025-04-29 5.39.32.png The installed SDK will be displayed, so click "Next>" . スクリーンショット 2025-04-29 5.39.37.png A list of sample code will be displayed . An example of a blinking LED (= blinking L) can be found in " driver_examples " → " gpio " → " gpio_led_output ", so follow the hierarchy as shown below , check the boxes, and press the "Finish" button . スクリーンショット 2025-04-29 5.40.31.png The sample code has been imported . Click the blue bug icon (Start debugging project) . スクリーンショット 2025-04-29 5.40.55.png A dialog box for selecting the target will appear, so check the displayed board information and press the " OK " button. スクリーンショット 2025-04-29 5.41.15.png The code is built and written to the microcontroller's flash memory. The code is then paused and ready to run . Clicking on the icon consisting of a yellow square and a green triangle (Resume) will run the code on the board. スクリーンショット 2025-04-29 5.41.26.png This sample code alternately outputs HIGH and LOW to a GPIO (General Purpose Input/Output) pin. This pin is connected to a red LED , so the LED blinks . IMG_4597.JPG Reference materials Explainer video: Let's begin! MCUXpresso IDE Related information: Installing MCUXpresso for VSC and SDK (Japanese blog) Change history: 2025-05-07: First Edition 2025-06-26: Added the section "Logging in to nxp.com". 2025-10-28: Link correction 2025-11-10: Link updated 2025-11-14: Added a link to an installation procedure video / Added a section for reference materials. 2025-11-18: Added annotations to the opening image and the circuit board used. Changed the video link image. 2026-03-17: Corrected the diagram in the section "What is MCUXpresso IDE?". 2026-04-05: Added the section "Starting the MCUXpresso IDE and Workspace". 2026-07-24: Added chapter numbers and table of contents. Emphasized video introduction links within "0. What is this article about?".  ========================= We are currently unable to respond to comments in the "Comment" section of this post. We apologize for the inconvenience, but when making inquiries, please refer to `` Technical Questions to NXP - How to Contact Us( Japanese Blog) ''. (If you are already an NXP distributor or have a relationship with NXP, you may ask the person in charge directly.) MCUXpresso IDE can be used free of charge for software development for NXP's MCX series microcontrollers. Also, sample code that can be used with various MCUXpresso IDEs is provided. Here we will explain the installation procedure for the IDE and SDK. After reading this, anyone can easily install the development environment and SDK and even run the sample code! General Purpose Microcontrollers MCUXpresso MCUXpresso IDE MCX Japanese blog
記事全体を表示
MCUXpresso IDEとSDKのインストール (日本語ブログ) 0. この記事は? NXPのマイコン用ソフトウェア開発環境MCUXpressoとそのSDKは無料で提供されていて,誰でも簡単にインストール可能!すぐにサンプル・コードを動かしてみることができます.😃 このブログ記事は,MCUXpresso IDEとSDKのインストール方法をステップ・バイ・ステップで紹介します. ※ この記事では使用する基板の例としてFRDM-MCXA153を使います スクリーンショット 2025-11-18 5.26.04.png インストール手順の解説動画を公開しました.視聴はこちらのリンクから. スクリーンショット 2025-11-18 5.18.23.png   目次 0. この記事は? 1. MCUXpresso IDEって? 2. nxp.comへのログイン 3. MCUXpresso IDEのインストール 4. SDKのインストール 4.1 MCUXpresso IDEの起動とワークスペース 4.2 SDKのインストール手順 4.3 準備完了! 5. おまけ:このまま基板の動作を試してみるには 参考資料 1. MCUXpresso IDEって? NXPが提供している汎用マイコンの各種サンプル・コードは,NXPが無料で提供するソフトウェア開発環境:MCUXpressoで動作するように作られています. このMCUXpressoには「MCUXpresso IDE (以下IDE)」と「MCUXpresso VisualStudio Code (以下VSC)」の2種類があり,IDEはすべての機能をひとつにまとめたアプリケーション.VSCはMicrosoft社が提供するVisualStudio Codeのプラグインとして提供されています. このブログではこの2種類のうち,IDEとSDKのインストールの方法を紹介します. IDEはWindows,macOS,Linuxで動作し,いずれのOSでも同じユーザ・インターフェースでの操作が可能です. MCUXpressoで動作するサンプル・コードを試してみるには,まずその準備としてIDEをインストールし,さらに動作させるマイコン/基板(ターゲット)のSDKをインストールしておかなければなりません. IDEはIntegrated Development Environmentの略で,統合開発環境アプリケーションです.このアプリケーションにはソースコードを編集するエディタをはじめ,コンパイラやリンカといったツールチェーン,コードをプロジェクト単位にまとめて,さまざまな設定と一緒に管理してくれるソフトウェアなどが含まれています. SDKはSoftware Development Kitの略で,マイコン・チップ毎に必要なドライバ・コード,設定情報が含まれています.SDKは作成しようとするマイコン・チップや基板(ターゲット)ごとにインストールしておかなければなりません. スクリーンショット 2026-03-17 10.07.24.png ではこれらのインストール方法をステップごとに解説しましょう. この記事はmacOSを用いた例となっていますが,WindowsやLinuxでもほぼ同じ操作でインストールできます. 2. nxp.comへのログイン これ以降の作業を行うには,あらかじめnxp.comにログインしておかなくてはなりません. もしまだ nxp.com のアカウントをお持ちでない場合には,先に登録を済ませたのちにログインしてください. MyNXPアカウントの登録方法はこちら スクリーンショット 2025-11-10 15.56.09.png 3. MCUXpresso IDEのインストール IDEのインストーラをMCUXpresso IDEのダウンロードサイトからダウンロードします.このダウンロードにはnxp.comでのユーザ登録が必要なので,もしまだであればあらかじめ済ませておきましょう. MCUXpresso IDEのダウンロードサイト行き「ダウンロード」ボタンを押す. スクリーンショット 2025-04-28 5.14.18.png ページがスクロールし,ダウンロードページへのリンク・ボタンが表示される.この「ダウンロード」ボタンを押す. スクリーンショット 2025-04-28 5.14.25.png MCUXpresso IDEのリンクをクリック. スクリーンショット 2025-04-28 5.14.54.png 利用規約が表示される.問題がなければ「I Agree (同意)」ボタンを押す. スクリーンショット 2025-04-28 5.15.00.png 自分が使うOSに合わせたインストーラを選んでリンクをクリック. スクリーンショット 2025-04-28 5.15.06.png ダウンロードするインストーラはLinuxならファイル名末尾の拡張子が「.deb.bin」のものを.Windowsなら「.exe」を. macOS用は拡張子が「.pkg」ですが2種類あります.M1以降のMシリーズ(Arm)プロセッサ搭載のMacなら「MacOSX - aarch64」,インテルCPU搭載のMacなら「MacOSX - 86-64」をダウンロードします. ※ バージョン番号が違う場合は読み替えてください スクリーンショット 2025-12-01 11.46.26.png ダウンロードが完了したら,インストーラを起動.表示される手順に従ってインストールを完了させます. スクリーンショット 2025-04-28 5.27.35.png   4. SDKのインストール   4.1 MCUXpresso IDEの起動とワークスペース MCUXpresso IDEのインストールが完了したら,MCUXpresso IDEを起動します. macOSでは,起動後にワークスペースをどこにするか聞いてきます(ガイド動画2:49付近).ワークスペースとは作業を行うためのフォルダです. デフォルトではユーザ・フォルダの中の,「Documents」の中に新しいフォルダが作られます. ※ 下図はデフォルト設定表示の例.この例ではdemoというユーザ名で作業しているので「/Users/demo/..」のような指定となっています. スクリーンショット 2026-04-05 4.38.46.png  ワークスペース(フォルダ)はユーザ・フォルダの中なら好きな場所にできます.下図の例ではユーザ・フォルダの中に「mcux」を作り,さらにその中で「project0」という名のワークスペースが作られます. スクリーンショット 2026-04-05 4.39.24.png 4.2 SDKのインストール手順 起動(起動とワークスペースを指定を完了)すると,下図のようなウェルカム表示が現れるのでこの中の「Download and Install SDKs」をクリック. スクリーンショット 2025-04-28 5.36.15.png しばらくサーバへの問い合わせを行ったあと,下図のような表示となります.このデフォルトの表示状態では右側と下側の表示が隠れてしまっているので,ウィンドウのサイズを拡げるか,表示を適宜スクロールします. スクリーンショット 2025-04-28 5.42.52.png ウィンドウサイズを拡げて表示域を確保 スクリーンショット 2025-04-28 5.43.51.png 表示右上部の検索フィールドに,使用する基板やマイコンの型番を入力. ここでは例としてFRDM-MCXA153を使うので「A153」を入力した.その結果,FRDM-MCXA153基板が候補として表示された. スクリーンショット 2025-04-28 6.01.52.png FRDM-MCXA153基板を選択すると「Install」ボタンがハイライト表示されるので,これをクリック スクリーンショット 2025-04-28 6.03.52.png インストール中はダイアログボックスが表示される スクリーンショット 2025-04-29 3.34.22.png インストールが完了すると,ウェルカム表示に戻る. この表示をタブのクローズボタンで閉じる. スクリーンショット 2025-04-29 3.36.53.png IDEのデフォルト表示状態になる. 下部中央の表示枠(ペイン)のInstalled SDKタブにインストールされたSDKが表示される スクリーンショット 2025-04-29 3.35.24.png 4.3 準備完了! これで準備は整いました! 左上のペイン内の「Project Explorer」で,新しいプロジェクトを作成したり,SDKやGitHubまたはダウンロードしてきたプロジェクトをインポートして実行してみることが可能です. スクリーンショット 2025-04-29 5.32.28.png 5. おまけ:このまま基板の動作を試してみるには SDKにはサンプル・コードが含まれています. ここまでFRDM-MCXA153を例としてSDKをインストールしたので,そのままこの中にあるサンプル・コードを試してみることにします. まず基板とコンピュータをUSBケーブルで接続しておきます.FRDM-MCXA153では「MCU-Link」の表示のあるUSBコネクタを使います(写真参照). IMG_4594.JPG IDEの左上ペイン内,Project Explorerタブにある「Import SDK example(s)...」をクリック. スクリーンショット 2025-04-29 5.39.32.png インストールされているSDKが表示されるので「Next>」をクリック. スクリーンショット 2025-04-29 5.39.37.png サンプル・コードのリストが表示される. LEDチカチカ(=Lチカ)の例が「driver_examples」→「gpio」→「gpio_led_output」にあるので,下図のように階層をたどってチェックマークを入れ,「Finish」ボタンを押す. スクリーンショット 2025-04-29 5.40.31.png サンプル・コードがインポートされた. 青い虫のアイコン(Start debugging project)をクリック. スクリーンショット 2025-04-29 5.40.55.png ターゲットを選択するダイアログボックスが現れるので,表示された基板の情報を確認して「OK」ボタンを押す. スクリーンショット 2025-04-29 5.41.15.png コードがビルドされ,マイコンのフラッシュ・メモリに書き込まれます.そのあとコードが実行できる状態で一時停止. 黄色の四角とと緑の三角が組み合わさったアイコン(Resume)をクリックすると,基板上でコードが実行されます. スクリーンショット 2025-04-29 5.41.26.png このサンプル・コードはGPIO(General Purpose Input/Output = 汎用入出力)ピンにHIGHとLOWを交互に出すものでした.このピンが赤色のLEDに繋がれているので,LEDが点滅します. IMG_4597.JPG 参考資料 解説動画:さぁはじめよう!MCUXpresso IDE 関連情報:MCUXpresso for VSCとSDKのインストール (日本語ブログ) 変更履歴: 2025-05-07:初版 2025-06-26:「nxp.comへのログイン」の項を追加 2025-10-28:リンクの訂正 2025-11-10:リンクの更新 2025-11-14:インストール手順解説動画へのリンクを追加 / 参考資料の項を追加 2025-11-18:冒頭部の画像と使用基板の注釈追加.動画リンク画像変更 2026-03-17:「MCUXpresso IDEって?」の項の図を訂正 2026-04-05:「MCUXpresso IDEの起動とワークスペース」の項を追加 2026-07-24:章番号と目次を追加.「0. この記事は?」内,動画紹介リンクの強調  ========================= 本投稿の「Comment」欄にコメントをいただいても、現在返信に対応しておりません。 お手数をおかけしますが、お問い合わせの際には「NXPへの技術質問 - 問い合わせ方法 (日本語ブログ)」をご参照ください。 (既に弊社NXP代理店、もしくはNXPとお付き合いのある方は、直接担当者へご質問いただいてもかまいません。) NXPのマイコン:MCXシリーズのソフトウェア開発にはMCUXpresso IDEが無料で使えます. またさまざまなMCUXpresso IDEで使えるサンプル・コードが提供されています.ここではIDEとSDKのインストールの手順を解説します. これを読めば,誰でも簡単に開発環境&SDKをインストールできて,サンプル・コードまで動かすことができます! General Purpose Microcontrollers MCUXpresso MCUXpresso IDE MCX 日本語ブログ
記事全体を表示
MCUXpresso for VSCとSDKのインストール (日本語ブログ) 0. この記事は? NXPのマイコン用ソフトウェア開発環境MCUXpressoは,Microsoft社が無償で配布しているソースコード・エディタ:Visual Studio Code(以下VSC)に対応.拡張機能の「MCUXpresso for VSC」をインストールし,数ステップの手順を踏むだけで,誰でも簡単にインストール可能!すぐにサンプル・コードを動かすことができます.😃 このブログ記事は,MCUXpresso for VSCと,各マイコン用のコードを作成するためのツール:SDKのインストール方法をステップ・バイ・ステップで紹介します. ※ この記事では使用する基板の例としてFRDM-MCXA153を使います スクリーンショット 2025-11-13 5.59.05.png 💡 インストール手順の解説動画を公開しました.視聴はこちらのリンクから. スクリーンショット 2025-11-18 5.17.32.png 目次 0. この記事は? 1. MCUXpresso for Visual Studio Codeとは? 2. 下準備:macOSの場合 2.1 Homebrewのインストール 3. Visual Studio Codeのインストール 4. MCUXpresso for VSCのインストール 5. ツールチェーンのインストール 6. SDKのインポート 7. 準備完了! 8. おまけ:このまま,基板の動作を試してみるには 8.1 サンプル・プロジェクトのインポート 8.2 サンプル・プロジェクトの実行 参考資料 1. MCUXpresso for Visual Studio Codeとは? NXPが提供している汎用マイコンの各種サンプル・コードは,NXPが無料で提供するソフトウェア開発環境:MCUXpressoで動かせます.このMCUXpressoには以下の2種類があり, ①MCUXpresso for Visual Studio Codeは,VSCのプラグインとして提供されます. MCUXpressoの種類 以下略称名 提供方法 ① MCUXpresso for Visual Studio Code ①MCUXpresso-VSC VSCのプラグイン ② MCUXpresso IDE  ②MCUX-IDE すべての機能をひとつにまとめたアプリケーション このブログでは,①MCUXpresso-VSCとSDKのインストールの方法を紹介します. MCUXpresso-VSCはWindows,macOS,Linuxで動作し,いずれのOSでも同じユーザ・インターフェースでの操作が可能です. MCUXpresso-VSCでサンプル・コードを動作させるには,まず準備としてVSC,MCUXpresso-VSC(プラグイン),ツールチェーン(マイコンで動作するコードを生成)をインストールします. その上に,動作させるマイコン/基板に合わせた*SDKをインポートします. *SDKはSoftware Development Kitの略で,マイコン毎に必要なドライバ・コード,設定情報が含まれます.   SDKは作成しようとするマイコンや基板(ターゲット)ごとにインストールしておかなければなりません. ちなみに②MCUX-IDEでもMCUXpresso-VSCと同等の作業が可能です.MCUX-*IDEにはソースコードを編集するエディタをはじめ,コンパイラやリンカといったツールチェーン,コードをプロジェクト単位にまとめて,さまざまな設定と一緒に管理してくれるソフトウェアなどが含まれています. MCUXpresso-VSCと比較すると開発に必要な全てがひとつにまとまっているため,インストールから開発作業までの流れをスムーズに進めることができます.一方,MCUXpresso-VSCはMCUX-IDEに比べて必要なツールを拡張機能(プラグイン)として追加していく構造になっており,必要となるさまざまな機能をカスタマイズできます.ご自身が使いやすい・開発しやすい環境を選択いただければと思います. MCUXpresso-IDEのインストールについては「MCUXpresso IDEとSDKのインストール (日本語ブログ)」を参照 *IDEはIntegrated Development Environmentの略で,統合開発環境アプリケーションです. スクリーンショット 2025-11-12 16.01.57.png それでは,MCUXpresso-VSCとSDKのインストール方法をステップごとに解説しましょう. この記事はmacOSを用いた例となっていますが,WindowsやLinuxでもほぼ同じ操作でインストールできます. 2. 下準備:macOSの場合 Windows, Linux OSのユーザは次のステップの「Visual Studio Codeのインストール」へ進んでください. こちらの「下準備」は,macOSユーザーのみ必要です. macOSユーザでも,すでにHomebrewをインストール済みであれば,再インストールする必要はありません.次のステップの「Visual Studio Codeのインストール」へ進んでください.  macOSでは,MCUXpresso-VSCに必要なツール(コンパイラやリンカ:マイコン用のコードを作成するソフトウェア)や,さらにそれをインストールしたり動かしたりするソフトウェア群を管理するものとして,Homebrewを使うようになっています.Homebrewは「パッケージ・マネージャ」と呼ばれるソフトウェアで,これを先に入れておかなければなりません. 2.1 Homebrewのインストール Homebrewのサイトに行くと,インストールのためのコマンドが掲出されています.これをMac上の「アプリケーション > ユーティリティ > ターミナル」を起動してその中にコピペして実行します. スクリーンショット 2025-11-12 9.55.02.png Homebrewサイト  Homebrewインストール・コマンド (上記サイトから) /bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)" スクリーンショット 2025-11-12 10.09.47.png Mac上のターミナル・アプリケーション スクリーンショット 2025-11-12 10.13.07.png ターミナル内にペーストしたコマンド   コマンドが終了したら,画面に表示された手順に従って次のコマンドを実行 (最初のコマンド実行後の画面表示から).画面内からコピペして実行するので構いません. echo >> /Users/demo/.zprofile echo 'eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)"' >> /Users/demo/.zprofile eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv) さらにインストールができたことを確認するために「brew help」コマンドを入力し,下のような表示が出れば完了です. 表示を確認したら,ターミナルを終了して構いません. スクリーンショット 2025-11-12 10.17.51.png macOSだけの下準備はここまで. 3. Visual Studio Codeのインストール Visual Studio Code (VSC)は各種OS用のアプリケーションとして配布されています.まず,この配布ページへ行って,自分OSに合わせたアプリケーションをダウンロード&インストールしましょう. スクリーンショット 2025-11-12 9.15.21.png インストールが終わったら,VSCを起動します. この記事では画面例を見やすくするため,テーマを白地に変更しました. スクリーンショット 2025-11-12 10.42.53.png   4. MCUXpresso for VSCのインストール 次に拡張機能(プラグイン)のMCUXpresso for VSCをインストールします.VSC内左のアクティビティ・バーで「拡張機能」アイコンをクリックして検索,出てきたMCUXpresso for VSCのインストールボタンを押せばすぐに完了します. スクリーンショット 2025-11-12 15.56.13.png インストール時に「westが見つからない」というエラーが出ますが,これはこのあとすぐインストールするので無視して構いません. スクリーンショット 2025-11-13 8.48.45.png 5. ツールチェーンのインストール 次はMCUXpresso for VSCの中からツールチェーンのインストーラをダウンロードします. スクリーンショット 2025-11-12 10.59.13.png ダウンロードが終わると,インストーラは自動的に起動します.インストーラはまず,バージョンの確認と,操作性改善のためのデータ送信の許可を求めてくるので,それぞれのボタンを押します.その後,インストールする項目を選択する画面が現れます. スクリーンショット 2025-11-12 11.03.04.png FRDM-MCX基板を使う場合,選択項目は「MCUXpresso SDK Developper」と「LinkServer」だけで構いません.クリックすると,各項目の左端に青い帯が現れます.これらを確認したのち「Install」ボタンを押します. スクリーンショット 2025-11-12 11.05.03.png インストールにはしばらく時間がかかります.この記事を書くために再インストールを行なっていますが,この記事を書くにあたって下のような進捗20%の画面で4分停止していました 🤨 追記(2026-07-24): 進捗状況がウインドウ内下部のテキストメッセージで表示されるように改善されています これにかかる時間はネットの混み具合などによって多少長くなります.気長に待つ必要があります.ですがあまりに長いようであれば,いったんキャンセル・ボタンを押して再試行してみてください. スクリーンショット 2025-11-12 11.08.26.png  インストールが完了すると次のような画面が現れ,VSCの再起動を促されます.*これは忘れないように行いましょう! スクリーンショット 2025-11-12 11.26.28.png 6. SDKのインポート (前の節にも書きましたが)ツールチェーンのインストールが終わったら,いったんVSCを終了して起動し直します. 次はSDKのインポートです.今回の例ではNXPのサーバに置いてある,各種の基板用のSDK配布場所からインポートしてみます (このほかNXPのweb上にあるSDKビルダを使ってカスタムしたSDKをインポートしてくることも可能ですが,今回は一番単純な例で解説します). まず,VSC内のアクティビティ・バー(一番左端)内のMCUXpresso-VSC拡張機能アイコンがクリックされた状態にしておいて,「Import Repository」ボタンをクリック.その右側に開いたタブ内で「REMOTE ARCHIVE」を選択 スクリーンショット 2025-11-12 11.37.16.png タブ内上部にある「Package」欄で,いまから使う基板を検索.この中で「153」と打つとFRDM-MCXA153が表示されるのでこれを選択. スクリーンショット 2025-11-12 15.52.04.png そうすると同一画面内にさらに入力項目が表示されます. 「Location」フィールドでSDKのインストール先フォルダを指定します.特に決まったところはなく,好きなところを指定できますが,ファイルの書き込みができるフォルダで,パスに日本語などのマルチバイト文字を含まない方が安全です. 「Create Git Repository」のチェックは任意ですが,特に必要がなければチェックを外します.これによってPC上のディスクの節約ができます.さらに「I agree」のチェックを入れますが,その前にその上にリンクのあるSDKのライセンスに目を通しておくようにしましょう. ここまでくれば,あとは「Import」ボタンを押すだけです. スクリーンショット 2025-11-12 16.11.28.png 7. 準備完了! これで準備は整いました! 左上のQUICKSTART PANEL内のコマンドを使って,新しいプロジェクトを作成したり,SDKやGitHubまたはダウンロードしてきたプロジェクトをインポートして実行してみることが可能です. 8. おまけ:このまま,基板の動作を試してみるには 8.1 サンプル・プロジェクトのインポート SDKにはサンプル・コードが含まれています. ここまでFRDM-MCXA153を例としてSDKをインストールしたので,そのままこの中にあるサンプル・コードを試してみることにします. まず基板とコンピュータをUSBケーブルで接続しておきます.FRDM-MCXA153では「MCU-Link」の表示のあるUSBコネクタを使います(写真参照). IMG_4594.JPG ではサンプルコードをインポートします. MCUXpresso-VSCのパネル内で「Import Example from Repository」ボタンを押します. スクリーンショット 2025-11-12 12.14.50.png 右側に表示されたタブ内で 「Repository:」欄でインポートしたSDKを選択 「Board:」欄はFRDM-MCXA153を選択 「Template:」では表示されるリストの一番上のものを選択 します.このサンプルコードはマイコンのピン入出力動作を確認するもので,基板上のボタンが押されるとそれを認識してLEDを点灯/消灯させます. スクリーンショット 2025-11-12 12.16.16.png テンプレートを選択したら,続いてサンプルコードのインポート先を「Location:」で指定.このフォルダも任意です. その下はツールチェーンの選択です.もしこのようなツールのインストールが初めてなら,選択肢は1 つだけです. 最後に「Import」ボタンを押します. スクリーンショット 2025-11-12 12.30.18.png インポートが完了すると,PROJECTS欄に先ほどとテンプレートと同名のプロジェクトが表示されます. スクリーンショット 2025-11-12 12.32.17.png インポート時に「再構成」を勧められることがあります.これはコードをビルド(コンパイルやリンクなど)するための構成設定が複数あったため.この場合は無視しても構いませんが,「いますぐ構成」ボタンを押した場合には,そのいずれか(どちらでもよい)を選択しておきます.   スクリーンショット 2025-11-13 5.40.56.png 8.2 サンプル・プロジェクトの実行 インポートしたプロジェクトの上にカーソル・ポインタを合わせると,ボタンアイコンが現れます.この中の緑色の右向き三角ボタン(デバッグ・ボタン)を押すと,デバッグ・セッションを開始します. org.gif コードのビルド(コンパイル,リンク),マイコンへの書き込みが完了すると,デバッグ・インターフェースが表示され,プログラムの実行が可能になります. スクリーンショット 2025-11-12 12.39.42.png デバッグ・インターフェース表示状態で,その上部に並んだアイコン・ボタンのうち,「|▷」の表示のボタンを押すとマイコンの動作が始まります. スクリーンショット 2025-11-12 13.19.32.png この状態で基板のSW2ボタンを押すたびにLEDの点灯/消灯が繰り返されます. スクリーンショット 2025-11-12 13.35.17.png もし,基板が接続されていなかった場合には,次のような画面が現れます.接続を確認して再度試してください. スクリーンショット 2025-11-12 16.13.55.png このLED点灯/消灯プログラムは,シリアルに出力が出ています. VSC内のシリアル・モニタを使えば,その様子を見ることもできます. スクリーンショット 2025-11-12 16.29.23.png 表示幅が狭い場合には「SERIAL MONITOR」表示は折りたたまれています.「PROBREMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   ...」などの並びの「・・・」をクリックすると出てきます. スクリーンショット 2025-11-13 9.06.03.png 下図は「Start Monitoring」ボタンを押して,さらに基板上のSW2を押したあとの様子. スクリーンショット 2025-11-12 16.48.45.png プログラムはデバッグ画面上の「□」ボタンを押すと停止します. スクリーンショット 2025-11-12 16.33.01.png 参考資料 解説動画:さぁはじめよう!MCUXpresso for Visual Studio Code 関連情報:MCUXpresso IDEとSDKのインストール (日本語ブログ) 変更履歴: 2025-11-13:初版 2025-11-14:インストール手順解説動画へのリンクを追加 / 参考資料の項を追加 2026-07-24:章番号と目次を追加.「0. この記事は?」内,動画紹介を枠で囲み.「2. 下準備:macOSの場合」冒頭の案内を枠で囲み,「Visual Studio Codeのインストール」へのアンカーリンクを追加.「5. ツールチェーンのインストール」内,進捗表示による改善を追記 ========================= 本投稿の「Comment」欄にコメントをいただいても,現在返信に対応しておりません. お手数をおかけしますが,お問い合わせの際には「NXPへの技術質問 - 問い合わせ方法 (日本語ブログ)」をご参照ください. (既に弊社NXP代理店,もしくはNXPとお付き合いのある方は,直接担当者へご質問いただいてもかまいません.) NXPのマイコン:MCXシリーズのソフトウェア開発にはMCUXpresso for VSC (Visual Studio Code)が無料で使えます. またさまざまなMCUXpresso for Visual Studio Codeで使えるサンプル・コードも提供されており,動作検証だけでなく,さまざまなプロジェクトのベースにも使えます. この記事を読めば,誰でも簡単にVSC開発環境&SDKをインストールできて,サンプル・コードまで動かすことができます! introduction MCUXpresso MCUXpresso SDK MCX 日本語ブログ
記事全体を表示
安装 MCUXpresso IDE 和 SDK(日文博客) 0. 这篇文章是关于什么的? NXP 的微控制器软件开发环境MCUXpresso及其SDK均免费提供,任何人都可以轻松安装并立即开始运行示例代码。😃 这篇博客文章将一步一步地向您展示如何安装MCUXpresso IDE和 SDK。 * 在本文中,我们将使用FRDM-MCXA153作为示例板。 スクリーンショット 2025-11-18 5.26.04.png 我们发布了一段讲解安装步骤的视频,您可以点击此链接观看。 スクリーンショット 2025-11-18 5.18.23.png   目录 0. 这篇文章是关于什么的? 1. 什么是 MCUXpresso IDE? 2. 登录 nxp.com 3. 安装 MCUXpresso IDE 4. 安装 SDK 4.1 启动 MCUXpresso IDE 和工作区 4.2 SDK安装步骤 4.3 准备就绪! 5. 附加题:测试电路板的运行情况…… 参考资料 1. 什么是 MCUXpresso IDE? NXP 提供的通用微控制器的各种示例代码旨在MCUXpresso上运行,MCUXpresso 是 NXP 免费提供的软件开发环境。 MCUXpresso 有两个版本:“ MCUXpresso IDE (以下简称 IDE)”和“ MCUXpresso VisualStudio Code (以下简称 VSC)”。IDE 是一个集成了所有功能的应用程序。VSC 是 Microsoft Visual Studio Code 的一个插件。 在本博客中,我们将介绍如何安装 IDE 和 SDK 。 该集成开发环境可在 Windows、macOS 和 Linux 系统上运行,并且在所有操作系统上都可以使用相同的用户界面进行操作。 要尝试在 MCUXpresso 上运行的示例代码,您必须先安装 IDE,然后安装要运行该代码的微控制器/板(目标)的 SDK。 IDE代表集成开发环境,是一款集成开发环境应用程序。该应用程序包含用于编辑源代码的编辑器、编译器和链接器等工具链,以及将代码组织成项目并进行项目管理以及各种设置的软件。 SDK代表软件开发工具包,其中包含每个微控制器芯片所需的驱动程序代码和配置信息。您必须为每个要创建的微控制器芯片或电路板(目标)安装SDK 。 スクリーンショット 2026-03-17 10.07.24.png 让我们一步一步地学习如何安装这些软件。 本文以 macOS 为例,但使用几乎相同的步骤也可以在 Windows 和 Linux 上进行安装。 2. 登录 nxp.com 要执行以下步骤,您必须先登录nxp.com 。 如果您还没有 nxp.com 帐户,请先注册,然后再登录。 如何注册 MyNXP 账户 スクリーンショット 2025-11-10 15.56.09.png 3. 安装 MCUXpresso IDE 从MCUXpresso IDE 下载站点下载 IDE 安装程序。此下载需要您在 nxp.com 上注册用户,因此如果您尚未注册,请提前注册。 前往MCUXpresso IDE 下载网站,然后按下“下载”按钮。 スクリーンショット 2025-04-28 5.14.18.png 页面将滚动并出现一个指向下载页面的链接按钮。点击此“下载”按钮。 スクリーンショット 2025-04-28 5.14.25.png 点击 MCUXpresso IDE 链接。 スクリーンショット 2025-04-28 5.14.54.png 使用条款将会显示。如果没有问题,请点击“我同意”按钮。 スクリーンショット 2025-04-28 5.15.00.png 选择与您的操作系统匹配的安装程序,然后单击链接。 スクリーンショット 2025-04-28 5.15.06.png 如使用Linux,下载安装程序时请选择文件名末尾带有“.deb.bin”扩展名的文件。如使用Windows,请下载文件名末尾带有“.exe”扩展名的文件。 使用macOS,文件名末尾的扩展名为“.pkg”,但有两种类型:如为M1或更高版本M系列(Arm)处理器的 Mac,请下载“MacOSX-aarch64”;如为配备英特尔CPU的 Mac,请下载“MacOSX-86-64”。 *如果版本号不同,请替换为版本号。 スクリーンショット 2025-12-01 11.46.26.png 下载完成后,启动安装程序并按照说明完成安装。 スクリーンショット 2025-04-28 5.27.35.png   4. 安装 SDK   4.1 启动 MCUXpresso IDE 和工作区 MCUXpresso IDE 安装完成后,启动 MCUXpresso IDE 。 在 macOS 系统中,启动后会询问您要将工作区设置在哪里(在教程视频的 2 分 49 秒左右)。工作区是指您进行工作的文件夹。 默认情况下,将在用户文件夹内的“文档”文件夹内创建一个新文件夹。 * 下图显示了默认设置示例。在本例中,用户名为“demo”,因此路径指定为“/Users/demo/...”。 スクリーンショット 2026-04-05 4.38.46.png 您可以在用户文件夹内的任何位置创建工作区(文件夹)。在下面的示例中,在用户文件夹内创建了一个名为“mcux”的文件夹,并在该文件夹内创建了一个名为“project0”的工作区。 スクリーンショット 2026-04-05 4.39.24.png 4.2 SDK安装步骤 启动应用程序后(启动并指定工作区后),将出现如下所示的欢迎屏幕。在此屏幕中,单击“下载并安装 SDK” 。 スクリーンショット 2025-04-28 5.36.15.png 服务器查询一段时间后,显示界面将如下图所示。在这种默认显示状态下,屏幕的右侧和底部会被隐藏,因此您需要根据需要放大窗口或滚动屏幕。 スクリーンショット 2025-04-28 5.42.52.png 扩大窗口尺寸以确保显示区域安全 スクリーンショット 2025-04-28 5.43.51.png 在显示屏右上角的搜索框中输入您正在使用的电路板或微控制器的型号。 这里,我们将以FRDM-MCXA153为例,所以我们输入了“A153”。结果,FRDM-MCXA153 开发板显示为候选产品。 スクリーンショット 2025-04-28 6.01.52.png 选择 FRDM-MCXA153 板后, “安装”按钮将高亮显示,点击即可。 スクリーンショット 2025-04-28 6.03.52.png 安装过程中会弹出对话框。 スクリーンショット 2025-04-29 3.34.22.png 安装完成后,您将返回欢迎界面。 点击标签页的关闭按钮即可关闭此显示。 スクリーンショット 2025-04-29 3.36.53.png 这将是IDE的默认显示状态。 已安装的 SDK 显示在底部中央窗格的“已安装 SDK”选项卡中。 スクリーンショット 2025-04-29 3.35.24.png 4.3 准备就绪! 现在你可以出发了! 在左上角的“项目资源管理器”中,您可以创建一个新项目,或者从 SDK、GitHub 或下载的项目导入并运行项目。 スクリーンショット 2025-04-29 5.32.28.png 5. 附加题:测试电路板的运行情况…… SDK包含示例代码。 到目前为止,我们已经以 FRDM-MCXA153 为例安装了 SDK,所以我们将尝试一下其中包含的示例代码。 首先,使用 USB 数据线将开发板连接到计算机。对于 FRDM-MCXA153,请使用标有“MCU-Link”的 USB 接口(参见照片)。 IMG_4594.JPG 在 IDE 的左上角窗格中,单击“项目资源管理器”选项卡中的“导入 SDK 示例...” 。 スクリーンショット 2025-04-29 5.39.32.png 将显示已安装的 SDK,然后单击“下一步>” 。 スクリーンショット 2025-04-29 5.39.37.png 将显示示例代码列表。 可以在“ driver_examples ”→“ gpio ”→“ gpio_led_output ”中找到闪烁 LED (= 闪烁 L)的示例,因此请按照如下所示的层次结构进行操作,选中相应的复选框,然后按“完成”按钮。 スクリーンショット 2025-04-29 5.40.31.png 示例代码已导入。 点击蓝色小虫图标(开始调试项目) 。 スクリーンショット 2025-04-29 5.40.55.png 此时将出现一个选择目标的对话框,请检查显示的电路板信息,然后按“确定”按钮。 スクリーンショット 2025-04-29 5.41.15.png 代码编译完成后写入微控制器的闪存。然后代码暂停,准备运行。 点击由黄色正方形和绿色三角形组成的图标(继续),即可运行板上的代码。 スクリーンショット 2025-04-29 5.41.26.png 这段示例代码交替向一个GPIO (通用输入/输出)引脚输出高电平和低电平。该引脚连接到一个红色 LED ,因此 LED会闪烁。 IMG_4597.JPG 参考资料 教学视频:快来使用MCUXpresso IDE吧! 相关信息:为 VSC 和 SDK 安装 MCUXpresso(日文博客) 变更历史记录: 2025-05-07:第一版 2025-06-26:新增“登录 nxp.com”部分。 2025-10-28:链接更正 2025年11月10日:链接已更新 2025-11-14:添加了安装程序视频的链接/添加了参考资料部分。 2025年11月18日:在开篇图片和所用电路板上添加了注释。更改了视频链接图片。 2026-03-17:更正了“什么是 MCUXpresso IDE?”部分中的图表。 2026-04-05:添加了“启动 MCUXpresso IDE 和工作区”部分。 2026-07-24:添加了章节编号和目录。在“0. 本文是关于什么的?”部分中突出显示了视频介绍链接。  ========================= 我们目前无法回复此帖子“评论”部分的评论。 对于由此造成的不便,我们深表歉意。如有任何疑问,请参阅“ NXP技术问题-如何联系我们(日语博客) ”。 (如果您已经是恩智浦的分销商或与恩智浦有合作关系,您可以直接询问负责人。) MCUXpresso IDE 可免费用于 NXP MCX 系列微控制器的软件开发。 此外,我们还提供了可与各种 MCUXpresso IDE 配合使用的示例代码。接下来,我们将介绍 IDE 和 SDK 的安装步骤。 读完本文后,任何人都可以轻松安装开发环境和 SDK ,甚至可以运行示例代码! 通用微控制器 MCUXpresso MCUXpresso IDE MCX 日本博客
記事全体を表示
Installing MCUXpresso for VSC and SDK (Japanese blog) 0. What is this article about? NXP's software development environment for microcontrollers, MCUXpresso , is compatible with Visual Studio Code (VSC), a source code editor distributed free of charge by Microsoft. Anyone can easily install it by simply installing the extension "MCUXpresso for VSC" and following a few steps! You can start running sample code right away .😃 This blog post will provide a step-by-step guide on how to install MCUXpresso for VSC and the SDK , a tool for creating code for each microcontroller. * In this article, we will use FRDM-MCXA153 as the example board. スクリーンショット 2025-11-13 5.59.05.png 💡 We have released a video explaining the installation procedure. Click this link to watch it. スクリーンショット 2025-11-18 5.17.32.png table of contents 0. What is this article about? 1. What is MCUXpresso for Visual Studio Code? 2. Preparation: For macOS 2.1 Installing Homebrew 3. Installing Visual Studio Code 4. Installing MCUXpresso for VSC 5. Installing the toolchain 6. Importing the SDK 7. Ready! 8. Bonus: To test the operation of the circuit board as is... 8.1 Importing Sample Projects 8.2 Running the Sample Project Reference materials 1. What is MCUXpresso for Visual Studio Code? The various sample codes for general-purpose microcontrollers provided by NXP can be run using MCUXpresso , a software development environment provided free of charge by NXP. There are two types of MCUXpresso: 1) MCUXpresso for Visual Studio Code is provided as a plug-in for VSC. Types of MCUXpresso Below is the abbreviation How to provide ① MCUXpresso for Visual Studio Code ①MCUXpresso-VSC VSC Plug-ins ② MCUXpresso ID E ②MCUX-IDE All in one application In this blog, I will introduce how to install MCUXpresso-VSC and the SDK . MCUXpresso-VSC runs on Windows, macOS, and Linux, and can be operated with the same user interface on all operating systems. To run the sample code on MCUXpresso-VSC, first install VSC , MCUXpresso-VSC (plugin) , and toolchain (which generates code that runs on the microcontroller) . Then import the SDK * that matches the microcontroller/board you are using. *SDK stands for Software Development Kit and contains the driver code and configuration information required for each microcontroller. The SDK must be installed for each microcontroller or board (target) you want to create. By the way, ②MCUX-IDE can also perform the same tasks as MCUXpresso-VSC. MCUX-*IDE includes an editor for editing source code, a toolchain such as a compiler and linker, and software that organizes code into projects and manages them along with various settings. Compared to MCUXpresso-VSC, everything needed for development is gathered together in one place, allowing for a smoother flow from installation to development work. On the other hand, compared to MCUX-IDE, MCUXpresso-VSC has a structure where necessary tools are added as extensions (plug-ins), allowing you to customize the various functions you need. We hope you will choose the environment that is easiest for you to use and develop in. For information on installing MCUXpresso-IDE, see " Installing MCUXpresso IDE and SDK (Japanese blog) " * IDE stands for Integrated Development Environment , an integrated development environment application . スクリーンショット 2025-11-12 16.01.57.png Now, let's explain how to install MCUXpresso-VSC and SDK step by step. This article uses macOS as an example, but the installation can be done on Windows and Linux using almost the same steps. 2. Preparation: For macOS Windows and Linux OS users should proceed to the next step, " Installing Visual Studio Code ." This "Preparation" step is only necessary for macOS users . If you're a macOS user and have already installed Homebrew , you don't need to reinstall it. Proceed to the next step, " Installing Visual Studio Code ." On macOS, Homebrew is used to manage the tools required for MCUXpresso-VSC (compilers and linkers: software to create code for the microcontroller) and the software needed to install and run them. Homebrew is software called a "package manager," and it must be installed first. 2.1 Installing Homebrew If you go to the Homebrew website, you will find the command for installation. Open "Applications > Utilities > Terminal" on your Mac, copy and paste the command into it, and run it. スクリーンショット 2025-11-12 9.55.02.png Homebrew Site Homebrew installation command (from the above site) /bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)" スクリーンショット 2025-11-12 10.09.47.png Terminal application on Mac スクリーンショット 2025-11-12 10.13.07.png Pasted command into terminal   Once the command has finished, follow the instructions on the screen to execute the next command (starting from the screen displayed after the first command is executed). You can also copy and paste the command from the screen and execute it. echo >> /Users/demo/.zprofile echo 'eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)"' >> /Users/demo/.zprofile eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv) To confirm that the installation was successful, enter the command "brew help" and if the following message appears, the installation is complete. Once you have confirmed the display, you can exit the terminal. スクリーンショット 2025-11-12 10.17.51.png This concludes the preparations for macOS only. 3. Installing Visual Studio Code Visual Studio Code (VSC) is distributed as an application for various operating systems. First, go to this distribution page and download and install the application that matches your operating system. スクリーンショット 2025-11-12 9.15.21.png Once the installation is complete, start VSC. In this article, the theme has been changed to white to make the screen examples easier to see. スクリーンショット 2025-11-12 10.42.53.png   4. Installing MCUXpresso for VSC Next, install the extension (plug-in) MCUXpresso for VSC. Click the "Extensions" icon in the activity bar on the left side of VSC to search, and click the install button for MCUXpresso for VSC that appears to complete the installation process quickly. スクリーンショット 2025-11-12 15.56.13.png During installation, you may get an error message saying "west not found", but you can ignore this as we will install it shortly. スクリーンショット 2025-11-13 8.48.45.png 5. Installing the toolchain Next, download the toolchain installer from MCUXpresso for VSC. スクリーンショット 2025-11-12 10.59.13.png Once the download is complete, the installer will start automatically. First, the installer will check the version and ask for permission to send data to improve operability, so press the appropriate button. After that, a screen will appear where you can select the items to install. スクリーンショット 2025-11-12 11.03.04.png If you are using the FRDM-MCX board, you only need to select "MCUXpresso SDK Developper" and "LinkServer". When you click, a blue band will appear on the left edge of each item. After checking these, press the "Install" button. スクリーンショット 2025-11-12 11.05.03.png The installation will take a while. I am reinstalling it to write this article, but it was stuck at 20% progress for 4 minutes while I was writing this article 🤨 Update (2026-07-24): Progress is now displayed as a text message at the bottom of the window. This may take some time depending on the internet traffic, so please be patient. However , if it seems like it's taking too long, press the cancel button and try again . スクリーンショット 2025-11-12 11.08.26.png Once the installation is complete, the following screen will appear, prompting you to restart VSC. *Don't forget to do this! スクリーンショット 2025-11-12 11.26.28.png 6. Importing the SDK (As mentioned in the previous section) Once the toolchain installation is complete, exit VSC and then restart it . Next is importing the SDK. In this example, we will import from the SDK distribution location for various boards stored on the NXP server (it is also possible to import a custom SDK using the SDK builder on the NXP website, but this time we will explain using the simplest example). First, click on the MCUXpresso-VSC extension icon in the VSC activity bar (far left) and click on the "Import Repository" button. Select "REMOTE ARCHIVE" in the tab that opens to the right. スクリーンショット 2025-11-12 11.37.16.png In the "Package" column at the top of the tab, search for the board you will be using. If you type "153" in, FRDM-MCXA153 will appear, so select this. スクリーンショット 2025-11-12 15.52.04.png This will display additional input fields on the same screen. In the "Location" field, specify the folder where the SDK will be installed. There is no set location, so you can specify any location you like, but it is safer to use a folder where files can be written and whose path does not contain multi-byte characters such as Japanese. Checking "Create Git Repository" is optional, but if you don't need it, uncheck it. This will save disk space on your PC. Next, check "I agree," but before doing so, be sure to read the SDK license linked above it. Once you've reached this point, all you have to do is press the "Import" button. スクリーンショット 2025-11-12 16.11.28.png 7. Ready! Now you're ready to go! Using the commands in the QUICKSTART PANEL in the upper left, you can create a new project or import and run a project from the SDK, GitHub, or a downloaded project. 8. Bonus: To test the operation of the circuit board as is... 8.1 Importing Sample Projects The SDK includes sample code . So far we have installed the SDK using the FRDM-MCXA153 as an example, so we will try out the sample code included. First, connect the board to the computer with a USB cable. For the FRDM-MCXA153, use the USB connector labeled "MCU-Link" (see photo). IMG_4594.JPG Now let's import the sample code. In the MCUXpresso-VSC panel, click the "Import Example from Repository" button. スクリーンショット 2025-11-12 12.14.50.png In the tabs on the right Select the imported SDK in the "Repository:" field Select FRDM-MCXA153 in the "Board:" field. In "Template:", select the top one in the list This sample code checks the pin input/output operation of the microcontroller, and when a button on the board is pressed, it recognizes it and turns the LED on/off. スクリーンショット 2025-11-12 12.16.16.png After selecting a template, specify the location where you want to import the sample code in "Location:". This folder is also optional. Below that is the toolchain selection. If this is your first time installing such tools, there is only one option. Finally, press the "Import" button. スクリーンショット 2025-11-12 12.30.18.png Once the import is complete, a project with the same name as the template will appear in the PROJECTS column. スクリーンショット 2025-11-12 12.32.17.png You may be prompted to "reconfigure" when importing. This is because there are multiple configuration settings for building the code (compiling, linking, etc.). In this case, you can ignore it, but if you press the "Configure Now" button, select one of them (either is fine). スクリーンショット 2025-11-13 5.40.56.png 8.2 Running the Sample Project When you hover the cursor over the imported project, a button icon will appear. Press the green right-facing triangle button (the Debug button) to start a debug session. org.gif Once the code has been built (compiled and linked) and written to the microcontroller, the debug interface will appear and you will be able to run the program. スクリーンショット 2025-11-12 12.39.42.png When the debug interface is displayed, pressing the icon button with the symbol "|▷" at the top will start the microcontroller's operation. スクリーンショット 2025-11-12 13.19.32.png In this state, the LED will turn on and off repeatedly each time you press the SW2 button on the board. スクリーンショット 2025-11-12 13.35.17.png If the board is not connected , the following screen will appear. Please check the connection and try again. スクリーンショット 2025-11-12 16.13.55.png This LED on/off program outputs serially. You can also see this using the serial monitor in VSC. スクリーンショット 2025-11-12 16.29.23.png If the display width is narrow, the "SERIAL MONITOR" display will be collapsed. Click on the "..." next to "PROBREMS OUTPUT DEBUG CONSOLE..." to display it. スクリーンショット 2025-11-13 9.06.03.png The image below shows what happens after pressing the "Start Monitoring" button and then pressing SW2 on the board. スクリーンショット 2025-11-12 16.48.45.png The program will stop when you press the "□" button on the debug screen. スクリーンショット 2025-11-12 16.33.01.png Reference materials Tutorial video: Let's get started! MCUXpresso for Visual Studio Code Related information: Installing MCUXpresso IDE and SDK (Japanese blog) Change history: 2025-11-13: First Edition 2025-11-14: Added a link to an installation procedure video / Added a section for reference materials. 2026-07-24: Added chapter numbers and table of contents. Enclosed the video introduction in "0. What is this article about?" within a box. Enclosed the introductory instructions in "2. Preparation: For macOS" within a box and added an anchor link to "Installing Visual Studio Code". Added improvement to "5. Installing the Toolchain" by adding progress display. ========================= We are currently unable to respond to comments in the "Comment" section of this post. We apologize for the inconvenience, but when making inquiries, please refer to " Technical Questions to NXP - How to Contact Us( Japanese Blog) ". (If you are already an NXP distributor or have a relationship with NXP, you may ask your question directly to the person in charge.) MCUXpresso for VSC (Visual Studio Code) can be used free of charge for software development of NXP's MCX series microcontrollers. In addition, various sample codes that can be used with MCUXpresso for Visual Studio Code are provided, which can be used not only for operation verification but also as the basis for various projects. By reading this article, anyone can easily install the VSC development environment and SDK and even run sample code! introduction MCUXpresso MCUXpresso SDK MCX Japanese blog
記事全体を表示
安装适用于 VSC 和 SDK 的 MCUXpresso(日文博客) 0. 这篇文章是关于什么的? NXP 的微控制器软件开发环境 MCUXpresso 与 Visual Studio Code (VSC) 兼容,后者是微软免费提供的源代码编辑器 。 只需 安装“MCUXpresso for VSC”扩展程序并按照几个步骤操作, 即可轻松完成安装 ! 您可以立即开始运行示例代码 。😃 这篇博客文章将提供分步指南,介绍如何安装适用于 VSC 的 MCUXpresso和SDK ,SDK 是一个为每个微控制器创建代码的工具。 * 在本文中,我们将使用FRDM-MCXA153作为示例板。 スクリーンショット 2025-11-13 5.59.05.png 💡 我们发布了一段视频,讲解安装步骤。点击此链接观看。 スクリーンショット 2025-11-18 5.17.32.png 目录 0. 这篇文章是关于什么的? 1. 什么是适用于 Visual Studio Code 的 MCUXpresso? 2. 准备工作:适用于 macOS 2.1 安装 Homebrew 3. 安装 Visual Studio Code 4. 为 VSC 安装 MCUXpresso 5. 安装工具链 6. 导入 SDK 7. 准备好了! 8. 附加题:测试电路板的运行情况…… 8.1 导入示例项目 8.2 运行示例项目 参考资料 1. 什么是适用于 Visual Studio Code 的 MCUXpresso? NXP提供的各种通用微控制器示例代码可以使用MCUXpresso运行,MCUXpresso是NXP免费提供的软件开发环境。MCUXpresso有两种类型:1)MCUXpresso for Visual Studio Code,作为VSC的插件提供。 MCUXpresso 的类型 以下是缩写 如何提供 ① 适用于 Visual Studio Code 的 MCUXpresso ①MCUXpresso-VSC VSC插件 ② MCUXpresso ID E ②MCUX-IDE 一体化应用程序 在本篇博客中,我将介绍如何安装MCUXpresso-VSC和SDK。MCUXpresso -VSC可在 Windows、macOS 和 Linux 系统上运行,并且在所有操作系统上都可以使用相同的用户界面进行操作。 要在 MCUXpresso-VSC 上运行示例代码,首先需要安装VSC 、 MCUXpresso-VSC(插件)和工具链(用于生成可在微控制器上运行的代码) 。然后导入与您使用的微控制器/开发板相匹配的SDK *。 *SDK代表软件开发工具包,其中包含每个微控制器所需的驱动程序代码和配置信息。 对于要创建的每个微控制器或电路板(目标),都必须安装SDK 。 顺便一提, ②MCUX-IDE也能执行与 MCUXpresso-VSC 相同的任务。MCUX-*IDE 包括用于编辑源代码的编辑器、编译器和链接器等工具链,以及将代码组织成项目并管理它们以及各种设置的软件。 与 MCUXpresso-VSC 相比,MCUXpresso-VSC 将开发所需的一切都集中在一个地方,使从安装到开发的流程更加流畅。另一方面,与 MCUX-IDE 相比,MCUXpresso-VSC 的结构是将必要的工具以扩展(插件)的形式添加,允许您自定义所需的各种功能。我们希望您能选择最适合您使用和开发的环境。 有关安装 MCUXpresso-IDE 的信息,请参阅“安装 MCUXpresso IDE 和 SDK(日语博客) ”。 * IDE代表集成开发环境,是一款集成开发环境应用程序。 スクリーンショット 2025-11-12 16.01.57.png 现在,让我们一步一步地解释如何安装 MCUXpresso-VSC 和 SDK。 本文以 macOS 为例,但使用几乎相同的步骤也可以在 Windows 和 Linux 上进行安装。 2. 准备工作:适用于 macOS Windows 和 Linux 操作系统用户应直接进入下一步“安装 Visual Studio Code” 。此“准备”步骤仅适用于 macOS 用户。 如果您是 macOS 用户并且已经安装了 Homebrew ,则无需重新安装。请继续执行下一步“安装 Visual Studio Code ”。 在 macOS 系统中, Homebrew 用于管理 MCUXpresso-VSC 所需的工具(编译器和链接器:用于为微控制器创建代码的软件)以及安装和运行这些工具所需的软件。Homebrew 是一款名为“软件包管理器”的软件,必须先进行安装。 2.1 安装 Homebrew 如果你访问 Homebrew 网站,就能找到安装命令。在你的 Mac 上打开“应用程序 > 实用工具 > 终端”,复制命令并粘贴进去,然后运行它。 スクリーンショット 2025-11-12 9.55.02.png 自制啤酒网站 Homebrew 安装命令(来自上述网站) /bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)" スクリーンショット 2025-11-12 10.09.47.png Mac 上的终端应用程序 スクリーンショット 2025-11-12 10.13.07.png 将命令粘贴到终端   命令执行完毕后,请按照屏幕上的说明执行下一个命令(从第一个命令执行完毕后显示的屏幕开始)。您也可以从屏幕上复制命令并粘贴执行。 echo >> /Users/demo/.zprofile echo 'eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)"' >> /Users/demo/.zprofile eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv) 要确认安装是否成功,请输入命令“brew help”,如果出现以下消息,则表示安装已完成。 确认显示内容后,即可退出终端。 スクリーンショット 2025-11-12 10.17.51.png 至此,仅针对 macOS 的准备工作就完成了。 3. 安装 Visual Studio Code Visual Studio Code (VSC) 以应用程序的形式分发,支持多种操作系统。首先,请访问此分发页面,下载并安装与您的操作系统相匹配的应用程序。 スクリーンショット 2025-11-12 9.15.21.png 安装完成后,启动 VSC。 本文中,主题已更改为白色,以便更容易看清屏幕示例。 スクリーンショット 2025-11-12 10.42.53.png   4. 为 VSC 安装 MCUXpresso 接下来,安装适用于 VSC 的扩展程序(插件)MCUXpresso。点击 VSC 左侧活动栏中的“扩展程序”图标进行搜索,然后点击出现的适用于 VSC 的 MCUXpresso 的安装按钮,即可快速完成安装过程。 スクリーンショット 2025-11-12 15.56.13.png 安装过程中,您可能会收到一条错误消息,提示“找不到 west”,但您可以忽略此消息,因为我们很快就会安装它。 スクリーンショット 2025-11-13 8.48.45.png 5. 安装工具链 接下来,从 MCUXpresso 下载适用于 VSC 的工具链安装程序。 スクリーンショット 2025-11-12 10.59.13.png 下载完成后,安装程序将自动启动。首先,安装程序会检查版本并请求发送数据以提升运行性能的权限,请点击相应的按钮。之后,会出现一个界面,您可以在其中选择要安装的项目。 スクリーンショット 2025-11-12 11.03.04.png 如果您使用的是 FRDM-MCX 开发板,则只需选择“MCUXpresso SDK Developper”和“LinkServer”。点击后,每个选项的左侧边缘会出现蓝色条带。勾选后,点击“安装”按钮。 スクリーンショット 2025-11-12 11.05.03.png 安装过程需要一些时间。我为了写这篇文章正在重新安装,但在我写这篇文章的时候,进度卡在 20% 足足 4 分钟🤨 更新(2026-07-24):进度现在以文本消息的形式显示在窗口底部。 这可能需要一些时间,具体取决于网络拥堵等因素,请耐心等待。如果时间过长,请按取消按钮重试。 スクリーンショット 2025-11-12 11.08.26.png 安装完成后,将出现以下屏幕,提示您重启 VSC。*请务必执行此操作! スクリーンショット 2025-11-12 11.26.28.png 6. 导入 SDK (如前文所述)工具链安装完成后,退出 VSC,然后重新启动它。 接下来是导入 SDK。在本例中,我们将从 NXP 服务器上存储的各种电路板的 SDK 分发位置导入 SDK(也可以使用 NXP 网站上的 SDK 构建器导入自定义 SDK,但这次我们将使用最简单的示例进行说明)。 首先,点击 VSC 活动栏(最左侧)中的 MCUXpresso-VSC 扩展图标,然后点击“导入存储库”按钮。在右侧打开的选项卡中选择“远程归档”。 スクリーンショット 2025-11-12 11.37.16.png 在标签页顶部的“封装”列中,搜索您将要使用的电路板。如果您输入“153”,则会出现 FRDM-MCXA153,请选择它。 スクリーンショット 2025-11-12 15.52.04.png 这将在同一屏幕上显示额外的输入字段。 在“位置”字段中,指定 SDK 的安装文件夹。没有固定位置,您可以指定任何位置,但为了安全起见,建议使用可写入文件的文件夹,并且其路径不包含多字节字符(例如日语)。 勾选“创建 Git 仓库”是可选的,如果您不需要,请取消勾选。这样可以节省您电脑上的磁盘空间。接下来,勾选“我同意”,但在勾选之前,请务必阅读上方链接的 SDK 许可协议。 到达这一步后,您只需按下“导入”按钮即可。 スクリーンショット 2025-11-12 16.11.28.png 7. 准备好了! 现在你可以出发了! 使用左上角“快速入门面板”中的命令,您可以创建一个新项目,或者从 SDK、GitHub 或下载的项目导入并运行项目。 8. 附加题:测试电路板的运行情况…… 8.1 导入示例项目 SDK包含示例代码。 到目前为止,我们已经以 FRDM-MCXA153 为例安装了 SDK,所以我们将尝试一下其中包含的示例代码。 首先,使用 USB 数据线将开发板连接到计算机。对于 FRDM-MCXA153,请使用标有“MCU-Link”的 USB 接口(参见照片)。 IMG_4594.JPG 现在让我们导入示例代码。 在 MCUXpresso-VSC 面板中,单击“从存储库导入示例”按钮。 スクリーンショット 2025-11-12 12.14.50.png 在右侧的标签页中 在“存储库:”字段中选择导入的 SDK。 在“板卡:”字段中选择 FRDM-MCXA153。 在“模板:”中,选择列表中的第一个模板。 这段示例代码检查微控制器的引脚输入/输出操作,当按下板上的按钮时,它会识别该按钮并打开/关闭 LED。 スクリーンショット 2025-11-12 12.16.16.png 选择模板后,在“位置:”中指定要导入示例代码的位置。此文件夹也是可选的。 下方是工具链选择。如果您是第一次安装此类工具,则只有一个选项。 最后,按下“导入”按钮。 スクリーンショット 2025-11-12 12.30.18.png 导入完成后,项目列中将出现一个与模板同名的项目。 スクリーンショット 2025-11-12 12.32.17.png 导入时,系统可能会提示您“重新配置”。这是因为构建代码(编译、链接等)涉及多个配置设置。在这种情况下,您可以忽略此提示;但如果您点击“立即配置”按钮,请选择其中一个(两个都可以)。 スクリーンショット 2025-11-13 5.40.56.png 8.2 运行示例项目 将光标悬停在导入的项目上时,会出现一个按钮图标。按下绿色的向右三角形按钮(调试按钮)即可启动调试会话。 org.gif 代码构建(编译和链接)并写入微控制器后,调试界面将会出现,您就可以运行该程序了。 スクリーンショット 2025-11-12 12.39.42.png 当显示调试界面时,按下顶部带有符号“|▷”的图标按钮将启动微控制器的操作。 スクリーンショット 2025-11-12 13.19.32.png 在这种状态下,每次按下电路板上的 SW2 按钮时,LED 都会反复亮起和熄灭。 スクリーンショット 2025-11-12 13.35.17.png 如果电路板未连接,将出现以下屏幕。请检查连接并重试。 スクリーンショット 2025-11-12 16.13.55.png 此LED开关程序以串行方式输出。 您也可以使用 VSC 中的串口监视器查看此内容。 スクリーンショット 2025-11-12 16.29.23.png 如果显示宽度较窄,“串口监视器”显示将会折叠。点击“问题输出调试控制台...”旁边的“...”即可将其显示出来。 スクリーンショット 2025-11-13 9.06.03.png 下图显示了按下“开始监控”按钮,然后按下电路板上的 SW2 后发生的情况。 スクリーンショット 2025-11-12 16.48.45.png 当您在调试屏幕上按下“□”按钮时,程序将停止运行。 スクリーンショット 2025-11-12 16.33.01.png 参考资料 教程视频:让我们开始吧!适用于 Visual Studio Code 的 MCUXpresso 相关信息:安装 MCUXpresso IDE 和 SDK(日文博客) 变更历史记录: 2025年11月13日:第一版 2025-11-14:添加了安装程序视频的链接/添加了参考资料部分。 2026年7月24日:添加了章节编号和目录。将视频介绍放在“0. 本文内容是什么?”的方框内。将介绍性说明放在“2. 准备工作:macOS 版”的方框内,并添加了指向“安装 Visual Studio Code”的链接。改进了“5. 安装工具链”部分,添加了进度显示。 ========================= 我们目前无法回复此帖子“评论”部分的评论。 对于由此造成的不便,我们深表歉意。如有任何疑问,请参阅“ NXP技术问题-如何联系我们(日语博客) ”。 (如果您已经是恩智浦的分销商或与恩智浦有业务往来,您可以直接向负责人咨询。) MCUXpresso for VSC(Visual Studio Code)可免费用于NXP MCX系列微控制器的软件开发。 此外,还提供了可与 Visual Studio Code 的 MCUXpresso 一起使用的各种示例代码,这些代码不仅可以用于操作验证,还可以作为各种项目的基础。 通过阅读本文,任何人都可以轻松安装 VSC 开发环境和 SDK ,甚至运行示例代码! 介绍 MCUXpresso MCUXpresso SDK MCX 日本博客
記事全体を表示
SPI总线概述(日语博客) 0. 目录 目录 什么是SPI? 1.1 历史和规格 1.2 控制器/目标或主节点/子节点(子节点) 物理/电气特性 2.1 信号线数量:信号名称 2.2 推挽式。不传输时处于高阻抗状态 2.3 时钟频率 协议 3.1 模式 3.2 数据传输 连接拓扑 4.1 并行连接和带片选功能的菊花链连接 参考资料 1. 什么是SPI? 1.1 历史和规格 SPI总线是由美国摩托罗拉公司(现为恩智浦半导体公司)提出的一种串行总线规范。该规范据称于20世纪80年代中期制定。SPI代表“串行外设接口”,最初开发为一种用于连接处理器和外围芯片的四线串行总线。三线SPI总线也作为衍生规范存在,但最初的四线系统才是基础。 SPI 通信方法有多种变体,例如信号极性和数据同步时序设置,因此在使用时需要注意这一点。 与 I²C 类似,SPI 也用于在芯片之间交换数据,但两者各有优缺点,如[表 1] 所示。 SPI 适用于需要更快数据传输的应用。这是由于其电气规格不同:I²C 使用开漏驱动信号,而 SPI 使用推挽驱动信号,因此更容易实现更高的传输速度。此外,在数据传输速度方面,SPI 的特点是能够执行全双工通信,从而允许同时进行发送和接收。 另一方面,SPI也存在一些缺点。传输数据长度和时钟极性是针对每个目标设备单独指定的,这使得混合连接多种类型的设备变得困难。此外,连接多个相同类型的设备时,每个设备都需要一个片选信号,这会增加信号线的数量;而且,在级联设备时,数据传输长度也必须进行调整。   I²C SPI 行数 2 数据来源:SDA 时钟:SCL 4 数据:SDO、SDI(MOSI、MISO) 时钟:SCLK 芯片选择:CS 速度 约400kHz 根据模式不同,频率分别为 1MHz、3.4MHz 或 5MHz。 几百千赫兹到几十兆赫兹 沟通方向 双向半双工 双向全双工 连接方式 多点(并行) 多个控制器与多个目标 并行或菊花链式单控制器对多个目标 信号驱动 明渠 (需要上拉电阻) 推拉 表1:I²C和SPI的比较   1.2 控制器/目标或主节点/子节点(子节点) 在SPI协议中,数据传输也是以主从关系进行的。过去常用“主设备”和“从设备”这两个术语,但现在已改为“控制器”和“目标设备”。 它们也被称为主节点/子节点(简称“子节点”),保留了之前角色名称中的首字母“M/S”。从现在开始,本博客将特意使用“主节点/子节点”(简称“子节点”)这一术语。 在SPI协议中,不能存在多个主设备。通信始终发生在单个主设备和一个或多个目标设备之间。 2. 物理/电气特性 2.1 信号线数量:信号名称 SPI总线是一种四线同步串行接口。同步串行接口是一种利用其中一条信号线作为时钟信号,与时钟信号同步发送和接收数据的方法。 数据信号线有两条。一条用于主设备到子设备的数据传输,另一条用于子设备到主设备的数据传输。还有一条是片选信号。SPI 协议本身没有指定传输目标地址的方法。因此,片选信号用于指定目标设备[图 1]。 信号名称可能有多种叫法。以下是OSHWA使用的信号名称: SDO :数据输出 SDI :数据输入 SCK :串行时钟 CS :芯片选择:CS 在上述示例中,SDO 和 SDI 的名称是根据每个芯片上的数据输入/输出方向来命名的。在这种情况下,引脚名称很明确,但难以区分主输出和子输出之间的信号方向。 相反,电路图等中通常使用以下信号名称。本博客将遵循这些术语。 MOSI :主输出到子输出的数据(主输出 子输入) MISO :从子系统到主系统的数据(主系统输入/子系统输出) SCLK :串行时钟 CS :芯片选择:CS 在这些信号中,只有MISO信号是从子系统发往主系统的信号,其余信号都是从主系统发往子系统的信号。通信过程中信号方向保持不变。 スクリーンショット 2025-02-03 6.18.59.png图 1:控制器和目标。信号名称 例如,当通信只是单向进行时,为了节省信号数量,可以省略其中一条数据线。 还有一些目标设备支持时分复用传输和接收,从而只需使用一条数据线。在这种情况下,在主侧,MOSI/MISO 通过电阻短路以合并信号。 2.2 推挽式。不传输时处于高阻抗状态 信号以推挽方式输出。当没有数据传输时,MOSI 和 MISO 输出端处于高阻抗状态。这样做是为了防止多个子节点并联连接时相互干扰。 信号电压由子节点设备决定,因此必须进行相应的调整。如果主节点和子节点之间的电压不同,则需要进行电压转换。 2.3 时钟频率 关于时钟频率没有具体规定。通常使用数百 kHz 到数 MHz 范围内的时钟频率,上限由子节点器件的规格决定。需要高速数据传输的应用可能会使用数十 MHz 的时钟频率。此外,在存储器件和其他应用中,也有使用多条 MOSI 和 MISO 数据线来提高传输速率的例子。 3. 协议 数据传输协议没有严格的规定,每个子节点设备都可以自由选择协议。主微控制器具有支持各种子节点设备的设置。 基本的传输过程始于将连接到目标子节点的 CS 信号置位。当 CS 信号置空时,传输结束。CS 信号通过低电平和高电平信号置位和置空,但极性由子节点设备的规格决定。许多设备使用最高有效位 (MSB) 在前进行数据位排序,但也存在例外情况。此外,传输单元的位数也没有具体规定。我见过一些解释说传输单元是 2 到 16 位,但这并不准确,因为有些子节点使用更大的位长度作为传输单元(例如,64 位)。 3.1 模式 SPI 具有称为“模式”的设置,指的是时钟极性和边沿选择的组合,共有四种模式,每种模式有两种设置[图 2]。 时钟极性是一个名为CPOL 的设置,它决定在没有数据传输时 SCLK 是低电平还是高电平。在主电路中,将其设置为 0 会将其设置为低电平,设置为 1 则会将其设置为高电平。边沿选择(相位)称为CPHA 。此设置决定数据是在第一个时钟边沿还是第二个时钟边沿被锁存(接收)。设置为 0 选择第一个边沿,设置为 1 选择第二个边沿。CPOL 和 CPHA 有时可以组合使用,以表示模式 0 到 3 [表 2]。 另外,请注意,还有一些子节点的片选极性相反。 スクリーンショット 2025-02-03 7.42.56.png图 2:模式(CPOL、CPHA)     中央警察 CPHA 模式=0 0 0 模式=1 0 1 模式=2 1 0 模式=3 1 1 表 2:模式和 CPOL、CPHA 什么是“锁存数据的边缘”? 数据的发送和接收与时钟同步,但数据会在时钟的上升沿或下降沿发生变化。图 3 显示了数据在下降沿发生变化的示例。主节点的 MOSI 输出和子节点的 MISO 输出会随着主节点 SCLK 输出的下降沿而变化。下一个数据会在下一个下降沿发生变化,但在此之前,状态保持稳定。时钟的上升沿恰好出现在这段时间内,因此数据会根据这个时间点相互捕获。这就是所谓的“锁存边沿”。 スクリーンショット 2025-02-03 6.54.45.png 图 3:数据(MOSI/MISO)和时钟(SCLK)同步 3.2 数据传输 片选信号置位后,数据会与时钟同步发送和接收。当子节点接收到自身的片选信号置位时,它会与时钟同步接收和输出数据。 图 4 展示了一个 SPI 数据传输示例。数据根据时钟信号进行交换,同时 CS 信号保持有效。熟悉逻辑电路的人会发现,这是通过一个简单的移位寄存器电路实现的。 スクリーンショット 2025-02-03 7.55.53.png图 4:SPI 传输示例   4. 连接拓扑 4.1 并行连接和带片选功能的菊花链连接 如图 5 所示,多个子节点连接在一起。每个子节点都提供一个片选信号,通信通过每个信号指定发送方和接收方来实现。或者,为了减少片选信号的数量,可以使用菊花链连接,并将子节点视为一个具有扩展比特长度的单个子节点来进行通信(如图 6 所示)。 如前所述,将多种类型的子节点连接到同一SPI总线时必须格外小心。正如前文所述,它们的“模式”、片选极性和数据位长度可能不同。因此,每次与每个子节点通信时,您可能都需要切换设置或在硬件中进行调整。 スクリーンショット 2025-02-03 8.25.09.png 图 5:并联连接   スクリーンショット 2025-02-03 8.25.21.png 图 6:菊花链连接 5. 参考资料 OSHWA 角色和信号名称[英文] 关于“SPI”的维基百科页面:本博客中的信号名称和主节点/子节点名称均基于此描述。 Interface 2024 年 3 月刊(CQ Publishing) :专题文章“从零开始的串行通信 [使用 Pico 进行 UART/I2C/SPI 通信]” NXP 系统管理 I²C、I3C、SPI 选择器指南 NXP社区博客:I3C:下一代串行总线 NXP社区博客:I²C总线概述 [本文最初发表于《Interface》杂志2024年3月刊(CQ Publishing出版),标题为“从零开始构建I2C和SPI ④……SPI通信标准”,第71-73页。本文摘录并修订了其中解释通信规范的部分。] 更改历史记录: 2025年2月3日:第一版 2025-02-25:在“5. 参考资料”部分添加了“NXP 系统管理 I²C、I3C、SPI 选择器指南”的链接。 2025-05-01:更正了目录(删除了项目),更正了第 2.2 节中的项目名称。 2026-07-24:修复了“2.1 信号线数量:信号名称”和“5. 参考资料”中指向“OSHWA 角色名称和信号名称”的损坏链接。 ========================= 我们目前无法回复此帖子“评论”部分的评论。 对于由此造成的不便,我们深表歉意。如有任何疑问,请参阅“ NXP技术问题-如何联系我们(日语博客) ”。 (如果您已经是恩智浦的分销商或与恩智浦有合作关系,您可以直接询问负责人。) SPI总线用于微控制器/处理器与外围设备之间的通信。 虽然这种串行总线应用非常广泛,但我还是想借此机会简要介绍一下它的起源。 通信标准 界面 日本博客
記事全体を表示
SPIバスの概要 (日本語ブログ) 0. 目次 目次 SPIとは 1.1 歴史とその仕様 1.2 コントローラ/ターゲット.またはメイン/サブノード(サブ) 物理的/電気的特徴 2.1 信号線数:信号名 2.2 プッシュプル.非転送時のハイ・インピーダンス状態 2.3 クロック周波数 プロトコル 3.1 モード 3.2 データ転送 接続トポロジ 4.1 チップセレクトによる並列接続とデイジーチェーン 参考資料 1. SPIとは 1.1 歴史とその仕様 SPIバスはアメリカのモトローラ(現NXPセミコンダクターズ)によって提唱されたシリアル・バス仕様です.仕様が策定されたのは1980年代半ばとされています. SPIは「Serial Peripheral Interface」の略でプロセッサと周辺チップとの接続に使われる4線式のシリアル・バスとして開発されました. この派生仕様としての3線式SPIバスも存在しますが,基本となっているのは元の4線式です. SPIでは信号の極性やデータの同期タイミング設定など,通信方法に幾つかのバリエーションがあるので,使用の際にはこれを意識する必要があります. SPIはI²Cと同じく,チップ間のデータのやり取りに使われますが,それぞれに利点と不利な点があります.これを[表1]にまとめます. SPIはより高速なデータ転送が必要な用途に使われます.これは電気的仕様の違いによるもので,I²Cではオープンドレインで信号を駆動するのに対し,SPIではプッシュプルで駆動するため高速化が容易です.さらにデータ転送速度の点では送受信を同時に行える全二重通信が行えるのが特長です. 一方,SPIにもいくつかの不利な点があります.転送のデータ長やクロックの極性は転送先デバイスごとに規定されているため,複数種類のデバイスの混在が困難な場合があります.また同種でも複数のデバイスを接続している場合には,各々のデバイスにチップセレクト信号が必要になるため信号線数が増えたり,あるいは縦続接続を行った場合にはデータ転送長の調整が必要になったりします.   I²C SPI 線数 2 データ:SDA クロック:SCL 4 データ:SDO, SDI (MOSI, MISO) クロック:SCLK チップセレクト:CS 速度 ~400kHz モードにより1MHz, 3.4MHz, 5MHz 数百kHz〜数十MHz 通信方向 双方向 半二重 双方向 全二重 接続方法 マルチドロップ(並列) 複数コントローラ 対 複数ターゲット 並列 または デイジーチェーン 単一コントローラ 対 複数ターゲット 信号駆動 オープンドレイン (プルアップ抵抗要) プッシュプル 表1:I²CとSPIの比較   1.2 コントローラ/ターゲット.またはメイン/サブノード(サブ) SPIでも主と従の関係で転送が行われます.これまでそれぞれにマスタ/スレーブの語が一般に使われていましたが,現在はコントローラ/ターゲットに改められています. また,これまでの役割名の頭文字「M/S」をそのまま当てはめてメイン/サブノード(サブ)とも呼ばれます.以降,このブログではあえてこのメイン/サブノード(サブ)を使います. SPIでは複数のメインが存在できません.必ずひとつのメインと,ひとつまたは複数のターゲット間で通信が行われます. 2. 物理的/電気的特徴 2.1 信号線数:信号名 SPIバスは4線式.同期式シリアル・インターフェースです.同期式シリアル・インターフェースとはクロック信号に同期してデータを送受する方法で,信号線のうちの1本をクロックに使います. データには2本の信号線.メインからサブへのデータとサブからメインへのデータにそれぞれ1本使います.あとのもう1本はチップ・セレクトと呼ばれる信号です.SPIでは転送対象を指定するためのアドレス指定を行う方法がありません.そのためチップセレクト信号を使って,転送対象デバイスを指定します[図1]. 信号名はさまざまな名前で呼ばれる場合があります.次の信号名はOSHWAによる呼称[英語サイト]です. SDO:データ出力 SDI:データ入力 SCK:シリアル・クロック CS:チップセレクト:CS 上記では,SDO,SDIの名称は各チップにおけるデータ入出力の方向が基準になっています.この場合,各ピン名としては明確で良いのですが,メイン/サブ間での信号の方向を示すには不便です, これに代わって回路図上などでよく使われる信号名には以下のようなものもあります.このブログではこれらの語に統一します. MOSI:メインからサブへのデータ(Main Out Sub In) MISO:サブからメインへのデータ(Main In Sub Out) SCLK:シリアル・クロック CS:チップセレクト:CS これらの信号のうちMISOだけはサブからメインへの信号で,それ以外は全てメインからサブへの信号となります.通信中に信号の方向が切り替わることはありません. スクリーンショット 2025-02-03 6.18.59.png図1:コントローラとターゲット.各信号名 信号本数を節約するため,例えば片方向だけの通信が行われる場合,いずれかのデータ線が省略される場合があります. また送受信を時多重にしてデータ線を1本だけで使うことができるようにしたターゲットもも存在します.この場合,メイン側ではMOSI/MISOを抵抗を用いてショートして,信号をまとめます. 2.2 プッシュプル.非転送時のハイ・インピーダンス状態 信号はプッシュプルで出力されます.また非データ転送時のMOSI,MISOの出力はハイ・インピーダンス状態に置かれます.これは複数のサブノードが並列に接続された時に,他の通信に影響を与えないようにするためです. 信号電圧はサブノードのデバイスによって規定されているため,それに合わせてやる必要があります.メイン側とサブノードで電圧が違う場合は電圧変換が必要です. 2.3 クロック周波数 クロック周波数も特に規定はありません.通常は百kHz台から数MHz台のクロックが使われる場合が多く,上限はサブノード・デバイスの仕様によって決められます.高レートでのデータ転送が必要なアプリケーションでは数十MHzのクロックが使われることもあります. またメモリ・デバイスなどでは,MOSIやMISOのデータ線を複数用いて転送レートを上げる応用例もあります. 3. プロトコル データ転送手順を決めるプロトコルも特に厳密な決まりはなく,サブノード・デバイス毎に自由に決められています.メイン側となるマイコンでは様々なサブノード・デバイスをサポートするための設定が用意されています. 基本の転送手順は,転送先のサブノードに接続されたCSをアサートしてから転送を始めます.CSデアサートで転送が終了します.CSのアサートとデアサートはLOWとHIGHの信号で行われますが,この極性はサブノード・デバイスの仕様で規定されます. データのビット順については,多くのデバイスではMSBファーストとなっていますが,これにも例外があります.転送単位とするビット数も特に決まっていません.2ビットから16ビットとしている解説を見たことがありますが,もっと大きいビット長を単位としたサブノードも存在する(例えば64ビットなど)ためこの限りではありません. 3.1 モード SPIには「モード」と呼ばれる設定があります.これはクロックの極性とエッジの選択の組み合わせを指しており,それぞれに2つの設定で4つのモードが存在します[図2]. クロック極性(Polarity)はCPOLと呼ばれる設定で,データ非転送時のSCLKがLOWかHIGHかを決める設定です.メイン側の設定ではを0に設定するとLOW,1ならHIGHになります. エッジの選択(phase)はCPHAと呼ばれます.データのラッチ(取り込み)を最初のクロックエッジで行うか,2番目のエッジで行うかを決める設定です. 0の設定で最初のエッジ,1の設定で2番目のエッジを選択します. CPOLとCPHAを組み合わせてモード0〜3のように表す場合もあります[表2]. さらに,これに加えてチップセレクトの極性が逆のサブノードも存在するので注意が必要です. スクリーンショット 2025-02-03 7.42.56.png図2:モード(CPOL,CPHA)     CPOL CPHA mode=0 0 0 mode=1 0 1 mode=2 1 0 mode=3 1 1 表2:モードとCPOL,CPHA 「データをラッチするエッジ」とは? データはクロックに同期して送受信されますが,クロックの立ち上がり,立ち下がりのどちらかひとつのエッジでデータの変化します. [図3]に立ち下がりでデータが変化する例を示して説明します.メイン側デバイスが出力するSCLKの立ち下がりのタイミングにに合わせて,メイン側はMOSIの,サブノード側はMISOの出力を変化させます.次のデータは次の立ち下がりで切り替わりますが,それまでの間は安定した状態になります.クロックの立ち上がりは,ちょうどこの期間に起こるため,このタイミングに合わせて互いのデータの取り込みを行います.これが「ラッチを行うエッジ」です. スクリーンショット 2025-02-03 6.54.45.png 図3:データ(MOSI/MISO)とクロック(SCLK)の同期 3.2 データ転送 チップセレクトがアサートされたのち,クロックに同期してデータを送受信します.サブノードは自身のチップセレクトがアサートされたことを受け,クロックに合わせてデータを取り込み,また出力します. [図4]はSPI転送の一例です.CSアサート中のクロックに合わせてデータがやり取りされます.ロジック回路に慣れている方なら,シフトレジスタによる単純な回路によって実現していることが見て取れると思います. スクリーンショット 2025-02-03 7.55.53.png図4:SPI転送の例   4. 接続トポロジ 4.1 チップセレクトによる並列接続とデイジーチェーン 複数のサブノードは[図5]のように接続します. 各サブノード向けにチップセレクトを用意し,それぞれの信号で送受信先を指定しながら通信を行います. またはCS信号の本数を節約するために縦続接続(デイジーチェーン)を行なって,ビット長を拡張したひとつのサブノードと見做して通信を行う方法も使われます[図6]. 先にも述べましたが,複数の種類のサブノードを同じSPIバスに接続するには注意が必要です. 先に述べたような,「モード」やチップセレクトの極性,さらにデータ・ビット長が同一とは限りません.このため各サブノードへの通信の度に設定を切り替えたり,ハードウェアでの調整が必要な場合があります. スクリーンショット 2025-02-03 8.25.09.png 図5:並列接続   スクリーンショット 2025-02-03 8.25.21.png 図6:デイジーチェーン接続 5. 参考資料 OSHWAによる役割名と信号名 [英語] Wikipediaによる「SPI」のページ:このブログでの信号名やメイン/サブノードのような名称はここの記述に倣った [英語] インターフェース 2024年3月号(CQ出版):特集『ゼロから作るシリアル通信[UART/I2C/SPIをPicoで]』 NXP システム・マネジメントI²C, I3C, SPIセレクタ・ガイド NXPコミュニティ・ブログ:I3C:その次のシリアルバス NXPコミュニティ・ブログ:I²Cバスの概要  [初出:インターフェース 2024年3月号(CQ出版)「I2C&SPIをゼロから作る④…SPIの通信規格」p71-73.ブログ掲載にあたり通信仕様解説部分を抜粋,加筆修正] 変更履歴: 2025-02-03:初版 2025-02-25:「5. 参考資料」の項に「NXP システム・マネジメントI²C, I3C, SPIセレクタ・ガイド」へのリンクを追加 2025-05-01:目次を訂正(項目削除),2.2節の項目名訂正 2026-07-24:「2.1 信号線数:信号名」と「5. 参考資料」内の「OSHWAによる役割名と信号名」へのリンク切れを修正 ========================= 本投稿の「Comment」欄にコメントをいただいても、現在返信に対応しておりません。 お手数をおかけしますが、お問い合わせの際には「NXPへの技術質問 - 問い合わせ方法 (日本語ブログ)」をご参照ください。 (既に弊社NXP代理店、もしくはNXPとお付き合いのある方は、直接担当者へご質問いただいてもかまいません。) マイコン/プロセッサと周辺デバイス間の通信に使われるSPIバス. あまりに当たり前に使われるこのシリアルバスですが,あえていま,その成り立ちについてまとめてみます. communication standards Interface 日本語ブログ
記事全体を表示