2398085_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2398085_zh-CN

2398085_zh-CN

FRDM-IMX95-1 卡在 fsl-se-fw se-fw2:响应失败 = 0x29

EdgeLock Enclave (ELE) / 系统管理器固件在启动过程中初始化失败:

 

[ 0.182931] fsl-se-fw se-fw2:命令 ID[23],响应失败 = 0x29
[0.182942]fsl-se-fw se-fw2:无法初始化ele fw。

因为 ELE 初始化失败:

  1. Mali GPU(4d900000.gpu)功率域保持关闭状态,当 Linux 探测 GPU 时,会触发 ARM64 SError 中断内核崩溃。

  2. 禁用 GPU 节点后,启动可以继续进行,但USDHC 存储(mmc0 和 mmc1)初始化失败,错误代码为 -5,导致 Linux 无法挂载根文件系统(/dev/mmcblk*p2)。

使用“重新安装系统”无法解决此问题。管理员能否重新刷写FRDM-IMX95-1设备上的主引导加载程序/ELE 固件?

云实验室在线实验室虚拟测试Re: FRDM-IMX95-1 is stuck with fsl-se-fw se-fw2: Response Failure = 0x29

你好,

能否请您详细介绍一下您的测试软硬件配置?

如果您使用的是自定义图片,请分享更改内容。

另外,请尝试重新刷写板。

顺祝商祺!

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
2 weeks ago
Updated by: