2294883_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2294883_ja-JP

2294883_ja-JP

S32K3 の Trace32 によるセキュア デバッグのロック解除

こんにちは、S32K3チーム

現在、セキュア デバッグ ロック解除に関する問題が発生しています。

私が使用しているデバッガーは Trace32 と AUTOSAR os です。
ライフ サイクル (LC) が OEM に切り替えられ、セキュア デバッグがパスワード モード (チャレンジ レスポンスではない) で構成されています。

設定されたTESTパスワードは次のとおりです。

0xFFEEDDCCBBAA99887766554433221100


LCを切り替える前に、HASH値が正しく一致していることを確認しました。

セキュア デバッグのロックを解除するために、次の 2 つの方法を試しました。

Trace32 コマンドの使用:

システムオプション キーコード %バイト 0xFF 0xEE 0xDD 0xCC 0xBB 0xAA 0x99 0x88 0x77 0x66 0x55 0x44 0x33 0x22 0x11 0x00


S32_JTAG_WRITE.cmmスクリプトの使用

ただし、どちらの方法でもセキュア デバッグのロックを解除できませんでした。

次に何をチェックすべきか、または見落としている可能性のある原因についてご指導いただければ幸いです。

参考までにスクリプトを添付しました。

よろしくお願いいたします。

NewbieNerd_0-1768555507583.pngNewbieNerd_0-1768555507583.png


#HSE #セキュアデバッグ


Re: S32K3 Unlock Secure Debug with Trace32

最近テストしてみました。添付のスクリプトを参照してください

debug_authorization.cmm は、パスワードを入力して他のスクリプトを呼び出す方法を示します。

添付ファイルを直接送信します。

Re: S32K3 Unlock Secure Debug with Trace32

こんにちは、

私も同じ環境で同じ問題に直面しています。

ファイルも私に共有してもらえますか?ご協力いただけると大変ありがたいです。

ご回答をお待ちしています。

Re: S32K3 Unlock Secure Debug with Trace32

親愛なるNewbieNerd様、

私も同様の環境で同じ問題に直面しています。

もし解決できたなら、その解決策を共有し、以前のセットアップと比べて何が変わったのか説明していただけますか?

あなたの経験は大変貴重であり、私の側でこの問題の解決を図る上で非常に役立ちます。

お時間をいただき、サポートありがとうございます。

Re: S32K3 Unlock Secure Debug with Trace32

新しいチケットを作成してください。そうすれば、私があなたに送信します。ご理解いただきありがとうございます。

https://www.nxp.com/support/support:SUPPORTHOME


Re: S32K3 Unlock Secure Debug with Trace32

ご返信ありがとうございます。

すでにサポートチケット(Case#00994181)を作成しており、現在は別のサポートエンジニアが対応しています。可能であれば、チケットを見たり追加のサポートを提供したりできますか?

改めてサポートありがとうございます。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-24-2026 02:30 AM
更新者: