Kinetisマイクロコントローラ・ナレッジ・ベース

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

Kinetis Microcontrollers Knowledge Base

ディスカッション

ソート順:
最近有客户问到如何移植PE生成的TSI代码到IAR中,按照常规的方法在把头文件和库文件意义一一包含进来,非常繁琐,于是研究了一下相关的操作。在早期的IAR版本中,需要用户自己手动添加芯片名称,链接文件和包含的路径信息,特别是在PE增加或者删除组件后,需要用户去增减相应的文件,更增加了难度。而在最新版本的 IAR 6.7中集成了对PE工程的链接机制,它可以方便的读取PE工程的XML文件,从而实现移植PE生成的代码到 IAR Embedded Workbench中,相对于早期的IAR版本,主要完成以下几个工作: 自动检测使用的芯片类型; 自动添加PE的LCF连接配置文件; 自动更新包含的头文件路径; PE增加或者删除Component组件后,IAR工程会自动Add 或Delete 相应的组件代码; 尽管IAR完成了一些繁琐的工作,但网上没有太多的资源可以参考,对于首次使用的用户来说还是需要一些探索,为节省大家的时间,下面以一个具体的示例Step By Step的介绍如何在IAR中集成PE的工程。 1. 打开Processor Expert software 新建一个PE的工程并保存生成代码,这个过程比较简单,此处不再赘述,重点讲述一下在IAR中的使用步骤; 2. 在IAR Workbench中"Creat New Project"新建一个空的工程。 3. 保存新建的工程文件到PE工程的文件夹中,需要注意的是此处也可以选择其他路径,但为简便和易维护性上还是建议直接存放到PE工程中。 4. 打开Tools->Options->Project选项,勾选“Enable project connects”,这个选项的目的在于使能 IAR 能够读取Freescale Processor Expert和Infineon DAVE等第三方工具生成.XML文件。 5. 添加PE工程的XML文件,选择Project->Add Project Connection,会弹出链接选择对话框,选择使用Freescale Processor Expert,默认是IAR Project Connection; 6. 点击OK后,选择建立PE工程时生成的工程描述符文件Projectinfo.xml; 7. 完成上面步骤后,在IAR中自动完成以下三方面工作:自动加载PE生成的文件到IAR中,自动安装LCF链接配置文件,自动包含头文件路径。这几个步骤在之前版本的IAR中需要自己手动添加,并且当在PE中重新生成Code时需要重新添加对应的文件; 8. 完成上面步骤之后,需要根据实际情况配置采用的下载/调试器,Project->Options->Debugger->Setup 选择下载Driver,实验中使用的是KL25的FRDM板,所以在PE Macro中选择OpenSDA,点击OK,完成设置; 9. 编译工程,下载Debug; 总结下来,主要完成两个工作:(1)配置使能 Project connection,并导入PE生成的XML文件; (2)配置调试的下载器仿真器;
記事全体を表示
¡ FELICIDADES AL GANADOR! El sábado 7 de diciembre se realizó la final del Kinetis L MCU Challenge México en las instalaciones del Centro de Congresos, Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara; donde se eligió al ganador a través de las redes sociales y la herramienta RankTab. La emoción se sintió entre los participantes durante la votación; al finalizar el conteo de votos y calificaciones en Ranktab ¡obtuvimos un ganador! Nos complace presentar a: Andrés Gafford con el proyecto Tablet Braille para Invidentes como el ganador del Kinetis L MCU Challenge México 2013. Quién se irá de viaje con todos los gastos pagados al Freescale Technology Forum (FTF) en Dallas, Texas del 8 al 11 de abril del 2014. Agradecemos a los finalistas por su esfuerzo y participación en el evento;  también agradecemos a todas las personas que nos ayudaron con su calificación y voto a elegir el mejor de los proyectos. Esperamos que esta competencia haya sido un semillero de grandes ideas que se conviertan en las innovaciones del mañana.
記事全体を表示
Using five channels from FTM2 module of the KE02 microcontroller included on the FRDM-KE02Z board for controlling a robotic arm powered by five servomotors. Each servomotor is controlled by a couple of buttons of a matrix keyboard, which is connected to eigth GPIOs. Interrupts are not used in this example. The code was generated and compiled on CodeWarrior for Microcontrollers v10.5.
記事全体を表示
Using five channels from FTM2 module of the KE02 microcontroller included on the FRDM-KE02Z board for controlling a robotic arm powered by five servomotors. Each servomotor is controlled by a couple of buttons of a matrix keyboard, which is connected to eigth GPIOs. Interrupts are not used in this example. The code was generated and compiled on CodeWarrior for Microcontrollers v10.5.
記事全体を表示
¡EL GRAN DÍA HA LLEGADO, PARTICIPA Y ELIGE AL MEJOR! Te esperamos en el Centro de Congresos del Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara, la exhibición de los proyectos estará disponible a partir de las 09:00 hrs. Se nombrará al ganador a las 13:00 hrs. En seguida de la premiación de The Freescale Cup. La votación se abrirá a las 9:00hrs. Y se cerrará a las 12:30hrs, se tomarán en cuenta solo las interacciones realizadas dentro de este horario. Vota y califica tu proyecto favorito, sigue 2 pasos: 1. VOTA Elige solo UNA de estas 2 opciones. Ingresa a tu cuenta Twitter Publica el hashtag del proyecto #KinetisChallenge Ingresa al Facebook de Freescale University Programs Encuentra la liga y contesta la encuesta, o si lo prefieres puedes hacerlo desde el siguiente acceso.: https://es.surveymonkey.com/s/JQY76J9 2. CALIFICA Califica cada uno de los proyectos de acuerdo a los criterios de selección. Ingresa a https://apps.facebook.com/ranktab/rt.php?l=1452 Califica cada proyecto con los 3 criterios. Observa la matriz de burbujas para ver la opinión de los participantes. Comparte tu calificación en tu muro. Se tomarán en cuenta la sumatoria de votos en Twitter y Survey Monkey; así como la calificación en RankTab. ¡LA ELECCIÓN ESTÁ EN TUS MANOS!
記事全体を表示
作者 Sam Wang & River Liang 在RISC架构的MCU中,通常是加载-存储(Load and Store)的操作机制,而这种方式不能提供传统8bit架构MCU的直接位操作内存和地址空间。为此飞思卡尔在M0+系列MCU上集成了BME(Bit Manipulation Engine)位操作引擎功能,例如KE和KL系列里都带有BME,它从硬件上提供了对外设地址空间用读-修改-写的操作方式来实现位操作。         使用BME能够降低总线的占用率和CPU执行时间,这些效果都能够降低系统的功耗。另外使用相比于用C语言实现相同功能的代码,使用BME能够更节省代码空间。这些可以参照         BME功能支持访问从0x4000_0000开始的,大小为512K的地址空间,并把它映射成从0x4400_0000到0x5fff_ffff的内存空间。         好了,长话短说。下面转入正题,我们应该如何使用BME来进行位操作,并达到节省代码空间、提高效率的效果。 一、写操作方式,对定义内容用写的方式来实现与、或、异或、位域插入功能 1:BME的&操作可以一次对IO的几个bit清0     //     0x21<<26 | addr (A0~A19) //GPIOA_PDOR   地址为   400F_F000 #define GPIOA_AND *((volatile unsigned char *) (0x44000000+0xFF000)) 例: GPIOA_AND=0xaa; #define GPIOA_AND_I *((volatile unsigned int *) (0x44000000+0xFF000)) 例: GPIOA_AND_I=0x55aa; 实际上命令是将400f_f000的内容与目标数进行&运算。修改volatile unsigned char, volatile unsigned int, volatile unsigned long来实现BME的所谓8,16,32位操作.下面命令相同。 2:BME的|操作可以一次对IO的几个bit置1     //       0x22<<26 | addr (A0~A19) #define GPIOA_OR *((volatile unsigned char *) (0x48000000+0xFF000)) 例: GPIOA_OR=0xaa; #define GPIOA_OR_I *((volatile unsigned int *) (0x48000000+0xFF000)) 例: GPIOA_OR_I=0x55aa; 实际上命令是将400f_f000的内容与目标数进行|运算。 3: BME的^操作          //     0x23<<26 | addr (A0~A19) #define GPIOA_XOR *((volatile unsigned char *) (0x4C000000+0xFF000)) 例:GPIOA_XOR=0xaa; #define GPIOA_XOR_I *((volatile unsigned int *) (0x4C000000+0xFF000)) 例: GPIOA_XOR_=0x55aa; 上面3个例子讲解了一般的与、或、异或等常用操作,下面来点复杂一点的。                                                                                           4: BME的位域插入操作BFI(Bit Field Insert)//   (5<<28) | (bit<<23) | (width<<19) | addr (A0~A18) #define BME_BFI_ADDR (ADDR, BIT, WIDTH)   (*(volatile uint32_t *) (((uint32_t) ADDR) | (1<<28) | (BIT<<23) | (WIDTH<<19))) 在这里bit是插入的位置,表示被操作目标的最低位开始被操作,Width这里是插入的数据长度 例:BME_BFI_ADDR(&ADC0_CFG1, 0x05, 0x01) = 0x40; 结果是将寄存器ADC0_CFG1从bit5开始,用0x40的bit5来替换ADC0_CFG1的bit5,0x40的bit6来替换ADC0_CFG1的bit6,调用该命令后,寄存器ADC0_CFG1_ADIV = 2 相当于执行了mask = ((1 << (w+1)) - 1) << b;                          //等一系列位操作。                             (ADC0_CFG1 & ~mask) | (0x40 & mask); 使用BFI功能需要注意的是,操作地址是A0到A18,而GPIO寄存器的A0到A19是从FF000开始,因此会有1bit 的地址冲突。为此,在使用BFI操作GPIO的寄存器时,使用的是内存映射出来的地址空间,此时GPIO的起始地址将为F000,如果还使用原来的地址,命令将会无效。之前提到的AND、OR、XOR操作,对于GPIO地址空间在FF000还是F000都适用 #define BME_BFI_GPIOA (BIT, WIDTH)        (*(volatile uint32_t *) ((uint32_t) (5<<28) | (BIT<<23) | (WIDTH<<19) | 0xF000)) 例:BME_BFI_GPIOA(0,3) = 0x0a; 结果是GPIO_PDOR从bit0开始,一共4位被1010替换了。 二、读操作方式 5, BME的读操作使某位置1, Load-and-Set 1 Bit// #define PTA1_SET   (void) (*((volatile unsigned char *) (0x4C000000+ (1<<21) + 0xF000))) #define PTA1_SET_I   (void) (*((volatile unsigned int *) (0x4C000000+ (1<<21) + 0xF000))) 例: PTA1_SET;   //效果是GPIOA1高电平         LAS1      第1位    GPIOA_PDOR地址的A0-A15 6, BME的读操作使某位清0, Load-and-Clear 1 Bit #define PTA2_CLR   (void) (*((volatile unsigned char *) (0x48000000 + (2<<21) + 0xF000))) #define PTA2_CLR_I   (void) (*((volatile unsigned int *) (0x48000000 + (2<<21) + 0xF000))) 例: PTA2_CLR;     //效果是GPIOA2低电平        LAC1      第2位     GPIOA_PDOR地址的A0-A15 7, BME同时提取多个bit,Unsigned Bit Field Extract 前8位内                     //UBFX      第1位开始       取1+1位   GPIOA_PDOR地址的A0-A18 #define PTA_OUT    *((volatile unsigned char *) (0x50000000+ (1<<23) + (1<<19) + 0xF000)) 前16位内                   //UBFX      第1位开始       取1+1位   GPIOA_PDOR地址的A0-A18 #define PTA_OUT_I    *((volatile unsigned int *) (0x50000000+ (1<<23) + (1<<19) + 0xF000)) 例: 初始值GPIO_PDOR = 0x3a;   //            11_1010   temp = PTA_OUT; //                    此时temp = 0x01 例: 初始值GPIO_PDOR = 0x35;   //            11_0101   temp = PTA_OUT; //                    此时temp = 0x02 该宏定义UBFX功能是将GPIO_PDOR从bit1开始提取1+1位,并以bit1为最低位赋值到目标变量。          需要注意的是UBFX与BFI一样操作的都是映射内存空间,用来操作GPIO时要以F000为起始地址。         BME执行的是读-修改-写操作,而我们很多寄存器有些位是w1c,也就是所谓的write-1-clear,写1清0的工作方式。使用BME时就需要特别注意和小心了,否则会出现很多不可预料的后果。               如果一个寄存器中有多个连续的W1C位,我们就不要使用LAS1来对寄存器写1清0了,因为在LAS1这个操作中,其中有一步操作是将数据读回(在reference manual中有read data return to core一说)。这一步会将原本不需要清0的位给清了。         下面介绍这个情况的实验。 在我们M0+的PWM模块中,寄存器TPM0_STATUS所有有效位都为w1c,我们模拟一个情景: 系统48MHz,TPM时钟128分频,TPM0定时中断计数器最大值为37499,并使能溢出中断。 通道0设置为output compare模式的match output low,比较值为10000,不触发中断。 通道1设置为output compare模式的match output high,比较值为20000,不触发中断。 上面的设置可以使我们每50ms进入一次中断,需要我们在中断服务程序中清中断标志。 TPM0_STATUS 地址为 0x4003_8050 中断函数中设置断点观察TPM0_STATUS的值,为1_0000_0011 B #define TPM0_STATUS_LAS1   (void) (*((volatile unsigned int *) (0x4C000000| (1<<21) | 0x38050))) 中断程序中用TPM0_STSTUS_LAS1将bit1置1清0,得到的结果是TPM0_STATUS = 0,使用LAS1作用在该寄存器的其他位结果都一样。将其他不需要改动的位都清0了。     我们换种方式。 #define TPM0_ STSTUS_BFI *((volatile unsigned int *) (0x50000000 | (0<<23) | (8<<19) | 0x38050)) =0x001 中断里用BFI去修改该连续的w1c位,从bit0开始,长度为8+1位,执行TPM0_STSTUS_BFI后bit8和bit2仍为1, bit0已经被清0了。这确实是我们想要的效果。         此后我们遇上一个寄存器有多个连续w1c时,可以使用BFI的方式来改写寄存器w1c位的值,而位判断则采用UBFX的方式来提取该位域。 下面是针对比较器的CMP0_SCR寄存器操作的例程. CMP0_SCR是8bit的寄存器bit1和bit2是w1c #define CMP_SCR_CFR_CLR *((volatile unsigned char *) (0x50000000+ (1<<23) + (1<<19) + 0x73003)) =4 #define CMP_SCR_CFF_CLR *((volatile unsigned char *) (0x50000000 + (1<<23) + (1<<19) +0x73003)) =2              //           BFI                    第一位开始   1+1位          2对应bit2bit1为01          4对应bit2bit1为10 #define CMP_SCR_CFR    *((volatile unsigned char *) (0x50000000 + (2<<23) + (0<<19) + 0x73003)) #define CMP_SCR_CFF    *((volatile unsigned char *) (0x50000000 + (1<<23) + (0<<19) + 0x73003))             //            UBFX                分别是提取bit2和bit1的值 void CMP_Change(void) { If (CMP_SCR_CFR) { CMP_SCR_CFR_CLR; }                   If (CMP_SCR_CFF) { CMP_SCR_CFF_CLR; } }         总结,BME功能可以有效提高M0+的位操作性能并减少代码占用空间,但用于处理w1c位时要特别小心,总的来说BME是个好东西,在内核资源紧张的时候可以给用户提供一个精简代码的手段。
記事全体を表示
在电机控制,Audio等很多应用中,我们经常会用到一些常见的正余弦,矩阵变换,FFT等一些DSP函数,提到DSP库,通常会想到使用ARM 公司提供的 CMSIS 库。CMSIS 库是ARM和一些半导体厂家针对Cortex-M系列制定的一套接口标准,包括针对内核操作的CMSIS-CORE API,针对DSP应用的CMSIS-DSP Library,针对RTOS的CMSIS-RTOS API,与外设接口的CMSIS-SVD以及提供Debug访问接口的CMSIS-DAP。 其中,又以DSP应用的CMSIS-DSP 库的应用最为广泛。针对Cortex-M4中的DSP功能,CMSIS-DSP部分提供了超过60多种功能的DSP算法库,尤其是随着Cortex-M4中集成了FPU硬件单元,CMSIS-DSP 库的应用也越来越广泛。 在KEIL 和IAR中都集成了对CMSIS的支持,然而在CodeWarrior中没有直接支持CMSIS,需要用户移植到自己的CW工程中,所以就需要使用者了解CMSIS的结构,手动添加库文件和头文件,并完成一些重要的编译参数配置。特别是有些芯片支持FPU浮点运算单元,有些不支持,在配置选项上差别很大。在飞思卡尔Kinetis系列芯片中,FPU浮点运算单元也是一个可选的部件,只有在名称中带有FN和FX的芯片才支持FPU硬件浮点功能,如MK60FN1M0, MK60FX512。本文档分别介绍在使用和不使用FPU的情况下如何一步步移植CMSIS的DSP库到自己的CodeWarrior工程中。 需要注意的是 FPU 单元是指的芯片上的一个独立于 CPU 处理的浮点运算单元,整个单元在大多数厂家的芯片中都是可以被使能和关闭的。相对于芯片,编译器也设置了相应的 FPU 功能开启/关闭的选项,在编译时需要告诉编译器是否开启 FPU 功能。编译器一旦开启 FPU 功能,在处理单精度浮点运算的语句时就会用带 V-开头的汇编指令进行编译。如果编译器使能了 FPU 功能,而芯片未开启 FPU 单元,程序运行到浮点语句时就会出现异常。相反,如果编译器未使能 FPU 功能,芯片即使开启了 FPU单元,程序还是会按照未使能 FPU 的代码进行处理。在本例程中,为对比分析是否采用FPU的编译指令差别以及在板的执行效率,选用Kinetis K70FN1M为实验对象。 硬件平台:TWR-K70F120M核心板      软件环境:CodeWarrior v10.5        CMSIS版本 :V3.2 一. 准备工作: 下载CMSIS的库,当前最新的版本为V3.2,解压后名称为CMSIS-SP-00300-r3p2-00rel1,其目录结构如下图。分别包含CMSIS-DSP, CMSIS-RTOS和CMSIS-SVD的库文件。在本Cortex M4的CMSIS-DSP的应用中,真正用到的文件包括CMSIS\Include中CM4相关的头文件,CMSIS\Lib\GCC文件夹中的库文件libarm_cortexM4l_math.a(软浮点)和libarm_cortexM4lf_math.a(硬浮点),以及Device\ARM\ARMCM4\include中外设访问相关的两个头文件。 二. 不使用K70的FPU浮点运算单元,移植CMSIS的DSP库到CW的步骤;      Step 1:    新建一个Baremental的工程,选择器件器件MK70FN1M0(支持硬件FPU);     Step 2:    选择Floating Point浮点运算实现的类型,即指定编译器将C代码编译成汇编代码时使用的规则; 在Floating Point四个选项含义如下: Software选项:表示不使用FPU硬件,而是使用GCC的整数算术运算来模拟浮点运算; Handware(-mfloat –abi=hard) 选项:表示使用FPU硬件来进行浮点运算,函数的参数直接传递到FPU的寄存器(s0-d0)中; Handware(-mfloat –abi=softfp)选项:表示使用FPU硬件来进行浮点运算,但是函数的参数传递到整数寄存器(r0-r3)中,然后再传递到FPU中; Handware(-mfloat –abi=softfp –fshort -double)选项:其配置项同上,只不过使能了fshort  double功能,并且此处的double数据的宽度等同于float; 有兴趣研究各个选项意义的可以参考CW for MCU技术文档的第3章,在本例程中使用的是软浮点,所以选择Software项。需要注意的是:此配置选项仅出现支持FPU硬件单元的芯片工程中,如MK60FN1M0, MK60FX512等,否则默认没有此选项,默认为软件浮点。 Step 3:    点击“Next”进入下图,选择使用Processor Expert,点击“Finish“完成工程的建立; Step 4:    进入当前工程的文件夹,新建文件夹CMSIS,从之前在准备步骤解压的CMSIS文件包\...\CMSIS-SP-00300-r3p2-00rel1\CMSIS中拷贝Include和Lib文件夹到当前工程新建的CMSIS文件夹。另外,拷贝\...\CMSIS-SP-00300-r3p2-00rel1\Device\ARM\ARMCM4\Include中的ARMCM4.h和system_ARMCM4.h到当前工程新建的CMSIS文件夹中; Step 5:    回到CodeWarrior主界面选择新建的工程文件,F5刷新可以看到CMSIS出现在工程文件中。其中Include是CMSIS库的一些头文件,包括M0+/M3/M4的一些头文件;在Lib文件中是已经编译好的库文件,ARM文件夹是使用在KEIL IDE中的库文件,G++文件夹是使用在IAR中的库文件,而由于当前CW工程使用的GCC的编译器,所以GCC文件夹才是CW需要的,因此,为缩减工程大小可以删除ARM和G++文件夹;     Step 6:    打开工程属性框,选择Target Processor的Float ABI为No FPU; Step 7:    在GCC Complier的Defined symbols中添加编译的宏定义ARM_MATH_CM4; Step 8:    在GCC Complier的Include paths中添加CMSIS库的头文件,路径为:工程目录\CMSIS\Include; Step 9:    在GCC C Linker的Miscellaneous项的Other objects中指定使用的库文件(位于CMSIS\Lib\GCC文件夹中)。因为本例程中不使用FPU,所以选择libarm_cortexM4l_math.a,此处需要特别注意,否则编译会报错; Step 10: 在ProcessorExpert.c文件中添加代码; #include <math.h> #include "arm_math.h" #define DELTA    (0.000001f) const float32_t testRefOutput_f32 = 1.000000000; const float32_t radians=1.047197533333333; float32_t  cosOutput, sinOutput, diff; float32_t cosSquareOutput,sinSquareOutput,testOutput; int main(void) {   int m,n;   PE_low_level_init();   cosOutput = arm_cos_f32(radians); /*求正余弦*/                   sinOutput = arm_sin_f32(radians);                                 arm_mult_f32(&cosOutput, &cosOutput, &cosSquareOutput, 1); /*求积运算*/   arm_mult_f32(&sinOutput, &sinOutput, &sinSquareOutput, 1);               arm_add_f32(&cosSquareOutput, &sinSquareOutput, &testOutput, 1); /*求和运算*/   diff = fabsf(testRefOutput_f32 - testOutput);  /* 求绝对值 */                 if(diff > DELTA)   {                         while(1)                                 {                                   for(m=0;m<2000;m++)                                                 for(n=0;n<200;n++){};                                                 D7_NegVal();                                 }     }                 } Step 11:    编译并下载Debug,在  sinOutput = arm_sin_f32(radians);处设置断点,可以看到CMSIS-DSP库中的正余弦浮点数运算函数运算正常,其反汇编的得到为普通的ARM指令(FPU 单元汇编指令通常在普通指令前加字母V,仅在 FPU 功能被使能时使用),完成一个正弦计算; 至此,完成了不使用K70的FPU浮点运算单元,移植CMSIS的DSP库到CW的步骤。     三.     使用K70的FPU浮点运算单元,移植CMSIS的DSP库到Codewarrior的步骤 使用K70的FPU硬件浮点运算单元,移植CMSIS的DSP库到Codewarrior的方法有两种:一种是按照上面软浮点的方式Step By Step的建立工程,步骤和上面二的步骤基本一致,主要的两个区别在于:(1). Step 2要选择Handware(-mfloat –abi=hard) 选项,(2). Step 9 改为libarm_cortexM4lf_math.a。另外一种就是在上面工程的基础上修改配置选项。鉴于方便,本教程采用第二种方案,完成在Codewarrior中调用CMSIS的DSP库,通过K70的FPU浮点运算单元执行浮点运算,即硬浮点。 Step 1:    打开工程属性对话框,选择Target Processor的Float ABI为FPU with hard vfp passing(-mfloat –abi=hard); Step 2:    在GCC Complier的Defined symbols中添加编译的宏定义:_VFPV4; Step 3: 在GCC C Linker的Libraries项的library search path中指定链接的规则,把上面工程中默认的"${MCUToolsBaseDir}/ARM_GCC_Support/ewl/lib/armv7e-m"修改为 "${MCUToolsBaseDir}/ARM_GCC_Support/ewl/lib/armv7e-m/fpu"; Step 4:    在GCC C Linker的Miscellaneous项的Other objects中指定使用的库文件(位于CMSIS\Lib\GCC文件夹中)。因为本例程中使用FPU,所以选择libarm_cortexM4lf_math.a,此处需要特别注意,否则编译会报错; Step 5:    完成以上配置后,编译工程并下载调试(此处建议编译之前先Clean一下整个工程),同样,在  sinOutput = arm_sin_f32(radians);处设置断点,可以看到CMSIS-DSP库中的正余弦浮点数运算函数运算正常,其反汇编的得到为FPU指令(FPU指令通常是指在普通指令前加字母V,仅在 FPU功能被使能时使用),并且在Register观察窗口中也多了个FPU寄存器列表,感兴趣的读者可以对比一下和前面实验汇编出代码的差异,此处不再赘述; 至此,分别完成了使用和不适用K70的FPU浮点运算单元情况下, CMSIS的DSP库到Codewarrior的移植。在实际应用中需要用到更多的DSP函数,在项目中直接调用即可。下一步, Just Enjoy The Convenience of  The CMSIS! 有一点需要说明的是,前文中讲到使用FPU单元需要两步设置:(1). 在编译器中开启相应的 FPU 功能选项;(2). 开启芯片FPU 单元。似乎我们前面的设置是完成了第一个步骤,然而第二个步骤呢?仔细查看_arm_atart.c文件,可以发现代码_fp_init()正是完成了开启芯片FPU单元的过程,如下图,是一个条件编译函数,这也就解释了为什么在上面Step 2中定义了_VFPV4,其本质也就是使能芯片的FPU单元,其具体实现可以查看ARM手册的第74页的描述。 #ifdef   __VFPV4__        //Step 2中的宏定义                 __fp_init();      // 开启芯片的FPU单元 #endif
記事全体を表示
FINALISTAS Después de un profundo análisis de todos los proyectos, nuestros jueces realizaron la difícil selección de los finalistas del Kinetis L MCU Challenge México entre los que el público elegirá al ganador; gracias a la excelente respuesta decidimos nombrar 16 finalistas.  Ellos son: Project Name Contestan Name Description Video Sistema de monitoreo de la contaminación acústica #MonitoreoAcustico Lucio Canche Diseño de una placa para monitoreo de niveles de ruido utilizando un sensor de sonido. Permite el estudio detallado de los patrones de propagación del sonido. Movimiento de un carro controlado #CarroPelotasAntiestres Emilio Jiménez Auto de juguete controlado por medio de pulsaciones realizadas con 2 pelotas anti-estrés, el presionar una pelota hará que el vehículo avance hacia adelante y la otra hará que gire sobre su propio eje. Viking lever #VikingLever Ma. Fernanda Gutierrez Consiste en un sistema de una palanca con contrapeso; tendrá en la punta una pelota con una led que indicará cuando el usuario tiene que golpearla. Controlador para el suministro de agua de una vivienda #ControladorAgua Rogelio Rosales El objetivo es el ahorro de agua. En un tinaco se colocan 2 sensores, uno a nivel alto y el otro a nivel bajo de agua. Dependiendo del nivel del agua los sensores mandan la señal a la bomba para que se encienda o apague. Rehab glove #RehabGlove Alexis Castañón Guante que posee sensores de flexión en las articulaciones de los dedos y de fuerza en las yemas, con el fin de enviar instrucciones a algún aparato, mientras el usuario realiza ejercicios como cerrar el puño o tocar las yemas de los dedos con el pulgar. Tablet braile para invidentes #TabletBraille Andres Gafford Tableta para leer ebooks braile con botones para cambiar de página, apagar y encender, que sean fáciles de percatar por un invidente; así como botones interactivos que desplieguen opciones del menú. Tapete interactivo para discapacitados #TapeteInteractivo Angel Campoy Este tapete interactivo, contribuye al desarrollo motriz. El teclado cuenta con cuatro botones, los cuales tienen un led que se enciende indicando al paciente que debe presionar el boton. Si activo el boton indicado,se enciende un LED verde o rojo si se equivocó. Neck remote control wheel chair #NeckControl Francisco Javier Pérez Corona Silla de ruedas controlada moviendo el cuello a la izquierda o derecha, presionando un botón con la cabeza, que a su vez haga avanzar o girar. Control de sensores infrarrojos para silla de ruedas #SensoresSilla Jesús Lizárraga Silla de ruedas diseñado para personas con parálisis cerebral. El usuario debe colocar las dos manos al ifgual que los codos por encima de los espacios indicados, los sensores se activarán haciendo que la silla avance o gire hacia el lado en que la persona posicionó la mano. N-drid uleta #NdridRuleta Jorge Rodriguez Rodriguez Juego de ruleta de leds de 4 colores, el usuario acumulará puntos cada vez que logre presionar el botón del color en donde parará la ruleta. KMA #KMA Luis Castellanos Prototipo para silla de ruedas que será controlada con un dispositivo de fácil manejo,  comunicado a la silla por bluethooth. Sensilla #Sensilla Miguel Rogel Silla móvil manipulada por sensores y con esto lograr desplazarse de una manera más accesible a sus capacidades. Pest control using Freescale #PestControl Pablo Yerena Este proyecto consiste en el control de plagas de manera ecológica, con la implementación de un aparato electrónico que emite frecuencias ultrasónicas evitando que animales e insectos invadan espacios físicos. Tren de colores musical #TrenColores Ricardo Villaseñor Juguete donde se utiliza un sensor óptico para la lectura de pequeños cubos de colores, donde cada color es una nota musical. Al colocar el lector sobre el cubo de color se emitirá la nota correspondiente. Morse deaf-mute communication system #MorseDeafMute Roberto Vite Ruiz Dispositivo de escritura basado en el código morse. Se muestra un código morse para cada letra del alfabeto permitiendo a una persona sorda o muda darse a entender de manera escrita.       Casco acelerómetro #CascoAcelerometro José Ramón Rodriguez Dispositivo  para silla de ruedas que  permite al paciente transportarse autónomamente mediante una especie de casco que detecte la dirección deseada, además de que sea una manera recreativa de trasladarse Podrás participar calificando cada proyecto a través de redes sociales y la herramienta RankTab; la votación se abrirá el día del evento a partir de las 9:00am, espera las instrucciones a través de la Comunidad Freescale,  Facebook y durante el evento. A todos los finalistas los esperamos el 07 de Diciembre a las 8:00hrs en el Centro de Congresos del Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara, donde se develará el misterio y conoceremos al ganador del viaje al Freescale Technology Forum (FTF) en Dallas, Texas del 08 al 11 de Abril del 2014. Para solicitar mayor información, favor de enviar un correo a cristina.garcia@mclgx.comA
記事全体を表示
Producto dirigido para terapias visuales y motrices. Consiste en una matriz de 6x3 LEDs, una columna verde, una amarilla y una roja. Aleatoria mente, se encenderá un LED que se encuentra hasta arriba, y ese irá bajando por la columna de su color hasta llegar al ultimo. Cuando eso suceda, se deberá presionar el botón del color correspondiente. Si esto se realiza correctamente, se suma un punto, de lo contrario se restan tres y suena un buzzer. Los puntos se despliegan en pantalla. La velocidad del juego se puede controlar con un potenciometro y un motor Servo se mueve dependiendo del puntaje.
記事全体を表示
Gracias a la excelente respuesta por parte de los concursantes, les informamos que daremos a conocer los proyectos finalistas el próximo martes 26 de Noviembre de 2013, a través de la comunidad Freescale y redes sociales; recibimos proyectos con gran potencial que aún están siendo evaluados por nuestros jueces. A continuación te compartimos los criterios a evaluar: • Alineación con las tendencias del futuro (Salud y Seguridad, Efecto Net,Going Green) • Creatividad • Innovación • Utilidad de la aplicación • Beneficio ambiental potencial para el uso del producto. Los finalistas seleccionados tendrán la oportunidad de presentar su prototipo en el evento Freescale Cup 2013 el día 7 de Diciembre de 2013 en el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara; donde el proyecto ganador será elegido por los asistentes al evento, a través de la comunidad Freescale y redes sociales. Recuerda que el ganador viajará con todos los gastos pagados al Freescale Technology Forum (FTF) en Dallas, Texas. Mantente atento el próximo martes 26 de Noviembre de 2013 y descubre los proyectos finalistas, tú puedes ser uno de ellos.
記事全体を表示
    感谢Baolei之前在weekly meeting上分享的关于在Codewarrior环境下实现printf的重定向技巧,从而在CW调试环境下的Console上实现调试信息的打印功能,我将其移植到IAR环境下并进行了测试,可以实现调试信息的交互,完全可以替代串口的功能,在这里写出来分享给大家,再次感谢baolei的分享~     通过串口打印调试信息或者实现上下位机交互是我们最常使用的调试手段之一,毕竟实现起来无论是硬件成本(接出两根线Txd和Rxd,外加一个电平转换芯片)还是软件成本(下位机写好UART驱动,上位机直接超级终端或者一些第三方串口调试助手)都是相对较低的,所以这种方式还是灰常受广大“攻城师”们欢迎的。不过如果由于I/O资源紧缺串口被用做其他用处或者板子直接没有引出串口的话(是不是产生共鸣了,呵呵),那该怎么办呢?     当然,所谓时代不同了(liao)(顺口想说“男女都一样呢”,呵呵,哎,都是生在旧社会长在红旗下的孩子啊),随着嵌入式开发生态系统越来越完善,目前也是有越来越多的Poweful开发工具支持丰富的调试功能(支持打印调试信息和交互等),但是涉及到一些版权的问题价格上还是有点小贵的(对一些小企业来说还是难以接受的),所以这个时候就需要我们动动脑筋去摸索摸索其他的方法(所谓路是探索出来的),事实证明破釜沉舟下人的潜力是无限的,呵呵,这里就分享一个折衷的办法去解决大家一直苦恼的问题,即使用IAR虚拟的串口终端来实现信息的交互和打印,下面进入正题: 测试平台:IAR6.6 + FRDM KE02开发板(我目前手里有这个,其他平台都可以) 测试代码:KE驱动库(KEXX_DRIVERS_V1.0.1_DEVD\kexx_drv_lib_release_r1.0.1\build\iar\ke02\platinum) 这里稍微提一句,我测试的是KE驱动库的代码,但是实际上只要你看懂了我下面的解决方法(授之以渔而不是鱼),其他代码都是类似的。 1)打开KE02 platinum的IAR工程,进入到platinum.c文件,找到main函数如下图1,可以看到其调用了printf打印函数,而该工程是默认调用底层串口的,我们跳转到该函数的定义如图2,再继续跳转到out_char的函数定义如图3,这下就屡清楚了,我们可以很直观的看到工程默认是调用UART底层的,呵呵,下面我们就要动手改造它对printf进行重定向; 2)首先我们需要注释掉printf的实现函数,将其屏蔽掉,然后需要给printf一个重新指向的地址,下面就该我们常见的<stdio.h>这位老兄出场了(貌似当初自打我开始接触Turbo C的时候就已经用到它了,老生常谈的“Hello world”就是调用它内部的printf来实现的)。我们找到Common.h文件,将<stdio.h>添加到其中,如下图,这样凡是需要printf的文件只需要添加common.h头文件即可: 3)这里先说说stdio.h文件的作用,我们打开stdio.h文件可以看到其内部定义了标准输入输出函数,包括我们常见的scanf和printf等函数,而这些函数所调用的底层即为IAR提供的链接到其Terminal的驱动,所以……懂的,呵呵。除此之外,我们肯定不满足只输出打印(给人略显低端的感觉有木有),所以为了体现我们不是“土豪”,我觉着有必要让它交互起来,实现真正的串口功能(因为一些类似bootloader或shell之类的还是需要输入参数的进行交互的),我在main函数添加了scanf语句用来测试输入功能,如下: 4)准备工作就绪,编译链接整个工程,然后下载到KE02的板子中并进入到Debug调试环境中,点击View->Terminal I/O调出虚拟终端,然后全步运行,就可以看到Terminal下开始打印调试信息,如下图1。当然显示输出有点小case了,我们再试试输入功能,在input框中输入‘a’,然后回车,如下图2,perfect: 5)还没完,我们要玩就玩高端大气上点档次的,我们再探索探索呢,结果又发现个小惊喜,我们点击上图右下角的“Input Mode”,弹出设置框如下,很高端啊有木有: 呵呵,看完之后是不是有种跃跃欲试的兴奋呢,呵呵,just have a try and enjoy it~ 附件为我修改之后的工程代码,仅供参考~
記事全体を表示
Este proyecto está siendo desarrollado por alumnos del Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara, el cual está orientado para servir como un tipo de terapia para personas discapacitadas. El proyecto en sí consiste en el control de un vehículo de juguete por medio de pulsaciones que serán realizadas con pelotas anti-estrés, de esta forma la persona podrá realizar un ejercicio de fortalecimiento en sus extremidades superiores de una forma más entretenida y menos tediosa que las clásicas terapias. Es importante mencionar que para poder realizar este proyecto es necesario el uso de dos tarjetas Freedom KL25Z de Freescale®, dos módulos Bluetooth®, dos servomotores de rotación continua y dos sensores de presión, los cuales serán incorporados dentro de las pelotas anti-estrés. El vehículo de juguete estará compuesto por los servomotores, que servirán como llantas; un módulo Bluetooth®, el cual recibirá las señales del otro módulo; y una de las tarjetas Freedom KL25Z. Por otro lado una de las tarjetas Freedom KL25Z estará conectada con los sensores integrados en las pelotas anti-estrés y a un módulo cuya función es mandar la información capturada por los sensores al vehículo de juguete. La mecánica del proyecto depende de la pelota que sea presionada, pues si se presiona solamente una pelota, el vehículo avanzará, por otro lado si se presiona la otra pelota, el vehículo girará sobre su propio eje. Este proyecto tiene como fin la implementación de conocimiento prácticos y teóricos en busca de una aportación en beneficio de la sociedad. También es relevante comentar que las visiones a futuro de este proyecto es que pueda ser implementado como una especie de control para una silla de ruedas, con el fin de facilitar la movilidad y aumentar la comodidad al momento de usar este tipo de vehículo. Original Attachment has been moved to: Codigo-tarjetas-freedom.zip
記事全体を表示
Document describing first steps of simple touch sensing application in Code Warrior and TWR board is attached. We will use K60 board from www.freescale.com/tower, CodeWarrior from www.freescale.com/codewarrior, TSS package www.freescale.com/tss, and later FreeMASTER visualization and debugging software  www.freescale.com/freemaster the proces is described in detail and final code is attached for easy jump into the topic Pavel Sadek
記事全体を表示
El proyecto está basado en Kinetis KL25Z, consiste en utilizar un tapete de 9 “Botones” y un nunchuck para rehabilitación en piernas y o entrenar sus capacidades sicomotrices llevarlo a cabo atravez de programas especiales en PC, bien esto se lleva acabo utilizando la función de HID de Processor Expert, en el caso del nunchuck funciona como mouse y el tapete como teclado, el joystick del nunchuck actúan como el desplazamiento del mouse y los dos botones con los que cuenta actúan como clic derecho e izquierdo y el tapete actúa como las teclas W, A, S, D, (están son configurables) más 5 teclas adicionales, el tapete está formado por sensores de presión que al pisarlos simulan las teclas correspondientes.     BodyPCcontrol Kinetis Challenge México 2013 - YouTube Original Attachment has been moved to: HID-KEYRUG-KL25Z.rar
記事全体を表示
  (para español continua mas abajo) Blind deaf-mute comunication system   Materials Used : A Freedom- KL25Z card A USB Cable A 16x2 LCD Display Three buttons A breadboard A USB cable   Project description Thinking about the difficulties a blind, deaf-mute person has to convey a message, we designed a device to facilitate their communication. Using the Morse key system, the disabled person can write a short message on a LCD screen. For this, you need to press three buttons, and depending on the duration, a function will be performed. 1. If you short-press the button on the left, this will erase the last character typed, however, if you long-press, this will erase everything written. 2. If the middle button with the green label is short-pressed, this will print a dot at the bottom of the screen. If you long press the button, it will print a dash. In Morse code, the dot represents a single signal and the dash represents a triple signal. 3. If the button on the right, with the yellow label is short pressed, the LCD display space will be added to the message. But if he was held down with a longer duration, the set of ¨ Short ¨ and ¨ Long ¨ will be transformed in to a letter in the alphabet and it will be printed on the screen. Note: * If the set of Short and Long does not match any sequence in the matrix, no character is added to the message. **The system to display and write the message on the LCD display are separate.     Modifications for the second stage of the prototype 1. Delete button on the right, the yellow label, Send and Space. a. It is intended that the third button is eliminated by increasing the code efficiency. Instead of sending the sequence of short and long pressing a button, they are sent after a desired time interval. b. Wanted to enter the space with a sequence of short and long. 2. Currently the project is divided into two boxes, one that displays the buttons and other writing. The goal is to have a single box which can write and display the message. 3. With a potentiometer seek to change the time it takes to push a button to be recognized among one short and one long signal.   Modifications for the third stage of the prototype 1. Perform the division again in two boxes , interconnected by Bluetooth modules , as the system is designed to generate a communication between two people, using a system of sending data to harvest deaf -mute person in the future by Braille .       Sistema de Comunicación para Persona Ciega, Sorda y Muda   Materiales Utilizados: Una tarjeta Freedom-KL25Z Un Cable Una Pantalla LCD 16x2 Tres botones Una placa de pruebas (protoboard) Un cable USB   Descripción de Proyecto             Pensando en las dificultades que una persona ciega, sorda y muda tiene para transmitir un mensaje, se ha diseñado un aparato para facilitar su comunicación. Utilizando el sistema de clave morse, la persona con discapacidad puede escribir un mensaje corto en una pantalla LCD. Para esto, se deben presionar tres botones que dependiendo la duración del toque, será la función que efectuará. 1. Si al botón de la izquierda, con la etiqueta azul, apenas se le presiona este borrará el ultimo carácter escrito; sin embargo, si se le presiona con una mayor duración este borrará todo lo escrito. 2. Si al botón del medio, con la etiqueta verde, apenas se le presiona este imprimirá en la parte inferior de la pantalla un punto. El punto representa, un corto en el sistema de clave morse. Sin embargo, si se le mantiene presionado por un momento mas largo, este imprimirá un guión. El guión representa un comando largo en el sistema de clave morse. 3. Si al botón de la derecha, con la etiqueta amarilla, apenas se le presiona, en la pantalla LCD se agregará un espacio al mensaje. Sin embargo si se le mantiene presionado con una mayor duración, se enviará el conjunto de ¨Cortos¨ y ¨Largos¨ a una matriz para que la secuencia se busque y cuando esta se haya, en la LCD se agrega la letra deseada al mensaje. Nota: *Si el conjunto de Cortos y Largos no coincide con ninguna secuencia en la matriz, ningún carácter se agregará al mensaje. ** El sistema para mostrar el mensaje con la LCD esta separado a los botones para escribirlo.     Modificaciones para la segunda etapa del prototipo 1.      Eliminar el botón de la derecha, con etiqueta amarilla,  de Enviar y Espacio. a.       Se pretende que el tercer botón sea eliminado mediante el aumento en la eficiencia del código. En vez de enviar la secuencia de Cortos y Largos al presionar un botón, estos se enviarían después de un intervalo de tiempo deseado. b.      Se busca que el espacio se introduzca con una secuencia de cortos y largos. 2.      Actualmente el proyecto está dividido en dos cajas, una que muestra el mensaje y otra con los botones para escribir. El objetivo es tener una sola caja con el que se pueda escribir y mostrar el mensaje. 3.      Con un potenciómetro se busca cambiar el tiempo que se necesita apretar un botón para que se reconozca entre un toque corto y uno largo.   Modificaciones para la tercera etapa del prototipo 1.      Realizar de nuevo la división en dos cajas, comunicadas entre sí por módulos bluetooth, ya que el sistema está pensado para poder generar una comunicación entre ambas personas, utilizando en un futuro, un sistema de envío de datos a la persona siega sordo-muda mediante el sistema braille.
記事全体を表示
Este teclado interactivo, esta hecho para ayudar a discapacitados en su desarrollo motriz. El teclado contara con cuatro botones, los cuales tienen un led en la parte superior y un sensor piezoelectrico. El LED superior se enciende, avisando al paciente que debe presionar el boton. El boton al ser presionado, activa al sensor, el cual manda una señal a la tarjeta freedom y prende un LED verde si activo el boton indicado o rojo si se equivoco. Finalmente el resultado de los botones activa un servomotor.   Ficha técnica del proyecto, indicando una descripción breve de su funcionamiento y especificaciones técnicas. Requerimientos técnicos para la exhibición del demo, como conexiones para lap top o conexión de internet.   Ficha tecnica Teclado interactivo para discapacitados Descripcion Este teclado se controla con la computadora. Tiene 4 botones y cada uno tiene un LED en la parte superior. El terapeuta elije que LED prender y el paciente debe presionar el botón correspondiente. Si presiona el botón debido, se prendera un LED verde y girara un servomotor, si se presiona cualquiera de los otros botones, se encenderá un LED rojo y el servomotor no reaccionara. Especificaciones de construcción Construcción: madera, MDF. Microcontrolador: Tarjeta Freedom Servomotor (x1) Capacitores cerámicos: microfaradios (x4) Sensores Piezoelectricos (x4) Leds (x6) Resistencias: 10K (x10) Requerimientos tecnicos Conexión USB a una computadora con programa Realterm para la comunicación serial.           Video final Tapete interactivo video final - YouTube Original Attachment has been moved to: codigo-teclado.txt.zip
記事全体を表示
ButtonRace O ∆ []   ButtonRace es un juguete simple, un pequeño invento, que permitirá cambiar la vida de los niños que sufren alguna discapacidad. Nuestra creación está diseñada de una manera muy simple que, a su vez, permite a los niños con capacidades diferentes tener el máximo aprovechamiento. En general, nuestro objetivo era desarrollar los reflejos ojo-mano y estimular el aprendizaje de los niños. Esto, sin caer en las terapias actuales, que al ser tan habituales, pueden volverse menos efectivas. En resumen, el juego consiste en que el niño debe presionar el botón correspondiente a la figura que le es mostrada, lo que permitirá que un pequeña estrella avance a través de una pista de forma determinada. El mecanismo funciona a través del uso de una tarjeta Freedom de Freescale. Además, del uso de una serie de LEDS, un servomotor y algunos sensores infrarrojos y de presión. El sistema está diseñado para darle una retroalimentación al infante, para ver si su respuesta fue correcta. Las figuras encienden en color azul en el momento en que el niño debe presionar algún botón. Dependiendo de si la respuesta fue acertada, la misma figura cambia de color a verde o rojo. Dependiendo de si la figura y el botón corresponden, además, un servomotor moverá la estrella por la pista. Después de varias respuestas correctas, la estrella llegará a una meta, donde el sistema se reiniciará automáticamente. Nuestra intención es que este sistema tan simple de aprendizaje para niños, puede ser utilizado para enseñar otras cosas, además de cumplir nuestro objetivo principal.   Original Attachment has been moved to: Buttonrace.odt
記事全体を表示
En México, el 5.1% de la población vive con algún tipo de discapacidad, de los cuales 23% poseen discapacidades del tipo motriz en extremidades inferiores y superiores (INEGI, 2011). Los métodos que actualmente se utilizan en el proceso de rehabilitación no poseen características integrales en las que el usuario pueda aprovechar la terapia para ejecutar diferentes acciones. El objetivo de este proyecto es el de diseñar y construir una herramienta que permita al usuario no solo hacer ejercicios de rehabilitación, sino que también le ayude a realizar tareas cognitivas o a interactuar con algún medio electrónico (i. e. navegar por internet, realizar trabajos a través de una computadora con Rehab Glove como mouse y/o teclado). Rehab Glove es una herramienta en forma de guante que posee sensores de flexión en las articulaciones de los dedos y de fuerza en las yemas, ubicados estratégicamente con el fin de obtener diferentes valores arrojados mientras el usuario realiza ejercicios de rehabilitación como cerrar el puño o tocar las yemas de los dedos con el pulgar. Estos valores serán convertidos en instrucciones diversas que van desde mover un  carro a control remoto, pasando por el control de videojuegos educativos, hasta llegar a tareas más complejas como escribir o controlar el cursor de una computadora sin la necesidad de un mouse o un teclado. La terapia comenzará con el usuario portando RehabGlove frente al elemento que desea controlar, pidiéndole que realice movimientos específicos con la mano para que pueda lograr el objetivo final. Se espera que el nivel de complejidad vaya aumentando en cuanto al tipo de movimientos, rapidez, precisión y fuerza aplicada en cada acción. Con el uso de RehabGlove se espera que las terapias de rehabilitación posean niveles de cognición mayores y que tengan un avance progresivo aumentando el nivel de complejidad en cada ejercicio.   Video de prototipo<<<<< Rehab Glove Kinetis - YouTube Original Attachment has been moved to: Codigo-Fuente-Rehab-Glove.txt.zip
記事全体を表示
This project is for neck's physical therapy and for a wheel chair that will move just with two buttons. This project is intended to be for persons who cannot move arms to do stuff.Instead of having a little joystick to move, they will just have to press one button turn around on the wheel chair or press the other button to make it advance. Because of the time we have to present this project, we will for now apply this idea to a toy car that will help children to do physical therapy on the neck.   Silla de Ruedas controlada por movimientos del cuello - YouTube   Facebook Original Attachment has been moved to: Code.zip
記事全体を表示
Este proyecto se hizo teniendo en mente el consumo del agua en un hogar promedio para ayudar a no desperdiciarla; en un caso típico se tiene una cisterna a la que llega el agua directamente de la red de agua potable de la ciudad, también se cuenta con un tinaco y con una bomba de agua para trasladarla desde la cisterna. Tanto el tinaco como la cisterna cuentan con 2 sensores de nivel de agua, un nivel alto y un nivel bajo... Por dar un ejemplo, cuando la cisterna se encuentre totalmente llena y el tinaco vacío, la bomba encenderá para enviar agua al tinaco y continuará subiendo agua hasta que el sensor alto del tinaco detecte que ya está lleno y entonces se apagará la bomba; cuando el tinaco empiece a vaciarse y el nivel alto no detecte agua la bomba no encenderá, lo hará hasta que el nivel bajo del tinaco no detecte agua, de ésta manera se evita que la bomba esté prendiendo y apagando si es que se utiliza solo el sensor alto para encender y apagar la bomba. Un caso parecido será el de la cisterna; la cisterna solo enviará agua al tinaco si ésta se encuentra llena o si tiene un nivel medio de agua (por el hecho de estar mandando el líquido al tinaco) y en caso de estar vacía o aunque el nivel bajo esté detectando agua no prenderá la bomba hasta que el nivel alto detecte que ya está llena de nuevo, ésto para evitar (al igual que en el caso del tinaco) que con el simple cambio de un solo sensor esté prendiendo y apagando la bomba; es aquí donde se aplica la lógica y es el trabajo que hace en éste proyecto la tarjeta de freescale.
記事全体を表示