Después de un profundo análisis de todos los proyectos, nuestros jueces realizaron la difícil selección de los finalistas del Kinetis L MCU Challenge México entre los que el público elegirá al ganador; gracias a la excelente respuesta decidimos nombrar 16 finalistas. Ellos son:
Project Name | Contestan Name | Description | Video |
Sistema de monitoreo de la contaminación acústica #MonitoreoAcustico | Lucio Canche | Diseño de una placa para monitoreo de niveles de ruido utilizando un sensor de sonido. Permite el estudio detallado de los patrones de propagación del sonido. | |
Movimiento de un carro controlado #CarroPelotasAntiestres | Emilio Jiménez | Auto de juguete controlado por medio de pulsaciones realizadas con 2 pelotas anti-estrés, el presionar una pelota hará que el vehículo avance hacia adelante y la otra hará que gire sobre su propio eje. | |
#VikingLever | Ma. Fernanda Gutierrez | Consiste en un sistema de una palanca con contrapeso; tendrá en la punta una pelota con una led que indicará cuando el usuario tiene que golpearla. | |
Controlador para el suministro de agua de una vivienda #ControladorAgua | Rogelio Rosales | El objetivo es el ahorro de agua. En un tinaco se colocan 2 sensores, uno a nivel alto y el otro a nivel bajo de agua. Dependiendo del nivel del agua los sensores mandan la señal a la bomba para que se encienda o apague. | |
#RehabGlove | Alexis Castañón | Guante que posee sensores de flexión en las articulaciones de los dedos y de fuerza en las yemas, con el fin de enviar instrucciones a algún aparato, mientras el usuario realiza ejercicios como cerrar el puño o tocar las yemas de los dedos con el pulgar. | |
#TabletBraille | Andres Gafford | Tableta para leer ebooks braile con botones para cambiar de página, apagar y encender, que sean fáciles de percatar por un invidente; así como botones interactivos que desplieguen opciones del menú. | |
Tapete interactivo para discapacitados #TapeteInteractivo | Angel Campoy | Este tapete interactivo, contribuye al desarrollo motriz. El teclado cuenta con cuatro botones, los cuales tienen un led que se enciende indicando al paciente que debe presionar el boton. Si activo el boton indicado,se enciende un LED verde o rojo si se equivocó. | |
Neck remote control wheel chair #NeckControl | Francisco Javier Pérez Corona | Silla de ruedas controlada moviendo el cuello a la izquierda o derecha, presionando un botón con la cabeza, que a su vez haga avanzar o girar. | |
Control de sensores infrarrojos para silla de ruedas #SensoresSilla | Jesús Lizárraga | Silla de ruedas diseñado para personas con parálisis cerebral. El usuario debe colocar las dos manos al ifgual que los codos por encima de los espacios indicados, los sensores se activarán haciendo que la silla avance o gire hacia el lado en que la persona posicionó la mano. | |
#NdridRuleta | Jorge Rodriguez Rodriguez | Juego de ruleta de leds de 4 colores, el usuario acumulará puntos cada vez que logre presionar el botón del color en donde parará la ruleta. | |
#KMA | Luis Castellanos | Prototipo para silla de ruedas que será controlada con un dispositivo de fácil manejo, comunicado a la silla por bluethooth. | |
#Sensilla | Miguel Rogel | Silla móvil manipulada por sensores y con esto lograr desplazarse de una manera más accesible a sus capacidades. | |
#PestControl | Pablo Yerena | Este proyecto consiste en el control de plagas de manera ecológica, con la implementación de un aparato electrónico que emite frecuencias ultrasónicas evitando que animales e insectos invadan espacios físicos. | |
#TrenColores | Ricardo Villaseñor | Juguete donde se utiliza un sensor óptico para la lectura de pequeños cubos de colores, donde cada color es una nota musical. Al colocar el lector sobre el cubo de color se emitirá la nota correspondiente. | |
Morse deaf-mute communication system #MorseDeafMute | Roberto Vite Ruiz | Dispositivo de escritura basado en el código morse. Se muestra un código morse para cada letra del alfabeto permitiendo a una persona sorda o muda darse a entender de manera escrita. | |
#CascoAcelerometro | José Ramón Rodriguez | Dispositivo para silla de ruedas que permite al paciente transportarse autónomamente mediante una especie de casco que detecte la dirección deseada, además de que sea una manera recreativa de trasladarse |
Podrás participar calificando cada proyecto a través de redes sociales y la herramienta RankTab; la votación se abrirá el día del evento a partir de las 9:00am, espera las instrucciones a través de la Comunidad Freescale, Facebook y durante el evento.
A todos los finalistas los esperamos el 07 de Diciembre a las 8:00hrs en el Centro de Congresos del Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara, donde se develará el misterio y conoceremos al ganador del viaje al Freescale Technology Forum (FTF) en Dallas, Texas del 08 al 11 de Abril del 2014.
Para solicitar mayor información, favor de enviar un correo a cristina.garcia@mclgx.comA