你好
我正试图为 S32N55 上的 FSS 内核建立一个最小项目,以便在 S32N55-RDB 上闪存所附的 s28hs01gt OSPI 内存。目标是实现一个RAM引导加载程序,在未编程的设备上刷新OSPI内存。当尝试使用 `Xspi_Ip_ReadId` 函数读取 ID 码时,程序会超时并停止运行。这个问题也出现在 `Mem_43_EXFLS_Init`'过程中。
从 RTD 调试示例没有帮助,因为这些示例需要闪存中的 IVT 映像。
该设置基于 RTD 代码包中的示例,其中显示了 LUT 和内存配置。我为 OSPI 添加了引脚初始化。从示例中尚不清楚需要如何安装时钟。
是否有人有这方面的经验,可以帮助建立这个项目。
顺祝商祺!
路易斯
你好,@waldluis
谢谢您的帖子。
我知道您使用的是 S32N55,但由于该产品仍处于量产阶段,因此不在本公共社区的支持范围内,我建议您联系恩智浦 DFAE/FAE,让他们为您的问题提供技术支持。
很抱歉给您带来不便。
BR
切宁