Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
i.MX28多媒体应用处理器 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Freescale.com 上的产品信息 评估板/开发板和系统 嵌入式软件和工具 其他资源 i.MX28系列多媒体应用处理器是飞思卡尔ARM9产品系列的最新扩展。i.MX28 系列集成了基于 ARM9 的设备所无法比拟的显示、电源管理和连接功能,降低了成本敏感型应用的系统成本和复杂性。它还集成了 CAN、USB 和以太网连接,并完全符合 AEC-Q100 汽车应用标准。 i.MX系列比较 Freescale.com 上的产品信息 i.MX280 i.MX280多媒体应用处理器 i.MX281 i.MX281多媒体应用处理器 i.MX283 i.MX283多媒体应用处理器 i.MX285 i.MX285多媒体应用处理器 i.MX286 i.MX286多媒体应用处理器 i.MX287 i.MX287多媒体应用处理器 评估板/开发板和系统 MCIMX28EVKJ: i.MX28评估套件 如何添加对新 NAND 的支持 如何在 Win CE 上为 imx28 添加新 在 MX28EVK 板上运行主线内核 如何为 iMX28(Spansion s25fl256s)启用 SPI NOR 启动 嵌入式软件和工具 面向i.MX应用处理器的Android OS i.MX28软件和开发工具资源 其他资源 使用 i.MX28 添加对新型 NAND 的支持——NAND 分析 在 Win CE 上使用 i.MX28 添加对新 NAND 的支持 电路板启动和 DDR 初始化工具 i.MX 用作一个 OTG 端口上的 USB 播放/捕获设备 i.MX28:上升沿和下降沿均发生 GPIO 中断 如何为 iMX28(Spansion s25fl256s)启用 SPI NOR 启动 在 i.MX28 EVK 板上运行主线内核 在 Ubuntu 12.04 上运行 mk_mx28_sd Ubuntu 12.04 64 位 Precise Pangolin 主机设置,用于构建 i.MX28 L2.6.35_MX28_SDK_10.12_SOURCE 使用 LCD_D11 引脚在 iMX28 中进行以太网复位 i.MX2x
View full article
面向基于Simulink™的S12 MagniV (S12ZVM)的电机控制工具箱 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 电机控制开发工具箱包括支持 MCU 的嵌入式目标、Simulink ™插件库以及用于配置和生成必要软件的工具链。     特性 可为独立应用生成代码,可直接下载到支持的目标 优化电机控制库模块,包括Park/Clarke转换、数字滤波器和常规功能 I/O块包括CAN、SPI、PIT定时器、正弦波生成、eTimer、PWM和A/D。 功能和任务的目标分析 使用FreeMASTER工具进行数据采集和校准 在闪存中进行应用编程的引导加载实用程序 与嵌入式编码器(包括SIL和PIL测试)无缝集成   产品 链接 S12ZVM S12ZVM混合信号MCU|MagniV|恩智浦 S12ZVM评估板 S12ZVM评估板 | 恩智浦 链接 MC工具箱 汽车电子 结构框图   汽车电子
View full article
KSDK 段式 LCD 示例 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 此补丁为带有 TWRPI-SLCD 模块的 Kinetis Tower 板添加了段式 LCD (SLCD) 示例。它重用了“用于 FRDM-KL43Z 的 KL33Z 的 Kinetis SDK 1.2.0 独立版”中包含的 SLCD 驱动程序,并使用 TWRPI-SLCD 模块将示例移植到电路板上。   该补丁是为 KSDK v1.2.0 编写的,可在www.freescale.com/KSDK上找到。要安装补丁,请解压缩到 KSDK 安装目录,默认情况下为 C:\Freescale\KSDK_1.2.0。仅针对这些示例更新了库和示例应用程序中的调试构建配置。使用前需要更新发布构建配置。这些示例支持的主板有:   TWR-KL46Z48M   TWR-KL43Z48M   TWR-KL46Z48M 板示例附带 Kinetis Development Studio (KDS) 工具链的项目,并使用 KDS v3.0.0 进行测试。此示例的路径为\KSDK_1.2.0\examples\twrkl46z48m\demo_apps\slcd_low_power_demo\kds。该示例还包括 KDS .WSD 工作集文件。当将其导入 KDS 时,它会同时导入平台库和示例应用程序。该示例用于在 TWRPI-SLCD 上显示时间,并将显示 mm:ss。   TWR-KL43Z48M 板示例附带 Kinetis Development Studio (KDS) 工具链的项目,并使用 KDS v3.0.0 进行测试。本例的路径是 \KSDK_1.2.0\examples\twrkl43z48m\demo_apps\slcd_low_power_demo\kds。该示例还包括 KDS .WSD 工作集文件。当将其导入 KDS 时,它会同时导入平台库和示例应用程序。该示例用于在 TWRPI-SLCD 上显示时间,并将显示 mm:ss。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 此补丁为带有 TWRPI-SLCD 模块的 Kinetis Tower 板添加了段式 LCD (SLCD) 示例。它重用了“用于 FRDM-KL43Z 的 KL33Z 的 Kinetis SDK 1.2.0 独立版”中包含的 SLCD 驱动程序,并使用 TWRPI-SLCD 模块将示例移植到电路板上。   该补丁是为 KSDK v1.2.0 编写的,可在www.freescale.com/KSDK上找到。要安装补丁,请解压缩到 KSDK 安装目录,默认情况下为 C:\Freescale\KSDK_1.2.0。仅针对这些示例更新了库和示例应用程序中的调试构建配置。使用前需要更新发布构建配置。这些示例支持的主板有:   TWR-KL46Z48M   TWR-KL43Z48M   TWR-KL46Z48M 板示例附带 Kinetis Development Studio (KDS) 工具链的项目,并使用 KDS v3.0.0 进行测试。此示例的路径为\KSDK_1.2.0\examples\twrkl46z48m\demo_apps\slcd_low_power_demo\kds。该示例还包括 KDS .WSD 工作集文件。当将其导入 KDS 时,它会同时导入平台库和示例应用程序。该示例用于在 TWRPI-SLCD 上显示时间,并将显示 mm:ss。   TWR-KL43Z48M 板示例附带 Kinetis Development Studio (KDS) 工具链的项目,并使用 KDS v3.0.0 进行测试。本例的路径是 \KSDK_1.2.0\examples\twrkl43z48m\demo_apps\slcd_low_power_demo\kds。该示例还包括 KDS .WSD 工作集文件。当将其导入 KDS 时,它会同时导入平台库和示例应用程序。该示例用于在 TWRPI-SLCD 上显示时间,并将显示 mm:ss。 概述 回复:KSDK段式LCD示例 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 如何将 fsl_slcd 组件纳入处理器专家?
View full article
[过滤器:垃圾邮件] nismkiki 的帖子主题与 " flipkart " 相符 " ekart ",板 " 电源管理单元 "。 [过滤器:垃圾邮件] nismkiki 的帖子主题与 " flipkart " 相符 " ekart ",板 " 电源管理单元 "。 帖子主题: 如何在 flipkart 投诉 主题文本"flipkart" 匹配过滤模式"flipkart" 。 职位机构: 请拨打 Ekart 物流免费帮助热线电话-0769-9595-414 进行投诉。Ekart Logistic 还设置了 24 小时营业 正文"Ekart" 匹配过滤模式"Ekart" 。 用户[id=258406,login=nismkiki]的发帖因以下最终用户面临的错误而被拒绝: 消息主题包含 flipkart,这在本社区是不允许的。请在发送您的帖子前删除这些内容。 邮件正文包含 Ekart,这在本社区是不允许的。请在发送您的帖子前删除这些内容。
View full article
零件编号 MMG3014NTl 的标记 亲爱的支持者 MMG3014NTl 的实际标记与数据表不符,在标记中,第二行标记有 7 个字符,而数据表显示只有 6 个字符。请参考随附的照片以供参考。请告知这是否正常和有效。谢谢 Re: Marking for the part number MMG3014NTl 亲爱的支持者 我想跟进我对部件号MMG3014NTl 标记的询问。 数据表 中的 标记(第二行包含六个字符的标记)与实际产品标记(第二行包含七个字符的标记)不一致。因为数据表中没有具体说明第二行标记的确切格式或字符数。 请告知这是否正常和有效。谢谢
View full article
有关 FS32K144HAT0MMHT 功能安全外设驱动器 (SPD) 的询问——可用性和免费来源 队员们好 我们正在使用 FS32K144HAT0MMHT 微控制器启动一个新的 ISO 26262 (ASIL-B) 项目,并想了解功能安全外设驱动器 (SPD) 的工作原理。 我们在哪里可以下载 SPD 软件包,我们是否需要特定的软件包名称,如 NXP 软件许可证 & 支持门户中的 SW32K1-SPD-D? SPD 是免费的还是包含在标准 RTD/SDK 下载中,还是需要单独的许可证? 是否有研究 SPD 早期发展驱动因素的范例或免费资料? 如能就查找 SPD 或相关资源提供指导,将不胜感激。 谢谢! Re: Inquiry about Safety Peripheral Drivers (SPD) for FS32K144HAT0MMHT – Availability and Free Sourc 你好,@KAVINKUMAR7、 S32K1 — 功能安全外设驱动器 (SPD) 仅包含以下驱动程序: 适用于 S32K1 的 扩展 MCEM 驱动程序 ,版本 1.0.1 https://www.nxp.com/webapp/swlicensing/sso/downloadSoftware.sp?catid=SW32K1-SPD-D&_gl=1*ao7djc*_ga*M.... 该驱动程序包含在 S32K1xx 标准软件包中,该软件包免费提供。 它兼容 S32K1/S32M24x 实时驱动程序,ASR R21-11,版本 2.0.0 P04。 不过,该驱动程序没有提供功能示例。 此致, 丹尼尔 Re: Inquiry about Safety Peripheral Drivers (SPD) for FS32K144HAT0MMHT – Availability and Free Sourc 您好, 本 SPD 支持生产。请确认是否适合在生产环境中使用? Re: Inquiry about Safety Peripheral Drivers (SPD) for FS32K144HAT0MMHT – Availability and Free Sourc 你好,@KAVINKUMAR7、 是的,确实如此。请参阅版本说明。 此版本为 RTM(准备生产)级别。 此致, 丹尼尔 Re: Inquiry about Safety Peripheral Drivers (SPD) for FS32K144HAT0MMHT – Availability and Free Sourc 你好, 感谢您的回复。 我已经安装了最新的 S32 Design Studio IDE,并使用了版本说明中提到的 RTM(准备制造)RTD SDK。CAN 示例项目是使用提供的 SDK 和配置工具直接生成的。 但是,即使使用了这个设置,我仍然面临以下版本错误: 致命错误:port_ci_port_port_IP_TYPES.H:以下位置不会出现此类文件或目录 错误: board/port_ci_port_IP_CFG.c: 56 #include " port_ci_port_port_port_IP_TYPES .H " Re: Inquiry about Safety Peripheral Drivers (SPD) for FS32K144HAT0MMHT – Availability and Free Sourc 你好,@KAVINKUMAR7、 看来这是一个兼容性问题。 在正确的 S32DS IDE 版本中,只能安装 SPD 发行说明中指定的兼容的 RTD 和 SPD。不应存在其他 RTD 版本。如果需要多个 RTD 版本,建议安装单独的 IDE 实例。 由于您的后续问题不再与 SPD 有关,如果您需要进一步帮助,请创建一个新的主题。 此致, 丹尼尔
View full article
使用 FLEXIO_SPI 从站进行奇数数据传输 我正试图让 MBDT 示例 s32k3xx_spi_async_interr_s32ct 在 s32k396_bga_dc1 + MB 上工作,使用 lpspi2(主设备)+ flexio_spi_0(从设备),但得到的结果非常奇怪。 lpspi2 配置为带外部缓冲器的异步模式。无 DMA。 flexio_spi_0 配置为在带 DMA 的异步模式下使用 IB。 尝试模仿默认 K344 我的 SPI 配置与 S32 DS 示例 Spi_Transfer_S32K396 相结合。 lpspi2 运行正常。如果我将 sout 循环到 sin,那么就会像预期的那样循环回完全相同的值。 但从属模式下的 flexio_spi_0 表现非常糟糕,只能随机更新。输入和输出表现都很奇怪。在两次更新之间,它会不断重复相同的值,直到突然更新。有时,它甚至表现得很好。我找不到任何一致的模式,也不知道是什么原因导致了这种行为。 在修正 LPSPI2 引脚布局并调整缓冲区大小以匹配后,同样的配置在 S32DS 示例 Spi_Transfer_S32K396 中也能正常工作。 I/O 完成时的回调在两者上都会像时钟一样被调用。但是,当定期运行仅传输 1 字节时,进出/传出 flexio_spi_0 的数据表现不佳。 附上我正在使用的 mex 文件。 板的接线方式就像 通道 CLK DI do CS LPSPI2 P23-15 P23-13 P27-8 P23-9 FLEXIO_SPI_0 P13-7 P18-12 P10-8 P17-4 P23-15<-> P13-7 P23-13<-> P10-8 P27-8<-> P18-12 P23-9<-> P17-4 如果我调整模型优先级,以便在主传送之前触发信号从属传输,那么它的效果会好一些,但远非可靠。 最终目标是在flexio_spi上自动定期重复主交易,从计时串行设备收集测量值。每次传输少于 13 位,因此除了 flexio 硬件模块提供的缓冲区外,根本不需要任何缓冲区。但首要目标是理解数据并让数据可靠地流动起来。
View full article
S32K388 : 在 FCCU 执行中 eMcem 启动失败 队员们好 客户正在使用带有 RTD 5.0.0 的 SAF 软件包 SW32K3_SAF_1.0.6_CD02_D2508 ,目前正在为 MCU0 (S32K324) 和 MCU1 (S32K388) 配置 FCCU 模块。 S32K324: 在 Tresos 中配置了 eMcem 模块。 在 Tresos 中配置 Safebase 模块。 作为应用软件启动序列的一部分,调用 eMcem_Init()。 FCCU 外围设备是根据 Tresos 配置设置的。使用注入功能进行了测试并成功触发信号 ISR。 S32K388: 在 Tresos 中配置了 eMcem 模块。 在 Tresos 中配置 Safebase 模块。 作为应用软件启动序列的一部分,调用 eMcem_Init()。 问题:eMcem 初始化失败。所有 OPR 请求(如清除故障、配置状态)均无效。 如果测试使用 BareMetal 代码配置 FCCU 外设,结果与预期一致--FCCU 已成功配置。S32K388 是否需要勘误或特别考虑? 详情请见下文。如果需要更多信息,请告诉我。 裸机配置 警报处理器 ISR 在通过假冒注入时触发信号 使用 SAF 软件包中的 eMCEM 模块时,如果他们在不单步执行的情况下运行代码,我们会观察到RESET(不是完全的微控制器重置,因为在此过程中微控制器无法到达启动管理器)。 但是,如果我们逐步执行 eMcem_Init 函数,则在过渡到CONFIG状态时会失败。在这种情况下,不会进行核心RESET;相反,系统会移至 运行 状态,但是 FCCU 仍处于未配置状态。 Tresos 配置: (如前所述,同样的配置在 S32K324 中也能使用) 希望得到任何帮助。 优先级:中等 RTD SAFETY_SW 资料来源直接客户 Re: S32K388 : eMcem init fails in FCCU implementation 你好@vamsilanka, 我想我们只用 RTD 6.0.0 测试了 SAF 1.0.6 CD02,总之我不认为 RTD 版本会是问题。 您是否可以尝试: - 您是否可以尝试是否检测到配置超时,以便到达 appl_Fccu_Cfg_TimeoutCallback()?如果没有,请检查 ISR 190 是否启用。 这只是为了检查 FCCU 是否检测到超时事件。 - 将配置的锁定类型从 SOFT_LOCK 更改为 NO_LOCK,如果有效,再试一次。 这是为了测试内部函数 378,5: eMcem_Fccu_UnlockTrans() 是否按预期工作。 - 尝试将FCCU_MAX_LOOP_COUNT_U8 从 20 更改为 200。 测试超时是否与客户时钟设置有关。 请分别尝试这三种解决方法,并告诉我哪种方法有效。 亲切的问候, Radoslav Re: S32K388 : eMcem init fails in FCCU implementation 您好@vamsilanka, ,您可以尝试启用"调试模式启用" ,RM 中对它的描述不多,但我猜这可能会在调试过程中冻结一些超时。如果启用该选项后有一些变化,请告诉我。 当我自己尝试时,我可以确认通过eMcem_Fccu_ExecuteOperationAndConfigureCtrlReg() 进行调试将导致运算模式的更改不起作用,因此您需要跨过整个函数才能正确更改 FCCU 的运算模式。RM 中的这条线索可以解释这一点: 除了调用 eMcem_Fccu_ExecuteOperationAndConfigureCtrlReg() 之外,我可以逐步调试所有 eMcem_Init 代码,最后 eMcem_Init 顺利通过,没有任何总线故障。 如果您观察到 RESET,请检查 RESET 状态寄存器的根本原因是什么。如果是 FOSU RESET 标志,则表示已触发信号某些故障,但未在预期的超时时间内执行反应。在这种情况下,请尝试找出引发了哪个 FCCU/DCMROD 故障。 对于总线故障,你能否在总线故障中显示 StackFrame 和所有系统控制寄存器。执行 FCCU 初始化会引发总线故障的情况并不常见。 而且操作系统在任何时候都不应该中断 eMcem_Init 的执行,我猜操作系统调度器没有切换到任何其他任务? 亲切的问候, Radoslav Re: S32K388 : eMcem init fails in FCCU implementation 你好@RadoslavB、 客户启用调试模式,系统成功进入 CONFIG 状态,所有配置均应用到 FCCU 外围设备。但是,它不会从 CONFIG 状态过渡到 NORMAL 状态。他们多次执行 eMcem_Fccu_ExecuteOperationAndConfigureCtrlReg()函数,但结果仍然相同。 此外,启用调试模式后,如果他们没有逐步执行到 fccu_configure 的代码,系统会持续 RESET,调试端口会出现故障。由于调试端口故障,他们无法访问 MC_RGM 寄存器来确定 RESET 原因。它们必须在调试器中手动RESET才能重新连接到 Trace32,这会导致外部RESET被记录。 Re: S32K388 : eMcem init fails in FCCU implementation 你好@RadoslavB、 我们测试了下面电子邮件中提到的所有三项建议,并观察到了一致的行为。如果我们在第 437 行进入正常状态之前没有在任何行的 fccu_configure 函数中设置断点,则系统会经历破坏性 RESET,调试器会显示调试端口出现故障。这可能是由FOSU触发信号引发的破坏性RESET吗? 当我们在fccu_configure 函数中设置断点时,代码停止,FCCU 外围设备显示配置超时(不确定是否因为通过调试器停止),我们遇到 OS_BusFault 错误,而不是 TIMEOUT_ISR,这可能是由于中断优先级造成的。检查 NVIC 寄存器可发现,ISR 190 在 "激活 "和 "未激活 "之间切换。       Re: S32K388 : eMcem init fails in FCCU implementation 你好@vamsilanka, 我这边无法复制这种情况。 我确实启用了调试模式并应用了软锁定,但所有工作都符合预期。 让我们创建一个调试会话。 我们可以尝试禁用 MPU 和 XRDC,以防某些设置阻止了对硬件的访问。 检查操作系统是否没有中断进程,以及我们是否一直处于监控模式。 我们可以检查相关时钟 FIRC、AIPS_PLAT_CLK。 我们可以检查 FCCU 是否真的存在故障。 亲切的问候, Radoslav
View full article
i.MXRT1021 HAB 我正在努力添加 HAB,首先使用板和示例:blinky、uart 和 bee。我将图像与 BEE 更改一起构建,最后删除了禁用 BEE 的行。我还有一张 Blinky + uart 组合的图片,但没有附上。 使用 MCUXpresso 安全配置工具版本 25.09,我在一个 EVK 上放了熔丝以匹配为 XIP BEE 用户密钥生成的随机密钥。在此过程中,我也使用 2048 作为密钥大小来生成验证密钥。 加载图像并熔丝以匹配所需设置不会使 LED 闪烁,并且在 Bee_init 上似乎停止。我错过了哪些步骤?我尝试在串行启动加载程序和选择的内部启动模式下运行代码,但两者都不起作用。 我附上了基本设置的图片,如果有助于调试,我可以把生成和使用的密钥和验证密钥发给你。我不确定你是否想在同一篇论坛帖子中附上密钥来构建图像,但可以提供使用的密钥,因为它显然只是用来获取目标设备的进程。 另一方面,最终图像将具有所需的 dcd 设置,但我的假设是,只要密钥、身份验证密钥和网络安全设置正确,向该工具生成的图像中添加 dcd 数据就不会产生实际效果。 i.MX RT102x Re: i.MXRT1021 HAB 你好,@joshgentrycargt、 如果启用了 XIP 加密模式,ROM 启动时 BEE 已初始化,为什么还要在应用代码中再次调用BEE_Init?如果要这样做,请先调用 BEE_Deinit()。 祝您愉快, Kan ------------------------------------------------------------------------------- 注: - 如果本帖回答了您的问题,请点击"标记正确" 按钮。谢谢! - 我们会在最后一次发帖后的 7 周内跟踪主题,之后的回复将被忽略 如果您以后有相关问题,请打开一个新主题并参考已关闭的主题。 ------------------------------------------------------------------------------- Re: i.MXRT1021 HAB uart 连接导致它尝试从该选项启动。这基本上阻止了它的运行。我一直追溯到最初的闪烁,并以此为例。BEE 的例子让我觉得完全没有必要。我能够使用我设置的熔丝/网络安全设置对单独的板进行编程,而且它起作用了(dcd 也能正常工作)。
View full article
pn557 upgrading OS from Android 13 to Android 15 我们一直在开发具有PN553和PN557 NFC功能的Android 15设备。 (系统Android版本为15,之前一直是Android版本为13,这次我们需要为PN557升级) NFC移植的参考源代码具体从链接网址获取源代码。 问题1: 请告诉我应该参考哪个具体链接获取源代码,期待您给一个地址。 问题2: 源代码同时支持PN553和PN557? 还是,它只支持PN557? 期待您们的回复,谢谢! DSC Re: pn557 upgrading OS from Android 13 to Android 15 遗憾的是,PN557 没有 Android 15 移植指南。我们只有 PN7160 和 PN7220 的端口指南。 PN7160/PN7220 – Android 15 移植指南 回复: pn557 upgrading OS from Android 13 to Android 15 PN557 信息不公开。我找不到该产品的驱动程序源代码和文档。我想你可以向当地的恩智浦代理商和恩智浦营销部门查询这个产品,申请支持。 回复: pn557 upgrading OS from Android 13 to Android 15 嗨,吉米: 感谢您的耐心回复和解释!那么,我能理解 PN557 产品本身支持升级/移植到 Android 15,但你的官方团队没有为 PN557 提供专用的移植指南吗?期待您的回复!谢谢!
View full article
CIFAR10 TFLM快速搭建指南 目录 一、概述 二、环境准备   2.1 虚拟环境   2.2 使用Google Colab 三、核心步骤   3.1 CIFAR10数据集   3.2 模型创建   3.3 模型训练   3.4 模型转换   3.5 推理验证   3.6 benchmark性能   3.7 完整实现   3.7 简化版本(Colab) 四、TFLite Micro部署 五、快速验证 六、应用示例 七、结论 八、参考 Spoiler (Highlight to read) more details, please see the attachment. more details, please see the attachment. 一、概述 CIFAR-10: 多伦多大学Alex Krizhevsky CIFAR-10公开数据集,也是计算机视觉领域最经典、最常用的入门级基准数据集之一,包含10个类别的6万张32x32彩色图像(5万训练,1万测试),例如飞机、汽车、鸟、猫等。 tflm_cifar10:演示了如何在恩智浦的微控制器上使用TensorFlow Lite Micro框架,实时运行CIFAR-10图像分类模型。即将一个预先训练好的、针对CIFAR-10数据集的卷积神经网络模型部署到MCU上,让其具备了识别10类常见物体(飞机、汽车、鸟、猫等)的能力。 模型:一个轻量级CNN模型,包含3个卷积层、ReLU激活层、池化层和一个全连接层。 输入: 32x32像素的彩色图像。 输出:图像属于CIFAR-10中10个类别的概率。 本文档:提供针对CIFAR10数据集搭建的完整流程,从数据集、模型训练转换、部署推理的快速实现方案,可作为示例tflm_cifar10(推理为主)的前置补充,本文不涉及到端侧的部署与优化。  ... """ CIFAR10 快速训练、测试、部署与推理完整流程 """ import os os.environ['TF_CPP_MIN_LOG_LEVEL'] = '2' # 减少TensorFlow日志 import tensorflow as tf import numpy as np import time import matplotlib.pyplot as plt print(f"TensorFlow版本: {tf.__version__}") print(f"NumPy版本: {np.__version__}") class CIFAR10QuickPipeline: def __init__(self): """初始化管道""" self.model = None self.tflite_model = None def load_data(self, sample_size=1000): """加载简化数据集""" print("\n1. 加载CIFAR10数据集...") (x_train, y_train), (x_test, y_test) = tf.keras.datasets.cifar10.load_data() # 预处理 x_train = x_train.astype('float32') / 255.0 x_test = x_test.astype('float32') / 255.0 # 使用少量数据(快速训练) x_train_small = x_train[:sample_size] y_train_small = y_train[:sample_size] x_test_small = x_test[:200] y_test_small = y_test[:200] # 转换为独热编码 y_train_onehot = tf.keras.utils.to_categorical(y_train_small, 10) y_test_onehot = tf.keras.utils.to_categorical(y_test_small, 10) print(f"训练数据: {x_train_small.shape}") print(f"测试数据: {x_test_small.shape}") return (x_train_small, y_train_onehot), (x_test_small, y_test_onehot) def create_simple_model(self): """创建简化CNN模型""" print("\n2. 创建简单CNN模型...") model = tf.keras.Sequential([ # 输入层 tf.keras.layers.Input(shape=(32, 32, 3)), # 卷积层1 tf.keras.layers.Conv2D(8, (3, 3), padding='same', activation='relu'), tf.keras.layers.MaxPooling2D((2, 2)), # 卷积层2 tf.keras.layers.Conv2D(16, (3, 3), padding='same', activation='relu'), tf.keras.layers.MaxPooling2D((2, 2)), # 全连接层 tf.keras.layers.Flatten(), tf.keras.layers.Dense(32, activation='relu'), tf.keras.layers.Dropout(0.2), tf.keras.layers.Dense(10, activation='softmax') ]) model.compile( optimizer='adam', loss='categorical_crossentropy', metrics=['accuracy'] ) model.summary() self.model = model return model def train_model(self, x_train, y_train, x_test, y_test, epochs=10): """训练模型""" print("\n3. 训练模型...") # 回调函数:早停 callbacks = [ tf.keras.callbacks.EarlyStopping( monitor='val_loss', patience=3, restore_best_weights=True ) ] history = self.model.fit( x_train, y_train, epochs=epochs, batch_size=32, validation_data=(x_test, y_test), callbacks=callbacks, verbose=1 ) # 评估模型 test_loss, test_acc = self.model.evaluate(x_test, y_test, verbose=0) print(f"\n测试准确率: {test_acc:.4f}") return history def convert_to_tflite(self): """转换为TFLite格式""" print("\n4. 转换为TFLite格式...") # 转换为TFLite converter = tf.lite.TFLiteConverter.from_keras_model(self.model) # 优化配置 converter.optimizations = [tf.lite.Optimize.DEFAULT] converter.target_spec.supported_types = [tf.float32] # 转换 tflite_model = converter.convert() # 保存模型 with open('cifar10_model.tflite', 'wb') as f: f.write(tflite_model) # 保存为字节数组(用于嵌入式部署) self.save_as_c_array(tflite_model) self.tflite_model = tflite_model model_size = len(tflite_model) / 1024 print(f"模型大小: {model_size:.1f} KB") return tflite_model def save_as_c_array(self, tflite_model): """保存为C数组格式""" c_array = '// 自动生成的CIFAR10模型数组\n' c_array += '#include \n\n' c_array += 'const unsigned char cifar10_model_tflite[] = {\n' # 每行显示12个字节 for i in range(0, len(tflite_model), 12): line_bytes = tflite_model[i:i+12] c_array += ' ' + ', '.join(f'0x{b:02x}' for b in line_bytes) + ',\n' c_array += '};\n\n' c_array += f'const unsigned int cifar10_model_tflite_len = {len(tflite_model)};\n' with open('cifar10_model_array.h', 'w') as f: f.write(c_array) print("C数组已保存: cifar10_model_array.h") def test_tflite_inference(self, x_test, y_test, num_tests=10): """测试TFLite推理""" print(f"\n5. 测试TFLite推理 ({num_tests}个样本)...") if self.tflite_model is None: with open('cifar10_model.tflite', 'rb') as f: self.tflite_model = f.read() # 加载TFLite模型 interpreter = tf.lite.Interpreter(model_content=self.tflite_model) interpreter.allocate_tensors() input_details = interpreter.get_input_details() output_details = interpreter.get_output_details() # 类别名称 class_names = ['飞机', '汽车', '鸟', '猫', '鹿', '狗', '青蛙', '马', '船', '卡车'] correct = 0 times = [] for i in range(min(num_tests, len(x_test))): # 准备输入 input_data = x_test[i:i+1] # 推理 start_time = time.perf_counter() interpreter.set_tensor(input_details[0]['index'], input_data) interpreter.invoke() inference_time = time.perf_counter() - start_time times.append(inference_time) # 获取输出 output = interpreter.get_tensor(output_details[0]['index']) predicted_class = np.argmax(output[0]) actual_class = np.argmax(y_test[i]) # 检查是否正确 if predicted_class == actual_class: correct += 1 print(f"样本 {i+1}: 预测={class_names[predicted_class]:<5} " f"实际={class_names[actual_class]:<5} " f"时间={inference_time*1000:.1f}ms " f"{'✓' if predicted_class == actual_class else '✗'}") accuracy = correct / num_tests avg_time = np.mean(times) * 1000 print(f"\n推理统计:") print(f" 准确率: {accuracy:.1%} ({correct}/{num_tests})") print(f" 平均推理时间: {avg_time:.1f}ms") print(f" 推理速度: {1000/avg_time:.0f} FPS") return accuracy, avg_time def benchmark_performance(self, x_test): """性能基准测试""" print("\n6. 性能基准测试...") interpreter = tf.lite.Interpreter(model_content=self.tflite_model) interpreter.allocate_tensors() input_details = interpreter.get_input_details() # 预热 test_input = x_test[0:1] for _ in range(10): interpreter.set_tensor(input_details[0]['index'], test_input) interpreter.invoke() # 基准测试 num_runs = 100 start_time = time.perf_counter() for _ in range(num_runs): interpreter.invoke() total_time = time.perf_counter() - start_time avg_time = total_time / num_runs * 1000 print(f"基准测试结果:") print(f" 总推理次数: {num_runs}") print(f" 总时间: {total_time*1000:.1f}ms") print(f" 平均推理时间: {avg_time:.1f}ms") print(f" 推理速度: {1000/avg_time:.0f} FPS") return avg_time def save_model_summary(self): """保存模型摘要""" summary = [] self.model.summary(print_fn=lambda x: summary.append(x)) with open('model_summary.txt', 'w') as f: f.write('\n'.join(summary)) f.write(f"\n\n模型信息:") f.write(f"\n参数数量: {self.model.count_params():,}") f.write(f"\n保存时间: {time.ctime()}") print("模型摘要已保存: model_summary.txt") def main(): """主函数""" print("=" * 60) print("CIFAR10 快速训练、测试、部署管道") print("=" * 60) # 创建管道 pipeline = CIFAR10QuickPipeline() # 1. 加载数据 (x_train, y_train), (x_test, y_test) = pipeline.load_data(sample_size=2000) # 2. 创建模型 pipeline.create_simple_model() # 3. 训练模型 history = pipeline.train_model(x_train, y_train, x_test, y_test, epochs=15) # 4. 保存模型摘要 pipeline.save_model_summary() # 5. 转换为TFLite pipeline.convert_to_tflite() # 6. 测试推理 pipeline.test_tflite_inference(x_test, y_test, num_tests=20) # 7. 性能测试 pipeline.benchmark_performance(x_test) print("\n" + "=" * 60) print("流程完成!生成的文件:") print(" 1. cifar10_model.tflite - TFLite模型") print(" 2. cifar10_model_array.h - C数组格式") print(" 3. model_summary.txt - 模型摘要") print("=" * 60) if __name__ == "__main__": main() ... 七、结论 本文旨在以常见图像分类场景(CIFAR10)为例,让读者快速了解从数据搭建、模型创建、训练、推理和验证的完整流程,可作为示例tflm_cifar10(端推理为主)的前置补充,本文不涉及到端侧部署与优化。
View full article
Best DevOps Practices for Embedded Systems Development Hey everyone, I wanted to discuss the best practices for implementing DevOps in embedded systems development. We all know that embedded systems have unique challenges, but combining DevOps principles and leveraging the right DevOps solutions can significantly improve our workflows. Here are some practices I’ve found useful: Automated Builds and CI/CD Setting up automated build pipelines is crucial for embedded systems. With CI/CD, we can automate testing, flashing, and deployment to real devices, ensuring we detect errors early. Version Control for Firmware and Hardware Treat firmware like software – using Git or similar tools for version control, along with hardware abstraction layers (HALs), helps manage both software and hardware dependencies in sync. Continuous Integration with Hardware in the Loop (HIL) Integrating HIL testing into your CI pipeline ensures you are validating against real-world scenarios, not just simulated environments. This can help catch issues that only occur with actual hardware. Containerization for Embedded Software Using Docker or similar tools for software environment replication ensures consistency across development, testing, and deployment phases, even when working with embedded platforms. I'd love to hear your thoughts and any additional practices you’ve found effective. How are you integrating DevOps into your embedded development workflows? DSC Re: Best DevOps Practices for Embedded Systems Development We are trying to do just the things you are proposing. Do you have any concrete advice on how to do it?
View full article
全球社区翻译——覆盖范围、流程和最佳做法 这项新功能确保恩智浦社区的内容与支持能够以多种语言呈现与访问。 该举措不仅促进全球用户的积极参与,也全面改善了各地区的使用体验,并进一步增强了恩智浦的自助支持能力。 社区翻译是如何运作的? 社区内容的 AI 辅助翻译服务现已上线,并已应用于所有公共内容(包括 TKBs、技术博客、论坛帖子及回复),支持以下语言对的互译功能。 简体中文 <-> 日语 英语<-> 日语 英语<->简体中文 注意:附件、图片和视频将不会被翻译。 内容通过第三方 Smartling 语言连接器进行传输,并通过定期同步回流至社区。 其处理流程如下: 所有社区内容都会通过在社区中实施的语言连接器自动发送到 Smartling。对于论坛主题,系统会等待 24 小时后再将其发送到翻译系统,以便有时间进行垃圾信息检测和删除。 语言连接器会根据前 50 个字符来检测语言,并依照内容类型,将消息发送至我们现有的两种不同翻译方式之一。 机器翻译,用于论坛帖子和回复。 人工智能辅助翻译,并由语言学家进行人工审核;此方式仅适用于 TKB 和技术博客。 请至少等待 1 天后再查看译文。 已翻译的内容会发布回恩智浦社区,并在作者名称下方显示翻译横幅,标明内容是通过人工智能辅助工具完成翻译的、显示源语言,并提供查看原始消息的链接: 用户也可以选择查看哪些 TKB、技术博客或线程已被翻译。标题右侧将显示翻译符号: 论坛主题 TKBs 科技博客 发布用户的最佳实践 作为内容发布者,您必须确保翻译准确、清晰,并对全球受众有帮助。源内容的质量将直接影响翻译版本的质量。以下是您可以提供的协助方式: 用一种语言撰写整篇内容 避免以特殊字符开头,请参见下方示例: 使用一致的术语 确保技术术语正确 确保所有链接均正常运行并指向正确的资源 核实所有参考信息(如产品名称、部件编号)是否准确无误 使用合适的标题、列表和段落分隔 在发布前检查语法与拼写,以减少翻译错误或延迟 为代码示例、源代码、链接以及技术标识符(如产品提及和相关信息)应用正确的标签。如此可避免出现不必要的翻译。 确保语气和品牌一致性。您可以在此处查看指南: 在公共社区中代表NXP 感谢您抽出宝贵时间查看本技术知识库。您的协作对于确保高质量的翻译,以及为全球社区提供流畅无阻的体验至关重要。遵循此处列出的最佳实践,您将有助于保持准确性、减少错误,并提升整个翻译流程的效率。 如您有任何疑问、需要进一步澄清,或希望提供反馈,请随时通过 [email protected] 联系我们。
View full article
i.MX93 Cortex-M33 ボードと SDKs を MCUXpresso IDEs にインポートする方法 📌 コンテクスト: MCUXpresso IDEsを使用して、i.MX93 Cortex-M33 (MCIMX93-EVK)ボードでの開発を開始しようとしています。NXP Web サイトから SDK ZIP をダウンロードしましたが、ボードを正常にインポートしたり、その例を使用したりできません。 🛠️ 私がやったこと: SDK ZIPをダウンロードしました: mcuxpresso.NXP.comからの SDK_25_03_00_MCIMX93-EVK.zip MCUXpresso IDEを開きました(バージョン: ここで指定してください) 行き先: インストールされたSDKs > インポート → ZIPファイルを選択 SDK は IDE の「インストールされた SDK」の下に表示されます。 ただし、 「SDKs の例をインポート」に移動すると何も表示されないか、インポートしたプロジェクトをビルドできません。 ❓ 質問: 以下のことを実現できるように、i.MX93 Cortex-M33 ボードと SDK を MCUXpresso IDE にインポートするための正しい完全な手順は何ですか。 サポートされているボードを見る デモ/サンプルアプリケーション(hello_worldなど)にアクセスする エラーなしでプロジェクトをビルドおよびデバッグする 🔍 追加情報: 私はi.MX93のCortex-M33コアをターゲットにしています MCUXpresso IDEのみを使用したい(IARやVS Codeは使用しない) 🧪 期待される結果: MCUXpresso IDE を使用して、MCIMX93-EVK ボード上の cm33_core0 用の hello_world や led_blinky などのサンプル プロジェクトをインポートおよびビルドできるようになります。 これを動作させるために追加のツールや構成が必要な場合はお知らせください。前もって感謝します! i.MX93EVK #i.mx93 cortex-m33 i.MX93 #MCUXpressoIDE ##MCUXpressoSDK Re: How to Import i.MX93 Cortex-M33 Board and SDK into MCUXpresso IDE? こんにちは@Manjunathb 現在、i.MX93 Cortex-M33にも取り組んでいます。MCUXpresso IDEをインストールしましたが、ガイドに従ってSDKの圧縮ファイルを「インストール済みSDK」ビューにドロップした際にエラーが発生しました。 あなたも同じ M33 コアに取り組んでいると理解していますが、これまでの情報や進捗状況を共有していただけますか?VS Code でも MCUXpresso for VS Code を使うべきでしょうか? M33 開発を始めるためのガイドや手順を共有していただければ幸いです。ありがとう。 Re: How to Import i.MX93 Cortex-M33 Board and SDK into MCUXpresso IDE? こんにちは、チャビラさん。 現在、i.MX93 Cortex-M33 コアを使用していますが、このデバイスでは MCUXpresso IDE はサポートされていないものの、VS Code 用の MCUXpresso が推奨ツールであることは理解しています。 すでにインストール済み: MCUXpresso for VS Code拡張機能 i.MX93 SDKパッケージ Arm GCC ツールチェーン そして私はJ-Linkデバッガーを使用しています。 以下の点についてご指導いただけますでしょうか。 i.MX93 Cortex-M33 SDK を VS Code に正しくインポートするにはどうすればよいですか?SDK はどこに配置すればよいですか? また、拡張機能はどのようにして SDK を検出するのでしょうか? Cortex-M33 のデモまたはテンプレート プロジェクト (hello_world や led_blinky など) を作成または開く方法は? MCUXpresso VS Code 環境を使用してコンパイルを成功させるためのビルド設定 (コンパイラ、リンカー パスなど) を構成するにはどうすればよいですか? J-Link プローブまたは remoteproc (Linux を使用している場合) を使用してコンパイルされたアプリケーションをフラッシュおよびデバッグする適切な方法は何ですか? VS Code 用の MCUXpresso を使用する場合、i.MX93 に固有の既知の制限や追加手順はありますか? 完全なステップバイステップの説明や関連ドキュメントへのリンクをいただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします! よろしくお願いします、 マンジュナス・バディガー Re: How to Import i.MX93 Cortex-M33 Board and SDK into MCUXpresso IDE? わかった 👍 ご返信ありがとうございます Re: How to Import i.MX93 Cortex-M33 Board and SDK into MCUXpresso IDE? こんにちは@Manjunathb ! NXP サポートにお問い合わせいただきありがとうございます。 残念ながら、このCASE、MCUXpresso IDE は互換性がありません。ただし、VS Code ではサポートされており、同様の機能を提供する MCUXpresso for VS Code を使用できます。 よろしくお願いします、 チャビラ
View full article
mke06128vqh4 中的 uart0 朋友们,我有一块用 MKE06Z128VQH4 微控制器设计的板,我在其中使用了多个输出和输入。我使用的是一个 KBI 输入、3 个定时器和一个计数器,所以没有问题 - 我已经进行了配置,它们都能正常工作。 我目前正在研究 UART0 串行端口,我将 USB-TTL 串行适配器连接到 PC,以接收或发送数据。我无法使用 SDK 库发送或接收信息。我使用 MCUXpresso 的配置如图所示: 针脚: 时钟,我有一个 12MHZ 的外部晶体: 由于 FLL 出错,我无法设置 FEE 选项,然后我使用 FBELP 进行配置。 在 UART0 中,我使用中断接收和发送轮询进行配置。 安装的 sdk 是 我有示例软件包: 有了这些例子,我仍然无法让 UART0 正常工作。我需要一些指导 - 几天来我一直在尝试让 UART0 正常工作。 Re: uart0 in mke06128vqh4 你好@Iotelctronic 感谢您的提问。 请首先测试 UART 演示。UART 演示在您那边能正常工作吗? 确保硬件连接正确。连接正确的 TX 和 RX 引脚。 测量 TX/RX 信号。 BR 爱丽丝 Re: uart0 in mke06128vqh4 你好@Iotelctronic 请在不做任何修改的情况下使用演示版。 我已经在我这边进行了测试,没有发现任何问题 BR 爱丽丝 Re: uart0 in mke06128vqh4 嗨,艾丽丝! 我使用轮询对演示进行了测试,但它不起作用。 codigo main.c: #include "pin_mux.h" #include "board.h" #include "fsl_uart.h" /******************************************************************************* * Definitions ******************************************************************************/ /* UART instance and clock */ #define DEMO_UART UART1 #define DEMO_UART_CLK_FREQ CLOCK_GetFreq(kCLOCK_BusClk) /******************************************************************************* * Prototypes ******************************************************************************/ /******************************************************************************* * Variables ******************************************************************************/ uint8_t txbuff[] = "Uart polling example\r\nBoard will send back received characters\r\n"; uint8_t rxbuff[20] = {0}; /******************************************************************************* * Code ******************************************************************************/ /*! * @brief Main function */ int main(void) { uint8_t ch; uart_config_t config; BOARD_InitBootPins(); BOARD_InitBootClocks(); config.baudRate_Bps = 115200U; config.parityMode = kUART_ParityDisabled; config.stopBitCount = kUART_OneStopBit; //config.txFifoWatermark = 0; //config.rxFifoWatermark = 1; config.enableTx = false; config.enableRx = false; // UART_GetDefaultConfig(&config); // config.baudRate_Bps = BOARD_DEBUG_UART_BAUDRATE; // config.enableTx = true; //config.enableRx = true; UART_Init(DEMO_UART, &config, DEMO_UART_CLK_FREQ); UART_WriteBlocking(DEMO_UART, txbuff, sizeof(txbuff) - 1); while (1) { UART_ReadBlocking(DEMO_UART, &ch, 1); UART_WriteBlocking(DEMO_UART, &ch, 1); } } Re: uart0 in mke06128vqh4 你好@Iotelctronic 1) 关于时钟,请检查 12 MHz 晶振是否正常工作,并验证配置。 2) KE06 不支持 DMA。 谢谢! BR 爱丽丝 Re: uart0 in mke06128vqh4 你好,我找到问题所在了。我使用的 SDK 示例和其他使用寄存器的项目对我不起作用;它们总是发送错误的数据和字符。我使用的是外置 12 MHz 晶振,使用该晶振似乎无法产生精确的 115200 波特率。不过,我将配置改为 8 MHz,而没有拆焊 12 MHz 晶体,结果运行正常。我最大的问题是:如果我将配置修改为 8 MHz,但不更改 12 MHz 晶体,为什么它还能工作?我展示的代码是我在 .freq 中做的修改= 8000000U.有什么解释吗?我还想问一下,MKE06Z128VQH4 微控制器是否有与 UART 一起使用的 DMA? /*********************************************************************************************************************** * This file was generated by the MCUXpresso Config Tools. Any manual edits made to this file * will be overwritten if the respective MCUXpresso Config Tools is used to update this file. **********************************************************************************************************************/ /* * How to setup clock using clock driver functions: * * 1. call CLOCK_SetSimSafeDivs() to set the system clock dividers in SIM to safe value. * * 2. If external oscillator is used Call CLOCK_SetXtal0Freq() to set XTAL0 frequency based on board settings and * call CLOCK_InitOsc0() to init the OSC. * * 3. Call CLOCK_BootToXxxMode()/CLOCK_SetXxxMode() to set ICS run at the target mode. * * 4. If ICSIRCLK is needed, call CLOCK_SetInternalRefClkConfig() to enable the clock. * * 5. call CLOCK_SetSimConfig() to configure the divider in sim. */ /* clang-format off */ /* TEXT BELOW IS USED AS SETTING FOR TOOLS ************************************* !!GlobalInfo product: Clocks v7.0 processor: MKE06Z128xxx4 package_id: MKE06Z128VLK4 mcu_data: ksdk2_0 processor_version: 9.0.0 * BE CAREFUL MODIFYING THIS COMMENT - IT IS YAML SETTINGS FOR TOOLS **********/ /* clang-format on */ #include "clock_config.h" /******************************************************************************* * Definitions ******************************************************************************/ /******************************************************************************* * Variables ******************************************************************************/ /* System clock frequency. */ extern uint32_t SystemCoreClock; /******************************************************************************* ************************ BOARD_InitBootClocks function ************************ ******************************************************************************/ void BOARD_InitBootClocks(void) { BOARD_BootClockRUN(); } /******************************************************************************* ********************** Configuration BOARD_BootClockRUN *********************** ******************************************************************************/ /* clang-format off */ /* TEXT BELOW IS USED AS SETTING FOR TOOLS ************************************* !!Configuration name: BOARD_BootClockRUN called_from_default_init: true outputs: - {id: Bus_clock.outFreq, value: 20 MHz} - {id: Core_clock.outFreq, value: 40 MHz} - {id: Flash_clock.outFreq, value: 20 MHz} - {id: ICSFF_clock.outFreq, value: 31.25 kHz} - {id: ICSIR_clock.outFreq, value: 37.5 kHz} - {id: LPO_clock.outFreq, value: 1 kHz} - {id: OSCER_clock.outFreq, value: 8 MHz} - {id: Plat_clock.outFreq, value: 40 MHz} - {id: System_clock.outFreq, value: 40 MHz} - {id: Timer_clock.outFreq, value: 20 MHz} settings: - {id: ICSMode, value: FEE} - {id: ICS.BDIV.scale, value: '1', locked: true} - {id: ICS.IREFS.sel, value: ICS.RDIV} - {id: ICS.RDIV.scale, value: '256'} - {id: ICS_C1_IRCLKEN_CFG, value: Enabled} - {id: OSC_CR_OSCEN_CFG, value: Enabled} - {id: OSC_CR_OSC_MODE_CFG, value: ModeOscLowPower} - {id: OSC_CR_RANGE_CFG, value: High} - {id: OSC_CR_RANGE_RDIV_CFG, value: High} - {id: SIM.DIV2.scale, value: '2'} - {id: SIM.DIV3.scale, value: '2', locked: true} sources: - {id: OSC.OSC.outFreq, value: 8 MHz, enabled: true} * BE CAREFUL MODIFYING THIS COMMENT - IT IS YAML SETTINGS FOR TOOLS **********/ /* clang-format on */ /******************************************************************************* * Variables for BOARD_BootClockRUN configuration ******************************************************************************/ const ics_config_t icsConfig_BOARD_BootClockRUN = { .icsMode = kICS_ModeFEE, /* FEE - FLL Engaged External */ .irClkEnableMode = kICS_IrclkEnable, /* ICSIRCLK enabled, ICSIRCLK disabled in STOP mode */ .bDiv = 0x0U, /* Bus clock divider: divided by 1 */ .rDiv = 0x3U, /* FLL external reference clock divider: divided by 256 */ }; const sim_clock_config_t simConfig_BOARD_BootClockRUN = { .outDiv1 = 0x0U, /* DIV1 clock divider: divided by 1 */ .outDiv2 = 0x1U, /* DIV2 clock divider: divided by 2 */ .outDiv3 = 0x1U, /* DIV3 clock divider: divided by 2 */ .busClkPrescaler = 0x0U, /* bus clock optional prescaler */ }; const osc_config_t oscConfig_BOARD_BootClockRUN = { .freq = 8000000U, /* Oscillator frequency: 12000000Hz */ .workMode = kOSC_ModeOscLowPower, /* Oscillator low power */ .enableMode = kOSC_Enable, /* Enable external reference clock, disable external reference clock in STOP mode */ }; /******************************************************************************* * Code for BOARD_BootClockRUN configuration ******************************************************************************/ void BOARD_BootClockRUN(void) { /* Set the system clock dividers in SIM to safe value. */ CLOCK_SetSimSafeDivs(); /* Initializes OSC0 according to board configuration. */ CLOCK_InitOsc0(&oscConfig_BOARD_BootClockRUN); CLOCK_SetXtal0Freq(oscConfig_BOARD_BootClockRUN.freq); /* Set ICS to FEE mode. */ CLOCK_BootToFeeMode(icsConfig_BOARD_BootClockRUN.bDiv, icsConfig_BOARD_BootClockRUN.rDiv); /* Configure the Internal Reference clock (ICSIRCLK). */ CLOCK_SetInternalRefClkConfig(icsConfig_BOARD_BootClockRUN.irClkEnableMode); /* Set the clock configuration in SIM module. */ CLOCK_SetSimConfig(&simConfig_BOARD_BootClockRUN); /* Set SystemCoreClock variable. */ SystemCoreClock = BOARD_BOOTCLOCKRUN_CORE_CLOCK; } Re: uart0 in mke06128vqh4 谢谢,时钟的问题在于晶体焊接的频率是 8MHZ,而不是 12MHZ
View full article
关于获取软件的问题 我希望在"Automotive SW - S32K3 Standard Software" 下"Automotive SW - EB tresos Studio / AUTOSAR Configuration Tool" 。请帮我弄到这个软件。(可在产品列表中找到)。 Re: Regarding trouble getting a software 对不起,我没听懂你的问题。客户只需点击S32K3 标准软件 即可进入。我还建议你在社区中提出一个新问题。 Re: Regarding trouble getting a software 用户请求帮助获取 "Automotive SW - EB tresos Studio / AUTOSAR 配置工具 "软件,他们认为该软件位于 "Automotive SW - S32K3 标准软件 "产品列表下。 几何冲刺 Re: Regarding trouble getting a software HI 对不起,我没听懂你的问题。EB Tresos软件可在此处下载:S32K3 标准软件-> Automotive SW - EB tresos Studio / AUTOSAR 配置工具 -> EB tresos Studio 29.0.0 祝好, Robin ------------------------------------------------------------------------------- 注: - 如果本帖回答了您的问题,请点击"ACCEPT AS SOLUTION" 按钮。谢谢! - 我们会在最后一次发帖后的 7 周内跟踪主题,之后的回复将被忽略 如果您以后有相关问题,请另开新主题并参考已关闭的主题。 ------------------------------------------------------------------------------- Re: Regarding trouble getting a software 了解"Automotive SW - S32K3 Standard Software" 和"Automotive SW - EB tresos Studio / AUTOSAR Configuration Tool 之间的关系非常重要。"细目如下 S32K3 标准软件: 这是指恩智浦半导体为其 S32K3 微控制器系列提供的软件。它包括驱动程序、库和工具,可帮助开发人员版本汽车应用程序。 EB tresos Studio / AUTOSAR 配置工具: 这是 Elektrobit (EB) 的一款软件工具,用于配置和生成 AUTOSAR 基本软件 (BSW)。AUTOSAR (AUTomotive Open System ARchitecture,汽车开放系统架构)是一种用于汽车 ECU(电子控制单元)的标准化软件架构。 EB tresos Studio 经常与微控制器专用软件(如 S32K3 标准软件)结合使用。它有助于配置与微控制器硬件交互的 BSW 元器件。 EB tresos 等工具主要用于配置 AUTOSAR BSW,然后在恩智浦 S32K3 微控制器等硬件上使用该 BSW。因此,它们是 S32K3 软件开发过程中使用的工具。 以下是这些元素之间的关系: 在为 S32K3 微控制器开发 AUTOSAR 兼容软件时,开发人员通常使用 EB tresos Studio 来配置 AUTOSAR BSW。 然后,生成的 BSW 代码与 S32K3 标准软件(驱动程序等)交互,以控制微控制器的硬件。 要获得 EB tresos Studio,通常需要: 请直接通过 Elektrobit 网站 (elektrobit.com) 与 Elektrobit 联系。 在某些情况下,像恩智浦这样的半导体供应商可能会提供信息或指向兼容AUTOSAR工具的链接。 值得注意的是,来自意法半导体的信息显示,他们的微控制器也支持 EB tresos studio。 要点 EB tresos Studio 是用于 AUTOSAR 配置的工具。 S32K3 标准软件是恩智浦 S32K3 微控制器的软件包。 这些项目在汽车软件开发过程中相互配合使用。 希望对您有所帮助。 www pikepass com
View full article
供客户端写入 iMX8MP 的自由 OTP 寄存器 你好 , 我 需要 能 写 的 OTP 寄存器 阅读 主 板 IMX8MP 的 PCBA 修订版 。 例如,我需要在寄存器 XX 中写一个数字 1、3 或 5,具体取决于生产线上板的版本。 并将其读入 uboot/kernel 以使用相应的 DTS 我是否正确理解我可以将通用熔丝寄存器 #9 用于我的目的?   i.MX 8 系列 | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano Re: Free OTP registers for writing by client to iMX8MP 您好, 是的,你可以使用通用熔丝来实现你的目的。 此致 哈维
View full article
Access to nxp.com Hello. It is impossible to access all sites of the nxp.com domain without using a VPN. I get the error: Access Denied You don't have permission to access "http://mcuxpresso.nxp.com/en/dashboard" on this server. Reference #18.977a7b5c.1754475329.7d13ec17 https://errors.edgesuite.net/18.977a7b5c.1754475329.7d13ec17 Perhaps these are some erroneous settings of stop lists by IP addresses. Can anyone from NXP solve this problem? Re: Access to nxp.com   Same issue You don't have permission to access "http://www.nxp.com/" on this server. Reference #18.633c655f.1754500173.c79a737 https://errors.edgesuite.net/18.633c655f.1754500173.c79a737
View full article
在 S32k358 多核项目上从 Core0 启动 Core2 您好, 我正在尝试将我当前的 S32 DS 项目(针对 S32K3x8EVB 板)转换为多核项目。目前,我需要的是两个核心并排运行而不需要任何特殊的交互。 到目前为止,我所做的大部分设置都是基于 Pi - Monte Carlo 多核项目,该项目可作为 S32 DS 上的演示。在该演示中,Core0 执行标准时钟配置,然后尝试唤醒 Core2 - 通过写入一系列寄存器地址 - 见下文。(它还配置了核心到核心的中断,但我已从我的项目中省略了它,因为我现在不需要它。) void sys_wake_core(uint8_t core, uint32_t boot_add) { if (core == 1) { MC_ME.PRTN0_CORE1_ADDR.R = boot_add; /* PRTN0_CORE1_ADDR */ MC_ME.PRTN0_CORE1_PCONF.R = 1; /* PRTN0_CORE1_PCONF */ MC_ME.PRTN0_CORE1_PUPD.R = 1; /* PRTN0_CORE1_PUPD */ MC_ME.CTL_KEY.R = 0x5AF0; /* CTL_KEY */ MC_ME.CTL_KEY.R = 0xA50F; /* CTL_KEY */ while(MC_ME.PRTN0_CORE1_PUPD.R & 0x1); while(MC_ME.PRTN0_CORE1_STAT.R & 0x1); } #if (defined(S32K358) || defined(S32K388)) else if (core == 2) { MC_ME.PRTN0_CORE4_ADDR.R = boot_add; MC_ME.PRTN0_CORE4_PCONF.R = 1; MC_ME.PRTN0_CORE4_PUPD.R = 1; MC_ME.CTL_KEY.R = 0x5AF0; MC_ME.CTL_KEY.R = 0xA50F; while(!(MC_ME.PRTN0_CORE4_PUPD.R & 0x01)); while(!(MC_ME.PRTN0_CORE4_STAT.R & 0x01)); } #endif ... } 这里,Core2 的向量表的地址(0x00800000)被传入,系统等待 Core2 启动(我假设?)。Core2 的 main() 不执行任何系统设置,它只是开始运行应用程序代码。我已经构建并运行了这个演示,没有任何问题,但是当我尝试将它复制到我自己的项目时,Core2 无法正常启动。 如果您参考sys_wake_core_func.png ,您可以看到我自己的 sys_wake_core() 函数,其中我传递了正确的 VTOR 地址。(寄存器名称为 IP_MC_ME 而不是 MC_ME,但值仍为参考文献中指定的 402D_C000h。手册)然而,正如callstack_on_startup.png所示,Core2 的 Reset_Handler() 似乎将其带到了 Core0 的向量表并卡在那里。以下内容取自地图文件。 0x00400800 __ENTRY_VTABLE = __INIT_INTERRUPT_START 0x00400800 __CORE0_VTOR = __INIT_INTERRUPT_START 0x00600000 __CORE1_VTOR = ORIGIN (int_flash_c1) 0x00800000 __CORE2_VTOR = ORIGIN (int_flash_c2) 我是否正确地认为 Core2 应该按照地图文件的建议重置为 0x0080'0000?如果是的话我该如何纠正?我是否遗漏了多核初始化的其他步骤? 非常感谢您的帮助 回复:在S32k358多核项目上从Core0启动Core2 你好,丹尼尔,谢谢你提供的这个额外的例子。 看看我的 Core0 启动和你提供的启动之间的差异,我的 wake_up_core() 现在看起来像这样 static void prvSysWakeCore( portUnsignedBaseType uxCoreId, portUInt32Type ulBootAddress ) { Power_Ip_Init(&Power_Ip_HwIPsConfigPB); #if ( defined( S32K358 ) || defined( S32K388 ) ) if( uxCoreId == 2 ) { IP_MC_ME->PRTN0_CORE4_ADDR = ulBootAddress; IP_MC_ME->PRTN0_CORE4_PCONF = 1; IP_MC_ME->PRTN0_CORE4_PUPD = 1; IP_MC_ME->CTL_KEY = 0x5AF0; IP_MC_ME->CTL_KEY = 0xA50F; while( 1U == IP_MC_ME->PRTN0_CORE4_PUPD ) { }; while( 0U == ( IP_MC_ME->PRTN0_CORE4_STAT & MC_ME_PRTN0_CORE4_STAT_CCS_MASK ) ) { }; } #endif /* #if ( defined( S32K358 ) || defined( S32K388 ) ) */ } 添加 POWER 模块并修改第二个 while 循环似乎可以解决问题 - 现在我的两个核心都运行良好。 我还删除了 .boot_header来自我的 Core2 链接器脚本的部分,其中一个或两个更改使其能够工作。 非常感谢
View full article
EVK 无法运行到主代码,调试模式下出现堆栈溢出 我首先使用 RT685 EVK 板。我导入了SDK示例代码,代码构建成功。我使用 SEGGER J-Link 探针进行调试,程序闪存没有问题。但代码如下: 在地址“0x1c04a”处中断,没有可用的调试信息,或者在程序代码之外。 0001c04a: bn 0x1c04a 我不知道为什么?我在调试中暂停这个,堆栈使用情况显示为溢出。现在我无法采取下一步行动。谁能帮助我?非常感谢。 i.MX-RT600 回复: EVK cannot run to main code and stack overflow handed in debug mode 現在已經可以正常工作了, 原來是我下載了SDK_2_16_000_MIMXRT685-AUD-EVK.zip, 但是我的開發板是RT685-EVK, 我重新下載SDK_2_16_000_EVK-MIMXRT685.zip已可以正常工作, 謝謝NXP的支持與協助. ,
View full article