Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
尔湾:LPC800 MCU 技术概述:恩智浦®面向广泛的 8 位替代市场增长最快的产品组合 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 参加本次会议,了解如何利用 LPC84x MCU 系列的创新功能,该系列是计划于 2017 年发布的三个 LPC800 版本中的第一个。通过产品功能培训和演示,我们将展示这些低功耗、基于 ARM ® Cortex ® -M0+ 的 MCU 如何为当今的入门级 32 位微控制器市场提供 8 位简易性。我们希望您在本次课程结束后能够获得正确的培训和评估板,以便立即开始您自己的嵌入式开发。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 参加本次会议,了解如何利用 LPC84x MCU 系列的创新功能,该系列是计划于 2017 年发布的三个 LPC800 版本中的第一个。通过产品功能培训和演示,我们将展示这些低功耗、基于 ARM ® Cortex ® -M0+ 的 MCU 如何为当今的入门级 32 位微控制器市场提供 8 位简易性。我们希望您在本次课程结束后能够获得正确的培训和评估板,以便立即开始您自己的嵌入式开发。
View full article
ホバーゲームズチャレンジ1 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> フライヤーで消火活動 人為的なものであれ、自然的なものであれ、火災を予測し制御することは困難です。火災は数十億ドルの損害をもたらし、町や森林全体を破壊し、最前線のファーストレスポンダーを含む無数の命を危険にさらしています。 HOVERGAMESはあなたの助けになる機会です このコンテストの目的は、HoverGamesのドローンが、山火事から都市火災まで、想像できるあらゆる方法で消防士の職務を支援できるソリューションを構築することです。NXP HoverGamesドローン 開発キットには、飛行ロボットの開発を開始するために必要なものがすべて含まれています。 HoverGamesのドローンで何ができるのか? あなたのドローンは消防チームの調整に役立っていますか?物資を届けたり、通信ネットワークや物流ネットワークを手の届きにくい地域に拡張したりしていますか?燃えている建物をスキャンしてホットスポットを特定しますか?それとも、火災が発生する前に検出して防ぐのでしょうか? ブレインストーミングを始めるために、いくつかのアイデアをご紹介します。 連絡が届きにくいエリアへの通信の拡大 ホットスポットのピンポイント 新たな火災と潜在的な再起動を監視する リソース、動物、危険にさらされている人々を追跡および監視する 誰かを荒野から導き出す 状況認識に関する洞察を提供する 閉じ込められた人に、ガスマスクや照明弾、CBラジオなどのリソースを届ける ドローンへの許可されたアクセスのみを許可する ドローンオペレーターの特定と承認 そのエリアにいてはいけない他のドローンを特定します チャレンジ1「フライヤーで火事と戦う」
View full article
车身电子:实践研讨会:使用 MagniV 进行边缘节点开发 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 本次会议将讨论 S12 MagniV 混合信号 MCU 如何帮助客户设计更紧凑、更具成本效益的电子控制单元。S12 MagniV 设备基于成熟的 S12 技术构建,可实现整个产品组合的软件和工具兼容性。S12 MagniV 产品组合将数字可编程性和高精度模拟完美结合,并配有一系列可扩展内存选项,从而简化了汽车设计。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 本次会议将讨论 S12 MagniV 混合信号 MCU 如何帮助客户设计更紧凑、更具成本效益的电子控制单元。S12 MagniV 设备基于成熟的 S12 技术构建,可实现整个产品组合的软件和工具兼容性。S12 MagniV 产品组合将数字可编程性和高精度模拟完美结合,并配有一系列可扩展内存选项,从而简化了汽车设计。
View full article
尤达里程碑奖金 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 大家好, 在此视频中,我们展示了我们作为奖励实现的 Android 应用程序。 UDOO Quad 上运行的虚拟助手程序也是一个 Web 服务器,它公开了一个非常基本的 REST API。该API用于远程控制助手。Android 应用程序使用 Google 的 STT API 将语音转换为文本,通过互联网将输入发送给 Yoda,Yoda 处理输入并返回答案,该答案使用 Google 的 TTS API 呈现。 之前视频中演示的所有插件都可以在 Android 应用程序中使用,因为手机只是另一个 I/O,所有处理仍然由在 UDOO 板上运行的应用程序完成。 有关实施、安装说明和其他规格的更多详细信息,请查看我们的 Git 存储库。 感谢观看, 尤达团队 (在 “我的视频” 中查看)
View full article
扩展资源域控制器 xRDC <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> S32x 设备的扩展资源域控制器概述。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> S32x 设备的扩展资源域控制器概述。
View full article
下一代功能安全架构 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 概述 S32x 下一代安全架构,涵盖 ASIL B 至 ASIL D。有哪些新功能以及我们如何更好地为客户提供全套安全附属品,包括 MCU HW、SW 和 SBC HW。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 概述 S32x 下一代安全架构,涵盖 ASIL B 至 ASIL D。有哪些新功能以及我们如何更好地为客户提供全套安全附属品,包括 MCU HW、SW 和 SBC HW。
View full article
澳洲大学挂科怎么办 澳洲大学挂科怎么办联系QQ1252839746,考试挂科作弊、GPA低被开除退学、收到学术警告。澳洲大学2018 S1的Final成绩已经在陆续发放了,拿到成绩的时候,有些人难免会沮丧,复习了的内容没考,考的内容没复习,所以就有科目理所应当的挂科了…… 澳洲大学向来是宽!进!严!出!随着成绩的公布,小伙伴们都在问挂科了到底该怎么办?一起来了解一下不同情况的挂科该如何处理吧! 同一学期挂科科目挂科小于等于50% 什么叫挂科科目小于等于50%呢?各大学的课程设置都是一学期4门课,如果你在一学期中挂了1-2门,但是还没有出现double fail(一科已经连续fail两次以上),那么学校不会对你有任何行动,下学期一定要争取4门全部Pass来弥补! 同一学期挂科科目挂科大于等于50% 大于等于50%的意思就是如果在一学期中挂了2门以上课程,那一般学校就会采取第一次行动了,会对你发出一封警告信! 学校出勤率低于80% 和挂科无关,但非常重要。如果同学们在一学期中,因各种原因出勤率不满80%的,并且针对这过低的出勤率没有合理的理由,学校也会先对你做出警告需要解释,如果理由没有被学校接受,学校也有资格将你上报移民局,移民局可以会跟据情况取消签证。 努力学习却还是挂科 如果是平时十分努力却还是掌控不了挂科的同学门要及早正视自己的问题,对自己挂科的原因进行总结,可能是由于专业不适合,学习能力不够,学校和你的学习理念存在差异……而这类学生最重要的就是正视自己的情况考虑转学校或者是换专业。 警告信解释 当你不幸收到开除警告信后,书面解释的质量非常重要。 首先,解释列举的原因,一定是不可控的因素,由此导致的学习成绩差;接着表明自己坚信可以完成学业,并列举理由;最后认真的规划应该如何去克服困难,努力提高成绩。 如果以身体健康原因作为理由,必须准备辅助材料,如医生开具的证明等,一同上交。校方受理后会决定十分需要召开听证会,听证会后即会给出解释结果。 转校 这里需要提醒小伙伴们如果被公立大学开除,则无法转到其它公立大学继续学习,只能转到各种私立大学或学院,但可以在收到学校警告信后,马上开始准备转学事宜,在开除程序正式开始之前申请转学。 转学 若未读满6个月的课程就申请转学,首先需要获得想转学学校OFFER,然后向在读学校申请Release letter(放行信),在读学校会根据转学政策和程序审核申请,再决定是否发放Release letter; 如果已经在主课学校就读超过六个月,一般学校都会同意学生的转学申请。 在澳洲挂科除了昂贵的学费外,还有可能会面临强制退学和取消学生签证,并且3年都不得进入澳洲,所以要谨慎对待每次考试,澳洲大学挂科改成绩(Q1252839746)挂科GPA成绩修改,解决被退学开除等问题。 General
View full article
KL25Z和传感器融合 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 全部, 附件是根据 Andrew Hartnett 的帖子而编写的。它包含用于 KL25Z 上的 9 轴传感器融合 V7.00 的裸机 IAR 项目。您需要为 KL25Z 构建 KSDK 以包含 ISSDK 选项。然后将此文件解压缩到您的 SDK_2.0_FRDM-KL25Z/boards 中目录。示例项目位于 SDK_2.0_FRDM-KL25Z/boards/frdmkl25z_virtual_shield/issdk_examples/algorithms/sensorfusion/baremetal_sensor_fusion/iar。 其中还包含一个 freertos_sensor_fusion 项目。暂时忽略这一点。它可以编译和链接,但需要比 KL25Z 提供的更多的 RAM。我正在寻找降低 RAM 要求的方法。 此致, Mike <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 全部, 附件是根据 Andrew Hartnett 的帖子而编写的。它包含用于 KL25Z 上的 9 轴传感器融合 V7.00 的裸机 IAR 项目。您需要为 KL25Z 构建 KSDK 以包含 ISSDK 选项。然后将此文件解压缩到您的 SDK_2.0_FRDM-KL25Z/boards 中目录。示例项目位于 SDK_2.0_FRDM-KL25Z/boards/frdmkl25z_virtual_shield/issdk_examples/algorithms/sensorfusion/baremetal_sensor_fusion/iar。 其中还包含一个 freertos_sensor_fusion 项目。暂时忽略这一点。它可以编译和链接,但需要比 KL25Z 提供的更多的 RAM。我正在寻找降低 RAM 要求的方法。 此致, Mike 传感器融合 回复:KL25Z和传感器融合 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 全部, 我能够启动并运行 FreeRTOS 版本。以下是您需要了解的内容: 根据裸机说明仅针对 1 种算法进行编译 FreeRTOSConfig.h 中的“#define configMINIMAL_STACK_SIZE ((unsigned short)256)” 替换 FreeRTOS heap_4.c使用 heap_3.c(FreeRTOS 有几种内存分配选项) 将 MKL25Z128xxx4_flash.lcf 中的 __size_heap__ 的值从 0x400 更改为 0x1000。 尽情享受! Mike
View full article
HMB-N2042 Thread 让互联家居成为现实 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 要在家庭中实现物联网(IoT),企业需要采用开放式生态合作体系,满足从基于IPv6的网状网络协议到最终用户体验等各个方面的要求。 本课程将介绍如何将线程融入智能家居,线程的主要优势以及如何使用恩智浦和线程生态合作体系其它资源提供的模块,将线程产品概念从理念变为成品。 观看视频演示 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 要在家庭中实现物联网(IoT),企业需要采用开放式生态合作体系,满足从基于IPv6的网状网络协议到最终用户体验等各个方面的要求。 本课程将介绍如何将线程融入智能家居,线程的主要优势以及如何使用恩智浦和线程生态合作体系其它资源提供的模块,将线程产品概念从理念变为成品。 观看视频演示 智能家居和智能建筑
View full article
INS-N2025品質 - 製品選択プロセスにおけるますます関連性のある決定基準 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 明日のインターネットは、クラウドに接続された電子ソリューションで私たちを取り囲んでいます。私たちは、彼らが安全、確実、そして最高の品質と信頼性で運営されていることを確信しなければなりません。自動運転車は、究極のコネクテッドデバイスです。このセッションでは、業界の専門家ワークグループによって特定された、自動車と消費者向け部品の間に存在する可能性のある66の重要な違いに焦点を当て、信頼性、品質、および車両の寿命に影響を与えます。市場間の潜在的な違いに関するこの概要は、顧客がコンポーネントを選択する際のガイドとして理想的なツールになる可能性があります。NXPは、自動車、セキュリティ、コネクティビティ、およびハイエンドのコンピュータネットワーキングのリーダーです。製品セグメントとパフォーマンス範囲全体にわたるNXPの機能が、お客様の隠れたリスクの多くにどのように対処し、コネクテッドソリューションへの優れた出発点を提供するかを示します。 ビデオプレゼンテーションを見る <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 明日のインターネットは、クラウドに接続された電子ソリューションで私たちを取り囲んでいます。私たちは、彼らが安全、確実、そして最高の品質と信頼性で運営されていることを確信しなければなりません。自動運転車は、究極のコネクテッドデバイスです。このセッションでは、業界の専門家ワークグループによって特定された、自動車と消費者向け部品の間に存在する可能性のある66の重要な違いに焦点を当て、信頼性、品質、および車両の寿命に影響を与えます。市場間の潜在的な違いに関するこの概要は、顧客がコンポーネントを選択する際のガイドとして理想的なツールになる可能性があります。NXPは、自動車、セキュリティ、コネクティビティ、およびハイエンドのコンピュータネットワーキングのリーダーです。製品セグメントとパフォーマンス範囲全体にわたるNXPの機能が、お客様の隠れたリスクの多くにどのように対処し、コネクテッドソリューションへの優れた出発点を提供するかを示します。 ビデオプレゼンテーションを見る インサイト&イノベーション
View full article
示例 MPC5777C MCAN-FD simpleTX RX-ISR GHS616 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ******************************************************************************** * 详细说明: * * 配置 MCAN 发送和接收带有或不带有 CAN FD 消息 * 数据阶段的比特率切换。这是由 BRS 宏定义的。 * 仲裁阶段的波特率设置为 500kbps,数据阶段的波特率设置为 1Mpbs * 因为 EVB 上使用了 PHY。 * * 在此配置中,MCAN_0 传输一条消息。MCAN_1接收消息。 * * MCAN_0 每 1 秒发送一次消息。该间隔由 PIT 生成。 * 单个 TX 缓冲区用于发送 n 个字节。每次 * 传播。发送两个标准 ID 和 2 个扩展 ID。 * * MCAN_1 配置为接收消息,ISR 用于读取新消息。 * 定义了2个标准和2个扩展ID过滤表。经典过滤器 * 配置已设置,表示过滤器 ID 和掩码。 * 具有匹配标准 ID 的消息被接收到 RXFIFO_0 中,具有匹配 * 扩展ID然后存储在RXFIFO_1中。 * * EVB连接: * * J37 和 J38 至位置 2-3,将 MCAN1 TX/RX 连接至收发器 * * P15-1 上的 CAN0-CANH 至 P14-1 上的 CAN1-CANH * P15-2 上的 CAN0-CANL 至 P14-2 上的 CAN1-CANL * * * ---------------------------------------------------------------------------------------------- * 测试硬件:MPC5777C-512DS Rev.A + MPC57xx 主板 Rev.C * 微控制器: PPC5777CMM03 2N45H CTZZS1521A *系统频率:PLL1 = core_clk = 264MHz,PLL0 = 192MHz * 调试器:Lauterbach Trace32 * 目标:internal_FLASH * 终端:19200-8-无奇偶校验-1停止位-eSCI_A上无流量控制 * 使用微型模块上的 USB 连接器 (J21) * * EVB 连接:ETPUA30(PortP P23-15)--> USER_LED_1(P7-1) * ETPUA31 (端口 P23-14) --> USER_LED_2 (P7-2) * ******************************************************************************** <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ******************************************************************************** * 详细说明: * * 配置 MCAN 发送和接收带有或不带有 CAN FD 消息 * 数据阶段的比特率切换。这是由 BRS 宏定义的。 * 仲裁阶段的波特率设置为 500kbps,数据阶段的波特率设置为 1Mpbs * 因为 EVB 上使用了 PHY。 * * 在此配置中,MCAN_0 传输一条消息。MCAN_1接收消息。 * * MCAN_0 每 1 秒发送一次消息。该间隔由 PIT 生成。 * 单个 TX 缓冲区用于发送 n 个字节。每次 * 传播。发送两个标准 ID 和 2 个扩展 ID。 * * MCAN_1 配置为接收消息,ISR 用于读取新消息。 * 定义了2个标准和2个扩展ID过滤表。经典过滤器 * 配置已设置,表示过滤器 ID 和掩码。 * 具有匹配标准 ID 的消息被接收到 RXFIFO_0 中,具有匹配 * 扩展ID然后存储在RXFIFO_1中。 * * EVB连接: * * J37 和 J38 至位置 2-3,将 MCAN1 TX/RX 连接至收发器 * * P15-1 上的 CAN0-CANH 至 P14-1 上的 CAN1-CANH * P15-2 上的 CAN0-CANL 至 P14-2 上的 CAN1-CANL * * * ---------------------------------------------------------------------------------------------- * 测试硬件:MPC5777C-512DS Rev.A + MPC57xx 主板 Rev.C * 微控制器: PPC5777CMM03 2N45H CTZZS1521A *系统频率:PLL1 = core_clk = 264MHz,PLL0 = 192MHz * 调试器:Lauterbach Trace32 * 目标:internal_FLASH * 终端:19200-8-无奇偶校验-1停止位-eSCI_A上无流量控制 * 使用微型模块上的 USB 连接器 (J21) * * EVB 连接:ETPUA30(PortP P23-15)--> USER_LED_1(P7-1) * ETPUA31 (端口 P23-14) --> USER_LED_2 (P7-2) * ******************************************************************************** 概述 回复:示例 MPC5777C MCAN-FD simpleTX RX-ISR GHS616 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好PetrS 你能检查一下我关于此代码的问题吗? 当我检查 main.c 时,我认为#define MCAN1_BASE_ADDR 0xFFEE8000 不正确。 据我所知,MCAN1 的基数是 0xFFE3_8000... 你能检查一下吗? 谢谢!
View full article
LAT-HMB-T2459 - 未来电子:设计时考虑安全性 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 当今的设计师面临着越来越大的挑战,需要保护他们的知识产权和产品免遭假冒或未经授权的访问。为了帮助理解 NXP 提供的安全解决方案,未来的系统设计中心设计了一个安全访问演示板,以展示集成安全性的微控制器 LPC43S57 和 A700X 防篡改安全 MCU 解决方案的功能。本课程将概述安全系统的架构并介绍 NXP 的安全元素。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 当今的设计师面临着越来越大的挑战,需要保护他们的知识产权和产品免遭假冒或未经授权的访问。为了帮助理解 NXP 提供的安全解决方案,未来的系统设计中心设计了一个安全访问演示板,以展示集成安全性的微控制器 LPC43S57 和 A700X 防篡改安全 MCU 解决方案的功能。本课程将概述安全系统的架构并介绍 NXP 的安全元素。
View full article
恢复 PHY3250 引导加载程序 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 如果您不小心擦除了Phytec LPC3250 开发板上的Kick Start或S1L引导加载程序,可以按照此步骤恢复它们。请注意,此恢复方法中提供的引导加载程序可能比 Phytec 开发板附带的版本更新。您也可以从 Phytec 网站下载原始版本的引导加载程序。 恢复板上的引导加载程序不需要特殊硬件(即 JTAG),而是使用 LPC32x0 通用驱动程序库中构建或包含的引导加载程序和工具来执行。但是,您需要一台带有串行端口的 PC 来执行更新过程。 恢复 Kick Start 加载程序和 S1L 分为两步。 首先恢复 Kick Start 加载程序,然后 恢复 S1L 。串行加载程序用于传输应用程序和烧录器映像(用于将应用程序烧录到 NAND FLASH 中)。LPC32x0 会在下载映像后自动将其烧录到 NAND FLASH 中,然后提供状态信息。 步骤 1:下载资源页面的预建启动软件和恢复映像。 步骤 2:在 Windows PC 上提取文件 步骤 3:使用串行电缆连接 Phytec 开发板的下部串行连接器和 PC 步骤4:启动串行加载器软件(LPC3250_Loader.exe)包含在预建的启动软件包中。 步骤 5:将串行加载程序中的“主启动(IRAM)”文件设置为 burner_kickstart_nand_small_block_rvw.bin 文件。将串行加载器中的“辅助可执行文件(SDRAM)”文件设置为 kickstart_nand_small_block_rvw.bin 文件。验证 Comport 控制选择是否与连接到 Phytec 板的 PC 上的 COM 部分匹配。 注意:预构建的二进制文件的名称可能与步骤 5 和 7 中列出的名称略有不同,具体取决于构建二进制文件所使用的工具。如果二进制文件是使用 GNU 而不是 Realview 构建的,则每个名称中的“rvw”字段将包含标识的“gnu”。根据需要更改您拥有的二进制文件的文件名。   步骤 6:按下串行加载器上的“加载箱/启动主”按钮并打开电路板电源。刻录机映像和启动加载程序映像应传输到电路板,然后启动加载程序将被编程到 NAND FLASH 块 0 中,以便由刻录机应用程序从引导 ROM 进行引导。文件传输完成后,按“启用终端模式”按钮查看程序状态。在串行加载工具的状态/终端输出窗口中,您应该看到以下输出。   等待 BootID?..þ5 ..找到了!发送‘A’...完成!期望第二个 BootId?.. 5 .. 找到了!发送‘U’、‘3’……完成!期望‘R’..R..找到了!发送起始地址..完成!发送尺寸..完成!发送代码..完成!--- 正在加载辅助可执行文件 --- 等待‘X’..X..找到!-- 发送命令..p..完成! 发送起始地址..完成!发送尺寸..完成!等待主引导的接受..o..OK! 发送代码..完成!期望最终的 't'.. t.. 发现, ---- 辅助可执行文件已加载。--- --- 启用终端模式 --- 格式化块... 格式化完成 将 kickstart 写入闪存... 验证数据......成功 NAND闪存编程成功 步骤 7:将串行加载程序中的“主启动(IRAM)”文件设置为 burner_s1app_nand_small_block_rvw.bin 文件。将串行加载器中的“辅助可执行文件(SDRAM)”文件设置为 s1l_from_kick_full_rvw.bin 文件。验证 Comport 控制选择是否与连接到 Phytec 板的 PC 上的 COM 部分匹配。   步骤 8:按下串行加载器上的“加载箱/启动主”按钮并重置电路板。刻录机图像和S1L图像应传输到电路板,然后S1L将被编程到 NAND FLASH 块 1(及之后)中,以便从 kickstart 加载程序启动。文件传输完成后,按“启用终端模式”按钮查看程序状态。在串行加载工具的状态/终端输出窗口中,您应该看到以下输出。   等待 BootID?.. 5 .. 找到了!发送‘A’...完成!期望第二个 BootId?.. 5 .. 找到了!发送‘U’、‘3’……完成!期望‘R’..R..找到了!发送起始地址..完成!发送尺寸..完成!发送代码..完成!--- 正在加载辅助可执行文件 --- 等待‘X’..X..找到!-- 发送命令..p..完成! 发送起始地址..完成!发送尺寸..完成!等待主引导的接受..o..OK! 发送代码..完成!期望最终的 't'.. t.. 发现, ---- 辅助可执行文件已加载。--- --- 启用终端模式 --- 格式化块... 格式化完成 将 S1 图像写入闪存... NAND闪存编程成功 步骤 8:关闭串行加载程序并打开终端程序,然后重置电路板 关闭串行加载工具并打开终端程序,例如 Teraterm。重置电路板, S1L应该启动。   5 Phytec 3250 主板 构建日期:2010年5月21日 12:43:21 PHY3250>
View full article
TQ-Systems: モジュラー・アプローチで設計を高速化および最適化する方法 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> プロセッサを統合設計で使用するのも一つの方法です。組み込みモジュールを使用することも方法であり、設計を高速化し、設計リスクを軽減し、設計コストを削減します。組み込みモジュールを使用する場合、どのような制限や制約がありますか?組み込みモジュールを選択するための市場概要とガイドライン。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> プロセッサを統合設計で使用するのも一つの方法です。組み込みモジュールを使用することも方法であり、設計を高速化し、設計リスクを軽減し、設計コストを削減します。組み込みモジュールを使用する場合、どのような制限や制約がありますか?組み込みモジュールを選択するための市場概要とガイドライン。
View full article
FRDM-KW40Z Bluetooth LE Controller Usage with the Linux hcitool Bluetooth Low Energy is a standard for Low Power Wireless Networks introduced in the Bluetooth specification 4.0. Its target application domains include medical, sports & fitness, home automation and others. The adoption and development rates of this technology are growing fast helped by the wide availability of hardware support in most modern mobile phones and mobile operating systems. The purpose of this application note is to show how the Freescale FRDM-KW40Z can board with BLE Controller software can be used with the hcitool from the Linux Bluetooth stack over the HCI interface. 1. Introduction The Bluetooth specification has a very well defined interface between the Controller and the Host called the HCI (Host Controller Interface). This interface is defined for and can be used with various transport layers including an asynchronous serial transport layer. A typical scenario of Bluetooth Low Energy hardware use is a development board which has a BLE Controller accessible via serial transport HCI connected to a device on which the BLE Host runs. The device which runs the BLE Host can be any type of embedded device or a PC. PCs running a Linux type OS can use the hcitool from the Linux Bluetooth Stack to interact with a BLE Controller via the HCI interface. The particular use case of  FRDM-KW40Z board with a serial transport HCI interface running over USB CDC and connected to a PC running the Linux Bluetooth stack is shown in the diagram below and will be detailed din the following sections. Figure 1FRDM-KW40Z (BLE Controller) connected to Linux PC (Bluetooth Host Stack) via HCI Serial Transport 2. Loading the HCI Application onto the FRDM-KW40Z First load the hci_app on the FRDM-KW40Z board. The hci_app aplication can be found in the \ConnSw\examples\bluetooth\hci_app folder. 3. Connecting the FRDM-KW40Z to the Computer via a Serial Port After the app is downloaded to the board plug the board into a free USB port of your Linux computer. The following instructions, commands and their output is typical to a Debian based Linux OS. After the board is plugged in run the following command to list the serial ports available. >> dmesg | grep tty [ 0.000000] console [tty0] enabled [ 2374.118201] cdc_acm 1-2:1.1: ttyACM0: USB ACM device In our example the FRDM-KW40Z board serial port is ttyACM0. To test the connection some HCI commands can be sent in hex format from any terminal application to the serial HCI on the FRDM-KW40Z board. In the figure below an HCI_Read_BD_ADDR command and its corresponding Command Complete Event are shown as they were sent and received in hexadecimal format from the moserial serial terminal GUI application. Figure 2: HCI command and response event in hexadecimal format (HCI UART Transport) 4. Connecting the HCI Serial Interface to the Bluetooth Stack To connect the Linux Bluetooth stack to a serial HCI interface the hciattach command must be run as shown below. >> hciattach /dev/ttyACM0 any 115200 noflow nosleep Device setup complete If the the HCI serial interface is successfully attached to the Bluetooth stack then the "Device setup complete" message is shown. The any parameter specifies a generic Bluetooth device. The 115200 parameter is the UART baudrate. The noflow parameter diasables serial flow control. The nosleep parameter disables hardware specific power managment. Run the hciconfig command with no parameters to check the HCI interface id of the newly attached HCI serial device. >> hciconfig hci1:    Type: BR/EDR  Bus: UART     BD Address: 00:04:9F:00:00:15  ACL MTU: 27:4 SCO MTU: 0:0     UP RUNNING     RX bytes:205 acl:0 sco:0 events:14 errors:0     TX bytes:112 acl:0 sco:0 commands:14 errors:0 hci0:    Type: BR/EDR  Bus: USB     BD Address: 90:00:4E:A4:70:97  ACL MTU: 310:10  SCO MTU: 64:8     UP RUNNING     RX bytes:595 acl:0 sco:0 events:37 errors:0     TX bytes:2564 acl:0 sco:0 commands:36 errors:0 In this example the FRDM-KW40Z is assigned the hci1 interface as can be seen from the bus type (Type: BR/EDR  Bus: UART). The hci0 interface is the example shown corresponds to the on-board Bluetooth module from the machine. On some systems the interface might need to be manually started by using the hciconfig interfaceId up command. hciconfig hci1 up 5. Configuring the Bluetooth Device and Listing its Capabilities The hciconfig command offers the possibility of configuring the device and listing the device capabilities. To find all commands supported by the hciconfig tool type the following command. >> hciconfig –h ...display supported commands... Each individual hciconfig command must be addressed to the correct HCI interface as reported above. In our example we use the hci1 interface. Some hciconfig commands require root privileges and must be run with sudo (the "Operation not permitted(1)" error will be returned if a command needs to be run with root privileges). Some useful hci config commands: >> hciconfig hci1 version    -> lists hci device verison information >> hciconfig hci1 revision    -> lists hci device revision information >> hciconfig hci1 features    -> lists the features supported by the device >> hciconfig hci1 commands    -> lists the hci commands supported by the device >> sudo hciconfig hci1 lestates    -> lists the BLE states supported by the device >> sudo hciconfig hci1 lerandaddr 11:22:33:44:55:66    -> set a random address on the device >> sudo hciconfig hci1 leadv 3    -> enable LE advertising of the specified type >> sudo hciconfig hci1 noleadv    -> disable LE advertising Now the newly connected board with a serial HCI is attached to a HCI interface of the Bluetooth stack and is ready to use. 6.    Controlling the Bluetooth Device using the hcitool The hcitool can be used to send HCI commands to the Bluetooth device. A command is available which lists all available hcitool actions. >> hcitool -h ...display supported commands... To target a specific HCI interface use the -i hciX option for an hcitool command. We will use -i hci1 in our examples. The hcitool supports commands for common BLE HCI operations some of which are shown below and also supports sending generic HCI commands using a dedicated option which uses hexadecimal numbers for the OGF (Command Group), OCF (Command Code) and the parameters. The 6 bit OGF and the 10 bit OCF compose the 16 bit HCI Command Opcode. The command parameters are specific to each command. 6.1.  Listing Devices Available to the hcitool An hcitool command can list all available device interfaces. >> hcitool dev Devices: hci1    00:04:9F:00:00:15 hci0    90:00:4E:A4:70:97 The device we are working with is connected to the hci1 interface as seen from the output of the hciconfig command used above. 6.2.  Scanning for Advertising LE Devices The hcitool can be used to perform a LE Device scan. This command requires root privileges. Press Ctrl+C to stop the scan at any time. >> sudo hcitool -i hci1 lescan LE Scan ... 00:04:9F:00:00:13 (FSL_OTAC) ^C A list of addresses and device names will be shown if advertised (< > or < > as define din the specification). 6.3.  Obtaining Remote LE Device Information Using the hcitool To obtain information about a remote LE device a special hcitool command can be used. The hcitool leinfo command creates a connection, extracts information from the remote device and then disconnects. The remote device information is shown at the command prompt. >> sudo hcitool -i hci1 leinfo 00:04:9F:00:00:13 Requesting information ...        Handle: 32 (0x0020)        LMP Version: 4.1 (0x7) LMP Subversion: 0x113        Manufacturer: Freescale Semiconductor, Inc. (511)        Features: 0x1f 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 In this example information about a device previously discovered using the hcitool lescan command is shown. 6.4.  Connecting and Disconnecting from a Remote LE Device Connecting to a remote LE device is done using the hcitool lecc command. >> sudo hcitool -i hci1 lecc 00:04:9F:00:00:13 Connection handle 32 As before a previously discovered device address is used. If the connection is successful then the Connection Handle is returned and in our case the Connection Handle is 32. The hcitool con command shows active connections information: address, connection handle, role, etc. >> hcitool con Connections: < LE 00:04:9F:00:00:13 handle 32 state 1 lm MASTER To end a LE connection the hcitool ledc command can be used. It must be provided with the Connection Handle to be terminated, and optionally the reason. The device handle obtained after the connection and shown in the connected devices list is used. >> hcitool –I hci1 ledc 32 >> Listing the connections after all connections are terminated will show an empty connection list. >> hcitool con Connections: >> 6.5.  Sending Arbitrary HCI Commands To send arbitrary HCI commands to a device using the Command CopCode (OGF and OCF) the hcitool cmd command can be used. As an example the HCI_Read_BD_ADDR command is used which has the 0x1009 OpCode (OGF=0x04, OCF=0x009) and no parameters. It is the same command shown in the direct serial port to HCI communication example above. hcitool -i hci0 cmd 0x04 0x0009 < HCI Command: ogf 0x04, ocf 0x0009, plen 0 > HCI Event: 0x0e plen 10   01 09 10 00 15 00 00 9F 04 00 The OpCode OGF (0x04) and OCF (0x009) and no parameters are passed to the hcitool cmd command all in hexadecimal format. The parameters length (plen) is 0 for the command. The response is a Command Complete event (0x03) with the parameters length (plen) 10. The parameters are 01 09 10 00 15 00 00 9F 04 00: 01 is the Num_HCI_Command_Packets parameter 09 10 is the Command OpCode for which this Command Complete Event is returned (in little endian format) 00 is the status – Success in this case 15 00 00 9F 04 00 is the BD_ADDR of the device as listed by the hcitool dev command KW41Z31Z21Z
View full article
使用我们的在线应用程序创建免费的 i.MX6 处理器设计 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 您好,i.MX6 用户, 我们创建了一个创新的应用程序,您可以在一分钟内根据您的定制要求创建 i.MX6 双光硬件设计。 创建新设计非常容易,您只需将处理器、外围设备要求和电路板输入电源输入添加到应用程序中即可。 有了这些输入要求,应用程序将 1. 查找外设、电源、时钟、复位和电源排序组件 2. 查找处理器引脚复用选项 3. 优化电源、时钟 4. 生成设计并绘制可在线查看的原理图。 它是一种强大的算法,专门用于 i.mx6 等高端处理器。 您可以使用我们在www.circuit-tree.com上托管的应用程序生成任意数量的设计。我们很快将扩大我们的库并添加更多外形尺寸以支持不同的硬件设计。 如果您有任何问题/疑虑/反馈,请告知我们。 谢谢! 电路树团队 概述
View full article
iWave 的 i.MX6 产品组合 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 自 i.MX6 应用处理器推出以来,全球领先的 SOM 供应商之一 iWave Systems 已推出了多种 i.MX6 CPU 模块和 SBC 板,可满足工业、汽车和医疗应用的需求。@! i.MX6 Q7 SOM 符合 Qseven R2.0 规范, 尺寸为 70mmx70mm,支持工业级操作。i.MX6 MXM SOM 支持汽车级 i.MX6 CPU 和汽车专用接口,并配备 314 针 MXM2 连接器引脚排列,尺寸为 85mmx85mm。近期推出的 i.MX6 SODIMM SOM 模块支持商用和工业级工作温度,尺寸仅为 67.6mmx37mm,非常紧凑。Pico ITX 尺寸的 i.MX6 SBC 板 尺寸为 100mmx70mm, 支持所有 i.MX6 接口的板载连接器,并可选择通过扩展连接器扩展 IO。 所有这三种不同外形尺寸的 SOM 和 SBC 均支持不同的 i.MX6 CPU 变体,例如 Quad、Dual、Dual Lite 和 Solo。除此之外,i.MX6 Qseven 模块还支持 i.MX6 Quad Plus 和 i.MX6 Dual plus CPU 配置。 除了主要的 i.MX6 CPU 产品组合外,iWave Systems 还推出了 i.MX6UL SOM,其尺寸为 67.6mmx29mm,非常小巧的 SODIMM 外形适用于功率和成本受限的商业和工业应用。I.MX6 和 i.MX6UL SODIMM SOM 均引脚兼容,以便客户可以利用广泛的 i.MX6 产品的可扩展性和软件兼容性。 为了快速构建这些不同外形尺寸的 SOM 原型,iWave Systems 为每种外形尺寸的 SOM 提供独立的开发套件版本,并支持 Linux、Android 和 WEC7* BSP。这些开发套件可帮助客户缩短高达 60% 的新产品开发周期,从而快速将产品推向市场。iWave Systems 还凭借其丰富的 i.MX6 产品开发专业知识,提供定制 SOM 和 SBC 开发以及交钥匙制造服务。请联系iWave Systems了解更多详情。 概述
View full article
AMF-ACC-T1213 - DwF 底特律 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
View full article
How To: Get started with IPv6 for MQX RTOS TCP/IP Stack Are you ready for IPv6? The worldwide transition to IPv6 networking is in progress.  Many governments and organizations have already mandated IPv6.  Are your connected products going to be ready? If you need a full-featured traditional host stack with Ipv6 support, Freescale MQX software has a solution for you.  You can even run Ipv4 and Ipv6 at the same time to ease the transition. Check out www.freescale.com/mqx/ipv6 for details and documentation. How to get IPv6? Purchase the add-on at the link above (evaluation available – see below).  The MQX TCP/IP stack (RTCS) supports IPv6 with this optional add-on patch.  Purchasing the add-on gets you all the source code and a year of basic support. How to Evaluate MQX IPv6? Freescale offers a 90-day evaluation of a pre-compiled library for a single low-cost Freescale development platform and toolchain.  In the future, evaluation versions are planned for a broader list of development platforms and toolchains. To evaluate MQX IPv6 today, you will need: MQX RTOS v4.1.1 FRDM-K64F, Freescale Freedom Development Platform for Kinetis K64 IAR Embedded Workbench® for ARM® v7.10.3 Note: Although the evaluation only covers a single board and toolchain, MQX RTCS with IPv6 source code can be purchased for ALL Freescale MCUs and tool-chains supported by MQX RTCS. If you need an evaluation library to support a different board or tool-chain, let me know! Step-By-Step Instructions 1. Obtain a FRDM-K64F Freedom development module from Freescale or a Freescale-authorized distributor (Details at www.freescale.com/frdm-k64f). 2. Plug in the USB cable for the debug connection and the Ethernet cable for the network connection between the board and your computer. 3. Download IAR for ARM® v7.10.3 or later (30-day evaluation available at www.iar.com). 4. Install MQX RTOS 4.1.1 (Available at www.freescale.com/mqxrtos). 5. Now get the evaluation package.  Go to www.freescale.com/mqx/ipv6. 6. Click the Download button, or download tab 7. Click IPv6 for MQX RTOS TCP/IP Stack (90-Day Binary Evaluation) 8. Read the software license agreement.  If it works for you, click I Accept. 9. After you accept, the zip file (e.g. Freescale_MQX_4_1_1_IP6_EVAL.zip) will download. After it downloads, extract the files to the root directory of the MQX 4.1.1 installation (a.k.a. directory).  The default for Windows is C:\Freescale\Freescale_MQX_4_1\. Note: The package does not overwrite or corrupt any MQX files.  It just adds new ones. 10. Open the readme file readme_ip6_eval.txt. The steps in this guide are listed there also. 11. Build the BSP, PSP, RTCS, MFS, and SHELL libraries for FRDM-K64F   a. Open IAR Embedded Workbench   b. Go to File…Open…Workspace.  Browse to \build\frdmk64f\iar   c. Open build_libs.eww 12. Got to Project…Batch Build…  (or press F8) Choose Debug Note, if you are trying to achieve the smallest code size, choose Release instead. Click Make Note: Even though this evaluation provides separate pre-compiled RTCS and SHELL libraries enabled with IPv6. Building RTCS and SHELL is needed to copy over RTCS header files into the appropriate \lib\ folder, which is referenced by application projects.     Wait for the libraries to finish building. 13.  Now, open an example project that has already been configured to use the special Ipv6-enabled rtcs and shell libraries that come with the evaluation.            Available example projects: HTTP Server example RTCS Shell example For this tutorial, I will show the HTTP Server example.      Select Project...Add Existing Project... and browse to \rtcs\examples\httpsrv\build\iar\httpsrv_ip6_frdmk64f 14. Double click on the project name httpsrv_frdmk64f Note: If you chose the Release option in the library builds: Right click on the dropdown box above the project explorer and select the Int Flash Release.  Otherwise chose Int Flash Debug, which is the default. 15. Choose Project… Make (or press F7) to build the project 16. Open the terminal program of your choice. Choose the COM port for the virtual serial connection provided by the board.  Choose 115200 baud. 17. Now, back in IAR. Choose Project…Download and Debug. Wait for it to download to the target and bring up the debug session.  Then click Go. You should see this in the terminal: Starting http server No.0 on IP 192.168.1.202 and fe80::200:5eff:fea8:1ca...[OK] Shell (build: Oct 13 2014) Copyright (c) 2013 Freescale Semiconductor; shell> shell> 18. Type help to see a list of other commands like ipconfig and ping. Windows includes IPv6 support already.  No configuration necessary.  Your computer will already have an auto-configured link-local Ipv6 address. 19. Now open a web browser 20. Type in the Ipv6 address of the board surrounded by brackets [fe80::200:5eff:fea8:1ca].  The webpage served by the board should appear. 21. You’re done.  You can now try out the shell example or use the Ipv6 evaluation library to evaluate it in your own application.  See below. Want to evaluate IPv6 in other applications? It’s easy. 1. In linker options of a user application project, replace the rtcs.a library by rtcs_ip6.a, and the shell.a library by shell_ip6.a 2. In C/C++ compiler preprocessor of a user application project, add defined symbol "RTCSCFG_ENABLE_IP6=1". 3. After that, the application is able to communicate over RTCS IPv6 communication. Best of Luck! Post any comments or feedback you have. Mac Re: How To: Get started with IPv6 for MQX RTOS TCP/IP Stack Hello, I need an example that has a button in the HTML page by sending a command to the microconntrolador and getting an answer. I use the MQX4.0 with MK60DN512 Thanks. Samuel Re: How To: Get started with IPv6 for MQX RTOS TCP/IP Stack Good point!  IPv6 is only a a 1-2 kB (flash) bigger than IPv4.  But when you run dual stack (IPv4 + IPv6) it does Not double the code size because they share common features.    The flash memory requirements look roughly like this: IPv4 with ARP, ICMP,UDP, Sockets enabled:  ~27k  IPv6 with ICMPv6, UDP, Sockets: ~28k IPv4+IPv6 with ARP, ICMP/ICMPv6, UDP, Sockets: ~41k If you add TCP, it increases it about ~14-15k. For RAM, Ipv6 takes just ~100 bytes extra for global data.  I don't have solid numbers on the heap, but I believe it is similar. Thanks, Mac Re: How To: Get started with IPv6 for MQX RTOS TCP/IP Stack Hi Mac. It would be nice to see what the flash and RAM usage is for IPV4 vs IPV6 vs dual stack.
View full article
DwF Automotive Solutions - Chongqing - 2015-08-19 Automotive and Connected Car
View full article