2164889_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2164889_ja-JP

2164889_ja-JP

新しいプロジェクトのコンパイル中に発生した問題


開発環境をセットアップしたばかりなので、S32K312の使い方を学ぶ予定です

zhaobasui_0-1757310236757.png

IDE、ADE アップデート パッケージ、および RTD パッケージをインストールした後、簡単なプロジェクトを作成しましたが、次のコンパイルの問題が発生しました。

zhaobasui_1-1757310604695.png

新しく作成したプロジェクトを別の同僚のコンピューター(自分のものと同じ開発環境を持つ)に配置し、問題なくコンパイルします。

助けてください、すでに3回再インストールしました。

なぜでしょうか?

S32K312EVB-Q172 S32DS-S32プラットフォーム

Re: ‌Problems encountered during compilation of a new project

私のパソコンにもインストールしましたが、操作は同じですが、このパソコンに問題があります。あなたが言及したリファレンスマニュアルには、あまり役立つ情報が記載されていないようです。

Re: ‌Problems encountered during compilation of a new project

私の問題はまだ解決されていません。FSL の使用にはまだ問題があり、Gnu の使用は遅すぎます。

Re: ‌Problems encountered during compilation of a new project

問題が解決してよかったです。

一方、RTD 4.0.0 のインストールフローに従っていないことがわかります。

詳細については、 SW32K3_S32M27x_RTD_R21-11_4.0.0_D2311_ReleaseNotes.pdf を参照してください。

Re: ‌Problems encountered during compilation of a new project

zhaobasui_1-1757555030282.png


zhaobasui_0-1757555012778.png

zhaobasui_2-1757555038160.png

また、C/C++build のツール チェーン エディターで現在のビルダーとして FSL Make Builder を選択すると、上記のコンパイル エラーが発生するという問題も見つかりました。ただし、他のオプションを選択すると、正常にコンパイルCAN。これはどういう意味ですか?

zhaobasui_3-1757555302875.pngzhaobasui_4-1757555322862.png


Re: ‌Problems encountered during compilation of a new project

当社製品にご興味をお持ちいただき、また当社コミュニティに貢献していただき、ありがとうございます。

「ヘルプ」タブにある「インストールの詳細」のスクリーンショットを共有してください。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-20-2025 01:26 PM
更新者: