1856766_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1856766_ja-JP

1856766_ja-JP

i.MX 8QuadXPlus 上の Android Auto 13 (AAUG) 用の Dockerfile

みなさん

私は i.MX 8QuadXPlusでAndroid 13のビルドを作成する必要があります

私はこのMEKが利用可能です:
https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/i-mx-evaluation-and-developm...

ここから:
https://www.nxp.com/design/design-center/software/embedded-software/i-mx-software/android-automotive...
「imx-automotive-13.0.0_2.3.0.tar.bz2」というファイルをダウンロードしました

私はドキュメントに記載されている手順に従っています。
https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/Android_Auto_User's_Guide.pdf
これは 2024 年 1 月 4 日に更新されます。

これらすべてを行うために、私はgl要素を含むDockerfile(ubuntu 18.04から)を作成しました。
https://source.android.com/docs/setup/start/requirements

Dockerfileには、「Android_Auto_User's_Guide.pdf」で示されている次のようなパッケージも追加しました。

uuid uuid-dev \
zlib1g-dev liblz-dev \
liblzo2-2 liblzo2-dev \
lzop \
git curl \
u-boot-tools \
mtd-utils \
android-sdk-libsparse-utils \
デバイスツリーコンパイラ \
gdisk \
m4 \
バイソン\
フレックス メイク \
libssl-dev \
gcc-multilib \
libghc-gnutls-dev \
スウィグ \
liblz4-tool \
libdw-dev \
ドワーフ\
bc cpio tar lz4 rsync \
rsync ユーティリティ \
忍者ビルドクラン \
ビルドエッセンシャル \
libncurses5

"Android_Auto_User's_Guide.pdf"の3/63ページ参照

ただし、次の2つのアイテムを削除する必要がありました
- LZ4
-効用

「dockerbuild」コマンドでエラーが発生していたため、これらを削除しました。

誰かが同じ問題を抱えていますか?


日時:i.MX 8QuadXPlus上のAndroid Auto 13(AAUG)用のDockerfile

問題を解決しました

「LZ4」パッケージは既にliblz4-toolに含まれていますが、「ユーティリティ」パッケージは削除しました。ビルドは終了し、イメージはボード上に正しくプログラムされました。

日時:i.MX 8QuadXPlus上のAndroid Auto 13(AAUG)用のDockerfile

ありがとう、

しかし、lz4をインストールしようとすると、次のことがわかります。

sudo apt-get lz4をインストールする
[sudo] compandroidパスワード:
パッケージリストを読み取っています...完成です
依存関係ツリーの生成
ステータス情報を読み込んでいます...完成です
パッケージ lz4 には利用可能なバージョンはありませんが、別のバージョンによって名前が付けられています
パッケージ。これは、パッケージが見つからないか、古くなっていることを示している可能性があります
または、別のソース内でのみ利用可能です

E: パッケージ "lz4" にはインストールする候補がありません。


LZ4パッケージは利用できません

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 03:34 PM
更新者: