1862492_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1862492_zh-CN

1862492_zh-CN

S32K344中FlexCAN1传输的问题

我启用了默认的FlexCAN_Ip_Example_S32K344中的引脚配置工具,以在正常模式下观察PTA7引脚上的CAN0 Tx输出。我能够在示波器上看到数字 CAN 信号。

但是当我将输出端口从 PTA7 更改为 PTB1 时,我在示波器上看不到任何信号

我也尝试将 CAN0 改为 CAN1,但仍然只能看到来自 PTA7 端口的信号。

有什么原因导致我无法从 PTA7 以外的任何端口观察到 CAN 信号,因为在原理图中 PTA7 和 PTB1 都可以有 CAN0_Tx 信号。

我正在使用 S32K3X4EVB-T172 板并附加了该项目。

回复:S32K344中FlexCAN1传输的问题

我有 PCAN-USB CAN 解码器,当 CAN0 Tx 引脚为 PTA7 时可以正常接收消息,但当我将其更改为 PTB1 时,我没有收到任何消息。CAN0 中只能使用 1 个引脚进行传输吗?

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 03:12 PM
更新者: