1838993_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1838993_ja-JP

1838993_ja-JP

S32k146との1線式通信

こんにちは、

私がコーディングにS32k14x EAR SDK v08.6を使用していることをお知らせします

モジュール(ステアリングロック)を持っています。これは、単線通信プロトコルで動作します。

そのため、モジュールとS32k146間の通信を有効にする方法を理解するのに苦労しています。以下は私のクエリです。

1.配線接続:

wiring harness.PNGwiring harness.PNG

以上がモジュールの配線詳細です。したがって、信号フィードバックワイヤー(緑)、S32k146のどのピンにこれを接続でき、電流に基づいてその信号を埋め込み条件でどのように有効にできますか。

2.コミュニケーションの確立。

フォウリングは、ロックベンダーが提供する例です。どうすればこれを達成できますか
例:
ホスト:コントローラー
スレーブ:ステアリングロック
ロック:スレーブが受信したときに、ホストはデータを送信します:0xAAAA(2バイト)
称賛します、それはステアリングロックをロックするためにロック舌を伸ばし、次にそれに応答します
現在のステータス。
オープン:ホストはデータを送信します:0x5555(2バイト)スレーブが受信したとき
称賛します、それはステアリングロックを開くためにロックタングを引っ張り、次にそれに応答します
現在のステータス。
奴隷が他の賞賛を受けた場合、それを無視し、何もしません。

誰かがこれについて私を助けることができますか。それは私にとって大きな助けになるでしょう。よろしくお願いいたします

日時:S32k146とのワンワイヤー通信ご意見ありがとうございます。私はそのエラーを見落としていました。
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 04:24 PM
更新者: