2144164_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2144164_zh-CN

2144164_zh-CN

S32K3 MBDT Simulink 外部模式 ADC 配置

我正在尝试使用 Simulink 上的 S32K3 MBDT 工具箱配置 ADC。

请推荐基于 PWM 触发信号进行配置的最简单方法,并能够使用外部模式在 Simulink 范围内查看结果。

MBDT 工具箱库中的示例使用外部 Freemaster 进行显示。此外,它们似乎使用多个缓冲区和配置块来启用 freemaster。

我希望了解配置 ADC 块的基本工作流程,以减少与外部环境的交互。

Re: S32K3 MBDT Simulink External Mode ADC configuration

你好,@shashwats

感谢您对 S32K3 基于模型的设计工具箱的关注。

我强烈推荐这篇文章 (使用 ADC 和 PWM 控制 LED 强度) 是关于 ADC 和 PWM 配置的绝佳介绍。它通过清晰的解释、详细的视觉效果和实用的指导,一步步引导您完成整个过程,是设置基本 ADC 配置的完美起点。

欢迎浏览 MRCANHUB 系列中的其他文章--它们提供了关于外设配置的全面概述,可以拓宽您对该主题的理解:

- 与 MR-CANHUBK344 上的数字输入/输出互动

- 通过 UART 发送数据并使用 FreeMASTER 监控信号

-通过 CAN 总线通信

与我们联系您的进度,


顺祝商祺!

德拉古

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 11:45 PM
更新者: