Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
S32G274A llce can 我在使用 lce can 时遇到了一个问题。有时,连接到我端的CAN设备会重新启动或物理重新连接,这将导致总线上的终端电阻减少。结果,我正在运行的程序会持续触发 ack 错误,导致它异常运行。我想问一下是否有任何方法可以解决上述问题。你能提供LLCE CAN驱动程序的相关文件吗? Re: S32G274A LLCE CAN 你好,@JACK_Q 谢谢您的帖子。 您能分享更多细节吗? 1. 使用 RDB2 还是自定义主板? 2.所有 LLCE-CAN 接口都会遇到此类问题,还是只有特定通道才会遇到? 3.您使用的是哪个版本的 RTD 和 LLCE 软件? 4。该问题是否只能使用您的自定义软件重现,还可以在恩智浦配置的样本中生成? 此外,如果您想查找 LLCE CAN 的驱动程序源代码,可以从您的恩智浦账户中查找,也可以从以下链接 中进行应用 BR 切宁 Re: S32G274A LLCE CAN 你好,@JACK_Q 感谢您的回复。 我猜您是在 A53 内核上使用 Vxworks,然后将这些基于 M7 内核的演示代码移植到 Vxworks? 很抱歉我们没有对 vxworks 的正式支持,因为 M7 演示基于 RTD,短截线函数通常需要在 AUTOSAR 中实际实现,软件视图中可能有一些不兼容的部分,你可能需要自己实现。 BR 切宁 Re: S32G274A LLCE CAN @chenyin_h 感谢您的回复。 一开始,我使用硬件:RDB2 板,软件如图 1 所示。它在S32DS3.5上运行时没有任何异常,当断开与相反CAN设备的连接时,操作没有异常。 图1 后来,当软件被修改为在 VxWorks 上运行并且硬件是定制主板时,出现了相反设备断开连接的问题。固件检测到错误后,会不断报告通知(ackerr)。最终,软件异常结束。 我试图在提供的示例项目 Can_Llce_DS_Loopback_S32G274A_M7 中寻找类似问题的解决方案,但发现该项目没有针对 ackerr 问题的具体解决方案。似乎只写了一个短截线函数,为上层留出了一个接口来通知错误。 图 2 我想知道 LLCE1_0_9 是如何处理 ACK 异常的。这样,我就可以参考它,看看我的 VxWorks 系统是否也能采用同样的解决方案。 Re: S32G274A LLCE CAN @chenyin_h 感谢您的回复。 我在"LLCE_firmware_user_guide.pdf" 的 LLCE1_0_9 中看到了 LLCE CAN 寄存器 SR。 从图中可以看出,SR 的第八位用于指示是否发生了 Ackerr。应该有一些命令可以处理 ackerr 问题,但我没有在文档中找到更多信息。您能提供更多详细信息吗?我的最终目标是了解 RTD 是如何解决 ackerr 问题的,这样我就可以参考它,在我的环境中解决这个问题。 Re: S32G274A LLCE CAN 你好,@JACK_Q 感谢您的回复。 根据我的理解,您提到的 ACKERR 是 BCAN 协议错误,用于提供信息,这些错误并不表示 LLCE 软件有问题,它们的存在是为了调试,在某些情况下,最好禁用它们,以免输出泛滥而隐藏其他重要错误。 我记得它只记录在某些实现中的控制器统计信息中,你可以根据你的自定义要求参考它或实现你自己的方法。 BR 切宁
View full article
iMX95 CA 位交换 你好,恩智浦、 LPDDR5 是否允许 CA[6:0] 引脚的位交换? 除了 EVK 的映射之外,还有什么成功的位映射可以用于 iMX95 吗? 谢谢! 西蒙 Re: iMX95 CA bit swapping 你好@simonng、 由于 i.MX95 仍在减产阶段,我们没有硬件设计供应。但根据以前的产品经验, 不支持 CA[6:0] 引脚互换。 希望能对您有所帮助 祝您有美好的一天 顺祝商祺! Rita Re: iMX95 CA bit swapping 你好@simonng、 对于已经发布的 i.MX95版本,允许对 LPDDR5 的命令/地址 (CA[6:0]) 引脚进行位交换。 希望能对您有所帮助 祝您有美好的一天 顺祝商祺! Rita
View full article
SC18IS602B アクセスの問題 こんにちは、 当社には、一般的なコマンド セットに従う i2c アクセスを備えた Realtek ベースの PCB があります。SC18IS602B をブリッジとして使用して SPI デバイスを接続したいと考えています。ブリッジにアクセスして、ベンダーの製品コードや、デバイスがブリッジにCAN接続できることを確認するその他の検証などの情報を表示したいと考えています。私のボードのコマンド セットは次の構文に従います:- i2c set ; i2c get 。 SC18IS602Bのマニュアルを読みましたが、読み取り可能なメモリは表示されません。さらに、I2C コマンドの 'reg' フィールドに何を書き込めばよいかわかりません。ハードウェア チームによると、A2A1A0 ピンは 0 に設定されており、これはデバイス アドレスが 0x28 であることを意味していると思います。SC18IS602B デバイスからの情報を読み取るのにご協力ください。 通信と制御(I3C | I2C | SPI | FlexCAN | イーサネット | FlexIO) Re: SC18IS602B Access Issue こんにちは@TomasVaverka このマターについてご協力いただけませんか?私はほぼ1週間それにこだわっています。 Re: SC18IS602B Access Issue こんにちは@TomasVaverka 返信ありがとうございます。 マニュアルのその部分を見ました。しかし、私の特定のCASEではそれを使用できません。以下のログは私が搭載で試したものです。 RTK.0> i2c set write-buffer pos 0 data 5100010203 // My PCB's buffer 0x51, 0x01, 02, 03, 04> バッファから 4 バイトのデータを読み取ろうとしています。 RTK.0> i2c show write-buffer // 検証用です。 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 0000 51 00 01 02 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0001 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0002 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0003 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0004 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0005 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0006 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0007 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0008 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0009 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 000a 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 000b 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 000c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 000d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 000e 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 000f 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0011 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0012 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0013 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0014 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0015 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0016 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0017 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0018 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0019 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 001a 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 001b 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 001c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 001d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 001e 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 001f 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 RTK.0> RTK.0> i2c set port 0 dev 0x28 reg 0 write-buffer count 5 // SC18IS602Bデバイスに送信 RTK.0> i2c get port 0 dev 0x28 reg 0 count 10 // SC18IS602B バッファを読み取ろうとしています dev: 0x28、reg: 0x0 で始まる 0000 ----------------------------------------------------------------------- 00000000 00000001 00000002 00000003 00000004 00000005 00000006 00000007 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 ----------------------------------------------------------------------- 00000008 00000009 0000000a 0000000b 0000000c 0000000d 0000000e 0000000f 00000000 00000000 私は正しい道を歩んでいるだろうか? Re: SC18IS602B Access Issue こんにちは、 A2、A1、A0 ピンがすべて 0 に設定されている場合、7 ビットのスレーブ アドレスは実際には 0x28 になり、書き込みの場合は完全なアドレス バイトが 0x50、読み取りの場合は 0x51 になります。 I2C メッセージ/データ形式については、データシートの『第 7.1 章.1 および『第 7.1 章.2 を参照してください。 第 8 章にはさらに詳しい説明/例もあります。     BRs、トーマス
View full article
S32N B0 board got Core powered down after flashing GRAYVIP 1.0.22.0 Dear VIP expert, I received this report issue from Elektrobit when using GrayVIP_IVT_Enablement_Blob.bin in S32N board. GRAYVIP package: SW32N5_GRAYVIP_1_0_22_0 RTD package: SW32N_RTD_R21-11_1.8.0_CD05 Step to reproduce: 1. used CMM: "C:\NXP\SW32N5_GRAYVIP_1_0_22_0\framework\S32N5\platform\ivt\deploy\Write_IVT_Blob.cmm" used bin: "C:\NXP\SW32N5_GRAYVIP_1_0_22_0\prebuilt\gcc\binaries\GrayVIP_IVT_Enablement_Blob.bin" 2. After flashed IVT Blob image, compile a RTD project and flash to S32N board by CMM file (example Mcu_Example_S32N55_CRS): SYSTEM.CPU S32N55-M7-CRS Trace.DISable SYStem.MemAccess denied SYStem.Attach WAIT 2.s BREAK After SYStem.Attach, Trace32 showed core powered down:   I attached the debug folder in MCU example. They ran make run -> trigger run.cmm -> device.cmm The line shows in image above is from device.cmm I disscussed with RTD team, this issue can because of FSS FW didn't flashed successfully on this board, or the PMIC chip doesn't map with the GrayVIP_IVT_Enablement_Blob.bin file. (VR55 or FS04)   GRAY_VIP Priority: HIGH Source: Partner Re: S32N B0 board got Core powered down after flashing GRAYVIP 1.0.22.0 Hi @RaduBraga  Is there any action from VIP team to process on this issue? This is a blocker in integration between NXP and Elektrobit. I just want to make sure this team be noticed about the important of this ticket and provide support actively. I get 1 more important info that Elektrobit received the S32N 5 B0 board with PMIC chip label "FS04 P0", which seems that cannot work with SW32N5_GRAYVIP_1_0_22_0\prebuilt\gcc\binaries\GrayVIP_IVT_Enablement_Blob.bin Seems that we need to create another GrayVIP_IVT_Enablement_Blob.bin with type of PMIC as PMIC_EXTERNAL. Could you transfer this infomation to the team and provide me a new blob image for PMIC FS04 P0 please. I attached a loop mail that discuss about this topic also  Re: S32N B0 board got Core powered down after flashing GRAYVIP 1.0.22.0 Hello @cuongnguyenphu,  The team has picked up the case and will provide an answer as soon as possible.  Best regards, Radu
View full article
[Android 14/15/16] 不支持 TensorFlow Lite GPU 委托?(对象检测演示问题) 您好, 我一直在针对i.MX8MQ EVK的多个安卓电路板支持包版本上测试TensorFlow Lite 物体检测演示,但是无法成功启用 GPU 委托。 推理在 CPU 上运行正常,但切换到 GPU 委托时,初始化失败,推理无法启动。 测试环境 项目版本/详细信息 SoC 恩智浦 i.MX8MQ Android BSP android-16.0.0_1.0.0 / android-15.0.0_2.0.0 / android-14.0.0_1.2.0 演示 TensorFlow Lite 对象检测(来自 TensorFlow) GPU Vivante GC7000Lite NPU 未使用   问题详情 该程序在 CPU 推理时运行正常,但在启用 GPU 委托时却无法初始化。 以下是 GPU 模式下的一些相关日志信息: 2025-09-11 20:05:58.595 libEGL E call to OpenGL ES API with no current context (logged once per thread) 2025-09-11 20:05:55.994 Surface E IGraphicBufferProducer::setBufferCount(0) returned Invalid argument 2025-09-11 20:05:56.086 BaseTaskApi W Closing an already closed native lib 在代码中: if (CompatibilityList().isDelegateSupportedOnThisDevice) { baseOptionsBuilder.useGpu() activeDelegate = "GPU" } else { objectDetectorListener?.onError("GPU is not supported on this device") // also print this !!!!!!!!!!!! } 我已经检查过了: 在 /vendor/lib64/ 中有libOpenCL.so 等库、libtim-vx.so、   即使在 Android 电路板支持包中,i.mx8MQ 也不支持直接 GPU 委托吗?(类似于这个 Android 13 话题 ,其中推荐在 Android 14+ 上使用 VX。) Android i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano Re: [Android 14/15/16] TensorFlow Lite GPU delegate not supported? (ObjectDetection demo issue) 非常感谢你的答复。我已经解决了这个问题。我还提到了这份文件。 i.MX TensorFlow Lite 安卓版用户指南 Re: [Android 14/15/16] TensorFlow Lite GPU delegate not supported? (ObjectDetection demo issue) 嗨,汉克: i.MX8MQ Android BSP 不支持现有的 TFLite GPU 委托,这是由于 GPU 后端兼容性和恩智浦选择的加速策略所致。 在 i.MX8M 上使用 VX (TIM-VX) 委托,在 i.MX95 上使用 Neutron 委托。
View full article
FS2633 复位始终为低 亲爱的团队, 我们使用电源芯片MFS2633AMDE4ADR2为S32K396(BGA289)供电。LDO1为3.45V,LDO2为5V,Vpre为6V,但GPIO1为低,GPIO2为高,RESET引脚始终保持低。即使将 Debug 引脚连接到 VBOS(调试模式),RESET 引脚仍然保持低电平。可能是什么原因? 回复:FS2633 复位始终为低 亲爱的, 非常感谢! 根据推荐值,输入和输出电容设计是令人满意的。 按照您的第二个建议,从电路中的H桥芯片中移除负载。VLDO1恢复正常(3.3V),并且重置功能也正常运行。 谢谢!! 回复:FS2633 复位始终为低 谢谢!在调试模式下运行 FS26 也会影响 RESET 吗?我们测试了过压标志VLDO1,将其设置为1(过压),实际电压为3.46V。为什么不是3.3V,而且那么高呢?
View full article
i.mx8MP 安全启动-使用 HSM 签名时出现 HAB 错误 你好,恩智浦、 我正在努力在基于 i.MX8M Plus 的板上启用安全启动。 使用 CST 工具版本 4.0.0 生成的证书、密钥和签名时,安全启动可以正常运行。在这种情况下,运行 hab_status 不会显示任何事件。 但是,在另一板上,当我们尝试使用内部 PKI 环境中生成的证书、密钥和签名进行安全启动时,hab_status 会报告多个错误。 以下是 CSF 文件和我们遇到的 HAB 事件。我们使用"HSM 模式" ,并相应配置了签名大小。 我们希望了解在生成签名时应使用哪些选项或参数,特别是如果我们想使用 OpenSSL 命令模拟这一过程。 提前感谢您的支持。 致以最诚挚的问候, Christophe Guerreiro i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano 安全 Re: i.MX8MP Secure boot - HAB errors using HSM Signatures 所以,这里有一个更新。 使用 4 个证书时,SRK_TABLE 似乎更大。 由于我们的签名很大,这会导向大的 CSF 二进制文件,并随着某些内存区域用于其他功能而重叠。 我们需要按照建议尽量减少内容管理系统的内容。 一旦完成,我将更新这里的票据。 Re: i.MX8MP Secure boot - HAB errors using HSM Signatures 嗨,@se_cguerr、 CC@anda_despotovici,@ZeeFrench、 在昨天的通话后,我们成功模拟了您的使用情况,并获得了正确签名的图像。 为回答您的上述问题,下面是使用 OpenSSL 生成 CMS 签名的示例命令: openssl cms -sign -md sha256 -outform DER -nosmimecap -nocerts -binary -in ${csf_sigreq_file} -out ${csf_sig_file} -signer ${csf_crt} -inkey ${csf_key} -passin file:../keys/key_pass.txt 我猜您的命令与通话中显示的命令相同。 根据您的要求,下面是验证生成的签名的命令: openssl cms -verify -in ${csf_sig_file} -inform DER -binary -content ${csf_sigreq_file} -certsout /dev/null -certfile ${csf_crt} -noverify -out verified_csf_output.txt 为 IMG 复制这些命令。 SPL& FIT 的重复签署程序。 就我而言,输出签名大小的大小为 509 字节。 因此,我修改了 CSF 标头,设置为 [Header] Signature Size = 509 关于您的签名室目前的限制--只支持对提供的哈希值进行签名,而不支持对原始内容进行签名,有一个重要的更新值得注意。从 OpenSSL>= 3.2 开始,一项未注明的功能允许使用 -digest 选项传递预先计算的哈希值。 我已经在我这边进行了测试,效果和预期的一样。 更新签署程序: 从外部计算内容的哈希值。 csf_sigreq_digest=$(openssl dgst -sha256 ${csf_sigreq_file} | awk '{printf $2}') 使用 -digest 选项签署预计算的哈希值。 $OPENSSL_PATH/openssl cms -sign -md sha256 -outform DER -nosmimecap -nocerts -binary -digest ${csf_sigreq_digest} -out ${csf_sig_file} -signer ${csf_crt} -inkey ${csf_key} -passin file:../keys/key_pass.txt 验证: $OPENSSL_PATH/openssl cms -verify -in ${csf_sig_file} -inform DER -binary -content ${csf_sigreq_file} -certsout /dev/null -certfile ${csf_crt} -noverify -out verified_csf_output.txt 希望对您有所帮助。与我们联系这是否适合你。 Best Maro Re: i.MX8MP Secure boot - HAB errors using HSM Signatures 请参阅我在第一个帖子中提到的以下文件。 我读过 UG10106。 我们在 HSM 模式下使用 CST,同时收到签名请求。我们在适当的唯一标记上注入签名,然后重建 flash.bin 文件。 该程序适用于由 CST 生成的证书/密钥。 我们不使用 PKCS#11。我们使用的是签字室。 感谢您的快速回复。 Regards, Christophe Re: i.MX8MP Secure boot - HAB errors using HSM Signatures 你好 我无法看到描述中提到的 CSF 文件和 HAB 事件。你能否确认一下你是否遵循了 CST UG 在硬件安全模块中使用 CST 一章中描述的程序?如果没有,您这边是否有需要采取不同方法的地方?谢谢。 安达
View full article
S32K344闪存擦除周期寿命   #定义 FLS_MASTER_ID 0U #定义 FLS_BUF_SIZE 80U #定义 FLS_SECTOR_ADDR 0x00600000U #定义 FLS_SECTOR_TEST C40_CODE_ARRAY_0_BLOCK_2_S256   无效FlashWrite()  { /* 如果需要,解锁部门 */ 如果(STATUS_C40_IP_SECTOR_PROTECTED == C40_Ip_GetLock(FLS_SECTOR_TEST))     { C40_Ip_ClearLock(FLS_SECTOR_TEST,FLS_MASTER_ID); }   /* 擦除扇区 */ C40_Ip_MainInterfaceSectorErase(FLS_SECTOR_TEST,FLS_MASTER_ID); 做     { C40状态 = C40_Ip_MainInterfaceSectorEraseStatus(); } 当(STATUS_C40_IP_BUSY == C40Status)时; /* 检查作业结果 */ Fls_ExampleAssert(STATUS_C40_IP_SUCCESS == C40Status);   /* 写入数据 */ C40_Ip_MainInterfaceWrite(FLS_SECTOR_ADDR,FLS_BUF_SIZE,TxBuffer,FLS_MASTER_ID); 做     { C40状态 = C40_Ip_MainInterfaceWriteStatus(); } 当(STATUS_C40_IP_BUSY == C40Status)时; /* 检查作业结果 */ Fls_ExampleAssert(STATUS_C40_IP_SUCCESS == C40Status);   /* 将内存中的数据与TxBuffer进行比较 */ C40Status = C40_Ip_Compare(FLS_SECTOR_ADDR、FLS_BUF_SIZE、TxBuffer); /* 检查作业结果 */ Fls_ExampleAssert(STATUS_C40_IP_SUCCESS == C40Status);      }   我每 1 分钟调用一次此函数 FlashWrite(),并且 MCU 24 小时工作,因此考虑我将获得多少闪存寿命。另外请告诉我如何计算吗?   S32K344-WB 回复:S32K344闪存擦除周期寿命 亲爱的@lukaszadrapa和@narsimh_kamath,感谢你们提供的详细信息和计算。这正是我想要的。 回复:S32K344闪存擦除周期寿命 你好@lukaszadrapa ,谢谢。我注意到我们现在支持 S32K3(V1.6.0)的最新 MBDT 中的 FEE。 您能否帮助分享一些关于估计某个用例是否可行的计算见解(就 S32K3 的 Flash/模拟 EEPROM 规范而言)。 例如,如果我需要连续 15 年每天 24 小时每分钟写入 2KB 的数据,假设我能够使用 FEE 并能实施循环扇区方案,这是否可以支持?
View full article
S32G-VNP-RDB3 网关设置类似于真实世界的应用程序(带有 LLCE) 大家好,恩智浦社区, 我正在尝试将S32G-VNP-RDB3 网关设置为最接近真实汽车使用的配置,同时优先考虑高安全性。我想问一下,汽车行业网关的默认配置是哪种: 1. 仅限Linux操作系统 2. FreeRTOS 或其他 RTOS(例如Autosar操作系统 3. Linux + RTOS 结合 对于实际应用,推荐使用哪种 S32G-VNP-RDB3 设置? 我的第二个问题是关于 LLCE 加速器。它可以从 Linux 和 FreeRTOS 主机端进行配置(添加路由、目的地等过滤器)。还有无头模式。哪种方法是汽车制造商想要的默认方法?是否更有可能从 Linux 主机、FreeRTOS、两种操作系统的组合或使用无头模式来配置 LLCE?最佳做法是什么? 我之所以问这个问题,是因为文档中描述了这两种方法。例如,有一个非常棒的 Linux BSP 文档,展示了如何启用各种功能,例如 LLCE、HSE 等。同时,许多示例都是针对使用 S32 Design Studio 的 RTOS 的,这似乎与使用 Yocto Linux 无关。非常感谢所有涉及网关 ECU 的实际汽车项目的建议和经验。提前谢谢您。
View full article
LPC55s28 DMA通过ADAU1761传输USB数据波形异常 各位前辈好,我正在使用PC音频软件通过USB将音频数据发送到MCU,MCU自动通过DMA将音频数据搭载到I2S,数据通过I2S进入ADAU1761,再通过DAC输出,但是现在的问题是音频数据通过USB传输到ADAU1761后,数据波形不对。前几天一直在测试DMA传输I2S数据,确认DMA传输I2S数据是没有问题的,但是现在可能的问题是USB传输数据的格式与DMA传输的格式不匹配。 我的I2S配置为MCLK为12.288mhz,LRCK为48khz,BCLK为3.072mhz,左对齐,帧长64位,24位有效数据,剩余8位0填充,DMA传输为32位传输,USB部分配置为24位深度,48khz采样率。 请给我你的建议。 谢谢。 最后附上我的代码 回复:LPC55s28 DMA通过ADAU1761传输USB数据波形异常 谢谢您的回复,问题已经解决。 MHY
View full article
S32K344 bare-metal DMA initialization I've got a problem with DMA init. I was unable to initialize DMA by using bare-metal programming. The interrupt is not called and no data is passed. Meanwhile interrupt from SPI is working. Could you check my DMA configuration? I also set a "LPSPI_DER_RDDE" bit in "IP_LPSPI/n/->DER" register. This should set DMA for receive data.  void DMA_Init(volatile uint32_t rxBuffer) { /* For remaining S32K3xx devices: DMAMUX_0 channel 0-15 and DMAMUX_1 channel 0-15 are mapped to eDMA Transfer Control Descriptor(TCD) 0-15 and eDMA Transfer Control Descriptor(TCD) 16-31, respectively */ // TCD register init IP_TCD->TCD0_SADDR = 0U; IP_TCD->TCD0_SOFF = 0; IP_TCD->TCD0_ATTR = 0U; IP_TCD->NBYTES0.TCD0_NBYTES_MLOFFNO = 0U; IP_TCD->NBYTES0.TCD0_NBYTES_MLOFFYES = 0U; IP_TCD->TCD0_SLAST_SDA = 0; IP_TCD->TCD0_DADDR = 0U; IP_TCD->TCD0_DOFF = 0; IP_TCD->CITER0.TCD0_CITER_ELINKNO = 0U; IP_TCD->CITER0.TCD0_CITER_ELINKYES = 0U; IP_TCD->TCD0_DLAST_SGA = 0; IP_TCD->TCD0_CSR = 0U; IP_TCD->BITER0.TCD0_BITER_ELINKNO = 0U; IP_TCD->BITER0.TCD0_BITER_ELINKYES = 0U; //===== DMA MUX =====// // Enable a source without periodic triggering // 1. Determine the DMA channel with which the source is associated. // LPSPI1 DMA RX Request -> Source 46 // 2. Write 0 to CHCFGn[ENBL] and CHCFGn[TRIG] of the DMA channel. IP_DMAMUX_0->CHCFG[0] &= ~DMAMUX_CHCFG_ENBL_MASK; IP_DMAMUX_0->CHCFG[0] &= ~DMAMUX_CHCFG_TRIG_MASK; // 3. You can enable the DMA channel at this point. IP_DMAMUX_0->CHCFG[0] |= DMAMUX_CHCFG_ENBL_MASK; // 4. Select the source to be routed to the DMA channel. IP_DMAMUX_0->CHCFG[0] |= DMAMUX_CHCFG_SOURCE(46); //===== eDMA =====// // 1. Write to the CSR if a configuration other than the default is wanted. // 2. Write the channel priority levels to the CHn_PRI registers and group priority levels to the CHn_GRPRI registers if a // configuration other than the default is wanted. // 3. Enable error interrupts in the CHn_CSR[EEI] registers if they are wanted. // 4. Write the 32-byte TCD for each channel that may request service. // CH0_SBR_MID: Default master id -> 0b10 // Source address -> SPI receive buffer IP_TCD->TCD0_SADDR = IP_LPSPI_1->RDR; // Destination address IP_TCD->TCD0_DADDR = rxBuffer; // Source Address Offset IP_TCD->TCD0_SOFF = 4; // Destination Address Offset IP_TCD->TCD0_DOFF = 4; // Source size: 32-bit IP_TCD->TCD0_ATTR |= DMA_TCD_TCD0_ATTR_SSIZE(0b10); // Destination size: 32-bit IP_TCD->TCD0_ATTR |= DMA_TCD_TCD0_ATTR_DSIZE(0b10); // 4 byte transfer IP_TCD->NBYTES0.TCD0_NBYTES_MLOFFNO = 4; // Current Major Loop Count IP_TCD->CITER0.TCD0_CITER_ELINKNO = 1; // Beginning Major Loop Count IP_TCD->BITER0.TCD0_BITER_ELINKNO = 1; // Interrupt after transfer is complete IP_TCD->TCD0_CSR |= DMA_TCD_TCD0_CSR_INTMAJOR_MASK; // Enable interrupt __NVIC_ClearPendingIRQ(DMATCD0_IRQn); __NVIC_SetPriority(DMATCD0_IRQn, 0); __NVIC_EnableIRQ(DMATCD0_IRQn); // 5. Enable any hardware service requests via the CHn_CSR[ERQ] registers. IP_TCD->CH0_CSR |= DMA_TCD_CH0_CSR_ERQ_MASK; } void DMATCD0_Handler(void) { // Print rxBuffer printf("rxBuffer: %ld", rxBuffer); // Clear interrupt request IP_TCD->CH0_INT = 1; } Re: S32K344 bare-metal DMA initialization Hi @mateusz_swiszcz, Here is the offset of the registers: Re: S32K344 bare-metal DMA initialization Hi, @danielmartynek  Why does CHCFG[3] works and CHCFG[0] not when I'm using TCD0 and Channel 0 of DMA? How can i match numbers of CHCFG[n], TCDn, CHn in case of other instances of SPI or other peripheries? Re: S32K344 bare-metal DMA initialization Thanks for the help, it works Re: S32K344 bare-metal DMA initialization HI Mateusz, Thanks for the project. First, I enabled DMAMUX_0_CH0 at 4028_0000h + 0x3. IP_DMAMUX_0->CHCFG[3] = 0xAE; Then I saw that SBE = 1 Source bus error in the TCD0 descriptor. The TCD0_SADDR register was not configured (checked in the register view) IP_TCD->TCD0_SADDR = &IP_LPSPI_1->RDR; Now, it gets to the DMA handler: Regards, Daniel Re: S32K344 bare-metal DMA initialization Hi, @danielmartynek  The whole projects is in the attachment. Re: S32K344 bare-metal DMA initialization Hi @mateusz_swiszcz, Could you share the whole project so that I can test it? It can be shared privately via a support ticket. Re: S32K344 bare-metal DMA initialization Hi, I disabled a source address offset but nothing changed. There's no error flags in EDMA. I have buffers in non-cacheable SRAM.  NVIC->ISER[0] = 0x10; NVIC->ISER[5] = 0x40; NVIC->ICER[0] = 0x10; NVIC->ICER[5] = 0x40 EDMA->CSR = 0x300000 Other register fields in EDMA and NVIC are null. Re: S32K344 bare-metal DMA initialization Hi @mateusz_swiszcz, You should not offset the source address (TCD0_SOFF), but otherwise I don't see any issue in the code. Is there any error flag set in EDMA? Do you have the buffers in non-cacheable SRAM? Can you dump the EDMA and NVIC registers and share it? Thanks, Daniel
View full article
S32K3xx SpiBaudrateConfigRef 设置 您好, SDK 外设驱动程序的配置元器件— LPSPI: 1.Lpspi → SpiExternalDevice → SpiUseBaudrateConfig → SpiBaudrateConfigRef?此设置的目的是什么,如何配置? 2.在 SPI 波特率选择方面,SpiUseBaudrateConfig 和 SpiCalculatedBaudRate 有什么区别? 3.我需要一种方便用户的方法来配置 SPI 波特率。我该怎么做? 此致, 卡尔梅根 C Re: S32K3xx SpiBaudrateConfigRef set 你好,我是@daniel_ll、 关于这个问题,我已经给您发送了一条私人信息。 Re: S32K3xx SpiBaudrateConfigRef set 你好,胡利安、 你有 Jira 错误的链接吗?和/或有关将在哪个RTD版本中修复此问题的更多信息?使用 RTD 5.0.0 时遇到同样的问题 Re: S32K3xx SpiBaudrateConfigRef set 你好@karmegancjk 我已与内部团队确认,这是一个错误。计划在下一个RTD版本中对其进行修复。 致以最诚挚的问候, Julián Re: S32K3xx SpiBaudrateConfigRef set 嗨,@karmegancjk、 显然,只有 MCAL Spi 元器件会生成有效的 spibaudrateConfigref 值。我没有注意到这一点,因为我是以 MCAL 而不是 IP 作为项目基础的: 我认为这不是故意的,所以就目前而言,要么在没有 " useBaudrateConfig " 参数的情况下配置 SPI 元器件,要么使用 MCAL 元器件来生成参考。我会向内部询问这是否是预期行为。 致以最诚挚的问候, Julián Re: S32K3xx SpiBaudrateConfigRef set 您好, 我无法在 Lpspi 驱动程序中将 SpiBaudrateConfig_0 分配给 SpiBaudrateConfigRef。 ide : s32ds 3.5.13. rtd : r22_11 v4.0.0. 如何在 SpiBaudrateConfigRef 中设置 SpiBaudrateConfig_0 的路径? Re: S32K3xx SpiBaudrateConfigRef set 嗨,@karmegancjk、 所有配置参数都在相应的驱动程序用户手册中有所说明。Under"C:\NXP\S32DS.3.6.1\S32DS\software\PlatformSDK_S32K3\RTD\Spi_TS_T40D34M50I0R0\doc"您可以找到RTD_SPI_UM.pdf。 1。SpiBuadrateConfigRef 是用于计算 Spi 波特率的参考节点。 2。SpiUseBaudrateConfig 使用参考节点,SpiCalculatedBaudRate 使用以下公式: SpiCalculatedBaudrate = Function clock / (SpiPrescalerValue * (SpiScaler + 2)) 3.您可以使用现有示例"Spi_Transfer_S32K344" 作为基础。此外,前面提到的文件第 3.6.13 章介绍了如何配置波特率: 致以最诚挚的问候, Julián
View full article
FreeMASTERツール3.2 – 代替Windowsインストーラー みなさんこんにちは 当社では現在、製品の特定の機能をテストする手段として Freemaster を使用しています。Windows 10 のサポートが間もなく終了するため、当社の IT 部門は Freemaster ツールのインスタンスをいくつか再インストールする必要があります。 これまでは、通常のスタンドアロン インストーラーをそれほど問題なく使用していました。これは手動で処理されました。デバイス/インストールの数が多いため、当社の IT 担当者はこれらのインストールを自動的に展開することを検討しています。 これを行うための好ましい方法はありますか? .msiファイルだと言われたリモート展開の観点からは Windows 用のインストーラーが望ましいのですが、このようなものはありますか?Freemaster の通常のダウンロード ページを見つけることができませんでした。 サポートありがとうございます。 Re: FreeMASTER tool 3.2 – Alternative windows installer こんにちは@SteBu 、 あなたのシナリオでは、サイレント インストールを使用することをお勧めします。この機能は、ユーザーの介入なしにインストール プロセスを自動化するように設計されています。 現在の FreeMASTER インストーラーはすでにこの機能をサポートしており、実際にクライアント (IT 部門) によって使用されています。 このCASE、実行可能ファイルは「 -i silent」入力引数で起動する必要があります。これは IT チームによってCAN調整されます。オプションで、ユーザー入力なしでコンポーネントの選択やインストール フォルダーなどの構成オプションを渡すCAN。 このトピックの詳細については、FreeMASTER インストーラーの構築に使用されるツールである InstallAnywhere の公式ドキュメントを参照してください。
View full article
约克托·斯卡斯加普 您好,您计划很快发布Yocto Scarthgap imx-manifest吗? 如果是的话,那会是什么时候? 提前致谢!
View full article
如何在元层中编译 Cargo Build 我按照这个例子继承了 cargo.bbclass 并编译了一个简单的项目: https://www.youtube.com/watch?v=aPsMuSU-Btw 但是,我收到以下错误: ``` 注意:执行任务 错误:my-test-0.1-r0do_compile:执行错误('/opt/yocto/imx-6.6.3-1.0.0-build/build_fsl-imx-wayland/tmp/work/armv8a-poky-linux/my-test/0.1/temp/run.do_compile.24257',101,无,无) 错误:故障日志文件存储在:/opt/yocto/imx-6.6.3-1.0.0-build/build_fsl-imx-wayland/tmp/work/armv8a-poky-linux/my-test/0.1/temp/log.do_compile.24257 日志数据如下: | DEBUG:执行 shell 函数 do_compile | 注意:使用来自 /opt/yocto/imx-6.6.3-1.0.0-build/build_fsl-imx-wayland/tmp/work/armv8a-poky-linux/my-test/0.1/rust-targets/ 的 rust 目标 | 注意:cargo = /opt/yocto/imx-6.6.3-1.0.0-build/build_fsl-imx-wayland/tmp/work/armv8a-poky-linux/my-test/0.1/recipe-sysroot-native/usr/bin/cargo | 注意:cargo build -v --frozen --target aarch64-poky-linux-gnu --release --manifest-path=/opt/yocto/imx-6.6.3-1.0.0-build/build_fsl-imx-wayland/tmp/work/armv8a-poky-linux/my-test/0.1/git//Cargo.toml | 错误:锁定文件 /opt/yocto/imx-6.6.3-1.0.0-build/build_fsl-imx-wayland/tmp/work/armv8a-poky-linux/my-test/0.1/git/Cargo.lock 需要更新,但已传递 --frozen 以防止发生这种情况 | 如果您想尝试在不访问网络的情况下生成锁定文件,请删除 --frozen 标志并改用 --offline。 |警告:/opt/yocto/imx-6.6.3-1.0.0-build/build_fsl-imx-wayland/tmp/work/armv8a-poky-linux/my-test/0.1/temp/run.do_compile.24257:185从'“cargo”build -v --frozen --target aarch64-poky-linux-gnu --release --manifest-path=/opt/yocto/imx-6.6.3-1.0.0-build/build_fsl-imx-wayland/tmp/work/armv8a-poky-linux/my-test/0.1/git//Cargo.toml“$@”'退出101 | 警告:回溯(BB 生成的脚本): | #1: oe_cargo_build, /opt/yocto/imx-6.6.3-1.0.0-build/build_fsl-imx-wayland/tmp/work/armv8a-poky-linux/my-test/0.1/temp/run.do_compile.24257,第 185 行 | #2:cargo_do_compile,/opt/yocto/imx-6.6.3-1.0.0-build/build_fsl-imx-wayland/tmp/work/armv8a-poky-linux/my-test/0.1/temp/run.do_compile.24257,第 157 行 | #3: do_compile,/opt/yocto/imx-6.6.3-1.0.0-build/build_fsl-imx-wayland/tmp/work/armv8a-poky-linux/my-test/0.1/temp/run.do_compile.24257,第 152 行 | #4:主要的,/opt/yocto/imx-6.6.3-1.0.0-build/build_fsl-imx-wayland/tmp/work/armv8a-poky-linux/my-test/0.1/temp/run.do_compile.24257,第 198 行 错误:任务(/opt/yocto/imx-6.6.3-1.0.0-build/sources/meta-my-test/recipes-cargo/install/my-test_0.1.bb:do_compile)失败,退出代码为“1” 注意:任务摘要:尝试了 5745 项任务,其中 5743 项无需重新运行,1 项失败。 ``` 我已经运行了“bitbake -f my-test core-image-minimal”。BBLAYERS 也被附加。 简单来说:如何编译并安装 Rust 程序到 iMX93EVK 中? 回复:如何在元层中编译 Cargo Build 好的 回复:如何在元层中编译 Cargo Build 我是一个傻瓜,更确切地说是一个新手。我所指的 repo( https://gitlab.com/pbarker.dev/rust/print-rand )没有 Cargo.lock 文件。我在我的机器上手动运行了复制的文件,瞧! 下载 repo 的路径默认为“/opt/yocto/imx-6.6.3-1.0.0-build/build_fsl-imx-wayland/tmp/work/armv8a-poky-linux/my-test/0.1/git/”。好吧,我可以以某种方式覆盖它。这不是一个问题。希望将来能帮助其他新手。 编辑:其他一些陷阱: * 在我的情况下,“IMAGE_INSTALL”不起作用,但“CORE_IMAGE_EXTRA_INSTALL”允许我将自定义层的 bb 文件添加到“bitbake core-image-minimal”构建中。据我所知,食谱名称无关紧要。 * 第一次运行时,我遇到了丢失的板条箱哈希值。幸运的是,修复方法已经打印出来了。在 `.bb` 文件旁边添加 `.inc` 文件就足以解决这个问题,而无需修改 .bb文件 `cargo bitbake` 命令生成。 回复:如何在元层中编译 Cargo Build cbugk-dannie cbugk-dannie 贡献者 I 顺便说一句,原帖中的这一行告诉我货物本身是可以运行的: ``` 错误:锁定文件 /opt/yocto/imx-6.6.3-1.0.0-build/build_fsl-imx-wayland/tmp/work/armv8a-poky-linux/my-test/0.1/git/Cargo.lock 需要更新,但已传递 --frozen 以防止发生这种情况 ``` 我所不知道的是不知道如何在普通的货物项目中使用默认的 Yocto 行为 --frozen。 但我认为这超出了 NXP 的范围。不过,你们还是在这个论坛的其他一些帖子上对脚本和所有内容发表了评论。所以认为值得一试,如果有任何这样的建议我将不胜感激。 回复:如何在元层中编译 Cargo Build 首先,谢谢。 当将 `DEPENDS += " meta-rust "` 添加到 bb 文件时,出现以下错误。我以为 `meta-rust` 已经被吸收到 `oe-core` 中了,那么在 nanbield 上我真的需要它吗? ``` 加载缓存:100% |##############################################################################################################################| 时间:0:00:00从依赖缓存加载了 5451 个条目。注意:解决任何缺失的任务队列依赖关系错误:没有提供“meta-rust”(但/opt/yocto/imx-6.6.3-1.0.0-build/sources/meta-my-test/recipes-my/company/my-test_0.1.bb取决于或需要它)错误:所需的构建目标“my-test”没有可构建的提供程序。 缺失或无法构建的依赖链为:['my-test', 'meta-rust'] 摘要:有 2 条错误消息,返回非零退出代码。 ``` 编辑:我还将其作为 imx-setup-release.sh 中“BBLAYERS”的另一个回显添加到 repo 工具的清单中。然而,nanbield 与这种运作方式不兼容: ```错误:rust-layer 层与仅支持以下系列的核心层不兼容:nanbield(该层与 mickledore honister hardknott gatesgarth kirkstone 兼容)```
View full article
Writing and Reading from D-Flash in NXP S32K312 Hello NXP Community, I am currently working with the NXP S32K312 microcontroller and would like to understand how to effectively write to and read from the D-Flash memory. Specifically, I have the following questions: How do I write data to a specific address in D-Flash? Are there specific APIs or libraries I should use for this operation? How can I read data back from D-Flash? What functions or methods are available for reading the values stored in D-Flash? How can I verify the changes I made in D-Flash memory? Is there a way to observe the changes in the memory addresses, either through a debugger or by some other means? Could you provide any sample code for writing to and reading from D-Flash? Any guidance or examples would be greatly appreciated! Thank you! @NXPStar  Re: Writing and Reading from D-Flash in NXP S32K312 1) There is an RTD driver called FLS, what is actually flash programming driver.. You can use it for this purpose. 2) It is normal memory mapped reading. Another topic would be if you would to use EEPROM emulation. Then I would point out to RTD driver called EEP. 3) Within driver there is a verify option. Or you can read it back. Of course, you can use debugger to show memory dump window, foe debugging purpose. 4) RTD example 'Mem_43_INFLS_Example_S32K3..'
View full article
i.MX8/9 の Apple CarPlay Ultra こんにちは、 i.MX8 または i.MX9 シリーズ プロセッサで Apple CarPlay Ultra のサポートが計画されていますか?もしSOなら、予想されるタイムラインは何ですか? i.MX 8ファミリ | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus Re: Apple CarPlay Ultra on i.MX8/9 これはプロサポートチームから得た情報です。また、プロサポートのメンバーの1人がApple CarPlay Ultraについて次のように話していました。 「現時点ではサポートしていませんし、FUTURE的にもサポートする予定はないと思います。これはアナ・ワーシー氏から始まる議論です。」
View full article
S32K144:在 lin_master_s32k144 (S32DS.ARM2.2) 中集成 FlexCAN 早上好: 目前使用 S32K144EVB 板准备系统演示,其中我们必须管理 1 个经典的 CAN-HS 网络 (500k) 和 3 个 LIN。(19200,每个 LIN 有多个从属设备) k144EVB 板将充当 3 个 LIN 的 LIN 主控器,这就是为什么我选择 lin_master_s32K144 示例作为起点。LINStACK 运行正常,现在我开始检查 CAN 通信与项目的集成情况。通过查看 S32K144 文档和示例,我发现 K144 有 2 种不同的 CAN 通信管理方法......要么通过 FIFO,要么通过 MBs......不清楚其中一种方法的优势。对于必须接收 4-5 条 CAN 报文、处理部分内容数据并定期发送 1 或 2 条 CAN 报文的系统而言,不清楚其中一种方式的优势: 1) 考虑到我的 LIN 主站将满负荷运行,哪种配置更容易使用? 2) 恩智浦 linstack 与 FlexCAN 集成之间是否会出现寄存器/时钟/中断冲突? 3) 是否有这样的集成示例(LIN-MASTER + CAN-HS)? Re: S32K144: Integration of FlexCAN inside lin_master_s32k144 (S32DS.ARM2.2) 你好@rricart LIN 和 CAN 之间没有任何关系,它们是两个独立的外设模块。 对于 S32K1 FlexCAN,CAN FIFO 不支持 CAN FD,因此需要考虑是否需要支持 CAN FD。 如果您的项目不需要 CAN FD 功能,那么 MB 或 FIFO 都可以。 您可以参考此链接中提供的演示,其中对使用 FlexCan 的不同方式进行了分类,并提供了一个简单的测试演示。 https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/S32K1xx-FlexCAN-Mask-Setting-Demo/ta-p/1519753
View full article
S32K144/146 FTM Counter random randomly updated Hello I‘m programming my S32k146/144 board with FTM function and I found a ridiculous issue. I used a data array to record the free running FTM chanle counter. The data stream indicated that the counter occasionally updates to a random number instead of following its normal cyclic way. I tested all FTM chanles with almost the same code on both S32K144 and S32K146,the error perfectly repeated. Beacause the testing code is very simple, I am quite confused. I post the code and result here. Is there anyone could tell me what happed. void IOC_Init(void) { /* Configure clock to FTM0 module and Enable */ PCC->PCCn[PCC_FTM0_INDEX] |= PCC_PCCn_PCS(1) | PCC_PCCn_CGC_MASK; /* Enable registers updating from write buffers, Enable FTM0,2 Module  */ FTM0->MODE |= FTM_MODE_WPDIS_MASK; FTM0->MODE |= FTM_MODE_FTMEN_MASK; /* Clear SC Register,close clock,Set FScaler to 4,Filter 2 */ FTM0->SC = FTM_SC_PS(2); /* Clear main counter */ FTM0->CNTIN = 0; FTM0->MOD = 0xFFFF;   /* Clock selection and enable*/ FTM0->SC |= FTM_SC_CLKS(3); }   #include "main.h"   unsigned int IOC_CH0[256],j=0;   void Delay(unsigned int count) { unsigned int i; for (i=0;i }     int main(void) { /* Initialization: */   WDOG_disable(); /* Disable WDOG */ SOSC_init_16MHz();     /* Initialize system oscillator for 16 MHz xtal */ SPLL_init_160MHz();    /* Initialize SPLL to 160 MHz with 8 MHz SOSC */ NormalRUNmode_80MHz(); /* Init clocks: 80 MHz sysclk & core, 40 MHz bus, 20 MHz flash */   IOC_CH0[0] = 0; IOC_Init();   /* Infinite for: */ for (;;)/* Loop: if a msg is received, transmit a msg */ { if (j>255){j = 0;} IOC_CH0[j] = FTM0->CNT; Delay(0x1FF); j++; } }   Re: S32K144/146 FTM Counter random randomly updated Thanks Robin I have checked my code and confirmed your conclusion. I was not sure about setting FTM IRQs and capturing  wave singnal correctly . So I launched this test .But I didn't notice the updating sittuation of the recording array and made a mistake. Now I can continue working with my signal capturing happily. Thank your very much. Sincerely Re: S32K144/146 FTM Counter random randomly updated I clicked Resume and then Suspend during debug. I observed the continuity of the values in the IOC_CH0[] array. I only saw a large difference between IOC_CH0[j] and IOC_CH0[j+1]. This is expected, as FTM0->CNT is only updated to IOC_CH0[j], and the value in IOC_CH0[j+1] has not yet been updated. Re: S32K144/146 FTM Counter random randomly updated Thank you Robin I tried your advice this morning. It is a pitty that the problem remains. I used a LED Toggling schem to indicating the problem and let the code run independently. (Only power connected to the testing board.)The LED blinked randomly. Here I post my whole project. Please check it. Thank you very much. Best Regards Re: S32K144/146 FTM Counter random randomly updated Hi It looks like you're observing the data array during debug. Does this happen when the program is run without debugging? By comparing the difference between the arrays, if the difference exceeds 143, flip the GPIO pin to observe whether this abnormal jumping occurs. If the issue is related to debugging, it is recommended to check section 47.5.28 Debug mode of S32K1XXRM. Best Regards, Robin ------------------------------------------------------------------------------- Note: - If this post answers your question, please click the "ACCEPT AS SOLUTION" button. Thank you! - We are following threads for 7 weeks after the last post, later replies are ignored Please open a new thread and refer to the closed one, if you have a related question at a later point in time. -------------------------------------------------------------------------------
View full article
查询 RC522 的卡检测 IRQ 您好, 我正在使用 RC522 RFID 模块,有一个关于卡片检测中断的问题。 当我开发 SL030 时,有专用的卡片检测中断可用。 我注意到 RC522 开发板有一个 IRQ 引脚,根据数据表,可以使用 comirQreg 寄存器(地址 0x04)将不同的中断源路由到这个引脚。 不过,在查看了可用的中断源后,我没有找到专门用于卡片检测的中断源。你能否确认 RC522 是否支持专用的卡检测 IRQ,或者是否必须通过轮询检测卡的存在? 感谢您的支持。 Re: Query on Card Detection IRQ for RC522 您好,先生, 不幸的是,没有版本功能可以做到这一点。 我们知道这是一个很棒的功能。因此,它是内置的或最新的NFC前端设备。 Re: Query on Card Detection IRQ for RC522 你好 谢谢您的答复。我想澄清一下关于 MFRC522 的问题。 我知道IRQ引脚可以由数据传输、计时器事件和其他与通信相关的信号等事件触发信号,如数据表表18所列。 我的问题是:是否有可能使用 MFRC522 上任何可用的 IRQ 源推断出卡的存在,而不是发送 ATQ 命令进行轮询? 换句话说,即使没有专用的卡检测中断,能否以任何方式可靠地使用现有的 IRQ 触发信号来检测新卡何时进入读卡器现场,从而使卡检测可以由事件驱动,而不是持续轮询卡? Re: Query on Card Detection IRQ for RC522 您好,先生, 非常感谢您对我们的产品感兴趣。 不建议将 MFRC522 用于新设计,因此,我们的建议是探索使用 CLRC663 plus 系列 IC 的可能性。 关于您试图读取的标签,请记住 SL2 和 SL3 分别是ICODE或UCODE产品。ICODE 是 ISO15693 标签,MFRC522 无法读取,因为这款读卡器 IC 只能与 nTag 和 MIFARE 卡接口。可能是 MFRC 实际上没有与标签通信。   可用的 IRQ 引脚用于与主机进行实际数据交换。如表 18 所示。这些事件可以触发信号 IRQ 引脚。如果你正在寻找卡片检测引脚,我的建议是改用 CLRC663,它具有电源卡检测功能,当卡靠近读卡器天线时,它会唤醒,天线的失谐会将 IRQ 发送到主机。   如果您需要我提供更多信息,请随时告诉我。
View full article