Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
HSEデータは複数回のソフトリセット後にのみメモリに反映されます 実行した手順: 1. HSE ELFファイル(HSEメモリ位置にプログラムされたHSEデータバイトを含む)をCycloneイメージ作成者に提供します。 2. Cyclone .sapを作成するHSE を有効にしてプログラムするためのファイル。 3. .sapをフラッシュするJTAG 経由で Cyclone デバッガーを使用して S32K312 ボード上のファイルを実行します。 4. 電源を入れ直します。 5. ワークスペースをロードし、メモリ内の HSE データを検証します。 6. デバッガーを介して複数のソフト リセットを実行します。 観察された動作: • 最初の電源サイクル後、HSE データはすぐにはメモリに反映されません。 • HSE データは、複数回のソフト リセット後にのみメモリに表示されます。(問題) • 遅延を許可しようとしましたが、それでも同じ動作でした 質問: • HSE データをメモリに反映するには、なぜ複数のソフト リセットが必要なのでしょうか? • 推奨される回避策はありますか (例: リセット シーケンス、構成の変更)? Re: HSE data reflected in memory only after multiple soft resets こんにちは@abdul_rahiman_csg まず、「HSE ELF ファイル (HSE メモリ位置にプログラムされた HSE データ バイトを含む) を提供する」とはどういう意味ですか? HSE ファームウェアがインストールされている場合、HSE セキュア メモリ (HSE ファームウェア、HSE データ) への排他的アクセス権は HSE のみに与えられます。セキュア メモリはメモリ マップから削除され、ユーザーはまったくアクセスできなくなります。 よろしくお願いいたします。 ルーカス Re: HSE data reflected in memory only after multiple soft resets このELFには、アドレス範囲にプログラムされたHSEデータが含まれています。 0x004D2000~0x004D2060および 0x1B000000~0x1B000360 Re: HSE data reflected in memory only after multiple soft resets こんにちは@abdul_rahiman_csg これはマイクロコントローラの観点からは意味がありません。ツールに関係しているようです。この件について、Pemicro と直接話し合ってみてはいかがでしょうか? https://www.pemicro.com/support/index.cfm よろしくお願いいたします。 ルーカス
View full article
[豪迪加密公司][SE050]关于在 SE050 中支持 BIP32 的建议 专家们好 客户是 Haudi Crypto, Inc.(Haudi, Inc. 的子公司),该公司正在使用 SE050 开发硬件加密货币钱包。在开发过程中,他们确定了有利于该用例的增强功能,特别是原生 BIP32 密钥派生支持。是否可以为他们的应用程序发布自定义类型?详情请参阅附件。 更多背景如下图所示: 到目前为止,他们的Openloop钱包仍在开发中,尚未发布,他们将成为代理商。关于公司版本,他们正在与日本的几家金融机构和稳定币运营商进行谈判。它广受好评。对于公众版,他们计划首先通过日本众筹上市该版本,他们目前正在为此做准备。他们还计划之后在亚马逊上销售。 客户联系人信息: 公司名称: Haudi Crypto, Inc:豪迪加密公司(豪迪公司的子公司) 联系信息:首席执行官浅田和典 电子邮件: [email protected] 感谢您的帮助! 顺祝商祺! 坎 Re: [Haudi Crypto, Inc.][SE050]Proposal for BIP32 Support in SE050 感谢您分享您的详细建议 我们已审查了您的第 2 级申请。根据我们目前的分析: BIP32 流程的某些部分已经可以在安全元件内部执行。 例如,EC 点乘法可完全在 SE050 中执行,所得点可存储在 SE 对象中。这允许将某些链式操作保留在安全元件边界内。 但是,使用当前的物联网小程序命令集,其他必需的步骤,例如将HMAC‑SHA512安全链接到安全元件内等,是不可行的。 我们已经采纳了您的反馈意见,并将其作为正式变更请求 (CR) 提交给我们的 R&D 团队进行评估。不过,如果非专利产品发生任何变化,也不可能在短期内发生。 一旦收到关于 CR 的反馈,我们将及时向您通报。 此外,对于第 1 级限制,您可以考虑使用瞬态对象。 谢谢
View full article
暖通空调(HVAC) <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Overview 供暖、通风和空调 (HVAC) 系统基于来自各种传感器的输入,控制不同类型的电机,例如用于挡板的步进电机和 DC/BLDC 鼓风机风扇电机。 NXP 拥有丰富的 32 位、16 位 S12 和 8 位 S08 系列微控制器产品组合,使设计人员能够满足各种 HVAC 应用的需求。系统基础芯片 (SBC) 将物理网络连接与电源管理相结合。智能 eXtreme 开关完善了直流电机鼓风机的系统解决方案。BLDC 电机控制需要更复杂的算法。NXP 的 MagniV 产品将 MCU 与 SBC 功能、网络连接、电机控制、特定驱动器结合到一个封装中,提供经济高效的小型系统解决方案。 交互式框图 https://www.nxp.com/video/building-automation:BUILDING-AUTOMATION-V02推荐产品 类别 产品 特性 MCU MPC560xB|32位MCU|车身电子|恩智浦 32位单核Power Architecture® MCU。 32 位汽车通用 MCU | NXP Arm Cortex-M0+ | Kinetis KEA 32 位汽车 MCU | NXP 系统基础芯片(SBC) MC33742 | 带增强型高速 CAN 收发器的 SBC | NXP 带有高速CAN接口的系统基础芯片。 带高速 CAN 的 SBC Gen2 | NXP 带有高速CAN接口的系统基础芯片。 MC33905 | 带高速 CAN 和 LIN 的第二代 SBC | 恩智浦 带有高速CAN接口的系统基础芯片。 LIN SBC | NXP MC33910  带有LIN接口的系统基础芯片(初级)。 LIN SBC | NXP MC33911 带有LIN接口的系统基础芯片(中级)。 LIN SBC | NXP MC33912 带LIN接口的系统基础芯片(高端级别)。 CAN接口 MC33897 | 单线 CAN 收发器 | 恩智浦 带有保护功能的CAN接口 LIN接口 TJA1021 | LIN2.1/SAE J2602收发器 | 恩智浦 低辐射LIN接口。 MC33662 | LIN 2.1 / SAEJ2602-2, LIN Physical Layer | NXP  LIN 2.1和SAEJ2602-2接口。 开关监测 MC33972 | 带抑制唤醒功能的 MSDI | NXP 具有睡眠模式的多个开关检测接口。 MSDI | NXP  具有睡眠模式的多个开关检测接口。 电机控制 MagniV ® S12ZVM 混合信号 MCU | NXP 单芯片BLDC电机控制解决方案。 MC33937 | 场效应晶体管 | 恩智浦 3相场效应晶体管(FET)预驱动器。 MC33932 | H桥电机驱动器 | 恩智浦 双5.0A油门控制H桥。 高边开关 MC33937 | 场效应晶体管 | 恩智浦 3相场效应晶体管(FET)预驱动器。 MC33932 | H桥电机驱动器 | 恩智浦 双5.0A油门控制H桥。 工具和软件 链接 特性 无传感器 BLDC 开发套件 | NXP MTRDEVKSBNK144 基于 32 位 Arm Cortex-M4F S32K144,是一款专为需要一个无刷直流电 (BLDC) 的无传感器应用而设计的开发套件。 汽车电子 工业控制
View full article
imx93 ele 演示 您好,恩智浦团队, 我们正在尝试使用 i.MX93 EVK 进行 EdgeLock Enclave 演示: https://github.com/nxp-imx-support/imx-ele-demo/tree/main 我们想问一下如何设置环境,因为我们找不到文件 fsl-imx-internal-xwayland/6.1-langdale/environment-setup-armv8a-poky-linux。 $ source /opt/fsl-imx-internal-xwayland/6.1-langdale/environment-setup-armv8a-poky-linux 谢谢、
View full article
我们是否需要 4 字节 UID,即 Mifare 经典身份验证命令的输入参数 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 我在验证 Mifare Classic 4K IC MF1S70YYX_V1 时遇到问题。我没有收到 0x60、0x00、CRC(2 字节)命令的响应。我已经阅读了数据表,在表格和图表中这是命令结构,但在描述中,有人提到我们需要为Mifare Authenticate命令提供4字节的UID作为输入参数。 请说明并确认成功验证所需的方法。 我使用的是 TRF7970A 读码器。 我可以读取 UID。我已按照 ISO14443 标准成功完成了防碰撞和 "选择 "程序,激活了这张卡。 但是在发送 Mifare 经典身份验证命令 0x60、0x00、CRC(2 字节)之后, 载波频率变低了,我没有收到 MF1S70YYX_V1 IC 的任何回应。您能告诉我出现这种行为的可能原因吗? 感谢并致意 苏尼 射频 Re: Do we need 4byte UID, Input parameter for Mifare Classic Authentication Command 你好 我正在使用 ST25R200 读卡器读/写 MIFARE Classic 1K 卡的数据块。但是,我没有收到对身份验证命令的正确响应(块 0x04 上密钥 A 的 0x60)。当收到响应时,卡会发出 NACK,如超时错误、无效命令或奇偶校验/CRC 错误。 如果你熟悉 MIFARE Classic 1K 卡的完整身份验证流程,或者你有任何与此相关的参考代码或文档,那么分享一下会很有帮助。 提前谢谢您。 Re: Do we need 4byte UID, Input parameter for Mifare Classic Authentication Command <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好,苏尼尔、 希望你一切顺利。我已经在你的内部案例中回答了这个问题。 如果您有任何问题,请随时提出。 顺祝商祺! 里卡多
View full article
I.MX8M Plus – Booting U-Boot, Kernel, DTB, and Initramfs from 32 MB QSPI Flash (Kernel Hangs) Hi, We are working with a custom i.MX8M Plus DDR4 board that includes 32 MB QSPI NOR flash. Our objective is to boot U-Boot, Linux kernel, device tree, and initramfs (rootfs.img) entirely from QSPI flash, without using SD/eMMC. We are able to successfully boot up to U-Boot (flash.bin) from QSPI flash. -----Flash Layout and Image Sizes---------------- QSPI flash size: 32 MB flash.bin (U-Boot + SPL) ~2.4 MB Image.gz (Kernel) ~15 MB imx8mp-evk.dtb ~85 KB rootfs.img ~12.6 MB ----QSPI Offset Layout---------- flash.bin @ 0x00000000 Image.gz @ 0x0024D000 imx8mp-evk.dtb @ 0x010A6B00 rootfs.img @ 0x010BB800 U-Boot Environment Setup After booting into U-Boot from QSPI, we configure the following environment variables to load the kernel, device tree, and initramfs from flash: sf probe 0 setenv loadaddr 0x40480000 // kernel setenv fdt_addr 0x43000000 //dtb setenv initrd_addr 0x43800000 //rootfs (minimal initramfs) setenv kernel_comp_addr_r 0x50000000 setenv kernel_comp_size 0x04000000 Reading Images from QSPI Flash sf read ${loadaddr} 0x0024D000 0x00E59A6F sf read ${fdt_addr} 0x010A6B00 0x00014BBA sf read ${initrd_addr} 0x010BB800 0x00C04DB0 Boot Command setenv bootargs console=${console},${baudrate} earlycon=${earlycon},${baudrate} rdinit=/dev booti ${loadaddr} ${initrd_addr} ${fdt_addr} Issue Observed The kernel starts executing but hangs at “Starting kernel …”. Please refer to the attached kernel boot log (kernel_bootlog1). When using the following boot arguments: setenv bootargs setenv bootargs "console=ttymxc1,115200 earlycon root=/dev/ram0 rw rdinit=/sbin/init loglevel=8" The kernel progresses further but hangs midway during boot. Please refer to the attached kernel boot log (kernel_bootlog2). Attached the kernel DTS and kernel defconfig for reference. Kindly let us know if any modifications are required. Questions: 1. Are there any recommended changes required in the kernel DTS for booting initramfs entirely from QSPI on a custom i.MX8M Plus DDR4 board? 2. Are there any additional boot arguments recommended by NXP for initramfs-based boot on i.MX8MP from QSPI flash? 3. What could be the possible reason for the kernel not booting correctly? We followed the same procedure that works successfully on the i.MX8MP LPDDR4  EVK, where the kernel and root filesystem boot properly from QSPI flash. The only differences in our setup are the flash.bin and device tree, which were modified according to the DDR configuration of our custom board. thank you. Re: I.MX8M Plus – Booting U-Boot, Kernel, DTB, and Initramfs from 32 MB QSPI Flash (Kernel Hangs) Hi @Bhardwaj  1. Please add size for booti. The booti needs initrd size. booti ${loadaddr} ${initrd_addr}:0x00C04DB0 ${fdt_addr} booti command — Das U-Boot unknown version documentation 2. The bootlog2 shows that the kernel can't find correct mount point, this should be related to the rootfs parameter you passed in. Best Regards, Zhiming Re: I.MX8M Plus – Booting U-Boot, Kernel, DTB, and Initramfs from 32 MB QSPI Flash (Kernel Hangs) @Bhardwaj  I follow this doc, it works fine.  I just use the ramdisk of the demo.  https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors-Knowledge-Base/all-bootloader-device-tree-Linux-kernel-rootfs-in-spi-nor-demo/ta-p/1663994 Re: I.MX8M Plus – Booting U-Boot, Kernel, DTB, and Initramfs from 32 MB QSPI Flash (Kernel Hangs) HI @Zhiming_Liu , We are still facing the same issue on our i.MX8M Plus DDR4 custom board and would appreciate your guidance. We have attached the detailed kernel boot log for your review. The same procedure and images work correctly on the i.MX8M Plus LPDDR4 EVK. The same procedure doing as same as EVK ,But the kernel does not fully boot on our custom DDR4 board. Question : 1.After giving setenv bootargs "console=ttymxc1,115200 earlycon root=/dev/ram rw rdinit=/sbin/init loglevel=8"  going forward , WHY? rather then thos loglevel not moving forwad as said in kernel_bootlog1. 2.Are there any mandatory changes required in the Linux device tree (linux-imx) specifically for a custom DDR4 configuration on i.MX8M Plus, beyond updating DDR timing and memory size? 3.The same kernel image, initramfs, and boot flow work correctly on the i.MX8M Plus LPDDR4 EVK, but fail on our custom DDR4 board. 4.What are the possible reasons for this behavior? Could this be related to DDR configuration, memory mapping, or reserved memory differences? Re: I.MX8M Plus – Booting U-Boot, Kernel, DTB, and Initramfs from 32 MB QSPI Flash (Kernel Hangs) I think you should check the device tree to see if there are any address conflicts with the ramdisk. Alternatively, use a higher address for the ramdisk, or use a smaller ramdisk as the one in the demo Hogole mentioned. Re: I.MX8M Plus – Booting U-Boot, Kernel, DTB, and Initramfs from 32 MB QSPI Flash (Kernel Hangs) You can try booting without mounting the ramdisk first to see if it works. This would mean only the root filesystem is not mounted. This can help narrow down the problem. booti ${loadaddr} - ${fdt_addr} Re: I.MX8M Plus – Booting U-Boot, Kernel, DTB, and Initramfs from 32 MB QSPI Flash (Kernel Hangs) Hi @gehimiy , As suggested, we tried booting the kernel without an initramfs using the command:   booti ${loadaddr} - ${fdt_addr} However, there is no response from the kernel, and the system still hangs at “Starting kernel …”. The below are the Ram address and flash address using to load the files.  setenv loadaddr 0x40480000 // kernel setenv fdt_addr 0x43000000 //dtb setenv initrd_addr 0x43800000 //rootfs (minimal initramfs) setenv kernel_comp_addr_r 0x50000000 setenv kernel_comp_size 0x04000000 Reading Images from QSPI Flash sf read ${loadaddr} 0x0024D000 0x00E59A6F sf read ${fdt_addr} 0x010A6B00 0x00014BBA sf read ${initrd_addr} 0x010BB800 0x00C04DB0 Questions: Where should we check for possible address conflicts between: Kernel load address Initramfs (ramdisk) address Reserved memory regions If the issue is related to ramdisk address overlap, where can we: Change the ramdisk load address in U-Boot and kernel ? Adjust or reserve memory regions in the device tree? Is there a recommended higher memory address range for loading the ramdisk on i.MX8M Plus DDR4 Custom Board systems? With same address and files working fine for IMX8MPLUS LPDDR4 EVK. We have attached the current DTS file for your reference. Please let us know what changes are required. Thanks in advance for your support.
View full article
Clarification on RTD Driver Availability with FS32K144HAT0MMHT EVK Hi everyone, I am interested in buying the FS32K144HAT0MMHT MCU and the associated evaluation kit (EVK). I would like to know: Does the EVK include the RTD driver at no additional cost? If not, is it necessary to purchase the RTD driver separately? Thanks in advance for your help! Re: Clarification on RTD Driver Availability with FS32K144HAT0MMHT EVK Hi @NagulMeera  Real-Time Drivers (RTD) and S32 Design Studio (S32DS) are free of charge. EB tresos Studio is available with a free evaluation license, but a production license must be ordered from Elektrobit. We also offer premium software such as: - S32 Safety Software Framework (SAF) and Safety Peripheral Drivers (SPD) - Structural Core Self-Test (SCST) For premium software, contact your NXP representative. BR, VaneB
View full article
MWCT2016S 无法更改 UART 波特率 嗨,恩智浦社区、 我有一个关于 MCAL 中 UART 模块配置的问题。我无法更改波特率。SBR 和 OSR 寄存器符合预期,但实际测量的波特率为 72254。请帮助解决这个问题。 感谢您的帮助! Re: MWCT2016S can't change UART baud rate 请参阅[RTD400 MCAL 3] K312 MCU 时钟系统配置 的 2.2 EB 配置 部分配置 Mcu 。 Re: MWCT2016S can't change UART baud rate 是的,我已经调用了 Mcu_DistributePllClock() 函数。 如有必要,附加文件包含基于参考例程的源代码。 Re: MWCT2016S can't change UART baud rate 您是否在主函数中调用了Mcu_DistributePllClock()?请参考以下代码: /* Initialize the clock driver */ Mcu_Init(NULL_PTR); /* Initialize the clock tree and apply PLL as system clock */ Mcu_InitClock(McuClockSettingConfig_0); #if (MCU_NO_PLL == STD_OFF) while ( MCU_PLL_LOCKED != Mcu_GetPllStatus() ) { /* Busy wait until the System PLL is locked */ } Mcu_DistributePllClock(); #endif Re: MWCT2016S can't change UART baud rate HI 一开始,我使用了 aips 慢时钟,但问题依然存在。波特率为 142857。在我将时钟更改为 aips plat 之后,波特率发生了变化,甚至变得更低,达到了 72254,但仍然不是预期的波特率。 我和 UART 例程的区别似乎只在于核心时钟。我使用 PLL 作为核心时钟源。会是这个原因吗?使用 PLL 时有什么特别的注意事项吗? 如有必要,附件中包含我的 EB 项目。 Re: MWCT2016S can't change UART baud rate HI 请根据表 130配置UartClockRef 。S32K3XXRM Rev12 的LPUARTn 实例时钟。 对于 S32K312,LPUART [1:7] 由AIPS_SLOW_CLK 提供时钟。 祝好, Robin ------------------------------------------------------------------------------- 注: - 如果本帖回答了您的问题,请点击"ACCEPT AS SOLUTION" 按钮。谢谢! - 我们会在最后一次发帖后的 7 周内跟踪主题,之后的回复将被忽略 如果您以后有相关问题,请另开新主题,并参考已关闭的主题。 ------------------------------------------------------------------------------- Re: MWCT2016S can't change UART baud rate 问题已经解决。 非常感谢!
View full article
如何配置 ADC 引脚 只是想知道如何根据板配置 adc 引脚 (S32K344),我只是在尝试使用 ADC 精度引脚但一直困扰着如何为其编写代码、相应配置 ADC 和 BCTU 配置然后使用 adc 引脚,比如用板载电位计作为测试 我尝试更改 MCSPTEAK344 现有代码中的引脚,其中 PHA_I、PHB_I、DCB、DCI 等变量似乎与 S32K344 原理图文件中的引脚硬连线,如果是这样的话,我是否可以使用一个引脚(例如 PTE16)作为 adc 配置引脚,将其标记为"test" 并运行代码,然后用跳线将所述 PTE16 连接到电位器,并通过示波器检查数值?还是需要从头开始? Re: How to configure ADC pins 你好@ishoboiM、 1.您可以使用 RTD 示例作为基础(Adc_Sar_Bctu_Ip_example_S32K344),因为它配置了ADC_SAR 和 BCTU 的基本用法。如果使用 S32K3X4EVB-T172,ADCPOT0 将路由至 PTA11,即 ADC1_S10: 2.是的,这也是可能的。只需确认您使用的 ADC 实例和通道。PTE16 为 ADC0_P4。 我在另一篇文章中解释过:S32 design studio HOW TO ADC - NXP Community。 致以最诚挚的问候, Julián Re: How to configure ADC pins 你好,Julian,很抱歉这么晚才回复你 我尝试使用示例代码作为基础,但似乎在引脚部分出现了错误,确切地说,没有加载引脚,我遇到了"引脚初始化需要项目中的 PINS 驱动程序" 在配置部分更新代码时出现错误 我尝试自己选择并添加一个引脚 (pte16),但仍然显示相同的错误 我使用的是 S32ds 3.5.6 和 RTD 3.0.0。版本 Re: How to configure ADC pins 你好@ishoboiM、 您指的是这个错误吗? 这意味着驱动程序税务摊销收益中没有 PINS (Siul2_Port) 元器件: 出现这种情况是因为示例使用了内部带隙通道,没有配置任何外部引脚进行测量。只需将其添加到项目中,并在"PortConfigSet" 容器中配置引脚的 Mscr 值即可。 致以最诚挚的问候, Julián
View full article
MPC5748G 将 uart 与 tcpip 结合使用 我想把以太网传输和串行端口打印功能结合起来。在代码 A 中,我试图在串行端口打印的基础上添加以太网传输功能 (tcpip),但失败了。我想在代码 B 的 LWIP 例程中添加串行端口显示功能,但按下 SW2 按钮后串行端口显示屏上看不到发送的信息。我不知道这两个地方设置得不对。 我是一名学生,这个问题已经困扰了我一个星期。如能解决,我将不胜感激 Re: MPC5748G combine uart with tcpip 我承认我用 AI 编写的代码是电子垃圾,但我不明白为什么在修改了两个例程的文件中使用相同的代码段只能实现一半的功能(UART 或 tcpip) 谁能帮帮我?
View full article
[MIMXRT1160-EVK] 1XK搭載: NXP-WIFIドライバをSDRAMに こんにちは!外部SDRAMを使用してRT1160-EVKでNXP Wi-Fiドライバを正常に実行できた方はいますか?オーバーレイで zephyr,sram = &sdram0 を設定したにもかかわらず、ファームウェアのロード中に 0x40000 (DTCM 制限) でバス障害が発生します。ヒープが SDRAM で正しく初期化されていないか、SDIO DMA の正しい MPU/Nocache 構成が欠落しているようです。何かヒントはありますか?また、.overlayも添付しますCASEとして、prj.confも保存してください。 Re: [MIMXRT1160-EVK] with 1XK: NXP-WIFI driver into SDRAM こんにちは、 @jaseze01 Zephyr OS を使用していますか? Zephyr のバージョンと Zephyr SDK のバージョンを教えていただけますか? この問題を再現するための詳細な手順を教えていただけますか? より良いサポートを提供できるよう、ローカルで再現できるかどうか試してみます。 よろしくお願いいたします。 Christine。 Re: [MIMXRT1160-EVK] with 1XK: NXP-WIFI driver into SDRAM こんにちは、クリスティン。 ご協力ありがとうございます。あなたが要求した情報は次のとおりです: ボード: NXP MIMXRT1160-EVK (Rev A) WiFi モジュール: M.2 インターフェース経由の Embedded Artists 1XK (Murata 1XK / NXP IW416)。 Zephyr OS バージョン: 4.3.0 Zephyr SDK バージョン: 0.17.4 ホストOS: Windows 私はこのプロジェクトに個別に取り組んでおり、アドレス `BFAR アドレス: 0x40000` で `正確なデータ バス エラー` (バス障害) が発生しています。このエラーは、ドライバが電圧スイッチを正常にネゴシエートした直後に発生します。 ハードウェアが正しく応答するようになったため (ログで「カードが 1.8V 信号に切り替えられました」と確認されています)、物理的な接続と電源は正常であると考えています。しかし、その直後に事故が起こります。 障害アドレス (`0x40000`) は、内部 ITCM/DTCM の 256 KB 境界と一致します。このことから、問題はメモリの配置に関連しているのではないかと疑っています。WiFi ファームウェアは約 500 KB なので、デフォルトの内部 RAM に収まらないか、DMA がアクセスが許可されていないメモリ領域 (DTCM など) にアクセスしようとしている可能性があります。 再現可能な手順 1.MIMXRT1160-EVK で `nxp,wifi` ドライバを有効にする Zephyr アプリケーションを構築しています。 2. `mimxrt1160_evk.overlay`を修正しましたファームウェアを収容するために外部 SDRAM (64MB の `&sdram0`) を有効にします。 3. 重複を避けるために、さまざまなメモリ構成 (システムとファームウェア用に SDRAM を分割) を試しました。 4. 起動時に、システムは SDIO バスを初期化し、1.8V に切り替えて、バス障害でクラッシュします。シーケンスを示すログ出力は次のとおりです。 [00:00:01.123,000] sd: カードが1.8V信号に切り替えられました [00:00:05.266,000] os: ***** バス障害 ***** [00:00:05.272,000] os: 高精度データ バス エラー [00:00:05.277,000] OS: BFAR アドレス: 0x40000 [00:00:05.283,000] OS: r0/a1: 0x80006945 r1/a2: 0x00040000 r2/a3: 0x0000000c [00:00:05.305,000] os: 障害のある命令アドレス (r15/pc): 0x3000242e リンカーがデータ/スタックを配置する場所と、WiFi ドライバが DMA 操作のためにそれを配置すると想定している場所に関して競合があるようです。 MIMXRT1160 で WiFi ファームウェアを外部 SDRAM に適切にロードするための推奨メモリ構成(オーバーレイ/リンカー)について教えてください。問題をローカルで再現して修正できる場合は、動作するオーバーレイ ファイルを共有していただけますか? よろしくお願いいたします! Re: [MIMXRT1160-EVK] with 1XK: NXP-WIFI driver into SDRAM こんにちは、 @jaseze01 帯域幅が限られているため、返信が遅くなり申し訳ありません。 以下の内容を参考に試してみてはいかがでしょうか。 NXP M.2 Wi-Fi および BT シールド — Zephyr プロジェクト ドキュメント また、このディレクトリにはデフォルトのnxp_m2_1xk_wifi_bt.overlayがあります。 https://github.com/nxp-zephyr/nxp-zephyr/tree/nxp-v4.3-branch/boards/shields/nxp_m2_wifi_bt/ この.overlayもCANで参照できます1xk(M.2に適合インターフェース)を I.MXRT1160-EVK に接続します。 https://github.com/nxp-zephyr/nxp-zephyr/blob/nxp-v4.3-branch/boards/shields/nxp_m2_wifi_bt/boards/mimxrt1060_evk_mimxrt1062_qspi_C.overlay 上記が参考になったかどうかお知らせください。 まだ何か問題がある場合はお知らせください。 よろしくお願いいたします。 Christine。
View full article
Question about IMCR configuration by RTD/MCAL and ICU notification Hello Team May I ask about  question about S32K3 RTD MCAL like below? I’m implementation about below function using MCAL based on Ip demo. I found the one point that “IMCR81” is needed to configure “0b0110” like below. EMIOS1_CH1 <-> TRGMUX  How to configure about it by RTD? or Does it need by manual code? Thank you.  RTD Source: Direct Customer Source: NXP Internal Re: Question about IMCR configuration by RTD/MCAL and ICU notification Hi @Luke_Chun , I don't think that RTD driver support this in configuration, because Port driver will support pads that can connect to the external. However, if you just want to change SSS of IMCR81, I think you can try this function in Port driver: Best regards, Nhi Re: Question about IMCR configuration by RTD/MCAL and ICU notification Hello @Nhi_Nguyen  I mean below information.  I did not use the pin with emios, I use only internal signal for TRGMUX and EMIOS.  May I ask about the checking one more time? Thank you.  Re: Question about IMCR configuration by RTD/MCAL and ICU notification Hi @Luke_Chun , IMCR81 is PTA11. To configure PTA11 to EMIOS1 channel 1, SSS have to configure to 11. If SSS is 110 as your expectation, it should be LPSPI1_PCS0. As you can see below: Best regards, Nhi Re: Question about IMCR configuration by RTD/MCAL and ICU notification Hi @Nhi_Nguyen  May I ask one question about the function? When the base is set to NULL_PTR, the pin settings have no effect. Is this correct?   Thank you.    Re: Question about IMCR configuration by RTD/MCAL and ICU notification Hi @Luke_Chun , Normally, you have to configure MSCR register that corresponding to IMCR register for input. For example: For example, setting PTA1 for EMIOS0 channel 9 is input, includes 2 steps:  register MSCR1 set input or output direction and register IMCR57 set SSS. If base = NULL_PTR in the function Siul2_Port_Ip_SetInputBuffer(), step to set input or output in MSCR is ignore.  Best regards, Nhi
View full article
S32K348 ECC 设置 你好 我有三个问题需要帮助回答,谢谢大家 1. 能否提供 ecc 样品 2. 如何验证功能? Re: S32K348 ECC set 你好 ECC 测试是 SAF/SPD 代码包,软件包的 emCEM 驱动程序的一部分。 您会发现这些例子都有复杂的验证检查。 https://www.nxp.com/design/design-center/software/functional-safety-software/s32-safety-software-framework-saf-and-safety-peripheral-drivers-spd:SAF 如果您更喜欢自己的代码/硬编码测试,请参阅参考手册: 先修课程 RTD 时钟启动时,ME 启用 EIM 和 ERM 的时钟。如果 EIM 调节器没有响应,几乎总是时钟门控问题--首先启用分区/COFB 时钟。 启动代码会在读取之前初始化 SRAM 的 ECC(直写一次),否则第一次读取可能会触发信号多位错误。(Zephyr& SEGGER 笔记强调这是一个常见的陷阱)。 确定与要访问的存储器主控器/区域相对应的 ERM 通道(例如,CM7_0 读取 SRAM)。通道映射位于 RM 中;公开教程总结了这一概念。 高级流程: 启用 EIM 的时钟& ERM 配置 ERM:启用相关通道的 "单位纠正 "中断和 "多位错误 "中断 设置 EIM:选择 SRAM 通道,为注入设置一个数据/检查位(单比特) 读取该内存区域的任何地址 → ERM 应报告可更正的错误 清零,然后在 EIM 中设置两个位(双位) 再读一遍 → 预计是不可纠正的 → 你的处理程序应该捕获/控制故障 可选择擦除(重写)受影响的位置,以清除已纠正的综合症 顺祝商祺! Peter
View full article
AUTOSARドライバに基づくS32K358 HSE乱数生成 親愛なるサポート、 お客様AptivはS32K358で作業しています RTDバージョン: Crypto_43_HSE_TS_T40D34M60I0R0 HSE FW バージョン: HSE_FW_S32K358_9_2_72_0 Crypto RTDを統合し、MCUにHSEファームウェアをフラッシュした後、乱数を生成しようとしたところ、ファームウェアがHse_Ip_ServiceRequest()関数、具体的にはMu_Ip_IsResponseReady()を待機している間にスタックする問題が発生しています。参考までに、コールスタックのスクリーンショットを添付いたしますのでご確認ください。 以下の点についてご理解いただけますでしょうか。 この時点でファームウェアが停止してしまう理由は何でしょうか? この問題を解決するための推奨される解決策またはデバッグ手順はありますか? PS: BSWM構成でCSM_Init、CriIf_Init、Crypto_Initを構成しました CSM、CryIf は Vector Davinci で構成され、CSM、CryIF、Crypto の Init 関数は BSWM_Init コールアウトから呼び出されます。HSE はデモ APP を使用してインストールされ、以下に示すようにバージョン番号と MU ステータス レジスタを読み取ることによって検証されました。 お客様は、AUTOSAR xdm 構成 CSM、CriIf、および Crypto ドライバ (DEMOAPP のコードではない) に基づく実用的な AUTOSAR の例を求めています。Crypto xdm ファイルを添付しました。 (これまでのところ、NXP 側では Sunny X と Dhan Raj がデバッグ呼び出しに参加していなかったため、最終的なルート コースはまだ見つかっていません...) よろしくお願いいたします。 ヴィクトル ボード: S32K358 優先度: 重要 SWバリアント: 標準 Re: S32K358 HSE Random Number Generation based on AUTOSAR drivers こんにちは、クオンさん 助けていただきました。[email protected]例を作成しました。 お客様が試してみる来週までこのチケットをオープンのままにしておきましょう。 Sharepoint 上の例へのアクセスを許可します。 よろしくお願いいたします。 ヴィクトル   Re: S32K358 HSE Random Number Generation based on AUTOSAR drivers こんにちは@viktorfellinger 例を作ってみます。 その間、CANでお知らせいただけますか: 1.この問題はどのくらいの頻度で発生しますか?それは常に起こるのか、それとも散発的に起こるのか 2. Hse_Ip_ServiceRequest()呼び出し時のpRequestとpHseSrvDesc の値 この問題を解決できるかどうかを確認するために、pRequestのタイムアウト値を増やしてみて、問題がCANを通過するかどうかを確認してみませんか? Re: S32K358 HSE Random Number Generation based on AUTOSAR drivers こんにちは@viktorfellinger 何かフィードバックはありますか? 更新がない場合は、このトピックを閉じたいと思います。 お客様が後で別の質問をした場合、このトピックに再度言及することができます。
View full article
S32K358 HSE Random Number Generation based on AUTOSAR drivers Dear support, Customer Aptiv is working with S32K358 RTD version: Crypto_43_HSE_TS_T40D34M60I0R0 HSE FW version: HSE_FW_S32K358_9_2_72_0 While trying to generate a Random number after integrating Crypto RTD and flashing HSE firmware on the MCU, we are observing an issue where the firmware seems to get stuck at the Hse_Ip_ServiceRequest() function, specifically while waiting for Mu_Ip_IsResponseReady(). Please find the attached screenshot of the call stack for your reference. Could you please help us understand: Possible reasons why the firmware might be stuck at this point? Recommended solutions or debugging steps to resolve this issue? PS: I have configured CSM_Init, CriIf_Init and Crypto_Init in BSWM configuration CSM, CryIf configured in Vector Davinci, Init functions of the CSM, CryIF, Crypto invoked from BSWM_Init callouts. HSE was installed using Demo APP and verified by reading version number and MU status register as shown below: Customer has asked for working AUTOSAR example based on AUTOSAR xdm configuration CSM,  CriIf and Crypto drivers (not the code from DEMOAPP). Attached their Crypto xdm file. (so far from NXP side Sunny X and Dhan Raj  were involved inot a debug call, we did not find the final root course yet ...) Best Regards, Viktor Board: S32K358 Priority: CRITICAL SW Variant: STANDARD Re: S32K358 HSE Random Number Generation based on AUTOSAR drivers Hello Cuong, we got help and [email protected] created an example. Let us keep this ticket open till next week when customer tried it out. I will grant you access to the example on sharepoint. Best Regards Viktor   Re: S32K358 HSE Random Number Generation based on AUTOSAR drivers Hi @viktorfellinger  I'm creating an example for you. Meanwhile, can you let me know that: 1. How often do you get this issue? Does it alsway happen or sporadic 2. Value of pRequest and pHseSrvDesc when call to Hse_Ip_ServiceRequest() Could you try to increase Timeout value in pRequest to see if it can pass this issue? Re: S32K358 HSE Random Number Generation based on AUTOSAR drivers Hi @viktorfellinger  Do you get any feedback? If there's no update then I would like to close this topic. Customer later can raise another question then you can mention again to this topic
View full article
S32K3 FPU INF 和 NaN 异常 你好、 我正在尝试为 S32K314 芯片上的 FPU 设置例外情况,但我无法弄清楚如何捕捉某些情况。 1) 我试图捕捉溢出和导致 INF 的操作。但是,当 INF 是输入之一时,它会将输出设置为 INF,但不会设置任何标志。如何使用异常捕获以 INF 为输入之一的操作? 2) 我正试图使用异常捕获所有 NaNs(静噪和信号)。显然,我可以捕捉 SNaN,但如何使用异常捕捉 QNaN 呢?或者,我怎样才能让所有 NaNs 都是 SNaNs,或者让我捕捉到所有 NaNs。 谢谢、 约翰 Re: S32K3 FPU Exceptions for INF and NaN 1) INF 作为输入不会引起 IOC 或溢出,因为根据 IEEE-754 标准,它被认为是有效的。 对 INF 的操作可能无效: INF - INF → 无效,结果 = NaN(IOC 集)。 INF × 0 → 无效,结果 = NaN(IOC 设置)。 2)QNaN 不会引发异常;它们会静默传播。只有 SNaN 会引发无效操作条件。
View full article
LWIP - S32G 中的 TCP/IP 协议栈 你好, 我目前想在 S32G-VNP-RDB2 板 SJA1110 交换机中配置 IPv6 这个 TCP/IP 堆栈包含 在 TCP/IP 堆栈中目前我使用的是 2.1.2版本 Netiface -- ENABLE IPv6 IP 网络 -- 为 IPv6 添加了基本配置 我正在尝试创建一个链接本地地址,我应该能够在任何需要的地方使用这个 IPv6 地址。下面是需要与此代码连接的代码,这样我就可以从交换机 1 的任何端口 ping IP 地址。 ip6_addr_t ipaddr_v6; s8_t chosen_idx; IP6_ADDR(&ipaddr_v6, PP_HTONL(0xFE800000), PP_HTONL(0x0), PP_HTONL(0x3DD79303), PP_HTONL(0x126c0df0)); netif_add_ip6_address(&netif, &ipaddr_v6, &chosen_idx); netif.ip6_addr_state[chosen_idx] = IP6_ADDR_VALID; 那么需要在哪里进行集成 在 TCP/IP 协议栈中还需要做哪些更改 阿特金森 敬上 Re: LWIP - TCP/IP stack in S32G 您好@chenyin_h 事实上,您所附的 TCP/IP 协议栈图像显示的是 2.0.0,但目前我使用的是 1.4.0。 显示为"S32G TCPIP STACK 1.0.4 D2310 示例项目". 因此,我想我需要将 TCP/IP 协议栈 2.0.0 ,请为我导航,我在哪里可以找到您在片段 中共享的 TCP/IP 文件? Atkinson Re: LWIP - TCP/IP stack in S32G 你好,@阿特金森 感谢您的回复。 1.由于软件管理器页面上没有该软件,也许它尚未公开,我建议首先使用 1.0.4 版。版本。 2.1.0.4 是 S32G TCP/IP 协议栈的内部版本,而不是 lwIP 的版本,使用的 lwIP 是 2.1.3、可以满足您的要求 BR 切宁 Re: LWIP - TCP/IP stack in S32G 嗨 @chenyin_h 谢谢你的回复!! 目前我能看到我的 TCP/IP 堆栈版本是 1.4.0 你显示的 TCP/IP 堆栈的图片是 2.0.0 版 汽车软件包管理器 | 恩智浦半导体 我在这里查看了 S32G2 平台的最大容量为 1.4.0 对于 IPv6 它至少需要 2.0.0 或更高版本。那么我在哪里可以找到软件包? 在内置 IPv6 之后你能详细说明一下吗。 在这种情况下,我们如何检查分配给该端口的 MAC 地址,更改 MAC 地址并深入配置? Atkinson Re: LWIP - TCP/IP stack in S32G 你好,@阿特金森 感谢您的回复。 1.好吧,我建议使用基于 GMAC 的 lwIP 演示,PFE 演示已经过时了,而且依赖关系也不好找。 可从以下页面找到 RDB2 的 lwIP 演示(GMAC)。 要获得它,您可能需要将恩智浦账户中恩智浦配置的 S32G TCPIP 堆栈和 FreeRTOS 软件包安装到您的 S32DS 中,安装后,请按: 然后,您就可以找到我提到的演示。 2.默认设置为 IPv4 地址,当前演示可能不直接支持 IPv6。但我认为 IPv6 可能是支持的,因为它只与堆栈本身有关,您可能需要在 lwIP 中启用它,并测试是否存在问题。 BR 切宁 Re: LWIP - TCP/IP stack in S32G 你好@chenyin_h 1.)GMAC 端口有一个 lwIP 演示。PFE 端口也有一个旧的演示。 您能分享这两个实现吗?LWIP 堆栈在这里扮演什么角色? 2.)从描述来看。看来你想使用 SJA1110 端口通过 LwIP 与其他网络设备通信? 实际上,我想介绍包括 IPv6 在内的 lwip 堆栈的基本功能,所以我想在任一 SJA1110/S32G 中测试其可行性。 因此,基本上我想使用 IPv6 来传输 ping 信息或数据。 Atkinson Re: LWIP - TCP/IP stack in S32G 你好,@阿特金森 谢谢您的帖子。 从 S32G 正式软件的角度来看,GMAC 端口有一个 lwIP 演示。PFE 端口也有一个旧的演示版,但不能用于最新版本的软件组合。对于 RDB2 的 SJA1110 端口,没有直接的示例/演示。 从描述来看看来你想使用 SJA1110 端口通过 LwIP 与其他网络设备通信? BR 切宁 Re: LWIP - TCP/IP stack in S32G 你好,@阿特金森 感谢您的回复。 您可以在恩智浦账户中查看是否可用,如果仍然不可用,可能是您的恩智浦账户尚未公开。 如前所述,1.0.4/2.0.0 是" S32GTCPIP STACK" 的版本号,而该协议栈基本上基于 lwIP2.1.3或更新的版本,因此我认为使用 1.0.4您提到的" S32GTCPIP STACK" 版本仍然符合您的要求。 BR 切宁 Re: LWIP - TCP/IP stack in S32G @Atkinson你能否更新一下你是否能在 s32g 上用 lwip 运行 tcpip,以及如何运行的? 🙂
View full article
MCSPTR2AK396 套件 你好,我知道这个套件包括逻辑板和驱动板。我这里有一个控制器,想用它来控制驱动板。我的问题是:该套件中的驱动板接口是否支持使用杜邦电线连接到我自己的控制器?我的控制器与杜邦电线兼容。 Re: MCSPTR2AK396 kit 感谢您关注我们的产品并为我们的社区做出贡献。 在 MCSPTR2AK396 页面,您可以获取设计文件(包括 BOM),查看您提到的特定连接器。 另一方面,要将其他控制器板连接到反向器板,我们建议使用 S32SDEV-CON18,有关更多详细信息,请参阅以下文章的图 2.3.1 硬件设置: https://community.nxp.com/t5/NXP-Model-Based-Design-Tools/PMSM-Motor-Control-Application-for-S32K396-with-MBDT-and-Custom/ta-p/1830976 希望这些信息对您有所帮助
View full article
MPC555LF8MZP40 こんにちは。(MPC555XX) がリストされているマルチプログラマーを持っています。MPC555LF8MZP40 を読み書きする必要があります。これまでにこれをやったことがある人はいますか? Re: MPC555LF8MZP40 USB-ML-UNIVERSAL-FX は、独自のプログラミング SW を使用してフラッシュできるはずです。 https://www.pemicro.com/products/product_viewDetails.cfm?product_id=15320180&productTab=5051 PeMicro サポートに相談することをお勧めします。 https://www.pemicro.com/support/index.cfm 歴史的には、以下のCodewarriorバージョンでサポートされています。 https://www.nxp.com/design/design-center/software/development-software/codewarrior-development-tools/codewarrior-legacy/codewarrior-development-studio-for-mpc5xx-classic-ide-v8-7:CW-MPC5XX および CodeWarrior USB TAP BDM プローブ。 ただし、この環境では Windows XP 以前のバージョンを使用する必要があります。 Re: MPC555LF8MZP40 このプロセッサの読み取りと書き込みに使用するプログラマを教えてください。 Re: MPC555LF8MZP40 これは明らかにECUプログラミング用のツールです。製造元にお問い合わせすることをお勧めします。 残念ながら、もっと良い方法はないと思います。 Re: MPC555LF8MZP40 Xhorse マルチプログラムプログラマー Re: MPC555LF8MZP40 使用したプログラマーを指定していただけますか?
View full article
Is DDR ISSI LPDDR4 IS46LQ32K01S2A-046BLA1 compatible and supported with iMX8MPlus Processor? Hi, We are working with on a hardware with iMX8MPlus processor. We intend to use the ISSI LPDDR4 P/N IS46LQ32K01S2A-046BLA1 as the memory source.   We request a confirmation from NXP engineers that the ISSI IS46LQ32K01S2A-046BLA1 is fully compatible and validated for use with the NXP i.MX8MP processor. Adding links to members: @pradeep_t  @GOWRIPRIYA_G  Re: Is DDR ISSI LPDDR4 IS46LQ32K01S2A-046BLA1 compatible and supported with iMX8MPlus Processor? Hi @naikabhishek, Thank you for contacting NXP Support! According to our memory compatibility guide, the part number that you want to use is compatible with iMX8MP. We have validated the S46LQ32K01S2A-046BLA2 and IS43LQ32K01S2A-046BLI, according with the datasheet the part with ending A1 only changes the temperature range. Best Regards, Chavira
View full article