Multi Source Translation Content

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

Multi Source Translation Content

讨论

排序依据:
TARS_里程碑_1 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 在本视频中,您将能够看到我们为完成里程碑 1 所包含的任务而设计的电子方案。您还将能够看到传感器测量的环境参数以及通过模拟各种情况而测量的参数。 (在 “我的视频” 中查看) 2017 年 Linux 嵌入式挑战赛
查看全文
DES-N1989 ハンズオンワークショップ:SCM-i.MX 6Dual6Quadクイックスタートボードのハンズオン <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> SCM-i.MX 6Dual/6Quadに内蔵されたSPI-NORフラッシュを効果的に使用する方法をご紹介します。取り上げるトピックには、16 MB の SPI-NOR に完全に収まる Linux イメージの特性や、SPI-NOR を eMMC などの外部ブート ソースと共に活用する方法の例が含まれます。また、参加者はクイックスタートボードを使用して複数のシナリオを試すことができます。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> SCM-i.MX 6Dual/6Quadに内蔵されたSPI-NORフラッシュを効果的に使用する方法をご紹介します。取り上げるトピックには、16 MB の SPI-NOR に完全に収まる Linux イメージの特性や、SPI-NOR を eMMC などの外部ブート ソースと共に活用する方法の例が含まれます。また、参加者はクイックスタートボードを使用して複数のシナリオを試すことができます。 デザイン |ソフトウェア&サービス
查看全文
全新 Layerscape LS1028A 工业应用处理器 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Layerscape LS1028A 工业应用处理器包括支持 TSN 的以太网交换机和以太网控制器,以支持融合的 IT 和 OT 网络。两个强大的64位ARM v8内核支持工业控制的实时处理,以及物联网边缘计算的虚拟机。集成的 GPU 和 LCD 控制器支持具有下一代界面的人机界面 (HMI) 系统。 具有加密卸载功能的集成信任架构为安全的应用程序和服务提供了一个具有加密通信的可信平台。 产品页面 参考设计 关键要素 双64位ARM v8处理器,用于实时处理 对物联网边缘计算的完全虚拟化支持 面向工业TSN桥应用的TSN开关 支持TSN的以太网控制器,适用于TSN终端应用 支持集成GPU和LCD控制器的人机界面应用 信任架构是可信应用和服务的信任根本 LS1028A 将成为 NXP 15 年产品长寿计划的一部分 目标应用 工厂自动化 工艺自动化 可编程逻辑控制器 运动控制器 工业物联网网关 人机接口(HMI) QorIQ LS1设备
查看全文
AMF-AUT-T2348 - NXP 音频视频桥接 (AVB) 堆栈 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 由于车辆不同端点之间的媒体、通信和 ADAS 流增加,以太网在新 OEM 平台中的应用正在加速。所需的服务质量和同步通常是通过实施音频视频桥接 (AVB) 规范或 AVB 的衍生产品来实现的。NXP 在市场上占据着独特的地位,因为我们有能力为汽车中的 AVB 提供完整的解决方案,包括端点(MPU 和 MCU)、PHY、交换机以及所需的软件堆栈。此外,软件堆栈功能齐全,包括关键但经常被遗忘的组件,例如媒体时钟恢复。了解 AVB 技术的基础知识,以及 NXP 如何帮助您在产品中部署 AVB。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 由于车辆不同端点之间的媒体、通信和 ADAS 流增加,以太网在新 OEM 平台中的应用正在加速。所需的服务质量和同步通常是通过实施音频视频桥接 (AVB) 规范或 AVB 的衍生产品来实现的。NXP 在市场上占据着独特的地位,因为我们有能力为汽车中的 AVB 提供完整的解决方案,包括端点(MPU 和 MCU)、PHY、交换机以及所需的软件堆栈。此外,软件堆栈功能齐全,包括关键但经常被遗忘的组件,例如媒体时钟恢复。了解 AVB 技术的基础知识,以及 NXP 如何帮助您在产品中部署 AVB。
查看全文
FDI3250 引导加载程序 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 基于 Future Designs LPC3250 的主板预装了 u-boot。但是,kickstart 加载程序和S1L可以安装在 Future Designs LPC3250 板上。这将允许更轻松地升级引导加载程序以及S1L提供的附加功能和性能。 安装后,kickstart 加载程序驻留在 NAND 块 0 中,并在芯片重置时通过 LPC32x0 启动 ROM 加载到 IRAM 中。加载 kickstart 加载程序后,控制权将转移到 IRAM。然后,kickstart 加载程序将S1L从块 1 和 NAND FLASH 加载到 IRAM 中。一旦S1L被加载,控制权就会转移到S1L 。CDL 引导加载程序 页面中更详细地解释了 kickstart 加载程序概念和 S1L 。 可以设置S1L在 IRAM 或 SDRAM 中加载另一个应用程序。对于 Linux,可以设置 u-boot 在地址 0x81fc0000 的 SDRAM 中加载并运行。但是,不需要S1L ,并且可以构建 kickstart 加载程序以将 u-boot 直接从 NAND FLASH 加载到 SDRAM 中。
查看全文
i.MX L3.14.52_1.1.0 GA & i.MX 6SoloX FreeRTOS GA Release Announcement [1] The Linux L3.14.52_1.1.0 GA and i.MX 6SoloX FreeRTOS release is now available on www.nxp.com Files available: # Name Description 1 fsl-yocto-L3.14.52_1.1.0-ga.tar.gz Linux 3.14.52_1.1.0 BSP documentation. 2 L3.14.52_1.1.0-ga_images_MX6QDLSOLO.tar.gz i.MX 6Quad, i.MX 6Dual, i.MX 6DualLite, i.MX 6Solo Linux Binary Demo Files 3 L3.14.52_1.1.0-ga_images_MX6SLEVK.tar.gz i.MX 6SololiteEVK Linux Binary Demo Files 4 L3.14.52_1.1.0-ga_images_MX6SXALL.tar.gz i.MX 6SoloX Linux Binary Demo Files 5 L3.14.52_1.1.0-ga_images_MX6UL.tar.gz i.MX 6UltraLite Linux Binary Demo Files 6 L3.14.52_1.1.0_ga-mfg-tools.tar.gz i.MX Manufacturing Toolkit for Linux L3.14.52 BSP 7 L3.14.52_1.1.0-ga_gpu-tools.tar.gz L3.14.52_1.1.0 i.MX VivanteVTK file 8 FreeRTOS_BSP_1.0.0_iMX6SX.exe FreeRTOS™ BSP for the i.MX 6SoloX ARM® Cortex®-M4 core. --- Windows installer 9 FreeRTOS_BSP_1.0.0_iMX6SX.tar.gz FreeRTOS™ BSP for the i.MX 6SoloX ARM® Cortex®-M4 core. --- Linux installer Target boards: i.MX 6Quad SABRE-SD Board and Platform i.MX 6DualLite SABRE-SD Board i.MX 6Quad SABRE-AI Board i.MX 6DualLite SABRE-AI Board i.MX 6SoloLite EVK Board i.MX 6SoloX SABRE-SD Board i.MX 6SoloX SABRE-AI Board i.MX 6UltraLite EVK Board What’s New: LinuxBSP New features added for all supported boards: Yocto Project upgraded to version 1.8 Fido. Supports the GCC 4.9.2 toolchain. The Linux kernel is upgraded to v3.14.52. The U-Boot is upgraded to 2015.04. New graphics features: GPU driver upgraded to Vivante v5.0.11p7.4. DirectFB support removed. XWayland support added. Last release to provide graphics software floating point binaries. New multimedia features and changes: Qt 5.5 support integrated, which supports hardware accelerated QML video. Qt 5 is not supported for SoC without hardware graphics. Qt 5 video is not supported on SoC without VPU. Video compositing plugins based on PXP are supported. GStreamer playback engine API is supported, providing high level APIs for media playback and operations. Video overlay composition meta (meta:GstVideoOverlayComposition) is supported in i.MX video sinks, convert and compositor. This feature accelerates the text image (such as subtitle, timestamp) blending with video in these plugins with hardwares. Supports the Broadcom/Murata BCM4339 Bluetooth/Wi-Fi module. FreeRTOS: Add Peripheral support: i.MX 6SoloX ADC, i.MX 6SoloX CCM, i.MX GPIO, i.MX I2C, i.MX MU, i.MX UART, i.MX WDOG, ECSPI, EPIT, FlexCAN, LEME, RDC, SEMA4 Add Multi-core communication support: RPMsg More details, please refer to formal Release Notes.
查看全文
都灵理工大学苏默里飞思卡尔杯队技术报告 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 都灵理工大学 Sumery 队飞思卡尔杯技术报告 - 2015 年 EMEA 总决赛 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 都灵理工大学 Sumery 队飞思卡尔杯技术报告 - 2015 年 EMEA 总决赛
查看全文
规则 - 2015 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 注册要求 最低技能 需要具有 C 或 Java 的使用经验。 需要具有 Linux 系统使用经验。 具有嵌入式编程经验者优先,但不是必须的。 团队 来自布加勒斯特理工大学或军事技术学院的一至三名成员。 2015年Linux嵌入式挑战赛
查看全文
下载 .sdcard使用 MFGTool 的 i.MX6sx SabreSDB 图像 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 我遵循 Yocto 培训直到任务#4 - 部署和测试......但我被困在这里。 我无法下载 .sdcard图像到我的 SD 卡。我需要先格式化它吗?它是全新的。 由于sudo dd if=core-image-base -imx6solosabresd .sdcard of=/dev/sdb1 bs=1M对我不起作用,我无法从主板上的 SD 卡启动。主板开关设置为从 SD4 卡启动。imx6solosabresd 是用于 solox 的正确 MACHINE 吗?我尝试在 local.conf 文件中设置 MACHINE=imx6sxsabersd,但收到了错误消息(任务 #2)。 这就是我想要尝试 MFGTool 的原因。我已将主板设置为从 SD3 启动,以便它可以进入“下载模式”。当我浏览 MFGTool 时,它显示没有设备连接,尽管出现了符合 HID 的供应商定义的设备。 本文件是根据以下讨论生成的:
查看全文
MagniV S12 ZVC 系列简介 - CAN 节点应用 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 本演示将向您介绍针对 CAN 节点应用的集成度最高的解决方案的功能和规格。详情请访问http://www.freescale.com/S12magniV <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 本演示将向您介绍针对 CAN 节点应用的集成度最高的解决方案的功能和规格。详情请访问http://www.freescale.com/S12magniV 概述
查看全文
EUF-ACC-T1573 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 本次会议将介绍如何区分飞思卡尔电源管理解决方案并将其连接到大多数飞思卡尔 MCU 和 MPU,以实现物联网、汽车和多市场应用中的完整系统支持。凭借针对交通运输、能源管理和楼宇控制领域工业应用的完整 MCU 工具协调策略,我们可以为您的客户提供最快的产品上市时间。演示将包括与 MCU 无关的模拟软件驱动程序的现场演示,以便在您下次拜访客户时更好地定位飞思卡尔模拟系统解决方案。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 本次会议将介绍如何区分飞思卡尔电源管理解决方案并将其连接到大多数飞思卡尔 MCU 和 MPU,以实现物联网、汽车和多市场应用中的完整系统支持。凭借针对交通运输、能源管理和楼宇控制领域工业应用的完整 MCU 工具协调策略,我们可以为您的客户提供最快的产品上市时间。演示将包括与 MCU 无关的模拟软件驱动程序的现场演示,以便在您下次拜访客户时更好地定位飞思卡尔模拟系统解决方案。
查看全文
DwF 上海 - 2015-07-14 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 汽车和联网汽车 "modifiedtitle="true"title="汽车MCU高级驾驶辅助系统(ADAS)产品和解决方案更新 设计、软件和服务 "modifiedtitle="true" title="Micron 对 Freescale 处理器的内存支持 ENEA:软件服务高科技嵌入式行业 智能工业 "modifiedtitle="true"title="动手实践:MC34931S 和 MC34932S 电机驱动器 洞察与创新 智能网络
查看全文
S32G LLCE CAN Linux Driver Test Chinese Version. 本文说明S32G LLCE CAN Linux驱动的 快速测试方法。 目录 1 参考资料 .................................................................... 2 1.1 参考资料 ................................................................. 2 1.2 版本匹配说明 .......................................................... 2 2 环境搭建 .................................................................... 3 2.1 使用Yocto编译 ........................................................ 3 2.2 使用Standalone编译 ............................................... 4 3 测试 ........................................................................... 5 3.1 硬件连接 ................................................................. 5 3.2 测试方法 ................................................................. 6 4 LLCE CAN Linux驱动说明 ......................................... 7 4.1 DTS ........................................................................ 7 4.2 源代码 .................................................................... 9 Automotive
查看全文
S32 Design Studio for ARM v2018.R1 のライセンスは既に期限切れです。 S32 Design Studio for ARM v2018.R1のライセンスは既に期限切れです。 ただし、当製品はv2018.R1のみをサポートしています。 S32DSをインストールしようとしましたが、できませんでした。 どうすればいいですか? Re: My license has already expired for S32 Design Studio for ARM v2018.R1 S32 Design Studio for ARM v2018.R1のライセンスは既に期限切れです。 ただし、当製品はv2018.R1のみをサポートしています。 S32DSをインストールしようとしましたが、またしてもできませんでした。 どうすればいいですか? Re: My license has already expired for S32 Design Studio for ARM v2018.R1 こんにちは、 私の運転免許証はすでに期限切れなのですが、延長手続きを手伝っていただけますか? その番号は: 134F-DD57-A793-2C1F よろしくお願いします。 Sam Re: My license has already expired for S32 Design Studio for ARM v2018.R1 よろしくお願いします。 S32DSを実行できました。 Re: My license has already expired for S32 Design Studio for ARM v2018.R1 こんにちは、カズタカさん S32 Design Studio v2018.R1についても、同じライセンスを延長しました。 問題は解決しました。
查看全文
2S TDM Master: Persistent 1-slot downward shift during continuous DMA streaming 1. Test Configuration I2S configured as TDM Master, DSP mode with short WS 8 slots per frame, 32-bit per slot, frame length = 256 bit Using fsl_i2s_dma driver Dual-buffer ping-pong transfer FreeRTOS task waits on a semaphore from the DMA callback, fills the buffer, then calls I2S_TxTransferSendDMA to re-submit Test data pattern: fixed 0x000Axxxx (upper 16 bits = 0x000A, lower 16 bits contain slot index and sample sequence number) 2. Persistent One-Slot Downward Shift (100% Reproducible) Logic analyzer captures show: Transmitted data is consistently shifted down by exactly one slot Data intended for Slot 0 appears in the physical Slot 1 position Data intended for Slot 1 appears in the physical Slot 2 position By extension, data intended for Slot 7 appears in Slot 0 of the next frame (or is lost) This shift is stable after the stream starts; it does not drift further over time and remains a fixed 1-slot offset 3. Startup Data Misalignment (Intermittent) The logic analyzer occasionally observes: After the WS frame sync pulse, the DATA line remains at low level (all zeros) for a period After a blank interval of 1~3 frames, valid test data suddenly appears Once the blank interval ends, the data still exhibits the 1-slot offset described in item 2 Audio(PDM | I2S | SAI) Re: 2S TDM Master: Persistent 1-slot downward shift during continuous DMA streaming Hello @Xanderwangx , Thank you for your post. Could you please let us know which NXP MCU you are using? Also, are you working with one of our evaluation boards or a custom board? Are you using the SDK example code, or is this based on your own implementation? If it is your own code, would you be able to share it with us for further analysis? BR Celeste Re: 2S TDM Master: Persistent 1-slot downward shift during continuous DMA streaming Hello @Xanderwangx , Thank you for your reply. However, the RT family is not within my support scope. I mainly support MCX and Kinetis family. Also, this is MCX channel, not for RT product. Could you please create a new post under i.MX RT Crossover MCUs - NXP Community? The RT support team will be able to assist you there. BR Celeste Re: 2S TDM Master: Persistent 1-slot downward shift during continuous DMA streaming MCU: MIMXRT685-EVK (i.MX RT685) Board: Custom product board based on RT685. I am using Loop DMA mode with ping-pong buffers. The DMA is configured with I2S_TransferSendLoopDMA() using 2 descriptors. In the DMA callback, I fill the next buffer and the loop continues automatically. void I2S1_TDM_Init(void) { I2S_Type *base = I2S1; /* I2S Configuration */ i2s_config_t cfg; I2S_TxGetDefaultConfig(&cfg); cfg.masterSlave = kI2S_MasterSlaveNormalMaster; cfg.mode = kI2S_ModeDspWsShort; /* TDM = DSP mode */ cfg.divider = 24576000 / (TDM_SAMPLE_RATE * TDM_SLOT_NUM * TDM_SLOT_WIDTH); cfg.dataLength = TDM_SLOT_WIDTH; /* 32-bit */ cfg.frameLength = TDM_FRAME_LENGTH; /* 256-bit */ cfg.oneChannel = false; cfg.position = 0; cfg.wsPol = true; /* DSP A or B */ I2S_TxInit(base, &cfg); /* Enable 8 slots (Primary + 3 Secondary Channels) */ /* Note: Using 4 channels to cover 8 slots with 32-bit data */ I2S_EnableSecondaryChannel(base, kI2S_SecondaryChannel1, false, 32 * 2); I2S_EnableSecondaryChannel(base, kI2S_SecondaryChannel2, false, 32 * 4); I2S_EnableSecondaryChannel(base, kI2S_SecondaryChannel3, false, 32 * 6); /* DMA Loop Transfer Setup */ DMA_Init(DMA0); DMA_EnableChannel(DMA0, I2S_TX_DMA_CH); DMA_SetChannelPriority(DMA0, I2S_TX_DMA_CH, kDMA_ChannelPriority3); DMA_CreateHandle(&dma_handle, DMA0, I2S_TX_DMA_CH); I2S_TxTransferCreateHandleDMA(base, &i2s_handle, &dma_handle, I2S1_Callback, tdm_xfer); I2S_TransferInstallLoopDMADescriptorMemory(&i2s_handle, tdm_desc, 2); if (I2S_TransferSendLoopDMA(base, &i2s_handle, &tdm_xfer[0], 2) != kStatus_Success) { while (1); /* Fails if TDM_FRAMES * 8 > DMA_MAX_TRANSFER_COUNT(1024) */ } } The slot offset is random across power cycles, not fixed.I also tried disable interrupts before and after the DMA transfer to force synchronization, but slot misalignment still occurs. Does I2S_TransferSendLoopDMA() guarantee frame-aligned DMA startup on RT685? If not, how to force alignment to WS boundary? i.MX-RT600 
查看全文
S32K3 在不阻塞的情况下测量 PWM 占空比 (emiOS ICU IPWM) 你好, 仅供参考- 我正在使用 emiOS 的 ICU 通道来测量 IPWM 模式下不同的 PWM 占空比。我目前能够成功地以 " 阻塞 " 方式测量占空比。 我的输入从 100% 占空比(实际上没有 PWM)过渡到我需要测量的给定占空比的 PWM 信号。 我的 .mex配置如下 我的示例代码如下 虽然这种方法可行,但我更倾向于启动一次信号测量,并定期调用Emios_Icu_Ip_GetDutyCycleValues(),而无需调用 Emios_Icu_Ip_StopSignalMeasurement(),以避免在测量完成之前被阻塞。另外,如果在测量完成时有一个中断被触发,对我来说也是可行的。 我最初只尝试调用 emios_ICU_IP_startSignalMeasuremeasum (),然后定期调用 emios_ICU_IP_getdutyCycleValues ()(每 1 秒,而 PWM 频率为 1kHz),但是数据不准确。 据我了解,SAIC 更适合不同的 PWM 信号(我认为这适合我的用例),但我想我也可以使用 IPWM,因为测量读数会延迟。我不介意返回的结果是否会稍微延迟或过时几毫秒,因为我预计占空比不会发生快速变化,而且频率将保持不变。 如果有人能澄清如何使用IPWM实现这一目标,或者我只能通过SAIC实现这一点,那就太好了。 谢谢 Re: S32K3 measuring PWM duty cycle (eMIOS ICU IPWM) without blocking 你好 您遇到的问题是 S32K3 上 eMIOS ICU IPWM 模式的一个已知限制: IPWM 本身是 "基于测量窗口 "的,而不是连续的,因此在不重启/关闭测量的情况下定期读取会导致过期或部分更新的值。 IPWM 不是为不同步的定期轮询而设计的 您必须: 使用中断通知,或 读数前重新开始测量,或 转用 SAIC 实现真正的无阻塞连续测量 顺祝商祺! Peter
查看全文
SE050E2HQ1/Z01Z3Z 的电容和铁氧体磁珠要求 您好,NXP团队, 我们在定制设计板中使用安全元件 P/N:SE050E2HQ1/Z01Z3Z。 在审查参考设计板 OM-SE050ARD 时,我们几乎没有什么顾虑,如下所示 1.是否严格要求在 VIN (12)、VOUT (15)、VCC (18)引脚上使用阻抗为 330 欧姆、频率为 100 MHz 的 P/N: BLM21PG331SN1D铁氧体磁珠? 2.我们是否还需要在 VSS (19) 引脚上添加铁氧体磁珠? 3.是否需要使用 0.033uF 电容或者我们可以使用 100nF 电容? 谢谢! Re: Capacitor and Ferrite Bead requirement for SE050E2HQ1/Z01Z3Z 你好@kadamm 希望你一切顺利。 铁氧体磁珠主要与双接口操作(由非接触式接口提供)有关,以实现正确的电磁兼容性。 关于电容,您是否正在考虑只使用一个(共享)100nF 电容?如果是这样,我相信应该不会有什么大的不便。 Eduardo。 Re: Capacitor and Ferrite Bead requirement for SE050E2HQ1/Z01Z3Z 你好,爱德华多、 我们的设计没有采用 ISO 14443 或 ISO 7816 接口。因此,我们计划直接连接 VIN、VCC、VOUT 和 GND 引脚,而不使用铁氧体磁珠。此外,我们在引脚上放置一个 0.1 µF 电容以进行解耦。请问这种方法是否合适?   谢谢!
查看全文
CAN HDL 示例 你好, 我使用的是 S32K358 172Q 主板和 AUTOSAR RTD 3.0 以及 S32 设计工作室 3.6.0。 I 我一直在研究恩智浦 S32K358 上的 CAN HLD 驱动程序组件示例,并成功运行了环回模式。现在我试图切换到正常模式,并使用 PCAN-USB 适配器与 PCAN-View 进行通信,但没有看到任何信息。 我将波特率设置为 500 kbps。 CAN 硬件通道设置为 FLEXCAN_4。 并从配置中禁用环回模式。 我在这里附上项目文件夹以供参考。期待答复。 我从 PCAN-View 传输了 CAN 信息,并使用示波器观察 CAN 线路上的信号。总线上存在信号,这证实了PCAN端工作正常,PCAN适配器工作正常。但是在板方面,我们没有收到任何消息。我还逐针测量了连接。看来一切都连接正常
查看全文
Example S32K344 EMAC lwIP FreeRTOS MRCANHUB S32DS 3.6.1 RTD600 * Detailed Description: * Updated the example lwip_FreeRTOS_s32K344 to enable pinging the lwIP stack from the command window * *ping 192.168.0.209 * *Pinging 192.168.0.209 with 32 bytes of data: *Reply from 192.168.0.209: bytes=32 time=2ms TTL=255 *Reply from 192.168.0.209: bytes=32 time=1ms TTL=255 *Reply from 192.168.0.209: bytes=32 time=1ms TTL=255 *Reply from 192.168.0.209: bytes=32 time=1ms TTL=255 * *Ping statistics for 192.168.0.209: * Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), *Approximate round trip times in milli-seconds: * Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms * * * EVB: * - All jumpers in default positions. * * Configuration: * - Updated pin configuration * - Modified FXOSC, PLLAUX + dividers * - Platform: added EMAC_0_IRQn interrupt * - IP address set to 192.168.0.209 and enabled UDP_ECHO, etc. * - Added DIO * * main.c * - Updated only the header * device.c * - No updates * test.c * - Commented out the code that shuts down the TCP/IP stack after its predefined timeout * - Added LED task * * ------------------------------------------------------------------------------------------------ * Test HW: MR-CANHUBK344 * MCU: S32K344 * Debugger: Lauterbach Trace32 * Target: internal_FLASH * EVB connection: EMAC <-> RDDRONE-T1ADAPT <-> USB-to-Ethernet adapter <-> Laptop DELL, Windows 11
查看全文
S32K312MINI-EVB Segger JTAG-SWD接続エラー こんにちは、S32K312MINi EVBを持っています。SWD/JTAG経由でこれをプログラムしようとしています(opesdaが搭載されていることは知っていますが、私のカスタムPCB設計には搭載されません)。 接続しようとすると、次のエラーが表示されます。 不明なSDA AP IDが検出されました: 0xFFFFFFFF 不明なSDA AP IDが検出されました: 0xFFFFFFFF InitTarget() 終了 - 1.09秒かかりました ****** エラー: J-Link スクリプトファイル関数 InitTarget() がエラーコード -1 を返しました   R0と消去を試しましたが、うまくいきませんでした Re: S32K312MINI-EVB Segger Jtag-SWD connection error こんにちは、 ご返信ありがとうございます。 Seggerソフトウェアの最新バージョンを使用していますが、vrefが3.3Vになっているのを確認しています。 ピンもテストしましたが、配線は正しいです。リセットボタンは、複数のテスト段階において押し続けられました。 JTAGも、チップとの接続に失敗したというエラーコードを出力しています。 速度を落とそうともしましたが、効果がないようです。 PC上でS32用のjlinkscriptを探してみましたが、見つかりませんでした。どこにあるのでしょうか? Re: S32K312MINI-EVB Segger Jtag-SWD connection error こんにちは、 エラー: J-Link スクリプトファイル関数 InitTarget() がエラーコード -1 を返しました。 J-LinkはターゲットMCUの初期化手順を正常に実行できず、初期化スクリプト(InitTarget())が失敗しました。 初期化に失敗したため、デバッガーはデバイスと通信できません。 このメッセージは、J-Linkが接続のごく初期段階でDAP(デバッグアクセスポート)にアクセスできない場合に表示されます。 「不明なSDA AP IDが検出されました: 0xFFFFFFFF」 InitTarget() 関数は、SEGGER が使用する J-Link スクリプト ファイル (.JLinkScript) の一部です。 時計を設定する デバッグインターフェースを起動する MEM-AP / AHB-AP の設定 デバイス固有の設定を実行する デバッグに必要なアクセスが失敗した場合、SEGGER はスクリプトを中止し、エラー -1 を返します。 解決策の概要 J-Linkソフトウェアをアップデートする SEGGER社はS32K31xのアルゴリズムにバグがあることを確認した。 J-LinkへのVTref(3.3V)を確認してください。 VTrefが欠落しているため、AP ID = 0xFFFFFFFF → InitTargetが失敗します。 SWD配線を確認する SWD_DIO、SWD_CLK、RESET、およびGNDが正しく接続されていることを確認してください。 リセットして接続し、SWD速度を下げてください。 ファームウェアがピンを早期に再構成してくれると助かります。 SWDモードの代わりにJTAGモードを試してください 同様のNXPデバッグエラーで提案された解決策です。 よろしくお願いします、 ピーター
查看全文