2342194_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2342194_ja-JP

2342194_ja-JP

S32K312MINI-EVB Segger JTAG-SWD接続エラー

こんにちは、S32K312MINi EVBを持っています。SWD/JTAG経由でこれをプログラムしようとしています(opesdaが搭載されていることは知っていますが、私のカスタムPCB設計には搭載されません)。


接続しようとすると、次のエラーが表示されます。

不明なSDA AP IDが検出されました: 0xFFFFFFFF
不明なSDA AP IDが検出されました: 0xFFFFFFFF
InitTarget() 終了 - 1.09秒かかりました

****** エラー: J-Link スクリプトファイル関数 InitTarget() がエラーコード -1 を返しました

 

Screenshot 2026-03-30 151042.png


R0と消去を試しましたが、うまくいきませんでした

Re: S32K312MINI-EVB Segger Jtag-SWD connection error

こんにちは、


ご返信ありがとうございます。


Seggerソフトウェアの最新バージョンを使用していますが、vrefが3.3Vになっているのを確認しています。

ピンもテストしましたが、配線は正しいです。リセットボタンは、複数のテスト段階において押し続けられました。


JTAGも、チップとの接続に失敗したというエラーコードを出力しています。


速度を落とそうともしましたが、効果がないようです。


PC上でS32用のjlinkscriptを探してみましたが、見つかりませんでした。どこにあるのでしょうか?

Re: S32K312MINI-EVB Segger Jtag-SWD connection error

こんにちは、

エラー: J-Link スクリプトファイル関数 InitTarget() がエラーコード -1 を返しました。

J-LinkはターゲットMCUの初期化手順を正常に実行できず、初期化スクリプト(InitTarget())が失敗しました。
初期化に失敗したため、デバッガーはデバイスと通信できません。

このメッセージは、J-Linkが接続のごく初期段階でDAP(デバッグアクセスポート)にアクセスできない場合に表示されます。

「不明なSDA AP IDが検出されました: 0xFFFFFFFF」

InitTarget() 関数は、SEGGER が使用する J-Link スクリプト ファイル (.JLinkScript) の一部です。

  • 時計を設定する
  • デバッグインターフェースを起動する
  • MEM-AP / AHB-AP の設定
  • デバイス固有の設定を実行する

デバッグに必要なアクセスが失敗した場合、SEGGER はスクリプトを中止し、エラー -1 を返します。

解決策の概要

J-Linkソフトウェアをアップデートする
SEGGER社はS32K31xのアルゴリズムにバグがあることを確認した。

J-LinkへのVTref(3.3V)を確認してください。
VTrefが欠落しているため、AP ID = 0xFFFFFFFF → InitTargetが失敗します。

SWD配線を確認する
SWD_DIO、SWD_CLK、RESET、およびGNDが正しく接続されていることを確認してください。

リセットして接続し、SWD速度を下げてください。
ファームウェアがピンを早期に再構成してくれると助かります。

SWDモードの代わりにJTAGモードを試してください
同様のNXPデバッグエラーで提案された解決策です。

よろしくお願いします、
ピーター



Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎04-02-2026 03:30 AM
Updated by: