Wandboard - フリースケールi.MX6 Cortex-A9プロセッサを搭載した超低消費電力、高性能、低コストの開発ボード <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
Wandboardは 、新しい近日発売予定のFreescale i.MX6 Cortex-A9プロセッサをベースにした高性能マルチメディア機能を備えた超低電力の完全なコンピュータで、まばゆいばかりの1GHzプロセッサ、HDMIディスプレイインターフェイス、ギガビットイーサネットが付属しています。Wandboard(Wandboard DUAL)のデュアルコアバージョンは、1GBのメモリを搭載するだけでなく、Wi-FiとBluetoothも搭載しています。 Wandboard Solo Wandboard Dual プロセッサ フリースケールi.MX6 Solo フリースケールi.MX6 Duallite Cores Cortex-A9シングルコア Cortex-A9デュアルコア メモリ 512 MB DDR3 1 GB DDR3 オーディオ • • オプティカル S/PDIF • • HDMI • • カメラ・インターフェース • • microSDカード・スロット 2 2 シリアルポート • • 拡張ヘッダー • • USB • • USB OTG • • SATAコネクタ 入力されていません 入力されていません Gigabit LAN • • WI-FI(802.11n) • Bluetooth • 69米ドル 89米ドル www.wandboard.org 担当者 :
[email protected] 全般 Re:Wandboard - フリースケールi.MX6 Cortex-A9プロセッサを搭載した超低電力高性能低コスト開発ボード <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
こんにちは、Wanboard Quad BoardにはいくつのPCBレイヤーがあるのか知りたいのですが?私はただ将来のカスタム開発に関連して興味がありますか?どなたかこの情報を持っていただけると幸いです。 Re:Wandboard - フリースケールi.MX6 Cortex-A9プロセッサを搭載した超低電力高性能低コスト開発ボード <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
hi, 私はこのボードをTenet Technetronics.itsから入手しました.それはうまく動作し、Jelly BeanとUbuntuはこのボード上でスムーズに実行されています。