最新のCLRC663用NFCリーダーライブラリは、LPCXpresso1769およびFRDM-K82ボードのみをサポートしているため、ライブラリを他のホストコントローラーに移植する場合は、最初にカスタムボードを作成するか、OM26630FDKを使用して https://www.nxp.com/docs/en/training-reference-material/NFC-READER-K64F.pdf?fsrch=1&sr=3&pageNum=1 で説明されている手順に従ってハードウェアを少し変更する必要がありますフロントエンドボードをホストコントローラーボードに接続しますが、今日は別の方法について説明します。
CLEV663B Blueboardは純粋なNFCフロントエンドボードであり、LPC1769に限定されないLPCXpressoボードとの接続をサポートしており、OM26630FDKとの主な違いはリーダーICであり、これはCLRC663 CLRC663プラスではありませんが、幸いなことにピンツーピン互換性があるため、CLRC663プラスに交換して、そのボードを移植目的で使用する可能性があります。
以前は:
後:
私の下手なはんだ付け技術を許してください...
この新しいボードとLPC1769 Xpressoボードを使用すると、NfcrdlibEx1_BasicDiscoveryLoopデモなどの最新の5.12 NFCリーダーライブラリを実行できます。ただし、次の問題が発生する可能性があります。
これは、ver 5.12 で別の IO ピン セットを使用してリーダー IC に接続し、Board_Lpc1769Rc663.h のピン定義を変更するためですこの問題を解決できます。
最終結果は次のとおりです。
NFCリーダーライブラリver4.03を使用して、CLEV663BやLPC1769Xpressoなどのハードウェアをテストしてから、CLRC663プラスに置き換えることをお勧めします、そしてあなたが知っている、CLEV663B BlueboardはちょうどCLRC663用に最適化されているので、マッチング回路はCLRC663プラスに最適ではありません、デモを実行するのに十分です、したがって、移植が成功したかどうかを知ることができます、 ただし、CLRC663 Plusで最高のパフォーマンスを発揮したい場合は、アンテナのチューニングをやり直す必要があり、そのトピックの詳細については https://community.nxp.com/docs/DOC-335545 を参照してください。