Multi Source Translation Content

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

Multi Source Translation Content

ディスカッション

ソート順:
为 i.MX6 构建 Linphone Android <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Linphone 是一款网络电话或 IP 语音电话 (VoIP)。 使用 Linphone,您可以通过互联网与人们自由交流,包括语音、视频和文本即时消息。 Linphone 使用SIP 协议,这是互联网电话的开放标准。您可以将 Linphone与任何 SIP VoIP 运营商一起使用,包括我们的免费 SIP 音频/视频服务。 Linphone 是免费软件(或开源软件),您可以自由下载和重新分发它。 Linphone 适用于台式电脑:Linux、Windows、Mac OSX,也适用于手机:Android、iPhone、Blackberry。 Linphone-android 是一个很好的例子,展示了基于 Android SDK 的 Java 代码与原生 CODEC、网络协议的集成。不像 XBMC-Android 那样几乎完全是 c++/c 项目。 执行以下步骤来构建 linphone-android 项目: 1. git clone git://git.linphone.org/linphone-android.git --recursive 2. sudo apt-get install autoconf automake libtool pkg-config 3. “cd” 到“git clone”的根目录:cd /home/user/linphne-android // git 的 linphone-android 所在位置 4. export PATH=/home/user/android-ndk:$PATH //您的 android-ndk、android-sdk 工具、platform-tools 和 ANT 存储在何处。 例如在我的 PC 上。      export PATH=/home/alanz/android-ndk-r8d:/home/alanz/android-sdk-linux/tools:/home/alanz/android-sdk-linux/platform-     tools:/home/alanz/bin/apache-ant-1.8.4/bin:$PATH 注意:PATH 包含 ndk、sdk 和 ant。 5.确保网络正常,然后在linphone-android根目录下执行“./prepare_sources.sh” 6.然后执行“/home/alanz/android-ndk-r8d/ndk-build”,需要等待一段时间才能完成 7.按照以下示例修改Makefile,进行相应修改。      NDK_PATH=/home/alanz/android-ndk-r8d      SDK_PATH=/home/alanz/android-sdk-linux/tools SDK_PLATFORM_TOOLS_PATH=/home/alanz/android-sdk-linux/platform-tools      ..................... 生成库: $(NDK_PATH)/ndk-build .......(删除此命令行末尾的 -j$(NUMCPUS)) 8.执行“make”,完成后,可以在bin/子目录下找到apk文件。 Android i.MX53 i.MX6DL i.MX6 四核 回复:为 i.MX6 构建 Linphone Android <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hi, 有人知道我们是否可以使用 i.MX6 来设计模拟电话适配器吗?我们需要在 i.MX6D 上实现什么样的软件应用程序? 回复:为 i.MX6 构建 Linphone Android <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 它将不会使用 VPU。您必须编写一个使用硬件编码器的插件。您可以尝试使用 gstreamer appsrc 插件并将其与新的 mediastreamer2 插件结合使用 回复:为 i.MX6 构建 Linphone Android <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 有没有使用 CPU 硬件编码器的 Android 版 Linphone? 如果我在 imx53 或 imx6 上使用它,它会使用 VPU 吗? 回复:为 i.MX6 构建 Linphone Android <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 最新的 linphone-android 源中没有prepare_sources.sh文件。我能够根据 linphone-android git 源的 README 说明构建 linphone,并在 Android 手机上运行它,它可以正常工作 回复:为 i.MX6 构建 Linphone Android <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好,谢谢你的帮助,但是我在执行“./prepare_sources.sh”的第 5 步时遇到了以下错误 =========================================================================== cp ./patch_pic.diff SILK_SDK_SRC_v1.0.9/SILK_SDK_SRC_ARM_v1.0.9 cd SILK_SDK_SRC_v1.0.9/SILK_SDK_SRC_ARM_v1.0.9 && /usr/bin/patch -p0 < patch_pic.diff 修补文件 Makefile 帅哥#1 在 26 岁时失败了。 1/1 块失败 - 将拒绝保存到文件 Makefile.rej Makefile:420:目标“SILK_SDK_SRC_v1.0.9/SILK_SDK_SRC_ARM_v1.0.9”的配方失败 制作:*** [SILK_SDK_SRC_v1.0.9/SILK_SDK_SRC_ARM_v1.0.9]错误 1 SILK 音频插件准备状态失败。 ./prepare_sources.sh: 第 41 行:xxd:未找到命令 ./prepare_sources.sh: 第 47 行:xxd:未找到命令 ===================================================================== 主要问题是,当出现这些错误时,我完成所有步骤并继续前进并在 eclipse 中导入代码,运行然后我在 GCMRegister 类中得到 java.lang.NoClassDefFoundException,如果我注释此代码,则 LinphoneActivity.java 也会出现同样的错误。请指导我如何摆脱此错误并成功运行和测试此代码。提前致谢。
記事全体を表示
i.MX6 デザインでの PMIC PF0100 バックフィードの防止 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> フリースケールのPF0100 PMICは、MX6の関連するI2C電源と同じ電源にVDDIO電源を接続する必要があります。 i.MX6 SABRE-AI自動車開発プラットフォームに従ってVDDIOが配線されている場合、電源投入時に瞬間的なオンチップスニークパスがあります。その結果、I2C電源レールのP3V3_DELAYEDは、I2Cポートを介したP3V3からのバックフィードにより、早期に上昇します。 SABRE-AIでは、P3V3はP3V3_DELAYEDの前に電源が入ることに注意してください。 既存のSABRE-AI設計:PF0100 VDDIOはP3V3に配線されています。 大量生産のための是正措置:PF0100 VDDIOをP3V3_DELAYEDに配線します。MX6 (NVCC_EIM0 および NVCC_GPIO) の関連する I2C 電源と同じ電源。 検査結果を添付します。 i.MX6_All i.MX6DL i.MX6Dual i.MX6Quad i.MX6S i.MX6SL
記事全体を表示
eIQ ML 软件诊所 - 实验室和软件文件 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 请查找 eIQ for i.MX RT Software Clinic 所需的软件和文档。 附于此帖,你会发现: 更新的源代码 - eIQUpdate.exe.zip 为 eIQ 软件包添加了摄像头和 LCD 支持。 关于如何在 TensorFlow 模型上进行“迁移学习”然后在 i.MX RT 系列上运行该模型的实验室文档。 摄像头+LCD的使用是可选的。 如果有摄像头+LCD,请使用: eIQ Transfer Learning Lab - With Camera.pdf 如果没有摄像头或 LCD,请使用: eIQ Transfer Learning Lab - Without Camera.pdf 本实验室支持以下板卡: i.MXRT1050-EVKB i.MXRT1060-EVK i.MXRT1064-EVK 将任何问题发布到eIQ Software Clinic 社区。 适用于 i.MX RT 的 eIQ 机器学习软件
記事全体を表示
PCA9957 LED驱动器示例代码 **************************************************************************************************************** PCA9957 是一款菊花链 SPI 兼容的 4 线串行总线控制的 24 通道恒流LED 驱动器,针对 32 mA 红/绿/蓝/琥珀色 (RGBA) LED 的调光和闪烁进行了优化。 * 这个简单的示例代码是为 FRDM-KL25Z 自由板和 FRDM-A9957HN 评估板创建的。该代码设置PCA9957用于所有LED通道的灰度控制。 * * 连接:FRDM-KL25Z OM13513 * VDD J9-4 J9-2 * VDDIO J9-8 J9-4 * 接地 J2-14 J2-7 * MOSI J2-8 J2-4 *味噌 J2-10 J2-5 * SCLK J2-12 J2-6 * CS J2-6 J2-3 * 重置 J9-6 J9-3 **************************************************************************************************************** 评估板
記事全体を表示
基于88W8987(iMX8MN-EVK和Linux5.4.70_2.3.0)的A2DP音频配置平台) 本文将逐步介绍如何基于NXP平台和WIFI/BT芯片组配置A2DP音频应用程序。用户按照文章中的步骤操作,就可以轻松让她的基于NXP WIFI模块的A2DP音频正常工作。 验证环境 硬件平台        i.MX8MN-EVK 软件 内核版本:L5.4.70_2.3.0 rootfs:imx图像多媒体 WiFi module AW-CM358SM:NXP 88W8987芯片组 详细信息请见附件! NXP CAS-TIC无线MCU团队 Weidong Sun     OS LINUX 产品:WiFi 88W8987 协议:Wi-Fi
記事全体を表示
ls1028a スイッチでの 802.1 Qav のテスト Hello, 『Real-time Edge Software User Guide』の 4.1.4 にある ls1028ardb の TSN テストに従っていますが、スイッチの Qav を動作させることができません。スイッチは常に全伝送速度を転送します。 enetc2 を DSA ポートとして、enetc3 を標準ポートとして設定し、クラス 5 のトラフィックを enetc3 から swp5 に送信しました。swp0 では、フレームをキャプチャするために 2 番目の ls1028ardb が接続されています。enetc3 ポートで Qav を設定すると、レートは予想どおりに制限されますが、swp0 で設定すると制限されません。 $ sudo tsntool cbsset --device swp0 --tc 5 --percentage 10 マニュアルでは 2 つのストリームが言及されていますが、スイッチは干渉ストリームによるレート制限のみですか。enetcでは、上位のトラフィッククラスも設定する必要がありましたが、これはスイッチにも適用されますか。 QorIQ LS1デバイス 日時:ls1028aスイッチでの802.1 Qavのテスト ls1028a-rdbの https://github.com/nxp-qoriq/yocto-sdk.git のmickledoreブランチを使用しています。 そして実際、カットスルーが無効になっている場合、期待どおりに機能します。 ありがとうございます! 日時:ls1028aスイッチでの802.1 Qavのテスト どのバージョンのRTedgeを使用していますか?ボードLS1028ARDB? LS1028ARDB dts のデフォルト設定では、eno3 が無効になっている場合、eno2 は DSA ポートを使用します。 eno3 が有効になっている場合、デフォルトでは eno3 が DSA ポートとして使用されます。 Qavについては、cbssetを実行する前に、次のコマンドを使用してカットスルーモードを無効にする必要があります。 tsntool ctset --device swp0 --queue_stat 0x0 感謝。
記事全体を表示
飞思卡尔 BLE Beacon 用户指南 V1.0 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 1. Overview BLE 信标是低功耗蓝牙的常见用途,它会以一定的间隔广播广告。飞思卡尔 BLE 信标演示使用飞思卡尔 Kinetis KL16 低功耗 MCU 和 EMC EM9301 蓝牙控制器实现信标参考设计。飞思卡尔 BLE 信标具有低功耗的特点,平均功耗为 50uA,间隔为 600ms。 Freescale Kinetis KL16通过SPI接口与EM9301配合。 查看附件以了解更多信息
記事全体を表示
eIQのよくある質問(FAQ) このドキュメントの最新版については、こちらをご覧ください https://community.nxp.com/t5/eIQ-Machine-Learning-Software/eIQ-FAQ/ta-p/1099741  i.MX 8 i.MX RT Re: eIQのよくある質問(FAQ) Hi, これは、オブジェクト検出用のeIQツールV1.8に必要なソフトウェアのインストールです Ubuntu 20.04バージョンで使用 #IMX8MP #IMX93         Re: eIQのよくある質問(FAQ) Hi, eIQツールキットV 1.8用 モデルのデプロイとモデルの検証の手順は何ですか IMX8MPLUS#IMX93 @joanxie  Re: eIQのよくある質問(FAQ) Hi.. eIQツールキットV 1.8用 1. すべての画像を一度に拡張する可能性はありますか、それとも次々に行うべきですか。もしそうなら、解決策は何ですか IMX8MPLUS#IMX93 @joanxie  Re: eIQのよくある質問(FAQ) Hi.. eIQツールキットに疑問があります...使い方の手順を言えますか 1.データセットをインポートした後、デプロイする方法 2.どのソフトウェアをインストールする必要がありますか 3. ボードの接続方法とテスト方法 #IMX8MPLUS #IMX93 @joanxie @_asif_muhammed_ 
記事全体を表示
NXPの開発プラットフォームを使用してレーダーでオブジェクトを検出する方法 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このビデオでは、NXPのモデルベースデザインツールボックス(RADAR)を使用して、レーダーの前方にあるオブジェクト、それらまでの距離、およびそれらの相対速度を検出する方法を示します。   注:中国の視聴者は、この リンクを使用してYOUKUでビデオを見ることができます 注意:中国观众可以使用此链接观看YOUKU上的视频 (マイビデオで視聴)
記事全体を表示
MPL3115A2とMPL3115A2Sの違い Hello, MPL3115A2とMPL3115A2Sの違いは何ですか? データシートが同一に見えるため、参照に変更がある理由がわかりません。 よろしくお願いいたします。 Re:MPL3115A2とMPL3115A2Sの違い Dear CL_ENVEA, はい、これは正しいです。同じコンポーネントです。他のお客様のご都合のために、ここに回答を掲載していただきありがとうございます。 よろしくお願いします、 Jozef Re:MPL3115A2とMPL3115A2Sの違い テクニカルサポートからすぐに返事が来ました:100%互換性があり、新しいファブだけです
記事全体を表示
S32K344-「1ビットエラーを補正せずに検出する」の実装方法 こんにちは ファイル【S32K3xx 安全上の注意】に以下の図の記載を見ました。「1ビットエラーを補正せずに検出する」はどのように実装されていますか? よろしくお願いいたします。 Simon Re: S32K344-[1ビットエラーを補正せずに検出する]の実装方法 はい、その通りです。 Re: S32K344-[1ビットエラーを補正せずに検出する]の実装方法 Hi @davidtosenovjan  つまり、データのECCは1ビット補正であるということです。アドレスのECCは補正なしの1ビット検出ですか? よろしくお願いいたします。 Simon Re: S32K344-[1ビットエラーを補正せずに検出する]の実装方法 RM では、どの ECC SECDEC (シングル エラー訂正、ダブル エラー検出) バリアントが使用されるかは明示的に定義されていませんが、このコードがアドレスのシングル ビット エラーを検出できることは明らかです。 Re: S32K344-[1ビットエラーを補正せずに検出する]の実装方法 こんにちは すみません、これが前に紹介した写真です。 Re: S32K344-[1ビットエラーを補正せずに検出する]の実装方法 あなたが見つけた数字を指摘していただけますか?
記事全体を表示
NXPNCI-KDS_Example_KSDK2.2 移植ガイド <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> この移植ガイドはFRDM-K82F用であり、KSDK 2.2でサポートされている他のプラットフォームにも使用できます。 リリースされたNXPNCI-KDS_Example_KSDK2.2はFRDM-K64Fに基づいているため、移植する前に、FRDM-K82F用のKSDK 2.2を設定してダウンロードする必要があります。 ダウンロードする前に、Kinetis Design Studioを選択していることを確認してください。 ダウンロード後、パッケージを次のようなフォルダーに抽出します。 をクリックし、PROJECT_KSDK_PATHを次のフォルダに変更します。 プロジェクト設定を以下のように変更します。 ドライバーのフォルダ内のすべてのファイルを削除し、次のように新しいソースファイルをインポートします。 「スタートアップ」フォルダと「ユーティリティ」フォルダについても同様の手順を実行します。 boardフォルダ内のソースファイルを、次のようなksdkデモのファイルに置き換えますhello_world。 FRDM-K82Fは、NCI_IRQピンにPTC3、NCI_VENピンにPTC9、I2CインターフェースとしてPTA1とPTA2(I2C3)を使用します。したがって、board.cに定義を追加しますそして、BOARD_InitPins() を以下のように変更します。 リンカーの設定を変更する: -建てる -デバッグ設定 ●テスト結果: NFCコントローラーソリューション
記事全体を表示
eIQ TensorFlow Lite 手書きデモ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 形容 アプリケーションデモでは、MNISTデータセットからトレーニングされたモデルを使用して、タッチセンシティブLCD画面に書き込まれた個々の手書きの数字を認識します。このモデルの変換は、 https://community.nxp.com/docs/DOC-344227 でご覧いただけます。 ソフトウェア RT1060 SDK は、MCUXpresso IDE に既にインストールされている必要があります。.zipをドラッグアンドドロップしますファイルをProject Explorerビューに入力し、コンパイルしてフラッシュします。 NXP製品 リンク i.MX RT1060評価キット i.MX RT1060 評価キット |NXPの  4.3インチLCDパネル 4.3インチ液晶パネル RK043FN02H-CT |NXPの  オートモーティブ インダストリアル
記事全体を表示
FreeMASTER - 使用方法 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 在这里您可以找到有关 FreeMASTER 工具主要功能的简短而重点的介绍。 它是实时数据可视化和MCU实时控制非常有用的工具。 您可以为您的应用程序创建一些非常有趣的 Web 界面 - 观看此视频以了解更多信息。 如果您有任何意见或问题 - 请在下方留言。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 在这里您可以找到有关 FreeMASTER 工具主要功能的简短而重点的介绍。 它是实时数据可视化和MCU实时控制非常有用的工具。 您可以为您的应用程序创建一些非常有趣的 Web 界面 - 观看此视频以了解更多信息。 视频链接:7933 如果您有任何意见或问题 - 请在下方留言。 提示与技巧 回复:FreeMASTER-如何 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 嘿petrfajmon-b17364 , 这是我正在使用的示例文件夹 - 让我向您展示我是如何使用该示例的,然后我将提供有关软件版本等的一些详细信息。不幸的是,商业 Matlab 许可证的价格为 2,150 美元 - 因此在测试期间读取一些变量有点过头了。 我会尝试一下 JavaScript - 但令人失望的是,这个例子不起作用,因为它可以*轻松*地适应我的需求 - 而且我想其他人也可以在开发阶段使用 FreeMASTER 进行这种类型的测试。 首先,我打开了 FreeMASTER 2.0 - 我已经通过 CAN 和 UART 成功与目标通信,因此没有问题。此时我只是打开了应用程序,并没有与目标进行通信。 然后,我从此位置打开 Excel 示例( c:\NXP\FreeMASTER_Serial_Communication_Driver_V2.0\examples\ActiveX_examples\Excel) :   打开 Excel 电子表格,我显然点击了“启用宏”,然后进入 VBA 查看示例(与用户手册相同): 从这里,我点击“调试->编译 VBA 项目”,出现了之前的 ActiveX 错误: 在此对话框中点击“调试”会将我指向此行,表明它无法创建“McbPcm”实例 进入“工具->参考”验证示例中是否存在正确的服务: 就软件版本而言,我正在使用: FreeMASTER 版本 2.0.3.1 Microsoft Excel 2013(15.0.4667.1000) VBA 版本 7.1 DirectX 版本 11 FreeMASTER 2.0 手册显示此处的 Excel 示例中使用的是 1.3 版本: 请让我知道为什么该示例无法创建对象 - 我应该能够调整其余部分。 谢谢! 回复:FreeMASTER-如何 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好, gearhead1107 , 您可以查看 FreeMASTER SCI 驱动程序安装位置“c:\NXP\FreeMASTER_Serial_Communication_Driver_V2.0\examples\ActiveX_examples”文件夹中的简单 ActiveX 脚本示例。在我看来,Matlab 是记录诸如“温度”等数据的好工具。Matlab/Excel 示例脚本与 PC 端的演示应用程序(存储在“c:\NXP\FreeMASTER_Serial_Communication_Driver_V2.0\examples\PC_host_demo”中)以及 c:\NXP\FreeMASTER_Serial_Communication_Driver_V2.0\examples\SCI_driver_examples”中)配合使用。 您还提到用户手册引用了旧版本 FreeMASTER v1.3,您能否将旧版本 1.3 的引用详细信息发送给我? 谢谢! 彼得 回复:FreeMASTER-如何 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好, gearhead1107 , 没有专门针对 FreeMASTER 相关主题的社区 - 所以您可以将其留在这里。 就我个人而言,我只尝试了 HTML 和 JS。也许您可以只使用 JS 并使用您需要的数据创建一个 xls。 petrfajmon-b17364‌ 您能推荐一位有此类技术经验的人吗? 非常感谢! Daniel 回复:FreeMASTER-如何 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> dumitru-daniel.popa ‌,谢谢指点! 我认为通过 VBA/Excel 使用 ActiveX 控件是完成我想做的事情的最佳方式(即获取值->放入电子表格进行日志记录),但包含的示例甚至无法编译。查看用户手册,似乎他们甚至引用了旧版本的 FreeMASTER (v1.3),因此不清楚人们多久会查看一次这些内容。 我目前在“Set fmstr = New McbPcm”行上看到以下错误 - 表明它无法初始化 ActiveX 对象(是的,该项目已根据手册正确定义引用)。是否有关于如何创建对象并针对不同的通信方法(如 CAN)对其进行操作的指南/帮助文章?用户手册介绍了不同的*方法*,但对于推荐用法的介绍却很简短。   由于这是一个 FreeMASTER/ActiveX 问题,我不太确定将其放在哪里 - 我应该在 S32DS 部分发布一些内容吗?或者有 FreeMASTER 社区页面吗? 回复:FreeMASTER-如何 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好, gearhead1107 , 您可以使用 HTML 或 JScript 功能读取您感兴趣的变量,然后将其写入主机 PC 上的 log/txt 文件中。请查看 Freemaster 用户手册第 6 章:HTML 和脚本。 Freemaster 支持 ActiveX 组件,让基于脚本的代码访问和控制目标板应用程序。 您还可以观看此视频: https://community.nxp.com/thread/455228了解如何使用 jscript(简短续集) 希望这有帮助! Daniel 回复:FreeMASTER-如何 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 在较长时间内将值记录到 PC 的最佳方法是什么? 我正在使用 S32K144,并且添加了“温度”之类的变量,虽然我可以在示波器中观察它们,但我想创建一个日志文件(.CSV 或类似文件),以便我可以对电路板进行测试,并让 Freemaster 在测试过程中记录温度,这可能会持续几个小时。例如,我需要能够返回,查看日志/文件并查看“好的,我们在 X 时间和 Y 温度下失去通信”。 我的第一个想法是设置一个“记录器”,但是 FreeMASTER 说没有空间,而且我也不确定目标上是否有足够的空间来存储日志 - 我只想在 PC 上进行此操作。
記事全体を表示
2013年フリースケールカップUSA東海岸結果 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 東海岸のチームとUCバークレーの皆さん、アメリカで総合最速の車におめでとうと言いたいです! イベントのその他の写真/ビデオ。 ウェスト対東の勝者:ジョルト - UC-Berekley 17:35 東海岸チーム: 1位:相対論的ロボットレーサー-ロードアイランド大学-22.04秒 2位:バルカー - ペンシルベニア州立カリフォルニア大学 - 25.15秒 3位:テンプルメイド-テンプル大学-25.72秒 完全な結果を見る フリースケール・カップの内容 イメージギャラリー 日時:2013年フリースケールカップUSA東海岸結果 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> TFC - USA 教員ポータル TFC - メキシコ TFC - EMEA 日時:2013年フリースケールカップUSA東海岸結果 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 素晴らしい! 投稿していただきありがとうございます!! 日時:2013年フリースケールカップUSA東海岸結果 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> フリースケールカップアメリカ東海岸地域大会 2013 - YouTube
記事全体を表示
查看我们 NXP-Hackster 竞赛的所有获胜者! <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 结果已经出来了,我们有获胜者了!我们感谢所有参与者和获奖者使用快速物联网原型套件开发和提交的精彩项目。 经过深思熟虑,我们选出了四个类别的45 位获奖者,包括:最实用的现实世界应用、智能能源环境、智能安全识别和智能家居/智能建筑。 所有获奖者都将获得从 YEVO 1 耳机到 MI 空气净化器 2 的奖品。 以下是部分获奖项目: 伍基人的互联网 使用 NXP 快速物联网套件通过蓝牙或云端控制星球大战命运力量咆哮的丘巴卡冒险人物。 自行车骑行追踪器 它为您提供最近一次自行车旅程的最新和最棒的统计数据:平均速度、持续时间、距离和道路崎岖程度。 会说话的气象站 通过询问 Alexa 了解您房间的环境参数(温度、湿度、空气质量、气压和光线)。 在此查看其余获奖者。 快速物联网
記事全体を表示
KDS での K22FN512 と K24FN256 の OpenOCD サポート <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> はじめに   OpenOCD は、OpenSDAv2 (CMSIS-DAP アプリケーション) がデバッグに使用する PC ホスト アプリケーションです。KDS の標準インストールには、OpenOCD を介した K22FN512 および K24FN256 デバイス ファミリのデバッグはサポートされていません。このドキュメントでは、KDS にバンドルされている OpenOCD を更新して、K22FN512 & K24FN256 デバイス ファミリのサポートを提供する方法について KDS ユーザーに指示します。さらに、OpenOCDを使用してFRDM-K22F開発ボード上のCMSIS-DAPでデバッグするようにKDSプロジェクトを再構成する方法をユーザーに示します。   要件   このバージョンの OpenOCD には、次の CMSIS-DAP バージョンが必要です。   開発ボード CMSIS-DAP Version FRDM-K22Fの 0203 TWR-K22F120M 0203 TWR-K24F120M FF03   OpenOCDの更新   まず、ユーザーは KDS のインストール場所を特定する必要があります。Windowsマシンでは、デフォルトのインストール・ディレクトリは「C:\Freescale\KDS_1.1.1」です。Linuxユーザーの場合、デフォルトのインストールフォルダは「opt/Freescale/KDS_1.1.1」です。このインストール内には、次の図に示すように、同じディレクトリとファイルが表示されます。 注: 続行する前に、デバッグ・セッションを停止し、KDS をシャットダウンする必要があります。   図1:デフォルトのKDS_1.1.1インストールディレクトリ。   図1には、「openocd」という名前のフォルダがあります。これには、OpenOCDをKDSで実行するために必要なすべてのファイルが含まれています。OpenOCDの更新バージョンをインストールする前に、「openocd」フォルダの名前を変更する必要があります。このようにして、古いバージョンのOpenOCDがありますので、戻る必要があると感じた場合に備えてください。   図2:「openocd」フォルダの名前を変更しました。   図2のように「openocd」フォルダの名前が変更されたら、「kds-openocd-update-09-04-14.zip」をダウンロードする必要がありますこのドキュメントに添付されているファイル。このファイルを KDS インストール・ディレクトリーに保存します (図 3 を参照)。   図3:KDSインストールでのKDS OpenOCDアップデート。   ダウンロードしたら、オペレーティングシステムの「openocd」フォルダをKDSインストールディレクトリに抽出します。図4は、Windowsユーザー向けに更新された「openocd」フォルダがどこにあるかを示しています。   図4:Windows用の更新されたOpenOCDフォルダの場所。   新しい「openocd」フォルダがKDSインストールにコピーされると、更新プロセスが完了します。KDS の OpenOCD は、K22F ファミリのデバイスをサポートするようになりました。FRDM-K22Fのユーザーは、OpenOCDを介してCMSIS-DAPを使用してKDSプロジェクトをデバッグできるようになりました。図5は、OpenOCDを正常に更新した後のKDSインストールフォルダを示しています。   図5:更新されたKDSインストール。   OpenOCD を使用したデバッグ用のプロジェクトの準備   次に、OpenOCD を使用してデバッグするように KDS プロジェクトを構成する方法の簡単なチュートリアルを示します。ここでは、ユーザーのワークスペースにすでにプロジェクトがあると仮定します。[1] 最初のステップは、目的のプロジェクトを強調表示し、[デバッグ構成...][デバッグ] ドロップダウンから。   図6:「Debug Configurations..."   画面に「デバッグ構成」メニューが表示されたら、「GDB OpenOCDデバッグ」を選択し、ウィンドウの左上にある「新規起動構成」ボタンをクリックします。図 7 は、これらのアイテムが配置されている場所を示しています。   図7:新しいGDB OpenOCDデバッグ構成を作成します。   新しいデバッグ構成では、選択したプロジェクトから情報が自動的に取得されます。.elf の場合ファイルが存在する場合は、図 8 のように "C/C++ Application" フィールドと "Project" フィールドが設定されます。   図 8: これらのフィールドは、プロジェクトがすでにビルドされている場合、自動的に生成される必要があります。   「C/C++ アプリケーション」フィールドが入力されていない場合は、プロジェクトで .elf を検索できます「Search Project...」を使用してファイルを作成します。「C / C ++アプリケーション」フィールドの下のボタン。.elfがない場合が存在する場合、ユーザーが .elf を生成するためにプロジェクトをビルドする必要がありますファイル。   「メイン」タブが完成したら、「デバッガー」タブに移動します。「デバッガー」タブでは、ユーザーが「構成オプション」フィールドで構成ファイルを定義する必要があります。KDS でのデバッグには、OpenOCD に構成ファイルが必要であり、デフォルトの構成ファイルは "kinetis.cfg" です。「-f kinetis.cfg」と入力します。を「構成オプション」フィールドに入力します。図 9 は、[Config options] フィールドの正しい入力を示しています。フィールドに入力した後、ユーザーは「デバッグ」ボタンを押してデバッグを開始できます。   図9:ユーザーは「Config options」を入力する必要があります。   現在のワークスペースで初めてデバッグする場合は、"Debug" パースペクティブを開くように求めるダイアログ ボックスが表示されます。「私の決定を記憶する」チェックボックスをオンにして、「はい」ボタンを押す必要があります。これにより、KDS は、アプリケーションのデバッグを開始するたびに "デバッグ" パースペクティブに切り替えることができます。詳細については、図 10 を参照してください。   図 10: デバッグ時にパースペクティブを自動的に変更する場合に選択します。   以下の図11は、OpenOCDを使用したターゲットデバイスへのデバッグ接続が成功したことを示しています。アプリケーションは "main" まで実行され、ユーザーがデバッグ セッションと対話するのを待機しています。   図 11: デバッガーが接続され、メインに実行されたら。   概要   上記のセクションの手順を完了すると、KDS ユーザーは OpenOCD と CMSIS-DAP と K22FN512 & K24FN256 デバイス ファミリを使用してアプリケーションをデバッグできるようになります。KSDKおよびKDSの詳細については、C:\Freescale\KSDK_1.0.0\docおよびC:\Freescale\KDS_1.1.1\doc\pdfにあるドキュメントを参照してください。それぞれ。   [1] 既存の KSDK デモを KDS にインポートする方法については、"C:\Freescale\KSDK_1.0.0\doc" にあるデバイス ファミリ固有のユーザー ガイドを、新しい KDS プロジェクトの作成方法については、"C:\Freescale\KDS_1.1.1\doc\pdf" の "kds_user_guide" を参照してください。 元の添付ファイルは次の場所に移動しました kds-openocd-update-09-04-14.zip 全般
記事全体を表示
What to do if you fail a course at an Australian university <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> What to do if you fail a course in an Australian university? Contact QQ1252839746. You will be expelled from school for cheating, low GPA, or receive an academic warning. The final scores of Australian universities for 2018 S1 have been released one after another. When you get the scores, some people will inevitably feel frustrated. They didn’t take the exam for the content they reviewed, and they didn’t review the content for the exam, so they failed some subjects as expected... Australian universities have always been lenient in admission and strict in graduation! With the release of grades, students are asking what to do if they fail a course. Let's learn how to deal with different situations of failing a course! Less than or equal to 50% of failed subjects in the same semester What does it mean to fail less than or equal to 50% of the subjects? The curriculum of each university is 4 courses per semester. If you fail 1-2 courses in a semester, but have not double failed (failed a course more than twice in a row), the school will not take any action against you. You must strive to pass all 4 courses in the next semester to make up for it! The number of failed subjects in the same semester is greater than or equal to 50%. Greater than or equal to 50% means that if you fail more than 2 courses in a semester, the school will generally take the first action and send you a warning letter! School attendance is less than 80% This has nothing to do with failing a course, but it is very important. If students have an attendance rate of less than 80% during a semester due to various reasons, and there is no reasonable reason for this low attendance rate, the school will first warn you and ask for an explanation. If the reason is not accepted by the school, the school is also qualified to report you to the Immigration Bureau, and the Immigration Bureau may cancel your visa based on the situation. Study hard but still fail the exam If you are a student who works very hard but still cannot control the situation and fails the exam, you should face your problem as soon as possible and summarize the reasons why you failed the exam. It may be because your major is not suitable, your learning ability is not good enough, or there are differences between your learning philosophy and the school... The most important thing for these students is to face their situation and consider transferring schools or changing majors. 警告信解释 When you unfortunately receive a dismissal warning letter, the quality of the written explanation is very important. First, explain the reasons you have listed. They must be uncontrollable factors that lead to poor academic performance. Then express your firm belief that you can complete your studies and list the reasons. Finally, carefully plan how to overcome difficulties and work hard to improve your grades. If you use health reasons as the reason, you must prepare supporting materials, such as a doctor's certificate, and submit them together. After accepting the application, the school will decide that it is necessary to hold a hearing, and will give an explanation after the hearing. Regarding transferring schools, I need to remind you that if you are expelled from a public university, you will not be able to transfer to other public universities to continue your studies, and can only transfer to various private universities or colleges. However, you can start preparing for the transfer immediately after receiving a warning letter from the school and apply for the transfer before the expulsion procedure officially begins. If you apply for transfer before completing 6 months of study, you will first need to obtain an offer from the school you want to transfer to, and then apply for a Release letter from your current school. Your current school will review your application based on the transfer policy and procedures, and then decide whether to issue a Release letter. If you have been studying at the main school for more than six months, the school will generally agree to the student's transfer application. In addition to the expensive tuition fees, failing a course in Australia may also result in forced expulsion and cancellation of your student visa, and you may not be allowed to enter Australia for three years, so you must be cautious about every exam. Australian universities can change grades if you fail a course (Q1252839746) and modify GPA scores if you fail a course to solve problems such as expulsion. General
記事全体を表示
在 i.MX6ULL 中移植 PF1510 此解决方案更改了 i.MX6ULL 中的 pf1550 驱动程序,修复了 CPU 频率错误! i.MX6UL
記事全体を表示
【MQXの4.1.0】USB ホスト CDC のパッチのデモ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> MQX 4.1.0は、"C:\Freescale\Freescale_MQX_4_1\usb\host\examples\cdc\cdc_serial" のフォルダに USB Host CDC デモを提供しますが、これを動作させるには、 いくつかの手順を実行する必要があります。 1. cdc_serial.h の CDC_EXAMPLE_USE_HW_FLOW を 1 に変更します。 #define CDC_EXAMPLE_USE_HW_FLOW 1 2. config\twrk70f120m\user_config.h で、UART の割り込みモードを設定する必要があります。// プラットフォームによって異なりますが、ここでは TWR-K70F120M が使用されています。 #define BSPCFG_ENABLE_TTYC 0 #define BSPCFG_ENABLE_ITTYC 1 mqx\source\bsp\twrk70f120m\twrk70f120m.h で、'ttyc' の代わりに 'ittyc' を指定します #ifndef BSP_DEFAULT_IO_CHANNEL #if BSPCFG_ENABLE_ITTYC #define BSP_DEFAULT_IO_CHANNEL "ittyc:" /* OSJTAG-COM ポーリングモード */ #define BSP_DEFAULT_IO_CHANNEL_DEFINED #else #define BSP_DEFAULT_IO_CHANNEL NULL #endif #else 3. usb\host\source\classes\cdc\usb_host_cdc.c で、引数として data_instance の代わりに fd_ptr を渡します。 ある。977号線付近 usb_hostdev_tr_init(&tr, (tr_callback) usb_class_cdc_in_data_callback, (void *) data_instance); usb_hostdev_tr_init(&tr, (tr_callback) usb_class_cdc_in_data_callback, (void *) fd_ptr); b.1116番線付近 usb_hostdev_tr_init(&tr, (tr_callback) usb_class_cdc_in_data_callback, (void *) data_instance); usb_hostdev_tr_init(&tr, (tr_callback) usb_class_cdc_in_data_callback, (void *) fd_ptr); c. 1226号線付近 usb_hostdev_tr_init(&tr, (tr_callback) usb_class_cdc_out_data_callback, (void *) data_instance); usb_hostdev_tr_init(&tr, (tr_callback) usb_class_cdc_out_data_callback, (void *) fd_ptr); 上記の変更により、Host CDCデモは、エコーデモである「C:\Freescale\Freescale_MQX_4_1\usb\device\examples\cdc\virtual_com」にあるようなデバイスCDCデモと連携でき、受信した任意の文字を送り返すことができます。しかし、エコーをよりはっきりと見るために、たとえばAと入力すると、ハイパーターミナルからBが表示されるなど、受信した文字よりも大きい文字をエコーバックするようにしました。 これを行うには、virtual_com.cのVirtual_Com_App(void)を変更する必要があります以下のように: void Virtual_Com_App(void) { /* ユーザーコード */     if(g_recv_size)     {         _mqx_int i;         /* バッファをセンドバフにコピー */         for (i = 0; i < g_recv_size; i++)         { printf("コピー: %c\n", g_curr_recv_buf[i]);             g_curr_send_buf[g_send_size++] = g_curr_recv_buf[i]+1;         } g_recv_size = 0;     }     if(g_send_size)     {         uint8_t error; uint8_tサイズ= g_send_size; g_send_size = 0; エラー = USB_Class_CDC_Send_Data(g_app_handle, DIC_BULK_IN_ENDPOINT, g_curr_send_buf、サイズ); if (!error && !(サイズ % DIC_BULK_IN_ENDP_PACKET_SIZE)) { /* 最後のパケットがエンドポイントのサイズである場合、ゼロエンドのパケットも送信します。 **は、追加のものがないことをホストに通知したいことを意味します ** データを使用して、出力をフラッシュできます。             */ エラー = USB_Class_CDC_Send_Data(g_app_handle, DIC_BULK_IN_ENDPOINT, NULL, 0);         } if(エラー != USB_OK)         { /* ここでデータ処理コードを送信できませんでした */         }     }     return; } TWR-K70F120(Host) や TWR-K60D100M(Device) などにコードをダウンロードし、TWR-SER や TWR-ELEV で組み立てた後は、次のように USB ポート経由で接続できます。 J10(USB VBUS Select)とJ16(USB Mode Select)は、各タワーシステムの機能に合わせてご注目ください。 ハイパーターミナルをTWR-K70F120Mシステムに接続すると、ENTERで終わる任意の文字を入力することができ、その文字が添付のビデオとしてエコーバックされます。 この問題は次のリリースで修正される予定ですが、ご不便をおかけして申し訳ございません。 USB HostDeviceスタック 日時:[MQX 4.1.0]USB ホスト CDC のパッチのデモ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hi Chris, はい、このコードは間違っていると思います。 新しいUSBスタックでは、この部分は次のようになります。 よろしくお願いいたします。 Kan 日時:[MQX 4.1.0]USB ホスト CDC のパッチのデモ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちは、これに感謝します、それは非常に役に立ちました!MQX 4.1 に移植しているアプリケーション コードがありますが、ファイル ポインター エラーが原因で問題が発生していました。 私は別の問題であるかもしれないと思うものを見つけました - usb_host_cdc_intf.cの222行目と209行目で、インポインタとアウトポインタの動作が入れ替わっていると思います - 私が正しく解釈していれば、パイプが発信している場合にのみrxバッファを割り当てます...それは正しくないようです。
記事全体を表示