この移植ガイドはFRDM-K82F用であり、KSDK 2.2でサポートされている他のプラットフォームにも使用できます。
リリースされたNXPNCI-KDS_Example_KSDK2.2はFRDM-K64Fに基づいているため、移植する前に、FRDM-K82F用のKSDK 2.2を設定してダウンロードする必要があります。
ダウンロードする前に、Kinetis Design Studioを選択していることを確認してください。
ダウンロード後、パッケージを次のようなフォルダーに抽出します。
をクリックし、PROJECT_KSDK_PATHを次のフォルダに変更します。
プロジェクト設定を以下のように変更します。
ドライバーのフォルダ内のすべてのファイルを削除し、次のように新しいソースファイルをインポートします。
「スタートアップ」フォルダと「ユーティリティ」フォルダについても同様の手順を実行します。
boardフォルダ内のソースファイルを、次のようなksdkデモのファイルに置き換えますhello_world。
FRDM-K82Fは、NCI_IRQピンにPTC3、NCI_VENピンにPTC9、I2CインターフェースとしてPTA1とPTA2(I2C3)を使用します。したがって、board.cに定義を追加しますそして、BOARD_InitPins() を以下のように変更します。
リンカーの設定を変更する:
-建てる
-デバッグ設定
●テスト結果: