1943076_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1943076_ja-JP

1943076_ja-JP

ls1028a スイッチでの 802.1 Qav のテスト

Hello,

『Real-time Edge Software User Guide』の 4.1.4 にある ls1028ardb の TSN テストに従っていますが、スイッチの Qav を動作させることができません。スイッチは常に全伝送速度を転送します。

enetc2 を DSA ポートとして、enetc3 を標準ポートとして設定し、クラス 5 のトラフィックを enetc3 から swp5 に送信しました。swp0 では、フレームをキャプチャするために 2 番目の ls1028ardb が接続されています。enetc3 ポートで Qav を設定すると、レートは予想どおりに制限されますが、swp0 で設定すると制限されません。

$ sudo tsntool cbsset --device swp0 --tc 5 --percentage 10

マニュアルでは 2 つのストリームが言及されていますが、スイッチは干渉ストリームによるレート制限のみですか。enetcでは、上位のトラフィッククラスも設定する必要がありましたが、これはスイッチにも適用されますか。

QorIQ LS1デバイス日時:ls1028aスイッチでの802.1 Qavのテスト

ls1028a-rdbの https://github.com/nxp-qoriq/yocto-sdk.git のmickledoreブランチを使用しています。

そして実際、カットスルーが無効になっている場合、期待どおりに機能します。

ありがとうございます!

日時:ls1028aスイッチでの802.1 Qavのテスト

どのバージョンのRTedgeを使用していますか?ボードLS1028ARDB?

LS1028ARDB dts のデフォルト設定では、eno3 が無効になっている場合、eno2 は DSA ポートを使用します。
eno3 が有効になっている場合、デフォルトでは eno3 が DSA ポートとして使用されます。

Qavについては、cbssetを実行する前に、次のコマンドを使用してカットスルーモードを無効にする必要があります。
tsntool ctset --device swp0 --queue_stat 0x0


感謝。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-05-2026 09:41 AM
Updated by: