Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
eIQ 示例应用程序 - 使用 OpenCV DNN 进行对象识别 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 此 实验室 3 解释了如何使用 e IQ ™ ML 软件开发环境 在 i.MX8 板上开始使用 OpenCV DNN 应用程序演示。 eIQ 示例应用程序 - 概述 eIQ 示例应用 - 介绍 获取在 Code Aurora 上可用的源代码: OpenCV DNN 示例 - 基于文件和 MIPI 摄像头 OpenCV推理 OpenCV为神经网络推理(DNN 模块)和经典机器学习算法(ML 模块)提供了统一的解决方案。此外,它还包含许多计算机视觉功能,可以更轻松地在短时间内构建复杂的机器学习应用程序,而无需依赖其他库。 OpenCV DNN 模型本质上是一个推理引擎。它不旨在提供任何模型训练能力。对于训练,应该使用专用的解决方案,例如机器学习框架。OpenCV 的推理引擎支持多种输入模型格式: TensorFlow、 Caffe 、 Torch/PyTorch 。 与 Arm NN 的比较 Arm NN 是一个专注于神经网络的库。它为 Arm Neon 提供加速,但目前不支持 Vivante GPU。Arm NN 不支持经典的非神经机器学习算法。 OpenCV 是一个更复杂的专注于计算机视觉的库。除了图像和视觉特定的算法之外,它还为神经网络机器学习提供支持,也为传统的非神经机器学习算法提供支持。如果您的应用程序需要神经网络推理引擎以及其他计算机视觉功能,那么 OpenCV 是最佳选择。 设置电路板 步骤 1 - 创建以下文件夹并授予其如下权限: root@imx8mmevk:# mkdir -p /opt/opencv/model root@imx8mmevk:# mkdir -p /opt/opencv/media root@imx8mmevk:# chmod 777 /opt/opencv 第 2 步——要轻松地将演示部署到主板,请使用 ifconfig 命令获取主板的 IP 地址,然后按如下方式设置 IMX_INET_ADDR 环境变量: $ export IMX_INET_ADDR= 步骤 3 - 在目标设备中,导出所需的变量: root@imx8mmevk:~# export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib root@imx8mmevk:~# export PYTHONPATH=/usr/local/lib/python3.5/site-packages/   设置主机 步骤 1-从eIQ Sample Apps下载应用程序。 第 2 步- 获取模型和数据集。以下命令行为演示创建所需的文件夹结构并检索演示所需的所有数据和模型文件: $ mkdir -p model $ wget -qN https://github.com/diegohdorta/models/raw/master/caffe/MobileNetSSD_deploy.caffemodel -P model/ $ wget -qN https://github.com/diegohdorta/models/raw/master/caffe/MobileNetSSD_deploy.prototxt -P model/   步骤 3-将构建的文件部署到主板: $ scp -r src/* 模型/媒体/根@ ${IMX_INET_ADDR} :/opt/opencv OpenCV DNN 应用程序 此应用程序基于: SSD:单次多框检测器。 Caffe SSD 实现。 1 - OpenCV DNN 示例:基于文件 文件夹结构必须等于: ├── file.py ├── camera.py ├── media └── ... ├── model │├── MobileNetSSD_deploy.caffemodel │└── MobileNetSSD_deploy.prototxt 此示例运行单张图片,但您可以传递任意数量的图片并将其保存在media/文件夹中。该应用程序尝试识别图片中的所有对象。 步骤 1 - 将新图像复制到媒体/文件夹: root@imx8mmevk:/opt/opencv/media# cp .   第 2 步- 运行示例图像: root@imx8mmevk:/opt/opencv# ./file.py 注意:如果GPU可用,示例显示: [INFO:0] 初始化 OpenCL 运行时 该演示使用Caffe模型运行推理,以识别media/文件夹内所有图像的几种类型的对象。它包括输入图像中每个识别对象的标签。处理后的图像位于media-labeled/文件夹中。查看标记前后: 步骤 3 - 使用以下行显示标记的图像: root@imx8mmevk:/opt/opencv/media-labeled# gst-launch-1.0 filesrc location= ! jpegdec ! imagefreeze ! autovideosink 2 - OpenCV DNN 示例:MIPI 摄像头 此示例与上面相同,只是它使用摄像头输入。它启用MIPI摄像头并对每个捕获的帧进行推理,然后实时显示在窗口界面中: root@imx8mmevk:/opt/opencv# ./camera.py 3 - OpenCV DNN 示例:MIPI 摄像头改进 此示例与上述示例不同,因为它应用了 GStreamer 的额外支持。GStreamer 管道利用漏桶算法的思想,使得摄像头即使该帧没有被推理线程处理(桶满时溢出),也能继续执行自己的线程(桶满时溢出)。 由于采用了这种漏桶算法,该演示具有流畅的摄像机视频,但在推理过程中会丢失一些帧。 root@imx8mmevk:/opt/opencv# ./camera_improved.py 转到eIQ 示例应用程序 - 使用 TF Lite 进行人脸识别。 i.MX 8 回复:eIQ 示例应用程序 - 使用 OpenCV DNN 进行对象识别 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好, coindu , 正如vanessamaegima之前所说,我们还没有针对视频文件源的经过验证的解决方案,但我可以预见,直接在 OpenCV VideoCapture 属性上使用视频文件将返回最糟糕的结果。 因此,请尝试将视频文件应用到 GStreamer 管道,例如下面的示例: filesrc 位置=video_device.mp4 typefind=true!解码二进制!imxvideoconvert_g2d!视频/x-raw,格式=RGBA,宽度={},高度={}!videoconvert !appsink sync=false BR, 马可 回复:eIQ 示例应用程序 - 使用 OpenCV DNN 进行对象识别 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 我参考了camera_improved.py demo,用video代替v4l2作为输入。视频的fps为15,即表示屏幕上显示的时间为0.067秒。但解析一帧需要0.6秒,该帧为480x272。因此物体识别框图会比视频延迟。 我想在播放视频第一帧的时候解析第10帧。但这种方法无法移动到某一帧。 回复:eIQ 示例应用程序 - 使用 OpenCV DNN 进行对象识别 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好, coindu , 我们在步骤 3 中提供了性能改进的演示( 3 - OpenCV DNN 示例:改进的 MIPI 摄像头)。相同的方法尚未通过视频输入进行验证。您能否尝试一下并看看是否有帮助? marcofranchi ,仅供参考。 谢谢! Vanessa 回复:eIQ 示例应用程序 - 使用 OpenCV DNN 进行对象识别 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> hi: 我尝试用视频来测试这个例子,但是发现dnn解析一帧的时间几乎接近10帧视频的显示时间。 def dnn _parse(nn,frame,multipe=1) : height,width,color_lane=frame.shape if multipe != 1 : height = int (height*multipe) width = int (width*multipe) print "h:{}w:{}" .format(height,width) frame=opencv.resize(frame,(height,width))start_time=time.time () blob = opencv.dnn.blob FromImage(frame,0.009718,(高度,宽度) , 127.5 )nn.设置输入(blob)det=nn.forward ()结束时间=时间.时间()打印“高度{}宽度{}时间{}” .format(高度,宽度,结束时间-开始时间) 高: 136宽: 240高度136 宽度240 时间0 .264429092407高度272width480 time0 .620328903198 h: 544 w: 960 height544宽度960时间2.25029802322 那么考虑在dnn分析的时候直接分析N*k帧(k=,1,2,3...)。但是发现opencv不支持跳帧和计算视频总帧数。 #!/usr/bin/env python # -*- 编码: utf-8 -*- 将 cv2 导入 为 opencv 导入时间 如果__name__ == “ __main__ ” : cap = opencv.VideoCapture( ' car.mp4 ' ) opencv.namedWindow( “应用程序框架” ) 帧 计数 = cap.get(opencv.CAP_PROP_FRAME_COUNT) print "frame_count.{}".format(frame_count) cap.设置 ( opencv。CAP_PROP_POS_FRAMES , 200 ) ret,frame = cap.read() opencv.imshow( “ appFrame ” ,框架) opencv.waitKey( 0 ) opencv.destroyAllWindows() cap.release() (python:4431): GStreamer-CRITICAL **: gst_query_set_position: 断言‘format == g_value_get_enum (gst_structure_id_get_value (s, GST_QUARK (FORMAT)))’失败 使用 Wayland-EGL 使用“xdg-shell-v6”shell 集成 帧数-1.0 警告:h264bsdDecodeSeiParameters 无效 如何解决这个问题? 回复:eIQ 示例应用程序 - 使用 OpenCV DNN 进行对象识别 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 谢谢老兄..还有一件事,Opencv 是在 GPU 还是 CPU 上进行推理? 回复:eIQ 示例应用程序 - 使用 OpenCV DNN 进行对象识别 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好,Dinesh, 转到存储库并单击“摘要”,下面将有一个克隆链接,以便您可以使用 git 工具下载存储库: $ git clone https://source.codeaurora.org/external/imxsupport/eiq_sample_apps 克隆到“eiq_sample_apps”... 远程:计数对象:87,完成。 远程:压缩对象:100% (79/79),完成。 远程:总计 87(增量 30),重用 26(增量 4) 拆开物体:100% (87/87),完成。 $ cd eiq_sample_apps/ 希望这有帮助:smileyhappy: 谢谢! 迭戈 回复:eIQ 示例应用程序 - 使用 OpenCV DNN 进行对象识别 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 嘿,你好, diegodorta,如何从这里下载源代码来设置主机..
View full article
i.MX デザイン&ツール一覧 デザインチェックリスト: i.MX6DQSDLのHWデザインチェックリスト i.Mx53のHWデザインチェックリスト i.MX28 のハードウェア設計チェックリスト HW_Design_Checking_List_for_i.MX6ソロX i.MX6ULハードウェア設計チェックリスト DDR設計ツール: I.MX53 DDR3 スクリプトエイド imx53 DDRストレステスター V0.042 i.Mx6DQSDL DDR3 Script Aid MX6DQP DDR3 Script Aid i.Mx6DQSDL LPDDR2 Script Aid i.Mx6SL LPDDR2 Script Aid i.MX6SX DDR3スクリプトエイド I.MX6UL DDR3スクリプトエイド i.MX6UL_LPDDR2_Script_Aid i.MX6ULL_DDR3_Script_Aid  i.MX6ULL_LPDDR2_Script_Aid  MX6SLL_LPDDR2_Script_Aid  MX6SLL_LPDDR3_Script_Aid  i.MX6 DDRストレステストツール V1.0.3 i.MX6/7 DDRストレステストツール V3.00 i.MX8MSCALE DDRツールリリース  i.MX8M DDR3Lレジスタプログラミング支援  i.MX 8/8XファミリーDDRツールリリース アプリケーションノート: MX_Design_Validation_Guide I.MX6シリーズUSB認証ガイド i.MX 8ファミリ | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano i.MX53 i.MX6_All i.MX6DL i.MX6Dual i.MX6DualPlus6QuadPlus i.MX6Quad i.MX6S i.MX6SL i.MX6SoloX i.MX6UL Re:i.MX デザイン&ツールリスト <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちは LinWang 返信が遅くなってすみません。 地元のFAEに頼んだところ、解決しました。 ありがとうございます! コウヘイ Re:i.MX デザイン&ツールリスト <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちは、コウヘイ。 私はこれら2つのページの所有者ではなく、NXP内部のみのプライベートスペースにあります。 お近くのサポートチームにお問い合わせください。 ありがとうございます! Re:i.MX デザイン&ツールリスト <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hi LinWang‌ 次の2つのリンクで「許可されていません」とコメントされている同じエラーが発生しました。 MMDC/DDRリソース SoC、モジュール、ソフトウェアリソースキットのターゲットリスト  彼らは今許可が必要ですか? コウヘイ Re:i.MX デザイン&ツールリスト <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ありがとう、わかりました! On Tue, Aug 2, 2016 at 4:54 AM, LinWang Re:i.MX デザイン&ツールリスト <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちはジョー、 ドキュメントを公開スペースに移動しようとします。 モデレーターが操作を承認した後、アクセスできます。 Re:i.MX デザイン&ツールリスト <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 確認していただきありがとうございます - 次のエラーが表示されるので、私の推測は 権限が間違っているため、一般の人が表示できません。私は持っていた 他の人は(世界のさまざまな場所から)チェックし、それは壊れています 彼らも。 ありがとうございます ジョー 不正 この場所やコンテンツへのアクセスは制限されています。これが 間違えた場合は、管理者または指示者に連絡してください 。 2016年8月1日(月)21:27に、LinWang Re:i.MX デザイン&ツールリスト <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちはengjoe、 私が今試したとき、リンクは正常に機能します。 リンクへのアクセスに問題がある場合は、最寄りのサポーターのヘルプに連絡してください。 Re:i.MX デザイン&ツールリスト <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> LinWangさん、 i.MX6UL_LPDDR2_Script_Aidのリンクが切れています。新しいものを投稿してもらえますか?ありがとうございます。 Re:i.MX デザイン&ツールリスト <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちはブライアン、 お近くのFAEにお問い合わせください。 Re:i.MX デザイン&ツールリスト <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ナイス。しかし、 i.Mx53のHWデザインチェックリストにアクセスできません。 Re:i.MX デザイン&ツールリスト <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> :smileycool:
View full article
RT1050 上不同内存的启动时间 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 我参与的一个小项目是了解 RT1050 从不同内存类型启动的性能。我使用 SDK 中的 LED_blinky 代码作为基线,并在 EVKB 板上运行了一些测试。下面描述了我收集的数据以及更详细的测试程序。 测试程序 启动时间将被定义为从处理器首次接通电源到执行 main() 函数第一行代码的时间。 使用示波器(Tektronix TDS 2014)测量 POR_B* 信号上升沿到以下两点之间的时间: FlexSPI_CS 已断言(ROM 首次读取 FlexSPI)** 应用程序代码中的 GPIO 切换(信号开始执行代码)。*** *POR_B 信号可通过接头 J26-1 进行示波 **FlexSPI_CS 信号可通过电路板上的一个小上拉电阻 R356 获得。一根小电线被焊接在这个电阻器旁边,并在示波器上进行探测。 ***所使用的 GPIO 引脚与连接到 USER_LED(低电平有效)的引脚相同。该引脚可通过接头 J22-5 进行定位。 TP 2、3、4、5用于将示波器探头接地。这一切都是在 EVKB 评估板上完成的。 以下是本次测试中值得注意的几点: 本报告主要强调 POR_B 信号上升沿和第一行代码执行之间的时间。然而,从首次向电路板供电到 POR_B 系统启动之间需要一段时间。这是电力电子的问题,并且可能根据用户应用和设计而变化。正因为如此,本报告不会过多强调这一点。 应用程序的第一行实际代码实际上是配置处理器的几个引脚。仅当执行这些引脚后,GPIO 才会切换至低电平并在示波器上记录时间。然而,这些配置代码行执行得非常快,以至于测试时忽略了时间。 时钟配置 在这三种情况下,可引导映像均已刷入 RT1050。之后,在 MCUXpresso 中,调试器配置为将“仅附加”设置为 true。然后启动调试会话,在处理器完成代码执行后,暂停并根据 RT1050 参考手册第 18 章 CCM 框图读取寄存器值。 启动配置: 核心时钟 (MHz) * FlexSPI时钟(MHz) SEMC时钟(MHz) FlexSPI 130 99 SDRAM 396 130 99 SRAM 396 130 99 *还通过将 clko1 配置为时钟速度除以 8 的输出来验证核心时钟速度。使用示波器测量该频率并验证其为 396 MHz。 结果 芯片选择引脚的时间表示从 RT1050 处理器发生第一次闪存读取的时刻。到GPIO输出的时间代表启动时间。 正如预期的那样,XiP Hyperflash 的启动速度比其他内存更快。SRAM 和 SDRAM 内存在执行之前必须复制到可执行内存,这将花费更多时间,因此启动速度更慢。 在下面的部分中,我们将更详细地解释这些测试是如何运行的,以及为什么 Hyperflash XiP 预计是最快的。 Hyperflash XiP启动 以下是我们预期 Hyperflash XiP 启动过程的步骤概述: 上电复位(J26-1) 开始访问闪存(FlexSPI_SS0) 在闪存中就地执行(XiP) 第一行代码执行(USER_LED) 在 MCUXpresso 中,地图文件显示以下内容: 示波器图像如下:   SDRAM 启动 处理器将从 ROM 启动,并被告知将应用程序映像从串行 NOR 闪存复制到 SDRAM(串行 NOR 闪存使用 Hyperflash 通信)。RT flashloader 工具将让我将应用程序加载到闪存中,并将其配置为通过内存复制到 SDRAM 并执行。   由于必须进行整个复制操作,因此复制到 SDRAM 的速度预计会比从 Hyperflash 执行的速度慢。 SDRAM启动过程如下: 上电复位(J26-1) 开始访问闪存(FlexSPI_SS0) 复制代码到SDRAM 在 SDRAM (FlexSPI_SS0) 中就地执行 执行第一行代码(USER_LED) 在 MCUXpresso 中,地图文件显示以下内容:   为了运行此测试,我遵循了以下说明: https://community.nxp.com/docs/DOC-340655 。 SRAM启动 对于 SRAM,预计其工艺与 SDRAM 类似。处理器将首先从内部 ROM 启动,然后进入 Hyperflash。然后,它会将所有内容从 Hyperflash 复制到内部 SRAM DTC 内存,然后从那里执行。 SRAM 启动过程如下: 上电复位(J26-1) 开始访问闪存(FlexSPI_SS0) 将代码复制到SRAM 在 SRAM (FlexSPI_SS0) 中就地执行 执行第一行代码(USER_LED)   在 MCUXpresso 中,地图文件显示以下内容:   本文档由以下讨论生成: javascript:; i.MXRT 105x
View full article
i.MX6 iWave Systemsの学生向けシングルボードコンピュータベースの学習プラットフォーム <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> iWave Systemは 、汎用性と設備の整った「高度な学習プラットフォーム」という、強化された教育の驚異を導入しています。 ALPは、i.MX6 Pico ITX SBCと、大学生がいくつかの新しいディスプレイ、センサー、通信、I/Oインターフェースを評価できるようにするためのペリフェラルドーターカードで構成されており、アカデミックとインダストリアルのユーティリティがユニークに融合した、豊かで幅広い組み込みシステムの世界を紹介することを目的としています。まさにこの製品は、iWaveのスローガンである「Embedding Intelligence」を再定義することを目的としています。 i.MX6 アドバンスド・ラーニング・プラットフォーム さて、「なぜアカデミックレベルの大学院生にこの種のプラットフォームが必要なのか」という疑問が生じます。 このプラットフォームは、複雑なシステムを設計し、組み込みシステムの分野でリーダーシップを維持できる十分な数の教育を受けた将来のエンジニアを確保し、自動車、航空電子工学、産業オートメーション、モバイル通信、通信、医療システムにおける拠点を確保します。 このプラットフォームは、組み込みシステム分野における教育アプローチの技術開発も保証します。 記事の以下のセクションでは、ALPの効率と能力を読者に認識させるために、ALPを使用して実行できるプロジェクトの例を提供します。 プロジェクト名:「自動検査システム」 このプロジェクトは、ALPの以下の機能を使用して実行できます。 モーターインターフェース カメラ・インターフェース i.MX6プロセッサの画像処理能力 高レベルのシステムブロック図 - プロジェクトの説明 - 業界では、コンベアベルトが検査システムとして使用され、欠陥片の除去または隔離を目的としています。ベルトコンベア上を物が動くと、各製品の画像が撮影され、検査が行われます。ALPのモーターインターフェースを使用して、コンベヤベルトを駆動できます。ALPに接続されたカメラは、コンベアベルト上を走行する製品の画像をキャプチャし、それをCPUに送信して欠陥ピースを特定できます。 これは、ALPで実施できるプロジェクトの1つです。実際、実行できるプロジェクトは数多くあります。天気予報システム、振動監視システム、監視システム、座標位置決めシステム、パーソナライズされたオーディオシステム、エネルギー効率の高いシステム、タッチ制御システム、モーター制御システム、照明システム、ディスプレイ、電流検出メーター、デジタル時間表示メーターなどを含むアプリケーションです。最後に、ALPをどうするかはあなた次第です。 詳細については 、ここをクリックしてください iWaveの教育プラットフォームの詳細については、 ここをクリックしてください Eメール: [email protected] Web: www.iwavesystems.com 全般
View full article
Processor Expertのアップデート <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> CodeWarriorは、すべてがうまくいくように常に更新および最適化しています。今回は、Processor ExpertのService Pack、特にMCU v10.2の一部の機能がアップデートされていることがわかりました。   このアップデートは現在、フリースケールのWebページで利用可能であり、プレビューには、次のようなProcessor Expertをサポートする派生物のリストが表示されます。   F84441 MC56F84442 MC56F84451 MC56F84452 MC56F84462 MC56F84540 MC56F84543 MC56F84550   そして、もっとたくさんあります!   このサービス・パックを正常に機能させるには、 CodeWarrior for MCU v10.2のアップデートと併用する必要があります。このアップデートは、フリースケールのWebページからダウンロード可能です。   ぜひお試しください! ここで更新! 全般
View full article
サラウンドビュー(D1)デモ(i.MX6) <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> SabreSDでサラウンドビューのデモを有効にするためのプロトタイプデモです。   添付ファイルはHW&SWガイドとデモビデオです。 ノートの更新: miniPCIEサラウンドView_Rev Aデザインファイル(回路図とレイアウトを含む)をアタッチメントとして追加します。 ガーバーファイルを追加   i.MX6Q サラウンドビューパッチ https://community.freescale.com/docs/DOC-95143 元の添付ファイルは次の場所に移動しました Gerber-file.zip 元の添付ファイルは次の場所に移動しました miniPCIe-Surround-View_Rev-A.zip i.MX6DL i.MX6Dual i.MX6Quad i.MX6S Re:サラウンドビュー(D1)デモ(i.MX6) <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hi LeiMa, お近くのサポーターにお問い合わせください。 Re:サラウンドビュー(D1)デモ(i.MX6) <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちはLinWang 、私はドキュメントでサラウンドビューのビデオデモを見ました、そのソースコードを共有してもらえますか? Re:サラウンドビュー(D1)デモ(i.MX6) <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちはJiajie、 詳細については、最寄りのサポートチームにお問い合わせください。 Re:サラウンドビュー(D1)デモ(i.MX6) <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちはLinWang: tw6869がAndroidで動作することについてのドキュメントはありますか? ありがとうございます! Re:サラウンドビュー(D1)デモ(i.MX6) <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hi, はい、できます。 OS専用にしないでください。 SW関連の質問がございましたら、以下のリンクからお問い合わせください。 https://community.nxp.com/docs/DOC-95143  Re:サラウンドビュー(D1)デモ(i.MX6) <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hi linwang. Androidで動作しますか? Re:サラウンドビュー(D1)デモ(i.MX6) <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 以下のリンクからドライバーの所有者にご相談ください。 iMX6Qサラウンドビューパッチ Re:サラウンドビュー(D1)デモ(i.MX6) <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hi, LinWang. opencvを使用してサラウンドビューを実現することは可能ですか? Re:サラウンドビュー(D1)デモ(i.MX6) <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hi Alvin, 以下のリンクからドライバーの所有者にご相談ください。 iMX6Qサラウンドビューパッチ 最後のドライバーがあなたの側で使用されているかどうかを確認します。 Re:サラウンドビュー(D1)デモ(i.MX6) <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hi, LinWang. 私は韓国のNXPディストリビューターの1つであるSTCのFAEです。 TW6865テストボードを製作しましたが、MX6Q-SABRESDP で HDMI で 4ch の画像を見ることができます。 しかし、カメラの前で手を速く動かすと残像が見えてきます。(添付の動画をご覧ください。 私はintersil FAEに会いましたが、彼はそれがインターレース解除の問題であると言いました。 この問題を解決するためのガイドや解決策はありますか? Re:サラウンドビュー(D1)デモ(i.MX6) <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 以下のリンクからお問い合わせください。 私の理解は、それがSW操作のリクエストであるということです。 iMX6Qサラウンドビューパッチ Re:サラウンドビュー(D1)デモ(i.MX6) <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ありがとうございます Re:サラウンドビュー(D1)デモ(i.MX6) <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hi レンズで撮影したデータの保存方法を教えていただけますか? Re:サラウンドビュー(D1)デモ(i.MX6) <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> もちろん、これはデモにすぎません。 お好きなものをお使いいただけます。 Re:サラウンドビュー(D1)デモ(i.MX6) <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hi, ca-508はYigu .incからの背面図に使用され、缶詰サラウンドビューに使用する他のカメラは? 感謝! Re:サラウンドビュー(D1)デモ(i.MX6) <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちはジョセフ、 また、Intersil board + miniPCIe to PCIe アダプタ・ボードを使用する場合にも接続の問題が発生します。 そこで、このページで示した現在のデモのように、2つのボードを1つに結合するように変更します。 現在の2つのコネクタのソリューションでは、信号品質は良くありません。 詳細については、FSLまたはIntersilにお問い合わせください。 ありがとうございます! Re:サラウンドビュー(D1)デモ(i.MX6) <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hi Linuxホストをubuntu 9.04に設定しました LTIBの構築に成功しました パッチpcie_cap_patchを追加しました miniPCIE to PCIE アダプター ボードを介して intersil ボードを接続し、1 台のカメラを input1 に接続しました ボードは起動するが、HDMIモニタに何も表示されない。 コードにパッチを適用しましたL3.0.35_4.1.0_130816_source.tar ビルドプロセス中にいくつかの追加のパッケージを選択する必要がありますか? これは私が取り組んでいる最初のimx6ボードなので、私の質問がばかげている場合はご容赦ください。 どなたか次のステップをご案内いただけませんか。 PCIeカードがボードによって検出されたかどうかを確認するにはどうすればよいですか。 LinuxホストからSDカードを作成しています。 ドキュメントで説明されている手順に従います i.MX 6Dual/6Quad SABRE-SD Linux User's Guide よろしくお願い申し上げます。 Re:サラウンドビュー(D1)デモ(i.MX6) <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このV4L2プログラムを使用してください。 gst-launch v4l2src device=/dev/video0 !'video/x-raw-yuv, format=(fourcc)UYVY' !mfw_isink disp-width=960, disp-height=540 & gst-launch v4l2src device=/dev/video1 !'video/x-raw-yuv, format=(fourcc)UYVY' !mfw_isink disp-width=960 disp-height=540 axis-left=960 & gst-launch v4l2src device=/dev/video2 !'video/x-raw-yuv, format=(fourcc)UYVY' !mfw_isink disp-width=960 disp-height=540 axis-top=540 & gst-launch v4l2src device=/dev/video3 !'video/x-raw-yuv, format=(fourcc)UYVY' !mfw_isink disp-width=960 disp-height=540 axis-top=540 axis-left=960 & Re:サラウンドビュー(D1)デモ(i.MX6) <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちは JiangJustin、上記の質問に答えるのを手伝ってもらえますか? ありがとうございます! Re:サラウンドビュー(D1)デモ(i.MX6) <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hi Frank, PCIeドライバについては、Intersilにお問い合わせください。 ありがとうございます! Re:サラウンドビュー(D1)デモ(i.MX6) <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hi Lin, Qingrong, どうもありがとうございます。SABRE AI上で現在のYoctoが構築した画像で再現できました。しかし、PCIeはデフォルトの構成では有効になっていなかったので、最初にbitbake -c menuconfig virtual / kernelを使用して有効にする必要がありました フランク Re:サラウンドビュー(D1)デモ(i.MX6) <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> コード ベースは L3.0.35_12.10 です Re:サラウンドビュー(D1)デモ(i.MX6) <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hi Frank, このデモのSWオーナーを巻き込んで、あなたを助けましょう! こんにちは JiangJustin、 要件の確認を手伝ってもらえますか? 感謝!
View full article
生物特征认证 描述 结构框图 产品 相关文档 相关软件 培训 来自社区的相关演示 描述 生物识别认证设备使用 MCU 或 MPU 执行生物识别,并集成 PC 或无线连接模块等外围设备与某个数据库进行通信。此功能的一些示例包括安全访问个人或机密信息、控制对某个位置的访问或安全的资金交易。 框图 产品 类别名称 1 微控制器 产品网址 1 Arm ® Cortex ® -M4 | Kinetis K81 150 MHz 32 位 MCU | NXP 产品描述 1 Kinetis ® K81 MCU 提供先进的安全功能,包括防篡改外设、支持加密固件更新的启动 ROM、从外部串行闪存自动解密、AES 加速和硬件 支持公钥加密。K81 具有一个 QSPI 控制器,针对来自外部串行 NOR 闪存的 XIP 进行了优化,支持四进制和八进制数据接口。 产品链接2 Arm ® Cortex ® -M4|Kinetis K82 150 MHz 安全 MCU | NXP 产品描述 2 Kinetis K82 MCU 包含从外部串行 NOR 闪存自动解密、具有边带攻击保护的硬件 AES 加速以及对公钥加密的硬件支持。K82 还具有先进的安全功能,包括支持加密固件更新的启动 ROM。 产品链接3 LPC55S6x|Arm ® Cortex ® -M33|32 位微控制器 (MCU) | NXP 产品描述 3 LPC55S6x MCU 引入了全新级别的性能和先进的安全功能,包括 TrustZone-M 和协处理器扩展。协处理器的扩展和利用通过专有 DSP 加速器带来了显著的信号处理效率提升,可将时钟周期缩短 10 倍。   类别名称 2 微处理器 产品网址 1 i.MX 6ULL 应用处理器 | 单 Arm ® Cortex ® -A7 @ 900 MHz | NXP 产品描述 1 i.MX 6ULL 是一款节能且成本优化的应用处理器,运行速度高达 900 MHz,并具有专用安全块:TRNG、加密引擎(带 DPA 的 AES、TDES/SHA/RSA)、安全启动和用于多媒体处理的 24 位并行 CMOS 传感器接口模块。   类别名称 3 电源管理IC 产品网址 1 12通道可配置PMIC | NXP 产品描述 1 PF3000 具有可配置的架构,支持具有各种额定电流的多种输出以及可编程电压和排序。PF3000 配备 I2C 接口和 12 个通道,总功率为 7.2 A。   类别名称 4 BLE收发器 产品网址 1 QN908x:超低功耗蓝牙低功耗片上系统 (SoC) 解决方案 | NXP 产品描述 1 QN908x 是一款超低功耗、高性能、高度集成的低功耗蓝牙,专为小容量电池的人机界面设备而设计。   类别名称 5 LCD驱动器 产品网址 1 适用于低复用率的通用 LCD 驱动器 | NXP 产品描述 1 PCF85133 是一种外围设备,可与几乎任何具有高达 80 个段的低复用率的液晶显示器 (LCD) 接口,与大多数微控制器兼容并通过双线双向 I²C 总线进行通信。   类别名称 6 12 V智能功率放大器 产品网址 1 TFA9892|智能音频放大器|恩智浦 产品描述 1 TFA9892是非常高效的12伏升压转换器。 它配备了一个低功率CoolFlux™ DSP,可运行高级算法实现扬声器升压和保护,为主流应用带来高端音频质量。   类别名称 7 多协议 NFC 前端 产品网址 1 CLRC663 plus | 高性能多协议NFC前端 | NXP 产品描述 1 CLRC663 plus 是一款高性能、低功耗的 NFC 前端。) CLRC663 是具有高性能要求的 NFC 应用(如带身份验证的访问控制)的完美选择。 相关文档 Document URL 主题 https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN11019.pdf CLRC663 天线设计指南 https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN11342.pdf 如何缩小 NXP 读卡器库 https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN5331.pdf 适用于 Kinetis K 系列和 L 系列 MCU 的离线闪存编程器 https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN12445.pdf LPC55S69非对称加密加速器CASPER https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN12278.pdf LPC55S69 物联网安全解决方案 https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN12282.pdf 使用 PowerQuad 进行 NXP LPC5500 的数字信号处理 https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN5215.pdf i.MX 6 温度传感器模块 - 应用说明 https://www.nxp.com/docs/en/nxp/application-notes/AN12194.pdf QN908x RF 认证指南 https://www.nxp.com/docs/en/nxp/application-notes/AN11996.pdf QN908x硬件设计考虑因素 https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN10170.pdf 采用 NXP ®单色 LCD 驱动器的 COG 模块设计指南 相关软件 相关软件网址 https://www.nxp.com/docs/en/application-note-software/AN5331SW.zip https://www.nxp.com/docs/en/application-note-software/AN12445SW.zip https://www.nxp.com/docs/en/application-note-software/AN12326SW.zip 培训 培训网址 以及 MCUXpresso 软件和工具 QN908X ISP HOWTO?  MHW-N1964 使用 NXP 设计医疗保健应用 来自社区的相关演示 来自社区的相关演示 URL NFC 演示 - 信息、源代码、原理图 i.MX6 UL EMV Demo  框图 工业控制
View full article
将 PEx 添加到 KDS 裸板项目(无需 SDK) <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 不使用 Processor Expert 的 C 项目可以转换为 Processor Expert。当用户发现他/她想要使用 Processor Expert 的附加功能时,这很有用。 警告!请注意,在大多数情况下,这种转换涉及应用程序代码的必要手动更改,因为例如用户创建的寄存器中断向量表定义经常与处理器专家定义冲突。转换之前不要忘记备份整个项目。一些文件必须从项目中删除。仅建议有经验的用户转换为 Processor Expert。 步骤: 在主菜单文件 > 新建 > 其他中选择命令,然后在新项目向导中选择处理器专家/为现有 C 项目启用处理器专家 选择您想要更新的项目。 选择将包含在 PEx 项目中的衍生产品(您应该使用在没有 PEx 的情况下创建项目时选择的相同衍生产品)。 选择目标编译器(如果在 Kinetis Design Studio 中没有安装任何其他编译器,则默认选择 GNU C 编译器) 确认更改(重命名main.c模块和您想要应用的任何其他更改)并单击完成按钮。 带有 PEx 的项目已创建,但需要进行以下更改: 删除重复的main.c模块 – main_backup.c文件(复制旧main.c的内容模块复制到 PEx 创建的新模块中)并删除旧版本的文件( main_backup.c ) 从原始项目中删除所有 IO 映射文件。KDS 裸板项目默认在Includes文件夹中包含所有这些文件( core_......h文件和 IO 映射文件)。 从原始项目中删除所有启动文件。KDS 裸板项目包含所有这些文件( startup_xxxxxx.S和system_xxxxxx.cProject_Settings/Startup_Code文件夹中包含的启动文件 (.exe 文件)。 从原始项目中删除链接文件xxxxxxxxxxxx_flash.ld 。使用由 Processor Expert 生成的Processor Expert.ld链接器文件。在项目的上下文菜单中选择“属性” ,然后在“属性”窗口中转到“C/C++ 构建”>“设置”>“工具设置” ,选择“ Cross ARM C++ 链接器/常规” ,然后选择“ProcessorExpert.ld”文件而不是“MK......_flash.ld” (参见以下屏幕截图)。 回复:将 PEx 添加到 KDS 裸板项目(无需 SDK) <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hello, KDS 和 Processor Expert 都不是推荐用于新设计的工具。该公司决定逐步淘汰这些工具。对于您在使用这些工具时遇到的不好体验,我们深感抱歉。 我建议您尝试 MCUXpresso IDE。您将在 KL27 SDK 中找到带有 KL27 USB 堆栈的示例项目。这是此 SDK 的直接下载链接: https://mcuxpresso.nxp.com/en/license?hash =78ddafe289a61753c40a3eff5c88facf&hash_download=1 可以从这里下载 MCUXpresso IDE: http://www.nxp.com/mcuxpresso/ide  它不是处理器专家。但是,我们仍在改进 MCUXpresso IDE 中的新项目向导以及其他 MCUXpresso 配置工具。 此致, 彼得 回复:将 PEx 添加到 KDS 裸板项目(无需 SDK) <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> KL27 不支持这样做。 可悲的是,KDS 比 CodeWarrior 更糟糕、更复杂。如果没有 SDK,就无法与处理器专家一起创建项目,这是一种倒退。处理器专家不知道如何创建一个简单的 USB 通信程序,这很令人尴尬。大多数 MCUxpresso 信息适用于 IAR 或 KEIL,而不适用于 KDS 或 CW,这很遗憾。 等等。 感谢像马雷克这样的人,像我这样傻的人才能继续下去。
View full article
RDDSC3PHBLDCINV:基于 MC56F8013 的采用 DC/DC 逆变器参考设计的三相 BLDC 驱动器 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Overview 特性 结构框图 电路板 设计资源 Overview 与传统BLDC电机不同,小型高速BLDC电机的电感极低。 在这种小型高速BLDC电机的相位上运用PWM控制时,电流呈方形PWM电压波形。 电流的这种变换能够以等于PWM频率的频率磁化电机铁芯和去磁,这可能会导致电机过热,从而受损。 为防止出现这种情况,需要采用专门的技术来控制此类电机。 本参考设计采用的方法中包含一个DC/DC逆变器,它能够为电机产生所需的电压。 然后,电机将使用一个传统的3相逆变器进行换向。 特性 使用霍尔传感器对BLDC电机进行电压控制 面向MC56F8013控制器板 在“带有精简型DC/DC逆变器的3相功率模块”上运行 控制技术包括: 使用DC/DC逆变器的BLDC电机闭环电压控制 BLDC电机闭环速度控制 两个旋转方向(但是,由于应用中使用了叶轮风扇,FreeMASTER页面上只呈现了一个方向的旋转) 电机和发电机两种模式 可从任何电机位置启动,无需转子对齐 最小转速 - 300 RPM 最大转速 - 38000 RPM FreeMASTER软件控制接口(电机启动/停止、速度设置) FreeMASTER软件监控器 FreeMASTER软件图形控制页(所需速度、实际电机速度、启动/停止状态、直流总线电压级别、电机电流、系统状态) FreeMASTER软件速度范围(观察实际和所需速度) FreeMASTER软件霍尔传感器范围(观察霍尔传感器的实际状态) 直流总线过压、欠压和过流保护,霍尔传感器线缆错误故障保护 结构框图 电路板 设计资源 传统设计
View full article
使用 Kinetis Design Studio v3.x 和 Kinetis SDK v2.0 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 新的 Kinetis SDK 已于 2016 年 1 月 29 日发布。本文档展示了如何将 SDK 与 Kinetis Design Studio v3.0.0 结合使用的步骤。 与以前的 SDK 不同,SDK v2.0 只需要 KDS 内部的通用“新项目向导”。   下载Kinetis SDK包 欢迎来到 Kinetis Expert | Kinetis Expert 使用您的用户 NXP 名称/帐户登录 点击“构建 SDK”按钮 如果这是您的第一个配置:选择您想要使用的主板/处理器 自定义 SDK 版本、工具链和主机操作系统 构建 SDK 检查软件库并下载文件 将下载的存档文件解压到文件夹(建议放入 c:\nxp(例如(c:\nxp\SDK_v2.0-K64F)或在其他系统上进入/nxp) 以上步骤在附加视频“ Kinetis SDK V2.0 配置生成.mp4”中   在 Kinetis Design Studio 中安装 Kinetis SDK v2.0 新项目向导 启动 Kinetis Design Studio 选择菜单帮助 > 安装新软件 Select KDS Update site (Freescale KDS Update Site - http://freescale.com/lgfiles/updates/Eclipse/KDS) 安装新的 Kinetis SDK 2.x 项目向导 参见附件视频“在 KDS.wmv 中安装 KSDK v2.0 项目向导”   对于离线安装:可以从https://www.nxp.com/kds网站的 Kinetis Design Studio V3.0.0 下载目录下下载该向导,例如对于 Windows,它位于此处:   创建并调试KSDK V2.0项目 使用菜单文件>新建>Kinetis SDK 2.x项目 选择/浏览要使用的 SDK 提供项目名称 选择设备/板 选择驱动程序集和 RTOS 按完成 构建项目 调试项目 步骤显示在附加视频“创建、构建和调试 Kinetis SDK v2.0 项目.wmv”中   链接: Kinetis SDK:欢迎来到 Kinetis Expert | Kinetis Expert Kinetis Design Studio: Kinetis Design Studio 集成开发 |NXP 概述 回复:使用 Kinetis Design Studio v3.x 和 Kinetis SDK v2.0 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hi Robin, 该 URL 是 Eclipse 更新站点,而不是普通网站。 参见上文: 在 Kinetis Design Studio 中安装 Kinetis SDK v2.0 新项目向导 或“带有 SDK v2.0 和 Kinetis Design Studio 的‘新项目向导’”部分 在https://mcuoneclipse.com/2016/01/29/first-nxp-kinetis-sdk-release-sdk-v2-0-with-on-demand-package-builder/ 希望这能帮到您, Erich 回复:使用 Kinetis Design Studio v3.x 和 Kinetis SDK v2.0 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hi, 在哪里可以找到“新 Kinetis SDK 2.x 项目向导”。我无法打开网页” http://freescale.com/lgfiles/updates/Eclipse/KDS ” 回复:使用 Kinetis Design Studio v3.x 和 Kinetis SDK v2.0 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hi Raul, 请参阅 Jason 在此主题中发布的示例: https://community.freescale.com/message/615104? et=watches.email.thread#615104 Erich 回复:使用 Kinetis Design Studio v3.x 和 Kinetis SDK v2.0 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Erich 您是否有使用 Freertos 和 gpio 驱动程序的示例,例如打开和关闭 FRDM K64 板上的 LED 谢谢! 劳尔 回复:使用 Kinetis Design Studio v3.x 和 Kinetis SDK v2.0 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 屏幕截图可以让遇到同样问题的人清楚地了解情况 我做到了。 我将就另一个问题开设一个新主题。 谢谢! Erich. 回复:使用 Kinetis Design Studio v3.x 和 Kinetis SDK v2.0 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hi Neil, 我建议您在 Kinetis SDK 社区( Kinetis 软件开发套件)中就此问题启动一个新主题。我认为那会是一个更好的地方。 谢谢您! Erich 回复:使用 Kinetis Design Studio v3.x 和 Kinetis SDK v2.0 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hi Neil, 我添加了一个屏幕截图以便看得更清楚。 谢谢! Erich 回复:使用 Kinetis Design Studio v3.x 和 Kinetis SDK v2.0 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Update, 看来,我需要将我的 SDK_2.0_K64F.zip 解压到我的 C:\Freescale\SDK_2.0_K64F 中 接下来,我删除了现有项目上的现有 FatFs 文件,但现在出现了错误。 我意识到 FatFs 的项目路径必须改变,所以我继续进行 需要的改变。 “ ${ProjDirPath} /fatfs_0.11a” "${ProjDirPath}/fatfs_0.11a/fsl_sd_disk" 我编译了,但仍然收到以下错误 您有什么建议吗? 谢谢! 回复:使用 Kinetis Design Studio v3.x 和 Kinetis SDK v2.0 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Update, 好的,看来我已经完成这一步了。 我现在如何将我的项目更新到新的 FatFs R0.11b 或 a? 谢谢! 尼尔 回复:使用 Kinetis Design Studio v3.x 和 Kinetis SDK v2.0 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hi Erich, 如果我遵循以下指示: 在 Kinetis Design Studio 中安装 Kinetis SDK v2.0 新项目向导 这一步不清楚: 3. Select KDS Update site (Freescale KDS Update Site - http://freescale.com/lgfiles/updates/Eclipse/KDS) KDS 更新网站在哪里?我位于可用软件屏幕。 谢谢! 尼尔 回复:使用 Kinetis Design Studio v3.x 和 Kinetis SDK v2.0 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hi Sean, 请参阅 Kinetis SDK v2 简介及其路线图详细信息。 Erich 回复:使用 Kinetis Design Studio v3.x 和 Kinetis SDK v2.0 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hi Sean, 还没有。我的路线图/列表将很快发布,请确保您关注Kinetis 软件开发套件社区,因为它应该发布在那里。 Erich 回复:使用 Kinetis Design Studio v3.x 和 Kinetis SDK v2.0 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> SDK 2.0 是否适用于所有处理器类型? 我刚刚尝试选择MK10DX256XXX10,但无法选择2.0选项,只能选择1.3 如果该处理器尚未提供 SDK 2.0,您能估计一下什么时候会提供吗? 此致敬礼 肖恩 回复:使用 Kinetis Design Studio v3.x 和 Kinetis SDK v2.0 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 谢谢,埃里希。 当我创建 SDK 时我错过了那个按钮。 回复:使用 Kinetis Design Studio v3.x 和 Kinetis SDK v2.0 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hi Michael, 确保选择“Kinetis Design Studio”(或“全部”)作为 IDE/工具链选择。您选择的可能是简单的“gcc”。 Erich 回复:使用 Kinetis Design Studio v3.x 和 Kinetis SDK v2.0 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 当我尝试创建一个测试项目时,在步骤 3 中,当我提供项目名称“test”时,出现错误“所选目录不包含用于 KDS 的 Kinetis SDK 2.x”。我已经下载并解压了 MK22FX512Axxx 的 SDK。 回复:使用 Kinetis Design Studio v3.x 和 Kinetis SDK v2.0 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 鲍勃, 您将在下载的 SDK 档案中找到 API 参考手册的 PDF(和 HTML)版本。 此致 回复:使用 Kinetis Design Studio v3.x 和 Kinetis SDK v2.0 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 在线文档位于此处: Kinetis SDK 2.0 API 参考手册:简介 可以在哪里下载文档?PDF? 不幸的是,世界上并非所有地方都有可靠的互联网。:-( 做一些诸如构建 SDK 包和在线阅读文档之类的事情,忘记这样的事情......
View full article
高压三相电机控制 描述 结构框图 产品 相关文档 工具 培训 来自社区的相关演示 描述 三相高压电机控制可以驱动当今要求严格的 BLDC、PMSM 和 ACIM 电机控制设计,并具有优化的 MCU 性能。Kinetis V MCU 的频率范围从 75MHz 到 240MHz,可为产品提供灵活性并最大程度地提高重复使用率。此外,恩智浦还提供 Kinetis 电机软件套件,以降低电机控制学习曲线并加快产品上市时间。   结构框图 产品 类别名称1: MCU 产品网址 1 Arm ® Cortex ® -M0+|Kinetis ® KV1x 电机控制 MCU | NXP 产品描述 1 与同类 MCU 相比,Kinetis ® KV1x MCU 在数学密集型应用中的性能提高了 27%,使其能够瞄准 BLDC 以及计算要求更高的 PMSM 电机。 类别名称2: AC/DC 产品网址 1 TEA175x | 恩智浦 产品描述 1 TEA175x的高集成度使其能够设计出成本高效的电源,并减少外部元件数量。其内置的特殊绿色功能可在所有功率水平下提供高效率。 类别名称 3: 温度传感器 产品网址 1 LM75B:数字温度传感器 | NXP 产品描述 1 I²C 总线 LM75B 包含大量用于存储设备设置的数据,它具有一个 11 位 ADC,可提供 0.125°C 的温度分辨率和可编程的温度阈值。 相关文档 Document URL 主题 https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN10441.pdf I2C总线设计中的电平转换技术 https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN10580.pdf GreenChip TEA1761同步整流和反馈控制器 https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN11013.pdf DCM反激式SMPS控制器 https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN4986.pdf PMSM参数自动识别 https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN4912.pdf 利用MCAT工具调试三相PMSM无传感器控制应用 https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN4862.pdf 利用MKV10x实现三相BLDC无传感器控制 https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN4870.pdf 使用 MKV10 调整三相 BLDC 电机无传感器控制 https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN4560.pdf 使用 Kinetis Flextimers 实现 PWM 同步 https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN4410.pdf FlexTimer 和 ADC 同步用于磁场定向控制 工具 培训网址 https://store.nxp.com/webapp/ecommerce.add_item.framework?PART_NUMBER=TWR-MC-LV3PH&QUANTITY=1&ITEM_TYPE=TOOL_HW 培训   培训网址 恩智浦完整的电机控制解决方案 -…  来自社区的相关演示 相关演示网址 Kinetis KV1x MCU 及塔式系统 TWR-KV10Z32 演示 Kinetis V系列ATV由Kinetis V和电机控制工具箱支持 框图 工业控制
View full article
CodeWarrior 的好消息...10.3 时代已经到来!!! <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 希望您度过一个愉快而美好的假期,我必须宣布一个全新的玩具已经到来,它将为 2013 年的发展增添光彩! 它是 适用于微控制器的全新 CodeWarrior Development Studio v10.3,评估版 ,从 今天 起,它将在 CodeWarrior 页面 和此帖子中提供给您! 花几秒钟来了解一下新软件!发行说明将引导您了解飞思卡尔为我们带来的新内容! 您将在其中发现主要的新功能,例如:   全新支持的架构(首次!)Kinetis L系列和S12Z 简化了C/C++和调试视图,强调嵌入式开发所需的基本任务 指令视图允许通过一次点击访问许多基础任务。 MQX-Lite实时操作系统是一个Processor Expert组件,使您可以向Kinetis项目中添加轻型内核* Processor Expert硬件视图使您可以构建并共享电路板配置 ARM Ltd. gcc 编译器支持Kinetis L 和 K 系列 Eclipse IDE 3.7.1 (Indigo) 还有更多重要细节!   当您准备好尝试时,还有另一个重要的细节需要考虑。有两种方式可以下载软件:通过在线安装程序或离线安装程序。   在线安装程序假定您的计算机可以访问互联网。在安装过程中,将安装核心工具,并要求您选择要安装的飞思卡尔架构支持。安装程序将自动访问互联网,下载必要的档案并将其安装在您的 CodeWarrior 目录中。 单击此处开始下载。该档案大小为 646 MB。   离线安装程序假定您的计算机无法访问互联网。现在将下载安装程序所需的所有数据,并且不会执行其他下载。 单击此处开始下载。总档案大小为 1.23 GB 注意: 评估版许可证将随您的产品自动安装,您无需注册。此许可证允许您在 30 天的评估期内以专业版形式开发项目。30 天后,该许可证将作为特别版许可证(永久免费,但功能有限)使用,支持无限汇编代码;ColdFire+、V1 ColdFire、DSC、 Kinetis L 系列、RS08、S08 衍生产品最多 64KB 的 C 代码;Kinetis K 系列和 V2-V4 ColdFire 衍生产品最多 128KB 的 C 代码;Qorivva 和 PX 衍生产品最多 512KB。   祝 CodeWarrior 用户 2013 年开发顺利!!! 概述 回复:CodeWarrior 的好消息...10.3 时代已经到来!!! <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 大家好, 今天我有一个糟糕的想法,安装新的 10.3 版本(而不是 10.3 beta 版)。安装后,第一步是编译和调试我的项目,该项目与 10.3 Beta 完美兼容,但出现链接错误。 具体来说,我发现编译器中有一个“小”变化,但在发行说明中没有解释: 以前的编译器生成的文件是从 main.c 到 main.obj,实际编译器将输出更改为 main_c.obj 显然,任何文件中都没有报道这一点。 我发现它是因为在我的 lcf 文件中我需要将特定的功能放置在特定的闪存扇区中。 我希望这个“建议”能够有用。 Bye, Paolo 回复:CodeWarrior 的好消息...10.3 时代已经到来!!! <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 莫妮卡,您能否澄清一下“完整”10.3 版本与 10.3 测试版的许可情况? 据我所知,根据Erich过去的说法,带有gcc的10.3b允许Kinetis L的代码大小不受限制。查看10.3的产品描述,看起来您已经恢复到常规的完整/SE拆分,因此,对于Kinetis L,您能得到的最佳代码大小是64k。(顺便问一下 - 这些限制是源的大小,还是编译二进制的大小?)测试版的唯一缺点(我所看到的)是某些工具(不确定是哪些)在一段时间后会停止工作 - 但编译器和处理器专家永远都很好。 您是否正在限制 gcc,是否已经停止使用 gcc,或者......? 只是想澄清这一切 - 特别是因为论坛这部分的标题仍然说 10.3b(不是常规的 10.3)可供下载。 只是希望我将我的测试版下载保存在安全的地方! 回复:CodeWarrior 的好消息...10.3 时代已经到来!!! <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 但是,我们这些使用 Linux 作为开发环境(针对 Linux 的 Freescale i.MX BSP 的标准)的人却被冷落了,即使是那些在 Linux 上使用 CW 10.2 的人。 飞思卡尔又一次采取了行动。
View full article
使用 FTM 和比较器创建门控定时器 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 简介 什么是门控定时器以及为什么我需要它? 门控定时器是一种时钟由某些外部信号启用(或“门控”)的定时器。这允许使用低代码开销方法来同步计时器和事件和/或测量事件。此功能通常不包含在飞思卡尔微控制器设备上(此功能仅包含在配备升级的 TPM v2 外设的设备上;目前为 K66、K65、KL13、KL23、KL33、KL43、KL03) ,但在某些情况下可能有用。门控定时器可能有用的一些应用包括异步数字采样、脉冲宽度占空比测量和电池充电。 如何使用 Kinetis FTM 或 TPM 外设实现门控定时器? 要使用Kinetis 设备(没有 TPM v2 外设)实现真正的门控定时器,需要额外的硬件来实现门控定时器的启用/禁用功能。本说明将重点介绍实现门控定时器的两种不同方法(低真和高真)。所用方法取决于您的应用程序的要求。 为不带 TPM v2 外设的 Kinetis 设备实现门控定时器需要使用比较器和电阻网络来实现门控功能(注意:可以使用电平转换器来代替所描述的电阻网络;但是,电阻网络可能更具成本效益,因此在本次讨论中介绍)。下图 1 是如何实现门控定时器功能的框图。此配置背后的理论将在后面的章节中解释。 操作理论 比较器和电阻网络实现 比较器是实现此功能的关键部分。对于比较器经验不多(或需要复习一下)的人,下图表示比较器。请注意,本应用中涉及三个端子:同相输入(标有“+”号)、反相输入(标有“-”号)和输出。 比较器的作用正如其名称所示:它比较两个信号并根据比较结果调整输出。下图以数学形式表示。 考虑上图,当非反相输入的电位高于反相输入时,比较器的输出将为逻辑高电平。如果非反相输入的电位低于反相输入,则输出将为逻辑低。如果输入完全相同,则输出将不可预测(甚至可能会出现振荡,因为比较器被设计为将输出驱动为稳定的高电平或低电平)。该机制允许实现门控定时器功能所需的时钟启用功能,前提是非反相或反相输入是时钟波形,而相反的输入是稳定的逻辑高或低(取决于所需的配置),并且两个输入都不完全相等。 比较器配置 应用程序可以使用两种基本信号配置来启用比较器的时钟输出:低真信号和高真信号。以下两节解释了这两个信号及其实现的一些细节。 低真使能 低真使能信号是一种在“活动”状态下具有零电位(相对于微控制器)或“接地”信号的使能信号。当使用按钮或瞬时开关提供使能信号时,这种配置是一种常见的实现方式。当使用这种类型的信号时,您需要将使能信号连接到比较器的非反相输入,并将时钟信号连接到反相输入。应确保使能信号的高电平始终等于输入时钟的最高电压加上比较器的最大输入失调电压。要确定比较器的最大输入失调电压,请参阅器件特定的数据手册。下图以图形方式显示了信号开启和关闭的区域。 所使用的外部硬件应确保使能信号的低电平永远不会低于输入时钟的最低电压加上比较器的最大输入偏移。下图显示了一种相对便宜且可以满足这些要求的硬件配置。 高真使能 高真使能信号是一种使能信号,在“活动”状态下,其电位等于微控制器的 VDD。当使能信号由有源或另一个微控制器提供时,通常会实现此配置。当与这种类型的信号接口时,您需要将使能信号连接到比较器的反相输入,并将时钟信号连接到非反相输入。当比较器处于非活动状态时,它应该等于或低于时钟信号的最低电压减去比较器的最大输入失调。请参阅下图,了解高真实配置的“开”和“关”区域的图表。 外部硬件需要保证当使能信号处于有效状态时,其电压不会高于时钟信号的最高电压减去比较器的最大输入偏移量。下图显示了一种相对便宜且可以满足这些要求的硬件配置。 时钟选项 时钟波形要求因应用而异。详细说明所有可能性几乎是不可能的。本节的重点是告知 Kinetis 系列提供哪些选项,并提供一些关于何时可能需要调查每个选项的见解。 Kinetis 系列为大多数设备提供时钟输出引脚,以允许将内部时钟路由至引脚。此选项的用途可能多种多样。在这种特定情况下,它将用于为比较器时钟输入提供源时钟。以下是 Kinetis K 系列设备中最常见的时钟输出引脚选项。(注意:如果应用需要 CLKOUT 信号无法提供的时钟频率,则可以使用单独的 FTM 或 TPM 实例或另一个定时器模块来生成所需的时钟。) 在 Kinetis L 系列设备中,将提供以下选项。 所选的时钟选项应该是所设计应用程序允许的最慢时钟。这将最大限度地降低应用程序的功耗。对于需要高分辨率的应用程序,应该选择总线、闪存或 Flexbus 时钟(请注意,如果应用程序中未使用 Flexbus 时钟,则可以提供独立可调的时钟,因为它始终在运行)。然而,如果目标应用需要更节能,则应使用 LPO 或 MCGIRCLK。Kinetis 设备的 LPO 频率固定为 1 kHz,因此仅适用于需要毫秒分辨率的应用。 Kinetis硬件支持 Kinetis K系列MCU Kinetis L系列MCU Kinetis V系列MCU/单片机
View full article
运行Android Pie的i.MX8M mini评估套件上的PN7150 NFC控制器 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 本文档介绍了如何向运行 Android Pie 的 i.MX8M mini evk 添加 NFC 支持。 硬件设置: i.MX8M mini evk(参见i.MX 8M Mini 评估套件 | NXP )配备 Raspberry Pi 兼容连接器,OM5578/RPI PN7150 演示套件可用于执行此移植(参见适用于 Arduino 及更多设备的 NFC 开发套件 | NXP) 。但是必须进行一些小的修改,因为 PN7150 所需的一些信号没有映射到 i.MX8M 迷你扩展连接器引脚。 OM5578 IRQ 信号必须映射到 Raspberry Pi 连接器引脚 #19,OM5578 VEN 信号必须映射到 Raspberry Pi 连接器引脚 #21。 参见下面的修改图片: 然后,两块板就可以拼合在一起,如下图所示: 使用演示图像快速启动: 演示图像包括对 PN7150 的支持,基于 Android P9.0.0 Pie(P9.0.0_1.0.0,4.14 内核)i.MX 软件版本(参见i.MX 软件 | NXP )。 相关文档可以从这里下载: https://www.nxp.com/docs/en/supporting-information/android_p9.0.0_1.0.0-ga_docs.zip。 只需刷新演示图像(从此处下载: https://www.nxp.com/lgfiles/updates/NFC/ANDROID_P9-0-0_PN7150_IMAGE_8MMEVK.zip )遵循 i.MX_Android_Quick_Start 文档(上面提到的 Android P9.0.0_1.0.0 文档包的一部分)中的指南。 然后,NFC 支持将包含在设备设置中,如下面的设备屏幕截图所示: 将 OM5578 演示套件中提供的 NFC 标签靠近 NFC 天线将触发声音通知: 不幸的是,Android 演示图像没有嵌入网络浏览器,因此读取 NFC 标签内容(演示套件网页的 URL)时它不会自动打开。否则(如果安装了网络浏览器)您可以在设备上看到这样的页面打开: 向 imx-android-pie 版本添加 PN7150 支持: 如果您希望在 imx-android-pie 环境中添加 PN7150 支持,只需从 源代码根文件夹(请参阅上面提到的 Android P9.0.0_1.0.0 文档包中的 i.MX_Android_User_Guide${MY_ANDROID} 文档部分)应用补丁(附加的 imx-p9.0.0_1.0.0-ga_pn7150_patches.tar.gz 文件)。 $patch-p1-d设备/fsl/ $ patch -p1 -d packages/apps/Nfc $patch-p1-d硬件/nxp/nfc  $ patch -p1 -d vendor/nxp $ patch -p1 -d vendor/nxp-opensource/kernel_imx/ 构建时,PN7150 支持将包含在 android 图像中,如上面描述的演示图像所示。 参考资料: 此移植已按照AN11690_NXP-NCI_Android_Porting_Guidelines文档中提供的指南完成(演示图像和补丁创建)。 Android i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano 回复:运行 Android Pie 的 i.MX8M mini evk 上的 PN7150 NFC 控制器 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 谢谢回复, 修补后,我们的 PN7150 可以在带有 imx-p9.0.0_2.0.0-ga 版本的主板上运行! 回复:运行 Android Pie 的 i.MX8M mini evk 上的 PN7150 NFC 控制器 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hi, 是的, imx-p9.0.0_1.0.0-ga_pn7150_patches应该悄悄地适用于 imx-p9.0.0_2.0.0-ga 版本。 此致, Jeremy. 回复:运行 Android Pie 的 i.MX8M mini evk 上的 PN7150 NFC 控制器 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 嗨,杰里米,这个补丁也适合 imx-p9.0.0_2.0.0-ga 吗? 非常感谢!
View full article
S32K344-実際の時間をRTCのRTCVAL値に変換する方法 こんにちは RTCウェイクアップ機能をテストするためにS32K344を使用しました。RTCのタイミング時間を設定する際には、以下に示すようなサンプルプログラムの変換方法を参照しました。 SimonLiu_0-1718765489195.jpeg ただし、実際のテストでは時間がずれていました。その理由は何ですか? よろしくお願いいたします。 Simon Re: S32K344-実際の時間をRTCのRTCVAL値に変換する方法 こんにちは、サイモンさん。 内部 SIRC は正確ではありません。 danielmartynek_0-1718866832520.png 正確なRTCを得るには、32.768Khzクリスタルを備えた外部SXOSCを使用します。 よろしくお願いします。 Daniel
View full article
使用 IW416 模块时如何禁用 5G 功能 客户希望使用驱动程序参数 dev_cap_mask 禁用 5G 功能 使用 modprobe 时启动它的步骤 例如: modprobe moal mod_para=nxp/wifi_mod_para.conf 其中: wifi_mod_para.conf SDIW416 = { cfg80211_wext=0xf drv_mode=7 最大虚拟器bss=1 cal_data_cfg=无 fw_name=nxp/sdiouartiw416_combo_v0.bin txpwrlimit_cfg=nxp/txpower_EU.bin dev_cap_mask=? } 其他信息: 模块:murata 1XK 固件/驱动程序:SD-WLAN-UART-BT-IW416-LNX_6_1_55-IMX8-16.92.21.p84.128-16.92.21.p84.128-MM6X16423.P6-GPL 客户想知道如何使用 dev_cap_mask 设置禁用 5G 功能 或者有其他建议的程序吗? 谢谢。 回复:使用 IW416 模块时如何禁用 5G 功能 嗨,克里斯汀 谢谢。 回复:使用 IW416 模块时如何禁用 5G 功能 Hi, @yao_feng  您可以建议客户使用 bandcfg 参数来设置/获取基础设施/临时频段。请参阅下面的详细信息,以便于更改。 bandcfg 此命令用于设置/获取基础设施/临时频段。 注意:该命令仅在断开连接的状态下有效。 用法: mlanutl mlanX bandcfg [l] [m] [n] 其中参数: [l]:基础设施频段 位 0:B 位 1:G 位 2:A 位 3:GN 位 4:AN 位 5:交流 2.4G 位 6:AC 5G 位 8:AX 2.4G 位 9:AX 5G [m]: 临时起始频段 位 0:B 位 1:G 位 2:A [n]: Ad-hoc 起始通道 例子: mlanutl mlan0 bandcfg : 获取基础设施/临时频段和临时 启动通道配置 mlanutl mlan0 bandcfg 1 :仅将近红外波段设置为 B mlanutl mlan0 bandcfg 3 2 6 :将近红外频段设置为 B/G,临时起始频段 至 G 和临时启动通道至 6 顺祝商祺! 克里斯汀。
View full article
imx8mp无法重置 Hi, 我司基于imx8mp设计了一块板子。 一切顺利,但是一旦按下重置键,系统就会挂起。 它无法重新启动。有人能告诉我如何调试这个问题吗? i.MX 8 系列 | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus 回复:imx8mp无法重置 我建议您提交一张票来审查您的示意图。 https://www.nxp.com/support/support:SUPPORTHOME(--> 提交工单) 回复:imx8mp无法重置 匹配, 我们确实有。复位信号从低到高到PMIC引脚PMIC_RST_B,并且PMIC引脚POR_B从低到高到IMX8MP引脚POR_B 回复:imx8mp无法重置 您测量过引脚信号吗? 回复:imx8mp无法重置 亲爱的吉米, 我们的电路板是基于NXP官方参考板设计的。 那么您还有其他想法来调试它吗? 回复:imx8mp无法重置 这是i.MX 8M Plus 硬件开发人员指南 请阅读表 5。重置和开/关建议
View full article
在 for 循环中扫描掩码参数——块“MC3377xC 获取值”NXP 基于模型的设计工具箱 Hello,  我正在使用 Matlab Simulink 2023b 中 NXP 基于模型的设计工具箱中的块“MC3377xC 获取值”(以及‘BMS_3377xC’库中的其他块)。 我想知道如何在 Simulink 仿真中的 For 循环以及嵌入式代码生成中扫描掩码参数(例如“MC3377xC Get Values”块中的“Instance”和“CID”值)。 谢谢! Cheng 回复:在 for 循环中扫描掩码参数 - 块“MC3377xC 获取值”NXP 基于模型的设计 Hello @CZ_FB, 不幸的是,这个要求无法立即实现,因为它需要 MBDT 团队进行重大更新/修补。我们必须重新设计和修改工具箱中的块,以接受 CID 和实例作为块输入。我将为此类变更开一张票,但由于我们没有涵盖 S32K1 MBDT 新版本的路线图,因此我无法保证这将得到实施。 为了更快地帮助您满足此类要求,我可以确定两个选项: 1.您可以使用 switch case,并在每种情况下放置一个块来处理您需要覆盖的 CID 和实例。 2. 第二种选择是创建一个使用自定义代码的块,使用本文中描述的模板或方法https://community.nxp.com/t5/NXP-Model-Based-Design-Tools/How-to-use-your-own-C-code-in-our-Toolbox-Battery-Management/ta-p/1119004 您需要覆盖多少个 BCC? 此致, Marius
View full article
S32 Design Studio for ARM 即将到期 你好,支持团队, 您能否延长我的 S32 Design Studio for ARM 2.2 许可证?它将在 15 天后到期。 我的许可证详细信息如下: 适用于 ARM 的 S32 设计工作室 激活ID:0E6E-4188-1B59-C966 评估天数:15 功能版本:2.2 功能状态:评估(15天) 先行致谢。 此致敬礼, Andreas 回复:S32 Design Studio for ARM 即将到期 感谢您的快速帮助,我能够重新注册扩展许可证。 谢谢您,祝您玩得愉快。 回复:S32 Design Studio for ARM 即将到期 Hi Andreas,  您的S32DS许可证已延长。您可以让当前许可证过期或返回它 - 在主菜单栏上单击帮助-> NXP 许可证-> 打开-> 返回许可证,然后使用旧代码再次激活 S32DS。
View full article
如何在 S32G-VNP-RDB3 板上启用以太网,用于 BSP43 Yocto 构建 S32G399ARDB3 您好,NXP团队: 在为 S32G399ARDB3 构建和刷新 BSP43 Yocto 版本后,我遇到了一个问题,以太网接口没有工作,下面是问题的详细信息: 硬件设置: 主板:S32G399ARDB3 物理连接:主板通过以太网线连接到路由器,主板上的以太网LED灯亮。 问题描述: 正在检测 eth0 链接。 但网络不可达,并且板子没有分配IP地址。 如果我手动将 IP 地址分配为: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 一旦 Linux 启动,我们就进入文件系统: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- root@s32g399ardb3:~# ifconfig eth0:标志=4099 mtu 1500 以太 6a:e6:b7:d1:21:3c txqueuelen 1000(以太网) RX 数据包 0 字节 0(0.0 B) RX 错误 0 丢失 0 超限 0 帧 0 TX 数据包 0 字节 0(0.0 B) TX 错误 0 丢失 0 超限 0 载波 0 冲突 0 设备中断 55 基址 0xe000 lo:标志=73 mtu 65536 inet 127.0.0.1 网络掩码 255.0.0.0 inet6 ::1 前缀长度 128 范围 ID 0x10 loop txqueuelen 1000(本地环回) RX 数据包 82 字节 6220(6.0 KiB) RX 错误 0 丢失 0 超限 0 帧 0 TX 数据包 82 字节 6220(6.0 KiB) TX 错误 0 丢失 0 超限 0 载波 0 冲突 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 采取的步骤: 成功构建并刷新 BSP43 图像。 验证物理以太网连接(电缆和路由器)。 使用命令 ifconfig 检查 eth0 接口是否存在,发现有 eth0 但未分配 ip 问题: 在刷新 BSP43 映像之后或之前,是否需要任何其他配置来启用以太网接口? 是否有特定的程序来为 S32G499ARDB3 板生成或配置 /etc/network/interface 文件? 该主板上是否存在任何已知问题或以太网连接解决方法? 任何帮助都将不胜感激 此致, Jayanth KB 回复:如何在 S32G-VNP-RDB3 板上启用以太网,以便为 S32G399ARDB3 构建 BSP43 Yocto 你好, @Jayanth-KB 谢谢你的帖子。 据我所知,在 BSP43 上使用 eth0(GMAC0)没有特殊步骤,如果您的 LAN 中有 dhcp 服务器,则可能会使用默认设置自动为您的主板分配一个 IP,如果没有,您可以手动为该端口分配 IP。 请问您是否可以手动将 IP 设置为端口?看来您附加的日志不完整。 BR 陈银
View full article