使用 Kinetis Design Studio v3.x 和 Kinetis SDK v2.0<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
新的 Kinetis SDK 已于 2016 年 1 月 29 日发布。本文档展示了如何将 SDK 与 Kinetis Design Studio v3.0.0 结合使用的步骤。
与以前的 SDK 不同,SDK v2.0 只需要 KDS 内部的通用“新项目向导”。
下载Kinetis SDK包
- 欢迎来到 Kinetis Expert | Kinetis Expert
- 使用您的用户 NXP 名称/帐户登录
- 点击“构建 SDK”按钮
- 如果这是您的第一个配置:选择您想要使用的主板/处理器
- 自定义 SDK 版本、工具链和主机操作系统
- 构建 SDK
- 检查软件库并下载文件
- 将下载的存档文件解压到文件夹(建议放入 c:\nxp(例如(c:\nxp\SDK_v2.0-K64F)或在其他系统上进入/nxp)
以上步骤在附加视频“ Kinetis SDK V2.0 配置生成.mp4”中
在 Kinetis Design Studio 中安装 Kinetis SDK v2.0 新项目向导
- 启动 Kinetis Design Studio
- 选择菜单帮助 > 安装新软件
- Select KDS Update site (Freescale KDS Update Site - http://freescale.com/lgfiles/updates/Eclipse/KDS)


- 安装新的 Kinetis SDK 2.x 项目向导
参见附件视频“在 KDS.wmv 中安装 KSDK v2.0 项目向导”
对于离线安装:可以从https://www.nxp.com/kds网站的 Kinetis Design Studio V3.0.0 下载目录下下载该向导,例如对于 Windows,它位于此处:


创建并调试KSDK V2.0项目
- 使用菜单文件>新建>Kinetis SDK 2.x项目
- 选择/浏览要使用的 SDK
- 提供项目名称
- 选择设备/板
- 选择驱动程序集和 RTOS
- 按完成
- 构建项目
- 调试项目
步骤显示在附加视频“创建、构建和调试 Kinetis SDK v2.0 项目.wmv”中
链接:
概述回复:使用 Kinetis Design Studio v3.x 和 Kinetis SDK v2.0<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
Hi Robin,
该 URL 是 Eclipse 更新站点,而不是普通网站。
参见上文:
在 Kinetis Design Studio 中安装 Kinetis SDK v2.0 新项目向导
或“带有 SDK v2.0 和 Kinetis Design Studio 的‘新项目向导’”部分
在https://mcuoneclipse.com/2016/01/29/first-nxp-kinetis-sdk-release-sdk-v2-0-with-on-demand-package-bu...
希望这能帮到您,
Erich
回复:使用 Kinetis Design Studio v3.x 和 Kinetis SDK v2.0<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
Hi,
在哪里可以找到“新 Kinetis SDK 2.x 项目向导”。我无法打开网页” http://freescale.com/lgfiles/updates/Eclipse/KDS ”
回复:使用 Kinetis Design Studio v3.x 和 Kinetis SDK v2.0<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
Hi Raul,
请参阅 Jason 在此主题中发布的示例: https://community.freescale.com/message/615104? et=watches.email.thread#615104
Erich
回复:使用 Kinetis Design Studio v3.x 和 Kinetis SDK v2.0<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
Erich
您是否有使用 Freertos 和 gpio 驱动程序的示例,例如打开和关闭 FRDM K64 板上的 LED
谢谢!
劳尔
回复:使用 Kinetis Design Studio v3.x 和 Kinetis SDK v2.0<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
屏幕截图可以让遇到同样问题的人清楚地了解情况
我做到了。
我将就另一个问题开设一个新主题。
谢谢!
Erich.
回复:使用 Kinetis Design Studio v3.x 和 Kinetis SDK v2.0<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
Hi Neil,
我建议您在 Kinetis SDK 社区( Kinetis 软件开发套件)中就此问题启动一个新主题。我认为那会是一个更好的地方。
谢谢您!
Erich
回复:使用 Kinetis Design Studio v3.x 和 Kinetis SDK v2.0<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
Hi Neil,
我添加了一个屏幕截图以便看得更清楚。
谢谢!
Erich
回复:使用 Kinetis Design Studio v3.x 和 Kinetis SDK v2.0<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
Update,
看来,我需要将我的 SDK_2.0_K64F.zip 解压到我的 C:\Freescale\SDK_2.0_K64F 中
接下来,我删除了现有项目上的现有 FatFs 文件,但现在出现了错误。
我意识到 FatFs 的项目路径必须改变,所以我继续进行
需要的改变。
“ ${ProjDirPath} /fatfs_0.11a”
"${ProjDirPath}/fatfs_0.11a/fsl_sd_disk"
我编译了,但仍然收到以下错误
您有什么建议吗?
谢谢!
回复:使用 Kinetis Design Studio v3.x 和 Kinetis SDK v2.0<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
Update,
好的,看来我已经完成这一步了。
我现在如何将我的项目更新到新的 FatFs R0.11b 或 a?
谢谢!
尼尔
回复:使用 Kinetis Design Studio v3.x 和 Kinetis SDK v2.0<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
Hi Erich,
如果我遵循以下指示:
在 Kinetis Design Studio 中安装 Kinetis SDK v2.0 新项目向导
这一步不清楚:
3. Select KDS Update site (Freescale KDS Update Site - http://freescale.com/lgfiles/updates/Eclipse/KDS)
KDS 更新网站在哪里?我位于可用软件屏幕。
谢谢!
尼尔
回复:使用 Kinetis Design Studio v3.x 和 Kinetis SDK v2.0<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
Hi Sean,
请参阅 Kinetis SDK v2 简介及其路线图详细信息。
Erich
回复:使用 Kinetis Design Studio v3.x 和 Kinetis SDK v2.0<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
Hi Sean,
还没有。我的路线图/列表将很快发布,请确保您关注Kinetis 软件开发套件社区,因为它应该发布在那里。
Erich
回复:使用 Kinetis Design Studio v3.x 和 Kinetis SDK v2.0<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
SDK 2.0 是否适用于所有处理器类型?
我刚刚尝试选择MK10DX256XXX10,但无法选择2.0选项,只能选择1.3
如果该处理器尚未提供 SDK 2.0,您能估计一下什么时候会提供吗?
此致敬礼
肖恩
回复:使用 Kinetis Design Studio v3.x 和 Kinetis SDK v2.0<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
谢谢,埃里希。
当我创建 SDK 时我错过了那个按钮。
回复:使用 Kinetis Design Studio v3.x 和 Kinetis SDK v2.0<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
Hi Michael,
确保选择“Kinetis Design Studio”(或“全部”)作为 IDE/工具链选择。您选择的可能是简单的“gcc”。
Erich
回复:使用 Kinetis Design Studio v3.x 和 Kinetis SDK v2.0<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
当我尝试创建一个测试项目时,在步骤 3 中,当我提供项目名称“test”时,出现错误“所选目录不包含用于 KDS 的 Kinetis SDK 2.x”。我已经下载并解压了 MK22FX512Axxx 的 SDK。
回复:使用 Kinetis Design Studio v3.x 和 Kinetis SDK v2.0<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
鲍勃,
您将在下载的 SDK 档案中找到 API 参考手册的 PDF(和 HTML)版本。
此致
回复:使用 Kinetis Design Studio v3.x 和 Kinetis SDK v2.0<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
在线文档位于此处: Kinetis SDK 2.0 API 参考手册:简介
可以在哪里下载文档?PDF?
不幸的是,世界上并非所有地方都有可靠的互联网。:-(
做一些诸如构建 SDK 包和在线阅读文档之类的事情,忘记这样的事情......