1113703_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1113703_ja-JP

1113703_ja-JP

サラウンドビュー(D1)デモ(i.MX6)<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

SabreSDでサラウンドビューのデモを有効にするためのプロトタイプデモです。

 

添付ファイルはHW&SWガイドとデモビデオです。

ノートの更新:

  • miniPCIEサラウンドView_Rev Aデザインファイル(回路図とレイアウトを含む)をアタッチメントとして追加します。
  • ガーバーファイルを追加

 

i.MX6Q サラウンドビューパッチ

https://community.freescale.com/docs/DOC-95143

元の添付ファイルは次の場所に移動しました Gerber-file.zip

元の添付ファイルは次の場所に移動しました miniPCIe-Surround-View_Rev-A.zip

i.MX6DLi.MX6Duali.MX6Quadi.MX6SRe:サラウンドビュー(D1)デモ(i.MX6)<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Hi LeiMa,

お近くのサポーターにお問い合わせください。

Re:サラウンドビュー(D1)デモ(i.MX6)<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちはLinWang 、私はドキュメントでサラウンドビューのビデオデモを見ました、そのソースコードを共有してもらえますか?

Re:サラウンドビュー(D1)デモ(i.MX6)<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちはJiajie、

詳細については、最寄りのサポートチームにお問い合わせください。

Re:サラウンドビュー(D1)デモ(i.MX6)<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちはLinWang:

tw6869がAndroidで動作することについてのドキュメントはありますか?

ありがとうございます!

Re:サラウンドビュー(D1)デモ(i.MX6)<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Hi,

はい、できます。

OS専用にしないでください。

SW関連の質問がございましたら、以下のリンクからお問い合わせください。

https://community.nxp.com/docs/DOC-95143 

Re:サラウンドビュー(D1)デモ(i.MX6)<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Hi linwang.

Androidで動作しますか?

Re:サラウンドビュー(D1)デモ(i.MX6)<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

以下のリンクからドライバーの所有者にご相談ください。

iMX6Qサラウンドビューパッチ

Re:サラウンドビュー(D1)デモ(i.MX6)<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Hi, LinWang.

opencvを使用してサラウンドビューを実現することは可能ですか?

Re:サラウンドビュー(D1)デモ(i.MX6)<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Hi Alvin,

以下のリンクからドライバーの所有者にご相談ください。

iMX6Qサラウンドビューパッチ

最後のドライバーがあなたの側で使用されているかどうかを確認します。

Re:サラウンドビュー(D1)デモ(i.MX6)<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Hi, LinWang.

私は韓国のNXPディストリビューターの1つであるSTCのFAEです。

TW6865テストボードを製作しましたが、MX6Q-SABRESDP で HDMI で 4ch の画像を見ることができます。

しかし、カメラの前で手を速く動かすと残像が見えてきます。(添付の動画をご覧ください。

私はintersil FAEに会いましたが、彼はそれがインターレース解除の問題であると言いました。

この問題を解決するためのガイドや解決策はありますか?

SVM.jpg

Re:サラウンドビュー(D1)デモ(i.MX6)<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

以下のリンクからお問い合わせください。

私の理解は、それがSW操作のリクエストであるということです。

iMX6Qサラウンドビューパッチ

Re:サラウンドビュー(D1)デモ(i.MX6)<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

ありがとうございます

Re:サラウンドビュー(D1)デモ(i.MX6)<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Hi

レンズで撮影したデータの保存方法を教えていただけますか?

Re:サラウンドビュー(D1)デモ(i.MX6)<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

もちろん、これはデモにすぎません。

お好きなものをお使いいただけます。

Re:サラウンドビュー(D1)デモ(i.MX6)<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Hi,

ca-508はYigu .incからの背面図に使用され、缶詰サラウンドビューに使用する他のカメラは?

感謝!

Re:サラウンドビュー(D1)デモ(i.MX6)<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちはジョセフ、

また、Intersil board + miniPCIe to PCIe アダプタ・ボードを使用する場合にも接続の問題が発生します。

そこで、このページで示した現在のデモのように、2つのボードを1つに結合するように変更します。

現在の2つのコネクタのソリューションでは、信号品質は良くありません。

詳細については、FSLまたはIntersilにお問い合わせください。

ありがとうございます!


Re:サラウンドビュー(D1)デモ(i.MX6)<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Hi

Linuxホストをubuntu 9.04に設定しました

LTIBの構築に成功しました

パッチpcie_cap_patchを追加しました

miniPCIE to PCIE アダプター ボードを介して intersil ボードを接続し、1 台のカメラを input1 に接続しました

ボードは起動するが、HDMIモニタに何も表示されない。

コードにパッチを適用しましたL3.0.35_4.1.0_130816_source.tar

ビルドプロセス中にいくつかの追加のパッケージを選択する必要がありますか?

これは私が取り組んでいる最初のimx6ボードなので、私の質問がばかげている場合はご容赦ください。

どなたか次のステップをご案内いただけませんか。

PCIeカードがボードによって検出されたかどうかを確認するにはどうすればよいですか。

LinuxホストからSDカードを作成しています。

ドキュメントで説明されている手順に従います

i.MX 6Dual/6Quad SABRE-SD Linux User's Guide

よろしくお願い申し上げます。

Re:サラウンドビュー(D1)デモ(i.MX6)<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

このV4L2プログラムを使用してください。

gst-launch v4l2src device=/dev/video0 !'video/x-raw-yuv, format=(fourcc)UYVY' !mfw_isink disp-width=960, disp-height=540 &

gst-launch v4l2src device=/dev/video1 !'video/x-raw-yuv, format=(fourcc)UYVY' !mfw_isink disp-width=960 disp-height=540 axis-left=960 &

gst-launch v4l2src device=/dev/video2 !'video/x-raw-yuv, format=(fourcc)UYVY' !mfw_isink disp-width=960 disp-height=540 axis-top=540 &

gst-launch v4l2src device=/dev/video3 !'video/x-raw-yuv, format=(fourcc)UYVY' !mfw_isink disp-width=960 disp-height=540 axis-top=540 axis-left=960 &

Re:サラウンドビュー(D1)デモ(i.MX6)<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは JiangJustin、上記の質問に答えるのを手伝ってもらえますか?

ありがとうございます!

Re:サラウンドビュー(D1)デモ(i.MX6)<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Hi Frank,

PCIeドライバについては、Intersilにお問い合わせください。

ありがとうございます!

Re:サラウンドビュー(D1)デモ(i.MX6)<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Hi Lin, Qingrong,

どうもありがとうございます。SABRE AI上で現在のYoctoが構築した画像で再現できました。しかし、PCIeはデフォルトの構成では有効になっていなかったので、最初にbitbake -c menuconfig virtual / kernelを使用して有効にする必要がありました

フランク

Re:サラウンドビュー(D1)デモ(i.MX6)<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

コード ベースは L3.0.35_12.10 です

Re:サラウンドビュー(D1)デモ(i.MX6)<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Hi Frank,

このデモのSWオーナーを巻き込んで、あなたを助けましょう!

こんにちは JiangJustin

要件の確認を手伝ってもらえますか?
感謝!

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-06-2026 02:09 AM
Updated by: