Multi Source Translation Content

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

Multi Source Translation Content

讨论

排序依据:
DES-N2001 轻松配电 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 本演示将介绍一种基于简单电磁物理和几何的方法来设计 PCB 上的电源分配网络。从输入电源连接到 IC 芯片,可以使用讨论的简单规则来降低电源噪声并改善 EMC。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 本演示将介绍一种基于简单电磁物理和几何的方法来设计 PCB 上的电源分配网络。从输入电源连接到 IC 芯片,可以使用讨论的简单规则来降低电源噪声并改善 EMC。 设计 | 软件与服务
查看全文
CIT-N1904 Internet Everywhere - 4GおよびWi-Fiから5Gへの道を開くスマートアンテナソリューション <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 5Gソリューションはまだ設計段階にあるため、NXPは増大するデータ需要に対応するためのRFソリューションを提供しています。これらのソリューションは4.5Gと呼ばれ、既存の4GとWi-Fiテクノロジーのスマートな組み合わせに基づいており、この地球上のあらゆる場所で高スループットのインターネット接続を可能にします。この講義では、既存の4GおよびWi-Fi RFソリューションと、それらを4.5Gネットワークにどのように活用できるか、およびこれらのソリューションを5Gネットワークに導入するためにどのような手順を踏む必要があるかを示します。 ビデオプレゼンテーションを見る <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 5Gソリューションはまだ設計段階にあるため、NXPは増大するデータ需要に対応するためのRFソリューションを提供しています。これらのソリューションは4.5Gと呼ばれ、既存の4GとWi-Fiテクノロジーのスマートな組み合わせに基づいており、この地球上のあらゆる場所で高スループットのインターネット接続を可能にします。この講義では、既存の4GおよびWi-Fi RFソリューションと、それらを4.5Gネットワークにどのように活用できるか、およびこれらのソリューションを5Gネットワークに導入するためにどのような手順を踏む必要があるかを示します。 ビデオプレゼンテーションを見る スマートシティ&インフラストラクチャ
查看全文
开始使用 LPCOpen 以太网示例(lwip_tcpecho 和 webserver) <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 大家好!   附件是一份文档,解释了如何构建和运行 LPCOpen 以太网示例项目,还解释了所需的电路板和 PC 连接和配置。 文档中描述的步骤是使用 LPC1769 MCU 完成的,例如带有 CMSIS DAP 探针的 LPC1769 LPCXpresso 板中的 MCU,但相同的原理适用于任何 LPC MCU。 本文档中描述的步骤适用于以下版本的软件工具: LPCXpresso v8.1.4 o LPCOpen v2.xx 板 o 适用于 LPC1769 的 LPCXpresso 开发板,带 CMSIS DAP 探针 o EA LPCXpresso 基板 o LPC-Link2 内容 1.概述和概念 1.1LPCOpen 1.1.1核心驱动库 1.1.2中间件 1.1.3示例 1.1.4带有 RTOS 的 LPCOpen 2. 运行 lwip_tcpecho 和 webserver 演示应用程序 2.1 下载LPCOpen包 2.3设置硬件 2.3.1 适用于 LPC1769 的 LPCXpresso 开发板,带 CMSIS DAP 探针 2.3.2EA LPCXpresso 基板 2.2导入LPCOpen示例 2.4构建演示应用程序 2.5 运行演示应用程序 2.5.1 lwip_tcpecho_sa 演示 2.5.2 Web服务器演示 附录 A - 参考文献 我希望您能从这篇文章中受益,如果您有任何疑问,请告诉我。   此致! 卡洛斯·门多萨 概述
查看全文
S12Z电压测量 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ADC 测量始终是相对的 - 相对于您的电压参考。 大多数应用不允许使用精确且昂贵的电压参考。在这种情况下,VDDA 被用作 ADC 测量的参考。 由于操作 VSUP 范围从 3.5V 开始,并且电压调节器的精度有限,我们应该使用内部带隙参考来补偿 ADC 电压结果。带隙电压 VBG 随温度和外部电压供应的变化很小。 该示例展示了如何通过额外的带隙电压测量来补偿 ADC 结果。 概述 回复:S12Z电压测量 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 我无法编译通过,如下所示: //我们可以用固定参考电压5V来计算测量电压 pot = (pot_raw * (float) 参考电压)/4095; 你能告诉我吗,TKS。
查看全文
Audio player design example Description The Audio Player Design Example, based on an NXP LPC2138 ARM7-based microcontroller, delivers high-quality, uncompressed, 16-bit digital audio playback. This design allows engineers to add MP3 music or sound effects to a variety of consumer applications at a very low cost. Entertaining sounds could be added to children's items or music clips could be easily added to products targeted at teens. There is no limit to the number of existing applications that could be enhanced by inexpensively adding high-quality sound or music. Block Diagram Documentation Audio Player Products Below are recommended microcontrollers for use in implementing this design to a system. Comparison Table Product Pins On-Chip Flash On-Chip RAM Comments LPC2138 64 512KB 32KB Base microcontroller used in the design example. LPC2136 64 256KB 32KB A lower-cost microcontroller with the same amount of on-chip RAM but with only half the on-chip flash memory. LPC2146 64 256KB 32KB + 8KB An upgraded microntroller with more on-chip RAM allowing for a real-time MP3 software decoder. The added USB interface allows file transfer with a personal computer. LPC2148 64 512KB 32KB + 8KB An upgrade to the LPC2138 microntroller, the LPC2148 substitutes Full-speed USB 2.0 device functionality for a slightly higher cost. More Information Images Working Prototype DAC Circuit                                                       SD Card InterfaceSchematics Audio Player Example Code Audio Player Disclaimer This design example shows possible hardware and software techniques used to implement the design. It is imperative that the viewer use sound engineering judgment in determining the fitness of this design example for any particular application. This design example may include information from 3rd parties and/or information which may require further licensing or otherwise. Additional hardware or software design may be required. NXP Semiconductors does not support or warrant this information for any purpose other than an informational design example. documentation.pdf 418.54 KB schematics.zip 123.65 KB example.code_.zip 719.42 KB
查看全文
AUT-N1784 CAN フレキシブルデータ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 標準のCANプロトコルは、CAN Flexible Data(FD)に拡張され、最も一般的な車載通信プロトコルである物理的特性を維持しながら、より高い帯域幅を提供します。このプレゼンテーションでは、規格の変更点の概要を説明するとともに、この技術の展開と実装時に直面した課題について説明します。 ビデオプレゼンテーションを見る <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 標準のCANプロトコルは、CAN Flexible Data(FD)に拡張され、最も一般的な車載通信プロトコルである物理的特性を維持しながら、より高い帯域幅を提供します。このプレゼンテーションでは、規格の変更点の概要を説明するとともに、この技術の展開と実装時に直面した課題について説明します。 ビデオプレゼンテーションを見る セキュアなコネクテッド&自動運転車
查看全文
HMB-N1983 实践研讨会:ZigBee-3.0使用 EK004 开发 3.0 家庭自动化应用程序的开发人员体验 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ZigBee-3.0 实践培训采用 NXP 最低功耗无线 MCU,使用评估套件。使用ZigBee-3.0开发智能家居产品的最快捷方法例如传感器、监控设备面板、路由器设备和网关解决方案。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ZigBee-3.0 实践培训采用 NXP 最低功耗无线 MCU,使用评估套件。使用ZigBee-3.0开发智能家居产品的最快捷方法例如传感器、监控设备面板、路由器设备和网关解决方案。 智能家居和智能建筑 回复:HMB-N1983 实践研讨会:ZigBee-3.0使用 EK004 开发 3.0 家庭自动化应用程序的开发人员体验 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 呼吁有兴趣通过 NXP JN5168 模块使用 Zigbee 的制造商和专家加入 Facebook 群组,以便我们互相帮助:) https://goo.gl/DeYbC6 干杯
查看全文
在 USDPAA 和 Linux 内核中使用 QMAN 专用和池通道 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 当 FQ 上的帧准备好处理时,FQ 将被排入工作队列 (WQ)。WQ 被组织成频道。通道是 8 个工作队列的固定的、硬件定义的关联,也称为“优先工作队列”。QMAN中定义了两种类型的WQ通道: 专用通道,始终由单一实体提供服务。 池通道,由类似实体池(例如处理器核心池)提供服务。 本文档介绍了专用通道和池通道的基本概念、如何在流顺序保存场景中使用专用通道和池通道、工作队列通道分配、Linux 内核中使用的专用通道和池通道以及如何修改 PPAC 和 USDPAA QMAN 驱动程序以在 USDPAA 应用程序中使用专用通道。 1. QMAN通道基本概念 2. 专用通道在流保序场景中的应用 3. 池通道用于保持订单并保持活动调度 4. 工作队列通道分配 5. Linux 内核中的专用通道和池通道使用 6. 在 USDPAA 中使用专用通道 QorIQ P2设备 QorIQ P3 设备 QorIQ P4设备 QorIQ P5设备
查看全文
.sdcard のガイド形式 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> .sdcard の理解と使用形式 Yocto Communiy BSPとRelease BSPの両方でデフォルトで有効になっている非常に便利な機能の1つは、ベイクした画像を.sdcardで生成するオプションです形式。 .sdcard の場合デフォルトでは format が選択されていませんが、次のように conf/local.conf ファイルに IMAGE_FSTYPES を追加することで有効にできます。 IMAGE_FSTYPES="sdcard" この変数を指定すると、定義された入力されたファイルシステムのみが作成されることに注意してください。この変数に最も頻繁に使用されるデフォルト値は次のとおりです。 IMAGE_FSTYPES="tar.bz2 ext3 SDカード" .sdcard 形式は、必要なすべてのパーティションを含むイメージを作成し、ブートローダー、カーネル、および rootfs をこのイメージにロードします。次のコマンド例のように、dd を使用して、このファイルのデータを SD カード デバイスに低レベルでコピーできます。 $ sudo dd if=.sdcard of=/dev/sd bs=1M &&; sync .sdcard で使用されるパーティションファイル .sdcard パーティションは次のようになります。 IMAGE_ROOTFS_ALIGNMENT ブートローダー用に予約された未分割のスペース BOOT_SPACE Kernerl およびその他のデータ ROOTFS_SIZE rootfs. RootFS パーティションにより多くの空き領域を付与する .sdcard のサイズfile は rootfs のサイズにのみ依存します。これは、rootfsパーティションに追加のスペースを追加しない限り、結果のファイルはすべてのSDカード容量をパーティション分割しないことを意味します。(もちろん、SDカードにロードされたパーティションを編集するオプションは常にあります) スペースを追加するために、IMAGE_ROOTFS_EXTRA_SPACE変数を使用できます。それを local.conf ファイルに追加して、空きディスク容量 (キロバイト単位) を追加することができます。たとえば、1GBの追加スペースを保証したい場合は、local.confファイルに次の行を追加できます。 IMAGE_ROOTFS_EXTRA_SPACE = "1048576" これは、初期画像サイズに適用される乗数を定義するIMAGE_OVERHEAD_FACTOR変数に追加されるスペースであることに注意することが重要です。これは、乗数が デフォルトでは、ビルドプロセスはこの変数に 1.3 の乗数を使用します。このデフォルト値では、この方法を使用して最終的に生成されるイメージ・サイズを決定すると、イメージに 30% の空きディスク・スペースが追加されます。これは、インストール後のスクリプトの前に空きディスク容量の 30% がある必要があることを意味します。より多くのスペースが必要な場合は、この変数を次のように編集できます。 IMAGE_OVERHEAD_FACTOR = "1.5" これにより、インストール後のスクリプトの前に、パッケージ管理システムから発生する可能性のあるオーバーヘッドを考慮せずに、イメージに 50% の空きディスク領域が追加されます。 IMAGE_ROOTFS_SIZEの計算方法 この変数もキロバイト単位で測定され、生成されたイメージに使用される初期ディスク容量、イメージに要求されたサイズ (オーバーヘッド係数)、およびイメージに追加される追加の空きスペース (追加のスペース変数を含む) を考慮するアルゴリズムを使用して、OpenEmbedded ビルドシステムによって決定されます。 ビルドシステムは、最初に du (ディスク使用量) コマンドを実行して、rootfs ディレクトリツリーのサイズを決定します。IMAGE_ROOTFS_SIZE現行値がディスク使用量にオーバーヘッド係数を掛けた値より大きい場合、余分なスペースのみが追加されます。IMAGE_ROOTFS_SIZEがディスク使用量にオーバーヘッド係数を掛けた値よりも小さい場合、ディスク使用量はオーバーヘッド係数を乗算してから、追加のスペースを追加します。 IMAGE_ROOTFS_SIZEはデフォルト値に設定する必要がありますが、これはイメージがベイクされるたびに初期化され、実際のサイズ要件で更新されるため、通常は非常に低い値です。 また、この変数を直接使用して、RootFS に割り当てるスペースを選択することもできます。たとえば、RootFS を 2GB に設定するには、local.conf ファイルに次の追加が必要です。 IMAGE_ROOTFS_SIZE = "2097152" IMAGE_OVERHEAD_FACTOR = "1.0" この例では、オーバーヘッド係数を 1 のままにして、必要な rootfs サイズを指定しているため、余分なスペースが追加されないようにします。 Re:.sdcardのガイド形式 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 何が起こっているのか理解しましたか?tmp/deploy/images/ / フォルダでは、短い SD カードのファイル名は長い方の SD カードのファイル名へのリンクにすぎません。ddコマンドを実行するときは、常に長いファイル名を使用します。 また、ブートローダーに不正なCRC環境エラーがあるようです。何らかの理由で、新しくイメージ化されたカードから初めて起動するときは、起動を中断し、"saveenv" (引用符なし) を入力してからリセットする必要があります。それで問題が解決するかもしれません。SDカードに新しい画像を書き込むたびに、それをやらなければなりません。 Re:.sdcardのガイド形式 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> おそらく、Webページからコマンド「IMAGE_ROOTFS_SIZE = "2097152"」をコピーして貼り付けたところ、ダブルクォータ文字( " )が間違っています。 linux double quota "に置き換えると、Parse Errorが消えます。 Re:.sdcardのガイド形式 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 最初の段落に基づいて、このドキュメントは、これらの変数のいずれかをconf/local.confに追加する必要があると言っているようです。 しかし、私が追加すると、 IMAGE_ROOTFS_SIZE = "2097152" IMAGE_OVERHEAD_FACTOR = "1.0" 私のconf / local.confファイルに、bitbakeエラーが発生します。 エラー:/home/user/yocto/build/conf/local.conf:26のParseError:未解析の行:'IMAGE_ROOTFS_SIZE = "2097152"' Re:.sdcardのガイド形式 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> これは「WIC」形式を優先して段階的に廃止されますか?rocko リポジトリが .sdcard をビルドしないデフォルトではファイル。 WICファイル形式の同様の説明とその使用方法があるかどうか、どなたかご存知ですか? Re:.sdcardのガイド形式 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> あなたの解決策を共有していただけますか?感謝 Re:.sdcardのガイド形式 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 製造ツールのスクリプトを変更すると、製造ツールでも複数のパーティションを作成できることがわかりました。ドキュメントは、製造ツールのダウンロードに含まれています。私は *.sdcard イメージを使用してデバイス上の eMMC をプログラムする予定でしたが、いずれにせよ、そのために製造ツールを使用する必要がありました。製造ツールのデフォルト設定では* .sdcardイメージさえ使用されていないため、この特定の問題を今は解決する必要はないと思います。 Re:.sdcardのガイド形式 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> JTIの私も同じ疑問を持っています。私も全く同じことをやろうとしています。 Re:.sdcardのガイド形式 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちは gusarambula、これはドキュメントに非常に重要で有用な情報が含まれています、次回はチュートリアルで私たちを説明できることを願っています、コマンド「dd」で i.MX SDに適用できるすべてのオプション。 頑張ってください Re:.sdcardのガイド形式 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 貴重なご意見ありがとうございました! Bio_TICFSL、ようやくお話しすることができました。この文書についてコメントをいただけますか? Re:.sdcardのガイド形式 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 非常に優れたドキュメント、特にパーティション容量の拡張に関するトピックはFAQのようです。 Re:.sdcardのガイド形式 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> とても良いドキュメントです! Re:.sdcardのガイド形式 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 素晴らしいドキュメントグスタボ。
查看全文
オンラインアプリケーションを使用して無料のi.MX6プロセッサ設計を作成 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> i.MX6ユーザーの皆様、こんにちは。 私たちは、カスタマイズされた要件に従ってi.MX6デュアルライトハードウェアデザインを1分で作成できる革新的なアプリケーションを作成しました。 新しい設計の作成は非常に簡単で、プロセッサ、周辺機器の要件、およびボード入力電源入力をアプリケーションに追加する必要があります。 これらの入力要件により、アプリケーションは次のことを行います 1. ペリフェラル、パワー、クロック、リセット、パワー シーケンシングのコンポーネントを見つける 2. プロセッサ ピンのマルチプレクサ オプションを見つける 3.電力、時計を最適化します 4.設計を生成し、オンラインで表示する回路図を描画します。 これは、i.mx6のようなハイエンドプロセッサ専用の強力なアルゴリズムです。 www.circuit-tree.com でホストされているアプリケーションを使用して、任意の数のデザインを生成できます。まもなくライブラリを拡張し、さまざまなハードウェア設計をサポートするためのフォームファクタを追加する予定です。 ご質問/ご不明な点/フィードバックがございましたら、お知らせください。 ありがとうございます サーキットツリーチーム 全般
查看全文
FTF-IND-F1507 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 鉄道信号など、多くの既存の安全アプリケーションは、老朽化した独自のコンピューティングシステムに基づいています。これらは、ハードロックステップのハードウェア投票アーキテクチャから、ソフトウェアベースの投票まで多岐にわたります。それぞれのアプローチには、パフォーマンス、スケーラビリティ、ライフサイクル、ソフトウェア開発/移植性にコストがかかります。一部の企業は、現在世界中で義務付けられている安全度水準(SIL)4認証(EN 5012x鉄道規格に準拠)を達成していません。このプレゼンテーションでは、ソフトウェアの透明性、スケーラビリティ、およびSIL4認証を提供するために、「ルーズ」ロックステップとハードウェア投票を組み合わせたCOTSフェイルセーフコンピュータ(ControlSafe™)のアーキテクチャの概要を説明します。このプラットフォームは、分散型のフリースケールQorIQプロセッサを採用しています。このようなプラットフォームを活用することで、セーフティアプリケーションプロバイダは、アプリケーションソフトウェアへの投資/集中を維持しながら、技術の更新を計画できます。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 鉄道信号など、多くの既存の安全アプリケーションは、老朽化した独自のコンピューティングシステムに基づいています。これらは、ハードロックステップのハードウェア投票アーキテクチャから、ソフトウェアベースの投票まで多岐にわたります。それぞれのアプローチには、パフォーマンス、スケーラビリティ、ライフサイクル、ソフトウェア開発/移植性にコストがかかります。一部の企業は、現在世界中で義務付けられている安全度水準(SIL)4認証(EN 5012x鉄道規格に準拠)を達成していません。このプレゼンテーションでは、ソフトウェアの透明性、スケーラビリティ、およびSIL4認証を提供するために、「ルーズ」ロックステップとハードウェア投票を組み合わせたCOTSフェイルセーフコンピュータ(ControlSafe™)のアーキテクチャの概要を説明します。このプラットフォームは、分散型のフリースケールQorIQプロセッサを採用しています。このようなプラットフォームを活用することで、セーフティアプリケーションプロバイダは、アプリケーションソフトウェアへの投資/集中を維持しながら、技術の更新を計画できます。
查看全文
QorIQ T2081およびT1040プロセッサ・ファミリを使用した設計 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このセッションでは、ハードウェアとソフトウェアの互換性を確保しながら、QorIQ T2081とT1040の通信プロセッサ・ファミリ間で移行する方法について説明します。このセッションでは、これらのプロセッサ間での移行と、これらのプロセッサの共通ボードの設計中に存在するハードウェア、ソフトウェア、およびボード レベルの考慮事項についても説明します。 プレゼンター:You Peng 2015年5月21日、南京のDwF Digital Networkingで発表 セッションID: APF-SNT-T1360 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このセッションでは、ハードウェアとソフトウェアの互換性を確保しながら、QorIQ T2081とT1040の通信プロセッサ・ファミリ間で移行する方法について説明します。このセッションでは、これらのプロセッサ間での移行と、これらのプロセッサの共通ボードの設計中に存在するハードウェア、ソフトウェア、およびボード レベルの考慮事項についても説明します。 プレゼンター:You Peng 2015年5月21日、南京のDwF Digital Networkingで発表 セッションID: APF-SNT-T1360 Power Architecture®プロセッサ
查看全文
QorIQ WLAN Wave-2 EAP 解决方案更新 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 基于飞思卡尔 QorIQ 的接入点/路由器是一款完全可投入生产且物料清单 (BOM) 优化的解决方案,可通过 MiniPCI 或 Mini PCI Express ®接口支持单无线电或双无线电 802.11 a/b/g/n/ac 设备。 Jason Wang 主讲 2015 年 5 月 7 日,台北 DwF 展 会话 ID:APF-SNT-T1460 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 基于飞思卡尔 QorIQ 的接入点/路由器是一款完全可投入生产且物料清单 (BOM) 优化的解决方案,可通过 MiniPCI 或 Mini PCI Express ®接口支持单无线电或双无线电 802.11 a/b/g/n/ac 设备。 Jason Wang 主讲 2015 年 5 月 7 日,台北 DwF 展 会话 ID:APF-SNT-T1460 接口和连接 Power Architecture®处理器
查看全文
SoftAP web_hvac User Guide.pdf Industrial
查看全文
如何开始使用 KSDK <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 从Kinetis MCU 软件开发套件下载 | NXP   如何安装KSDK 2.0 使用 Kinetis Design Studio v3.x 和 Kinetis SDK v2.0   Kinetis SDK 2.0 API参考手册:简介   对于旧版本 KSDK、KDS: Kinetis Design Studio 视频,第 1 部分:KDS 和 Kinetis SDK 的安装 Kinetis Design Studio 视频,第 2 部分:在 Freedom 开发板上安装 OpenSDA 固件 Kinetis Design Studio 视频,第 3 部分:使用 Kinetis Design Studio 进行调试 Kinetis Design Studio 视频,第 4 部分:在 KDS 中使用 Processor Expert   将 Kinetis SDK 安装到 KDS Kinetis Design Studio V3.0.0-用户指南中   您可以从Kinetis MCU 软件开发套件 | NXP下载其他文档 概述
查看全文
KSDK公開コンテンツ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Kinetis SDK v2がリリースされました。 Kinetis SDK v2のご紹介 KSDKの最初のステップ KSDKの使用を開始する方法* 公開された例のリスト: KSDKの例のリスト* 公開されたドキュメントのリスト: KSDKドキュメントリスト* ※ 上記スペースに収録されているソースコードは、すべて参考までにご利用いただくためのものです。NXPは、このコードをユーザーのアプリケーションで使用することについて責任を負いません。 全般
查看全文
AMF-CON-T1032-深入探究 i.MX 6 系列处理器的图像处理_RM_markup.pptx <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 深入了解 i.MX 6 系列应用处理器的图像处理尚无特色内容。要推荐内容,请转到您想要推荐的讨论、文档或博客文章,然后单击右侧操作列表中的“推荐此内容”。任何拥有管理此处内容权限的人都可以展示内容。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 深入了解 i.MX 6 系列应用处理器的图像处理尚无特色内容。要推荐内容,请转到您想要推荐的讨论、文档或博客文章,然后单击右侧操作列表中的“推荐此内容”。任何拥有管理此处内容权限的人都可以展示内容。
查看全文
KDS3.0プロジェクトにlwIPを追加する方法 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちは、皆さん。   KSDK1.2でlwIPを使用した私の経験を共有したいと思います。このTCP/IPスタックを使い始める方に役立つことを願っています。   私は本当にサンプルアプリケーションに取り組むのが嫌いであることを認めなければなりません(誤解 しないでください、これらの例は本当に素晴らしいですが、新しいアプリケーションを開発するのではなく、例として、それらについて新しいアプリケーションを開発するためではありません)、問題は、これらのプロジェクトがスタンドアロンではなく、元の場所から移動された場合、それは混乱になることです。これが、私が常にスタンドアロンのプロジェクトを作成する理由です。 たとえば、'lwip_tcpecho_demo' を実行する方法と、この例をスタンドアロン プロジェクトとして再現する方法について説明します。   'lwip_tcpecho_demo' の実行 FreeRTOS を使用した lwIP サポート付きの新しいプロジェクトの作成       お役に立てれば幸いです。   よろしくお願いします。 カルロス 全般 日時: KDS3.0 プロジェクトに lwIP を追加する方法 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> これを投稿してくれてありがとう、以前はサンプルプロジェクトをエラーなしで自分でコンパイルすることができず、プロジェクトをデフォルトのフォルダ構造から移動する際にも問題が発生しました。この記事ははるかに優れており、両方の問題を解決しました。 他のサンプルプロジェクト、特にMQX/RTCSに関連するプロジェクトには、まだ問題がありますが、これらの手順はその領域でも役立つ可能性があります。
查看全文
ルール - 2015 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 登録要件 最低限のスキル CまたはJavaの経験が必要です。 Linuxシステムの経験が必要です。 組み込みプログラミングの経験はプラスですが、必須ではありません。 チーム ブカレスト工科大学または軍事技術アカデミーのいずれかから1〜3人のメンバー。 Linux Embedded Challenge 2015 (英語)
查看全文
DwF RFソリューション - 武漢 - 2015-08-13 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> スマートインダストリー RF の概要とロードマップの概要 フリースケールGaNの概要とロードマップの紹介 レーザ・アプリケーションにおけるフリースケールRFデバイス 陸上移動車およびメータのフリースケールRFデバイス RFパワーロードマップLDMOS 1 GHz
查看全文