Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
J-Link 调试器无法连接到自定义 S32K144 目标板 大家好 我在将 SEGGER J-Link 调试器连接到基于恩智浦 S32K144 MCU 的定制板时遇到了问题,如果有任何指导,我将不胜感激。 设置详情: MCU:恩智浦 S32K144 板:定制设计的 PCB 调试接口:SWD 调试器:SEGGER J-Link (jlink pro & jlink ce) IDE/工具链:(S32 Design Studio) 主机操作系统:(Windows) 错误消息附带供你参考 Re: J-Link debugger not connecting to custom S32K144 target board 嗨,@srinivasaraomannem、 我知道您在 CONNECT 命令中选择了 SWD,但由于连接尝试失败,调试器自动退回到 JTAG,同样也失败了。 这种行为强烈表明是硬件层面的问题。 请在您的板上验证以下内容: 完整的 SWD/JTAG 信号链,包括引脚布线、连续性和信号完整性 RESET_b 电路 S32K144 的所有相关电源轨。 如果你愿意,我可以查看你的板的示意图。 您可以通过支持票据私下共享原理图,我会对其进行详细检查。 https://support.nxp.com/s/?language=en_US 此致, 丹尼尔
View full article
RW612 IEEE802.11mc/azサポート RW612 の IEEE 802.11mc サポートに関して質問があります。 最近、 FRDM-RW612ボード2枚を使った距離測定のデモンストレーションを見ました。NXP FAE では、最初は FRDM-RW612 の購入を推奨しています。それに基づいて、私は自分で FRDM-RW612 ボードを購入し、 SDK_25.9.0をインストールし、 wpa_supplicant サンプル アプリケーション (wifi_cli も)を実行しました。 しかし、wlan-ftm-ctrlなどのコマンドを使用しようとすると、すべてのftmコマンドがHostCmd_RESULT_NOT_SUPPORT(=2)を返します。 サンプル アプリケーションでは、wifi_config.h は次のように構成されています。 #CONFIG_11MC 1を定義します #CONFIG_11AZ 1を定義します #CONFIG_CSI 1を定義する #CONFIG_WLS_CSI_PROC 1を定義します ファームウェア情報は、WLANファームウェアバージョン:rw610w-V2、IMU、FP99、18.99.6.p46、PVE_修正 1 以下の点を知りたいです: RW612でIEEE 802.11mc(FTM)が正式にサポートされているかどうか もしそうなら、それを有効にするにはどのような追加の設定やソフトウェアが必要ですか? どのようなご指導でもいただければ幸いです。 Re: RW612 IEEE802.11mc/az support こんにちは@wireless123 RW61X では 802.11mc/az はサポートされていません。 どのドキュメントを参照したかを共有していただけますか。CSI 機能を参照した可能性があります。 よろしくお願いいたします。 ショーン Re: RW612 IEEE802.11mc/az support 88W8987 は 802.11mc/az をサポートしていますか?802.11mc/az をサポートしているデバイスを教えてください。 よろしくお願いいたします。
View full article
S32 闪存工具-QSPI/或非 闪存 你好、 我在刷新 S32G-VNP-RDB2 板时遇到了问题,我正在尝试通过 QSPI/或非 Flash 启动它 开关设置按默认设置进行,并更改 SW4 - 第 7 次关闭 我正在使用 S32 Flash 工具为 M7 Core 刷板 我的初始化设置为 选择目标和算法 - S32G2xxx 目标 - FLASH 算法 - MX25UW51245G 我已经用 1 启动了这个 过程 。)选择 COM 端口-测试连接- 板已连接 (成功) 2.) 擦除内存范围 -- 0x0 至 0x10000 3.) 将目标和算法上传到硬件 -- 加载算法文件 4.)将文件上传到设备-我已经添加了从 S32DS 的 IVT 工具生成的二进制文件(我不确定这是否适合上传) 5.) 获取闪存 ID 如果这些步骤有误,请纠正我,因为预期的 CAN 线路消息没有到来,但是当我在 Debug_RAM 中运行时能够看到 CAN 消息, 所以闪存问题和相关的二进制文件无法按预期运行,所以我们该如何检查和验证 Re: S32 Flash tool - QSPI/NOR Flash 你好,@阿特金森 感谢您的回复。 可能是 IVT 设置和/或应用程序初始化部分出了问题。 默认 CAN 示例基于环回模式,您可能需要额外修改代码,使其能够发送 CAN 帧进行测试。 我建议直接共享检查问题的步骤/项目设置,如果不方便共享,我们可以创建一个支持案例以方便您。 BR 切宁 Re: S32 Flash tool - QSPI/NOR Flash 您好@chenyin_h 感谢您的回复!! 1.)我目前使用自定义应用程序来发送 CAN 帧,该程序每 5 秒钟发送一次 CAN 消息,因此我使用 S32G 调试器进行了验证,结果与预期的一样工作正常。虽然我已经使用IVT工具生成了二进制文件,但我通过S32 Flash工具刷新了该二进制文件,但无法按预期运行,无法看到任何日志,也不知道如何进行验证。 2.)我不认为是代码的问题,因为通过调试器可以正常工作。 你能不能记下启动 S32G-VNP-RDB2 板 闪存设置的程序我不确定要为 S32G 板 构建二进制文件然后通过 S32G 刷新 3。) 既然我使用了自定义应用程序,我对任何通过 CAN_LLCE2 发送消息的示例应用程序都没问题,所以到目前为止,如果有任何示例应用程序运行这个我没问题,或者如果有任何能理解 M7 内核的应用程序被刷新和某些应用程序正在运行以对其进行验证。 能否向我推荐一个应用程序,作为验证目的的运行示例? Re: S32 Flash tool - QSPI/NOR Flash 你好,@阿特金森 感谢您的来信。 1.所以你的意思是,通过调试器运行的原始 elf 可以用来发送 CAN 帧,而生成的二进制文件(可能闪存到 QSPI?)开启板时无法按预期正常运行代码? 2。如果是这样,在闪存开机时,我建议先将调试器连接到板上,以检查代码卡在哪里。 3.这个测试是由演示程序还是您的自定义应用程序完成的? BR 切宁
View full article
从 linux 用户空间访问 u-启动 变量 你好、 处理器IMX8M PLUS Yocto :5.15-kirkstone 在通过 SD 卡启动时,可以通过在 yocto 版本的图像配方中添加以下行来访问 fw_printenv/setenv。 IMAGE_INSTALL += " u-boot-fw-utils" u-boot 配置如下所示。 CONFIG_ENV_SIZE=0x80000 CONFIG_ENV_OFFSET=0x380000 CONFIG_ENV_IS_NOWHERE=y CONFIG_ENV_IS_IN_MMC=y CONFIG_SYS_MMC_ENV_DEV=1 CONFIG_SYS_MMC_ENV_PART=0 但在目标机上执行这些命令时,却出现了以下错误。 ~# fw_printenv Configuration file wrong or corrupted 请提供使 fw_printenv/setenv 正常工作的程序。 谢谢, Kartheek Re: Access u-boot varibale from linux user space 你好, ,请参阅此处的补丁。 https://github.com/nxp-imx-support/meta-swupdate-imx/blob/kirkstone_5.15.71_2.2.0/recipes-bsp/u-boot/files/0001-enable-env_redunand-bootcount-limit-LF_v5.15.71-2.2.0.patch https://github.com/nxp-imx-support/meta-swupdate-imx/blob/kirkstone_5.15.71_2.2.0/recipes-bsp/u-boot/u-boot-imx_%25.bbappend 致敬, Zhiming Re: Access u-boot varibale from linux user space 您好, 在 etc 文件夹中配置 fw_env.config 并在 U-Boot 中运行 saveenv 之后,我可以从 Linux 用户空间访问 U-Boot 环境变量。 不过,我们计划稍后移除串行调试器。在这种情况下,我们将无法在 U-Boot 提示符下执行 saveenv。有没有办法在启动过程中自动保存环境? 谢谢, Kartheek Re: Access u-boot varibale from linux user space 您好, 您可以在 uboot env 中定义命令,然后在mmcboot(include/configs/ .h) 中运行它。 致敬, Zhiming Re: Access u-boot varibale from linux user space @kartheek 这个链接很有用。 https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors-Knowledge-Base/u-boot-environment-preset-for-sdcard-mirror/ta-p/1702549 Re: Access u-boot varibale from linux user space 如果我没记错的话,yocto 默认会为 u-boot 生成一个默认的环境变量文件。 Re: Access u-boot varibale from linux user space 如果你仔细阅读 u-boot 文档,你会发现 u-boot 提供了完整的解决方案。在 u-boot 编译期间,make u-boot-initial-env 会生成默认的 u-启动 环境变量。`fw_printenv`/`fw_setenv`可以在首次运行时使用 `-f` 参数来访问这个默认的 u-boot 环境变量文件。这也是 swupate 首次运行时使用的方法。
View full article
[ABUSE] Post By: @JohnKlug / Board: imx-processors / Reported by: ustjxdlc ustjxdlc has reported the post Could not invoke dnf for external kernel module in Yocto kirkstone posted by @JohnKlug for the following reasons: Reason: Harassment Details: http://ph-ed-plus.nspu.ru/article/17938"> http://ru.ph-ed-plus.nspu.ru/article/17947"> https://escolesvalenciades.grupotecopy.es/val/node/1295"> https://escolesvalenciades.grupotecopy.es/val/node/1295"> https://jeunescathos-bxl.org/fr/content/pharmacy-online-0"> https://enki.ua/applications/16928"> https://www.trustcirclenetworks.org/issues/2222"> http://www.batshaw.qc.ca/fr/node/164"> https://spdm.dambo.me/forums/miscellaneous/advertisement/pharmacy-online-0"> http://03otvet.ru/voprosy/urologiya/pharmacy-online"> https://obzorpoker.info/forum/pharmacy-online-1"> https://www.thebiketube.com/salsa-aryanna"> https://www.intimuscare.com/pharmacy-online-19"> http://lsdsng.com/node/4269"> http://pi5ny.com/node/4953"> http://ph-ed-plus.nspu.ru/article/17938"> https://www.twelvestepjournaling.com/content/pharmacy-online"> http://pi5ny.com/node/4953"> http://sp-journal.ru/article/19179"> http://old.jeunescathos.org/fr/content/pharmacy-online-10"> http://www.hudebniburza.cz/dilo/pharmacy-online-7"> https://californiaweddingday.com/your-couple-name-2386"> http://www.gradspot.com/qa/pharmacy-online-7"> https://recruitment.kenet.or.ke/node/2040"> https://www.intimuscare.com/pharmacy-online-19"> https://www.spinsheet.com/racing-team-log/pharmacy-online-3"> http://www.le-cercle-des-sourires.fr/evnementunique/pharmacy-online"> https://www.vgame.ca/node/46840"> http://03otvet.ru/voprosy/urologiya/pharmacy-online"> https://whs6570.com/node/2095"> https://hetnieuweteamwerken.be/forums/forum/pharmacy-online-11"> https://www.intellectualpedia.org/audiologistwholesale-pharmacy-online-5"> http://xn--37-6kci4a9aahjr0a.xn--p1ai/pharmacy-online-ivanovo-5"> https://actipedia.org/gallery/pharmacy-online"> http://www.hudebniburza.cz/dilo/pharmacy-online-7"> https://jeunescathos-bxl.org/fr/content/pharmacy-online-0"> https://actipedia.org/gallery/pharmacy-online"> http://ysrp.bnl.bm/review/pharmacy-online-9"> https://dev.worldwar1luton.com/forum-topic/pharmacy-online-2"> http://ysrp.bnl.bm/review/pharmacy-online-9"> Post link: https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors/Could-not-invoke-dnf-for-external-kernel-module-in-Yocto/m-p/1627964#M203740 Post author: @JohnKlug | Email Author Reported by: ustjxdlc | Email Reporter The reported post has 2 replies.
View full article
"LPC1769FBD100/P1 型号中的 "P1 "是什么意思?" 大家好, 最近,我收到了一包 LPC1769 芯片。奇怪的是,它后面的编号是 P1,这似乎有点特别,我一直没有找到 LPC1769 作为 P1 的具体含义和使用手册。 因此,我特地来向大家请教,希望得到大家的帮助。 谢谢~~~ LPC1769FBD100 大家好, 最近我收到一包lpc1769芯片,奇怪的是它的末尾编号是p1,似乎有些特殊,而且未能查到有关于lpc1769这款p1的具体含义以及手册。 所以,特地前来,咨询大家,希望得到大家的帮助。谢谢大家。 LPC1769FBD100 注:所附图片已删除。 LPC17xx Re: What`s the meaning of the 'P1' in the type of "LPC1769FBD100/P1" 嗨,@Kuroky_Rasum、 P1 是内部标识符,不影响 MCU 的功能。 您可以在下面的社区帖子中找到更多详细信息。 LPC1769FBD100、551 / LPC1769FBD100K / LPC1769FBD100/P1K 之间的区别 - NXP Community 最佳问候, Pablo
View full article
如何使用 ICU 读取 PWM 数据? 我使用的是 S32K389 芯片。 我正在尝试使用 ICU 读取 PWM 输入数据,但没有成功。 如下图所示,PTF17 引脚被设置为 emios_1_ch_1_h 输入引脚。 然后,如下图所示,添加了一个元器件。 在 ICU 元器件中,ICUChannels、icuemiOS 和 ICUHWInterruptConfigList 设置为下图所示的值。 Mcl 元器件中的 emiosCommon 设置值的设置如下图所示。 IntCtrl 元器件的中断控制器设置值的设置如下图所示。 最后,对 Siul2_Port 元器件的 PortConfigSet 设置值进行了设置,如下图所示。 当我使用主函数中的 Emios_Icu_Ip_GetDutyCycleValues 函数读取 PWM 数据时,它不起作用。 下面的代码是经过测试的源代码。 ==================================================================== #define INSTANCE_1(uint8)1U #defineCHANNEL_0 (uint8)0U eMios_Icu_Ip_DutyCycleTypeic_result_temp; int main(void) { /* 初始化时钟 */ Clock_Ip_Init(&Clock_Ip_aClockConfig[0]); /* 使用 驱动程序驱动程序初始化所有引脚 */ Siul2_Port_Ip_Init(NUM_OF_CONFIGURED_PINS_PortContainer_0_VS_0, g_pin_mux_InitConfigArr_PortContainer_0_VS_0); /* 安装 EmiosISR */ IntCtrl_Ip_Init(&IntCtrlConfig_0); /*Emios Mcl 启动*/ Emios_Mcl_Ip_Init(INSTANCE_1,&Emios_Mcl_Ip_Sa_1_Config_VS_0); /* 初始化 Icu驱动程序 */ Emios_Icu_Ip_Init(INSTANCE_1,&eMios_Icu_Ip_1_Config_PB_VS_0); /* 启动 eMIOS 通道的信号测量*/ Emios_Icu_Ip_StartSignalMeasurement(INSTANCE_1, CHANNEL_0); 同时(1) { Emios_Icu_Ip_GetDutyCycleValues(INSTANCE_1,CHANNEL_0,&ic_result_temp); //如果被捕获 如果(ic_result_temp.PeriodTime) { /停止测量 Emios_Icu_Ip_StopSignalMeasurement(INSTANCE_1, CHANNEL_0); 打破; } delay(); } Exit_Example(TRUE); 返回(0U); } ==================================================================== Emios_Icu_Ip_GetDutyCycleValues 函数中的 EMIOS_ICU_DUTY_CYCLE 检查部分总是 EMIOS_ICU_NO_MEASUREMENT(eMios_Icu_Ip_axChState[eMios_Icu_Ip_u8IndexInChState[instance][hwChannel]].测量)。 谢谢! Re: How can I read PWM data using ICU? 你好@jeff_choi_0662 我也遇到了类似的问题,如果您解决了测量频率的问题,能否分享一下配置或代码?
View full article
在 Bl2 进行加密记录 你好 我正试图在 A 核(BSP43)上实现安全日志记录。目标是记录与网络安全相关的故障,例如网络安全启动故障、Wi-Fi/TLS 故障等。 目前,我正在尝试记录BL2阶段的安全启动故障。我最初的方法是将这些日志直接写入或非闪存中,然后使用 HSE 对其进行加密。不过,我在 S32G 的 BL2 级遇到了以下限制: BL2 中没有可用于读取或写入或非闪存的预定义 API。 在 BL2 阶段无法实施持久或附加式日志记录。 由于这些限制,我不确定应如何或在哪里将此类安全启动失败日志存储在 BL2 中,以便以后可以从 Linux 访问它们。 对于 Wi-Fi 和 TLS 相关故障,我计划在 Linux 层使用基于 NetworkManager 的日志记录。 您能否就记录源于 BL2 的安全启动故障的可行方法提出建议,或者建议一种在这种情况下进行安全登录的推荐机制? Re: seclogging at bl2 你好,@Jayashree 谢谢您的帖子。 这是一种用户自定义的软件实现方式,很抱歉,我们并没有针对此类主题提出正式建议。 关于在 BL2 阶段记录的安全启动故障,你的意思是说 BL2 未能对 BL3x 二进制文件进行身份验证,想要记录相关信息吗? 根据我的经验,上面提到的日志可以从控制台中找到,如果你想将它们保存到 QSPI 中,因为 BL2 可以从 QSPI 中加载图像,并将它们放到 DDR 中,这样它就可以访问 QSPI,你是否介意检查一下相关的代码/API,看看它是否能满足你的要求? BR 切宁 Re: seclogging at bl2 你好,Chenyin、 根据您的建议,我尝试使用BL2中的MMIO读/写API;但是,启动过程似乎在调用API后立即停止。 我还尝试过使用 FSPI 读/写 API,但在这种情况下,我无法自行完成 Yocto 的版本。 能否请您确认启用安全启动后是否支持来自 BL2 的读/写访问权限?如果支持,能否告知推荐使用哪些应用程序接口?另外,我希望您能就从 BL2 记录或持久保存数据的可行方法或建议的替代方法提供指导。 致以最诚挚的问候, Jayashree  
View full article
NXP MCUのADC変換中に一時的な電圧降下が観測される こんにちは、 NXP MCU の ADC 測定で問題が発生していますが、この動作が想定されているものなのか、それともそれを軽減するための推奨される構成オプションがあるのかどうかを教えてください。 問題の説明 ADC 読み取りを実行すると、変換の開始時に ADC 入力で一時的な電圧降下が観察されます。その結果、測定された ADC 値は、予想される実際の定常入力電圧よりも低くなります。 この電圧降下は短時間ですが、特に ADC 値を使用して近接した電圧レベルを区別する場合、不正確な読み取りを引き起こすのに十分です。 補足事項 入力電圧は、外部で測定した場合(たとえば、変換前にマルチメーターまたはオシロスコープのプローブを使用して)安定しています。 ADC 変換の開始時に、ADC ピンの電圧が一時的に低下し、その後回復します。 ADC の結果は、安定した入力レベルではなく、この電圧低下を反映しているように見えます。 この動作は一貫して再現可能です。 環境 MCU: [S32K314] ADCインスタンス: [AdcHwUnit 1_1ch] ソフトウェア: [RTD R21-11 バージョン 4.0.0 P19 / SW32K3 IPCF D2312] ADCクロック: [160MHz] 入力ソース: 質問 ADC 変換中のこの一時的な電圧降下は、ADC サンプリング コンデンサまたは入力インピーダンスに関連する既知または予想される動作ですか? この影響を回避または軽減するための推奨設定 (サンプリング時間、電源切断遅延、その他の ADC 構成オプションなど) はありますか? このCASE、通常は追加の外部バッファリング (オペアンプなど) が必要ですか? この現象について詳細に説明している NXP のアプリケーション ノートや参考資料はありますか? あらゆるガイダンスやベストプラクティスをいただければ幸いです。 事前に感謝いたします。 Re: Temporary Voltage Drop Observed During ADC Conversion on NXP MCU こんにちは@ハンツ モジュール クロックと ST パラメータに関連するチャネル サンプリング時間を自分で計算できます。 Re: Temporary Voltage Drop Observed During ADC Conversion on NXP MCU こんにちは@センレント 返信ありがとうございます。主な問題は分圧器のソース インピーダンスが高いこと (R1000 = 33k、R1001 = 100k) であり、R1000 を 5k 未満に下げることが推奨される解決策であると理解しています。 念のため確認しますが、先ほどは誤ってS32K314と述べてしまいました。実際の MCU はS32K358です。 現在のハードウェア リビジョンでは、抵抗値を変更することは困難です。AN4373によれば、ADC の取得 (サンプリング) 時間を長くすると、ソース インピーダンスが高くなることもあります。 S32K358では、この分周器 (約 25 kΩ のテブナン ソース インピーダンス) で安定した 12 ビットの結果を得るには、取得時間を増やす (および/またはプリスケーラを介して ADCK を下げる) だけで十分でしょうか。 もしSOなら、推奨される最小取得時間(ADCK サイクルまたは µs 単位)はありますか?また、どの RTD/ADC パラメータがそれを制御しますか? ありがとうございます。 Re: Temporary Voltage Drop Observed During ADC Conversion on NXP MCU こんにちは つまり、分圧回路内の分圧抵抗器の抵抗値が大きすぎるためにサンプリング歪みが発生しているという問題です。 R1000 の抵抗値を 5K 未満に変更してもう一度試すことをお勧めします。 https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN12217.pdf https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN4373.pdf
View full article
S32G3でマルチA53コアを有効にするには こんにちは、 現在、S32DS を使用して C でプロジェクトを作成し、複数の A53 コアを有効にしています。ブートプロセスが完了した後の初期、アクティブ コアは M7_0 (HSE コアではない) になります。ここから A53 コアを有効にします。S32G3には8つのA53コアがあるので、すべて有効にしたいと思います。これは純粋に C (Linux ではない) で実行できますか。 ありがとうございます。
View full article
デバッグ lpc1769 の問題 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このコンテンツは元々、mcabralによってLPCWareに投稿されました。投稿日時:2012年6月14日(木) 12:11:23 MST 皆さん、こんにちは!LPC769ボードについて助けが必要なのですが… 使えなくなってしまったのでプログラミングができません。デバッグにアクセスできなくなってしまいました。ISP、ベクターキャッチ、Flashmagicを使って制御を取り戻そうと試み、CRPがアクティブでないことも確認しましたが、どれもうまくいきません。コードかPCに何か問題があるのではないかと考え始めていますが、コード自体はとてもシンプルなものです。表示されるエラーメッセージは次のとおりです。 02: 接続に失敗しました: Ep(01)。ターゲットはデバッグ不可としてマークされています。 Emu(0): コネクテッド。以前のバージョン: なし。DpID: EDB6。情報: T1S6RGRIA いいえ!供給電圧に問題はありません:) 私の机の上に未使用のボードがいくつかあるので、どなたか助けていただけると大変助かります!:( Re: Problem with debug lpc1769 LPC1769 の問題のデバッグは、特に JTAG/SWD セットアップとクロック構成に関しては難しい場合があるため、あなたの質問は非常に共感できます。私も、小さな構成の詳細が何時間も混乱を引き起こし、体系的なチェックが本当に役立ったという同様の状況に直面したことがあります。ある意味では、ハードウェアの問題を追跡することは、データの正確性を確認することに似ています。これは、 Pinellas County Valuation がすべての詳細を慎重に検証する必要があるのと同じです。根本原因がすぐに特定できることを願っています。また、この問題を共有していただきありがとうございます。同じ MCU を使用している他の人にとって役立ちます。 Re: Problem with debug lpc1769 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このコンテンツは元々、mcabralによってLPCWareに投稿されました。2012年6月19日火曜日 06:35:17 MST 引用: ゼロ ISP に切り替えて「?」を受信すると、LPC は「同期済み」と応答します。 #1 ISP に切り替えると、P2.10 がプルダウンされ、リセットされます。 #2 FlashMagic は必要なことすべてを実行します (インターフェース: なし (ISP)) #3 3.3V UART を接続するには、GND、RxD、TxD が必要です。 SO、LPCXpresso1769 ボードを使用すると、これは非常に簡単に実行できます。そして、何度も述べたように、#1 から #3 で失敗することはほぼ不可能です。 唯一難しいのは、動作する UART-USB コンバータを使用することです。SO、すべての問題の約 99% は USB 接続の取得に関連しています。 USB 接続が機能していると確信している場合 (MCU を CRP していない場合)、深刻なハードウェアの問題が発生しています :eek: あなた自身のボードと LPCXpresso1769 でも同じ問題に直面しているかどうかはわかりませんが、いくつかの独自のボードを描画した後、LPC1768/69 を失ったことはありません。 欠陥のあるソフトウェアをテストした後でも :rolleyes: FlashMagic は常に LPC を再度消去できました 🙂 わかりました、Zeroさん、ありがとうございます!もう一度試してみますが、うまく動作するとは思えません。もしかしたら、スタティックマイクロコントローラが使えなくなるという問題に遭遇したのかもしれません… Re: Problem with debug lpc1769 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このコンテンツは元々、Ex-Zero によって LPCWare に投稿されました。2012 年 6 月 19 日火曜日 06:17:37 MST 引用: ...「?」を送信すると、マイクから応答が返されるはずです。これでいいんですか? ISP に切り替えて「?」を受信すると、LPC は「同期済み」と応答します。 #1 ISP に切り替えると、P2.10 がプルダウンされ、リセットされます。 #2 FlashMagic は必要なことすべてを実行します (インターフェース: なし (ISP)) #3 3.3V UART を接続するには、GND、RxD、TxD が必要です。 SO、LPCXpresso1769ボードを使えば、これは非常に簡単に行えます。そして、何度も述べたように、1から3までの手順で失敗することはほぼ不可能です。 唯一難しいのは、動作するUART-USBコンバータを使うことです。SO、問題の約99%はUSB接続の確立に関係しています。 USB 接続が機能していると確信している場合 (MCU を CRP していない場合)、深刻なハードウェアの問題が発生しています :eek: あなた自身のボードと LPCXpresso1769 でも同じ問題に直面しているかどうかはわかりませんが、いくつかの独自のボードを描画した後、LPC1768/69 を失ったことはありません。 欠陥のあるソフトウェアをテストした後でも :rolleyes: FlashMagic は常に LPC を再度消去できました 🙂 Re: Problem with debug lpc1769 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このコンテンツは元々、mcabralによってLPCWareに投稿されました。2012年6月19日火曜日 05:43:59 MST こんにちは!UARTのテストです。受信文字をエコーするプログラムを使って試しました。これで、「USB to SERIAL (prolific)」コンバータとマイクロコントローラ間の問題は排除できました。ISP経由のプログラミングに何か問題があれば教えてください。もし間違っていなければ、TX、RX、GNDだけを接続して「?」を送信すれば、マイクロコントローラから応答が返されるはずです。これで合っていますか? Re: Problem with debug lpc1769 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このコンテンツは元々、Ex-Zero によって LPCWare に投稿されました。日付: 2012年6月16日 (土) 02:21:48 MST 1769 を USB に接続する方法については、いくつかの Thread があります。 #15 of http://knowledgebase.nxp.com/showthread.php?t=1931 http://knowledgebase.nxp.com/showthread.php?t=2709 http://knowledgebase.nxp.com/showthread.php?t=3020 Re: Problem with debug lpc1769 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このコンテンツは元々 Rob65 によって LPCWare に投稿されました (2012 年 6 月 15 日金曜日 22:07:35 MST) 引用: mcabral UART0をテストしましたが、すべて正常に動作しました。しかし、マイクロコントローラからの応答が得られません。 応答がない場合、UART0 が動作していることをどうやって確認するのでしょうか? どのようなUART-USBブリッジをお持ちですか? 2つを接続すると、両方が同じ電圧レベルを使用していることがわかります。 ボード上で RS232 レベルを変換している場合を除き、DB9 コネクタを備えたブリッジではなく、3.3 V を供給する UART-USB ブリッジのみを使用する必要があります。 ロブ Re: Problem with debug lpc1769 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このコンテンツは元々、mcabralによってLPCWareに投稿されました。2012年6月15日金曜日 13:48:35 MST UART0をテストしましたが、すべて正常に動作しています。しかし、マイクロコントローラからの応答がありません。今回は新しいマイクロコントローラで試してみましたが、明らかにISPモードに入るための手順が間違っています。引き続き試してみますが、この件に関するドキュメントを読んだので、簡単に通信できるはずです。 私の理解では、「?」という文字を送信するだけで、マイクロコントローラからの応答を受信できるはずです...(ISPモードに入った後) Re: Problem with debug lpc1769 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このコンテンツは元々、Ex-Zero によって LPCWare に投稿されました。日付: 2012年6月15日 (金) 05:41:21 MST SO、UART0 経由でどの LPC1769 にも接続できなかったということですか? それはあなたのハードウェアのテストになります:) ハードウェアに他の何か (3.3V デバイス) を接続したことがありますか? ハードウェアは何ですか? またそれをどのように LPC1769 に接続しましたか? RxD/TxD をスコープしましたか? Re: Problem with debug lpc1769 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このコンテンツは元々、mcabralによってLPCWareに投稿されました。投稿日時:2012年6月15日(金)05:12:45 MST 引用: CRP を設定したことも、ボードをいくつか破壊したことも信じられません。そのため、UART ハードウェアと FlashMagic が動作していないと思います :eek: USB-UARTブリッジをテストしたところ、すべて正常に動作しています。2つをコネクテッドし、問題なくデータの送受信ができました。その後、FlashMagicを起動し、送信されたデータを確認してデバイスシグネチャを読み取りました。すべて正常に動作しているのですが、ボードが応答しません。:confused: Re: Problem with debug lpc1769 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このコンテンツは元々、Ex-Zero によって LPCWare に投稿されました。日付: 2012年6月14日(木) 14:25:14 MST UART -> PC ハードウェアと FlashMagic が動作していることを確認できない場合は、動作しない LPC1769 について議論しても無駄です 😞 1768/1769 ハードウェア (2009 年以降) で問題が発生したことは一度もありませんが、FlashMagic で解決できました 🙂 CRP を設定したことも、ボードをいくつか破壊したことも信じられません。そのため、UART ハードウェアと FlashMagic が動作していないと思います :eek: Re: Problem with debug lpc1769 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このコンテンツは元々、mcabralによってLPCWareに投稿されました。投稿日時:2012年6月14日(木) 14:10:09 MST ロブ、ゼロ: はい、P2.10をLowにしてからボードをリセットしました。その後FlashMagicを実行したのですが、何も機能しません!:( 一方、リセット後(ISP モード)にコマンド(例:「?」)を UART0 に送信しようとしましたが、デバイスからの応答がありません...:confused: Re: Problem with debug lpc1769 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このコンテンツは元々、Ex-Zero によって LPCWare に投稿されました。日付: 2012年6月14日(木) 13:29:02 MST FlashMagic をこれらのボードのいずれかに正常に接続したことがありますか? そうしないと、UART ハードウェアに障害があるかどうかわかりません :eek: P2.10 を低くしてリセット (または USB を再接続) すると、LPC は ISP モードになります。 引用: デバッグに影響する可能性のある設定はありません。 それは正しくありません。したがって、ISP に切り替えて FlashMagic を実行することが重要です 🙂 Re: Problem with debug lpc1769 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このコンテンツは元々 Rob65 によって LPCWare に投稿され、2012 年 6 月 14 日木曜日 13:24:36 MST に投稿されました。 ISP モードに入るために何をしましたか? P2.10を接地してからリセットするか、電源を投入しますか? ロブ Re: Problem with debug lpc1769 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このコンテンツは元々、mcabralによってLPCWareに投稿されました。投稿日時:2012年6月14日(木) 13:10:32 MST 引用: カスタムボードについて話しているのですか? はい、そしていいえ!:Dカスタムボードとlpcxpresso1769を使用しましたが、どちらも結果は同じでした。 引用: これは、ISP モードの FlashMagic が LPC を読み取っていないことを意味しますか? FlashMagicとRealTermを使ってみました。ISPモードに入る手順に従った後、「?」を送信しましたが、応答がありませんでした。FlashMagicでは署名デバイスの読み取りすらできませんでした。どちらのテストも正しいシーケンスで実行したはずですが… 引用: それがわからない場合は、ごみ箱を投稿してください... デバッグに影響するような設定はありません。CRPも有効化されていません! :confused: Re: Problem with debug lpc1769 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このコンテンツは元々、Ex-Zero によって LPCWare に投稿されました。日付: 2012年6月14日(木) 12:45:49 MST 引用: ...私のボード LPC769... カスタムボードについて話しているのですか? 引用: ...使用できなくなります... これは、ISP モードの FlashMagic が LPC を読み取っていないことを意味しますか? 引用: ...コードに何か問題があります... それがわからない場合は、ビンを投稿してください:)
View full article
MWCT2D16S GPIO注入電流 NXPの専門家の皆様 MWCT2D16Sの場合、VDD_HV_A/Bは3V3、GPIO[71](PTC7)入力電圧は5V、電流制限抵抗10kを使用しているため、GPIO[71]には約0.17mAの電流が注入されます。 1.MWCT2D16S には MCU GPIO に内部ダイオードがありますか? 2.上記の適用において、自動車用ECUにリスクはありますか? MWCT2D16またはS32KがAN4731のNXP車載マイクロコントローラの注入電流の理解に記載されているのを見ないので、確認するために
View full article
S32K388: FCCU実装でeMcem initが失敗する こんにちは、チームの皆さん お客様は、RTD 5.0.0を搭載した SAF パッケージSW32K3_SAF_1.0.6_CD02_D2508を使用しており、現在、MCU0 (S32K324) および MCU1 (S32K388) 用の FCCU モジュールの構成に取り組んでいます。 S32K324: Tresos で eMcem モジュールを構成しました。 Tresos で Safebase モジュールを構成しました。 アプリケーション ソフトウェアの起動シーケンスの一部として eMcem_Init() を呼び出しました。 FCCU ペリフェラルは、Tresos 構成に従って設定されます。インジェクト機能を使用してテストし、ALARM ISR を正常にトリガーしました。 S32K388: Tresos で eMcem モジュールを構成しました。 Tresos で Safebase モジュールを構成しました。 アプリケーション ソフトウェアの起動シーケンスの一部として eMcem_Init() を呼び出しました。 問題: eMcem の初期化に失敗します。OPR 要求 (障害のクリア、状態の構成など) はいずれも機能していません。 BareMetal コードを使用して FCCU ペリフェラルを構成することをテストし、期待どおりに動作した場合、FCCU は正常に構成されました。S32K388 に関してエラッタや特別な考慮は必要ですか? 詳細は下記をご覧ください。追加情報が必要な場合はお知らせください。 ベアメタル構成: アラームハンドラーISRは偽の注入によってトリガーされます SAF パッケージのeMCEM モジュールを使用する場合、ステップ実行せずにコードを実行すると、コア リセットが発生します (このプロセス中にブート マネージャーに到達しないため、完全なマイクロコントローラ リセットではありません)。 ただし、eMcem_Init 関数を実行すると、 CONFIG状態への移行時に失敗します。このCASE、コア リセットは発生せず、システムはRUNNING状態に移行しますが、FCCUは未構成のままになります。 Tresos 構成: (前述のとおり、同じ構成が S32K324 でも動作します) ここでのどんな助けも大歓迎です。 優先度: 中 RTD SAFETY_SW 出典: 直接お客様 Re: S32K388 : eMcem init fails in FCCU implementation こんにちは@vamsilankaさん、 SAF 1.0.6 CD02 は RTD 6.0.0 でのみテストしたと思いますが、いずれにしても RTD バージョンはここでは問題にならないと思います。 以下を試していただけますか: - Config タイムアウトが検出されて、appl_Fccu_Cfg_TimeoutCallback() に到達できるか試していただけますか?いいえの場合は、ISR 190 が有効になっていることを確認してください。 これは、FCCU によってタイムアウト イベント情報が検出されたかどうかを確認するためのものです。 - 構成されたロック タイプを SOFT_LOCK から NO_LOCK に変更し、それが機能するかどうかをもう一度試してください。 これは、内部関数 378,5: eMcem_Fccu_UnlockTrans() が期待どおりに動作するかどうかをテストするためのものです。 - FCCU_MAX_LOOP_COUNT_U8 を 20 から 200 に変更してみます。 お客様の時計設定に関してタイムアウトが十分かどうかをテストします。 これら 3 つの回避策を個別に試して、どれが機能するか教えてください。 敬具、 ラドスラフ Re: S32K388 : eMcem init fails in FCCU implementation こんにちは@RadoslavB 、 お客様がデバッグ モードを有効にし、すべての構成が FCCU ペリフェラルに適用された状態でシステムが正常に CONFIG 状態になります。ただし、CONFIG 状態から NORMAL 状態には遷移しません。eMcem_Fccu_ExecuteOperationAndConfigureCtrlReg() 関数を複数回実行しましたが、結果は同じままでした。 さらに、デバッグ モードを有効にすると、fccu_configure までのコードをステップ実行しないと、システムが継続的にリセットされ、デバッグ ポートが失敗します。デバッグ ポートの障害のため、MC_RGM レジスタにアクセスしてリセットの原因を特定することができません。Trace32 に再接続するにはデバッガーで手動でリセットする必要があり、その結果、外部リセットが記録されます。 Re: S32K388 : eMcem init fails in FCCU implementation こんにちは@vamsilankaさん、 「デバッグ モードの有効化」を有効にしてみることもできます。RM ではあまり説明されていませんが、デバッグ中にタイムアウトがフリーズされる可能性があります。このオプションを有効にすると何らかの変化があるかどうかお知らせください。 私の側で試してみたところ、 eMcem_Fccu_ExecuteOperationAndConfigureCtrlReg() によるデバッグではオペレーションモードの変更が機能しないことが確認されました。そのため、FCCU オペレーションモードを適切に変更するには、この関数全体をステップオーバーする必要があります。RM には、この理由を説明する以下のヒントがあります。 ステップオーバーした eMcem_Fccu_ExecuteOperationAndConfigureCtrlReg() の呼び出しを除くすべての eMcem_Init コードをステップごとにデバッグでき、最終的に eMcem_Init() は BusFaults なしで OK を通過します。 リセットが発生した場合は、リセットステータスレジスタを確認し、根本原因を特定してください。FOSUリセットフラグの場合、何らかの障害が発生したものの、想定されたタイムアウト時間内に応答が実行されなかったことを意味します。この場合、どのFCCU/DCMROD障害が発生したかを特定してください。 Busfault についてですが、BusFault 発生時の StackFrame とすべてのシステム制御レジスタを表示できますか?FCCU init の実行で Bus Fault が発生するのは一般的ではありません。 また、OS はどの時点でも eMcem_Init の実行を中断してはなりません。OS スケジューラは他のタスクに切り替えていないと思いますか? 敬具、 ラドスラフ Re: S32K388 : eMcem init fails in FCCU implementation こんにちは@RadoslavB 、 以下の電子メールに記載されている 3 つの提案をすべてテストしたところ、一貫した動作が確認されました。437 行目で NORMAL 状態に入る前に、 fccu_configure関数のどの行にもブレークポイントを設定しないと、システムで破壊的なリセットが発生し、デバッガーにデバッグ ポートの失敗が表示されます。これは、FOSU が破壊的なリセットをトリガーする CAN が原因である可能性がありますか? fccu_configure関数にブレークポイントを設定すると、コードが停止し、FCCU ペリフェラルで構成タイムアウトが表示されます (デバッガー経由で停止したためかどうかは不明)。また、割り込み優先度が原因で、TIMEOUT_ISR ではなく OS_BusFault エラーが発生します。NVIC レジスタを確認すると、ISR 190 がアクティブと非アクティブの間で切り替わっていることがわかります。       Re: S32K388 : eMcem init fails in FCCU implementation こんにちは@vamsilankaさん、 私の側ではこのシナリオを再現できません。 デバッグ モードを有効にし、ソフト ロックを適用しましたが、すべて期待どおりに動作します。 デバッグセッションを作成しましょう。 HW へのアクセスをブロックする設定がある場合は、MPU と XRDC を無効にしてみることができます。 OS がプロセスを中断していないか、常にスーパーバイザー モードになっているかを確認します。 関連するクロック FIRC、AIPS_PLAT_CLK を確認できます。 そして、実際の FCCU 障害がないかどうかを確認できます。 敬具、 ラドスラフ
View full article
i.MX RT1170 首次启动失败。没有 JTAG,没有 UART。 我们有自己的定制 PCB,目前正在尝试将其升级。它没有反应,我们也不知道为什么。我想先介绍一下我们 PCB 的各种特长,然后再介绍一下我们尝试过的东西。 专业 我们使用的是外部 TCXO。目前处于关闭状态。 我们最终的 ROM 引导加载程序将是 flexSPI2 或非/与非(辅助引脚组)——但是 FLEXSPI_PIN_GROUP_SEL 目前为 0 根据参考手册 (IMXRT1170RM)-该芯片有一个 48MHz RC 振荡器,当外部 24MHz 晶体未准备就绪时,该振荡器可在启动期间为芯片生成 24MHz 时钟源。 我们有 USB 转 UART 和 JTAG。下面是 JTAG 原理图。 在 USB-to-UART桥接控制器上,我们短路了RX & TX,发现USB/UART外设没有问题。VDD_SOC_IN 为 1V。看起来 SoC 已完全开启,但我们在 JTAG 或非 blhost 中看不到任何东西。 使用 JTAG:它检测到了 JTAG ID — 0x088c601D —— 根据参考文档,这是正确的 ID。但随后显示"Failed to power up DAP" 。 使用 USB 至 UART:通过 blhost ping 没有响应。在 Windows 上看到的 COM 端口。 blhost -p COM4 -- get-property 0 错误:初始 ping 失败:未收到 ping 命令的响应。 没有这些工具,我们就无法检查 SoC 是否正常工作。应该没有图像,所以我们完全可以预料到它会进入串行下载器模式。 Re: i.MX RT1170 First time booting failed. No JTAG, no UART. 你好 问题似乎出在板初始启动期间,尽管检测到了 JTAG ID,但仍未建立通信。让我谈谈其中的要点: 1.电源问题:虽然您提到 VDD_SOC_IN 为 1V(这是正确的),但其他电源轨可能存在问题。在使用 RT1170 处理器的类似情况下,VDD_SNVS_DIG 电压不足会导致通信接口无法正常初始化。应检查该电压,因为 0.2V 读数将大大低于所需的工作电压。 2。启动模式配置:验证启动模式引脚是否已正确配置为串行下载器模式。如果未检测到有效映像,i.MX RT1170 应使用正确的启动引脚配置自动进入串行下载器模式。 3.检测到 JTAG 但无法启动 DAP:这通常表示电源相关问题或引脚配置不正确。您可以检测到正确的 JTAG ID (0x088C601D),但却无法启动 DAP,这表明芯片已部分正常工作。 4.对于 UART 通信:在与 ROM 引导加载程序通信时,尝试使用 sdphost 工具而不是 blhost。它们使用不同的协议,不能互换使用。ROM 引导加载程序和 MCUBoot 闪存加载程序使用不同的通信协议。 5。调试方法: -验证所有电源轨均处于适当的电压下 -根据硬件设计指南检查 JTAG 硬件设计 -使用 J-Link 控制器尝试不同的 JTAG 速度 (100-500kHz) -验证 UART 直接连接至没有中间元器件 的 TTL-USB 适配器。检测到 JTAG ID 但未能建立全面通信表明芯片已通电且部分运行,但无法完成初始化过程,可能是由于功率域或时钟配置问题。 此致 Re: i.MX RT1170 First time booting failed. No JTAG, no UART. * VDD_SNVS_DIG 似乎还可以 * 启动模式引脚现在专门配置为串行下载器模式 * 用于 UART-仍然无法通信... * 对于 JTAG-我们尝试了各种速度,但仍然无法正常工作。 还有其他想法吗?其他有助于调试的信息? Re: i.MX RT1170 First time booting failed. No JTAG, no UART. 你好@alex0、 是否可以分享您的示意图以供审查?看来它无法在 POR 状态下进入串行下载模式。 祝您愉快, Kan ------------------------------------------------------------------------------- 注: - 如果本帖回答了您的问题,请点击"标记正确" 按钮。谢谢! - 我们会在最后一次发帖后的 7 周内跟踪主题,之后的回复将被忽略 如果您以后有相关问题,请打开一个新主题并参考已关闭的主题。 ------------------------------------------------------------------------------- Re: i.MX RT1170 First time booting failed. No JTAG, no UART. 您好, 遗憾的是,我们无法共享完整的原理图,但我们可以共享其中的一部分。您有什么特别好奇的事情吗?或者有什么调试步骤可以帮助调试问题的根源? 您说在 POR 状态下似乎无法进入串行下载模式,那么是什么阻止了它这样做呢?即什么检查会干扰/返回假值) 我在此分享一些可能相关的联系 Re: i.MX RT1170 First time booting failed. No JTAG, no UART. 另一个元器件获准共享 我们有什么可以为您提供更多见解的吗?
View full article
S32K146 WDOG_EWM_IRQHandler 如何启用 WDOG_EWM_IRQHandler? 我以为我只需要设置 WDOG.CS [INT] = 1 然后启用 NVIC 条目 22 (wdog_EWM_IRQN) 即可在 WDOG.CNT 到达 WDOG.TOVAL 时强制调用 wdog_ewm_irqHandler,这样我就能在 CPU RESET 128 个总线时钟周期之后进行一些整理代码。这来自阅读 23.1.4看门狗超时反应 我正在使用运行频率为 80MHz 的 S32K146EVB-Q144 开发板 我的 WDOG 设置为(21us 看门狗,使用 8MHz SIRC) WDOG.WIN = 0 WDOG.TOVAL = 168 WDOG.CS = 0x27E0 (UPDATE=1, INT=1, EN=1, CLK=3, RCS=1, CMD32EN=1) 我的 NVIC 设置为 S32_NVIC.ISER[0] = 0x0040_0000 (第 22 位已设置) S32_NVIC.ISPR[0] = 0x0000_0000 S32_NVIC.IP[22] = 16(优先级 = 1)。 我已启用中断 General Regsiters -> primask = 0 General Regsiters -> basepri = 0 我编写了 void WDOG_EWM_IRQHandler(void)代码,并在第一行代码上设置了断点 我在 WDOG.CNT< 160 时运行了一些等待循环代码,然后在断点处停止。然后我通过开发板上的OpenSDA调试器单步执行几条指令,监测WDOG.CNT向168递增(我看到166),然后它RESET为Reset_Handler。我没有看到 WDOG.CS 改为显示 FLG=1,或非看到中断触发 我错过了什么? 谢谢 Darren Re: S32K146 WDOG_EWM_IRQHandler 你好@达伦-德 您可以参考主题 "示例 S32K144 WDOG RCM 中断"中的示例。它应该为您的应用程序提供良好的参考。 BR、VaneB Re: S32K146 WDOG_EWM_IRQHandler 希望下面的解释能对其他人有所帮助。 感谢你提供的示例代码,它帮了我大忙。 我的处理程序代码正在执行中,但是调试器没有在 wdog_EWM_IRQHandler 的断点处停止。我认为这取决于调试器无法阻止的 128 个总线周期之后 WDOG RESET CPU 的方式。 很难看出示例代码在起作用,因为 IRQ 处理程序会快速切换 LED 约 4 毫秒,然后 RESET 后 LED 会关闭。 我修改了示例代码(在将 S32K144 参考更改为 S32K146 之后)以添加一些变量。在 Reset_Handler 的开头,即在 C 变量初始化之前,插入一个断点,可以让我看到这些变量在上次 CPU RESET 之后达到的值。 我将 RCM_WSDOG_INT 更改为 0(因此代码使用的是 WDOG_EWM_IRQHandler,而不是 RCM_IRQHandler)。 我在 main.c 的顶部添加了以下变量 int wdog_called; int wdog_cs; int wdog_detected; int wdog_loop; int main_loop; 我修改了"WDOG_EWM_IRQHandler" 函数(我添加的内容以 /**/ 注释开头)。 void WDOG_EWM_IRQHandler(void) { /**/wdog_called++; /**/wdog_cs = WDOG->CS; if(WDOG->CS & 0x4000) // [14] FLG Watchdog Interrupt Flag { /**/ wdog_detected++; // WDOG->CS |= 0x4000; // Clear the flag while(1) { /**/ wdog_loop++; PTD->PTOR |= (1 << 15); // Toggle RED LED until reset } } } 我修改了"main" 函数(我添加的内容以 /**/ 注释开头) ... while(1) { /**/ main_loop++; } ... 然后,我在Reset_Handler 函数的起始位置设置了断点 然后我对开发板进行了编程然后它在 " main "(调试配置设置的一部分)处停止了 我为我的变量创建了观察表达式 然后我按下 F8(运行)键,调试器在 Reset_Handler 处停止运行,此时我可以看到以下值 wdog_called int 1 wdog_cs int 0x65e0 (Hex) wdog_detected int 1 wdog_loop int 142 main_loop int 2096993 这就是 WDOG_EWM_IRQHandler 被调用的证明。注 0x65e0 包括 0x4000(FLG 位) 然后,我在"wdog_detected++;" 行设置断点,并再次运行 调试器在 Reset_Handler 处停止,我得到了以下值 wdog_called int 1 wdog_cs int 0x65e0 (Hex) wdog_detected int 0 wdog_loop int 0 main_loop int 2097011 这证明正在调用 wdog_ewm_irqHandler,也证明调试器试图停在 " wdog_detected++; " 线路上,但在 WDOG RESET CPU 之前无法控制 CPU。在 WDOG_EWM_IRQHandler 中的任何断点都无法停止,这就是我最初认为它没有执行我的 WDOG_EWM_IRQHandler 的原因。
View full article
如何设置核心 n 的辅助线程的程序入口? 我想在核心 n 的两个线程(虚拟核心)上运行两个不同的操作系统。但我知道线程 0 会从 0xffff_fffc 获取入口。但我不知道如何设置线程 1 的入口。有没有为此目的的登记簿或特别地址? Re: What's the way to set program entrance of secondary thread of core n? 非常感谢你们的快速支持。 我想在 T4240/e6500 上实现这一功能。我只是在这里找不到具体的注册表。您对此有什么建议吗? Re: What's the way to set program entrance of secondary thread of core n? 你好 对于多核/多线程处理器,内核的线程 0 通常在启动期间从地址 0xFFF_FFFC 获取其入口点。不过,对于线程 1 而言,通常有一种不同的机制。 为线程 1 设置程序入口: 1.主线程(线程 0)负责设置和启动线程 1 2。这通常是通过特定的寄存器来完成的,这些寄存器控制辅助线程 的RESET矢量或入口点地址。确切的实现取决于您的特定恩智浦处理器,但通常涉及: 1.将线程 1 应用程序代码加载到相应的内存位置 2.将线程 1 的入口点寄存器设置为指向此位置 3。将线程 1 从RESET释放到开始执行 如果您使用的是采用 Arm Cortex 架构的处理器,这通常涉及: -将RESET向量地址写入特定 SRC(系统重置控制器)寄存器 -设置控制位以释放次要线程的RESET 此致
View full article
有关通过 RTD/MCAL 和 ICU 通知进行 IMCR 配置的问题 你好,团队 请问有关 S32K3 RTD MCAL 的问题如下? 我正在使用基于 Ip 演示的 MCAL 实现以下功能。 我发现有一点需要用 "IMCR81 "来配置 "0b0110",如下所示。 emios1_ch1<-> trgmux 如何通过 RTD 进行配置? 还是需要手动编码? 谢谢。 RTD 资料来源直接客户 来源:恩智浦内部来源:恩智浦内部 Re: Question about IMCR configuration by RTD/MCAL and ICU notification 你好@Luke_Chun、 我认为 RTD 驱动程序在配置中不支持这一点,因为端口驱动程序将支持可以连接到外部的焊盘。 不过,如果您只是想更改 IMCR81 的 SSS,我想您可以试试端口驱动程序中的这个功能: 顺祝商祺! Nhi Re: Question about IMCR configuration by RTD/MCAL and ICU notification 你好@Nhi_Nguyen 我指的是以下信息。 我没有将该引脚与 EMIOS 一起使用,我只将内部信号用于 TRGMUX 和 EMIOS。 我能再问一次检查的问题吗? 谢谢。 Re: Question about IMCR configuration by RTD/MCAL and ICU notification 你好@Luke_Chun、 IMCR81 是 PTA11。要将 PTA11 配置为 EMIOS1 通道 1,SSS 必须配置为 11。如果 SSS 为 110,则应为 LPSPI1_PCS0。如下所示: 顺祝商祺! Nhi Re: Question about IMCR configuration by RTD/MCAL and ICU notification 你好@Nhi_Nguyen 我能问一个关于功能的问题吗? 当基准设置为 NULL_PTR 时,引脚设置将不起作用。 是这样吗?   谢谢。   Re: Question about IMCR configuration by RTD/MCAL and ICU notification 你好@Luke_Chun、 通常,您必须配置与 IMCR 寄存器相对应的 MSCR 寄存器,以便输入。例如 例如,设置 EMIOS0 通道 9 的 PTA1 为输入,包括 2 个步骤:寄存器 MSCR1 设置输入或输出方向,寄存器 IMCR57 设置 SSS。 如果函数 Siul2_Port_Ip_SetInputBuffer() 中的 base = NULL_PTR,则忽略在 MSCR 中设置输入或输出的步骤。 顺祝商祺! Nhi
View full article
无法使用 nxpimage ahab update-keyblob 更新辅助 AHAB 容器集的 DEK blob。 设备:mimx9352 (i.mx93)。 SPSDK 版本: spsdk 3.4.0 启动映像布局:带有两个 AHAB 映像容器集的可启动映像: 主机组:集装箱 0(ELE),集装箱 1(SPL DDR)。 辅助集:0 号容器 -> 图像 0(BL31)、图像 1(U-Boot)、图像 2(TEE)。 DEK:256 位, key_identifier:0. 当 YAML 文件中提供 DEK blob 时,版本正常;flash.bin 上的生产时 ahab update-keyblob 仅更新 SPL 。 我参考了 https://spsdk.readthedocs.io/en/latest/examples/ahab/imx93/imx93_signed_ahab_uboot.html 如何使用 update-keyblob 选择辅助集合/容器?此命令是否支持多设置可启动映像?建议在不完全重建的情况下更新次要集的 blob 的工作流程? 谢谢, 乌代 Re: Unable to update DEK blob for secondary AHAB container set using nxpimage ahab update-keyblob. 你好@udayMouli 您是否介意使用最新的 SPSDK 工具 v3.5.0? https://github.com/nxp-mcuxpresso/spsdk/releases 了解update-keyblob 命令的用法 : https://spsdk.readthedocs.io/en/latest/apps/nxpimage.html#nxpimage-ahab-update-keyblob update-keyblob 的典型用法: https://spsdk.readthedocs.io/en/latest/images/ahab.html#ahab-update-keyblob Best Regards, Zhiming
View full article
LS1046A RDB: GPIOs for testing gpio interrupt handling performance of linux Hi, I am working with an LS1046ARDB and want to measure interrupt latency. My goal is to trigger an interrupt via an external signal generator (Input GPIO) and toggle another pin (Output GPIO) in response, measuring the delay with an oscilloscope. I am looking for accessible pins on the board headers that can be muxed as GPIOs. My idea is to use the IEEE-1588 Header (J11) but not sure if this will work and what I have to do. The Reference Manual states that EC2 pins can be configured as GPIO3 via the RCW (EC2=1). If I set EC2=1 in the RCW, will these signals be routed to J11? Are there other easily accessible Pins on the LS1046A RDB I can use for this? Thanks for your help QorIQ LS1 Devices Re: LS1046A RDB: GPIOs for testing gpio interrupt handling performance of linux Thanks for your help! This should work. I found out the GPIO_2[1], GPIO_2[2], GPIO_2[3] correspond to TP14, TP13 and TP11 Re: LS1046A RDB: GPIOs for testing gpio interrupt handling performance of linux You could use the GPIO muxed with SPI signals. GPIO_2[1], GPIO_2[2], GPIO_2[3] SPI interface is unused on RDB and terminated to test points. Please refer to "Table 3-8. SPI Signal configuration" in LS1046ARM for details.
View full article
[RTD] FlexIO I2C、DMA最適化でチャネルトラブルなし こんにちは@DanNguyenDuy Mobis は、DMA 最適化を有効にしようとしたときに、以下のように FlexIO I2C のチャネル トラブルに遭遇しました。 DevAssert(Master != NULL_PTR) でスタックしていましたが、私のレビューではチャネル インデックスに問題はないようです。 0 : LPI2C 1 : LPI2C 2 : FlexIO_0_1 : FlexIO I2C #0 / DMA 最適化 / DMA タイマー 2 3 : FlexIO_4_5 : FlexIO I2C #1 / DMA 最適化 / DMA タイマー 6 したがって、FlexIO I2c チャネル = 1 (I2c チャネル = 3) は適切ですが、実際にはチャネルは表示されません。 以下はDMA最適化されたFlexIO I2CのMobisの設定です。 なぜマスターがNULL_PTRになるのでしょうか?デバッグ方法を教えてください。 DMA 最適化を有効にすると何か問題がありますか?Scatter Gatherは次のRTD_I2C_UM.pdfに割り当てられました。 DMA 最適化設定に問題があり、STOP/NACK が適切に生成されない場合、症状が発生するCANですか?FlexIO I2C DMA の最適化例を教えていただけますか? RTD Re: [RTD] FlexIO I2C no channel trouble under DMA optimize こんにちは@alexyang 返事が遅くなってごめんなさい。I2C プラグインに含まれている RTD_I2C_UM.pdf には、FlexIO DMA 最適化を構成する方法を説明するセクションがあります。 この機能を設定するには、このセクションに従ってください。 Re: [RTD] FlexIO I2C no channel trouble under DMA optimize こんにちは@cuongnguyenphu 添付は、FlexIO I2C DMA 最適化の検証です。 これはあなたが言及した I2C_UM に基づいており、役に立ちます。 ありがとう。 BR、 アレックス・ヤン
View full article