2264470_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2264470_ja-JP

2264470_ja-JP

RW612 IEEE802.11mc/azサポート

RW612 の IEEE 802.11mc サポートに関して質問があります。

最近、 FRDM-RW612ボード2枚を使った距離測定のデモンストレーションを見ました。NXP FAE では、最初は FRDM-RW612 の購入を推奨しています。それに基づいて、私は自分で FRDM-RW612 ボードを購入し、 SDK_25.9.0をインストールし、 wpa_supplicant サンプル アプリケーション (wifi_cli も)を実行しました。

しかし、wlan-ftm-ctrlなどのコマンドを使用しようとすると、すべてのftmコマンドがHostCmd_RESULT_NOT_SUPPORT(=2)を返します。

サンプル アプリケーションでは、wifi_config.h は次のように構成されています。

#CONFIG_11MC 1を定義します

#CONFIG_11AZ 1を定義します

#CONFIG_CSI 1を定義する

#CONFIG_WLS_CSI_PROC 1を定義します

ファームウェア情報は、WLANファームウェアバージョン:rw610w-V2、IMU、FP99、18.99.6.p46、PVE_修正 1

以下の点を知りたいです:

  • RW612でIEEE 802.11mc(FTM)が正式にサポートされているかどうか

  • もしそうなら、それを有効にするにはどのような追加の設定やソフトウェアが必要ですか?

どのようなご指導でもいただければ幸いです。

Re: RW612 IEEE802.11mc/az support

こんにちは@wireless123


RW61X では 802.11mc/az はサポートされていません。

どのドキュメントを参照したかを共有していただけますか。CSI 機能を参照した可能性があります。


よろしくお願いいたします。

ショーン

Re: RW612 IEEE802.11mc/az support

88W8987 は 802.11mc/az をサポートしていますか?802.11mc/az をサポートしているデバイスを教えてください。

よろしくお願いいたします。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎12-19-2025 04:37 AM
更新人: