2259212_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2259212_zh-CN

2259212_zh-CN

如何设置核心 n 的辅助线程的程序入口?

我想在核心 n 的两个线程(虚拟核心)上运行两个不同的操作系统。但我知道线程 0 会从 0xffff_fffc 获取入口。但我不知道如何设置线程 1 的入口。有没有为此目的的登记簿或特别地址?

Re: What's the way to set program entrance of secondary thread of core n?

非常感谢你们的快速支持。
我想在 T4240/e6500 上实现这一功能。我只是在这里找不到具体的注册表。您对此有什么建议吗?

Re: What's the way to set program entrance of secondary thread of core n?

你好

对于多核/多线程处理器,内核的线程 0 通常在启动期间从地址 0xFFF_FFFC 获取其入口点。不过,对于线程 1 而言,通常有一种不同的机制。

为线程 1 设置程序入口:

1.主线程(线程 0)负责设置和启动线程 1
2。这通常是通过特定的寄存器来完成的,这些寄存器控制辅助线程

的RESET矢量或入口点地址。确切的实现取决于您的特定恩智浦处理器,但通常涉及:

1.将线程 1 应用程序代码加载到相应的内存位置
2.将线程 1 的入口点寄存器设置为指向此位置
3。将线程 1 从RESET释放到开始执行

如果您使用的是采用 Arm Cortex 架构的处理器,这通常涉及:
-将RESET向量地址写入特定 SRC(系统重置控制器)寄存器
-设置控制位以释放次要线程的RESET


此致

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎12-11-2025 03:35 AM
更新人: