Multi Source Translation Content

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

Multi Source Translation Content

讨论

排序依据:
インフォテインメント、コネクティビティ、セキュリティ:カーラジオ、オーディオ、アンプ - 市場とテクノロジーの最新情報 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> インフォテインメント市場の動向とNXPの最新テクノロジーに関する最新情報。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> インフォテインメント市場の動向とNXPの最新テクノロジーに関する最新情報。 オーディオ処理と増幅
查看全文
Time Sensitive Networking(TSN)による産業用ネットワーキングの次の波 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> インダストリアルOEMは、デバイスでサポートする必要のある多数のネットワークプロトコルに悩まされてきました。新しいIEEEタイムセンシティブネットワーキング(TSN)規格は、複数の独自のプロトコルを共通のIEEEベースの規格に統合することを提供します。TSNで何ができるかを学びに来てください。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> インダストリアルOEMは、デバイスでサポートする必要のある多数のネットワークプロトコルに悩まされてきました。新しいIEEEタイムセンシティブネットワーキング(TSN)規格は、複数の独自のプロトコルを共通のIEEEベースの規格に統合することを提供します。TSNで何ができるかを学びに来てください。
查看全文
具备 SafeAssure ®认证功能的 i.MX 8 MCU — 摄像头、视频、音频、可信环境 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 本课程将解释为 i.MX 8 提供的几种软件解决方案。SafeAssure 软件允许进行系统分区,充分利用 i.MX 8 的一些安全功能。Fast Path 软件允许在 2 个网络接口之间路由/桥接数据,以最大限度地提高数据路由性能,同时将主处理器的 CPU 负载要求降至最低。可信环境允许充分利用 Arm ® Trustzone 功能。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 本课程将解释为 i.MX 8 提供的几种软件解决方案。SafeAssure 软件允许进行系统分区,充分利用 i.MX 8 的一些安全功能。Fast Path 软件允许在 2 个网络接口之间路由/桥接数据,以最大限度地提高数据路由性能,同时将主处理器的 CPU 负载要求降至最低。可信环境允许充分利用 Arm ® Trustzone 功能。
查看全文
WillyFog_Milestone_2 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このマイルストーンでは、新しく実装された機能は次のもので構成されます。 - ログイン/ログアウト機能の追加 - 管理者ユーザーが新しいユーザーを追加できるようにする - ユーザーごとにデバイスを分離し、デバイスごとにコマンドを分離する - ソニーのプロトコルを使用するデバイスへのIR学習機能の追加 - デバイスが学習モードのときにLEDを点灯させる (マイビデオで視聴) Linux Embedded Challenge 2017 (英語)
查看全文
快速物联网原型开发套件_Connects China <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 了解如何将物联网构想转化为概念验证,就像 1-2-3 一样简单,实现互联、安全、小型化的物联网终端节点。快速物联网套件集成了 30 多个有源组件(11 个 NXP 部件)以及驱动程序、中间件、示例应用程序,并具有基于 GUI 编程的创新 Web IDE,以及移动应用程序和物联网云服务。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 了解如何将物联网构想转化为概念验证,就像 1-2-3 一样简单,实现互联、安全、小型化的物联网终端节点。快速物联网套件集成了 30 多个有源组件(11 个 NXP 部件)以及驱动程序、中间件、示例应用程序,并具有基于 GUI 编程的创新 Web IDE,以及移动应用程序和物联网云服务。
查看全文
HMB-N2042 スレッド コネクテッドホームを現実にする <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 家庭でのモノのインターネット(IoT)を実現するためには、企業はIPv6ベースのメッシュネットワークプロトコルからエンドユーザーエクスペリエンスまで、あらゆる側面に対応するオープンエコシステムアプローチが必要です。このクラスでは、Threadがスマートホームの状況にどのように適合するか、Threadが提供する主な利点、およびNXPが提供するビルディングブロックとThreadエコシステムの他のリソースを使用して、Thread製品コンセプトをアイデアから市場に製品化する方法について説明します。 ビデオプレゼンテーションを見る <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 家庭でのモノのインターネット(IoT)を実現するためには、企業はIPv6ベースのメッシュネットワークプロトコルからエンドユーザーエクスペリエンスまで、あらゆる側面に対応するオープンエコシステムアプローチが必要です。このクラスでは、Threadがスマートホームの状況にどのように適合するか、Threadが提供する主な利点、およびNXPが提供するビルディングブロックとThreadエコシステムの他のリソースを使用して、Thread製品コンセプトをアイデアから市場に製品化する方法について説明します。 ビデオプレゼンテーションを見る スマートホーム&ビル
查看全文
Flash Programmer Taskを使用したスタンドアロンプログラミング <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> スタンドアロン プログラミングは、CodeWarrior 10 でのプログラミングにデバッガが必要ない場合に広く使用されています。したがって、人々はプロジェクトファイルとソースファイルを使用せずに、elf / s19ファイルのみをプログラムターゲットに使用します。 Erich Stygerが書いた、ターゲットプログラミングのスタンドアロンプログラマとして「Flash File to Target」を使用することについて書かれた非常に有名な記事があります。 https://mcuoneclipse.com/2012/08/02/standalone-flash-programmer/   この方法に加えて、 Flash Programmer Task はスタンドアロンプログラミングにも適しています。私が知っているように、一部のお客様は、プログラミング中にチェックサム、ダンプフラッシュなども行うことができるため、この方法を使用することを好みます。以下では、 Flash Programmer Task のブレインストーミングの活用方法を順を追って紹介します。この記事はCodeWarrior 10.6.4およびFRDM-K64ボードに基づいていますが、方法はすべてのKinetis、HCS08、HCS12Zなどのデバイスで同じです   詳しくは添付の記事と動画をご覧ください。 全般
查看全文
USB Type-C の概要 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> USB Type-CおよびUSB-Power Deliveryとは何ですか?なぜ家電製品やモバイルコンピューティング製品がこの新しいType-Cコネクタを採用しているのですか?このコネクタを使用する利点と欠点は何ですか?USB Type-CとPowerDeliveryの未来はどうなるのでしょうか。このセクションでは、NXP(SIP)がこの新しいテクノロジーとエコシステムについて大まかに紹介します。このセクションは、市場とエコシステム主導の議論であり、技術的に激しい議論ではありません。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> USB Type-CおよびUSB-Power Deliveryとは何ですか?なぜ家電製品やモバイルコンピューティング製品がこの新しいType-Cコネクタを採用しているのですか?このコネクタを使用する利点と欠点は何ですか?USB Type-CとPowerDeliveryの未来はどうなるのでしょうか。このセクションでは、NXP(SIP)がこの新しいテクノロジーとエコシステムについて大まかに紹介します。このセクションは、市場とエコシステム主導の議論であり、技術的に激しい議論ではありません。
查看全文
CIT-N1904 互联网无处不在 - 智能天线解决方案铺平从 4G 和 Wi-Fi 到 5G 的道路 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 由于 5G 解决方案仍处于设计阶段,恩智浦提供基于 RF 的解决方案以满足不断增长的数据需求。这些解决方案被称为 4.5G,基于现有 4G 和 Wi-Fi 技术的智能组合,将实现地球上任何地方的高吞吐量互联网连接。本讲座将向您展示现有的 4G 和 Wi-Fi RF 解决方案,以及如何将它们用于 4.5 G 网络,以及需要采取哪些步骤将这些解决方案引入 5G 网络。 观看视频演示 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 由于 5G 解决方案仍处于设计阶段,恩智浦提供基于 RF 的解决方案以满足不断增长的数据需求。这些解决方案被称为 4.5G,基于现有 4G 和 Wi-Fi 技术的智能组合,将实现地球上任何地方的高吞吐量互联网连接。本讲座将向您展示现有的 4G 和 Wi-Fi RF 解决方案,以及如何将它们用于 4.5 G 网络,以及需要采取哪些步骤将这些解决方案引入 5G 网络。 观看视频演示 智能城市和智能基础设施
查看全文
DFUSec 编程 API <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 提供一个简单的编程 API,允许针对不同类型的存储器(例如 NOR 或 NAND FLASH 或基于 EEPROM 的存储器)定制开发编程算法。通过将编程算法和不同的程序映像与 DFUSec 工具混合作为不同的步骤,单个编程序列可以通过 USB 在单个 DFUSec 编程周期中对所有非易失性存储器和存储器区域进行编程!本节讲解创建新编程算法的过程。 编程算法创建过程 编程算法是在目标硬件上运行的可执行程序,并使用 LPC18xx/43xx 的 DFU 启动功能通过 DFUSec 下载到电路板。每个编程算法都有独特的代码来处理它将要编程的内存。 要创建一个新的编程算法需要以下步骤: 下载 DFUSec 编程 API 示例(此处)。这提供了调用编程 API 的 DFU 流代码、几个参考驱动程序(模拟 IRAM、内部 FLASH、SPI FLASH)和几个用于构建可执行编程算法映像的项目。这些示例需要下面附加的 LPC18xx CMSIS 库。尽管示例在 LPC18xx CMSIS 源树中构建,但生成的二进制文件应该在具有常见外围设备的 LPC43xx 设备上执行(因为它使用 M3 指令集)。 使用支持的 API 函数为新内存类型编写新的驱动程序 使用 DFU 流代码编译驱动程序,以获得二进制形式的可执行编程算法 使用 DFUSec RAW/HDR 模式选项卡,生成带有标头的二进制文件 编程 API 函数 dfusec_programming_api.h 头文件包含必须为 DFU 流代码驱动程序开发的函数原型和共享数据结构。该驱动程序需要一个全局函数来初始化非易失性存储器接口和设备,并准备定义非易失性设备内存区域和回调函数的数据结构。该结构提供了五个附加函数(通过间接调用),分别用于处理区域擦除、完全擦除、编程、验证和地址检查。并非所有这些函数都需要执行某些操作。 编程 API - algo_flash_init() 函数 需要提供的第一个函数是 algo_flash_init() 函数。此函数由 DFU 流处理器调用,用于初始化非易失性存储设备,返回 DFU 流缓冲区的指针和大小,并返回 FLASH 配置结构和回调函数。该函数的原型如下: /* 初始化设备编程能力 */ DFUPROG_REGION_T *algo_flash_init(void **buffer,int32_t *buffer_size); style="color:rgb(100, 100, 100);font-family:Arial, sans-serif;font-size:12px" 缓冲区大小必须是 64 字节的倍数(DFU 最大数据包大小) typedef struct { int32_t num_regions; /* 设备上的程序区域数量 */ /* 缓冲区应为 32 位对齐 */ 无效*缓冲区; /* 必须至少为 64 字节或 DFU 最大数据包大小,并且必须 是最大数据包大小的一个因子(1x、2x、3x 等)*/ uint32_t缓冲区大小; const PROGALGOS_T *pprogalgos; const DFUPROG_REGZONE_T *pregions; /* 地址和区域大小数组 */ } DFUPROG_REGION_T; /* 函数指针类型和函数数组 */ typedef int32_t (* progalgo_flash_erase_region) (uint32_t,uint32_t); typedef int32_t (*progalgo_flash_erase_all) (void); typedef int32_t (* progalgo_flash_write) (uint32_t,uint32_t); typedef int32_t (* progalgo_flash_verify) (uint32_t,uint32_t,uint32_t); typedef int32_t (* progalgo_verify_range) (uint32_t,uint32_t); typedef struct { progalgo_flash_erase_region 擦除区域; progalgo_flash_erase_all 擦除所有; progalgo_flash_write 写入; progalgo_flash_verify 验证; progalgo_verify_range vrange; } PROGALGOS_T; 共享 DFU Streamer 编程信息结构 /* 从 DFUSec 收到的特定步骤的编程信息 */ #定义DFUPROG_VALIDVAL 0xDB001843 typedef struct { int32_t stepnum; /* 步数,0 - 9 */ uint32_t imagesize; /* 图像大小(以字节为单位)*/ uint32_t address; /* 开始图像编程或开始擦除的地址 */ int32_t regionsize; /* 'eraseregion' 擦除区域的大小 */ int32_t erasregion; /* 擦除区域标志,如果为 !0,则擦除区域 */ int32_t erasfulldevice; /* 如果为 !0,则擦除整个设备 */ int32_t 参数;/* 可选参数值 */ uint32_tvalidatetag;/*必须是DFUPROG_VALIDVAL的值*/ } DFUSEC_PROGINFO_T; 外部 DFUSEC_PROGINFO_T dfusec_proginfo; 构建编程算法 当前可用于构建编程算法的预配置项目仅适用于 Keil uVision4 工具链。要使用您的驱动程序构建项目,请打开一个预配置的项目,并用新的驱动程序替换 DFUSec_programming_algorithm 组下的文件。单击“build”以编译并链接图像。构建周期的最终结果将是一个带有 .bin 的二进制图像扩大。 在编程算法中添加 UART 日志输出支持 LPC18xx/43xx DFUSec编程API工具 构建日期:2012年7月19日:15:03:24 初始化 USB 接口 初始化DFU 连接 USB 步数 = 0 图像大小 = 4724 地址 = 10080000 区域大小 = 00004000 擦除区域 = 0 擦除设备 = 0 验证标签 = db001843 程序周期完成 将标头附加到编程算法二进制文件 准备与 DFUSec 工具一起使用的编程算法的最后一步是将启动头附加到上一步生成的二进制文件中。DFUSec 工具无法直接启动二进制文件,需要此标头。 要生成标题,请运行 DFUSec 工具并单击 HDR/RAW 模式选项卡。对于二进制框,选择.bin要为其创建标题的文件。 然后点击“生成带头的二进制文件”按钮,生成一个新文件。将在与 .bin 相同的目录中创建一个新文件.hdr 文件扩大。 这个 .hdr文件是您的编程算法文件,应与 DFUSec 的程序模式选项卡中的 Algo 框一起使用。
查看全文
NXP Technology Days - 武漢 - 2016年10月27日 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> デザイン、ソフトウェア、サービス APF-DES-T2233 - Kinetis KWマイクロコントローラおよびスレッド  APF-DES-T2229 - Kinetis 新製品、KE+、K8x &KL8xの  セキュアなコネクテッド&自動運転車 APF-AUT-T2295 - ハンズオンワークショップ:新しいPMSMをステップバイステップでチューニングする方法  セキュアなモバイル、ヘルスケア、ウェアラブル APF-MHW-T2232 - ウェアラブル用LPC541xx  スマートマシナリー&インダストリアルオートメーション APF-SMI-T2225 - 産業用および医療用モーションセンサー
查看全文
I2C クロック ストレッチの問題 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 一部のお客様は、I2Cの使用時にクロックストレッチの問題に遭遇しました。実際には、最初に心に留めておくべきは、時計のストレッチは通常、主人ではなく奴隷によって行われるということです。  マスターとしてのKinetiがI2Cデバイスに接続する場合、クロック・ストレッチはスレーブ・デバイスによって行われるべきです。 この場合、スレーブデバイスは、データが利用可能になるまでクロック信号をローに保持する必要があります。マスター側でクロックストレッチを有効にするために行う必要のあることは何もありません。 では、コードはクロックのストレッチをどのように処理しますか?スレーブは 、最初にread_startをハイに切り替え、データレジスタを読み取って実際に転送を開始する必要があります。次の点に注意してください。 データレジスタから読み取られたものが、実際に転送をトリガーします。お客様はいつもこの点を見逃していました。
查看全文
MMUアシスト・レジスタ・コンフィギュレータ このExcelツールは、e200zコアでMMUを構成するのに役立ちます。これは、TLBエントリの選択された構成に対するLauterbachデバッガのasmコードとコマンドを生成します。 このExcelツールは、e200zコアでMMUを構成するのに役立ちます。これは、TLBエントリの選択された構成に対するLauterbachデバッガのasmコードとコマンドを生成します。
查看全文
DES-N1842 - QorIQプロセッサおよびQorIQ LSシリーズ上のONLおよびONIE <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ホワイトボックススイッチは、その上で実行されるソフトウェアとは無関係に販売されるネットワークスイッチです。Open Network Linux(ONL)は、スイッチ上で動作する「ネットワークオペレーティングシステム」の基盤として使用されます。Open Network Install Environment(ONIE)は、ネットワーキング オペレーティング システムをスイッチにインストールするために使用されるソフトウェアを作成するために使用されます。このプレゼンテーションでは、NXPのQorIQ P2041およびQorIQ T2080プラットフォーム上のONL/ONIEへの関与と、LS2085のロードマップに焦点を当てています。このセッションでは、NXPのONL/ONIEおよびホワイトボックス市場へのアプローチについて詳しく説明します。 ビデオプレゼンテーションを見る <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ホワイトボックススイッチは、その上で実行されるソフトウェアとは無関係に販売されるネットワークスイッチです。Open Network Linux(ONL)は、スイッチ上で動作する「ネットワークオペレーティングシステム」の基盤として使用されます。Open Network Install Environment(ONIE)は、ネットワーキング オペレーティング システムをスイッチにインストールするために使用されるソフトウェアを作成するために使用されます。このプレゼンテーションでは、NXPのQorIQ P2041およびQorIQ T2080プラットフォーム上のONL/ONIEへの関与と、LS2085のロードマップに焦点を当てています。このセッションでは、NXPのONL/ONIEおよびホワイトボックス市場へのアプローチについて詳しく説明します。 ビデオプレゼンテーションを見る デザイン |ソフトウェア&サービス
查看全文
SMI-N1805 NXP 功能安全产品组合 - 简介 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 设计师有一个借助恩智浦功能安全微控制器产品组合,实现功能安全标准的简单方法。 在本次会议中,我们将介绍如何将安全功能应用到汽车和工业市场以及恩智浦为每一步提供的产品支持。 观看视频演示 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 设计师有一个借助恩智浦功能安全微控制器产品组合,实现功能安全标准的简单方法。 在本次会议中,我们将介绍如何将安全功能应用到汽车和工业市场以及恩智浦为每一步提供的产品支持。 观看视频演示 智能机械和工业自动化
查看全文
What is and how to configure the eDMA channel linking feature Hello Kinetis fans, This time I bring to you a document which explains what is and how to configure channel linking feature which is present in the Enhanced Direct Memory Access (eDMA). If you are interested in the scatter/gather feature, please take a look into the document What is and how to configure the eDMA scatter/gather feature. I hope you find this document useful. Best regards, Earl Orlando Ramírez-Sánchez Technical Support Engineer NXP Semiconductors Re: What is and how to configure the eDMA channel linking feature The description is great.  Can example code be provided?
查看全文
Digi: ConnectCore Accerelate Your Application Development-Freescale i.MX Module Presented by Bin Zhang, Digi International Presented by Bin Zhang, Digi International
查看全文
wxWidgets on i.MX Assemble wxWidgets version 2.8. TinyX used. Powered by touchscreens 4 "- 8".
查看全文
FRDM-K64F-AGM01.pdf <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 这是在飞思卡尔传感器融合工具箱软件上设置 FRDM-K64F-AGM01 的分步指南文档。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 这是在飞思卡尔传感器融合工具箱软件上设置 FRDM-K64F-AGM01 的分步指南文档。 加速度传感器 陀螺仪 磁力传感器 传感平台
查看全文
Motor Control and Power Conversion Application Development with Kinetis V Series Microcontrollers based on ARM® Cortex®-M Core The new Kinetis V series of MCUs enables ARM® Cortex®-savvy developers to create advanced motor control and power conversion solutions with Cortex-M0+, Cortex-M4 and Cortex-M7 based devices, spanning a wide range of packages, pinouts and features for low-cost to high-performance applications. This class provides an overview of the trends, solutions and roadmaps offered by Freescale, details on the Kinetis V series product families, the available enablement hardware and software to jump-start your motor control system design. Presented by Lorenzo Daniele Presented at DwF Istanbul - May 12, 2015 Session ID: EUF-IND-T1473 The new Kinetis V series of MCUs enables ARM® Cortex®-savvy developers to create advanced motor control and power conversion solutions with Cortex-M0+, Cortex-M4 and Cortex-M7 based devices, spanning a wide range of packages, pinouts and features for low-cost to high-performance applications. This class provides an overview of the trends, solutions and roadmaps offered by Freescale, details on the Kinetis V series product families, the available enablement hardware and software to jump-start your motor control system design. Presented by Lorenzo Daniele Presented at DwF Istanbul - May 12, 2015 Session ID: EUF-IND-T1473 Kinetis Cortex®-M Microcontrollers
查看全文